2178236_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2178236_ja-JP

2178236_ja-JP

GMAC0 クロックが s32g2 カーネルで動作しない - Linux BSP-43

こんにちは、皆さん。

私たちは、カスタム ボードで gmac0 が MII モードで PHY とインターフェースしている Linux BSP-43 の問題を解決しようとしています。

問題の詳細は下記のチケットに記載されています。このチケットを調査している NXP の担当者は休暇中です。誰か解決を手伝ってもらえませんか。私たちはすでにこれを優先して取り組むために多くの時間を費やしてきました。

https://community.nxp.com/t5/S32G/GMAC0-in-MII-mode-on-s32g2-not-getting-the-clk/mp/2170925#M14910

よろしくお願いいたします。

ミスバ

Re: GMAC0 Clock not working on s32g2 kernel - Linux BSP-43

こんにちは@khan_misbahさん

私の理解では、GMAC を MII モードで設定する必要があるということです。BSP は RDB2 ボード用であり、MII イーサネット PHY がないため、MII を構成するための簡単な手順はありません。このリクエストについては社内チームにお問い合わせする必要がありますが、祝日のためほとんどのメンバーが不在であることをご了承ください。彼らからのフィードバックを得るまでに時間がかかることをお詫び申し上げます。


できるだけ早くご連絡させていただきます。

ご理解のほどよろしくお願いいたします

Re: GMAC0 Clock not working on s32g2 kernel - Linux BSP-43

こんにちは、 @khan_misbahさん

緊急性は理解しておりますが、ご参照の投稿を確認し、問題と現在の状況を把握するために少し時間をください。


よろしくお願いします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 05:45 PM
更新人: