2181198_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2181198_ja-JP

2181198_ja-JP

LMT101ENMFWD-ACD LCD 10.1インチ HDMI、i.MX 8M Plus EVKボード搭載

こんにちは、

私は、HDMI 接続を介してi.MX 8M Plus EVKボードでLMT101ENMFWD-ACD LCD 10.1 インチを使用しています。

i.MX 8M Plus EVKLF_v6.12.34-2.1.0_images_IMX8MPEVK.zipイメージを書き込みました


ボードを起動すると、デフォルトの解像度によりディスプレイ上のコンテンツが圧縮されます。

weston.iniファイルを更新しようとしましたが、影響はありません。


解像度を更新する方法を段階的に教えていただけますか?


よろしくお願いします。

エスラム

グラフィックスとディスプレイi.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノRe: LMT101ENMFWD-ACD LCD 10.1'' HDMI with i.MX 8M Plus EVK Board

こんにちは、

HDMI ポートを使用している場合は、次のコミュニティ ドキュメントを参照してください。非常に簡単です。
https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/HDMI ピクセルクロックの変更方法とパネルの変更方法/ta-p/2131344

これがお役に立てば幸いです。
よろしくお願いいたします。
アルド。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:44 PM
更新者: