こんにちは、
Matlab と Simulink (モデルベースデザイン) で freemaster 関数を使用したいと考えています。このトピックに関するプロジェクトや例は見つかっていません。SO、誰かがこの件に関するプロジェクトを持っているかどうかはわかりません。(S32K344ファミリのマイクロプロセッサを使用しています)。さらに、フリーマスターの使い方ガイドがどこにあるのか、新しいインターフェースをどうやって作成するのかがわかりません。
私の目標は、すべての変数を確認し、それらのデータを使用して新しいプロットを生成できる新しいインターフェースを作成することです。
よろしくお願いいたします。
こんにちは@JonAnder_Amanteまたは@JonAnder
まず、複数のアカウントではなく、1 つのアカウントのみを使用してください。
2番目に、このThreadに解決策が提示されました: MDBでプログラムをロードしようとすると問題が発生する - NXPコミュニティ
3 番目に、同じThreadに返信していただき感謝いたします。同じトピックについて 2 ~ 3 つのThreadを開くのではなく、そこで会話を続けることをお勧めします。
よろしくお願いいたします。
ステファン V.
こんにちは、
私はモデルベースデザインで SImulink のモーターの例を使用していますが、プログラムをロードするときに freemaster のインターフェイスをどのように使用できるかが質問です。
さらに、私のプロジェクトがマイクロプロセッサにロードされるかどうかわかりません (MCSPTE1AK344 のキットを使用しています)。マイクロプロセッサをロードしようとすると問題が発生します。表示されるメッセージは次のとおりです (「詳細を表示」をクリックしたとき)。
プロジェクトの目的で接続し、評価用のキット MCSPTE1AK344 をシミュレートし、エラーを検出し、接続を許可しません: GNU gdb (GDB src=ga98a3c7ad40 bld=ga98a3c7ad40 ) 15.1 Copyright (C) 2024 Free ソフトウェア Foundation, Inc. ライセンス GPLv3+: GNU GPL バージョン 3 以降 < http://gnu.org/licenses/gpl.html >これはフリーソフトウェアです。自由に変更したり再配布することができます。法律で認められる範囲において、保証はありません。詳細については、「コピーを表示」および「保証を表示」と入力してください。この GDB は、「--host=x86_64-w64-mingw32 --target=arm-none-eabi」として設定されました。設定の詳細については、「show configuration」と入力してください。バグ報告の手順については、< https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/ > を参照してください。GDB マニュアルおよびその他のドキュメント リソースは、オンラインで < http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/ > から入手できます。ヘルプを表示するには、「help」と入力してください。「apropos word」と入力して、「word」に関連するコマンドを検索します... C:/ユーザー/110958/Documents/MATLAB/Examples/R2022b/nxps32k3/s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct/s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct.elf からシンボルを読み取っています... 接続できませんでした (エラー 138): システムは、単一または複数のディレクトリに接続することを意図しています。ターゲットがexec'+のときはこれを行うCANできません
こんにちは、
質問があります。Freemaster を使用する場合、S32 Design Studio というアプリケーションをインストールする必要がありますか、それとも Matlab と Simulink だけが必要ですか?さらに、.elfを開かなければならないFreemaster を使用するにはファイルが必要ですか、それとも他に何かする必要がありますか?
よろしくお願い申し上げます。
こんにちは@J
fmフォルダーとs32k3xx_freemasterサンプル モデルは見つかりましたか?
上記の説明は分かりましたか?
また、最新のNXP Model-Based Design Toolbox for S32K3 バージョン 1.7.0 をインストールすることをお勧めします - NXPコミュニティ
お知らせ下さい、
ステファン V.
こんにちは、
私が使用しているバージョンは次のとおりです。
NXP_MBDToolbox_S32K3xx (バージョン 1.4.0)
NXP_Support_Package_S32Kxx (バージョン 1.4.0)
よろしくお願い申し上げます。
こんにちは@JonAnder 、
はい、S32K3\src\S32K3_Examples\fm\s32k3xx_freemaster\フォルダ内にs32k3xx_freemaster.mdlという、FreeMASTER用のSimulinkブロックを使用するS32K344の例があります。
CTRL+B (ビルドとデプロイ) を押した後、 s32k3xx_freemaster.pmpxを開いて FreeMASTER でデータを視覚化できます。
FreeMASTER Config ブロックを開いて [ヘルプ] を押すと、詳細が記載された新しいドキュメント ウィンドウが開きます。
S32K3xx 用のどのバージョンの MBDT を使用していますか?
最新のNXP モデルベース デザイン ツールボックス for S32K3 バージョン 1.7.0 をインストールすることをお勧めします - NXP コミュニティ
喜んでお手伝いします。
ステファン V.