2177354_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2177354_ja-JP

2177354_ja-JP

qspi 実行中の pfe_master プロジェクト

こんにちは、NXP

私は RDB2 ハードウェアで S32G をテストしていますが、QSPI で実行できる M コア PFE マスター プログラムが見つかりません。M コアが PFE 経由で UDP データを問題なく送信できるようにしたいのですが、そのためのルーチンはありますか?

BR。

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、 @youke

要求したサポート CASE が作成され、詳細情報が記載されたメールが送信され、そこでプライベート構成/コードを簡単に共有できるようになります。

引き続き、PFE の問題をサポートさせていただきます。


BR
チェイン

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、チェンイン

「いくつかの時計」とは時計のどの部分を指しますか?

BR。

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、チェンイン

Mpu_Configuration この機能は PFE マスターの使用に影響しますか?CAN実行をスキップできますか?

BR。

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、チェンイン

ご返答ありがとうございます。時計セクションのトラブルシューティングを続けます。


BR。

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、 @youke

ご返信ありがとうございます。

共有された画像で発生した問題を調査したところ、デバッグから、それはクロックの問題に関連しており、デフォルト設定がデバッガーの目的で行われているため、一部のクロックが正しく有効化されていないことがわかりました。

MCU モジュールから必要な対応するクロックを有効にして、イメージを再構築することをお勧めします。これにより、ボードが起動し、フレームが正しく送信されるはずです。


BR

チェイン


Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、チェンイン

初期化コードには対応する変更を加えていません。メイン関数内の未使用の関数をいくつかコメント アウトしただけです。
これらは IVT の QSPI 関連のパラメータです。それらはCAN影響を与える可能性がありますか?
他にどのような変更を加える必要がありますか?

youke_0-1760424551817.png

BR。

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、 @youke

ご返信ありがとうございます。

共有していただいたイメージを確認したところ、QSPI ブート中のクロック初期化に問題があるようですが、デフォルト設定で何を変更したのかわかりません。


BR

チェイン

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、チェンイン

これが関連文書です。

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、 @youke

ご返信ありがとうございます。

使用されている elf/raw バイナリ/リンカー ファイルを共有できるかどうか教えてください。確認をお手伝いします。

この公開コミュニティで共有することが不都合な場合は、お知らせください。プライベートセッションの作成をお手伝いします。


BR

チェイン

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、チェンイン

テストの変更に従いましたが、正常に起動しませんでした (コードはログを出力するために uart1 をオンにしましたが、電源投入後に関連するログは印刷されません)


BR。

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、 @youke

ご返信ありがとうございます。

RAM 開始ポインターも 0x34390000 に変更して、もう一度試してみてはいかがでしょうか?


BR

チェイン

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、チェンイン

マップファイルがアップロードされました。確認してください

BR。

Re: qspi running pfe_master project

ありがとう、 @youke

確認のためマップファイルを共有していただけますか?


BR

チェイン

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、チェンイン

PFE-DRV_S32G_M7_MCAL_1.3.0\example_application\run_main_RDB2.cmm でデバッグをテストしたところ、正常に動作しました。
次のように blob ファイルを追加して qspi の起動をテストします。

youke_0-1760083073438.png


BR。

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、 @youke

フィードバックありがとうございます

つまり、LWIP プロジェクトを使用した PFE マスターはデバッガー経由では正常に動作するが、QSPI にフラッシュしたときに QSPI ブートに失敗するということですか?

elf ファイルをテストするために使用した CMM ファイルを教えていただけますか? また、生のバイナリから blob イメージを生成する手順を共有していただけますか。


BR

チェイン

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、チェンイン

このルーチンをテストしました。今度は、単に ping テストを実行したいのですが、cmm デバッグをテストし、動作しますが、QSPI にフラッシュした後、起動できません。qspi で使用できる pfe マスター ルーチンはありますか?

BR。

Re: qspi running pfe_master project

こんにちは、 @youke

ご投稿ありがとうございます。

UDP は IP プロトコルに基づいているため、M コアの観点から PFE 経由で UDP パケットを送信するには、PFE ドライバと IP スタック (たとえば、LWIP) を組み合わせる必要があります。詳細については、PFE MCAL の example_application ディレクトリにあるデモを参照することをお勧めします。

chenyin_h_0-1759219361788.png


BR

チェイン



BR
チェイン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 05:44 PM
Updated by: