NXP Tech Blog

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

NXP Tech Blog

weiping_liu
NXP Employee
NXP Employee

 

  There are many open-source low-light AI-ISP models. The table below is a comparison table provided by Copilot. 

 

Algorithm

GitHub

Type

i.MX95 NPU Suitability

 

MSR (Retinex)

jsrsinchana/.../MSR-algorithm

Non-AI (ISP)

Medium

 

Zero-DCE++

arnabroy734/low_light_enhancement

Lightweight CNN + Curve

Very High

 

RetinexNet

weichen582/RetinexNet

CNN (Retinex)

Medium

 

EnlightenGAN

VITA-Group/EnlightenGAN

GAN (CNN)

Very High (lite)

 

FLOL

cidautai/FLOL

Lightweight CNN

High

 

SNR-aware

JIA-Lab-research/SNR-Aware

Transformer + CNN

Low

 

KinD

zhangyhuaee/KinD

Retinex + CNN

Medium

 

RetinexNet-lite

Derived

Light CNN

Medium

 

EnlightenGAN-lite

Derived

Small CNN

Very High

 

Fast LLIE CNN

Various

Small CNN

High

 

 

Tested above open-source models with UVC to perform performance evaluation on the exip-os08a20 module with linear mode. Found that SCI(GitHub - vis-opt-group/SCI: [CVPR 2022] This is the official code for the paper "Toward Fast, Flexib...) computation is relatively small, low-light performance is good in subjective evaluations, and it can basically run on the IMX95. The testing method involves copying the tflite file and test script to the /root/ directory of the IMX95 and running the following command: `python3 test_sci_cvpr_illu_imx95_int8.py --model sci_tpami_illu_imx95_int8.tflite`. The comparison interface shown below is displayed.

weiping_liu_0-1784087656398.pngweiping_liu_0-1784087656398.png

 

 

更多
0 0 344
Keita_Nagashima
NXP Employee
NXP Employee

NXPのインターフェース製品についてまとめたページです。

I²C / I3C / SPI といったIC間通信から、CANのような車載・産業用途で不可欠なフィールドバス、さらに電圧レベル変換や USB Type‑C まで、インターフェース技術は用途に応じて多様化・高度化しています。

本ページでは、NXPのインターフェース関連技術・製品について、

「基礎を理解する → 実際に動かす → 挙動を読み解く」

という流れで、日本語技術記事を体系的にまとめています。

初めて通信を学ぶ方はもちろん、「なぜ動かないのか」「この波形は正しいのか」といった設計・デバッグの課題に直面している技術者の方向けのお役立ちコンテンツもあります。目的に応じて、気になるカテゴリからご活用ください。

阅读更多内容...

更多
1 0 1,419
akifumiokano
NXP Employee
NXP Employee

産業用途で要求されるさまざまなセンサや,電圧・電流の高精度測定にはマイコン内蔵の汎用ADコンバータでは実現できません.
これまでにも「産業用途向け」とした専用品は各社から供給されていますが,必要な機能の統合という観点からはまだ程遠く,特に入力回路部分ではディスクリート回路での対応が必要で,それゆえに精度確保,小型化が困難でした.これに加えて,今後必須となりつつある機能安全への対応も大きな課題となっていました.
NXPの産業用アナログ・フロントエンド:NAFE13388ではこれらの課題をシンプルに解決.さらに製品ラインナップの単純化と製造工程の省力化で低コスト化を実現します.

 

阅读更多内容...

更多
1 0 7,450
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

 

前回まではG-cell MEMSについて説明しました。

第四回はこのG-cell MEMSのコンデンサ容量をASICで信号処理する機構について取り上げたいと思います。

阅读更多内容...

更多
1 0 3,733
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

 

前回はG-cell MEMSの概要について説明しました。

第三回は出力特性や特殊機能などについて取り上げます。

阅读更多内容...

更多
1 0 3,528
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

 

第二回は加速度センサの心臓部である、加速度を検知する機構について取り上げます。

阅读更多内容...

更多
1 0 2,954
atsuyoshiyamagu
NXP Employee
NXP Employee

NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。

(読了:5分)

阅读更多内容...

更多
2 0 3,748