Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32k1xx RTM 4.0.1 インストール エラー プラグインS32K1xx DevelpomentパッケージとS32SDK S32K1XX RTM v4.0.1をS32 Design Studio v3.5にインストールしようとしていますが、常に以下のエラーが発生します。 エラーの詳細は次のとおりです。 アイテムのインストール中にエラーが発生しました セッションコンテキストは:(profile=DefaultProfile, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install, operand=null --> [R]com.nxp.s32ds.s32k1.sdk.s32k1xx_4.0.1.win32.win32.x86_641.0.0.202010271245, action=com.nxp.s32ds.ext.rcp.p2.core.actions.InstallAction) です。 エラー C:\ NXP \ S32DS.3.5 \ eclipse \ p2 \ org.eclipse.equinox.p2.core \ cache \ binary \ com.nxp.s32ds.s32k1.sdk.s32k1xx_4.0.1.win32.win32.x86_64_1.0.0.202010271245の解凍エラー:無効なエントリサイズ(0を期待しましたが、6975327バイトを取得しました) また、このインストールが完了したときには、開発パッケージが見当たらなかったため、オフラインパッケージを追加しました。しかし、それでもこのエラーはそうではありません S32K1 用 S32 SDK 日時:S32k1xx RTM 4.0.1インストールエラー だからついに、私は私の会社のラップトップに多くの制限があり、S32DSインストーラーがすべてのものが適切にインストールされていると言っていると思っても、多くのインストールを制限していることがわかりました。 したがって、解決策は、オフラインの方法を使用してS32DSを更新する必要がありましたが、これもエラーがありましたが、ファイアウォールを数回回避した後に機能しました。また、この RTM 4.0.1 は S32DS V3.5 では動作しません。これは RTD が先に進むため、この RTM はサポートされず、V3.5 に更新されます。RTD V2.0.0が機能し、プロジェクトが進行しました。 日時:S32k1xx RTM 4.0.1インストールエラー 私はS32DS v3.4を使用しており、そこにあるSDKは正常に動作していますが、問題は、アップグレードしているプロジェクトがISO26262用であり、そのためのSDKがV3.5とのみ互換性があることです。それらをv3.4に追加しようとしましたが、エラーが発生して表示されません。したがって、V3.5を機能させて、チームが機能安全のためにSDKを使用して作業できるようにする以外に選択肢はありません。 また、V3.5をアンインストールしてインストールしようと数回試みましたが、ITにインストールプロセスのフルアクセスを許可するように指示しましたが、それでもブロックされており、SDKはダウンロードされません。どうにかしてそれを機能させなければなりません。 日時:S32k1xx RTM 4.0.1インストールエラー はい、私はこれについても私のITチームに連絡しました、そして彼らは彼らが彼らがエラーログで見つけたいくつかのnxpウェブサイトを追加したnxpサイトのブロックを見ていないと言っています。私のITチームは、NXPチームがバイパスする必要があるサイトのリストを提供できる場合、彼らは私のためにそれを行うことができると言いました。 しかし、はい、私はITチームでループしてこれを整理することができます、それを行うプロセスを教えてください、そのためのチケットを作成する必要がありますか。
View full article
i.MXRT1062 和 IS25WX256 八进制闪存的问题 再会, 我们正在开发一款将 MIMXRT1062DVL6B 与 IS25WX256-JHLE 闪存结合使用的产品。这是一块定制板,但我们已经验证,从闪存启动可以使用基本 LED 闪烁固件,并通过 USB 使用 NXP MCU BootUtility v6.2.0 进行闪存。 我们将设备型号设置为“ISSI_OctalSPI_IS25LXxxx_IS25WXxxx”,并且仅更改频率30 MHz。 现在我们继续开发,遇到了两个不同的问题: 1:ROM 引导加载程序拒绝启动大于 128KiB 的映像 小于 128K 的固件启动没有问题,但是任何大于 128K 的固件都无法启动(附加调试器显示只有来自 ROM 区域的代码正在运行)。 我们通过简单的更改来排除其他问题: 我们将 boot_data 中的“长度”字段修补为 128K 以下的数字: boot_data at 0x60001020 uint32_t start uint32_t length <-- Only patched this from 200K to 30K! uint32_t plugin 然后,尽管固件实际上更大,但它仍可以顺利启动!固件可以毫无问题地访问闪存中 128K 以上的区域。 所以现在我们可以启动更大的图像,但这感觉像是一次糟糕的破解。有什么问题? 2:通过 J-Link 进行烧写不起作用 能够使用 J-Link 和 Ozone 调试器进行闪存将极大地帮助开发。 我们如何才能让这一切顺利进行? 我们已经尝试过 SEGGER 和 RT-UFL 的内置闪存加载器。 我在这里更详细地描述了这个问题: https://github.com/JayHeng/RT-UFL/issues/16 i.MXRT 106x 回复:i.MXRT1062 和 IS25WX256 八进制闪存的问题 好吧,我已经从头开始编写了一个最小的闪存加载器,它似乎可以运行。 对于其他人找到此主题的要点: 使用 ROM API 之前,应通过 RESET# 引脚重置闪存芯片!RT-UFL 不执行此操作。 ROM API(fsl_romapi.h)效果很好!从 NXP MCU 启动实用程序中获取 option0 值,它立即起作用,擦除/编程/显示在 0x60000000 等。 在测试闪存加载程序时,我有时会收到“准备目标后,目标系统的 PC 具有意外值(PC = 0x00000000)!”,不知道为什么。我开始使用 RT-UFL 的 ufl_init_hardware_imxrt106x()(而不是 BOARD_InitBootClocks() 等),它解决了这个问题。可能是代码大小问题或与我的工具链(zig toolchain/clang/lld)有关。 按照 wiki.segger.com/SEGGER_Flash_Loader 上的说明了解如何设置链接器中的各个部分等。请注意,这使用与 RT-UFL(CMSIS 加载器 API)不同的功能,但其他功能相同。SEGGER API 的速度明显更快,因为它可以在一次函数调用中编程/擦除多个扇区。他们提到了一些二进制,但对我来说没有它也可以工作。 开发自己的闪存加载器很烦人,但至少您可以对其进行定制,使闪存加载器闪烁电路板上的 LED,甚至在 UART 上输出内容以帮助调试它。 对于我的固件映像,我复制了 NXP MCU Boot Uility 生成的 8KiB 启动头(FCFB...)并将其放在 .text 的前面通过链接器部分。因此,我可以使用 J-Link 只使用 .elf 文件来刷新空板文件。 还要在 SEGGER_FL_Restore() 中重置闪存芯片,以便 ROM 引导加载程序正确启动(也可以在 JLinkScript 中执行此操作)。 启动 flashloader 的基本代码: serial_nor_config_option_t option; option.option0.U = 0xC0603001; option.option1.U = 0; // NOTE(robin): Reset the flash chip as it may be in an invalid state. BOARD_INITPINS_FLASH_RST_GPIO->DR_CLEAR = BOARD_INITPINS_FLASH_RST_PIN_MASK; for(volatile int i = 0; i < 1000; ++i) {} BOARD_INITPINS_FLASH_RST_GPIO->DR_SET = BOARD_INITPINS_FLASH_RST_PIN_MASK; for(volatile int i = 0; i < 1000; ++i) {} status_t volatile status = ROM_FLEXSPI_NorFlash_GetConfig(0, &flashConfig, &option); if(status == kStatus_Success) { status = ROM_FLEXSPI_NorFlash_Init(0, &flashConfig); if(status == kStatus_Success) { // Go nuts } } 回复:i.MXRT1062 和 IS25WX256 八进制闪存的问题 谢谢你的链接。 那么,明确地说,这就是我应该得到的吗? 在 J-Link 弹出窗口中,比较填充至 100%,但无法清除: Device "MIMXRT1062_OCTAL" selected. Found SW-DP with ID 0x0BD11477 DPIDR: 0x0BD11477 CoreSight SoC-400 or earlier Scanning AP map to find all available APs AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x04770041) Iterating through AP map to find AHB-AP to use AP[0]: Core found AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FD000 CPUID register: 0x411FC271. Implementer code: 0x41 (ARM) Cache: L1 I/D-cache present Found Cortex-M7 r1p1, Little endian. FPUnit: 8 code (BP) slots and 0 literal slots CoreSight components: ROMTbl[0] @ E00FD000 [0][0]: E00FE000 CID B105100D PID 000BB4C8 ROM Table ROMTbl[1] @ E00FE000 [1][0]: E00FF000 CID B105100D PID 000BB4C7 ROM Table ROMTbl[2] @ E00FF000 [2][0]: E000E000 CID B105E00D PID 000BB00C SCS-M7 [2][1]: E0001000 CID B105E00D PID 000BB002 DWT [2][2]: E0002000 CID B105E00D PID 000BB00E FPB-M7 [2][3]: E0000000 CID B105E00D PID 000BB001 ITM [1][1]: E0041000 CID B105900D PID 001BB975 ETM-M7 [1][2]: E0042000 CID B105900D PID 004BB906 CTI [0][1]: E0040000 CID B105900D PID 000BB9A9 TPIU-M7 [0][2]: E0043000 CID B105F00D PID 001BB101 TSG I-Cache L1: 32 KB, 512 Sets, 32 Bytes/Line, 2-Way D-Cache L1: 32 KB, 256 Sets, 32 Bytes/Line, 4-Way Connected to target device. J-Link/J-Trace serial number: 601014830 Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ. Failed to erase sectors. 我也尝试了 MIMXRT1060_UFL_L0,得到了相同的结果。 我感觉我需要自己构建 RT-UFL 才能正确调试它。遗憾的是,它的构建系统似乎依赖于 Keil MDK 或 IAR,而这些都是我们不使用的付费解决方案。所以我需要先转换它。
View full article
写入fip、kernal、rootfs到S32G的emmc 当我使用 s32g399ardb3 时,我可以将 fip、Image、dtb 和 rootfs 写入 SD 并成功启动。但我想将它们写入 emmc。我该怎么办?在规范中,我只找到如何将 fip 或整个 yocto 图像写入 emmc,而不是单独写入。谢谢。 回复:将fip、kernal、rootfs写入S32G的emmc 谢谢你的提问 有关 BSP UM 的可用信息,请参阅第 4.1.3 节介绍了将fip和整个二进制文件写入mmc的方法。 对于单独的kenel,dts和rootfs,UM中没有正式的描述,在我看来,您可以按照以下方式尝试。 首先按照 UM 中介绍的方式将整个预先构建的图像刷入 MMC。 通过 QSPI 闪存将开发板启动到 Linux,然后将 mmc 挂载到 rootfs,应该存在两个分区,将您自己的内核/dts 复制到分区 1。 清理分区2的内容,复制您的特定fsl-image-auto-s32xxxx.tar.gz(可以您将需要将 Ubuntu 16.04 中的 rootfs 复制到分区 2,然后在那里解压,最后您将获得部署自己的 rootfs。 最后,通过 MMC 启动开发板。 希望有帮助。 顺祝商祺! 陈银
View full article
应用程序运行时 imx8mp 停止 m4 如何在 imx8mp 的 A53 内核上执行用户应用程序时可靠地停止在 M4 内核上运行的程序?我需要执行一些特定的测试而不修改设备树或其他设置,因为 M4 核心在重启后会自动重启。这样,当我不进行测试时,M4 核心可以继续正常运行。
View full article
Dual Ethernet Configuration on IMXRT1170-EVKB Hello Team, Greetings! I am working on the IMXRT1170-EVKB board and implementing dual Ethernet (ETH0 & ETH1) to work simultaneously at 100M and 1G speeds. I started by importing the SDK example ""evkbmimxrt1170_lwip_ping_bm_cm7,"" which runs successfully in standalone mode within the same workspace. The Ethernet port selection is controlled using: - "BOARD_NETWORK_USE_100M_ENET_PORT (1U)" - "BOARD_NETWORK_USE_100M_ENET_PORT (0U)" However, I need both Ethernet ports (100M and 1G) enabled concurrently. To achieve this, I have: - Configured and initialized two Ethernet interfaces (100M and 1G) using lwIP. - Assigned unique MAC addresses, PHY resources, and clock configurations. - Created "netif_100M" and "netif_1G" structures for each interface. Modifications in the Driver and Configuration Files: 1. Enabled "IP_FORWARD" in "opt.h". 2. Enabled ping initialization for both Ethernet interfaces. 3. Updated "lwipopts.h": - Set "LWIP_SINGLE_NETIF = 0" to allow multiple interfaces. - Set "LWIP_NUM_NETIF = 2" to define the maximum number of network interfaces. After integrating these changes, I can successfully send pings for both Ethernet inputs. However, only the "1G Ethernet (ETH1) responds", while the "100M Ethernet (ETH0) does not receive any response". I have attached the terminal screenshot and the complete modified project "evkbmimxrt1170_lwip_ping_bm_cm7"  for reference. Could you please review my configuration and suggest any missing steps that might be causing this issue? Looking forward to your guidance. Thank you in advance! Best Regards, Prince Kumar Re: Dual Ethernet Configuration on IMXRT1170-EVKB @Princekmr  Great! B.R, Sam Re: Dual Ethernet Configuration on IMXRT1170-EVKB Hello SAM, Thank you for your feedback. I am now able to see responses for both pings. After debugging the ping.c file, I found that the issue was with the ping_recv function, where the receive function was conflicting/overwriting packets for both targets. To resolve this, I created a loop to handle multiple ping targets (ping_targets[2]), ensuring that both pings are processed correctly. The function now properly checks the received ICMP echo reply against both targets. After these changes, both pings are working as expected. Thanks, and best Regards, Prince Kumar Re: Dual Ethernet Configuration on IMXRT1170-EVKB @Princekmr  It doesn't seem reasonable:)  Would you please double check if the macros you mentioned above are enabled or not, and ping 192.168.1.x from other undependent sources. I tried the attched package with MCUXPresso, but build failed. Building file: ../drivers/fsl_cache.c ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c: In function 'eth_mac_irq': ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c:7:20: warning: implicit declaration of function 'pbuf_alloc' [-Wimplicit-function-declaration] 7 | struct pbuf* p = pbuf_alloc(PBUF_RAW, eth_data_count, PBUF_POOL); | ^~~~~~~~~~ ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c:7:31: error: 'PBUF_RAW' undeclared (first use in this function) 7 | struct pbuf* p = pbuf_alloc(PBUF_RAW, eth_data_count, PBUF_POOL); | ^~~~~~~~ ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c:7:31: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c:7:41: error: 'eth_data_count' undeclared (first use in this function) 7 | struct pbuf* p = pbuf_alloc(PBUF_RAW, eth_data_count, PBUF_POOL); | ^~~~~~~~~~~~~~ ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c:7:57: error: 'PBUF_POOL' undeclared (first use in this function) 7 | struct pbuf* p = pbuf_alloc(PBUF_RAW, eth_data_count, PBUF_POOL); | ^~~~~~~~~ ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c:9:11: error: 'NULL' undeclared (first use in this function) 9 | if(p != NULL) { | ^~~~ ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c:1:1: note: 'NULL' is defined in header ' '; did you forget to '#include '? +++ |+#include 1 | void ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c:11:5: warning: implicit declaration of function 'pbuf_take' [-Wimplicit-function-declaration] 11 | pbuf_take(p, eth_data, eth_data_count); | ^~~~~~~~~ ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c:11:18: error: 'eth_data' undeclared (first use in this function) 11 | pbuf_take(p, eth_data, eth_data_count); | ^~~~~~~~ ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c:14:9: warning: implicit declaration of function 'queue_try_put' [-Wimplicit-function-declaration] 14 | if(!queue_try_put(&queue, p)) { | ^~~~~~~~~~~~~ ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c:14:24: error: 'queue' undeclared (first use in this function) 14 | if(!queue_try_put(&queue, p)) { | ^~~~~ ../lwip/doc/NO_SYS_SampleCode.c:16:7: warning: implicit declaration of function 'pbuf_free' [-Wimplicit-function-declaration] 16 | pbuf_free(p); | ^~~~~~~~~ Re: Dual Ethernet Configuration on IMXRT1170-EVKB Hello Sam, Thank you for your quick response. I did the modification as suggested.  removed/commented "netif_set_default(&netif_100M);" but still getting the same issue. Like pinging response getting only from 1G not from 100M. B.R, Prince Kumar Re: Dual Ethernet Configuration on IMXRT1170-EVKB Hi @Princekmr  Please remove ' netif_set_default(&netif_100M); ' in your code. This function will enable a default interface instead, please comment it and test again. B.R, Sam
View full article
Re: Encoder Emios Interrupt Map Hi, I Stared Configuration of the Emios ICU For Encoder Currently i need to Use Interrupt for Emios For Different channels so but i didn't get Proper Interrupt name In the Interrupt map File. Whether I need to Select The Same Emios Instance 0 (Emios 0 to 5 in the EB Tool) name for  all 23 channels in Interrupt Map.  1) 1)  can u See the Above Snippet. I have Doubt in the Icu Module, While i Configure the Icu  channels for Encoder TRAIXS_A, TRAIXS_B,TRAIXS_PWM,TRAIXS_I, for Customized board. I need to Configure the Port Pin Mode was emios_ch, EIRQ and TRGMUX_IN in these 3 which one need to select for Icu Channels for Input Direction. 2) Another Question was whatever we Tried in evaluation board S32K344 its Working. But when we Check in S32K322 Board.  i won't get the Any Response From the Board. i didn't get the What was the Root Cause for my Output. 3) For MCL module need to Configure the TRGMUX and LCU for ICU and Pwm. As RTD training Material For LCU. I tried but I was Not Worked in Evaluation board. Question was Pwm Portpin Mode As Lcu Out  Or Emios Output Mode enough to get the Output. Re: Encoder Emios Interrupt Map Hi @VaneB, My Question Was , which Port pin function I need to Select for Encoder. Re: Encoder Emios Interrupt Map Hi @VaneB, thank u For Support. i will through that which is u shared. Actually I'm Referring S32K344 Development Kit application Software As for the application Note Mentioned input And Configuration I'm Referring. thank u Re: Encoder Emios Interrupt Map Hi @gadilinga  Sorry for the inconvenience, but I think I do not quite understand what you are looking for. I suggest you check out the MCSPTE1AK344 Development Kit Application Software, which might help you clarify any doubts regarding the configurations. Re: Encoder Emios Interrupt Map Hi @VaneB , thank u For Quick Response. Plz Focus On whichever thing  Highlighted matter mentioned in AN13767 See the Pin Assignment, Trigger MUX and Quadrature encoder. Plz get to know what was the PortPin mode for  ICU Encoder. Re: Encoder Emios Interrupt Map Hi @gadilinga  Sorry for the misunderstanding. The PortPin mode for the pin that will be configured with the ICU controller should be the eMIOS channel as input. So for example, if we want to configure eMIOS 0 channel 5 with the ICU driver to count the edges of the encoder signals PHA (as mentioned in the AN13767), it should be set as input and in the PortPin configuration it should be as shown in the following image: Please let me know if this answers your question. Re: Encoder Emios Interrupt Map Hi @VaneB, thank u For replay. sorry for Miscommunication actually i asked about Port pin Configuration for ICU module so I have doubt In Portpin Mode Configuration. plz can I know the which one i need to select for ICU Encoder. 1)As for the Application TRGMUX_IN mentioned in AN13767. 2)if I Select the Emios CH[2]_IN it will work for ICU encoder. 3)if i Use SIUL2 for EIRQ[1]_IN, it support the ICU encoder. plz guide me for Which Portpin Mode In need to Select. which is More Suitable for ICU Encoder. Re: Encoder Emios Interrupt Map Hi @gadilinga  As mentioned in the application note 3-phase Sensorless PMSM Motor Control Kit with S32K344, channels 5 and 6 of eMIOS0 need to be configured in the pin tool as input and then configured in the ICU Driver. Re: Encoder Emios Interrupt Map Hi @VaneB , thank u For Ur Quick Response. I have one Query regarding Encoder in ICU Module Which Portpin Mode i need to  Configure and ICU module Configuration for  ICU encoder . which one  I need to Select 1)emios channel Input 2)SIUL2 EIRQ  Input channel 3)TRGMUC_IN. channel  Re: Encoder Emios Interrupt Map Hi @gadilinga  1) Each eMIOS instance is assigned 6 interrupts that can only be requested through specific channels, for example: EMIOS0_0_IRQn = 61, /**< Interrupt request 23,22,21,20 */ EMIOS0_1_IRQn = 62, /**< Interrupt request 19,18,17,16 */ EMIOS0_2_IRQn = 63, /**< Interrupt request 15,14,13,12 */ EMIOS0_3_IRQn = 64, /**< Interrupt request 11,10,9,8 */ EMIOS0_4_IRQn = 65, /**< Interrupt request 7,6,5,4 */ EMIOS0_5_IRQn = 66, /**< Interrupt request 3,2,1,0 */ Each interrupt handler processes the interrupt for the specified EMIOS channels when configured in GPT, ICU, OCU or PWM mode. For example, if we want to enable the eMIOS 0 Ch 2 interrupt configured as ICU, make sure to have the IcuIsr and interrupt enabled and assign the handler. Use the following images as a reference. 2) The hardware resources configured by the Icu driver are LPCMP, SIUL2, EMIOS and WKPU.  As mentioned in the application note 3-phase Sensorless PMSM Motor Control Kit with S32K344, channels 5 and 6 of eMIOS0 must be configured with the ICU Driver to control the input capture. 3) It is difficult to determine the cause of the problem. You have to make sure that when porting the code, the differences between both devices are taken into account. 4) Could you share the settings made in the MCL driver? BR, VaneB Re: Encoder Emios Interrupt Map Hi , Plz Can I get Solution for above Query ASAP. I'm Stuck with This Issue. Thank u
View full article
在 imx93 中添加对 RPi 摄像头 V2 的支持 你好, 我使用的是 imx93-11x11 evk 而且我有 RPi 摄像头 V2,我想在使用我正在构建的核心映像基础的 yocto 版本中增加对它的支持,谁 能为我提供我需要连接到 Up 摄像头模块的 dts 和 h/w 连接的补丁吗? Yocto Project Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 嗨 joanxie,你 能分享一下你提到的补丁以供参考吗? Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 最后,移植成功了吗?我目前也在尝试移植它,现在我可以看到视频设备列表,但是流媒体的视频数据是空的。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 @joanxie 我解决了那个问题现在得到了 /dev/video0 但是在捕获时我遇到了问题 我会给你所有日志以供参考 root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# media-ctl -p Media controller API version 6.6.23 Media device information ------------------------ driver mxc-md model FSL Capture Media Device serial bus info platform:42800000.bus:camera hw revision 0x0 driver version 6.6.23 Device topology - entity 1: mxc_isi.0 (16 pads, 2 links, 0 routes) type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0 pad0: Sink <- "mxc-mipi-csi2.0":4 [ENABLED] pad1: Sink pad2: Sink pad3: Sink pad4: Sink pad5: Sink pad6: Sink pad7: Sink pad8: Sink pad9: Sink pad10: Sink pad11: Sink pad12: Source -> "mxc_isi.0.capture":0 [ENABLED] pad13: Source pad14: Source pad15: Sink - entity 18: mxc_isi.0.capture (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video0 pad0: Sink <- "mxc_isi.0":12 [ENABLED] - entity 22: mxc-mipi-csi2.0 (8 pads, 2 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/v4l-subdev0 pad0: Sink <- "imx219 2-0010":0 [ENABLED,IMMUTABLE] pad1: Sink pad2: Sink pad3: Sink pad4: Source -> "mxc_isi.0":0 [ENABLED] pad5: Source pad6: Source pad7: Source - entity 31: imx219 2-0010 (1 pad, 1 link, 0 routes) type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0 device node name /dev/v4l-subdev1 pad0: Source [stream:0 fmt:SRGGB10_1X10/3280x2464 field:none colorspace:raw xfer:none quantization:full-range crop.bounds:(8,8)/3280x2464 crop:(8,8)/3280x2464] -> "mxc-mipi-csi2.0":0 [ENABLED,IMMUTABLE] root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# v4l2-ctl --list-device FSL Capture Media Device (platform:42800000.bus:camera): /dev/media0 mxc-isi-cap_v1 (platform:4ae40000.isi:cap_devic): /dev/video0 root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! videoconvert ! queue ! tcpclientsink host=192.168.68.209 port=>video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080 ! videoconvert ! queue ! tcpclientsink host=192.168.68.209 port=5000 Setting pipeline to PAUSED ... $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw,format=YUY2,width=1920,height=1080 ! videoconvert ! queue ! tcpclientsink host=192.168.68.209 port=5000 Setting pipeline to PAUSED ... $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw,format=YUY2,width=640,height=480 ! videoconvert ! autovideosink Setting pipeline to PAUSED ... Pipeline is live and does not need PREROLL ... WARNING: from element /GstPipeline:pipeline0/GstAutoVideoSink:autovideosink0: Failed to initializ[ 46.432183] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! e egl: EGL_NOT_INITIALIZED Additional debug info: /usr/src/debug/gstreamer1.0-plugins-base/1.24.7.imx/ext/gl/gstglimagesink.c(1140): _ensure_gl_setup (): /GstGLImageSinkBin:autovideosink0-actual-sink-glimage/GstGLImageSink:sink Pipeline is PREROLLED ... Setting pipeline to PLAYING ... New clock: GstSystemClock ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Failed to allocate required memory. Additional debug info: /usr/src/debug/gstreamer1.0-plugins-good/1.24.7.imx/sys/v4l2/gstv4l2src.c(956): gst_v4l2src_decide_allocation (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Buffer pool activation failed Execution ended after 0:00:00.016970917 Setting pipeline to NULL ... ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Internal data stream error. Additional debug info: /usr/src/debug/gstreamer1.0/1.24.7.imx/libs/gst/base/gstbasesrc.c(3177): gst_base_src_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: streaming stopped, reason not-negotiated (-4) Freeing pipeline ... [ 158.156378] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! [ 328.749218] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! [ 350.954960] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! [ 509.022065] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! [ 826.091379] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! [ 1043.341463] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! [ 1454.303027] mxc_isi.0: Call subdev s_power fail! Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 请参考错误信息和有限的信息,调试 imx8-media-dev.c、您可以添加更多打印,以检查根本原因是什么、 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 @joanxie 我解决了问题,并获得了 /dev/video0 root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# media-ctl -p Media controller API version 6.6.23 Media device information ------------------------ driver mxc-md model FSL Capture Media Device serial bus info platform:42800000.bus:camera hw revision 0x0 driver version 6.6.23 Device topology - entity 1: mxc_isi.0 (16 pads, 2 links, 0 routes) type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0 pad0: Sink <- "mxc-mipi-csi2.0":4 [ENABLED] pad1: Sink pad2: Sink pad3: Sink pad4: Sink pad5: Sink pad6: Sink pad7: Sink pad8: Sink pad9: Sink pad10: Sink pad11: Sink pad12: Source -> "mxc_isi.0.capture":0 [ENABLED] pad13: Source pad14: Source pad15: Sink - entity 18: mxc_isi.0.capture (1 pad, 1 link) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/video0 pad0: Sink <- "mxc_isi.0":12 [ENABLED] - entity 22: mxc-mipi-csi2.0 (8 pads, 2 links) type Node subtype V4L flags 0 device node name /dev/v4l-subdev0 pad0: Sink <- "imx219 2-0010":0 [ENABLED,IMMUTABLE] pad1: Sink pad2: Sink pad3: Sink pad4: Source -> "mxc_isi.0":0 [ENABLED] pad5: Source pad6: Source pad7: Source - entity 31: imx219 2-0010 (1 pad, 1 link, 0 routes) type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0 device node name /dev/v4l-subdev1 pad0: Source [stream:0 fmt:SRGGB10_1X10/3280x2464 field:none colorspace:raw xfer:none quantization:full-range crop.bounds:(8,8)/3280x2464 crop:(8,8)/3280x2464] -> "mxc-mipi-csi2.0":0 [ENABLED,IMMUTABLE] root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# v4l2-ctl --list-device FSL Capture Media Device (platform:42800000.bus:camera): /dev/media0 mxc-isi-cap_v1 (platform:4ae40000.isi:cap_devic): /dev/video0 root@imx93-11x11-lpddr4x-evk:~# 但我无法捕获?我怎样才能捕获?你能分析一下上面然后给我下捕获命令吗? Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 你好 @joanxie 我在 dts 中应用了补丁并成功地进行了探测 imx219 但是在加载驱动程序 imx8_media_dev root 时掉线了 @imx93 -11x11-lpddr4x-evk:~# dmesg | grep-E 'imx219|mx8-img-md ' [2.529849] imx219:启动 imx219_probe () 函数 [2.529859] imx219: 为 imx219 结构分配的内存 [2.529888] imx219:已初始化 CCI regmap [2.529898] imx219:获得系统时钟 (xclk) [2.529901] imx219:xclk 频率已验证:24000000 Hz [2.529916] imx219 2-0010:找不到供应 VANA,使用 虚拟调节器 [2.536651] imx219 2-0010:未找到电源 VDIG,使用虚拟调节器 [2.543291] imx219 2-0010:未找到电源 VDDL,使用虚拟调节器 [2.549915] imx219:监管机构收购 [2.550112] imx219:请求可选的 RESET GPIO [2.557779] imx219:传感器设置为直播模式 [2.558012] imx219:传感器恢复到待机模式 [2.558181] imx219:子开发标志和功能集 [2.558185] imx219:媒体实体键盘已初始化 [2.558189] imx219:子开发初始化完成 [2.558199] imx 219:Subdev 传感器异步注册 [2.558296] imx219:运行时 PM 已初始化 [7.541231] mx8-img-md:将 mxc_isi.0.捕获注册为 /dev/ video0 [7.567996] mx8-img-md:注册的传感器子设备:imx219 2-0010 (1) [7.600977] mx8-img-md:已创建链接 [c_isi.0] = > [mxc_isi.0.capture] [7.643109] mx8-img-md:已创建链接 [mxc-mipi-csi2.0]=> [mxc_isi.0] [ 7.685370] mx8-img-md: subdev_notifier_complete 错误退出 [ 7.697350] mx8-img-md:取消注册所有实体 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 您可以从最小图像开始,然后自己添加额外的模块,我们的 AN 是基于多媒体或完整图像的,而不是基于最小图像的,如果您对不同图像上的相机移植有进一步的问题,请创建一个新案例,并附上您的详细问题 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 你好@joanxie ,你能检查一次吗? Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 minimal 是仅允许设备启动的小映像。我以前使用过多媒体,但没有测试过 imx93 相机移植的最小值,应该没问题。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 你好 @joanxie 对于本应用笔记,默认 ap1302 处于启用状态,因为这张完整图像是必填的还是会以最小图像显示?,如你所知,我正在添加对 imx219 的支持所以我正在构建最少的图像所以如果我只添加 dts 补丁它能起作用吗? Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 正如我在邮件中提到的那样,这不是正式版本,仅供参考,你需要移植到自己的电路板支持包,而不仅仅是直接应用整个补丁,你可以根据自己的电路板支持包更改源代码 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 您好@joanxie 可以,但在此之前,我在不同的驱动程序中也遇到了一些错误,我使用的是 6.6-scarthgap,您能检查一下吗?我需要单独添加您的 MAKEFILE 补丁,因为行数也不匹配。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 将 int imx219_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id) 改为 int imx219_probe(struct i2c_client *client) 如何? Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 Hi@joanxie 应用了您提供的补丁,附上我在编译时遇到的错误日志文件。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 你好, 好的,我将检查补丁,实际上我有 RPI 摄像头模块 v2,我从 h/w 规范中了解到它使用 imx219。 我有一个装有柔性电缆的摄像头,想把它升级。 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 通常客户使用 IMX219 输出作为原始数据,imx93 无法直接处理这个问题,如果你只需要捕获,imx93 可以支持,那么你可以使用 SW 将原始数据转换为其他格式,请查看你的邮件,我把补丁发给你以供参考 Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 你好@joanxie 感谢您的回复, 这是针对 ap1302 的,我使用的是摄像头模块:RPi 摄像头 V2 使用的是索尼 IMX219 传感器,如果我用上述步骤直接连接它,它能工作吗? Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 请参阅本申请表 https://docs.nxp.com/bundle/UM11933/page/topics/getting_started.html Re: Add support for RPi camera V2 in imx93 能否提供补丁?
View full article
S32K144 で自動 CAN バスオフ回復を無効にするにはどうすればいいですか? こんにちは、みんな! S32K144CAN バスオフをオフにした後、自動回復を無効にするにはどうすればよいですか? バスオフをオフにした後、手動で回復する必要があります。 Re: S32K144 怎么关闭CAN busoff自动恢复? こんにちは@pidcy このバージョンにはチェックするオプションがありません。チェックするオプションは S32 DS V3.X バージョンに用意されています。 レジスタに直接書き込むことで、BOFFREC をオフにすることができます。 Re: S32K144 怎么关闭CAN busoff自动恢复? 私は IDE バージョン 2.2 を使用していますが、使用しているバージョンは何ですか? Re: S32K144 怎么关闭CAN busoff自动恢复? こんにちは@pidcy 私の IDE はすべて、自動回復を有効または無効にするオプションを提供しています。また、レジスタ操作を通じて直接自動回復を無効にすることもできます。 例: CAN0 -> CTRL1 |= 0x40 ;//BOFFREC = 1
View full article
tlbwe 指令(e200z7)的同步要求 你好 启动 MPC5777C 时,我在理解 tlbwe 指令的同步要求时遇到了一些困难。从 EREF_RM 表 4-3 中,我(认为我)理解了这一点: 为了同步数据访问,我们必须在 tlbwe 之前使用一条 CSI 指令,在 tlbwe 之后使用另一条 CSI 指令。注 5 显示了在 tlbwe 之后可能需要额外 msync 的情况。 要实现指令取回/执行同步,只需在 tlbwe 之后执行 CSI 指令。注 2 显示了在 tlbwe 之后可能需要额外 msync 的情况。 AN5191 显示的示例中,除了运行 MMU 配置本身的 TLB 页面外,没有执行任何同步。在这种情况下,msync 在 tlbwe 之前执行,isync 在 tlbwe 之后执行。我的问题是 - 什么时候可以确定 tlbwe 不需要 CSI 指令? - 在 AN5191 示例中,se_isync 是否可以用任何其他 CSI 指令代替? - 在 AN5191 示例中,为什么在 tlbwe 之前插入 msync?这是否等同于描述在 tlbwe 之后可能需要额外 msync 的 EREF 注释? - EREF_RM 表 4-41 将 msync 描述为执行指令和内存同步。为什么在 msync 之后需要 CSI 指令? 谢谢! 里卡多 Re: Synchronization requirements for tlbwe instruction (e200z7) 最新版本可从我们的网站下载: 然而,msync、tlbwe、isync 等序列都是行之有效、广泛使用的序列。 根据《EREFrequirements》,isync 似乎可以放在 tlbwe 之前(在这里添加并无不妥,因此如果使用 msync、isync、tlbwe、isync)。 显然,它的性能得到了优化,因为它是在启动过程中使用的,不需要访问存储器,只需要访问内核寄存器和执行指令。这可能需要更深入的分析。 此外,MTSPR(MASn)的运行也有一定的要求。 Re: Synchronization requirements for tlbwe instruction (e200z7) 你好,戴维、 我使用的是 EREF 2.0 Rev. 0 09/2011 - 这是我找到的最新版本,除了这个版本之外,我找不到其他版本(https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/mpc5xxx/3777/1/EREFRM.pdf)。 我能看到的表格有 我感知到在写入 TLB 条目之前完成所有交易是有意义的,但我无法在文档的任何地方找到 tlbwe " 之前的 " msync 的明确要求。能否告诉我这一要求的位置,以便我在自己的文档中参考? 我提到的注释是我粘贴在这里的第一个表格的注释 5:",如果必须确保这些补全,则 tlbwe、tlbilx ,或 tlbivax 之后必须有同步和上下文同步指令" 。如果我在 tlbwe 之前使用了 msync,是否可以忽略此说明? 最后,我和我的同事们都希望使用一种适用于任何情况的通用同步指令模式。因此,如果 msync-tlbwe-isync 可以涵盖所有情况,那么即使我们可以使用更少(或更轻)的指令,我们也会使用它。在解释这种模式时,我们只需要一些参考就可以了。 谢谢您! Re: Synchronization requirements for tlbwe instruction (e200z7) 表 5-3.数据访问同步要求和表 5-4。指令取回和/或执行同步要求明确定义了 tlbwe 的同步要求。 通常的顺序是 毫同步 tlbwe 异步 问:什么时候可以确定 tlbwe 不需要 CSI 说明? 答:最好能做到无懈可击,并始终放在那里,然后再处理因丢失同步指令而造成的问题。更改上下文需要几个周期,如果在此期间没有触及新的上下文(例如定义之前没有定义的内存),就不会有问题。在 AN5191 中,它是启动代码,tlbwe 之后是另一个寄存器加载和另一个 TLB 的定义,因此可以退出 TLB1 或 TLB3。 问:在 AN5191 示例中,se_isync 是否可以用任何其他 CSI 指令代替? 答:是的,如果确实有感知的话。表中符号 "CSI "指任何上下文同步指令(sc、isync、rfi、rfgi 、rfci、rfdi 或 rfmci)。在 AN5191 中,这没有任何感知。 问:在 AN5191 示例中,为什么在 tlbwe 之前插入 msync?这是否等同于描述在 tlbwe 之后可能需要额外 msync 的 EREF 注释?或者在其他情况下,需要在 tlbwe 之前进行 msync? 答:不知道你想的是哪个音符,但这是可能的。我会保留标准序列,例如 MAS TLB 计算器中的序列: https://community.nxp.com/t5/MPC5xxx-Knowledge-Base/MMU-Assist-Register-CONFIGURATOR/ta-p/1110436 问:表 4-41 EREF_RM 将 msync 描述为执行指令和内存同步。为什么在 msync 之后需要 CSI 指令? 答:您显然没有最新的文件。最新版本为 EREFRM Rev. 1 12/2007。正如我已经提到的,tlbwe 需要 Isync。
View full article
S32K3 : LPSPI 主站从站传输 你好 S32K3 团队, 我正在使用这个评估板:— https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/S32K312EVB-Q172 我做了这样一个 IP 示例:--- LPSPI2作为主站使用 DMA。 该示例使用 LPSPI2 Master 传输 & 使用 DMA 接收十二个字节。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K312-SPI-Transmit-amp-Receive-Using-DMA-DS3-5-RTD300/ta-p/1787856 现在我想修改这个示例:-- LPSPI-2 (Master)--> LPSPI-1 (SLave) 我修改了以下驱动程序的示例:-- 添加了 lpspi-1 从站的引脚设置 DMA MUX DMA 添加了 LPSPI-1 所附源代码使用 LPSPI_2(主站)发送数据。 -->您能否在>--> LPSPI-1(从站)上添加 接收数据的代码。 主站将发送数据& ,从站将接收同样的数据。 问候, Dinesh RTD Re: S32K3 : LPSPI MASTER slave transfer 嗨,@Dinesh_Guleria、 1. 波特率 = 2kHZ: 我检测到,如果我在下次调用 lif ((Master __callback==1)&&(Slave__ callback==1)) 中添加延迟时间 lpsiP_IP_asyncTransmit (),那么问题就会得到解决。 之后,我添加了一些检查语句,如下所示,而不是使用延迟时间,你的项目成功了。我附上了项目。 2. 波特率较高,正如我跟你说过的:在你的项目中不能使用较高的波特率,因为在使用带有 DMA 的 LPSPI1 和 2 时,这是硬件限制。 顺祝商祺! 丹 Re: S32K3 : LPSPI MASTER slave transfer 嗨,@Dinesh_Guleria、 如果波特率较高,我建议您可以为通道 DMA_IP_HW_CH_2 和 3(LPSPI1 - 从站)配置 DMA_IP_LEVEL_PRIO1;为通道 DMA_IP_HW_CH_0 和 1(LPSPI2 - 主站)配置 DMA_IP_LEVEL_PRIO0。然后,为所有 Dma 通道启用"Enable Preemption" 。 顺祝商祺! 丹 Re: S32K3 : LPSPI MASTER slave transfer 我将 HSE 时钟改为 --> 60 MHZ 然后我更改了这个值,错误消除了:---- 通过 LPSPI 接收到的数据 :-- 但您的示例代码只适用于 SPI 波特率 --> 20000 对于 --> 1 MHZ spi 波特率不起作用。 问候, Dinesh Re: S32K3 : LPSPI MASTER slave transfer 你好@DanNguyenDuy, 我测试了你的项目,是的,我能够接收从主站发送到从站的数据。 由于APIS_SLOW_CLK与 HSE_CLK 的比率(1/2 或 1/4),我将 HSE 时钟改为 60 MHZ :-- 我开始在 LPSPI 中遇到错误:--- 在我的项目中,我使用 --> LPSPI_2、LPSPI_1 将 HSE 时钟更改为 --> 60 MHZ .在 LPSPI 中出现以下错误 -->在您的项目中 请您测试一下,为什么 S32DS 会出现这种情况......? 请说明为什么会出现这个错误? 问候, Dinesh Re: S32K3 : LPSPI MASTER slave transfer 嗨,@Dinesh_Guleria、 您是否在 DMA_IP_HW_CH_2 和 DMA_IP_HW_CH_3 中启用了"Enable Preemption" ? 请确保您的连接正确无误,如附图所示。 我在 S32DS 和 Trace32 调试器上都进行了测试,结果都通过了;但我发现 Trace32 调试器比 S32DS 调试器更稳定。因此,我建议您使用 T32 调试器,而不是 S32DS 调试器。 如果没有 Trace32 调试器,可以尝试在 S32DS 3.6 调试器版本上重新调试,而不是 3.5 调试器版本。 顺祝商祺! 丹 Re: S32K3 : LPSPI MASTER slave transfer 嗨,丹, 很抱歉这么晚才回复,我上周休假了。 请使用PE Micro 调试器进行检查。 我测试了你的代码我在两块板上测试过。 我甚至更换了新电线。 我重新确认了我的连接,使用的引脚是一样的 :--- 代码卡在这里...... :-- 我移除了在 Power On 主板上测试过的调试器 &。 发光二极管从不发光,代码如下:--- 但您的代码在我这里不起作用 , Dinesh Re: S32K3 : LPSPI MASTER slave transfer 嗨,@Dinesh_Guleria、 我用上述连接调试了您的项目,测试通过了。 我还在 DMA_IP_HW_CH_2 和 DMA_IP_HW_CH_3 中启用了"启用抢占" 顺祝商祺! 丹 Re: S32K3 : LPSPI MASTER slave transfer 嗨,@Dinesh_Guleria、 根据你的图像,看起来你在 S32K312EVB 板上连接了错误的引脚。 您能再检查一下您的连接吗? lpspi2_sout - ptb3: j412.20<--> lpspi1_sin - pta20: j38.4 lpspi2_sin - ptb2: j412.11<--> lpspi1_sout - pta18: j3.8 lpspi2_sck - ptb29: j412.8<--> lpspi1_sck - pta19: j38.1 lpspi2_pcs0 - ptb25: j3.6<--> lpspi1_pcs0 - pta11: j4.2 顺祝商祺! 丹 Re: S32K3 : LPSPI MASTER slave transfer 我修改了代码 :-- 启用了这些中断 :-- 已添加回调处理程序,用于主站传输,回调命中:--- 但从属回调永远不会被点击& ,因为从属端没有收到数据。 请查看我更新的代码。 问候, Dinesh Re: S32K3 : LPSPI MASTER slave transfer 你好 RTD 团队, 我在参考示例中修改了示例代码 —--> > Lpspi_Flexio_Ip_Transfer_S32K344 我用这种方式连接引脚:-- 主站(LPSPI-2) 从站(LPSPI-1) MOSI - PTB-3(紫色)<-----------> SIN - PTA20 MISO - PTB-2 (White)<-----------> SOUT - PTA18 SCLK - PTB-29(蓝色)<-----------> SCLK - PTA19 CS-0 - PTB-25 (Black)<-----------> CS-0 - PTA11 船上连接:-- 从属程序从未收到任何数据& 代码卡在这里 :-- 请说明代码中缺少了什么? 问候, DInesh
View full article
S32G-VNP-RDB3 IPCF通信エラー 私はGoldbox S32G-VNP-RDB3に取り組んでいます ソフトウェアセンターからダウンロードしたLinux BSP 40を使用しています 以下のバージョンのIPCF、RTD、FreeRTOSを使用しています NXP RTD 4.0.2_P04D2312 NXP RTOS 0.4.0D2309 フリーRTOS 4.0.2D2306 NXP Linux BSP40 D2403 そして次のコマンドを使用しました # 1. データキャッシュを無効にする => dcache オフ # 2. IPCF共有メモリをクリアする => mw.q 0x34100000 0x0 0x40000 # 3. SDカードからM7バイナリを一時DDRにロードする => ファットロード mmc 0:1 0x80000000 IPCF_FreeRTOS_S32G399A_M7_0.bin # 4. ファームウェアをM7 SRAMにコピーする => cp.b 0x80000000 0x34300000 0x300000 # 5. M7コアをベクターアドレスで開始する => スタートm7 0x34500400 # 6. Linuxを通常通り起動する(まだ起動していない場合) => ブート # 1. ブートパーティションをマウントする(オプション、M7バイナリを検証) mkdir -p /mnt/s32g_boot /dev/mmcblk0p1 /mnt/s32g_boot をマウントします。 ls /mnt/s32g_boot # 表示される内容: IPCF_FreeRTOS_S32G399A_M7_0_1_2.bin # 2. IPCF Linuxカーネルモジュールをロードする insmod /lib/modules/$(uname -r)/extra/ipc-shm-dev.ko insmod /lib/modules/$(uname -r)/extra/ipc-shm-sample.ko # 3. モジュールを検証する lsmod | grep ipc # 4. 以前のpingをクリアする(オプション) エコー 0 > /sys/kernel/ipc-shm-sample/ping # 5. IPCF通信をテストする(チャネル0) エコー 10 > /sys/kernel/ipc-shm-sample/ping # 6. カーネルメッセージを監視する dmesg | tail -20 | grep -i ipc しかし、エラーが発生する root@s32g399ardb3:~# dmesg | tail -20 | grep -i ipc [ 81.689010] ipc-shm-sample: デモを開始しています... [ 81.689029] ipc-shm-sample: ch 0 >> 19 バイト: 送信メッセージ: 0 [ 91.808767] ipc-shm-sample: デモを開始しています... [ 91.808771] ipc-shm-sample: ch 0 >> 20 バイト: 送信メッセージ: 10 [ 91.808778] ipc-shm-sample: send_data_msg(): チャネル2のバッファの取得に失敗しました 私のボードにどのバージョンのソフトウェアと Linux BSP を使用すべきか教えてください。 Re: S32G-VNP-RDB3 IPCF communication Error こんにちは@chenyin_h 今後とも変わらぬサポートを賜りますようお願い申し上げます。バージョン 4.9.0 の M-core 側ビルドと、NXP ソフトウェア ダウンロードからダウンロードした Linux BSP 40 を試してみたところ、期待どおりに動作しました。 Re: S32G-VNP-RDB3 IPCF communication Error こんにちは、 @Kulkarni_v ご返信ありがとうございます。 共有していただいた情報によると、M コア側では 4.10 を使用していますが、A コア側では BSP40 のデフォルト イメージを使用しています。 デフォルトでは、BSP40 の IPCF イメージは 4.10 バージョンではないSO、両側のコードは一致しません。 その結果、次の方法で問題が解決する可能性があります。 1. BSP40 上で IPCF 4.10 イメージを手動でビルドし、それを使用してビルドした M コア側と通信します。 2. 別の方法としては、M コア側で IPCF4.9 をビルドし、BSP40 のデフォルト イメージを使用して通信する方法があります。 ご自身の要件に応じて、提供されているいずれかの方法を選択できます。 BR チェイン Re: S32G-VNP-RDB3 IPCF communication Error @chenyin_h はい、IPCFバージョン4.10.10を使用しています Re: S32G-VNP-RDB3 IPCF communication Error こんにちは、 @Kulkarni_v ご返信ありがとうございます。 申し訳ありませんが、M コア側で使用した IPCF バージョンはまだわかりません。IPCF バージョンは次のようになります。 よろしくお願いします。 BR チェイン Re: S32G-VNP-RDB3 IPCF communication Error M-core 側では上記のバージョンを使用しており、ソフトウェア サポート ( https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?agree=Accept&element=3993158 ) からダウンロードした BSP40 を使用しています。別途構築しておりません。 Re: S32G-VNP-RDB3 IPCF communication Error こんにちは、 @Kulkarni_v ご投稿ありがとうございます。 1. M コア バイナリのビルディングに使用している IPCF のバージョンはどれですか? 2. IPCF A コア側を手動で構築しましたか、それとも BSP 40 rootfs に存在する IPCF モジュールを使用して直接構築しましたか? BR チェイン
View full article
LX2160ardb 上の PCIe エンドポイント lsdk 21.08 を使用して、LX2160ardb_rev2 のエンドポイントとして PCIe を設定しようとしています。ユーザーガイドに記載されているとおり、HOST_AGT_PEX3=1 を設定しました。しかしその後、PCIe3 は u-boot でも Linux コンソールでも表示されなくなりました。何を見逃したのでしょうか? Re: PCIe endpoint on LX2160ardb LS1028ARDB の次の u-boot パッチを参照してください。u-boot に関連コードを追加する必要があります。 nxa13285@lsv07330:/opt/samba/nxa13285/flexbuild/flexbuild/components/firmware/rcw$ git diff diff --git a/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw b/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw インデックス 057b0f1..2e4fa7d 100644 --- a/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw +++ b/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw @@ -38,6 +38,7 @@ SRDS_PRTCL_S1_L0=8 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 +HOST_AGT_PEX2=1 /* PCIe コントローラのエラッタ */ #include <../ls1028asi/a008851.rcw> nxa13285@lsv07330:/opt/samba/nxa13285/flexbuild/flexbuild/components/firmware/rcw$ nxa13285@lsv07330:/opt/samba/nxa13285/flexbuild/flexbuild/components/firmware/uboot$ git diff diff --git a/arch/arm/dts/fsl-ls1028a.dtsi b/arch/arm/dts/fsl-ls1028a.dtsi インデックス 7234faea0e..bda9035ea0 100644 --- a/arch/arm/dts/fsl-ls1028a.dtsi +++ b/arch/arm/dts/fsl-ls1028a.dtsi @@ -123,6 +123,17 @@ 0x82000000 0x0 0x40000000 0x88 0x40000000 0x0 0x40000000>; /* プリフェッチ不可能なメモリ */ }; + + pcie_ep2: pcie_ep@3500000 { + 互換性 = "fsl,ls-pcie-ep"; + レジスタ = <0x00 0x03500000 0x0 0x80000 + 0x00 0x035c0000 0x0 0x40000 + 0x88 0x00000000 0x8 0x00000000>; + reg-names = "regs", "ctrl", "addr_space"; + num-ib-windows = <6>; + num-ob-windows = <8>; + }; + 暗号: crypto@8000000 { 互換性 = "fsl,sec-v5.0", "fsl,sec-v4.0"; fsl、秒時代 = <10>; diff --git a/configs/ls1028ardb_tfa_defconfig b/configs/ls1028ardb_tfa_defconfig インデックス 87357d30c0..0afbc815c1 100644 --- a/configs/ls1028ardb_tfa_defconfig +++ b/configs/ls1028ardb_tfa_defconfig @@ -94,3 +94,4 @@ CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y CONFIG_EFI_LOADER_BOUNCE_BUFFER=y CONFIG_VIDEO=y CONFIG_VIDEO_LS_HDP_LOAD=y +CONFIG_PCIE_LAYERSCAPE_EP=y
View full article
LPCScrypt 无法在 Windows 11 25H2 上运行 [LPCScrypt版本2.1.3_83] 为了启动和刷新旧的 LPC1857,我们使用 lpcsCrypt 来更新设备固件。 自 Windows 11 25H2 起,LPCScrypt 就坏了:在命令行(即 PowerShell)上调用它会导致"错误:来自 CreateProcess 的错误:系统无法找到指定的文件" Sysinternal 的 Process 监测 假设 LpcsCrypt 正在使用 " wmic 路径 win32_pnPentity 执行 wmi 查询,其中(像 '%usbser%' 这样的服务,像 '%lpc%' 这样的名称)get.exe "。 但是,wmic 已于 2016 年宣布弃用,并已于 25H2 起从 Windows 11 中 移除 (请参阅 Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC) removal from Windows - Microsoft Support) 。 请求恩智浦开发团队解决:这个问题是否已被发现?如何让它在未来发挥作用? Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 你好,ErichStyger,你说得没错。从 Windows 10 升级后,wmic 将保留在 Windows 11 中。 但我不得不重新安装 Windows 11 系统,结果遇到了这个问题。 Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 感谢您提供的信息。 我的解决办法是在 Windows 11 中添加 wmic 支持,具体如下 以管理员身份打开系统设置,进入可选功能(... 更多功能...)并添加 wmic 或使用" DISM/Online /Add-Capability /CapabilityName:WMIC" [请参阅将 WMIC 安装到 Windows 11 计算机 - Microsoft Q& A] 。 此致, 马蒂亚斯 Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 可能是因为我已经从 Win10 升级到了 Win11,我的机器上仍然有 WMIC: Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 我最近从 Win10 升级到了 Win11 25H2。 但到目前为止,我还没有看到 LPCScrypt 出现问题(尚未)。使用 LinkServer v25.9.134 中代码包的那个(见下文) 用 LPCScrypt 更新我的 LPC-Link2 运行正常。 我不是 WMIC 方面的专家,但根据信息,它在 25H2 中消失了,chatGTP 建议将旧版本 Windows 中的 wmic.exe 和 wmic.exe.mui 复制到 25H2。 恩智浦已经意识到了这个问题,下一个LinkServer版本中可能会有更新的LPCsCrypt。 Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 你好@mathiasmonse 感谢您的提问。 如果 WMIC 支持被移除,可以尝试安装。或者使用早期的 Windows 版本,或者在 Linux 或 macOS 上运行 LPCScrypt。 BR 爱丽丝 Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 这个问题已通过 LPCScrypt 2.1 解决,该版本似乎包含在 LinkServer 的最新版本中。
View full article
未使用ピンの S32DS ピン MUX 構成。 S32 Design Studio に関して、次のような質問があります。 (メニュー: コンポーネント > pin_mux_PinSettings: パッド構成) 1) ピンの「ピンMux」設定が「ピン無効」に設定されている場合、ピンの電気的状態はどうなりますか?浮動状態ですか、それとも他の状態ですか? 2) ピンの「ピン Mux」が「ピン無効」に設定されている場合でも、「プル有効化」および「プル選択」構成は機能していますか? 3) 寄生電流の問題や EMC の問題を回避するために、未使用ピンに推奨される構成は何ですか? ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Re: S32DS Pin MUX Configuration for unused pins. 1) ピンはハイインピーダンス(フローティング入力)モードになります。 2) はい、内部プルアップ/プルダウンはアクティブで機能し続けます。 3) 一般的に、未使用のデジタルピンの処理は次のように推奨されます。 使用されていないデジタル ピンについては、未接続のままにしておくことをお勧めします。また、SW では、ピンのパッドの入力バッファと出力バッファの両方を無効にする必要があります。さらに、弱いプルダウンデバイスを有効にする必要があります。これにより、あらゆる状況下でパッドが安全な状態に保たれます。 アナログ ピンの場合は、VSSA にプルダウンすることをお勧めします。 Re: S32DS Pin MUX Configuration for unused pins. 未使用のデジタルピンに推奨される構成です。 Re: S32DS Pin MUX Configuration for unused pins. 追加の質問があります。 未使用のピンが「ピン無効」に設定され、「プルダウン」付きの「プル有効」に構成され、ピンが外部にコネクテッドされていない場合はどうなるでしょうか?
View full article
将 SBC FS26 R21-11 5.0.0 整合到 MBDT 上 您好, 我在恩智浦的网站(MBDT上的SBC FS26 R21-11 5.0.0)上找到了这些驱动程序,我想知道是否有可能将它们内置到MBDT中,如果是的话,该怎么做。 我试着将包含这些驱动程序的文件夹复制并粘贴到 RTD 路径中,但当我打开 S32CT 时,它不允许我添加驱动程序,所以我认为方法不对....。 谢谢! 西蒙 Re: Integration of SBC FS26 R21-11 5.0.0 on MBDT 你找到将 SBC_FS26 与 MBDT 集成的解决方案了吗?我目前正在研究这个问题,如果您能提供任何指导或见解,我将不胜感激。 Re: Integration of SBC FS26 R21-11 5.0.0 on MBDT 嗨,很遗憾完全没有 Re: Integration of SBC FS26 R21-11 5.0.0 on MBDT 请参阅 privete 信息 Re: Integration of SBC FS26 R21-11 5.0.0 on MBDT 您找到解决这个问题的办法了吗? 是否有办法解决这个问题,或者您有什么办法可以让我试试? MBDT FS26
View full article
TEF82XX ATBの問題 こんにちは。ADC をバイパスし、RX をアナログ ポートに直接テストしてみたいと思います。スペクトル アナライザーを使用して内部のアナログ信号を表示します。関連するレジスターはどこにありますか?ADC と ATB のクロックと電源制御関連のレジスタしか確認しなかったためです。予約済みの ATB ポートがありませんか?または、RC 受信データはデフォルトで ADC および ATB ポートに送信され、切り替える必要はありませんか? レジスタ R2M0A_LO_INTERFACE_CONTROL_U16:0x000 で、バッファ B3、B2、および B1 の有効設定を確認しました。しかし、回路図で対応するポジショニングを見つけることができませんでした。場所を特定するのを手伝ってもらえますか?それとも、TEF82xx にはこれらのバッファがないのでしょうか? Re: TEF82XX ATB Issue こんにちは、 私は TEF82xx FAE と話していましたが、ATB は社内用であり、お客様とは話し合われません。 さらに質問がある場合は、少なくともNDAが必要となるため、NXP FAE / Salesに問い合わせることをお勧めします。 よろしくお願いいたします。 ピーター 回复: TEF82XX ATB Issue バッファ B1 ~ B4 はデータシートに記載されています。ありがとう。
View full article
使用 SEGGER J-Link 和 S32DS IDE 调试 S32K144 MCU 的问题 当然可以,高萨姆您可以在社区组(如恩智浦论坛、Stack Overflow 或嵌入式系统组)中发布您的问题的清晰技术版本: 大家好, 我正在研究S32K144,目前正在开发定制 MCAL 驱动程序。我使用SEGGER J-Link 调试器和S32 Design Studio (S32DS)进行开发。 在尝试调试代码时,我不断遇到与寄存器和内存访问相关的错误和警告。以下是主要的错误信息: ERROR: Cannot read register 26 (FAULTMASK) while CPU is running ERROR: Cannot read register 27 (CONTROL) while CPU is running ... ERROR: Cannot read register 64 (FPS31) while CPU is running WARNING: Failed to read memory @ address 0xDEADBEEE 意见: 目标程序一开始运行,这些错误就会出现。 当CPU处于执行模式时,调试器似乎无法访问系统或浮空寄存器。 内存警告指向一个无效地址:0xDEADBEEE。 当前设置: MCU:恩智浦 S32K144(ARM Cortex-M4F) IDE:S32 设计工作室 调试器:赛格 J-Link(SWD 模式,1 MHz) 应用:裸机、开发和测试定制 MCAL 驱动程序 调试模式:通过 GDB 服务器连接,并通过 S32DS 进行闪存/调试 问题 为什么 CPU 运行时会出现这些寄存器访问错误? 是否有允许在执行过程中读取寄存器的设置,还是 CPU 必须停止运行? 0xDEADBEEE 内存访问的根本原因是什么? 这是恩智浦驱动程序或 MCAL 中用于未初始化指针的常用默认值吗? 在开发低级 MCAL 驱动程序时,有什么建议的方法来处理这些调试器限制吗? 我真的很希望任何使用过 S32K1xx MCU、MCAL 开发或世纪佳缘 J-Link 工具的人能够提供帮助。如果您需要更多日志或设置细节,请告诉我。 谢谢 Re: Debugging Issue with S32K144 MCU Using SEGGER J-Link and S32DS IDE 你好,@Gowtham_768、 对不起,我的回答太多了,请帮我确认这些信息: 这是你第一次尝试连接板,还是之前能够调试和连接? 您使用的是 S32DS v3.6吗?如果没有,是哪个版本?另外,请说明您是使用 SDK 还是 RTD 驱动程序,以及使用的是哪个版本。 为什么 CPU 运行时会出现寄存器访问错误?是否有允许在执行过程中读取寄存器的设置,还是 CPU 必须停止运行? CPU 必须停止运行。 0xDEADBEEE 内存访问的根本原因是什么?这是恩智浦驱动程序或 MCAL 中用于未初始化指针的常见默认值吗? 0xDEADBEEE 值主要表示出错。它不是一个标准的内存位置,而是一个用来表示内存部分未初始化/有错误的值。我相信在您的情况下,它只是说明无法连接 MCU 在开发低级 MCAL 驱动程序时,有什么建议的方法来处理这些调试器限制吗? 首先,也是最明显的一点,就是要仔细检查连接是否正确。如果您以前可以连接,但现在却不能连接,那么可能有几种原因导致无法连接: 设备在执行大规模擦除时正在使用网络安全功能。 设备是安全的。 闪存配置字段已损坏。 请查看以下详细描述此问题的应用笔记: AN12130:S32K1xx MCU 的生产闪存编程最佳实践 — 应用笔记 致以最诚挚的问候, Julián
View full article
s32g llce insmod llce_can.ko エラー 私は S32G399A チップを使用し、カーネルを手動でコンパイルし、LLCE ファームウェアとドライバーをルート ファイル システムに統合しましたが、下の画像に示すように、LLCE CAN ドライバーを手動でロードするときにエラーが発生しました。 これはファームウェアの互換性の問題でしょうか?それとも依存関係が不足していることが原因でしょうか? ご返信をお待ちしております! エンジニアの皆様 私は S 3 2 G 3 9 9 A チップを使用しており、カーネルを手動でコンパイルし、LLCE ファームウェアとドライバーをルート ファイル システムに統合し、LLCE CAN ドライバーを手動でロードしていますが、以下に示すようにエラーが発生しました。 ファームウェアの互換性の問題がありますか、それとも他の依存関係が不足していますか? ご返信をお待ちしております! Re: s32g llce insmod llce_can.ko err この問題は解決しました。カーネルイメージをLLCE関連ドライバすべてを対象にコンパイルされた統合版イメージに更新すると、正常にロードできるようになります。 Re: s32g llce insmod llce_can.ko err こんにちは ログから判断すると、llce_can.ko が依存する他のモジュールが事前にロードされていなかった可能性があります。BSPUM の以下のセクションを参照して、もう一度お試しください。 BR チェイン
View full article
S32G274ARDB2上のXenでmmcblk0デバイスを制御する こんにちは、 私は S32G274ARDB2 イメージを使用しており、Linux BSP 38.0 ユーザー マニュアルのガイドラインに従って Xen ハイパーバイザー サポートを有効にしています。イメージをビルディングした後、Xen 環境で `lsblk` コマンドから次の出力を確認しました。 名前 MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE マウントポイント mmcblk0 179:0 0 14.8G0 ディスク |-mmcblk0p1 179:1 0 64M 0 パーツ |-mmcblk0p2 179:2 0 980M 0 パーツ / |-mmcblk0p3 179:3 0 980M 0 パーツ `-mmcblk0p4 179:4 0 980M 0 部分 Xen に公開される `mmcblk0` デバイス (パーティション) の数を管理する方法を理解したいと思います。具体的には、以下の点について指導が必要です。   1. Xen または特定のドメイン (Dom0 や DomU など) に表示される `mmcblk0` パーティションの数を制限するにはどうすればCANますか? 2. Xen 内で `mmcblk0` パーティションの数を動的に追加したり制御したりすることは可能ですか? SO、どのような構成やツールを使用すればよいですか? 3. この制御を実現するために変更する必要がある特定のデバイス ツリー設定、Xen 構成ファイル、または U-Boot コマンドはありますか?   これを実現するための関連ドキュメント、構成例、手順などへの参照があれば、大変助かります。設定に関する追加の詳細が必要な場合はお知らせください。   再開まで今しばらくお待ちください。 Re: Controlling mmcblk0 Devices in Xen on S32G274ARDB2 こんにちは@hulk101さん、 私が提供した情報で目標を達成できましたか? もしSOであれば、私の最後の返信を受け入れられるべき解決策として選択してください。そうでない場合は、エラーが発生した場合はお知らせください。 ありがとうございます! Re: Controlling mmcblk0 Devices in Xen on S32G274ARDB2 こんにちは@hulk101さん、 Xen は NXP 製品ではないため、これについてのサポートはあまり提供できません。ただし、役に立つと思われる情報がいくつかあります。Dom0はデフォルトですべてのハードウェアリソースにアクセスできます。これにはSD/eMMCパーティション( mmcblk0p1、mmcblk0p2、mmcblk0p3など)が含まれます。Dom0へのアクセスを制限することは可能ですが、Dom0は他のすべてのドメイン(Domuなど)を作成することを目的としているため、推奨しません。DomUはデフォルトですべてのハードウェアリソースにアクセスできるわけではありません。例えば、パーティションについては、次のコマンドを実行して動的にアタッチできます。 xl block-attach domu1 phy:/dev/mmcblk0p3 xvdb w または切り離すには: xl block-detach domu1 xvdb これらのコマンドを domu1 の設定ファイルに追加するCANもできます。 必要なパーティションとドメイン名に応じてコマンドが若干変更される可能性があることに注意してください。 この方法では、パーティションが domu1 に次のように表示されます。 /dev/xvdb デバイス ツリーで実行するCAN構成がいくつかありますが、要件によってはそれが正しいアプローチではないと思われますので、 https://wiki.xenproject.org/wiki/Device_tree を確認してください。 他にご質問があればお知らせください。
View full article
S32K144コントローラのUART通信の問題について こんにちは 、 現在、プロジェクトに S32K144 コントローラを使用していますが、UART 受信に問題が発生しています。ブレークポイントがない場合、ソフトウェアは正常に実行され、UART はすべてのデータを適切に受信します。しかし、ブレークポイントが適用されると、UART 受信は行われなくなります。その間割り込みも発生しません。 使用コントローラ:S32K144 SDKスタック: LPUART2 この原因は何ですか、またこれを解決するにはどうすればよいですか? コールバック関数は以下のとおりです。 uint8_t 受信バイト = 0U; void vidRxUARTCallback(void *driverState, uart_event_t event, void *userData) { /* イベント情報タイプを確認する */ if (イベント情報 == UART_EVENT_RX_FULL) { LPUART_DRV_SetRxBuffer(INST_LPUART1, &rxbyte, 1U); } } Re: Regarding the UART communication issue in S32K144 controller こんにちは@Avinash_PAZHAMALAI 、 DATA レジスタからの RX データにはデバッガーからもアクセスでき、デバッガーは読み取り時に対応するフラグを自動的にクリアします。意図しないフラグのクリアを防ぐには、DATA レジスタにアクセスするすべてのレジスタまたはメモリ ビューが閉じられていることを確認します。 BR、ダニエル
View full article