2184609_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2184609_ja-JP

2184609_ja-JP

LX2160ardb 上の PCIe エンドポイント

lsdk 21.08 を使用して、LX2160ardb_rev2 のエンドポイントとして PCIe を設定しようとしています。ユーザーガイドに記載されているとおり、HOST_AGT_PEX3=1 を設定しました。しかしその後、PCIe3 は u-boot でも Linux コンソールでも表示されなくなりました。何を見逃したのでしょうか?

ggrocer_0-1760339883324.pngggrocer_0-1760339883324.png


Re: PCIe endpoint on LX2160ardb

LS1028ARDB の次の u-boot パッチを参照してください。u-boot に関連コードを追加する必要があります。

nxa13285@lsv07330:/opt/samba/nxa13285/flexbuild/flexbuild/components/firmware/rcw$ git diff
diff --git a/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw b/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw
インデックス 057b0f1..2e4fa7d 100644
--- a/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw
+++ b/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/rcw_1500_gpu600.rcw
@@ -38,6 +38,7 @@ SRDS_PRTCL_S1_L0=8
SRDS_PRTCL_S1_L1=5
SRDS_PRTCL_S1_L2=11
SRDS_PRTCL_S1_L3=11
+HOST_AGT_PEX2=1

/* PCIe コントローラのエラッタ */
#include <../ls1028asi/a008851.rcw>
nxa13285@lsv07330:/opt/samba/nxa13285/flexbuild/flexbuild/components/firmware/rcw$

nxa13285@lsv07330:/opt/samba/nxa13285/flexbuild/flexbuild/components/firmware/uboot$ git diff
diff --git a/arch/arm/dts/fsl-ls1028a.dtsi b/arch/arm/dts/fsl-ls1028a.dtsi
インデックス 7234faea0e..bda9035ea0 100644
--- a/arch/arm/dts/fsl-ls1028a.dtsi
+++ b/arch/arm/dts/fsl-ls1028a.dtsi
@@ -123,6 +123,17 @@
0x82000000 0x0 0x40000000 0x88 0x40000000 0x0 0x40000000>; /* プリフェッチ不可能なメモリ */
};

+
+ pcie_ep2: pcie_ep@3500000 {
+ 互換性 = "fsl,ls-pcie-ep";
+ レジスタ = <0x00 0x03500000 0x0 0x80000
+ 0x00 0x035c0000 0x0 0x40000
+ 0x88 0x00000000 0x8 0x00000000>;
+ reg-names = "regs", "ctrl", "addr_space";
+ num-ib-windows = <6>;
+ num-ob-windows = <8>;
+ };
+
暗号: crypto@8000000 {
互換性 = "fsl,sec-v5.0", "fsl,sec-v4.0";
fsl、秒時代 = <10>;
diff --git a/configs/ls1028ardb_tfa_defconfig b/configs/ls1028ardb_tfa_defconfig
インデックス 87357d30c0..0afbc815c1 100644
--- a/configs/ls1028ardb_tfa_defconfig
+++ b/configs/ls1028ardb_tfa_defconfig
@@ -94,3 +94,4 @@ CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_EFI_LOADER_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_VIDEO=y
CONFIG_VIDEO_LS_HDP_LOAD=y
+CONFIG_PCIE_LAYERSCAPE_EP=y

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 05:44 AM
更新人: