私は S32G399A チップを使用し、カーネルを手動でコンパイルし、LLCE ファームウェアとドライバーをルート ファイル システムに統合しましたが、下の画像に示すように、LLCE CAN ドライバーを手動でロードするときにエラーが発生しました。
これはファームウェアの互換性の問題でしょうか?それとも依存関係が不足していることが原因でしょうか?
ご返信をお待ちしております!
エンジニアの皆様
私は S 3 2 G 3 9 9 A チップを使用しており、カーネルを手動でコンパイルし、LLCE ファームウェアとドライバーをルート ファイル システムに統合し、LLCE CAN ドライバーを手動でロードしていますが、以下に示すようにエラーが発生しました。
ファームウェアの互換性の問題がありますか、それとも他の依存関係が不足していますか?
ご返信をお待ちしております!
こんにちは
ログから判断すると、llce_can.ko が依存する他のモジュールが事前にロードされていなかった可能性があります。BSPUM の以下のセクションを参照して、もう一度お試しください。
BR
チェイン