プラグインS32K1xx DevelpomentパッケージとS32SDK S32K1XX RTM v4.0.1をS32 Design Studio v3.5にインストールしようとしていますが、常に以下のエラーが発生します。
エラーの詳細は次のとおりです。
アイテムのインストール中にエラーが発生しました
セッションコンテキストは:(profile=DefaultProfile, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install, operand=null --> [R]com.nxp.s32ds.s32k1.sdk.s32k1xx_4.0.1.win32.win32.x86_641.0.0.202010271245, action=com.nxp.s32ds.ext.rcp.p2.core.actions.InstallAction) です。
エラー
C:\ NXP \ S32DS.3.5 \ eclipse \ p2 \ org.eclipse.equinox.p2.core \ cache \ binary \ com.nxp.s32ds.s32k1.sdk.s32k1xx_4.0.1.win32.win32.x86_64_1.0.0.202010271245の解凍エラー:無効なエントリサイズ(0を期待しましたが、6975327バイトを取得しました)
また、このインストールが完了したときには、開発パッケージが見当たらなかったため、オフラインパッケージを追加しました。しかし、それでもこのエラーはそうではありません
だからついに、私は私の会社のラップトップに多くの制限があり、S32DSインストーラーがすべてのものが適切にインストールされていると言っていると思っても、多くのインストールを制限していることがわかりました。
したがって、解決策は、オフラインの方法を使用してS32DSを更新する必要がありましたが、これもエラーがありましたが、ファイアウォールを数回回避した後に機能しました。また、この RTM 4.0.1 は S32DS V3.5 では動作しません。これは RTD が先に進むため、この RTM はサポートされず、V3.5 に更新されます。RTD V2.0.0が機能し、プロジェクトが進行しました。
私はS32DS v3.4を使用しており、そこにあるSDKは正常に動作していますが、問題は、アップグレードしているプロジェクトがISO26262用であり、そのためのSDKがV3.5とのみ互換性があることです。それらをv3.4に追加しようとしましたが、エラーが発生して表示されません。したがって、V3.5を機能させて、チームが機能安全のためにSDKを使用して作業できるようにする以外に選択肢はありません。
また、V3.5をアンインストールしてインストールしようと数回試みましたが、ITにインストールプロセスのフルアクセスを許可するように指示しましたが、それでもブロックされており、SDKはダウンロードされません。どうにかしてそれを機能させなければなりません。
はい、私はこれについても私のITチームに連絡しました、そして彼らは彼らが彼らがエラーログで見つけたいくつかのnxpウェブサイトを追加したnxpサイトのブロックを見ていないと言っています。私のITチームは、NXPチームがバイパスする必要があるサイトのリストを提供できる場合、彼らは私のためにそれを行うことができると言いました。
しかし、はい、私はITチームでループしてこれを整理することができます、それを行うプロセスを教えてください、そのためのチケットを作成する必要がありますか。