2148079_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2148079_ja-JP

2148079_ja-JP

S32K144 で自動 CAN バスオフ回復を無効にするにはどうすればいいですか?

こんにちは、みんな!

S32K144CAN バスオフをオフにした後、自動回復を無効にするにはどうすればよいですか? バスオフをオフにした後、手動で回復する必要があります。

Re: S32K144 怎么关闭CAN busoff自动恢复?

こんにちは@pidcy

このバージョンにはチェックするオプションがありません。チェックするオプションは S32 DS V3.X バージョンに用意されています。

レジスタに直接書き込むことで、BOFFREC をオフにすることができます。

Re: S32K144 怎么关闭CAN busoff自动恢复?私は IDE バージョン 2.2 を使用していますが、使用しているバージョンは何ですか?Re: S32K144 怎么关闭CAN busoff自动恢复?

こんにちは@pidcy

私の IDE はすべて、自動回復を有効または無効にするオプションを提供しています。また、レジスタ操作を通じて直接自動回復を無効にすることもできます。

例:

CAN0 -> CTRL1 |= 0x40 ;//BOFFREC = 1
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 07:51 AM
更新者: