Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
IW611 Wi-Fiモジュールのドライバとファームウェア こんにちは、 Wi-Fi ドライバを構築する手順と、IW611 に関連するいくつかの質問を明確にしたいと思います。ぜひご覧になってみてください。ありがとう。 私はカーネル 5.10 を使用しており、私の理解に基づいて、IW611 用の WiFi ドライバを構築する手順は次のとおりです。間違っていたら訂正してください。 1) クローンリポジトリ: http://github.com/nxp-imx/mwifiex.git 私のカーネルバージョンに最も近いバージョンをチェックアウトします。例: lf-5.10.y_1.0.0 質問: この lf-5.10.y_1.0.0 ブランチの最終更新は 4 年前です。そのブランチのソース コードは最新であり、すべての IW611 機能をサポートしていますか? 2) 5.10 カーネル ソース コードを指す KERNELDIR= をエクスポートします。 3) $CROSS_COMPILEを更新する 3) wlan_src に cd する 4) クリーン&ビルドを実行する その他の質問 https://github.com/nxp-imx/imx-firmware.gitのファームウェアの場合、IW611 に使用されているファームウェアをどのように確認すればよいですか?また、私のCASEでは lf-5.10.y_1.0.0 ブランチもチェックアウトする必要があるというのは正しいでしょうか? IW611 ライアン Re: IW611 Wifi module driver and firmware こんにちは@RyanKhor 質問: この lf-5.10.y_1.0.0 ブランチの最終更新は 4 年前です。そのブランチのソース コードは最新であり、すべての IW611 機能をサポートしていますか? --> リリースごとに機能リストを提供していますので、ご確認いただけます。i.MX アプリケーションプロセッサ向け組み込み Linux | NXP Semiconductors https://github.com/nxp-imx/imx-firmware.git にあるファームウェアについて 、IW611に使用されているファームウェアを確認するにはどうすればよいですか?また、私のCASEでは lf-5.10.y_1.0.0 ブランチもチェックアウトする必要があるのでしょうか? --> iw611 と iw612 は同じファームウェアを共有します。 よろしくお願いいたします。 ショーン
View full article
Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? Hello NXP team, We have purchased the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board. Could you please advise us on the following: Where we can obtain the corresponding demonstration software (demo soft) for this board? For the S32K388, what is the recommended RTD (Runtime Driver) version for software operation? What is the appropriate version of the TCP/IP-related driver package? The versions we have currently installed are as follows: S32 Design Studio for S32 Platform: 3.6.3 RTD S32K3_S32M27X: 6.0.0.202508131114 TCPIP_STACK S32K3XX: 3.0.0.202507110930 FREERTOS S32K3XX: 6.0.0.202506270658 Thank you for your assistance! Re: Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? Hi, regarding the pre-flashed SW; I asked Apps team if can be provided.  For the TCPIP module; from TCPIP stack 2.0.0 just Eth_HLD driver is supported, and lwip demo examples are based on HLD only. Using IP driver the CT generates error you got. If LLD/IP is required the previous version of TCPIP should be used. BR, Petr Re: Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? Another question: After adding the TCPIP module to the GMAC_K388 Example, these errors occur, and the problem cannot be eliminated through modifications in the configuration interface. May I ask if there are any solutions to these problems? Or is it that the Gmac of Drivers cannot work with the Tcpip module? Could you please help take a look? Thank you! 问题: [CODEGEN] Failed to generate file "netifcfg.c" 级别: 错误 类型: 工具问题 工具: Peripherals 来源: Peripherals 相关资源: Sources 信息: [CODEGEN] Failed to generate file "netifcfg.c" Re: Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? No program download is required after receiving the development board, as the board already has a pre-programmed program. What I need is exactly this firmware and its source code that are pre-flashed onto the board at the factory. Alternatively, is the pre-installed software on this development board the LED demo software included in the RTD demos? Re: Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? Hi, not sure which firmware you are pointing to. The EVB getting started guide simply points to RTD demos BR, Petr Re: Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? Thank you for your explanation! However, what I actually need are the program firmware and corresponding source code that run on the demo board we purchased. Could these be provided to us? It seems that the standalone module example programs are no longer available after installing RTD 6.0, and they can only be viewed in the environment where RTD 4.0 is installed. Re: Where to Obtain the Demo Software for the S32K388EVB-Q289 Evaluation Board? Hi, 1) demo examples are part of RTD, FreeRTOS, TCPIP stack installation. If all is properly installed you can see available demos once you are going to create new project from example 2) RTD600 is latest one. There are also some patches available, but you are using right RTD one; https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K3-STDSW-D 3) TCPIP_STACK S32K3XX: 3.0.0 is latest one and should be used/installed on top of RTD S32K3_S32M27X: 6.0.0 and FREERTOS S32K3XX: 6.0.0. BR, Petr
View full article
S32G2 ロック喪失(PLL) こんにちはサポーターさん、 私はシステムセーフティアーキテクチャです。 現在、NXP SS32G2 チップを使用した自動車のシステムセーフティをデザインしています。PLL(Loss of Lock)に関して質問させていただきます。 私の知る限り、障害が発生すると、HW は FCCU に障害を報告します。しかし、PLL をチェックすると、PLL 障害のあるこのコンテンツは見つかりません。 手伝っていただけませんか? よろしくお願いします。 Re: S32G2 Loss of lock (PLL) こんにちは、 @phuong3_tran 投稿ありがとうございます。 PLLはLOL表示を提供します。LOL (Loss of Lock)モジュールはPLL出力クロックを監視できます。これは、重大な障害の検出を目的としています。 LOL イベント情報 のトリガーとして考えられるものは次のとおりです。 1. 特定のイベント情報により、FXOSC 入力信号の周波数に大きな偏差が発生しました。 2. チップの供給電圧に大きな変化が生じます。 3. 接合部温度が仕様外です。 よろしくお願いします。 BR チェイン
View full article
S32K358 上の AUTOSAR 4.7.0 での受信割り込みの設定 こんにちは、皆さん 現在、プロジェクトをRTDからAUTOSAR 4.7.0(SWバージョン3)に移行中です。 送信と受信の両方が割り込みモードで動作するように設定されています。 RTD セットアップでは、各メッセージ オブジェクトに独自のバッファーが割り当てられていました。メッセージを受信すると、受信 IRQ 機能がトリガーされ、メッセージ オブジェクト番号を使用して、対応するバッファにアクセスして処理できるようになりました。 現在、AUTOSAR では、受信割り込み処理を適切に構成する方法がわかりません。 AUTOSAR で受信割り込み用のメッセージ オブジェクト バッファを割り当てたりアクセスしたりするにはどうすればよいですか? 受信 ISR コールバック (CanIf または CanDrv 経由など) を実装または構成するための推奨方法はありますか? このワークフローの例やドキュメント参照はありますか? いくつかの例を確認しましたが、受信割り込み処理を明確に説明している例は見つかりませんでした。 ヒントや設定例があれば、ぜひ教えてください! Re: Configuring Reception Interrupts in AUTOSAR 4.7.0 on S32K358 こんにちは、 @thorben_kampさん、 SW バージョン 3 とは、S32K3 RTD v3.0.0 ASR21-11 のことを指していると思います。 RTD パッケージは、S32K358 CAN 通信用の AUTOSAR サンプル ルーチンを提供します。 ただし、ループバック操作用に構成されているため、出力ピンには信号が表示されません。出力ピン (S32K3X8EVB の CAN0 の場合は PTA6/7) を設定し、CAN インスタンス モードをループバックから通常/ユーザー モードに変更する必要があります。HW 構成に応じて、CANトランシーバを初期化する必要もあります。 S32K3X4EVB-T172 の割り込み MCAL ベースの例がここに投稿されています: [RTD600 MCAL & IP] S32K3X4EVB-T172 FlexCAN 例割り込み/ポーリング - NXP コミュニティ。S32K344 ベースですが、同じメインルーチンをCAN使用します。この例は単に最も基本的な構成を示すものであり、AUTOSAR にまったく準拠していないことに注意してください。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
关于我的电机 MCSPTE1AK344 的问题 您好, 我购买了贵公司的 MCSPTE1AK344 套件,使用的是微处理器 S32K344。我正在使用"S32K344_mc_pmsm_1sh_s32ct" 程序,并已获得电机的运动情况。我可以控制电机的速度,但我有不同的问题。正如您在下一张图片中看到的,我有很多"......",但我不知道原因(这是在电机运动时)。此外,电机有时会不服从速度指令。 感谢您的一切, Re: Question with my motor MCSPTE1AK344 你好 我在和电机控制小组谈话。 示例S32K344_mc_pmsm_1sh_s32ct" 来自 MBDT。(基于模型的设计工具箱) 显然,恩智浦 MDBT 团队的人员已经与您取得了联系。 关于你发送的屏幕截图,看来你在 devikt MCSPTE1AK344 的 K344 EVB 板上设置了错误的跳线 J18。 如果你将其设置为 3.3V,它将感知更大的电压。 如果使用 DEVKIT 的适配器供电,则显示值必须为 12V。 顺祝商祺! Peter   Re: Question with my motor MCSPTE1AK344 您好, 我在 S32 Design Studio 中试用了您的示例,可以接收到有关 MCU 的信息。我在界面上看到了下一张图片,我知道问题出在哪里了。你能帮帮我吗? 谢谢 Re: Question with my motor MCSPTE1AK344 你好 以下是反馈的摘要: 您所说的项目" S32K344_mc_pmsm_1sh_s32ct" 并非来自官方网络的项目。 我们的是基于 EB tresos 的 mcspte1ak344_pmsm_foc_1SH_AS_TR 版本。您的项目要么是您移植到 S32DS 中的,要么是从某个未知来源获取的。 软件可以从下面的链接下载,版本在 RTD3.0.0。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTE1AK344 下面是示例的文档: https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K3-Motor-control-SW-examples/ta-p/1804577 单分流器示例在此: https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K344-FOC-with-single-shunt-current-measurement/ 我们无法对 S32K344_mc_pmsm_1sh_s32ct 做出评论。Ty 下载官方 SW 并进行比较。 关于"?? "标记,您的项目中没有定义这些变量,因此 freemaster 无法识别它们的地址并将其可视化。 顺祝商祺! Peter Re: Question with my motor MCSPTE1AK344 您好, 我按照您在示例"https://www.nxp.com/document/guide/ev-ac-charging-solutionss:GS-MCSPTE1AK344" 中的步骤进行了操作。 我不知道如果我不读取 uC 的信号,电机为什么会工作,因为我可以修改电机的速度。 速度反映正确,但速度指针有时不按速度顺序转动。 您能给我任何解决方案吗? Re: Question with my motor MCSPTE1AK344 你好 您遵循入门指南了吗? https://www.nxp.com/document/guide/ev-ac-charging-solutionss:GS-MCSPTE1AK344 标记表示无法从 uC 读取有价值的信息。 此外,电机有时会不服从速度指令。 你是说通过 MCAT 更改速度时,UC 中没有反映? 致以最崇高的敬意, Peter
View full article
S32K311の書き込み操作用のフラッシュドライバ実装 こんにちは、 PFlash へのデータ書き込みで問題が発生しています。リファレンス マニュアルの指示に従いましたが、まだメモリに書き込むことができません。これについてどうか助けてください。それは時間的に重要だから。 参考までに私のコードも添付しておきます。 ありがとうございました。 Re: FLash driver implementation for write operation in S32K311 こんにちは、ダニエル。 1.リファレンスマニュアルに記載されている以下のすべてのレジスタの組み合わせを使用してロック解除を試みました。 PFLASH.PFCBLK_SSPELOCK[0].R = 0x00000000U; //PFlashブロック0 PFLASH.PFCBLK_SSPELOCK[1].R = 0x00000000U; //PFlashブロック1 FLASH.SPELOCK.R = 0x00000000U; FLASH.SSPELOCK.R = 0x00000000U; FLASH.XSPELOCK.R = 0x00000000u; FLASH.XSSPELOCK.R = 0x00000000u; PFLASH.PFCBLK_SPELOCK[0].R = 0x00000000U; PFLASH.PFCBLK_SPELOCK[1].R = 0x00000000U; PFLASH.PFCBLK_SPELOCK[2].R = 0x00000000U; PFLASH.PFCBLKU_SPELOCK[0].R = 0x00000000U; // UTESTブロックロック ただし、DFlash は常にロックされたままであり、消去/プログラムを試行すると PES=1 が設定されます。 以下を明確にしていただけますか: S32K311 上の D-Flash ブロックの正しいレジスタとレジスタ インデックス。 S32K311 上の D-Flash に特別なロック解除メカニズム (UTEST ヒューズ、FCCU、ライフサイクル状態など) が必要かどうか。 D-Flash のロック解除 + 書き込みが成功したことを示す参考例。 2. P-Flashの最後の256KBのロックを解除できません: 上記のすべてのレジスタの組み合わせを使用した後でも、 0x004B0000 ~ 0x004FFFFF以上の値はロックされたままになります。 この領域は別のロック ブロック (ブロック 2?) によって制御されていますか? それとも D-Flash と共有されていますか? Re: FLash driver implementation for write operation in S32K311 こんにちは@emb-enockal さん、 0x00480008から始まる8バイトをプログラムするには、DATA[2-3]レジスタにデータを書き込む必要があります。 ロックに関しては、火曜日まで不在のため、現時点ではハードウェアでテストできません。 RTD ドライバ (C40_Ip) を参考にすることをお勧めします。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: FLash driver implementation for write operation in S32K311 こんにちは、ダニエル。 ご説明ありがとうございます。 はい、プログラミングしていたのと同じ PFlash ブロックから書き込み関数を実行しようとしていることに気付きました。書き込みルーチンを別のブロックに移動すると、動作するようになりました。 ただし、2 つの追加の問題があります。 PFlash連続書き込み アドレス0x00480000に 8 バイトを書き込むと成功します。 しかし、次の 8 バイトを0x00480008に書き込もうとすると、操作は失敗します。 書き込みが成功する次のアドレスは128 バイト後になります。 コントローラは 128 バイト (4 ページ) 境界でのプログラミングのみを許可するようです。 同じ 4 ページ内で小さいチャンク (8 バイト) を連続してプログラムする方法はありますか? それとも 128 バイトすべてを一度に書き込む必要がありますか? DFlashロック解除の問題 推奨されている通り、 SPELOCK[2]とSSPELOCK[2]を使用してBlock_2のロックを解除しようとしましたが、ブロックはロックされたままです。 モジュール レベルおよびプラットフォーム レベルのロック レジスタをクリアすることも試みましたが、DFlash 領域はまだロック解除されません。 以下は私が試みたロック解除シーケンスです。 PFLASH.PFCBLK_SSPELOCK[0].R = 0x00000000U; //PFlashブロック0 PFLASH. PFCBLK_SSPELOCK [1]. R = 0x00000000U; //PFlashブロック1 FLASH.SPELOCK.R = 0x00000000U; FLASH.SSPELOCK.R = 0x00000000U; FLASH.XSPELOCK.R = 0x00000000u; FLASH.XSSPELOCK.R = 0x00000000u; DFlash Block_2 のロックを解除する正しい方法を理解し、同じ 4 ページ内での連続書き込みがサポートされているかどうかを確認する方法を教えていただけますか? ご協力ありがとうございます。 Re: FLash driver implementation for write operation in S32K311 こんにちは@emb-enockal さん、 フラッシュ プログラミング コードは、プログラムされているフラッシュ ブロックと同じフラッシュ ブロック内に存在してはなりません。 同じフラッシュ ブロックをプログラムする必要がある場合は、実行コードが SRAM に配置されていることを確認してください。 この例では、C40_Ip API は SRAM に配置されています。 参考までに、 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K312-C40-Ip-SRAM-RTD-500-DS35/ta-p/2074245を参照してください。 DFlashはBlock_2にあり、SPELOCK[2]とSSPELOCK[2]によってロックされています。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: FLash driver implementation for write operation in S32K311 こんにちは、皆さん S32K311 (48 ピン) の PFlash/DFlash プログラミングで行き詰まっています。書き込み関数の最後にブレークポイントを配置すると、 P-Flash をプログラムできるようになりましたが、そのブレークポイントを保持しないと、CPU が逆アセンブリにジャンプし、RWE フラグが 1 に設定されます。 また、 D-Flash のロックを解除できません(すべてのロック解除の試行が無視されるようです)。お知らせ下さい。 私が観察したのは次の通りです: PFlash 書き込みシーケンスは、書き込み関数にブレークポイントを設定している場合にのみ完了します。そのブレークポイントを削除すると、CPU は書き込み要求の直後に逆アセンブリに移行します (割り込み/フェッチ障害のように見えます)。 次のロック解除シーケンスを書き込んだにもかかわらず、D-Flash はロックされたままです。 PFLASH.PFCBLKU_SPELOCK[0].R = 0x00000000U; /* UTESTブロックロックをクリアする(試行済み)*/ /* モジュールロックをクリアする */ FLASH.SPELOCK.R = 0x00000000U; FLASH.SSPELOCK.R = 0x00000000U; /* プラットフォームレベルのブロックロック解除 */ PFLASH.PFCBLK_SPELOCK[0].R = 0x00000000U; PFLASH.PFCBLK_SSPELOCK[0].R = 0x00000000U; 参考までにコードも添付しました。 Re: FLash driver implementation for write operation in S32K311 こんにちは@emb-enockal さん、 問題の説明を詳しく説明していただけますか? エラーフラグは表示されますか? 簡単にするために、ブロッキング方法から始めることをお勧めします。 DATA レジスタはクワッドページに揃える必要があります。 プログラム中のブロックからコードを実行することはできません。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Any support, information, and technology (“Materials”) provided by NXP are provided AS IS, without any warranty express or implied, and NXP disclaims all direct and indirect liability and damages in connection with the Material to the maximum extent permitted by the applicable law. NXP accepts no liability for any assistance with applications or product design. Materials may only be used in connection with NXP products. Any feedback provided to NXP regarding the Materials may be used by NXP without restriction.
View full article
i.MX957 LPDDR 控制器 即将推出的 i.MX957 是支持 LPDDR4 双通道内存还是仅支持单通道内存? Re: i.MX957 LPDDR Controller 您好, 感谢您对恩智浦半导体产品的关注, 关于即将推出的 i.MX 95,我们掌握的信息不多,但初步数据表显示,它将只支持 LPDDR5/LPDDR4X 而非 LPDDR4。 如前所述,这只是初步数据表,由于处理器处于试生产阶段,因此可能会有变化,请参考发布时的可用文档。 此致
View full article
LPC55S36 I3Cマスターは、読み取り長がスレーブデータサイズを超えるとハングします。 I3C 通信用に 2 つのLPC5536-EVKボードをコネクテッドし、1 つを I3C マスターとして、もう 1 つを I3C スレーブとして構成しました。マスターの指定された読み取り長がスレーブによって提供されたデータの量を超える場合、マスターは読み取り関数I3C_MasterTransferBlockingで停止します。波形に基づくと、信号は正しいように見える、SO問題はマスター側にあると考えています。 私が提供した例では、スレーブのデータは [0x01, 0x02] で、長さは 2 バイトだけです。ただし、マスターは読み取り長を 3 に指定します。したがって、2 番目のバイトの終わりに、スレーブは T ビットを 0 として返して、メッセージの終了を示します。 テスト手順: (1)スレーブボードをリセットする (2)マスターボードをリセットする T ビットの定義については、MIPI I3C 基本仕様 v1.1.1 を参照してください。 セクション5.1.2.3.4、SDRターゲットの9番目のビットはデータの終わりとして返された(読み取られた)データです I2C では、ターゲットからの読み取りではコントローラのみが読み取りを終了するため、ターゲットは返すデータの量を制御できないという問題があります。対照的に、I3C SDR では、ターゲットが返すデータ ワードの数を制御しますが、必要に応じて I3C コントローラが読み取りを途中で中止することもできます。 ... Re: LPC55S36 I3C Master Hangs When Read Length Exceeds Slave Data Size ユーザーは I3C_MasterTransferNonBlocking によって実際に転送されたバイト数を判別することはできませんが、私のアプリケーションには十分なようです。 Re: LPC55S36 I3C Master Hangs When Read Length Exceeds Slave Data Size I3C_MasterTransferNonBlockingに切り替えてみました。ハングアップすることはありませんが、スレーブが実際に提供したバイト数をユーザーが知る方法はありません。私が共有した例では、転送数 = 2 などの情報を返す必要があります。 lpcxpresso55s36_i3c_interrupt_b2b_transfer_master の例を使用したテストでは、dataSize を 50 に変更したにもかかわらず、コードはその後 32 バイトの固定値を出力します。これは、スレーブが指定した転送数と一致します。 実際のアプリケーションでは、保留中の読み取り通知を伴う IBIに関する別の投稿で述べたCASEなど、IBI が発生してプライベート読み取りが実行された後、スレーブの転送カウントは予測不可能であり、変化するCANがあります。マスターが大きなバッファを使用して読み取り転送関数を呼び出す場合、転送関数は実際に転送されたカウントを返す必要があります。 Re: LPC55S36 I3C Master Hangs When Read Length Exceeds Slave Data Size こんにちは@bell_huang テストしてみました。 おっしゃる通り、 そして、この I3C_MasterReceive 関数をチェックしました。 /* Check RX data */ if ((0UL != rxSize) && (0UL != (base->MDATACTRL & I3C_MDATACTRL_RXCOUNT_MASK))) { *buf++ = (uint8_t)(base->MRDATAB & I3C_MRDATAB_VALUE_MASK); rxSize--; if ((flags & (uint32_t)kI3C_TransferDisableRxTermFlag) == 0UL) { if ((!isRxAutoTerm) && (rxSize == 1U)) { base->MCTRL |= I3C_MCTRL_RDTERM(1U); } } } データサイズに応じてデータを読み取ります。 そして、i3c 割り込みデモをテストしたところ、この機能がサポートされていることがわかりました。 dataSizeを50に設定しました。 そして決してハングアップしません。 お試しになることができます。 BR ハリー
View full article
S32K3 在 POWER 配置下的运行模式 S32K3 在 POWER 配置下的工作模式。这些工作模式有何不同。 Re: S32K3 operating mode in POWER configuration 嗨,@alan_yu、 逻辑分区是指由 MC_ME 单个分区控制的 SoC 块。每个 MC_ME 分区都使用 MC_ME 分区处理硬件控制一组逻辑功能。 请参阅第46.1.3章的分区: 是的,您的 POWER 配置看起来没问题。 致以最诚挚的问候, Julián Re: S32K3 operating mode in POWER configuration 另一个问题是,McuPartition0Config - McuPartition2Config 的含义是什么? 下图是我在 S32K312 中的配置。看起来还好吗? Re: S32K3 operating mode in POWER configuration 你好@Julián_AragónM、 谢谢您的答复。这对我帮助很大。 我一直在使用 S32K312,只有一个内核。 因此,如果我想让微控制器进入待机状态,只需选择"STANDBY" 运行模式即可。对不对?我遇到了一个问题。当我使用 GPIO 唤醒微控制器时,微控制器会在近 10 秒后正常运行。问题出在哪里?    Re: S32K3 operating mode in POWER configuration 嗨,@alan_yu、 第 41.1.6 章S32K3XX 参考手册中描述了工作电源模式。只有两个: 运行 模式和 待机 模式。   不过,驾驶员可以将过渡唤醒和快速/正常唤醒的步骤分开。如果我们调用 STANDBY,驱动程序将经历SOC_PREPARE_STANDBY、SOC_STANDBY 和CORE_STANDBY - 但我们可以单独调用所有模式。   例如,我们可以让 SOC 处于运行模式,而只有一个内核可以调用CORE_STANDBY,这样就可以用 WFI 停止一个内核。   MCU 可以通过 FAST 唤醒来代替普通唤醒。第 41.2 章介绍了快速与正常待机退出。   至于其他选项,请参见RTD_MCU_UM.pdf:   我建议查看源代码,了解其中划分了哪些步骤。您可以参考这些低功耗示例: S32K3 电源管理单元 AN 和演示-恩智浦社区 [RTD400 & 500 MCAL & IP] S32K3 电源管理单元 AN 和演示-恩智浦社区 致以最诚挚的问候, Julián
View full article
如何更改 Android 10 hdmi 端口的显示方向 您好, 我正在开发一款搭载安卓 10_2.3.0 的 i.MX8MP 定制板。我试图将 Android 图像的显示方向从横向改为纵向,因此在 .mk 中添加了以下更改文件 diff --git a/imx8m/BoardConfigCommon.mk b/imx8m/BoardConfigCommon.mk index 92197b61..2b105592 100644 --- a/imx8m/BoardConfigCommon.mk +++ b/imx8m/BoardConfigCommon.mk @ -10,7 +10,10 @@ have_fsl_imx_ipu \\ prebuilt_fsl_imx_gpu \ board_soc_type (板卡类型 product_manufacturer (产品制造商 -板载 VPU +board_vpu_only +sf_primary_display_orientation (主要显示方向 + +soong_config_imxplugin_sf_primary_display_orientation = 270 SOONG_CONFIG_IMXPLUGIN_BOARD_PLATFORM = imx8 soong_config_imxplugin_num_framebuffer_surface_buffers = 3 diff --git a/imx8m/evk_8mm/BoardConfig.mk b/imx8m/evk_8mm/BoardConfig.mk 索引 ed30f771..cd8f4c89 100644 --- a/imx8m/evk_8mm/BoardConfig.mk +++ b/imx8m/evk_8mm/BoardConfig.mk @@ -117,6 +117,8 @@ target_uses_mke2FS: = true # 定义 帧缓冲区数 num_framebuffer_surface_buffer_surface_buffer_buffer_surface_buffer_bu ffer_surface_buffer_buffer_buffer_surface_buffer_buffer_buffer_buffer_sur 当我设置 SF_PRIMARY_DISPLAY_ORIENTION: = 270 时,输出显示在 当我设置 SF_PRIMARY_DISPLAY_ORIENTATION := 180 时,输出结果显示为 但方向不对。W当我在安卓 15 中通过 $ settings put system user_rotation 3 命令时,我看到了正确的肖像视图。 不过,该命令在 Android 11 上不起作用。 我将附上一张图片,显示我期望在 Android 10 中看到的方向 谢谢&Regards Subash.P   Android 图形与显示 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: How to change the display Orientation in Android 10 hdmi port 你好@刘志明 使用您的补丁后,我可以在屏幕上看到一些变化,但分辨率不高。此外,当我连接鼠标时,它只能横向导航,而不能纵向导航。 此外,导航栏也不可见。 敬上, Subash P.   Re: How to change the display Orientation in Android 10 hdmi port 您好,在 Android10 中, surfaceflinger 旋转信息不会传递到 HWC,请尝试 HAL 中的附件,并使用 "settings put system accelerometer_rotation 0/1 "进行测试。 diff --git a/display/display/Composer.cpp b/display/display/Composer.cpp old mode 100644 new mode 100755 index 8dba110..282c4f8 --- a/display/display/Composer.cpp +++ b/display/display/Composer.cpp @@ -350,11 +350,40 @@ int Composer::clearWormHole(LayerVector& layers) int Composer::composeLayer(Layer* layer, bool bypass) { + int transform; if (layer == NULL || mTarget == NULL) { ALOGE("composeLayer: invalid layer or target"); return -EINVAL; } + + /* + 0 => 4 + 4 => 3 + 3 => 7 + 7 => 0 + */ + ALOGI("liutest1 composeLayer transform:0x%x\n",layer->transform); + + switch (layer->transform) + { + case 0: + transform = 4; + break; + case 4: + transform = 3; + break; + case 3: + transform = 7; + break; + case 7: + transform = 0; + break; + + default: + ALOGI("liutest1 invalid transform:0x%x\n",layer->transform); + } + if (bypass && layer->isSolidColor()) { ALOGV("composeLayer dim layer bypassed"); return 0; @@ -392,7 +421,7 @@ int Composer::composeLayer(Layer* layer, bool bypass) continue; } - setClipping(srect, drect, clip, layer->transform); + setClipping(srect, drect, clip, /*layer->transform*/transform); ALOGV("index:%d, i:%d sourceCrop(l:%d,t:%d,r:%d,b:%d), " "visible(l:%d,t:%d,r:%d,b:%d), " "display(l:%d,t:%d,r:%d,b:%d)", layer->index, (int)i, @@ -403,8 +432,9 @@ int Composer::composeLayer(Layer* layer, bool bypass) ALOGV("zorder:0x%x, layer phys:0x%" PRIx64, layer->zorder, layer->handle->phys); } - ALOGV("transform:0x%x, blend:0x%x, alpha:0x%x", - layer->transform, layer->blendMode, layer->planeAlpha); + /*ALOGV*/ALOGI("liutest1 transform:0x%x:0x%x, blend:0x%x, alpha:0x%x", + layer->transform,transform, layer->blendMode, layer->planeAlpha); + setG2dSurface(dSurfaceX, mTarget, drect); @@ -422,7 +452,7 @@ int Composer::composeLayer(Layer* layer, bool bypass) return -EINVAL; } - convertRotation(layer->transform, sSurface, dSurface); + convertRotation(/*layer->transform*/transform, sSurface, dSurface); if (!bypass) { convertBlending(layer->blendMode, sSurface, dSurface); } 致敬, Zhiming
View full article
ADC 压摆测试 项目概述 我正在研究一种通过 emiOS → BCTU → ADC 链触发信号 ADC 采样的设计。BCTU 从 配置在 OPWMT 模式下 的 emiOS PWM 通道 接收触发信号, 以便在触发事件之间创建精确的时间偏移。 当前设置 ADC0 处理两组信号: 由 em ios_0_ch@@ 1 触发的第 1 组 (两个 ADC 通道) 由 em ios_0_ch@@ 2 触发的第 2 组 (两个 ADC 通道) 每个信号采样大约需要 1.3 µs,因此每组信号大约需要 2.6 µs。 第二组(由 CH2 触发信号)偏移 3.6 µs(+1 µs 边距),以避免与第一组重叠。 时间顺序: Time (µs): 0 1.3 2.6 3.6 4.9 6.2 7.2 |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| eMIOS_0_CH1 ---> adc_ch1 (start at 0 µs) ---> adc_ch2 (after 1.3 µs) eMIOS_0_CH2 (offset by 3.6 µs) ---> adc_ch1 (start at 3.6 µs) ---> adc_ch2 (after 1.3 µs → ~4.9 µs) eMIOS_0_CH4 (offset by 7.2 µs) ---> software trigger for ADC0 self-test 两个组都完成后,我添加了 emios_0_ch4 作为 软件触发器 (通过回调)在 ADC0 上启动 ADC 自检。使用 adc_sar_IP_SelfTest API CH4 偏移 7.2 µs ,以确保在自检开始前完成所有采样。 观察 当我在 CH4 回调中切换 GPIO 时,它如期触发。不过,为单个 ADC 实例运行 ADC 自检 需要约 13 µs (通过软件测量)。   问题 S32K3xx ADC(算法 S + C)的自检持续时间(约 13 µs)是预期的吗? 我的计算结果 采样相位时间 (ST) = 23 每个比特的评估时间 = 4 数据处理时间 (DP) = 2 在不影响 25 µs 采集周期的情况下安排自检的最佳方法是什么?考虑到每个实例可能包含多个ADC通道组,是否有其他或更有效的方法可以触发信号ADC的自检?我目前使用的是 RTD 中的 Adc_Sar_Ip_SelfTest API,我想知道在初始化时执行自检更合适,还是在运行时执行自检更合适,还是两者都执行自检更合适。在时间、可靠性和整体系统性能方面,处理 ADC 自测试的最佳做法是什么? 在自测期间仅屏蔽 ADC0 触发信号(而不是冻结所有 BCTU 触发信号)是否是保持 ADC1 和 ADC2 运行的正确方法? 目标: 确保对 ADC0 进行定期自检,同时不干扰其他 ADC 的实时采样。 我附上了我的项目,你可以看一看。 s32k344 RTD_6.0.0 Re: ADC slef Test 感谢您关注我们的产品并为我们的社区做出贡献。 根据60.3.17.2 自检部分:在 80 MHz ADC 时钟频率下,单个步骤耗时可达 1 µs。 请参见所附示例。实际上,我无法让每个实例的运行时间少于 14us。 对于功能安全应用,必须定期验证操作是否正确。但也要考虑到,ADC 自检函数应在驱动程序初始化后的任何时间调用,并且没有正在进行的转换。 当您暂停调试会话时,在 “表达式” 税务摊销收益中可以观察结果:g_FIFO1Resul t,它对应于 BCTU 列表测量值,同时 g _FIFO1Volts 对应的是以伏特为单位的转换。 希望这能解决您的问题。 如有更多问题,请帮助我创建一个新职位。
View full article
Lear - S32k3 FEEスワップブロック時間が長すぎる リアはこう言っています。 -------------------------------------------------------------------------------------- 添付の ARXML ファイルに基づいて、この書き込みブロック操作を完了するためにバンク スワップが必要な場合、一部の Fee ブロックを保存するためにソフトウェアが費やす時間は最大 10 秒であることがわかりました。 Fee 構成に存在するすべてのブロックには、データ フラッシュにすでに有効なコピーが格納されている。SO、バンク スワップ操作では、すべての Fee ブロックの最後の有効なコピーが検索されます。 要求されているのは、この実行時間をどのようにCAN改善できるかを理解することです。 添付のファイルセットが役に立つかどうか、または私が提供できる特定の情報が必要かどうかはわかりませんので、お知らせください。 -------------------------------------------------------------------------------------- BR ステファノ 優先度: 高 RTD 出典: 直接お客様 Re: Lear - S32k3 FEE swap block time too long 各リリースの品質パッケージには、関数の最小/平均/最大実行時間を測定するための RTD_FEE_ProfileReport レポートが含まれています。ただし、実行時間は TestCase 構成に基づいているため、SOユーザー構成によって異なる場合があります。 Re: Lear - S32k3 FEE swap block time too long こんにちは、 cuongnguyenphuさん 測定された時間の表はありますか? Lear の数字が正しいかどうかを理解するだけです。 BR ステファノ BR ステファノ Re: Lear - S32k3 FEE swap block time too long 他にアイデアはありません Re: Lear - S32k3 FEE swap block time too long こんにちは、 cuongnguyenphuさん リア: 私たちが知っている主な機能で CPU を支払います。FeeDataBufferSize はすでにテストされています。 システム クロックは 1 ミリ秒です。より高い頻度で行う予定はありません。nvm などに内部クロックがある場合にのみチェックできますが、OS の場合はチェックできません。 他に何かありますか? BR ステファノ Re: Lear - S32k3 FEE swap block time too long 以下のアイデアもぜひチェックしてみてください: 1.システムクロックのMCU周波数を確認し、周波数を高速化してみてください 2. MemAcc_MainFunction 期間: 0.005 (5ms) であることがわかりました。周波数を高速化するために1msまたは2msに設定することは可能ですか? 3. FeeDataBufferSize を増やす: バッファサイズを2倍または3倍にすると、Feeクラスタ マネジメント操作のパフォーマンスが向上するかCAN確認します。 Re: Lear - S32k3 FEE swap block time too long こんにちは、 cuongnguyenphuさん Lear のフィードバックによると、指示に従って 10 秒間に 500 ミリ秒の短縮が実現しました。 少なくとも 5 秒の短縮が期待されます。 他に検討できる可能性はありますか? BR ステファノ Re: Lear - S32k3 FEE swap block time too long @StefanoGattazzo 同様の議論されたトピックについては以下を確認してください。 [RTD] S32K314 - FEEマネジメント効率 S32K312 FEE実行時間
View full article
Labels cannot be scaled up and down (Gui Guide 1.9.1, LVGL 8.3.10) Hi:  Recently, I encountered a problem in the process of using: I created a label, and then triggered the event to enlarge or shrink another label, and then simulate was not successful. When the label was pressed, the other label did not respond. Four interface functions are used: lv_obj_set_style_transform_pivot_x(item_array_1a[i].item_obj_icon, 50, LV_PART_MAIN); lv_obj_set_style_transform_pivot_y(item_array_1a[i].item_obj_icon, 50, LV_PART_MAIN); lv_obj_set_style_transform_width(item_array_1a[i].item_obj_icon, 512, LV_PART_MAIN); lv_obj_set_style_transform_height(item_array_1a[i].item_obj_icon, 128, LV_PART_MAIN); so, why labels cannot be scaled up and down? Is the LVGL interface used incorrectly? Re: Labels cannot be scaled up and down (Gui Guide 1.9.1, LVGL 8.3.10) The V8.3.10 version of the interface has a problem, the V9.2.1 version of the interface can achieve the function: lv_obj_set_style_transform_pivot_x(item_array_1a[i].item_obj_icon, 50, LV_PART_MAIN); lv_obj_set_style_transform_pivot_y(item_array_1a[i].item_obj_icon, 50, LV_PART_MAIN); lv_obj_set_style_transform_scale_x(item_array_1a[i].item_obj_icon,384,LV_PART_MAIN); lv_obj_set_style_transform_scale_y(item_array_1a[i].item_obj_icon,384,LV_PART_MAIN); Thanks to wenbin Re: Labels cannot be scaled up and down (Gui Guide 1.9.1, LVGL 8.3.10) Hi: @WenbinYuan  Yeah, what I'm trying to do is I'm going to make label_b scale when I click on label_a. In addition, why use V8.3.10 version is because we use the development board of your company MIMXRT1170-EVK, LVGL V9.2.1 version does not have the corresponding device template, but V8.3.10 exists. Our company also hopes to use the latest version of LVGL version. Is it possible to use the device template without MIMXRT1170-EVK development board now? 是的,我目前想实现效果是点击label_a的时候让label_b缩放大小。另外,为什么使用V8.3.10版本是因为我们使用您公司MIMXRT1170-EVK的开发板,LVGL V9.2.1版本中没有对应设备模板,而V8.3.10中存在。我们公司也希望使用最新版的LVGL版本,现在是没有MIMXRT1170-EVK开发板的设备模板也可以使用吗? Re: Labels cannot be scaled up and down (Gui Guide 1.9.1, LVGL 8.3.10) Hi @zhuangfei, Could you please share a bit more about your project setup? For example, the logic behind this case — do you want to trigger a scaling effect on label_b when label_a is clicked? if yes, the  LV_OBJ_FLAG_CLICKABLE flag should be enabled to label_a In my case, using your code, at least the label_b does change its main size. However, the effect isn’t perfect — the font size doesn’t scale accordingly. BTW, could you please share the reason why you chose LVGL v8.3.10 for your project? We generally recommend using the latest version of LVGL, as it includes important improvements and bug fixes that might help with your use case. 您能麻烦给出这个用例的详细信息吗?例如具体的逻辑链条,您是想在点击 label_a 的时候让 label_b 缩放大小吗?这样的话 label_a 需要使能 LV_OBJ_FLAG_CLICKABLE  。 在我这边的重现中,至少 label_b 本身的大小是会改变的,只是文本的大小不会改变。 能顺便问一下您选择V8.3.10版本开发的原因吗?我们比较推荐使用最新的LVGL版本,因为有很多功能被丰富了,比如Transform有了更多的配置,可以顺利的改变整个label的大小包括字体本身。 Looking forward your update! Best Regards, Wenbin Re: Labels cannot be scaled up and down (Gui Guide 1.9.1, LVGL 8.3.10) hi:@Wenbin I added flag: add clickable according to your screenshot, but there was still no reaction. For other keys, I set the trigger event to change the color of the background image of the label when clicked. This can be achieved, but the zoom and zoom note interface function has not been able to work 我按照你的截图增加了flag:add clickable但是点击还是没有反应,其他按键我是设置触发事件是点击标签背景图片变色这个是可以实现的,但这个放大缩小便签接口函数一直不行。 lv_obj_set_style_transform_pivot_x(item_array_1a[i].item_obj_icon, 50, LV_PART_MAIN); lv_obj_set_style_transform_pivot_y(item_array_1a[i].item_obj_icon, 50, LV_PART_MAIN); lv_obj_set_style_transform_width(item_array_1a[i].item_obj_icon, 512, LV_PART_MAIN); lv_obj_set_style_transform_height(item_array_1a[i].item_obj_icon, 128, LV_PART_MAIN); Re: Labels cannot be scaled up and down (Gui Guide 1.9.1, LVGL 8.3.10) Hi @zhuangfei, Could you please check whether the LV_OBJ_FLAG_CLICKABLE flag has been added to your trigger label widget? By default, label widgets do not have this flag enabled, so they won’t respond to click events unless it’s explicitly set. You can add the flag in the widget’s Flags section like this: Hope this helps! Feel free to share more details or let us know if you need further assistance. Best Regards, Wenbin 
View full article
S32K312 RTT 打印问题 大家好,我目前正在学习如何使用 S32K312 芯片,以及如何用 JLINK 配置 SWD 1000KHz 调试。这样,调试就很正常了。但是,在尝试使用 SEGDER 的 RTT 工具打印数据时,每次使用上位机 RTT 查看器连接时,都会显示连接成功,芯片却跑掉了(无论是否处于调试模式)。我的芯片有一个一秒周期的 Leb 灯任务,如果它在运行时持续打开或关闭,那么 RST 就不应该持续降低它的亮度。JLINK 8.6.0 版本也支持 S32K312。请问为什么?谢谢 S32K312EVB-Q172 Re: S32K312 RTT PRINT Issues 嗨,@zhaobasui、 您是否已将 _SEGGER_RTT 变量从地图文件配置到工具?另一个社区帖子中也提到了这一点:已解决:如何在 S32 平台 3.5 的 S32DS 中使用 RTT - NXP 社区。 请尝试联系 SEGGER,因为该产品不是 NXP 生产的。 致以最诚挚的问候, Julián 回复: S32K312 RTT PRINT Issues 相同的设备、相同的上位计算机和相同的 RTT 代码都可以打印在 S32K144 上。
View full article
eIQ Curriculum Documentation eIQ Machine Learning (ML) Software Development Environment Fact Sheet eIQ Toolkit User Guide-This link takes you to the eIQ web page on nxp.com. Once there, click on the Documentation tab or scroll down to the Documentation section This training currently covers the following areas: Getting Started with eIQ Includes in depth guides on how to get started on i.MX Applications Processors and Microcontrollers FAQs eIQ
View full article
モデルベースデザイン - テストプラットフォーム <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 短い未編集のビデオ - さまざまなシナリオ テストをサポートするスコープで作成されたカスタム デモ プラットフォームでのモデルベース デザインの動作を示しています。 (マイビデオで視聴) ビデオ・センター
View full article
iDrive_里程碑_3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在这个里程碑中,我们通过完成移动应用程序和测试整个系统完成了该项目。 从技术上来说,我们在手机应用中添加了“跟踪”功能,可以让我们查看汽车的当前位置,并实时查看其更新的方式(实时跟踪)。此外,地图的摄像头是动画的,以便用户可以看到汽车的实际移动。 我们将设备放入汽车,连接所有组件,并确保一切按预期运行(移动应用程序、API 和设备),从而进行了最终测试。此外,还对通知系统进行了压力测试,以查看它是否能处理真实场景。 (在 “我的视频” 中查看) 2017 年 Linux 嵌入式挑战赛
View full article
電動化—高電圧バッテリ管理システム用MC3377xバッテリセルコントローラ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> HV BMS用MC33771x ICの製品トレーニング1-短いBMS市場紹介(含む。主要なプレーヤー、要件、競合他社);2- NXP BMSロードマップと主要製品(BCC14、BCC6、TPL)の紹介差別化と価値提案を含む3つの主要なBMSアプリケーション(14V、48V、HVデイジーチェーン、HV CAN、ワイヤレス)。4-市場、アプリケーション、リファレンスデザイン、および製品の見通し。5- 機能安全の側面 - システム安全の目標と機能安全の実装方法。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> HV BMS用MC33771x ICの製品トレーニング1-短いBMS市場紹介(含む。主要なプレーヤー、要件、競合他社);2- NXP BMSロードマップと主要製品(BCC14、BCC6、TPL)の紹介差別化と価値提案を含む3つの主要なBMSアプリケーション(14V、48V、HVデイジーチェーン、HV CAN、ワイヤレス)。4-市場、アプリケーション、リファレンスデザイン、および製品の見通し。5- 機能安全の側面 - システム安全の目標と機能安全の実装方法。
View full article
解放串口之重定向printf输出到IAR虚拟终端(Redirect printf output to IAR Terminal to release UART port)     感谢Baolei之前在weekly meeting上分享的关于在Codewarrior环境下实现printf的重定向技巧,从而在CW调试环境下的Console上实现调试信息的打印功能,我将其移植到IAR环境下并进行了测试,可以实现调试信息的交互,完全可以替代串口的功能,在这里写出来分享给大家,再次感谢baolei的分享~     通过串口打印调试信息或者实现上下位机交互是我们最常使用的调试手段之一,毕竟实现起来无论是硬件成本(接出两根线Txd和Rxd,外加一个电平转换芯片)还是软件成本(下位机写好UART驱动,上位机直接超级终端或者一些第三方串口调试助手)都是相对较低的,所以这种方式还是灰常受广大“攻城师”们欢迎的。不过如果由于I/O资源紧缺串口被用做其他用处或者板子直接没有引出串口的话(是不是产生共鸣了,呵呵),那该怎么办呢?     当然,所谓时代不同了(liao)(顺口想说“男女都一样呢”,呵呵,哎,都是生在旧社会长在红旗下的孩子啊),随着嵌入式开发生态系统越来越完善,目前也是有越来越多的Poweful开发工具支持丰富的调试功能(支持打印调试信息和交互等),但是涉及到一些版权的问题价格上还是有点小贵的(对一些小企业来说还是难以接受的),所以这个时候就需要我们动动脑筋去摸索摸索其他的方法(所谓路是探索出来的),事实证明破釜沉舟下人的潜力是无限的,呵呵,这里就分享一个折衷的办法去解决大家一直苦恼的问题,即使用IAR虚拟的串口终端来实现信息的交互和打印,下面进入正题: 测试平台:IAR6.6 + FRDM KE02开发板(我目前手里有这个,其他平台都可以) 测试代码:KE驱动库(KEXX_DRIVERS_V1.0.1_DEVD\kexx_drv_lib_release_r1.0.1\build\iar\ke02\platinum) 这里稍微提一句,我测试的是KE驱动库的代码,但是实际上只要你看懂了我下面的解决方法(授之以渔而不是鱼),其他代码都是类似的。 1)打开KE02 platinum的IAR工程,进入到platinum.c文件,找到main函数如下图1,可以看到其调用了printf打印函数,而该工程是默认调用底层串口的,我们跳转到该函数的定义如图2,再继续跳转到out_char的函数定义如图3,这下就屡清楚了,我们可以很直观的看到工程默认是调用UART底层的,呵呵,下面我们就要动手改造它对printf进行重定向; 2)首先我们需要注释掉printf的实现函数,将其屏蔽掉,然后需要给printf一个重新指向的地址,下面就该我们常见的 这位老兄出场了(貌似当初自打我开始接触Turbo C的时候就已经用到它了,老生常谈的“Hello world”就是调用它内部的printf来实现的)。我们找到Common.h文件,将 添加到其中,如下图,这样凡是需要printf的文件只需要添加common.h头文件即可: 3)这里先说说stdio.h文件的作用,我们打开stdio.h文件可以看到其内部定义了标准输入输出函数,包括我们常见的scanf和printf等函数,而这些函数所调用的底层即为IAR提供的链接到其Terminal的驱动,所以……懂的,呵呵。除此之外,我们肯定不满足只输出打印(给人略显低端的感觉有木有),所以为了体现我们不是“土豪”,我觉着有必要让它交互起来,实现真正的串口功能(因为一些类似bootloader或shell之类的还是需要输入参数的进行交互的),我在main函数添加了scanf语句用来测试输入功能,如下: 4)准备工作就绪,编译链接整个工程,然后下载到KE02的板子中并进入到Debug调试环境中,点击View->Terminal I/O调出虚拟终端,然后全步运行,就可以看到Terminal下开始打印调试信息,如下图1。当然显示输出有点小case了,我们再试试输入功能,在input框中输入‘a’,然后回车,如下图2,perfect: 5)还没完,我们要玩就玩高端大气上点档次的,我们再探索探索呢,结果又发现个小惊喜,我们点击上图右下角的“Input Mode”,弹出设置框如下,很高端啊有木有: 呵呵,看完之后是不是有种跃跃欲试的兴奋呢,呵呵,just have a try and enjoy it~ 附件为我修改之后的工程代码,仅供参考~ Re: Redirect printf output to IAR Terminal to release UART port <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Could you provide the engineering attachments you modified?
View full article
How to quickly develop i.MX53 products Computer On Module • Processor Freescale i.MX535,1GHz/i.MX536, 800MHz • RAM 512MB/1GB DDR3 SDRAM • ROM 4GB EMMC,up to 32GB • Power supply Single 3.1V to 5.5V • Size 54mm SO-DIMM • Temp.-Range -20°C..70°C   -40°C..120°C Key Features • 10/100Mbps Ethernet • Two High Speed USB 2.0 ports • LCD controller up to 1600 x 1200, 24bpp • OpenGL ES 2.0 and OpenVG 1.1 hardware accelerators • Multi-format HD 1080p video decoder and 720p video encoder hardware engine • Two Camera Interfaces • NEON SIMD media accelerator • Unified 256KB L2 cache • Vector Floating Point Unit • Several interfaces: 3x UART, 2x SDIO, 2x SSI/AC97/I2S, I2C, CSPI, Keypad, Ext. Memory I/F • 3.3V I/O OS Support     • Linux     • Android Application:Smart mobile devices,Smart Display,Automotive Infotainment,Digital Signage, Telemedicine,Retail POS Terminal,Security,Barcode Scanner,Visual IP Phone,Patient Monitors,Surveillance Cameras,building control, factory / home automation, HMI For more information, please see Attachment We can provide a complete solution Computer On Module • Processor Freescale i.MX535,1GHz/i.MX536, 800MHz • RAM 512MB/1GB DDR3 SDRAM • ROM 4GB EMMC,up to 32GB • Power supply Single 3.1V to 5.5V • Size 54mm SO-DIMM • Temp.-Range -20°C..70°C   -40°C..120°C Key Features • 10/100Mbps Ethernet • Two High Speed USB 2.0 ports • LCD controller up to 1600 x 1200, 24bpp • OpenGL ES 2.0 and OpenVG 1.1 hardware accelerators • Multi-format HD 1080p video decoder and 720p video encoder hardware engine • Two Camera Interfaces • NEON SIMD media accelerator • Unified 256KB L2 cache • Vector Floating Point Unit • Several interfaces: 3x UART, 2x SDIO, 2x SSI/AC97/I2S, I2C, CSPI, Keypad, Ext. Memory I/F • 3.3V I/O OS Support     • Linux     • Android Application:Smart mobile devices,Smart Display,Automotive Infotainment,Digital Signage, Telemedicine,Retail POS Terminal,Security,Barcode Scanner,Visual IP Phone,Patient Monitors,Surveillance Cameras,building control, factory / home automation, HMI For more information, please see Attachment We can provide a complete solution
View full article