Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
KW45ナレッジハブ KW45の3コア・アーキテクチャには、96 MHzのCM33アプリケーション・コア、専用のCM3無線コア、分離型のEdgeLockセキュア・エンクレーブが統合されています。専用のSRAMを備えたフラッシュ・ベースの無線コアにより、高度な設定とアップグレードが可能なソフトウェア実装の無線が得られ、メイン・コア上のリソースをお客様のアプリケーション領域に活用できます。 Bluetooth Low Energy 5.3準拠の無線は、最大24のセキュアな同時接続に対応しています。EdgeLockセキュア・エンクレーブの分離された実行環境は、一連の暗号化アクセラレータ、キー・ストア処理、セキュアなライフサイクル管理を備え、メイン・コアのセキュリティ負荷を最小限に抑えます。 さらに、KW45 MCUにはFlexCANが搭載され、車載用または産業用CAN通信ネットワークへのシームレスな統合を実現できます。FlexCANモジュールは、CANのフレキシブル・データ・レート(CAN FD)に対応でき、帯域幅の拡大とレイテンシの低減に役立ちます。 KW45のブロック図 KW45アーキテクチャブロック図 書類 リファレンス・マニュアル Datasheet Errata Secure Referenceマニュアル** 認証 SESIP認定 SESIP ST PSA認証 RED 認証 欧州連合適合宣言書(EVK) 欧州連合適合宣言書(LOC) 日本MIC KW45-LOC _TELEC-20250221 添付ファイルをご覧ください Bluetooth仕様 Bluetooth_5.0_Feature_Overview  Bluetooth_5.1_Feature_Overview Bluetooth_5.2_機能_概要 Bluetooth_5.3_機能_概要 Bluetooth_5.4_Feature_Overview Bluetooth_6_Feature_Overview 評価ボード KW45 KW45-EVK KW45-EVK回路図 KW45-EVK 設計ファイル KW45-EVKユーザー・マニュアル KW45-LOCユーザーマニュアル KW45-EVKスタート・ガイド アプリケーション・ノート ソフトウェア、ハードウェア、ペリフェラル: AN14122:KW45でのRTCの使用方法 このアプリケーション・ノートでは、BLEデモでRTCペリフェラルを構成および使用する方法について説明します。 AN14141:KW45 Bluetooth Low Energy用接続スタックでウォッチドッグ・タイマ・モジュールを有効にする このアプリケーション・ノートでは、接続スタック・デモにWDOGタイマを実装するプロセスについて説明します。 AN13855:KW45/K32W1でOTAPクライアント・サービスをBluetooth LEペリフェラル機器に統合する このアプリケーション・ノートでは、Over the Air Programming(OTAP)クライアント・サービスをBLEペリフェラル機器に統合するステップとプロセスを説明します。 AN13584:Kinetis KW45およびK32W1ロードプル・レポート このアプリケーション・ノートでは、ロードプル特性での測定方法と関連する結果について説明します。 AN13860:OTAPツールを使用してKW45/K32W1にファームウェアの更新イメージを作成する このアプリケーション・ノートでは、OTAPを使ってKW45ボードでイメージを作成および更新するステップについて説明します。 AN14077:KW45(1MB)からKW45(512kB)に移行するステップ このアプリケーション・ノートでは、1MBフラッシュから512kBフラッシュへの移行に必要な初期ステップについて説明します。 電力管理: AN13230:Kinetis KW45およびK32W1 Bluetooth LEの電力消費分析 このアプリケーション・ノートでは、KW45ワイヤレスMCUの電力消費、ハードウェアの設計、低電力動作向けの最適化に関する情報を紹介します。 AN13831:KW45/K32W1電力管理ハードウェア このアプリケーション・ノートでは、KW45/K32W1 MCUで電力管理専用の各種モジュールの使用方法について説明します。 RF: AN13687:K32W1による802.15.4アプリケーションの接続テスト このアプリケーション・ノートでは、K32W1 802.15.4のRF性能を実行するために接続テスト・ツールを使用する方法について説明します。 AN13728:KW45 RFシステムでのBluetooth LEおよびIEEE 802.15.4アプリケーションの評価レポート このアプリケーション・ノートでは、BLE(2FSK変調)およびIEEE 802.15.4(OQPSK変調)でKW45ボードを使用する場合の無線周波数(RF)評価テストの結果を報告します。テストの実行時に使用可能なセットアップとツールについても説明します。 AN14098:KW45-LOC RFテスト・レポート このアプリケーション・ノートでは、KW45B41Zローカライゼーション・ボードの基本的なRFテストの結果を報告します。  AN13228:KW45-EVK RFシステムでのBLEアプリケーションに関する評価レポート このアプリケーション・ノートでは、2つの周波数シフト・キー変調を用いて、BLEアプリケーションでKW45B41Z-EVKを使用する場合のRF評価テストの結果を報告します。 AN13229:BLEアプリケーションで、KW45-EVKとRFシステムの共存に関する評価レポート このアプリケーション・ノートでは、KW45B41Z-EVKをBLEアプリケーション(2FSK変調)で使用する場合のRF評価テストの結果を報告します。 AN13512:Kinetisワイヤレス・ファミリ製品のBLEとWi-Fiアプリケーションとの共存 このアプリケーション・ノートでは、K32W1/4X低エネルギー製品のWi-Fi信号に対する耐性、およびWi-Fiとの共存状態の改善方法を取りあげます。  セキュリティ: AN13859:KW45/K32W1システム内プログラミング(ISP)ユーティリティ このアプリケーション・ノートでは、ISPモードでKW45/K32W1 MCUを起動するステップと、MCUと通信するために多様なシリアル接続を確立するステップについて説明します。 AN1403:量産時に、シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)を介してアプリケーションと無線ファームウェア用にKW45フラッシュをプログラミングする このアプリケーション・ノートでは、量産時にSWDを介して必要なすべての設定を書き込み、焼き込み、プログラミングするステップについて説明します。  AN13883:SPSDKを使用してISP経由でKW45無線ファームウェアを更新する このアプリケーション・ノートでは、ISPモードでKW45/K32W1 MCUを起動するステップと、セキュア・バイナリで無線ファームウェアを更新するステップを説明します。 AN14109:SECツールを使用してKW45およびK32W148セキュアにブートするこのアプリケーション・ノートでは、SEC GUIツールで署名済みイメージとセキュア・バイナリを使用して、KW45/K32W1 MCUをセキュアにブートするステップを説明します。 AN13838:SPSDKコマンド・ライン・ツールを使用してKW45およびK32W148をセキュアにブートする このアプリケーション・ノートでは、SPSDKコマンド・ライン・ツールで署名済みイメージとセキュア・バイナリを使用して、KW45/K32W1 MCUをセキュアにブートするステップを説明します。 AN13931:KW45およびK32W148でのライフサイクルを管理する このアプリケーション・ノートでは、SEC GUIとSPSDKコマンド・ライン・ツールを使用してKW45/K32W1 MCUのライフサイクルを移行するステップを説明します。  AN14174:NPXを使用して、KW45/K32W148のフラッシュ暗号化を実行する このアプリケーション・ノートでは、KW45/K32W1 MCUでオンザフライ暗号化を有効にするステップを説明します。 AN14158:KW45/K32W148で認証をデバッグするこのアプリケーション・ノートでは、フィールドでアプリケーションをセキュアにデバッグするためにデバッグ認証を実行する方法を説明します。  AN14544:MPUおよびMCU向けのEdgeLock 2GOサービス このアプリケーション・ノートでは、NXPデバイス向けのEL2GOサービスを紹介します。このサービスにより信頼できない環境でも信頼できる形でデバイスをプロビジョニングできます。  サポート KW45に関して疑問点がある場合は、ワイヤレスMCUコミュニティ(こちら)に質問を投稿しましょう! 便利なリンク リファレンスデザイン - NXP Community [MCUXSDK]KW4x、MCXW7x、MCXW2xにGitHub SDKを使用する方法 - NXPコミュニティ GitHub SDKの使用方法をステップ別に紹介しています。 [MCUXSDK]GitHub SDK - Bluetooth LEプラットフォームのドキュメント - NXPコミュニティ BLEプラットフォーム用ドキュメントを提供しています。  KW45/KW47/MCXW71/MCXW72でのSignal Frequency Analyzer(SFA)モジュールを使用したクロック測定 - NXPコミュニティ:このコミュニティでは、Signal Frequency Analyzerの使用方法に関する手順を提示しています。 KW45(自動車)またはK32W1/MCXW71(IoT/産業)で初めてPCBを適切に構築する最良の方法... コミュニティ : KW45またはK32W148、およびMCXW7を使用してPCBを構築するためのリンクと、無線性能、低電力、無線認証(CE/FCC/ICC)に関するあらゆる要素を掲載しています。 HCI_bbをKinetisファミリ製品で使用してDTMモードにアクセスする方法:この記事は次の2つの部分に分かれています。 HCI_bbバイナリを Kinetis製品へフラッシュする方法。 R&S CMW270を使用してRF測定を行う BLE HCIアプリケーションによるトランスミッタ/レシーバテストコマンドの設定:この記事では、ユーザーはどのようにすればシリアルコマンドをデバイスに送信できるかを示す手順を説明します。 Bluetooth LE HCI Black Boxクイックスタートガイド:この記事では、ユーザーが無線をシリアルコマンドで制御できるようにするためのシンプルなプロセスを説明します。 Kinetis(K32/38/KW45およびK32W1/MCXW71)パワー・プロファイル・ツール:Kinetis(KW35/KW38/KW45)およびMCX W7x(MCX W71)パワー・プロファイル・ツールに的を絞ったページです。お使いのアプリケーション(自動車またはIoT)での電力消費量を試算したり、ソリューションのバッテリ寿命を評価したりするのに役立ちます。 KW45/K32W1 32MHzおよび32kHzの発振余裕度:この記事では、回路の発振余裕度の適切な構成について説明しています。 KW45ベースのCSの1対多デモ NXP - チャネル・サウンディング   トレーニング BLE Introduction  RFスイッチの比較 吸収型と反射型 規格の比較 ETSI/FCC/ARIB要件 BLEチャネルサウンディング - 概要 BLEチャネル・サウンディング - RFハードウェア BLEチャネル・サウンディング - ANSYSモデリング・ツール BLEチャネル・サウンディング - アンテナのプロトタイプの検証測定 機器 ワイヤレス機器:この記事には、プロジェクト策定に役立つ機器へのリンクが掲載されています。 開発ツール  SDKビルダ: MCUXpresso SDKは、オープンソースのドライバ、ミドルウェア、リファレンス例のアプリケーションを提供し、ソフトウェア開発を加速させます。 SDK GitHub:GitHubで公開されているSDKのオープンソースのドライバ、ミドルウェア、リファレンス例 NXP MCUXpresso:MCUXpresso IDEは高度な編集、コンパイル、デバッグ機能を提供し、MCU固有のデバッグ機能も追加されています。すべての汎用Arm Cortex-Mとの接続をサポートします。 NXP SPSDK:信頼性が高く使いやすいPython SDK統合ライブラリです。NXP MCUポートフォリオ全体で動作するので、お客様のクイックプロトタイピングから本番環境デプロイまで対応する強力な基盤となります。 NXP SECツール:GUIベースのアプリケーションMCUXpresso Secure Provisioning Toolは、NCP MCUデバイスのブータブル実行ファイルの生成とプロビジョニングをシンプル化するものです。 NXP OTAP Tool:ユーザーがNXP開発ボードのOver-the Air)ファームウェア・アップデートを実行するのに役立つアプリケーションです。 Config Tool: 構成ツールの統合スイート「MCUXpresso Config Tools」を利用すると、開発者はカスタムSDKをすばやく構築したり、ピン、クロック、ペリフェラルを利用して初期化Cコードを生成したり、カスタム・ボード・サポート用の値を登録したりできます。 ワイヤレスMCU用のSDKの例:ワイヤレスの例では、多くの一般的なBluetooth構成を取りあげています。 **セキュア・ファイルには追加のアクセス権をリクエストする必要があります。  ハンズオン・トレーニング 製品: K32W1 プロトコル:802.15.4 プロトコル:BLE→コネクティビティ プロトコル:Bluetooth プロトコル:Matter プロトコル:Thread プロトコル:Zigbee
查看全文
i.MX93 M33 Core:如何在定制板上获得 micro-ROS 的系统正常运行时间(秒/纳秒)? 大家好, 我目前正在使用定制的 SOM 和MCUXpresso SDK( v25. 06.00),将micro-ROS移植到 i.MX93 (MIMX9352)的Cortex-M33内核上。 已成功建立UART 传输并连接到micro-ROS 代理。我创建了节点和主题,但发布的数据显示为空/无效。经过调试,我意识到需要向 micro-ROS 客户端提供高分辨率的时间戳(秒和纳秒),以便与 ROS 2 生态系统同步。 下面附有屏幕截图、调试终端输出和代码。 微罗斯代理连接 Micro-ros agent connectionMicro-ros agent connection微罗斯代理连接 ROS 主题列表(主题是空的(数据未发布)) ROS Topic listing (But topic is empty)ROS Topic listing (But topic is empty)ROS主题列表(但主题是空的) 调试终端输出: 调试控制台启动完成 已启动 lpuart,并打开了自定义 trnsport 已启动 rclc 支持、节点和发布程序 已启动 rclc 定时器 过去的 rclc 执行器启动,add_timer 在 while 循环内 RCSOFTCHECK 失败:rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100))| Lin0 执行器旋转后 在 while 循环内部 RCSOFTCHECK 失败: rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100))| Lin0 执行器旋转后 在 while 循环内部 RCSOFTCHECK 失败: rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100))| Lin0 执行器旋转后 问题所在 我很难在 SDK 中找到一个可靠的"System Uptime" 或"Tick" 函数来提供 rmw_publisher_publish 所需的精度。 我尝试使用 lptmr 驱动程序示例,但代码在 LPTMR_Init()期间挂起 我的问题 自从在 i.MX93 M33 上启动以来,是否有推荐的 SDK API 来获得高分辨率(nsec)的单调时间戳? 对于那些在 i.MX9 系列上实现了 micro-ROS 的人:你使用的是专用的硬件计时器,还是我应该改用标准的 CMSIS/SDK " getTime " 函数? 环境详情: 硬件定制 i.MX93 SOM + EVB 底板 内核 Cortex-M331 SDK:25.06.00 工具链MCUXpresso 集成开发环境/VS 代码扩展2 如果您对在该平台上实现 64 位纳秒计数器有任何见解或代码片段,我们将不胜感激! 此致, 阿南德胡 Re: i.MX93 M33 Core: How to get System Uptime (sec/nsec) for micro-ROS on Custom Board? 你好, ,我已经尝试了 tstmr.cSDK 示例中的演示程序。它无法按预期运行,在两个不同的板上尝试过,一个是自定义板和avnet osm93,两者在终端中都没有给出任何输出。 调试后发现 TSTMR 相关函数不起作用,程序无法通过"TSTMR_ReadTimeStamp()" 。 使用的 SDK:MCUXpresso SDK (v25.06.00)。
查看全文
LS1028A 2.5G SGMII 以太网无法与 QCA8081 配合使用 我们在 LS1028A 的 Serdes Lane A 上使用 QCA8081 PHY 实现 2.5G SGMII。 我们启用了 QCA8081 驱动程序 (CONFIG_QCA808X_PHY=y),并更新了 rcw(rcw_1500_sdboot.rcw) 和 dts(ls1028a-rdb.dts)如下图所示。 rcw: SRDS_PRTCL_S1_L0=1 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 dts: &enetc_mdio_pf3 { sgmii_phy0: ethernet-phy@24 { reg =<0x18>; }; }; &enetc_port0 { phy-handle =<& sgmii_phy0>; phy-mode ="2500base-x"; status ="okay"; }; 观察结果: Ping 在 2.5G 模式下不起作用。但 1G 模式正常。 2.5G 的 Ethtool 输出: root@ls1028ardb:/home/user# ethtool eno0 eno0 的设置: 支持的端口:[ ] 支持的链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 支持暂停帧使用:对称只接收 支持自动协商:是 支持 FEC 模式:未报告 广告链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 广告暂停帧使用:对称只接收 广告自动协商:是 宣传的 FEC 模式:未报告 链接伙伴宣传的链接模式: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Full 2500baseT/Full 链接伙伴宣传的暂停帧使用:对称只接收 链路合作伙伴宣传的自动协商:是 链路合作伙伴宣传的 FEC 模式:未报告 速度:2500Mb/s 双工:全 自动协商:开 主从配置文件:首选从 主从状态:从 端口:双绞线 PHYAD:24 收发器:外部 MDI-X:关(自动) 支持唤醒:g 唤醒:d 检测到链接:是 Dmesg 日志: root@ls1028ardb:/home/user# dmesg | grep eno0 [ 13.165970] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: 从 eth0 重命名 [ 13.721100] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: PHY [0000:00:00.3:18]驱动程序 [Qualcomm QCA8081] (irq=POLL) [ 13.722673] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: configuring for phy/2500base-x link mode [ 17.813736] fsl_enetc 0000:00:00.0 eno0: Link is Up - 2.5Gbps/Full - flow control rx/tx 如有遗漏,请提出宝贵意见。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 感谢您的答复。 是的,我们还尝试了 SRDS_PRTCL_S1_L0 的 1 和 6 请参见所附 RCW 文件: /* * SerDes 协议 - 0x85bb * * 频率: * 内核 -- 1500 MHz * 平台 -- 400 MHz * DDR -- 1600 MHz * DDR 数据速率 -- 1.600 GT/s */ #include<../ls1028asi/ls1028a.rcwi> SYS_PLL_RAT=4 MEM_PLL_RAT=16 CGA_PLL1_RAT=15 CGA_PLL2_RAT=12 HWA_CGA_M1_CLK_SEL=1 HWA_CGA_M2_CLK_SEL=7 HWA_CGA_M3_CLK_SEL=6 HWA_CGA_M4_CLK_SEL=3 DDR_REFCLK_SEL=2 DRAM_LAT=1 BOOT_LOC=21 FLASH_CFG1=3 SYSCLK_FREQ=600 IIC2_PMUX=6 IIC3_PMUX=2 IIC4_PMUX=2 IIC5_PMUX=2 IIC6_PMUX=3 CLK_OUT_PMUX=2 EC1_SAI4_5_PMUX=5 EC1_SAI3_6_PMUX=5 USB3_CLK_FSEL=39 ENETC_RCW=3 GTX_CLK125_PMUX=2 SRDS /* PCIe 控制器的勘误表 */ #include<../ls1028asi/a008851.rcw> #include<../ls1028asi/a010477.rcw> #include<../ls1028asi/a009531.rcw> /* 增加 FSPI 时钟频率 */ #include<../ls1028asi/fspi_speed.rcw 我们为 Serdes 接口使用 100MHz 的参考时钟。 用于 QSGMII(2.5G)的 Serdes 通道 B分布式 4 端口)正在工作。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 SRDS_PRTCL_S1_L0=1 SRDS_PRTCL_S1_L1=5 SRDS_PRTCL_S1_L2=11 SRDS_PRTCL_S1_L3=11 配置是否 srds_prtcl_s1_l0=0x1 srds_prtcl_s1_l1=0x5 srds_prtcl_s1_l2=0xb srds_prtcl_s1_l3=0xb   能否请您提供输入和 RCW 设置的 PLL 频率信息? 谢谢! Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 我们还使用125MHz的参考时钟进行了测试,并观察到了相同的结果。 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 亲爱的 June-Lu 我们计划对 SerDes 配置进行以下修改,以支持 SerDes 通道 A 上的 2.5G SGMII 操作: 按照 2.5G SGMII 操作的要求,将 SD1_REF_CLK1_P/N 和 SD1_REF_CLK2_P/N 的 SerD es 参考时钟更改 为 156.25 MHz 。 (目前我们使用的时钟发生器相同的时钟频率,仅测试 SerDes Lane A ) 将 SerDes PLL 参考时钟选择位[945:944] 从现有值 “00” 更新 为“10”。 你能帮我们做这个改变吗? 更改 协议选择至 "65BB用于所需的 SerDes 通道配置。 请确认是否需要进行其他更改(PLL 设置、SerDes 寄存器、RCW/DTS 更新或 PHY 相关配置)以支持这一更改? 期待您的支持。 同时附上我们的框图,供您参考。 谢谢 谨致问候 Re: LS1028A 2.5G SGMII ethernet not working with QCA8081 1.如果 SerDes 将 SD1_REF_CLK1_P/N 和 SD1_REF_CLK2_P /N 的参考时钟均设置为 156.25 MHz,那么如何实现 Q SGMII 和 PCIe。 2.SRDs_pll_ref_clk_sel_s1=2,请参阅 https://github.com/nxp-qoriq/rcw/blob/LSDK-21.08/ls1028asi/ls1028a.rcwi 由于这不是官方配置,您可以尝试一下。 谢谢!
查看全文
发送时 CAN 忙 嗨,恩智浦社区、 我重定向了 CanIf_RxIndication 函数。当将 CAN 模块设置为环回模式时,测试成功,发送和接收的数据一致。 然而,当我退出环回模式时,却无法发送报文,Can_43_FLEXCAN_Write 函数返回 0x02(忙)。 MCU 的 tx 引脚与 rx 引脚数据同步,而不是预期发送的数据。Rx 数据比 tx 数据慢约 130ns,而且是连续发生的(大约每秒发送一帧)。 收发器是 TJA1043。我已将 STB 和 EN 引脚设置为高电平。CANH 和 CANL 保持不变。 下面是 ESR 寄存器的信息。请帮助排除可能的原因。 非常感谢! Re: CAN is busy when transmit Hi@Johnson97 在你提供的项目中,你的时钟配置完全错误。 您的 FXOSC 时钟为 20MHz 您设置的 MFI 为 120,ODIV2 为 4,超出了 PLL VCO 输出频率(240)的范围。 您必须遵循参考手册中的要求: 供你参考: 最后,不要忘记重新配置 FlexCan 的波特率设置。 Re: CAN is busy when transmit 抱歉,为该项目购买的 Autosar 软件包已指定使用此版本的 RTD。 因此,我需要根据该版本配置 mcal,并验证其是否无误。 您能安装这个版本并帮我排除故障吗? Re: CAN is busy when transmit Hi@Johnson97 您能否将 RTD 更新到新版本,或者修改 S32 DS 上的测试例程,以便我为您进行检查?(我还没有安装 RTD 版本)。 Re: CAN is busy when transmit 请查看随附的文件。RTD 软件包的版本是 sw32k3_s32m27x_rtd_rtd_r21-11_4.0.0_p19_d2403 Re: CAN is busy when transmit Hi@Johnson97 请分享您的项目,我将花一些时间为您进行审查。 Re: CAN is busy when transmit 非常感谢。问题已经解决。 除上述问题外,CAN 波特率相关寄存器的配置也与手册中规定的有效值不符。 微控制器 tx 引脚的波形符合预期。随后的问题应与收发器有关。 再次感谢您!
查看全文
安装和更新 S32K144 MCU 的 SDK 我安装了 S32 Design Studio 是为了从 S32K144 MCU 的 SDK 示例中创建项目我找不到用于配置示例项目的 SDK 文件夹我已经安装了下面 S32 K144 设备的 SDK 我已经分享了我关于图像的问题请提前参考 谢谢 Re: install and updating the SDK for the S32K144 MCU HI 请安装另外两个软件包,然后你会找到 S32K1 RTD。 我记得以前,我只需要选择其中一个,与 S32K1 RTD 相关的依赖软件包就会自动安装。 请注意,在圣诞假期期间,我们的支持响应时间可能会比平时长。在某些情况下,您的请求可能会在新年后得到处理。感谢您的理解。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
查看全文
D1が赤く点灯しているため、S32K146EVB-Q144ボードをフラッシュできません 当初は正常に動作していた S32K146EVB-Q144 評価ボードを持っています。 Lin スタックを実装したデバッグ セッション中に、動作が停止しました。 コントローラをリセットすると、D1 の赤いライトが点灯し続け、他の 2 つの緑のライトも点灯したままになります。 USB ソースからの電源を選択するために、位置 2-3 の J10 と J107 を使用し、OpenSDA アプリのフラッシュ モードを選択するために、位置 2-3 の J104 を使用しました。 現在、私のコントローラは S32DS によってまったく検出されません。 症状はまったく同じであるように思われたので、以下の投稿に記載されている手順を試してみました。 Re: S32K144 D2 赤色 LED が常時点灯 - NXP コミュニティ ここで、P&E Kinetics Recovery Tool を使用して OpenSDA でプロセッサを停止できましたが、それでも新しいアプリケーションをフラッシュすることはできませんでした。 停止に成功しても再度点滅させることができず、赤色のライトが点灯したままになります。 コントローラはジャンパー J104 を調整することでブートローダーモードに入ることもでき、実際にブートローダーアプリをフラッシュすることもできました。しかし、どういうわけか私は再びフラッシュを書き込むことができず、サンプルの.srecをフラッシュしようとするとファイルでは、D2 は定期的に点滅し続けます (通常、正常に点滅すると 1 回点滅してからアプリの実行が開始されます)。 つまり、簡単に言うと: - コントローラがメインに到達できない、または継続的にリセットされる - コントローラはフラッシュに再度書き込むことができません (セキュリティ上の問題である可能性があります)。 私はデバッグ プローブを持っていないため、SEGGER-JLINK に関連するものを除き、上記の Thread で言及されているテクニックを試しました。私は PE Multilink Universal を持っていますが、フラッシュを回復/消去することはできません。 ボードの詳細は次のとおりです。 ボード名: S32K146EVB-Q144 MicroBootカーネルバージョン: 1.08 ブートローダーのバージョンは: 1.13 インストールされたアプリケーション: PEMicro EVB-S32K144 マスストレージ/デバッグアプリ アプリケーションのバージョン: 1.25 DUID は: 39A33939-91818199-37539805-F97AE678 EUID は: 4141A238-1BDB8733-1854BA22-D38368D6 TUID: 74823938-47328196-8576CC9B-0242983E TOAは次のとおりです: 86B6E505-56F042E0-79B2A114-62BA758F TOA2 は: 86B6E505-EB1A8A7C-AF6E54B6-43532420 SUID は: 86B6E505-5BA18877-37239804-8003EC65 MCU は永久にロックされますか? そうでない場合、どうすればボードを回復できますか? ハードウェアに障害があると思われますか?(参考までに、D2とD3が緑色に点灯しているのは、5Vと3.3Vの電源レールが正常に動作していることを意味していると思います) 物理的に大量消去する方法はありますか?(ボードがまったく検出されないため、S32DS 緊急キネティクス オプションは使用できません)。 OpenSDA チップの任意のピンを接地すると、フラッシュ メモリが消去されますか? Re: Unable to flash S32K146EVB-Q144 board as D1 glowing red クリスマス休暇期間中は、サポートの応答時間は通常より長くなる場合がありますのでご了承ください。場合によっては、ご要望への対応が新年以降になることもあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 Re: Unable to flash S32K146EVB-Q144 board as D1 glowing red ハイ P&E リカバリ ユーティリティがMCU を停止したら、ツールを閉じます。 次にステップ3に進みます または ステップ4 S32K146 を再プログラムします。 これが原因かどうかは分かりませんが、 アプリケーションのバージョン: 1.25 。リセットボタンSW5を押したまま、USBケーブルを挿入して MSD-DEBUG-S32K146EVB-Q144_Pemicro_v121.SDA BOOTLOADER ドライブに挿入します。これにより、 アプリケーションバージョンを1.21に。 また添付しました lpit_periodic_interrupt_s32k146.srec 。 ちなみに、外付けのSegger J-Linkは必要ありません。ステップ6に従う場合: SW5を押しながらJ7を挿入すると、OpenSDAがブートローダーモードになります。そして、 SEGGER J-Linkアプリケーションファームウェア( OpenSDA_V1.bin )をOpenSDA_V1.binにコピーします。 オンボード デバッガーは J-Link になります。 よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: Unable to flash S32K146EVB-Q144 board as D1 glowing red こんにちは、ロビン。 迅速なご返信ありがとうございます。MSD -DEBUG-S32K146EVB-Q144_Pemicro_v121.SDAにロールバックしてみましたが、 同じように動作します。ブートローダーアプリはフラッシュされますが、D1はまだ赤く点灯しており、.srecをフラッシュできません。kinetis 回復ツールを使用して停止した後のファイル。コントローラが srec をフラッシュしようとしているが、D2 が定期的に点滅するため失敗していることがわかります (通常は 3 ~ 4 回だけ点滅し、アプリがフラッシュされます)。 その後、ブートローダーをOpenSDA_V1.bin に切り替えて、その後 J-Link コマンダーを使用して接続を試みましたが、次のログが表示されました。 SEGGER J-Link Commander V8.94 (2025年12月10日 14:50:47 にコンパイル) DLLバージョンV8.94、2025年12月10日14:49:54にコンパイル USB経由でJ-Linkに接続しています...OK ファームウェア: J-Link OpenSDA コンパイル日: 2023年1月31日 13:42:36 ハードウェアバージョン: V1.00 J-Link の稼働時間(起動以降): 0d 00h 00m 28s シリアル番号: 621000000 VTref=3.300V ターゲット接続を確立するには「connect」と入力し、ヘルプを表示するには「?」と入力します J-Link>接続 デバイス/コアを指定してください。 : S32K146 選択ダイアログに「?」と入力してください デバイス>S32K146 ターゲットインターフェースを指定してください: J) JTAG (デフォルト) S) SWD T) cJTAG TIF>SWD 対象インターフェース速度[kHz]を指定します。 : 4000 kHz 速度>100 デバイス「S32K146」が選択されました。 SWD経由でターゲットに接続する ConfigTargetSettings() の開始 ConfigTargetSettings() 終了 - 22us かかりました InitTarget() 開始 SWDが選択されました。JTAG -> SWD 切り替えシーケンスを実行しています。 CPU の停止中にタイムアウトが発生しました。 InitTarget() 終了 - 392 ミリ秒かかりました ID 0x2BA01477 の SW-DP が見つかりました DPv0が検出されました CoreSight SoC-400 以前 APマップをスキャンして利用可能なすべてのAPを見つける AP[2]: APマップの終端に達したため、APスキャンを停止しました AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x24770011, ADDR: 0x00000000) AP[1]: JTAG-AP (IDR: 0x001C0000, ADDR: 0x01000000) APマップを反復処理して使用するAHB-APを見つける AP[0]: コアを発見 AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000 CPUIDレジスタ: 0x410FC241。実装者コード: 0x41 (ARM) Cortex-M4 r0p1、リトルエンディアンが見つかりました。 FPUnit: 6 つのコード (BP) スロットと 2 つのリテラル スロット CoreSight コンポーネント: ROMTbl[0] @ E00FF000 [0][0]: E000E000 CID B105E00D PID 000BB00C SCS-M7 [0][1]: E0001000 CID B105E00D PID 003BB002 DWT [0][2]: E0002000 CID B105E00D PID 002BB003 FPB [0][3]: E0000000 CID B105E00D PID 003BB001 ITM [0][4]: E0040000 CID B105900D PID 000BB9A1 TPIU 126976バイトの作業用RAM(0x1FFF0000)を初期化しています リセットタイプ: NORMAL ( https://kb.segger.com/J-Link_Reset_Strategies ) リセット: DEMCR.VC_CORERESET によるリセット後にコアを停止します。 リセット: AIRCR.SYSRESETREQ 経由でデバイスをリセットします。 リセット: S_RESET_ST はクリアされません。CPU は永久にリセット状態のままになっているようです。 リセット: フォールバックを使用: ピンをリセットします。 リセット: DEMCR.VC_CORERESET によるリセット後にコアを停止します。 リセット: リセットピン経由でデバイスをリセットします リセット: VC_CORERESET は CPU を停止しませんでした。(デバッグ ロジックもリセット ピンによってリセットされますか?)。 リセット: 再接続して CPU を手動で停止します。 ID 0x2BA01477 の SW-DP が見つかりました DPv0が検出されました CoreSight SoC-400 以前 AP マップの検出をスキップしました。手動で構成された AP マップが見つかりました。 AP[0]: AHB-AP (IDR: 未設定、ADDR: 0x00000000) AP[0]: コアを発見 AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000 CPUIDレジスタ: 0x410FC241。実装者コード: 0x41 (ARM) Cortex-M4 r0p1、リトルエンディアンが見つかりました。 CPUを停止できませんでした リセット: コアはリセット後に停止せず、WDT を無効にしようとしました。 リセット: DEMCR.VC_CORERESET によるリセット後にコアを停止します。 リセット: リセットピン経由でデバイスをリセットします リセット: VC_CORERESET は CPU を停止しませんでした。(デバッグ ロジックもリセット ピンによってリセットされますか?)。 リセット: 再接続して CPU を手動で停止します。 ID 0x2BA01477 の SW-DP が見つかりました DPv0が検出されました CoreSight SoC-400 以前 AP マップの検出をスキップしました。手動で構成された AP マップが見つかりました。 AP[0]: AHB-AP (IDR: 未設定、ADDR: 0x00000000) AP[0]: コアを発見 AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000 CPUIDレジスタ: 0x410FC241。実装者コード: 0x41 (ARM) Cortex-M4 r0p1、リトルエンディアンが見つかりました。 CPUを停止できませんでした リセット: 失敗しました。リセット ピンを切り替えてリセット戦略を再度試します。 ID 0x2BA01477 の SW-DP が見つかりました DPv0が検出されました CoreSight SoC-400 以前 AP マップの検出をスキップしました。手動で構成された AP マップが見つかりました。 AP[0]: AHB-AP (IDR: 未設定、ADDR: 0x00000000) AP[0]: コアを発見 AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000 CPUIDレジスタ: 0x410FC241。実装者コード: 0x41 (ARM) Cortex-M4 r0p1、リトルエンディアンが見つかりました。 リセット: DEMCR.VC_CORERESET によるリセット後にコアを停止します。 リセット: AIRCR.SYSRESETREQ 経由でデバイスをリセットします。 リセット: S_RESET_ST はクリアされません。CPU は永久にリセット状態のままになっているようです。 リセット: フォールバックを使用: ピンをリセットします。 リセット: DEMCR.VC_CORERESET によるリセット後にコアを停止します。 リセット: リセットピン経由でデバイスをリセットします リセット: VC_CORERESET は CPU を停止しませんでした。(デバッグ ロジックもリセット ピンによってリセットされますか?)。 リセット: 再接続して CPU を手動で停止します。 ID 0x2BA01477 の SW-DP が見つかりました DPv0が検出されました CoreSight SoC-400 以前 AP マップの検出をスキップしました。手動で構成された AP マップが見つかりました。 AP[0]: AHB-AP (IDR: 未設定、ADDR: 0x00000000) AP[0]: コアを発見 AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000 CPUIDレジスタ: 0x410FC241。実装者コード: 0x41 (ARM) Cortex-M4 r0p1、リトルエンディアンが見つかりました。 CPUを停止できませんでした リセット: コアはリセット後に停止せず、WDT を無効にしようとしました。 リセット: DEMCR.VC_CORERESET によるリセット後にコアを停止します。 リセット: リセットピン経由でデバイスをリセットします リセット: VC_CORERESET は CPU を停止しませんでした。(デバッグ ロジックもリセット ピンによってリセットされますか?)。 リセット: 再接続して CPU を手動で停止します。 ID 0x2BA01477 の SW-DP が見つかりました DPv0が検出されました CoreSight SoC-400 以前 AP マップの検出をスキップしました。手動で構成された AP マップが見つかりました。 AP[0]: AHB-AP (IDR: 未設定、ADDR: 0x00000000) AP[0]: コアを発見 AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000 CPUIDレジスタ: 0x410FC241。実装者コード: 0x41 (ARM) Cortex-M4 r0p1、リトルエンディアンが見つかりました。 CPUを停止できませんでした CPUを停止できませんでした CPUを停止できませんでした ****** エラー: CPU を停止できませんでした。 メモリゾーン: ゾーン: 「デフォルト」 説明: デフォルトのアクセスモード Cortex-M4 が識別されました。 J-Link> Re: Unable to flash S32K146EVB-Q144 board as D1 glowing red オシロスコープを使用してリセットピンの波形を観察し、波形を送信してリセット期間とハイレベル幅を教えてください。場合によっては回復不可能となり、S32K1 チップを交換しなければならないこともあります。   接続戦略と回復手順: 目標: デバッガーにコアを停止し、問題のあるファームウェアを無効にする機会を与えます。 A. SWD速度を下げる + 「リセット時に接続」 J-Link Commanderの場合: J-Link> device S32K146 J-Link> if SWD J-Link> speed 1000 ; start at 1 MHz; if still failing, drop to 100 kHz J-Link> connect それでも失敗する場合は、手動の connect‑under‑reset を使用します。 RESET_b を外部的に低く保持し、ボードに電源を投入します。 Commander で connect を実行します。 リセットを解除し、直ちに次の操作を実行します。 J-Link> r J-Link> h J-Link> halt 特に 100 kHz SWD 速度ではタイミングが重要になる可能性があるため、何度か試してください。 B. J-Linkリセット戦略の変更 リセット戦略の値によって動作が異なります。Commander の場合 (正確な ID はバージョンによって異なる場合があります): J-Link> SetResetType = 3 ; a common “connect under reset / halt after reset”; Try 2 / 4 / 12 etc. depending on your J-Link version J-Link> r J-Link> halt または、J-Link Commander で「リセット状態で接続」を選択してみてください。 Re: Unable to flash S32K146EVB-Q144 board as D1 glowing red S32K146EVB-SPF-29844-RB.pdfによると: J104 1-2 OpenSDAからのリセット信号 J10 2-3 P5V0 外部の 9V または 12V 電源がある場合は、 J107 1-2 P5V_SBC を接続することもできます。PEMicro Multilinkなどの外部デバッガーをお持ちの場合は、それを使用して、S32K146 用のプログラムをダウンロードできるかどうかを確認してください。 最後にダウンロードされたプロジェクトは何ですか?CSEc は有効になっていますか? 前回の質問に答えて、オシロスコープを使用して測定したリセット信号を提供してください。
查看全文
EB Tresos: 「DriverConfig」の複数の定義 こんにちは、 EB Tresos で BMS SDK Gen2 を使用しています。初期化中に Bjb_D1xx ドライバと Bcc_774a ドライバに構成構造体を渡したいので、両方のモジュールで「Config Variant: VariantPostBuild」を選択する必要があります。 ただし、各ドライバは DriverConfig 変数を含めて生成されるため、コンパイル エラーが発生します。 [ビルド] /workspaces/template/EBTresosProjectFiles/NextGen_RevA/generate/include/CDD_Bjb_D1xx_Cfg.h:48 からインクルードされたファイルで、 [ビルド] /workspaces/template/S32DSProjectFiles/BMS_GEN2_0.9.1_CD01/Bjb_D1xx_TS_TxDxM9I1R0/include/CDD_Bjb_D1xx.h:46 から、 [ビルド] /workspaces/template/S32DSProjectFiles/BMS_GEN2_0.9.1_CD01/Bms_common_TS_TxDxM9I1R0/src/CDD_Bms_common.c:60 から: [ビルド] /workspaces/template/EBTresosProjectFiles/NextGen_RevA/generate/include/CDD_Bjb_D1xx_PBcfg.h:85:44:エラー: 'DriverConfig' の型が競合しています [ビルド] 85 | extern const Bjb_D1xx_DriverConfigType DriverConfig; [ビルド] | ^~~~~~~~~~~~~ [ビルド] /workspaces/template/EBTresosProjectFiles/NextGen_RevA/generate/include/CDD_Bjb_D1xx_PBcfg.h:85:44:注: マクロ 'BJB_D1XX_INITCONFIG_PB' の定義内 [ビルド] 85 | extern const Bjb_D1xx_DriverConfigType DriverConfig; [ビルド] | ^~~~~~~~~~~~~ [ビルド] /workspaces/template/S32DSProjectFiles/BMS_GEN2_0.9.1_CD01/Bjb_D1xx_TS_TxDxM9I1R0/include/CDD_Bjb_D1xx.h:1013:1:注: マクロ 'BJB_D1XX_CONFIG_EXT' の展開 [ビルド] 1013 | BJB_D1XX_CONFIG_EXT [ビルド] | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ビルド] /workspaces/template/EBTresosProjectFiles/NextGen_RevA/generate/include/CDD_Bcc_774a_Cfg.h:49 からインクルードされたファイルで、 [ビルド] /workspaces/template/S32DSProjectFiles/BMS_GEN2_0.9.1_CD01/Bcc_774a_TS_TxDxM9I1R0/include/CDD_Bcc_774a.h:46 から、 [ビルド] /workspaces/template/S32DSProjectFiles/BMS_GEN2_0.9.1_CD01/Bms_common_TS_TxDxM9I1R0/src/CDD_Bms_common.c:54 から: [ビルド] /workspaces/template/EBTresosProjectFiles/NextGen_RevA/generate/include/CDD_Bcc_774a_PBcfg.h:86:44:注: 'DriverConfig' の以前の宣言はここにありました [ビルド] 86 | extern const Bcc_774a_DriverConfigType DriverConfig; [ビルド] | ^~~~~~~~~~~~~ [ビルド] /workspaces/template/EBTresosProjectFiles/NextGen_RevA/generate/include/CDD_Bcc_774a_PBcfg.h:86:44:注: マクロ 'BCC_774A_INITCONFIG_PB' の定義内 [ビルド] 86 | extern const Bcc_774a_DriverConfigType DriverConfig; [ビルド] | ^~~~~~~~~~~~~ [ビルド] /workspaces/template/S32DSProjectFiles/BMS_GEN2_0.9.1_CD01/Bcc_774a_TS_TxDxM9I1R0/include/CDD_Bcc_774a.h:851:1:注: マクロ 'BCC_774A_CONFIG_EXT' の展開 [ビルド] 851 | BCC_774A_CONFIG_EXT [ビルド] | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ コンパイル エラーを発生させずにビルド後のパラメータ化を可能にするために、両方のドライバを構成するにはどうすればよいでしょうか? Re: EB Tresos: Multiple definitions of "DriverConfig" クリスマス休暇期間中は、サポートの応答時間は通常より長くなる場合がありますのでご了承ください。場合によっては、ご要望への対応が新年以降になることもあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 Re: EB Tresos: Multiple definitions of "DriverConfig" こんにちは@PhilippH 、 個人的にお伝えしたとおり、このCASEは開発チームによって検討中でした。 彼らは次のような回答をしました。 この問題を解決するには、これらの変数の前にモジュール名を付けます(例:生成されたコードには、 Bcc_774a_とBjb_D1xx_が含まれます。この変更はテスト目的でのみ使用され、本番環境では使用されないことに注意してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
查看全文
重金求A1006UK 开发工程师,有做过的工程师联系我, I am requesting a development engineer for A1006UK at a high cost. Engineers who have worked before have contacted me. Thank you very much, vx jesssaid 重金求A1006UK 开发工程师,有做过的工程师联系我,重谢,vx jesssaid Facebook 13922881086 回复: 重金求A1006UK 开发工程师,有做过的工程师联系我, There is an old project that uses this ic, if you have done this project contact me, thank you!
查看全文
Clarification on RTD Driver Availability with FS32K144HAT0MMHT EVK Hi everyone, I am interested in buying the FS32K144HAT0MMHT MCU and the associated evaluation kit (EVK). I would like to know: Does the EVK include the RTD driver at no additional cost? If not, is it necessary to purchase the RTD driver separately? Thanks in advance for your help! Re: Clarification on RTD Driver Availability with FS32K144HAT0MMHT EVK Hi @NagulMeera  Real-Time Drivers (RTD) and S32 Design Studio (S32DS) are free of charge. EB tresos Studio is available with a free evaluation license, but a production license must be ordered from Elektrobit. We also offer premium software such as: - S32 Safety Software Framework (SAF) and Safety Peripheral Drivers (SPD) - Structural Core Self-Test (SCST) For premium software, contact your NXP representative. BR, VaneB
查看全文
imx93 evkペリフェラルテスト こんにちは、 私はimx93 EVkを使っています。最近、以下の周辺機器をテストしました。 GPIO、イーサネット、WiFi、BLUETOOTH、I2C 拡張、ADC、カメラ。クイックスタートガイドには、次のような周辺機器も記載されています。 MIPI DSI、PDM MIC、GPIO EXP、RDPM I/F、CAN、USB2.0 C x2、オーディオジャック、M.2 スロット (E-KEY)。 I.MX93 EVK ボードでこれらのペリフェラルをテストするためのコマンドまたは手順を教えていただけますか。 Re: imx93 evk peripherals testing imx93 evk ボードで CAN をテストするにはどうすればよいですか? Re: imx93 evk peripherals testing こんにちは、 https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10163.pdfおよびhttps://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/RM00293.pdfを参照してください。 /unit_tests にはいくつかのテスト コードがあり、ソース コードはここにあります。 https://github.com/nxp-imx/imx-test/tree/lf-6.12.34_2.1.0/test よろしくお願いします、 志明 Re: imx93 evk peripherals testing ご返信ありがとうございます。これを確認します。 imx93 evk (J1301) のMQSペリフェラルについて教えていただけますか。このペリフェラルは何ですか?この imx93 evk ボードでの要件は何ですか?
查看全文
电路板支持包有解决 ERR051037 的解决方法吗? 嗨,团队、 UAES 客户询问我们是否会发布一些用于变通方案 ERR051037 的软件。我发现 Jira 机票 ALB-7352 中提到了这一点。是否包括 ERR051037? https://community.nxp.com/t5/S32G-Internal-Community/UAES-S32G-errata-review-and-found-1-item-ERR051037-PCIe/td-p/2253619 此致, 莱德 HPC_BSP Linux BSP Re: Does BSP have a workaround for resolving ERR051037? 您好, 目前还没有实施勘误的计划,因为实施勘误需要很大的努力。 最佳问候、 安卡
查看全文
MWCT2016S 无法更改 UART 波特率 嗨,恩智浦社区、 我有一个关于 MCAL 中 UART 模块配置的问题。我无法更改波特率。SBR 和 OSR 寄存器符合预期,但实际测量的波特率为 72254。请帮助解决这个问题。 感谢您的帮助! Re: MWCT2016S can't change UART baud rate 请参阅[RTD400 MCAL 3] K312 MCU 时钟系统配置 的 2.2 EB 配置 部分配置 Mcu 。 Re: MWCT2016S can't change UART baud rate 是的,我已经调用了 Mcu_DistributePllClock() 函数。 如有必要,附加文件包含基于参考例程的源代码。 Re: MWCT2016S can't change UART baud rate 您是否在主函数中调用了Mcu_DistributePllClock()?请参考以下代码: /* Initialize the clock driver */ Mcu_Init(NULL_PTR); /* Initialize the clock tree and apply PLL as system clock */ Mcu_InitClock(McuClockSettingConfig_0); #if (MCU_NO_PLL == STD_OFF) while ( MCU_PLL_LOCKED != Mcu_GetPllStatus() ) { /* Busy wait until the System PLL is locked */ } Mcu_DistributePllClock(); #endif Re: MWCT2016S can't change UART baud rate HI 一开始,我使用了 aips 慢时钟,但问题依然存在。波特率为 142857。在我将时钟更改为 aips plat 之后,波特率发生了变化,甚至变得更低,达到了 72254,但仍然不是预期的波特率。 我和 UART 例程的区别似乎只在于核心时钟。我使用 PLL 作为核心时钟源。会是这个原因吗?使用 PLL 时有什么特别的注意事项吗? 如有必要,附件中包含我的 EB 项目。 Re: MWCT2016S can't change UART baud rate HI 请根据表 130配置UartClockRef 。S32K3XXRM Rev12 的LPUARTn 实例时钟。 对于 S32K312,LPUART [1:7] 由AIPS_SLOW_CLK 提供时钟。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: MWCT2016S can't change UART baud rate 问题已经解决。 非常感谢!
查看全文
EBのアクティベーションに失敗しました こんにちは。EB Client License Administrator V1.3.0 を使用して、次のアクティベーション コードで EB Tresos をアクティベートしようとしましたが、失敗しました。アクティベーション ログは次のとおりです。 ノードロックライセンス 98B6-6782-A434-4E40 を有効化中。ライセンス数: 1 ステータス: 4、リクエストを作成中 ステータス: 5、リクエストが作成されました ステータス: 6、コンテキストが作成されました ステータス: 7、リモートサーバーにコネクテッド ステータス: 8、リクエスト送信済み Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) Status: 11, Done(ステータス11:完了) ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定された数量が許容最大数量 (0) を超えています。 FlexNet Operations Serverへの接続に失敗しました。 どうすれば解決できるでしょうか、ありがとうございます! Re: EB activation failed こんにちは、ガイ EB tresos 29.0.0 をアクティブ化しているときに同じ問題が発生しました。解決にCANでご協力いただければ幸いです。ログは次のとおりです。 情報: Trusted Storage の初期化が完了しました。 ノードロックライセンス B25C-AEBB-4319-BAB1 の有効化、ライセンス数: 1 ステータス: 4、リクエストを作成中 ステータス: 5、リクエストが作成されました ステータス: 6、コンテキストが作成されました ステータス: 7、リモートサーバーにコネクテッド ステータス: 8、リクエスト送信済み ステータス: 9、応答をポーリング中 ステータス: 10、応答待ち …… ステータス: 9、応答をポーリング中 ステータス: 10、応答待ち ステータス: 11、完了 エラー: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定された数量は、許可される最大数量 (0) を超えています。 FlexNet Operations Server への接続に失敗しました。 Re: EB activation failed 親愛なるガイ 今受け取ったライセンスに関して、次のメッセージを受け取りました: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定された数量は、許可される最大数量 (0) を超えています。 FlexNet Operations Server への接続に失敗しました。 私のコードは9157-2EF4-ADA2-D9C2です 新しいコードをご提供いただくか、問題解決のサポートをお願いします。 BR ハミド Re: EB activation failed こんにちは、 私もまったく同じ問題を抱えています。昨日、システムから以下のコードが発行されました: 7D06-3C29-B753-21AB。しかし、上記の sn コードを使用してアクティブにすると、eb studio で常にエラーが発生します。 flxActAppActivationSend(50040,41247,10248) このアクティベーション要求ではライセンスの権利は付与されません。FlexNet Operations サーバーへの接続に失敗しました。 あなたの助けが必要です。 ありがとう、 トムソン Re: EB activation failed こんにちはEBライセンス下記 91F7-FFEF-9986-7233(~24.9/30)は失敗しました [email protected] までメールでご返送ください。? ありがとう Re: EB activation failed こんにちは、ナムさん。私も個別のコードで同じ問題を抱えています。 ログファイルの内容は次のとおりです。 ノードロックライセンス 7992-9929-06F8-846B の有効化、ライセンス数: 1 ステータス: 4、リクエストを作成中 ステータス: 5、リクエストが作成されました ステータス: 6、コンテキストが作成されました ステータス: 7、リモートサーバーにコネクテッド ステータス: 8、リクエスト送信済み Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) Status: 11, Done(ステータス11:完了) ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定された数量が許容最大数量 (0) を超えています。 FlexNet Operations Serverへの接続に失敗しました。 この問題を解決してもらえますか?どうもありがとうございます。 ありがとうNK Re: EB activation failed こんにちは 、 私も同じ問題に直面しています。このエラーを解決する方法を教えていただけますか? ノードロックライセンス 4196-14E0-C330-9292 を有効化中。ライセンス数: 1 ステータス: 4、リクエストを作成中 ステータス: 5、リクエストが作成されました ステータス: 6、コンテキストが作成されました ステータス: 7、リモートサーバーにコネクテッド ステータス: 8、リクエスト送信済み Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) Status: 11, Done(ステータス11:完了) ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定された数量が許容最大数量 (0) を超えています。 FlexNet Operations Serverへの接続に失敗しました。 Re: EB activation failed こんにちは、NAMさん 私も同じ問題を抱えています。EB アクティベーション コードのエラー ログは次のとおりです。 ノードロックライセンス FE22-7689-F0DD-E542 の有効化、ライセンス数: 1 ステータス: 4、リクエストを作成中 ステータス: 5、リクエストが作成されました ステータス: 6、コンテキストが作成されました ステータス: 7、リモートサーバーにコネクテッド ステータス: 8、リクエスト送信済み Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) Status: 11, Done(ステータス11:完了) ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定された数量が許容最大数量 (0) を超えています。 FlexNet Operations Serverへの接続に失敗しました。 この問題を解決するために助けてください。 幸運をお祈りしています、 Tom Re: EB activation failed こんにちは、ナム: ご提供いただいたコードをCANで有効化できます。しかし、goldvip1.2からcan-gwプロジェクトをインポートするとSDK。 下図のように失敗メッセージがいくつかあります。 「プロジェクトを生成」する場合。ライセンスの問題に関するエラー ログを取得しました。 確認を手伝っていただけますか?本当にありがとう。 ペニー・LIN Re: EB activation failed こんにちは@penny_lin 、 私たちが提供したライセンスは EB Tresos AutoCore に適合できなかったようです。とにかく、次のライセンスを試してください。 638C-602C-EDD8-F498 それが役立つかどうかを確認してください。 よろしくお願いいたします。 ナム Re: EB activation failed こんにちは、ナム: EB tresos AutoCore 8.8.3 のアクティベーション コードでも同様の問題が発生します。 EB Client License Administrator V1.4.3を使用して、以下のアクティベーションコード6473-6BCA-4FA9-5ADB(2022年9月30日まで有効)でEB Tresosをアクティベートしようとしましたが、失敗しました。 アクティベーションログは次のとおりです。 情報: Trusted Storage の初期化が完了しました。 ノードロックライセンス 6473-6BCA-4FA9-5ADB の有効化、ライセンス数: 1 ステータス: 4、リクエストを作成中 ステータス: 5、リクエストが作成されました ステータス: 6、コンテキストが作成されました ステータス: 7、リモートサーバーにコネクテッド ステータス: 8、リクエスト送信済み Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) Status: 11, Done(ステータス11:完了) ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定された数量が許容最大数量 (0) を超えています。 FlexNet Operations Serverへの接続に失敗しました。 この問題を解決してもらえませんか。本当にありがとう。 ペニー・LIN Re: EB activation failed アクティベーションが成功しました。ありがとうございます! Re: EB activation failed こんにちは、 新しいコード9871-12E6-C91E-7D35を使用してください。EB TS ダウンロード ページでも更新しました。改めてご不便をおかけして申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。 ナム Re: EB activation failed こんにちは、 当社は Elektrobit と協力してライセンス数量の拡張に取り組んでいます。ご不便をおかけして申し訳ございませんが、完了次第お知らせいたします。 よろしくお願いいたします。 ナム Re: EB activation failed こんにちは、 アクティベートしようとしています EB tresos Studio(EBクライアントライセンス管理者によるアクティベーションコード付き): 20EA-CB05-14E2-FC19(有効期限:2026年6月30日) しかし、アクティベーションはエラーで失敗しました。 エラー: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定された数量は、許容最大数量(0)を超えています。   チェックしてください: バックエンドでのライセンス数は0です。 私のホストIDにライセンスを再発行/紐付けしてください。 利用可能なアクティベーション数を割り当ててください。 よろしくお願いします。
查看全文
s32k3 获取 sbaf 版本 恩智浦专家,你好、 1. 我使用的是 s32k312,希望获得 SBAF 版本、 2. 我看到https://community.nxp.com/t5/S32K/How-Do-I-Obtain-the-SBAF-Version-Information/m-p/1782284这个帖子 3. 我无法读取这个地址,因为它无法访问,不管是否安装了 HSE。 我的问题是,访问这个地址是否有任何前提条件,或者需要某些硬件版本? 谢谢。 Re: s32k3 obtain sbaf version 只有这个代码,我认为这与 mpu 设置无关。 在 swd 调试/ide 调试中,内存监视器无法显示该地址值。 Re: s32k3 obtain sbaf version 嗨,@胜利 为了确认,您是否尝试了主题中提到的 S32K344_SBAF_UPDATE 示例中实现的方法? 我想到的一点是,MPU(内存保护单元)可能已启用。MPU 保护内存区域不被读取或写入,这在功能安全应用中通常是必需的。如果要写入的区域受保护,写入操作将失败。在这种情况下,应禁用或调整 MPU 以允许写入该特定内存区域。 BR、VaneB Re: s32k3 obtain sbaf version 嗨,@胜利 您是指无法在 S32DS 内存查看器中查看该地址吗?我检查了我这边的 EVB,我可以访问并查看 SBAF 版本
查看全文
SAF sBoot CMU_FC チェック sBoot で CMU_FC チェックを構成するときにパラメータを設定する方法がわかりません。自分の理解に基づいていくつかの値を設定し、コードを生成しましたが、生成された LFREF 値と HFREF 値は設定した値に基づいてどのように導出されるのでしょうか?計算過程を見せていただけますか? 私の意見では、上記で設定したパラメータは、RCCR.REF_CNT/HTCR.HFREF/LTCR.LFREF と比較する必要があります。FXOSC=40Mの場合、CMU_FC0チェックをどのように設定すればよいですか?RCCR.REF_CNT/HTCR.HFREF/LTCR.LFREF はいつ設定すればよいですか?値は何ですか? Re: SAF sBoot CMU_FC Checks こんにちは@ziwu 、 すべての計算はS32K3xx RM rev.11に記載されています。 セクション56.5.2 HFREFとLFREFのプログラミング。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: SAF sBoot CMU_FC Checks 1.RM Rev.11 をチェックしましたが、まだ結果が得られません。バス クロックは何ですか? システム クロックですか? 2.EB tresos をチェックしたところ、「Mcu レジスタ値の最適化」を有効にすると RCCR が 0x50 に設定され、CMU_FC0/3/4 のすべての RCCR が 0x50 になっています。なぜ同じ値になっているのでしょうか?次の式では 0x50 を CAN で取得できません。0x50 を取得するにはどうすればいいですか? Re: SAF sBoot CMU_FC Checks こんにちは@ziwuさん 遅くなって申し訳ありません。現在不在のため、早く返信することができませんでした。 システムクロックは、RMにリストされているクロックオプションのいずれかに正確に設定する必要があります。例:表157.オプション A - 高性能モード (CORE_CLK @ 160 MHz)。 そして、バスクロック = レジスタインターフェースクロック = AIPS_SLOW_CLK 現在、SAF sBoost ドライバをテストできません。 ただし、CMU が有効になっている場合は、しきい値も MCAL MCU ドライバによって計算され、設定されます。 S32DS IDE と RTD 6.0.0 の例を次に示します。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-MCAL-MCU-ClockMonitor-v1-0-S32DS36-RTD600/ta-p/2179976 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: SAF sBoot CMU_FC Checks 分かりました、ありがとうございます
查看全文
[滥用] 发布者:@JohnKlug /板:imx-processors/举报人:srbacvj srbacvj 报告了 @JohnKlug 发布的帖子 Could not invoke dnf for external kernel module in Yocto kirkstone ,原因如下: 原因: 详情: < a href="https://tylkoastronomia.pl/node/9904"> http://prosti-proshay.ru/lyudi/pharmacy-online-1"> https://www.siriuspup.com/breeders/pharmacy-online-11"> https://stage.cc.radiant.digital/node/3046"> http://www.pajeroio.com/blog/pharmacy-online-0"> https://www.musicinafrica.net/newsfeed/213463/373133"> http://www.sccu.chula.ac.th/node/933"> < a href="https://www.lawtech.ru/subscribe/26816-16102025"> https://okwiki.ru/catalog/pharmacy-online"> < a href="https://neweddingday.com/your-couple-name-2333"> https://www.siriuspup.com/breeders/pharmacy-online-11"> http://xn--37-6kci4a9aahjr0a.xn--p1ai/pharmacy-online-ivanovo-8"> https://hetnieuweteamwerken.be/forums/forum/pharmacy-online-5"> https://www.jobwebby.ilovemarkso.com/domainasname-anthony-gmbh/pharmacy-online-6"> http://prosti-proshay.ru/lyudi/pharmacy-online-1"> https://www.intimus.pt/pharmacy-online-16"> https://www.intimus.pt/pharmacy-online-16"> https://dev.beautynbrushes.com/services-provided/tree-braids-maroonimmortalep"> https://whs6570.com/node/2099"> http://www.le-cercle-des-sourires.fr/session/3338"> < a href="https://www.jobwebby.ilovemarkso.com/domainasname-anthony-gmbh/pharmacy-online-6"> https://www.danduo168.com/en/artworks/693/pharmacy-online-0"> https://auc.org.ua/faq/29092025-0456"> https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/pharmacy-online-54"> https://www.musicinafrica.net/newsfeed/213463/373133"> http://xn--37-6kci4a9aahjr0a.xn--p1ai/pharmacy-online-ivanovo-8"> https://masters.adminskiracing.com/node/413296"> https://slp.millingtonpubliclibrary.org/content/pharmacy-online-9"> < a href="https://tylkoastronomia.pl/node/9904"> https://fo-rum.auc.org.ua/faq/29092025-0042-1"> https://ruckup.org/caregivers-forum/topic/6386"> < a href="https://www.rapidservice.com.ec/es/content/pharmacy-online"> https://www.globalrealtor.co.in/node/4204"> < a href="https://whs6570.com/node/2099"> https://darkmetalmush.net/history/pharmacy-online-23"> https://www.thebiketube.com/f-moser-ann"> http://xn--80aah2bgapnqg.xn--p1ai/story/pharmacy-online-3"> https://stage.cc.radiant.digital/node/3046"> https://masters.adminskiracing.com/node/413296"> https://dev.worldwar1luton.com/forum-topic/pharmacy-online-5"> 发布链接: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Could-not-invoke-dnf-for-external-kernel-module-in-Yocto/m-p/1627964#M203740 帖子作者 @JohnKlug|Email Author 报告人:srbacvj |Email Reporter 报告的帖子有 2 个回复。
查看全文
[S32K344MINI-EVB] 搭載デバッガ機能の確認 (K26 OpenSDA) NXPコミュニティの皆様、こんにちは。 S32K3シリーズの評価のため、S32K344MINI-EVBを購入予定です。 購入する前に、デバッグ インターフェースの要件を再確認して、正しく設定されていることを確認したいと思います。 私の理解: ブロック図とドキュメントによると、このボードにはK26 を使用した搭載デバッグインターフェースが含まれており、OpenSDA を使用する搭載デバッガーとして機能すると考えられます。 質問: S32 Design Studio を使用してS32K344MINI-EVB をフラッシュおよびデバッグするには、USB ケーブルだけが必要であることを意味しますか?(つまり、基本的な評価には Multilink や Lauterbach のような外部デバッガーは必要ありませんか?) この特定のボードには、注意する必要のある「ND (No Debugger)」バリアントや特別なジャンパーがないことを確認したいだけです。ご協力ありがとうございます! Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) ハイ 先週参加したトレーニング中に、同僚がこのボードの「ND (No Debugger)」バリアントについて言及しているのを聞きませんでした。 以前の S32K3X4EVB-T172 に関しては、当時 K26 が在庫切れだったため、「ND (デバッガーなし)」バリアントが存在していました。 新しく発売されたボードなのでまだ手元にありません。本日、S32K344MINI-EVB を注文しました。よろしければ、商品到着後に確認させていただきます。 よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) こんにちは、 ご返信ありがとうございます。返答をお待ちしています。ありがとう。 Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) 3日前にS32K344MINI-EVBボードを社内で注文しましたが、まだ発送されていません。いつ受け取れるかは不明ですので、お知らせします。 Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA) K26 を備えた搭載デバッグインターフェースを備えた S32K344MINI-EVB を受け取りました。
查看全文
如何选择"语言标准" <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 如果我创建一个新的 SDK 项目(从 SDK 项目向导中),在选择板和其他配置(设备代码包、项目类型、元器件...)后,我会得到 "高级项目设置" 屏幕,我可以在其中选择 MCU C 编译器。默认情况下," 语言标准 " 指向 " 编译器的默认值 ",但我可以选择是否想要 " GNU C90 (-std=gnu90)。 但是,如果我创建一个新的 C 项目(非 SDK),就看不到这个屏幕,也无法选择"语言标准" 。 我该如何改变这种状况? 谢谢。 Re: How select "Language standard" 关于选择正确语言标准的精彩分析--你的解释确实澄清了我在这个问题上看到的很多困惑。在尝试不同的设置时,我偶然发现了一些精灵语翻译技巧,这让测试字符集变得更有趣了。有趣的是,调整标准会以微妙的方式改变编译器的行为。期待更多这样的帖子! Re: How select "Language standard" <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,ptcaos、 如果你在项目中右键点击属性-> C/C++ 版本-> 设置-> MCU C 编译器-> Dialect 你可以选择语言: 最美好的祝愿, Alexis Andalon
查看全文
EB Tresos - Ae 模块生成代码时选择了错误的 SPI 模块 RTD 6.0.0 中的 Ae 插件/模块正在生成使用 SPI LSPI0 而非 LSPI1 的代码,这无法配置,而且是错误的,因为 Ae 只能使用 SPI 1。 版本 Ae 中的 SPI 选择不可配置 由于 D2D 连接需要使用 SPI 1 不过,生成的文件使用 SPI 0 作为临时解决方案手动修改 Re: EB Tresos - Ae module generating code with wrong SPI module selected 嗨,@guillermoarb 请核实以下内容: 在配置工具中打开 AeSpiSequence 税务摊销收益。 检查 AeSpiSequenceName 是否分配给了正确的 SpiSequence。 确认该 SpiSequence 的 SpiJobAssignment 已链接到相应的 SpiJob。 确认 SpiJob 的 SpiDeviceAssignment 已设置为 LPSPI1 实例的 SpiExternalDevice。 如果这些说明似乎不清楚或令人困惑,请参考随 RTD 提供的示例项目 Ae_Spi_Example_EB_001_S32M276,因为它有助于验证是否存在错误或遗漏的配置。 BR、VaneB
查看全文
S32K388 柔性逻辑分析仪无法接收数据 工程师们,你们好!我正在测试使用带有 PTA6 和 PTA7 的 flexcan0 发送 CAN 信息,但在逻辑分析仪中无法接收 CAN 信息或波形信号。使用的 CAN 速率是 500kbps。 Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER Hi@vinmotion Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER 谢谢您,但我是 nxp 的新手,不知道该调用什么函数来启动端口,而且在提供的示例中也没有使用它。 我已经配置了这些引脚,但应该调用什么函数来启动它呢? Re: S32K388 FLEXCAN NOT RECEIVE IN LOGIC ANALYZER Hi@vinmotion 您的主程序没有初始化端口。
查看全文