2261501_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2261501_ja-JP

2261501_ja-JP

[S32K344MINI-EVB] 搭載デバッガ機能の確認 (K26 OpenSDA)

NXPコミュニティの皆様、こんにちは。

S32K3シリーズの評価のため、S32K344MINI-EVBを購入予定です。
購入する前に、デバッグ インターフェースの要件を再確認して、正しく設定されていることを確認したいと思います。

私の理解: ブロック図とドキュメントによると、このボードにはK26 を使用した搭載デバッグインターフェースが含まれており、OpenSDA を使用する搭載デバッガーとして機能すると考えられます。

質問: S32 Design Studio を使用してS32K344MINI-EVB をフラッシュおよびデバッグするには、USB ケーブルだけが必要であることを意味しますか?(つまり、基本的な評価には Multilink や Lauterbach のような外部デバッガーは必要ありませんか?)

この特定のボードには、注意する必要のある「ND (No Debugger)」バリアントや特別なジャンパーがないことを確認したいだけです。ご協力ありがとうございます!

Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA)

ハイ

先週参加したトレーニング中に、同僚がこのボードの「ND (No Debugger)」バリアントについて言及しているのを聞きませんでした。

以前の S32K3X4EVB-T172 に関しては、当時 K26 が在庫切れだったため、「ND (デバッガーなし)」バリアントが存在していました。

新しく発売されたボードなのでまだ手元にありません。本日、S32K344MINI-EVB を注文しました。よろしければ、商品到着後に確認させていただきます。


よろしくお願いします、
ロビン
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------

Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA)

こんにちは、

ご返信ありがとうございます。返答をお待ちしています。ありがとう。

Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA)

3日前にS32K344MINI-EVBボードを社内で注文しましたが、まだ発送されていません。いつ受け取れるかは不明ですので、お知らせします。

Re: [S32K344MINI-EVB] Confirming On-board Debugger Capabilities (K26 OpenSDA)

K26 を備えた搭載デバッグインターフェースを備えた S32K344MINI-EVB を受け取りました。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎12-30-2025 02:32 AM
更新人: