こんにちは、
私はimx93 EVkを使っています。最近、以下の周辺機器をテストしました。
GPIO、イーサネット、WiFi、BLUETOOTH、I2C 拡張、ADC、カメラ。クイックスタートガイドには、次のような周辺機器も記載されています。
MIPI DSI、PDM MIC、GPIO EXP、RDPM I/F、CAN、USB2.0 C x2、オーディオジャック、M.2 スロット (E-KEY)。
I.MX93 EVK ボードでこれらのペリフェラルをテストするためのコマンドまたは手順を教えていただけますか。
imx93 evk ボードで CAN をテストするにはどうすればよいですか?
こんにちは、
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10163.pdfおよびhttps://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/RM00293.pdfを参照してください。
/unit_tests にはいくつかのテスト コードがあり、ソース コードはここにあります。
https://github.com/nxp-imx/imx-test/tree/lf-6.12.34_2.1.0/test
よろしくお願いします、
志明
ご返信ありがとうございます。これを確認します。
imx93 evk (J1301) のMQSペリフェラルについて教えていただけますか。このペリフェラルは何ですか?この imx93 evk ボードでの要件は何ですか?