Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32K148 引导加载程序跳转应用程序,但应用程序在闪存擦除 + 复制后不运行 我正在 S32K148 上开发一个引导加载程序和应用程序设置。 引导加载程序位于闪存起始位置 (0x00000000) 应用程序位于 0x00022000 应用程序有自己的矢量表和链接脚本 当以独立组网 (SA) 方式运行时,应用程序可以完美运行 当引导程序执行闪存擦除和应用程序复制时,跳转到应用程序不起作用。 然而 如果我跳过擦除和复制,跳转就会正常工作 在这两种情况下都输入了 jump_too_application() 启用擦除 + 复制时,跳转后看不到应用打印 堆栈指针和RESET处理程序值看起来有效 应用程序矢量表正确 应用程序在没有引导程序的情况下也能正常运行 我没有在应用程序代码中明确启用看门狗 闪存擦除 + 复制后,在跳转到 S32K148 上的应用程序之前还需要哪些步骤? 谁能帮帮我? 我将链接文件脚本和跳转程序代码附在下面。 谢谢! 引导程序链接器文件 内存 { int_flash_interrupts:ORIGIN = 0x00000000,长度 = 0x00000400 /* 1K */ /* 不要更改此部分 */ int_flash_config:ORIGIN = 0x00000400,长度 = 0x00000010 /* 16 字节 */ /* 不要更改此部分 */ int_flas h:ORIGIN = 0x00000410,长度 = 0x00001101 bf0 /* 总计 128KB-0x410 = 引导加载程序代码为 0x1FBF0 字节 */ int_sram_results:ORIGIN = 0x1FF0000,长度 = 0x00000100 /* 256 字节 */ int_sram:ORIGIN = 0x1FF0100,长度 = 0x0003df00 /* ~248K */ int_sram_stack_stack_c0: ORIGIN = 0x2001E000,长度 = 0x 00001000 /* 4K */ r am_rsvd2:ORIGIN = 0x2001F000,长度 = 0 /* SRAM 结束 */} 应用程序链接文件 内存 { int_flash_intrupts:ORIGIN = 0x00022000,长度 = 0x00000400 /* 1K-0x00022000 处的应用程序中断向量 */ int_flash_config:ORIGIN = 0x00022400,长度 = 0x00022400,长度 = 0x00000010 /* 16 字节-应用程序 闪存配置 */ int_flash:ORIGIN = 0x00022410,长度 = 0x00063bf0 /* 400KB 应用程序区域(0x64000-0x410 = 0x63bf0 字节)*/ int_sram_results:ORIGIN = 0x1FF0000,长度 = 0x00000100 /* 256 字节 */ int_sram:ORIGIN = 0x1FF0100,长度 = 0x0003df00 /* ~248K */ int_sram_stack_c_c0: ORIGIN = 0x2001E000,长度 = 0x00001000 /* 4K */ r am_rsvd2:ORIGIN = 0x2001F000,长度 = 0 /* SRAM 结束 */} main.c EraseApplication(); CopyApplication(DOWNLOADED_APP_START_ADDRESS,APPLICATION_START_ADDRESS,APPLICATION_SIZE); jump_to_application(); 跳转到应用程序()函数 void jump_too_application(void) { uint32 app_msp; application_entry_t app_reset_handler; /* 跳转前打印信息 */ // printf("跳转到 application\r\n"); /* // volatile uint32 delay = 100000U; // while(delay--); /* 禁用所有中断 */ __asm volatile ("cpsid i"); /* 将向量表偏移量设置为应用程序的向量表 */ S32_SCB->VTOR = APPLICATION_START_ADDRESS; /* 从向量表的第一个字加载应用程序的 MSP */ app_msp = *((volatile uint32*)APPLICATION_START_ADDRESS); /* 从向量表的第二个字加载应用程序的 Reset_Handler 地址 */ app_reset_handler = (application_entry_t)(*((volatile uint32*)(APPLICATION_START_ADDRESS + 4U)); /* 设置指向应用程序 MSP 的堆栈指针 */ __asm volatile ("msr msp,%0": :"r" (app_msp)); // /* Memory barrier */ //__asm volatile ("dsb"); // __asm volatile ("isb"); /* 跳转到应用程序的 Reset_Handler */ app_reset_handler(); /* 不应到达此处 */ while(1) { /* 无限循环 */ } } Re: S32K148 Bootloader jump application, but application does not run after flash erase + copy 请注意,在圣诞假期期间,我们的支持响应时间可能会比平时长。在某些情况下,您的请求可能会在新年后得到处理。感谢您的理解。 Re: S32K148 Bootloader jump application, but application does not run after flash erase + copy 嗨,@kavyakoney、 可能存在闪存访问碰撞,因为引导加载程序和应用程序目前都放在 S32K148 的闪存块 0 中。 S32K148 设备包含三个 512 KB 闪存块(方块 0、块 1、块 2)。闪存编程操作(擦除/编程)只能在 CPU 不执行代码的块上进行。 如果引导加载程序从 0 块运行,并试图擦除或编程也在 0 块内的内存,内核可能会执行无效数据,从而无法正确跳转到应用程序。 为避免出现这种情况,应将应用程序放入闪存块 1 或闪存块 2,而将引导加载程序完全放在闪存块 0 中。 谢谢! BR,丹尼尔
View full article
S32N55-NETC ハードウェア MAC 学習の問題 こんにちは、チーム お客様 (HKMC) は、SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0 を使用して RDB の ping 機能をテストしたところ、異常な症状が発生しました。 HW_ENABLED と FDB_LOOKUP_FLOOD_FRAMEを有効にすると、ハードウェアによって学習された動的FDB エントリを保存できないようです。ping 機能が開始されると、動的 FDB エントリが繰り返し追加および削除されます。さらに、関連するレジスタ値は 1 または 2 から 0 に繰り返し変化します。 下の図は詳細な情報と構成を示しています。添付ファイルはWiresharkからのpingログ情報です。 さらに情報が必要な場合はお知らせください。 よろしくお願いします!   よろしくお願いいたします。 唐生。 GRAY_VIP 優先度: 重要 RTD 出典: 直接お客様 Re: S32N55-NETC Hardware MAC learning issue チームの皆様、 根本的な原因は、 NETC_ETHSWT_IP_MAIN_FUNCTION_PERIOD の構成が正しくないことです。値は 0.001 である必要がありますが、CRS 上の NETC スイッチのデフォルト構成は 1 です。 次のリリースでこれが修正されるようにしてください。 よろしくお願いします! よろしくお願いいたします。 唐生。
View full article
mimxrt1176 中的 SD 卡启动和读写问题 队员们好 我们生成了用于引脚切换的 s19 文件,并将该文件转存到 SD 卡中。接通电源后,该引脚没有被拨动。因此,我们以 SD 卡轮询为例进行读取和写入,但是 SD 初始化失败。附上我们的 SD 卡相关信息和示例代码。请指导查找问题。 Re: SD Card Booting and read write issue in mimxrt1176 你好@mayliu1、 好的,我们正在尝试您所提到的方法,但我们以 sdcard_polling_cm7 为例,在调试过程中,执行会在 SD Probe 电压 处停止 , SD 卡初始化也会失败,您能告诉我为什么会发生这种情况吗? 在mcuxpresso 控制台中,我们得到了以下日志: 已执行 SetRestartOnClose=1 [用于 "evkbmimxrt1170_sdcard_polling_cm7 JLink Debug "的 MCUXpresso Semihosting Telnet 控制台已在 59089 @ 127.0.0.1 端口启动。] SEGGER J-Link GDB Server V8.10 - 终端输出通道 SDCARD 轮询示例。 请将卡片插入板。 已插卡。 SD 卡启动失败。 [关闭 Telnet 会话] Re: SD Card Booting and read write issue in mimxrt1176 你好@Harishnamala、 感谢您提供的最新信息。 1:如果你使用 MCUXpresso IDE,启动模式应为内部启动。 2: 不能简单地复制 .s19启动文件到 SD 卡。相反,你应该使用高效密码学标准(SEC)工具或 McubootUtility 工具,并将启动模式配置为串行下载器。 3:如果不确定硬件设计是否正确,可以使用 MCUXpresso IDE 导入 SD 卡 SDK 演示,将链接选项设置为将应用程序链接到 RAM,然后尝试调试。 顺祝商祺! MayLiu Re: SD Card Booting and read write issue in mimxrt1176 你好@mayliu1 感谢您的回复。 我们使用 MIMXRT1176AVM8A IC 设计了一款定制板。在此板上,SD 卡用于启动和数据存储。 目前,我们无法从 SD 卡启动设备。即使在调试过程中,执行也会在SD Probe 电压下停止,SD 卡初始化也会失败。 在此阶段,我们对CLK和CMD引脚进行了探测。CLK 信号出现在约 340 kHz 的 3.3V 电平上,同时还能观察到 CMD 信号。不过,用示波器检查时,在 DATA 引脚上检测不到任何活动。 软件工具:MCUXpresso IDE v24.9 调试器:J-Link Plus SD 卡:uSDHC,32 GB 我们将 .s19 启动文件复制到 SD 卡,但它没有加载。你能告诉我应该使用哪种文件格式启动 SD 卡吗? 启动模式如下所示 BT cfg 0 : 0 BT cfg 1 : 0 BT cfg 2 : 0 BT cfg 3 : 0 BT cfg 4 : 0 BT cfg 5 : 0 BT cfg 6 : 1 BT cfg 7 : 0 BT cfg 8 : 0 BT cfg 9 : 0 BT cfg 10 : 0 BT cfg 11 : 0 启动模式 0:1 启动模式 1:0 注:我们使用的是 SD 卡,而不是 Micro SD 卡 ,请对此问题提供一些支持。 Re: SD Card Booting and read write issue in mimxrt1176 你好@Harishnamala、 非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。 请说明你想实现什么。 你使用什么工具,高效密码学标准(SEC)还是MCUBootUtility?你的板是定制的还是 MIMXRT1176-EVKB 板? 你想让你的镜像在内部 RAM 中运行吗,这个镜像在 SD 卡上,它将被复制到内部 RAM 中,并在启动期间从那里执行。 如果是这样,我认为您的 IDE 项目不正确,请尝试以下配置。 我对你的问题进行了测试,我使用了高效密码学标准(SEC),它起作用了。 https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#rt10xx-rt116x-rt117x-device-workflow 请注意 启动 CFG 引脚设置,我建议你试试总线宽度:4 位 顺祝商祺! MayLiu Re: SD Card Booting and read write issue in mimxrt1176 你好@mayliu1、 现在 SD 卡轮询示例可以正常工作了。我们可以在其中读写数据。现在我们在启动SD卡时遇到了问题。 安装了 mcu-boot-Utility 工具,运行 exe 然后按下 connect to rom 后我们连接到 flash loader,如下图所示 当我试着浏览文件时,系统没有响应,并出现以下错误 为什么会出现上述错误? 你能告诉我如何生成 .bin 文件吗?手动从 s19 生成文件,并更改项目设置,为 SD 卡生成 s19 文件。 Re: SD Card Booting and read write issue in mimxrt1176 你好@Harishnamala、 感谢您提供的最新信息。 根据您的描述,"在 SD 探头电压时停止执行、" 我建议检查你的 NVCC_SD 硬件设计。 请参阅 MIMXRT1170-EVKB 板设计。默认电压为 3.3 伏,而 SD1_VSELECT 信号控制电压等级,可以在 1.8V 和 3.3V 之间切换。 如果可能,请在 MIMXRT1170-EVKB 板上进行同样的测试,以检查问题是与硬件有关还是与软件有关。   顺祝商祺! MayLiu Re: SD Card Booting and read write issue in mimxrt1176 你好@Harishnamala、 请参考以下链接。 特定处理器的工作流程 — 安全配置工具 25.12 BR
View full article
[S32K344] 版本失败:RTD 7.0.0 中缺少包含路径 (std_Types.h)(autosar r23-11) 大家好 我在为S32K344新建的"Greenfield" 项目中遇到了一个长期存在的问题,即代码生成后,标准包含路径没有自动添加到项目设置中。 我的环境 芯片:S32K344(BGA257) 集成开发环境:S32 Design Studio(最新版本) RTD 版本:Autosar R23-11 V7.0.0 开发软件包:S32K344 开发软件包 复制步骤 我为 S32K344 创建了一个全新的应用项目。 我打开了配置工具(.mex)。 在 “外围设备/元器件” 视图中,我添加了以下元器件: BaseNXP(必填) 平台(用于中断/IntCtrl) Eth_43_GMAC(以太网驱动程序) 我配置了元器件(启用基本设置)并保存了配置。 我点击"更新代码"生成源文件。生成成功。 我点击了版本(锤子)按钮。 问题:版本立即失败,出现多个 " 致命错误 ",这表明找不到基本的 AUTOSAR 和 RTD 标头。编译器似乎不知道恩智浦 RTD 库的位置。 错误日志(控制台输出): 明文文本(Plaintext)   fatal error: Std_Types.h: No such file or directory fatal error: Eth_GeneralTypes.h: No such file or directory fatal error: Mcal.h: No such file or directory fatal error: S32K344_SIUL2.h: No such file or directory ... make: *** [generate/src/subdir.mk:71: generate/src/OsIf_Cfg.o] Error 1 观察结果:我通过文件资源管理器手动验证了文件夹结构。丢失的文件(如 Std_Types.h在 BaseNXP 元器件文件夹中)确实存在于项目/ SDK 结构中的磁盘上。但是,这些路径不会自动添加到项目中。 我的问题是我是否缺少一个特定的步骤或复选框来强制 "配置工具 "更新 "项目包含路径"?还是 RTD 7.0.0 的已知问题?整合? 如果能帮助我自动修复包含路径,我将不胜感激。 顺祝商祺! Re: [S32K344] Build fail: Missing Include Paths (Std_Types.h) with RTD 7.0.0 (AUTOSAR R23-11) 嗨,@VaneB、 谢谢你的调查。 我又深入研究了一下项目属性,发现了一条特定的错误信息,这似乎是 include 路径无法自动注入的根本原因。 能否请您检查一下在您的工作项目中是否也出现了同样的行为? 1.SDK 错误请进入项目属性 -> SDK。确保选中"Show all SDKs"。然后,将鼠标光标悬停在选中的 PlatformSDK_S32K3... 项上。 在我这边,工具提示显示了以下错误: 错误:由于不支持项目所需的工具链,因此无法附加 SDK。 您是否也看到了这个错误工具提示,或者对您来说没有问题? 2。您的安装环境要验证我是否缺少特定的软件包或更新,您能否确认: 扩展:你已经安装了哪些扩展/软件包?(最好能提供"S32DS 扩展和更新" 的截图或列表)。 项目创建:你究竟是如何设置应用程序项目的?您是否更改了向导中的任何设置(例如有关工具链或库支持的设置),还是使用了默认设置? 3.文件检查为了 100% 确定:文件 Std_Types.h 是否已被删除?是否实际存在于磁盘上的 RTD include 文件夹中?(我想是的,因为你的版本可以正常运行,但我想排除我这边安装失败的可能性)。 感谢您的支持! 顺祝商祺! Re: [S32K344] Build fail: Missing Include Paths (Std_Types.h) with RTD 7.0.0 (AUTOSAR R23-11) 你好@nikovntv 我使用相同的设备和 RTD 版本从头开始创建了一个项目。在外围设备工具中,我添加了以下元器件:BaseNXP、平台、端口、Dem、EthTrcv 和 Eth_43_GMAC,我还解决了配置工具报告的所有配置问题。 在 main.c文件中,我只添加了以下内容: #include "Mcal.h" #include "Mcu.h" #include "Port.h" #include "Eth_43_GMAC.h" #include "OsIf.h" 建立项目后,没有报告任何错误。 能否请您确认一下配置工具中是否有任何错误,或者是否缺少任何需要添加依赖关系的驱动程序? BR、VaneB Re: [S32K344] Build fail: Missing Include Paths (Std_Types.h) with RTD 7.0.0 (AUTOSAR R23-11) 你好@nikovntv 此错误通常是由不兼容的软件包引起的。请确保选择适用于 Arm 的 32 位裸机工具链的恩智浦 GCC 10.2,并在创建项目时选择 RTD 7.0.0 作为 SDK。
View full article
使用 ISP 在 imx8mp 上使用 MIPI-CSI2 捕获偏差 最近,我们已经从基于 ISI 的管道捕获转向使用 ISP。这样做的目的是用软件而不是硬件来执行除渣器。 ISI 版本的驱动程序正常工作,可以在两个独立的 4 线 mipi-csi2 接口上支持两个传感器实例。分辨率和位深度也不吓人(1920x1200、8 或 10 位)。 除了开放 vvcam 服务所需的额外 ioctl 之外,ISP 版本的驱动程序与 ISI 版本的驱动程序相同。链接 vvcam 的传感器接口驱动程序/库似乎也成功启动并运行。调整后的 xml 和 json 配置文件似乎也是正确的。 isp_media_server 适用于我们传感器的一个或两个实例,安装了所有正确的系统驱动程序和传感器驱动程序(imx8_media_dev、我们的驱动程序、vvcam_video、vvcam_dwp 和 vvcam_isp)。它没有报告任何错误,并为每个传感器正确安装了一个 /dev/videoX 实例。 使用 gstreamer 或 video_test 工具也可以在正确的模式下启动正确的传感器。然而,我们所得到的却是错误的。 随附的是输出到监测的 video_test 捕获。当通过 isp_media_server 而不是使用 ISI/设备树方法间接完成时,mipi 设置似乎不正确。它似乎缺少 SOF 标头并且捕获不对齐。 以下是我们使用的版本: 基于 Varascite SOM 的 imx8mp Kirkstone yocto 版本 内核 v5.15.60 isp-imx-4.2.2.18.0 kernel-module-isp-vvcam-4.2.2.18.0 如果能找到这些设置的配置位置,那就太好了。 我的假设是设备树,但除了禁用ISI和启用ISP之外,这种情况没有改变。 非常感谢。 - 奥利弗 Re: Mipi-csi2 capture misalignment using ISP on imx8mp 请向我提供测试记录,您是否尝试过其他格式?有区别吗? Re: Mipi-csi2 capture misalignment using ISP on imx8mp 抱歉,主题发布时附件未被采纳.... Re: Mipi-csi2 capture misalignment using ISP on imx8mp @joanxie,谢谢你的回复。传感器是 ar0234,其中 isp0 上的第一个传感器是单色变体,而 isp1 上的传感器是彩色(拜耳)变体。在引擎盖下驱动传感器的方式没有区别。 日志有点没用,因为没有任何故障。但无论如何,随附的是 isp_media_server 的输出结果。不知道还有哪些日志会令人感兴趣。 两个传感器(彩色或单色)之间没有真正的变化,我也没想到会有这样的变化,因为两个传感器的捕获数据和配置会相同。如果我将捕获分辨率从 10 位更改为 8 位,则会有区别。损失较少(一个图像中只有 3 个重复图像,而不是 5 个左右),但 SOF 仍有偏差,同样存在错位。见附图。 很抱歉捕获的质量很差,我实际上是在用手机拍屏幕的照片。但我认为这已经清楚地说明了问题所在。 Re: Mipi-csi2 capture misalignment using ISP on imx8mp 谢谢你的提醒,我不知道 ISP 只能播放 1080p。这其实不是一个问题,因为我可以通过 ISI 运行单声道摄像机,而只需通过 ISP 运行彩色摄像机。 不过,我现在一次只运行一台相机。 我将查看 ar0144 驱动程序,看看是否有任何明显区别。您知道 ar0144 驱动程序需要哪个版本的内核/vvcam/isp 吗? Re: Mipi-csi2 capture misalignment using ISP on imx8mp 你是同时用双摄像头捕获的吗?双摄像头也有同样的问题吗?逐个测试如何?让我提醒一下,如果您需要同时使用双 ISP,只能支持到 1080p 分辨率,所以我建议您可以逐个测试,我们已经验证了 ar0144,也许您可以参考一下,检查您的设置是否正确,检查 vvcam 驱动程序是否设置正确。 https://github.com/nxp-imx-support/meta-imx8mp-isp-ar0144 您也可以参考 AN 了解如何设置单色 Re: Mipi-csi2 capture misalignment using ISP on imx8mp 参考你的描述,你需要仔细检查你的摄像头驱动程序,ar0144 软件包基于 6.1.22
View full article
PN5180 库移植 IRQ 问题 你好,我正在使用 PN5180 和另一个品牌的 MCU,并试图将 NxpNfcRdLib_PN5180_v07.14.00_Pub 移植到我的项目中。我在项目中 添加了带有PH_OSAL_NULLOS 的NfcrdlibEx1_DiscoveryLoop 示例。 为了测试通信,我打印了 PN5180 的固件版本。 然后调用 然后调用 DiscoveryLoop_Demo 函数来读取 NFC 卡,但当 调用 phacDiscLoop_Run 函数。我跟踪找到确切位置,看到它在下面等待中断: 我将 IRQ 引脚配置为上升沿,但它永远不会上升。问题出在哪里,如何解决?   Re: PN5180 Library Porting IRQ Issue 你好@alig_ones 希望你一切顺利。 请注意,将 NFC读取器库移植到第三方平台不在我们的支持范围内,此移植工作由客户自行负责。我们有针对我们产品组合中一些 MCU 的移植指南: NFC 读取器库移植 FRDM_K64F 、将 NFC 读取器库与 LPC55S69 一起使用以及将 NFC 读取器库移植到 i.MX RT1050 - NXP 社区。虽然您使用的是第三方主机 MCU,但这些指南可帮助您确定针对不同 MCU 应进行的修改。 请问您使用的是OM25180开发套件,还是基于 PN5180 的定制板? Eduardo。 Re: PN5180 Library Porting IRQ Issue 您好, 您观察到的行为可能与天线有关。由于您使用的是定制板,请确认您遵循了 PN5180 天线设计并且您的天线已正确调整。除了 NFC 天线工具 和 NFC 阅读器 天线设计 工具 之外,我们还建议参加 NFC 天线 设计系列培训 ,因为其中介绍了天线、优化和调试以及测试的主要方面。 为了正确设计天线,必须使用阻抗分析仪或 VNA 测量天线阻抗。这种 VNA 可用于测量天线线圈以及包括匹配电路在内的天线阻抗。您可以查看使用 miniVNA 对 NFC 和读卡器IC 天线的测量和调谐;本应用笔记为如何使用 miniVNA 网络分析仪测量和调整/匹配 NFC 和读卡器IC 天线提供了指导。此外,您还可以参考如何使用 NanoVNA 进行 NFC 读卡器天线设计。 关于图形用户界面,我想您指的是NFC 驾驶舱。PNEV5180B 评估板已准备好使用该工具;在该板中,PN5180 通过 SPI 连接到恩智浦 LPC1769 µC。值得注意的是,要将 PNEV5180B 与 NFC Cockpit 结合使用,需要在 LPC1769 上安装特定的固件。有关详细信息,请参阅《恩智浦 NFC 驾驶舱用户指南》。 Eduardo。 Re: PN5180 Library Porting IRQ Issue 你好,爱德华多、 我正在使用基于 PN5180 的自定义板。我将 LPCD 模式改为 PHHAL_HW_PN5180_LPCD_MODE_DEFAULT,现在我得到了中断,执行不再卡住。但它很少能读卡,我应该在 NFC 库中查找哪个关键字来增加读卡范围? 我读到 OM25180 可以与图形用户界面一起使用,我可以将其与 MCU 一起使用吗?谢谢。 这就是可以读取的结果: Re: PN5180 Library Porting IRQ Issue 硬件团队更改了天线设计,现在读起来很好,谢谢。
View full article
S32K5 RTD 0.8.0 SPI 半双工模式不起作用 大家好 客户舍弗勒使用 S32K5 RTD 0.8.0 CD1/CD3 实现 SPI 半双工模式。我们还帮助他们完成项目版本,但发现SPI半双工似乎不起作用。 我们使用旧的 K3 RTD 示例来帮助我们调试 K5。K3 RTD 6.0 中的 K3 半双工 SPI 示例运行良好。我们发现在 K3 中完成 SPI 初始化后,CS 和 SOUT 引脚均为高电平。 数据可以在 K3 中成功传输。 但在 K5 中,CS、SOUT 引脚在 SPI 初始化后都是低电平,这是不可能的,也不会导致半双工故障。我们检查了端口配置和端口初始化是否正常,K5 中的 SPI 寄存器与 K3 相同。 请帮助检查当前 K5 RTD 驱动器中的半双工 SPI 是否完全正常工作? BR 理查德 优先级:高 RTD Re: S32K5 RTD 0.8.0 SPI half duplex mode does not work 嗨 @RichardLi 你 能试试今天(2025 年 12 月 8 日)发布的最新 RTD 版本 0.8.0 吗 由于 CD01 和 CD03 版本的开发团队没有更新 RTD_SPI_UM.pdf,因此我无法确认它是否支持半双工。 在最新版本中,我看到他们提供的示例支持半双工模式,而 UM 文档没有提及半双工模式的限制。 Re: S32K5 RTD 0.8.0 SPI half duplex mode does not work 你好@RichardLi 让我检查一下你的项目。 同时,您能否查看RTD提供的示例,他们在版本时确认该示例已通过验证。我们可以从软件或硬件方面缩小问题的范围 Re: S32K5 RTD 0.8.0 SPI half duplex mode does not work 你好@congnguyenphu 感谢您的支持!我查看了 RTD 示例,但没有找到半双工演示。所附项目根据 RTD 示例修改为半双工模式。 如果我能提供更多信息帮助我们解决问题,请告诉我。 BR 理查德 Re: S32K5 RTD 0.8.0 SPI half duplex mode does not work 你好@congnguyenphu 我试用了 RTD 0.8.0,问题依然存在。SOUT、CS 引脚始终为低电平。我已经上传了项目,您能否帮忙检查一下 RTD 是否支持这种 SPI 半双工模式? BR 理查德 Re: S32K5 RTD 0.8.0 SPI half duplex mode does not work 你好@congnguyenphu 你那边有什么新情况吗?谢谢! 此致, 理查德 Re: S32K5 RTD 0.8.0 SPI half duplex mode does not work 经@RichardLi确认 此问题的根本原因是引脚被其他功能复用,因此无法进行 SPI 传输。 在更改为其他 SPI 通道后,SPI 正常工作。 此问题单可以关闭。
View full article
[乱用] 投稿者: @JohnKlug / ボード: imx-processors / 報告者: thzuyfoc thzuyfoc は、 @JohnKlug が投稿した 「Could not invoke dnf for external kernel module in Yocto kirkstone」という 投稿について、以下の理由で報告しました: 理由:誤解を招く、または虚偽の情報 詳細: 投稿リンク: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Could-not-invoke-dnf-for-external-kernel-module-in-Yocto/mp/1627964#M203740 投稿者: @JohnKlug |メール著者 報告者: thzuyfoc |メールレポーター 報告された投稿には 2 件の返信があります。
View full article
在 VSCode 中设置 Zephyr 环境时出错(python7.4-venv?) 你好。 我试图在 VSCode 中设置 Zephyr 环境,但在MCUXpresso 安装程序中点击安装按钮时出现错误。除其他事项外(我遵循了恩智浦在 LinkedIn 上发布的简短教程),我还设置了Zephyr Developer以进行安装。 教程:https://www.nxp.com/company/about-nxp/smarter-world-videos/HELLO-WORLD-DEMO-ZEPHYR-VID 系统要求我输入密码数十次(Linux 系统),但每次安装程序执行这一行时都会出错: [info] Executing command "pkexec apt -y install python7.4-venv" python7.4还存在吗? 然后我就收到了这些信息: [error] Command pkexec exited with code 100. [error] The python virtual environment module could not be installed. [error] Error occurred while installing Zephyr Python Dependencies: The virtual environment cound not be created. Skipping... 这不是拼写错误。看看这张图片: 有什么提示吗?我错过了什么吗? 先谢谢你了! Re: Error while setting Zephyr environment up in VSCode (python7.4-venv?) 您好!感谢您的及时回复。抱歉,上一篇文章没有提供详细资料。 fjrg76@fjrg76-amd:~$ cat /etc/os-release NAME="Linux Mint" VERSION="22.2 (Zara)" ID=linuxmint ID_LIKE="ubuntu debian" PRETTY_NAME="Linux Mint 22.2" VERSION_ID="22.2" HOME_URL="https://www.linuxmint.com/" SUPPORT_URL="https://forums.linuxmint.com/" BUG_REPORT_URL="http://linuxmint-troubleshooting-guide.readthedocs.io/en/latest/" PRIVACY_POLICY_URL="https://www.linuxmint.com/" VERSION_CODENAME=zara UBUNTU_CODENAME=noble fjrg76@fjrg76-amd:~$ whereis python3 python3: /usr/bin/python3 /usr/lib/python3 /etc/python3 /usr/share/python3 /usr/share/man/man1/python3.1.gz fjrg76@fjrg76-amd:~$ which python3 /usr/bin/python3 fjrg76@fjrg76-amd:~$ ls -ls /usr/bin/python* 0 lrwxrwxrwx 1 root root 10 nov 12 06:15 /usr/bin/python3 -> python3.12 7832 -rwxr-xr-x 1 root root 8016832 nov 6 07:44 /usr/bin/python3.12 0 lrwxrwxrwx 1 root root 34 nov 6 07:44 /usr/bin/python3.12-config -> x86_64-linux-gnu-python3.12-config 0 lrwxrwxrwx 1 root root 17 nov 12 06:15 /usr/bin/python3-config -> python3.12-config 4 -rwxr-xr-x 1 root root 945 dic 11 2023 /usr/bin/python3-qr 还有安装人员: MCUXpresso Installer Changelog Version 25.09.179 Improvements -Introduced mechanism to exclude component versions that may lead to compatibility issues. 如果您需要更多信息,请不要犹豫。 Re: Error while setting Zephyr environment up in VSCode (python7.4-venv?) 你好@fjrg76、 能否请您再详细介绍一下这个问题? 你使用的是什么 Linux 发行版?您可以运行 cat /etc/os-release 您使用的是哪个版本的安装程序?您可以在右侧菜单的 "关于 "部分找到这些信息。 您的系统上安装了哪些 Python 版本?您可以运行这些命令进行验证: whereis python3 which python3 ls -ls /usr/bin/python* 谢谢, Alexandra Re: Error while setting Zephyr environment up in VSCode (python7.4-venv?) 感谢@fjrg76 提供更多细节! MCUXpresso 安装程序错误地将 python3-qr 模块理解为 Python 版本。我们将在下周的版本中解决这个问题。在此期间,您可以通过卸载 python3-qr 模块,运行 MCUXpresso 安装程序设置,然后重新安装模块来临时解决这个问题。   此致, 亚历山德拉 Re: Error while setting Zephyr environment up in VSCode (python7.4-venv?) 好了,变通方法奏效了! 但是,要删除的软件包叫做 python3-qrcode。Warpinator程序也被淘汰: $ sudo apt remove python3-qrcode Leyendo lista de paquetes... Hecho Creando árbol de dependencias... Hecho Leyendo la información de estado... Hecho Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN: python3-qrcode warpinator ... 好消息是,我在使用变通方法后恢复了Warpinator。 谢谢,别忘了在发布之前测试你的版本 😃 Re: Error while setting Zephyr environment up in VSCode (python7.4-venv?) 你好! 这样的包不存在: E: 没有找到 python3-qr 套件 在 Google 上快速搜索"python3-qr" ,没有任何结果。您的意思是:"python3-qrcode" ? $ dpkg -l | grep python3 | grep qr python3-qrcode 7.4.2-4 所有 QR 码图像生成器库 - Python 3.x
View full article
关于为 SEMA 实施 S32K324 双核心的问题 你好,团队 客户正在使用 Daul 核心实施 324 系统。 对于旋转锁,客户正在考虑采用 SEMA42。 我的问题是,对于 SEMA42 来说,XRDC 是必须的吗? 我对使用 SEMA42 实现自旋锁感到困惑,需要在 Core0 和 Core1 之间进行功能域分离,这意味着 XRDC 配置是必要的,或者不需要。 您能核实一下我的问题吗? 谢谢。 优先级:中等 RTD 资料来源直接客户 Re: Question of S32K324 dual core implementation for SEMA 嗨,@Luke_Chun、 1.对于 SEMA42,是否必须使用 XRDC? => 是的,必须这样做。 2。我对使用 SEMA42 实现自旋锁感到困惑,需要在 Core0 和 Core1 之间进行功能域分离,这意味着 XRDC 配置是必要的,或者不需要。 => XRDC 配置是必要的。 顺祝商祺! 丹 Re: Question of S32K324 dual core implementation for SEMA 嗨,丹、 感谢您的解答。 Autoever 希望使用 SEMA42 并配置 XRDC。他们刚刚配置了两个功能域,如下所示,所有外设和存储器都可以通过这两个功能域进行评估。 - 域_0:Core_0、HSE、eDMA_AHB、EMAC_AHB - 域_1:只有核心_1 请查看下面 Rm 模块中的配置,如果发现任何错误或丢失的配置,请告诉我。 我还附上了 arxml 文件。 顺祝商祺! 雅各 Re: Question of S32K324 dual core implementation for SEMA 非常感谢,丹! 请结案。 顺祝商祺! 雅各 Re: Question of S32K324 dual core implementation for SEMA 你好,@james-lee、 我检查了他们的 xrdc 配置,是正确的。我没有看到他们为"XRDC Memory Config" 和"XRDC Peripheral Config" 配置 Sema42。因为 SEMA42 的硬件 "门/通道 "数量有限,只有 16 个硬件通道。因此,用户不能为每个外设/区域分配一个网闸;相反,用户可以绑定互斥的资源组,用同一个 SEMA42 网闸来保护它们。 顺祝商祺! 丹
View full article
S32K388CVB-Q289 駆動 PTC21 親愛なるチーム 私は S32K388CVB-Q289 を使用しており、TJA1153 CAN0 とともに FlexCAN_0 を有効にしています。テスト目的で物理バスに 2 番目のノードをコネクテッドしています。 しかし、FlexCAN_0は送信時にAckエラーが発生します TJA1153 トランシーバが有効になっていることを再確認し、J95 のピン 5 を測定すると、約 2 ボルトと表示されます。また、GPDO85 レジスタを 0 と 1 の間で変更しても、ピンで読み取られる電圧は影響を受けません。 GPDO85レジスタでピンがハイに設定され、MSCR85で出力ドライバが有効になっていることがわかりますが、 構成: Re: S32K388CVB-Q289 Driving PTC21 こんにちは、 ピンレベルを確認するには、J95.5-6ジャンパーを取り外し、MCU(5)とTJA1153(6)側を確認します。 TJA1153のVIOはJ804を使用してVDD_HV_B_PERH(VDD_HV_B 3.3V)にコネクテッドされていますが、使用されているMCUピンはVDD_HV_A(5V)にコネクテッドされています。 ユーザーが TJA1153 モードを切り替える必要がない限り、EN ピンを駆動する必要はありません。EN と STB_N は両方とも外部抵抗によって VIO にプルアップされます。デバイスがバニラ状態の場合、ローカル構成を可能にするために、MCU によって STB_N を低く駆動する必要があります。TJA1153 の構成の最後に、STB は EN、STB_N がハイの状態で通常モードに戻ります。 バス上にメッセージが表示されても ACK されない場合は、両方のノード間の CAN ビット タイミングが一致していないことが原因である可能性が最も高くなります。 とにかく、S32K388EVBのサンプルはここに掲載されている。 https://community.nxp.com/t5/S32K/Need-MCAL-working-CAN-Configuration-for-S32K388-EVB-bench/mp/1923345/highlight/true#M38660   BR、ペトル Re: S32K388CVB-Q289 Driving PTC21 ご返信ありがとうございます。 電圧レベルは今のところ良好なようです。EN と nSTB がハイになります。それでも、Ack エラーが発生し、テスト測定ツールのバスには何も表示されません。 トランシーバがバニラ状態であるため、一度設定するまで動作しない可能性はありますか? 例を読みましたが、現在のセットアップでは、トランシーバを相互に接続するよりも、テスト ツールから CAN メッセージを送信する方がはるかに簡単です。送受信のみの基本構成(セキュリティ要件は不要)の場合、初期化シーケンスと、CAN経由で送信する必要があるものについて教えていただけますか? Re: S32K388CVB-Q289 Driving PTC21 こんにちは、 デフォルトではデバイスはバニラ状態になっているSO、ホストまたはリモートから構成する必要があります。設定後、状態を変更できますが、例では通常 Vanilla 状態に維持されるため、電源を入れるたびに init が必要です。 掲載された例がボード上の FlexCAN モジュール間で動作している場合、CAN ツールに 1 つのモジュールだけをコネクテッドしても同様に動作するはずです。この例では、送信される ID が CAN0 トランシーバのパスリストに追加され、他の構成はデフォルトのままになります。 別の init シーケンスについては、IP レベルで実行された以下の例を参照してください。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K358-FlexCAN-TXRX-ISR-S32DS35-RTD400-500/ta-p/1981987 トランシーバもバニラ状態にあることを想定しており、トランシーバのパスリストをすべてのstdおよびext IDを通過させるように設定し、バスからのメッセージをブロックしないようにします。最後に、不揮発性メモリへの書き込みやトランシーバのロックを行わずにコンフィギュレーションモードを終了します(バニラ状態を維持)。 BR、ペトル
View full article
imx8ulpでM33をデバッグする こんにちは! evkmimx8ulp ボード上で M33 コードのデバッグと実行はどのように行われますか? デバッグする前に、imx-mkimage を使用して m33 アプリ バイナリを flash.bin にベイクする必要があるというリソースを見つけました。また、vscode 拡張機能を使用して segger を接続し、デバッグを押すだけのリソースも見つけました。 vscode 拡張機能と segger を使用して hello world の例をデバッグしようとしましたが、すべてがフリーズしてしまいます。ボードに付属していたデモイメージを実行しています。 imx-mkimage に必要な「 Linux リリース パッケージ」からバイナリ ファイルを見つけようとしましたが、見つかりません。まだ yocto ビルドをセットアップしていません。 M コアは、vscode 拡張機能だけでプログラムおよびデバッグCANますか? それとも、イメージ コンテナーを作成する必要がありますか? BR BL i.MX8ULP
View full article
S32K312: I2CおよびADCトリガーの問題 弊社のお客様は S32K312 100 ピンを使用して開発を行っており、次のような問題に直面しています。どのように彼らを導けばよいかアドバイスをいただけますか? 問題ステートメント1: I²Cの問題(SBC):I²Cモジュールは、初期化直後、転送が開始される前にバスがビジー状態(BBF = 1)であると報告します。バスがアイドル状態にならないため、マスターはSEND操作を完了できず、それ以上のI²Cアクティビティは発生しません。 問題2 : BCTUからのADCトリガーが機能しません。1つのPWM_TriggerチャネルがBCTUを使用してADCをトリガーするように設定されており、その結果はDMAバッファに保存されるはずですが、実際にはそうではありません。 #S32K312 優先度: 重要 Re: S32K312 : I2C and ADC Trigger issues こんにちは@YukoKintoさん、 お客様が使用した RTD パッケージのバージョンは何ですか? 設定ファイル(.arxml または .xdm)を送っていただけますか?i2c、Adc、Pwm、ポートのファイルとフロー コードはありますか? よろしくお願いいたします。 ダン
View full article
同时使用 PCIe 和 USB3 时的 iMX8MP 带宽限制 你好 一位客户报告了使用 USB 3 摄像机时的带宽限制。在正常情况下,摄像头运行良好,但一旦开始向 NVMe PCIe 驱动器写入数据,流水线就会因带宽不足而崩溃。 他们进行了一项不同的测试,结果非常有趣。他们没有使用 USB3 摄像头,而是连接了一个 USB3 千兆以太网接口,并开始使用 iperf3 进行带宽测试。测试速度保持在约 900MB/s,直到他们开始使用 dd 向 NVMe 硬盘写入。当出现这种情况时,USB3 的带宽将降至每秒约 400MB。 这是预期行为吗? 我注意到 USB3 和 PCIe 都直接连接到 AXI 总线,这条总线上有 1Gb/s 的限制吗? 在将视频数据写入 NVMe 硬盘时,客户需要稳定的 USB3 带宽(至少足以持续收集帧)。 如有任何帮助,我们将不胜感激、 拉斐尔 Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 我进行了以下测试,以了解带宽降低的情况。我连接了一个 NVMe 磁盘并将其挂载在 /mnt,并通过电缆将一个 USB3 千兆以太网接口直接连接到我的机器。在不向磁盘写入数据的情况下启动 iperf3,输出结果如下: root@verdin-imx8mp-15207903:~# iperf3 -c 192.168.50.1 Connecting to host 192.168.50.1, port 5201 [ 5] local 192.168.50.58 port 42800 connected to 192.168.50.1 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd [ 5] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 0 293 KBytes [ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 307 KBytes [ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 321 KBytes [ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 338 KBytes [ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 338 KBytes [ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 338 KBytes [ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 372 KBytes [ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 372 KBytes [ 5] 8.00-9.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 0 372 KBytes [ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 372 KBytes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 5] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 943 Mbits/sec 0 sender [ 5] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 941 Mbits/sec receiver iperf Done. 现在,我在另一个终端上开始向 NVMe 磁盘写入数据: root@verdin-imx8mp-15207903:~# dd if=/dev/zero of=/mnt/bla bs=1M count=10000 10000+0 records in 10000+0 records out 10485760000 bytes (10 GB, 9.8 GiB) copied, 76.2779 s, 137 MB/s 同时,我再次启动 iperf3: root@verdin-imx8mp-15207903:~# iperf3 -c 192.168.50.1 -t 60 Connecting to host 192.168.50.1, port 5201 [ 5] local 192.168.50.58 port 59494 connected to 192.168.50.1 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd [ 5] 0.00-1.00 sec 54.8 MBytes 457 Mbits/sec 0 317 KBytes [ 5] 1.00-2.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 317 KBytes [ 5] 2.00-3.01 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec 0 317 KBytes [ 5] 3.01-4.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec 0 317 KBytes [ 5] 4.00-5.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 317 KBytes [ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 7.00-8.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 8.00-9.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 9.00-10.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 10.00-11.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 11.00-12.00 sec 71.9 MBytes 604 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 12.00-13.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 13.00-14.00 sec 65.1 MBytes 546 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 14.00-15.00 sec 47.9 MBytes 400 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 15.00-16.00 sec 37.2 MBytes 313 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 16.00-17.00 sec 39.6 MBytes 331 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 17.00-18.00 sec 45.6 MBytes 384 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 18.00-19.00 sec 30.0 MBytes 251 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 19.00-20.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 20.00-21.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 21.00-22.01 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 22.01-23.00 sec 14.4 MBytes 121 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 23.00-24.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 24.00-25.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 25.00-26.00 sec 40.6 MBytes 339 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 26.00-27.00 sec 48.1 MBytes 405 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 27.00-28.00 sec 25.6 MBytes 215 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 28.00-29.01 sec 46.9 MBytes 391 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 29.01-30.00 sec 42.4 MBytes 358 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 30.00-31.00 sec 29.1 MBytes 244 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 31.00-32.01 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 32.01-33.01 sec 1.00 MBytes 8.38 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 33.01-34.00 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 34.00-35.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 35.00-36.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 36.00-37.01 sec 111 MBytes 922 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 37.01-38.00 sec 1.62 MBytes 13.7 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 38.00-39.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 39.00-40.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 40.00-41.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 41.00-42.00 sec 94.1 MBytes 791 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 42.00-43.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 43.00-44.00 sec 40.5 MBytes 339 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 44.00-45.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 45.00-46.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 46.00-47.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 47.00-48.00 sec 54.2 MBytes 456 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 48.00-49.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 49.00-50.00 sec 97.6 MBytes 816 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 50.00-51.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 51.00-52.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 52.01-53.00 sec 1.75 MBytes 14.8 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 53.00-54.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 54.00-55.00 sec 108 MBytes 904 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 55.00-56.00 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 56.00-57.00 sec 22.6 MBytes 189 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 57.00-58.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 58.00-59.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 59.00-60.36 sec 2.75 MBytes 16.9 Mbits/sec 0 747 KBytes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 5] 0.00-60.36 sec 2.21 GBytes 314 Mbits/sec 0 sender [ 5] 0.00-60.37 sec 2.20 GBytes 313 Mbits/sec receiver iperf Done. dd 写入完成后,以太网端口的带宽就会恢复到约 940Mbits/s。 我们的客户面临的问题略有不同。当它们开始写入 NVMe 磁盘时,由于带宽低,USB3 摄像机捕获失败。如果没有写入磁盘,也不会失败。 Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好 我没有任何记录表明我的团队以前见过这种行为。 AXI 总线不应限制在 1Gb/s 以内,因为只有一条 PCIe 线路将占用几乎所有的带宽。 能否详细介绍一下您的测试设置? 顺祝商祺! Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好 感谢您提供的信息,我将与内部团队分享这些信息,并尽快向您通报最新情况。 顺祝商祺! Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 另外,我还创建了一个 cgroup 设置,可以对写入 NVMe 磁盘的数据进行节流。看起来 USB3 和 PCIe 子系统在 SoC 内共享一条约 1Gb/s 的管道,因为结果非常直接。如果我增加节流量,USB3 就能立即获得更多带宽。 Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好 感谢您提供的信息。 据内部团队说,他们以前也做过类似的测试,但没有遇到问题。i.MX8MP 支持 USB 和 PCIE 端口同时运行。 你能提供电路板支持包版本吗,我会再试一次。 顺祝商祺! Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 我使用 Toradex 电路板支持包 7.4.0 进行了测试,它使用恩智浦下游内核 6.6.101。 传输同时进行,只是它们似乎在共享带宽。 Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好,我有最新消息。 我们的内部团队可以重现该问题: 我在 i.MX8MPEVK 上重现了这个问题。目前怀疑是 NOC 带宽造成的问题。 如果使用 eth0/eth1 进行同样的测试不能解决问题,因此不受 AXI 总线的限制。 使用 USB3.0 以太网进行测试: top - 12:36:31 up 43 min, 2 users, load average: 0.41, 0.23, 0.15 Tasks: 160 total, 4 running, 155 sleep, 1 d-sleep, 0 stopped, 0 zombie %Cpu0 : 0.0 us, 7.9 sy, 0.0 ni, 53.5 id, 5.0 wa, 11.9 hi, 21.8 si, 0.0 st %Cpu1 : 2.0 us, 21.8 sy, 0.0 ni, 51.5 id, 20.8 wa, 3.0 hi, 1.0 si, 0.0 st %Cpu2 : 1.1 us, 22.1 sy, 0.0 ni, 50.5 id, 23.2 wa, 3.2 hi, 0.0 si, 0.0 st %Cpu3 : 0.0 us, 2.1 sy, 0.0 ni, 6.4 id, 0.0 wa, 12.8 hi, 78.7 si, 0.0 st MiB Mem : 5606.6 total, 5171.0 free, 403.9 used, 192.0 buff/cache MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 5202.7 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 34 root 20 0 0 0 0 R 38.8 0.0 0:38.37 ksoftirqd/3 1962 root 20 0 3304 2148 1124 D 32.9 0.0 0:03.39 dd 1959 root 20 0 17896 3360 2720 S 13.6 0.1 0:01.91 iperf3 748 parsec 20 0 279360 5148 4636 R 2.9 0.1 0:10.60 parsec 1963 root 20 0 7644 5072 2896 R 1.9 0.1 0:00.10 top 16 root 20 0 0 0 0 R 1.0 0.0 0:25.62 ksoftirqd/0 29 root 20 0 0 0 0 S 1.0 0.0 0:00.20 ksoftirqd/2 801 ntp 20 0 77012 4968 4200 S 1.0 0.1 0:00.23 ntpd 我们将继续在内部讨论这个问题。 顺祝商祺! Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好,@rbeims、 内部团队确认是带宽限制。 在这种情况下,可以尝试使用 CSI 接口摄像头。 顺便问一下,客户能否分享您的 CPU 负载信息? 顺祝商祺! Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好,@rbeims、 感谢您的更新。 能否请您分享一下 CPU 负载? 我会检查是否有办法对优先级进行收费。 致以最崇高的敬意 Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好 在 NOC 块中,PCIE 和 USB 是同一个块,在 doc 中,它们的优先级相同。因此,无法通过修改优先级来实现。 顺祝商祺! Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 谢谢你的澄清!
View full article
S32K358 EVB: MCU が WFI でスタック S32K358 に AUTOSAR OS を統合しようとしています。Mcu クロックの構成は、AUTOSAR Dio ベアメタルのサンプル コードと同じように行われます。電源投入後、main() に到達しますが、Mcu_SetMode() API で停止します。WFI 実行の待機ループに移行し、タイマーが期限切れになると例外をスローします。 確認できるレジスタと WFI の実行方法。 #S32K358 Re: S32K358 EVB : MCU stuck for WFI こんにちは@prabtani 構成は DIO の例と同じなので、その例をフラッシュして、同じ動作が観察されるかどうかをお知らせください。 例が正しく動作する場合、問題はコード/構成にある可能性があります。そのCASEは、.mexを共有してくださいファイルを送信して、自分の側で確認およびテストできるようにします。 Re: S32K358 EVB : MCU stuck for WFI こんにちは@VaneB 、 Dio の Bare Metal AUTOSAR RTD の例を参考に、AUTOSAR OS を統合しようとしています。Mcu クロックの構成は Dio の例と同じです。メインに到達した後、同じMCU初期化シーケンスに従います。 Re: S32K358 EVB : MCU stuck for WFI こんにちは@prabtani 私の側でテストできるように、プロジェクトを共有していただけますか?それが不可能な場合は、状況をより良く理解するために、追加の詳細を提供していただけますか? また、RTDS に付属するサンプル コードを参照して、不足している構成や間違った構成がないことを確認することもお勧めします。 BR、ヴェインB
View full article
S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux アクティベーションコードメール こんにちは! 「S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux」をダウンロードして、アクティベーション コードをメールで受け取ろうとしています。 NXP の Web サイトで「S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux」の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、NXP の「プロファイル」ページに移動し、ダウンロードが実行されません。 私はいつもの NXP アカウントにサインインし、手順を数十回実行しました。 お時間いただきありがとうございました! -リッチ S32K1 用 S32 SDK Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email こんにちは、ピーターさん。一度ダウンロードしましたが、アクティベーション コードを受け取っていません。 アクティベーション コードがメールで送信されていた場合、受信できませんでした。電子メール フィルターに問題があった可能性がありますが、現在は NXP の電子メールを問題なく受信しているようです。 アクティベーションコードを再送信してもらえますか?お時間をいただきありがとうございました! 心から、 リッチ・マレン Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email こんにちは、 SW チームと再度話をしたところ、ダウンロードは正常に完了し、アクティベーション キーも割り当てられているようだと言われました。 この問題はまだ有効ですか? よろしくお願いいたします。 ピーター Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email こんにちは、 わかりました、 お使いのマシンのアクティベーションコードは次のとおりです: A07C-4C9E-C3B9-A436 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email ありがとう、ピーター!コードを入手しました。ご協力いただきありがとうございます。
View full article
S32G2 BSP42.0でカーネルイメージ認証を有効にできませんでした こんにちは、エキスパート これは Ceer-Hirain からの緊急CASEです。BSP42.0 でカーネル イメージ認証を有効にできませんでした。 お客様の問題ステータス: 1.お客様は、Foxconn のコードベースの ATF と Foxconn のボードを使用しました。彼らはS32G2 BSP42.0の第10章に従った。UM は ATF とカーネル イメージの両方の認証を有効にします。詳しい手順は添付しております。テスト ログには、「bootm 0x80000000」を実行した後にカーネル イメージが見つからないことが示されましたが、iminfo コマンドではカーネル イメージを取得できないことが示されました。 2. お客様に、ステップ 9 の後に再生成された ATF バイナリを次のコマンドを使用して SD カードに書き込むように依頼しました。 dd if=fip.s32 of=/dev/sdb seek=512 skip=512 iflag=skip_bytes oflag=seek_bytes conv=notrunc,fsync BSP42.0ではこのステップが抜けていると思いますうーん。しかし、お客様は、再生した ATF を SD カードに書き込むと BL31 が起動に失敗すると報告しました。 3. また、お客様に NXP が github でリリースした ATF を使用するように依頼しましたが、ATF で以下のようなエラーが報告されました。 私がしたこと: 1.私はS32G2 BSP42.0の10.6.2章の手順に従っただけですRDB2 のカーネル認証を有効にする UM。添付の詳細な手順を参照してください。 2.再生したATFをSDカードに書き込みます 3. テスト ログにはカーネル イメージと dtb ファイルが正常に検証されたことが示されましたが、カーネル イメージのロード後にシステム リセットがトリガーされました。 私の分析: お客様はサードパーティ(Foxccon)のテストボードとATFを使用していたので、 Foxcon は、ATF と BSP に何らかの変更を加えて、自社のボードに適用した可能性があります。執筆 生成された ATF により、お客様側で BL31 のブート失敗が発生します。再生成された fip.s32 には、追加の署名ハッシュ値を持つ DTB が含まれます (mkimage ツールを使用してカーネルと fdt に署名)。SO、BL31 メモリが追加の署名ハッシュ値によって上書きされる可能性があります。 1. システム リセットがトリガーされる理由について、私の手順と分析を確認してください。 2. お客様の問題について、お客様の手順を確認し、ヒントを提供していただけますか?いくつかの設定を確認していただけますか? Linux BSP 優先度: 高 Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 お客様はATFの主な変更を提供しました Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 はい、これについては言及されていませんが、暗示されていると思いました。ただし、必要であればこの詳細をCAN追加します。 ただし、itb 構成の例を提供しており、それを使用すると動作します。また、verifiedboot は Yocto で自動化されているため、多くの手動手順を実行せずに、verififedboot を Yocto で高速化できます。 DISTRO_FEATURES:append = " verifiedboot" でビルドするだけです Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 こんにちは、 たとえば、0x80000000 で fatload を使用して ITB をロードする場合、ITB が収まるように 0x80000000 からの十分なスペースがあることを確認する必要があります。次に、ロード時に ITB に設定された値によって、ITB から新しいメモリ位置へのカーネルのアンパックに十分なスペースが確保されることを確認する必要があります。このCASEでは、ITB がロードされたときと同じメモリ アドレス (0x80000000) でカーネルが ITB からアンパックされ、破損が発生し、ブートローダがボードを再起動します。動作させるためには、ロードを 0x80000000 ではなく 0x82000000 (ITS/ITB 構成) に変更するか、ITB を別のメモリ位置にロードすることをお勧めします。 よろしくお願いいたします。 ミハイ Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 はい、メールで述べたように、私も後の実験でこの詳細を見つけましたが、BSP UMではこの詳細は言及されていません。 Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 こんにちは、ミハイ お客様に Yocto を使用してセキュア機能を自動的に有効にするように依頼したところ、以下のように ATF が BL31 または BL33 の起動に失敗するという同じ問題が発生したと報告されました。 メールで述べたように、お客様も私が共有した手順に従ってカーネル イメージ認証を手動で有効にしましたが、私の側ではそれが機能することが証明されていますが、同じ問題が発生しました。 この問題は以下の 2 つの要素に焦点を当てています。 1. お客様は変更された dtb ファイルを使用して ATF を再構築しました。この dtb ファイルには、カーネル イメージの認証に使用される追加の公開キーが含まれています。変更されていない dtb ファイルを使用して ATF をビルドすると、ATF は正常に起動します。 2. ATF はお客様によって変更されています。以前のコメントに添付されている ATF のパッチ ファイルを参照してください。 お客様に、ATF コードをデバッグしてスタックポイントを見つけるように依頼しました。お客様はこのプロセスに取り組んでいます。FUTUREにはお客様とのオンラインデバッグ会議が行われる可能性があります。私は ATF の専門家ではないので、ソフトウェア チームも会議に参加できることを願っています。添付ファイルは、正常に起動できないお客様のATF dtbとfip.binです。 ところで、ソフトウェア チームは、根本原因を調査するために、お客様からさらに追加情報を入手し、より多くの提案を得る必要がありますか? Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 こんにちは、アーサー。 UM からステップ 8 を実行するときに、結果の dtb を dts に戻し、meld を使用して入力と出力の dtb を確認するように指示してください。( は、meld なしでは動作しますが、meld があると動作しないため) これはビルドの問題だと思います。適切な入力 dtb が 1 つありますが、手順 8 を実行した後、結果はハードウェアと一致しない別の dtb になります。 よろしくお願いいたします。 ミハイ
View full article
MFRC630 单端天线匹配 Hello, I'm working on a personnel access control project using the MFRC630 chip, as I want to integrate it into a PCB and not rely on a module like the RC522 with integrated antenna. Since I don't have professional instrumentation to check impedance matches with the antenna and so on, I think using single-ended mode is a good choice. I found an 13.56MHz antenna that would work quite well (datasheet attached), and they recommend a matching network. I'm using that matching network plus the conclusions I've drawn from the MFRC630 datasheet for single-ended mode, and I don't know if the RF connections are correct. 使用天线 W7001 进行单端连接。 In addition to that matching network, I've also designed the connection to an antenna that I would design myself with a different structure, which I'm not sure if it is correct or not. 使用我设计的天线进行单端连接,电感为 1'1uH。 I don't know if some of this solutions is right or maybe I'm quite far away from a good design. If anyone could help me with this issue, since I'm no expert on the subject, I would greatly appreciate it. NFC读取器库 RFID-DISCOVER 接触式智能卡读卡器芯片 Re: MFRC630 single ended antenna matching   您好,先生, 非常感谢您对我们的产品感兴趣。 我们想讨论一些建议。 第一种是使用 MFRC630,我们建议使用MFRC630 plus(MFRC63003HN 或 MFRC63103HN) 如果您使用的是非plus 版本,我必须说明这不是我们推荐的产品,我们鼓励您转用有注释的版本。   关于天线设计,遵循天线设计应用笔记的建议非常重要。 如前所述,如果需要使用 VNA。还有一些更便宜的版本也很有用。请查看Nano-VNA 的 AN。 我们还提供了一个在线工具,可作为天线设计的起点:NFC - 恩智浦社区 我之所以提到这一点,是因为根据天线的测量阻抗来测量和计算匹配电路非常重要。 我们确实有一个评估套件,它可以让你更容易地开发软件,并且可以帮助你作为定制板设计的参考。
View full article
imx8qxp secure boot AHAB_BAD_KEY_HASH_IND We are signing imx-boot and linux-imx using a HSM, cst_signer, CST 3.4.0. Before issuing a ahab_close, verifying SECO events with ahab_status, we see the following in u-boot: => ahab_status Lifecycle: 0x0020, NXP closed SECO Event[0] = 0x0087FA00 CMD = AHAB_AUTH_CONTAINER_REQ (0x87) IND = AHAB_BAD_KEY_HASH_IND (0xFA) sc_seco_get_event: idx: 1, res:3 Reading the SRK OTP values from u-boot, using fuse read 0 730 16 results in the values we have in our uuu script. We cannot understand where that mismatch is coming from. Any help what we could verify that or guidance in how to debug it would be appreciated. If any additional info is required to help us to solve this issue, we can provide it. --- Summary of the commands we are running, our build is yocto-based. We export from the HSM 4 certificates, let's call them cert{1,2,3,4}.pem. create table.bin and fuse.bin .../cst-3.4.0/linux64/bin/srktool -a -s sha384 -t table.bin \ -e fuse.bin -f 1 \ -c cert1.pem,cert2.pem,cert3.pem,cert4.pem linux-imx: .../cst_signer -d -i flash_os.bin -c csf.cfg --pkcs11 mv signed-flash_os.bin os_cntr_signed.bin imx-boot: cst_signer -d -i imx-boot-imx8qxp-d7-sd.bin-flash -c csf.cfg --pkcs11 Note: the --pkcs11 flag on cst_signer is a patch we've added. It just adds the -b pkcs11 to the call to cst. csf.cfg looks like this #Header header_version=1.0 #Install SRK srktable_file=SRK_1_2_3_4_table.bin srk_source=pkcs11:model=YubiHSM;token=YubiHSM;object=./SRK1_sha384_p384_v3_usr;type=cert;pin-value=xxyyxxyyxxyyxxyy srk_source_index=0 srk_source_set=OEM srk_revocations=0x0 #Install Certificate sgk_file= sgk_permissions= PKI tree in the HSM params: Existing CA: N Use ECC: Y Key Length: p384 Digest Algorithm: sha384 Duration: 5 years SRK CA: N i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Security Re: imx8qxp secure boot AHAB_BAD_KEY_HASH_IND The event tells that the key hash verification does not match OTP. There may be problem with your SRK TABLE hash calculation. Have a try to compare SRK TABLE and Fuse hash values.  Regards Harvey
View full article
シリアル・ダウンローダー・フォールバックの無効化 (i.MXRT 1060) シリアルダウンローダーモードのフォールバックを無効にする方法があるかどうか興味があります。つまり、BootMode が 1 に設定されていない限り、内部ブート モードが失敗した場合、デバイスは基本的に何もしないようにします。 RMを読むと、特に高レベルのブートコードフロー図を見ると、これは特に不可能に思えます。主に、i.MXRT 1060 RM の 9.3.2 章の図 9-1 と 9.11 章の図 9-19 に基づいて結論を出していますが、これらは、すべてが失敗すると、すべてのブート・モードがシリアル・ダウンローダー・モードに戻ることを示しています。しかし、これにはかなり慣れていないので、おそらく私は何かを見逃しています。 詳しく説明したり、さらに詳細が必要な場合は、お知らせください。 ありがとうございます i.MXRT 106倍
View full article