こんにちは、チーム
お客様 (HKMC) は、SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0 を使用して RDB の ping 機能をテストしたところ、異常な症状が発生しました。
HW_ENABLED と FDB_LOOKUP_FLOOD_FRAMEを有効にすると、ハードウェアによって学習された動的FDB エントリを保存できないようです。ping 機能が開始されると、動的 FDB エントリが繰り返し追加および削除されます。さらに、関連するレジスタ値は 1 または 2 から 0 に繰り返し変化します。
下の図は詳細な情報と構成を示しています。添付ファイルはWiresharkからのpingログ情報です。
さらに情報が必要な場合はお知らせください。
よろしくお願いします!
よろしくお願いいたします。
唐生。
チームの皆様、
NETC_ETHSWT_IP_MAIN_FUNCTION_PERIODの構成が正しくないことです。値は0.001である必要がありますが、CRS 上の NETC スイッチのデフォルト構成は1です。