2228797_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2228797_ja-JP

2228797_ja-JP

S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux アクティベーションコードメール

こんにちは!

「S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux」をダウンロードして、アクティベーション コードをメールで受け取ろうとしています。

NXP の Web サイトで「S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux」の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、NXP の「プロファイル」ページに移動し、ダウンロードが実行されません。

私はいつもの NXP アカウントにサインインし、手順を数十回実行しました。

お時間いただきありがとうございました!

-リッチ

S32K1 用 S32 SDKRe: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code emailこんにちは、ピーターさん。一度ダウンロードしましたが、アクティベーション コードを受け取っていません。
アクティベーション コードがメールで送信されていた場合、受信できませんでした。電子メール フィルターに問題があった可能性がありますが、現在は NXP の電子メールを問題なく受信しているようです。
アクティベーションコードを再送信してもらえますか?お時間をいただきありがとうございました!
心から、
リッチ・マレン
Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email

こんにちは、

SW チームと再度話をしたところ、ダウンロードは正常に完了し、アクティベーション キーも割り当てられているようだと言われました。

この問題はまだ有効ですか?

よろしくお願いいたします。

ピーター

Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code email

こんにちは、

わかりました、

お使いのマシンのアクティベーションコードは次のとおりです: A07C-4C9E-C3B9-A436

よろしくお願いいたします。

ピーター

Re: S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux activation code emailありがとう、ピーター!コードを入手しました。ご協力いただきありがとうございます。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-03-2025 04:25 AM
更新者: