2255679_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2255679_zh-CN

2255679_zh-CN

关于为 SEMA 实施 S32K324 双核心的问题

你好,团队


客户正在使用 Daul 核心实施 324 系统。


对于旋转锁,客户正在考虑采用 SEMA42。

我的问题是,对于 SEMA42 来说,XRDC 是必须的吗?


我对使用 SEMA42 实现自旋锁感到困惑,需要在 Core0 和 Core1 之间进行功能域分离,这意味着 XRDC 配置是必要的,或者不需要。


您能核实一下我的问题吗?


谢谢。

优先级:中等RTD资料来源直接客户Re: Question of S32K324 dual core implementation for SEMA

嗨,@Luke_Chun

1.对于 SEMA42,是否必须使用 XRDC?

=> 是的,必须这样做。

2。我对使用 SEMA42 实现自旋锁感到困惑,需要在 Core0 和 Core1 之间进行功能域分离,这意味着 XRDC 配置是必要的,或者不需要。

=> XRDC 配置是必要的。

顺祝商祺!

Re: Question of S32K324 dual core implementation for SEMA

嗨,丹、

感谢您的解答。

Autoever 希望使用 SEMA42 并配置 XRDC。他们刚刚配置了两个功能域,如下所示,所有外设和存储器都可以通过这两个功能域进行评估。

- 域_0:Core_0、HSE、eDMA_AHB、EMAC_AHB

- 域_1:只有核心_1

请查看下面 Rm 模块中的配置,如果发现任何错误或丢失的配置,请告诉我。

jameslee_0-1765180374839.png

jameslee_1-1765180388028.png

jameslee_2-1765180406324.png

jameslee_3-1765180420630.png

jameslee_4-1765180435037.png

jameslee_5-1765180448537.png

jameslee_6-1765180464680.png

jameslee_7-1765180478673.png

我还附上了 arxml 文件。

顺祝商祺!

雅各

Re: Question of S32K324 dual core implementation for SEMA

非常感谢,丹!

请结案。

顺祝商祺!

雅各

Re: Question of S32K324 dual core implementation for SEMA

你好,@james-lee

我检查了他们的 xrdc 配置,是正确的。我没有看到他们为"XRDC Memory Config" 和"XRDC Peripheral Config" 配置 Sema42。因为 SEMA42 的硬件 "门/通道 "数量有限,只有 16 个硬件通道。因此,用户不能为每个外设/区域分配一个网闸;相反,用户可以绑定互斥的资源组,用同一个 SEMA42 网闸来保护它们。

顺祝商祺!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-10-2025 03:41 AM
更新者: