2250216_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2250216_ja-JP

2250216_ja-JP

imx8ulpでM33をデバッグする

こんにちは!

evkmimx8ulp ボード上で M33 コードのデバッグと実行はどのように行われますか?

デバッグする前に、imx-mkimage を使用して m33 アプリ バイナリを flash.bin にベイクする必要があるというリソースを見つけました。また、vscode 拡張機能を使用して segger を接続し、デバッグを押すだけのリソースも見つけました。

vscode 拡張機能と segger を使用して hello world の例をデバッグしようとしましたが、すべてがフリーズしてしまいます。ボードに付属していたデモイメージを実行しています。

imx-mkimage に必要な「 Linux リリース パッケージ」からバイナリ ファイルを見つけようとしましたが、見つかりません。まだ yocto ビルドをセットアップしていません。

M コアは、vscode 拡張機能だけでプログラムおよびデバッグCANますか? それとも、イメージ コンテナーを作成する必要がありますか?


BR

BL

i.MX8ULP
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-28-2025 04:25 AM
更新者: