S32K358 に AUTOSAR OS を統合しようとしています。Mcu クロックの構成は、AUTOSAR Dio ベアメタルのサンプル コードと同じように行われます。電源投入後、main() に到達しますが、Mcu_SetMode() API で停止します。WFI 実行の待機ループに移行し、タイマーが期限切れになると例外をスローします。
確認できるレジスタと WFI の実行方法。
#S32K358
prabtani_0-1763474840482.png
こんにちは@prabtani
構成は DIO の例と同じなので、その例をフラッシュして、同じ動作が観察されるかどうかをお知らせください。
例が正しく動作する場合、問題はコード/構成にある可能性があります。そのCASEは、.mexを共有してくださいファイルを送信して、自分の側で確認およびテストできるようにします。
こんにちは@VaneB 、
Dio の Bare Metal AUTOSAR RTD の例を参考に、AUTOSAR OS を統合しようとしています。Mcu クロックの構成は Dio の例と同じです。メインに到達した後、同じMCU初期化シーケンスに従います。
prabtani_0-1763531253498.png
こんにちは@prabtani
私の側でテストできるように、プロジェクトを共有していただけますか?それが不可能な場合は、状況をより良く理解するために、追加の詳細を提供していただけますか?
また、RTDS に付属するサンプル コードを参照して、不足している構成や間違った構成がないことを確認することもお勧めします。
BR、ヴェインB