2063109_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2063109_ja-JP

2063109_ja-JP

シリアル・ダウンローダー・フォールバックの無効化 (i.MXRT 1060)

シリアルダウンローダーモードのフォールバックを無効にする方法があるかどうか興味があります。つまり、BootMode が 1 に設定されていない限り、内部ブート モードが失敗した場合、デバイスは基本的に何もしないようにします。

RMを読むと、特に高レベルのブートコードフロー図を見ると、これは特に不可能に思えます。主に、i.MXRT 1060 RM の 9.3.2 章の図 9-1 と 9.11 章の図 9-19 に基づいて結論を出していますが、これらは、すべてが失敗すると、すべてのブート・モードがシリアル・ダウンローダー・モードに戻ることを示しています。しかし、これにはかなり慣れていないので、おそらく私は何かを見逃しています。

詳しく説明したり、さらに詳細が必要な場合は、お知らせください。

ありがとうございます

i.MXRT 106倍
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 09:53 PM
更新者: