Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
SimulinkにFEEを統合する こんにちは、NXP MBDTチームの皆様。 MBDT 1.5 で Simulink の FEE を使用したいのですが、MBDT 1.5 には FEE 関連のライブラリ ブロックがありません。 したがって、MATLAB 関数ブロックから FEE API を呼び出す予定です。 FEE 、 Mem_43_INFLS 、 MemAccを設定した後、デジタル入力読み取りブロックを 1 つだけ含むモデルを構築しようとしました。しかし、次のエラーが発生しました。 「MemIf_Types.h」が見つかりません プロジェクトに手動で新しいフォルダを作成する場合は、MemIf_Types.hを配置します。その中に、モデル設定 → カスタム コード → インクルード ディレクトリでフォルダー パスを追加すると、MemIf_Types.h のエラーが解決されます。 しかし、その後、 RTDまたは生成されたフォルダーに既に存在する他のヘッダー ファイルに対して新しいエラーが表示されます。 誰か助けてくれませんか? ありがとうございます。 Re: integrating FEE in Simulink こんにちは、NXP MBDTチームの皆様。 FEE を統合した後、モデルを構築できるようになりましたが、Fee_GetStatus からのステータス戻り値が MEMIF_UNINIT であるため、コード実行が do .... while ループで停止してしまいます。 する { Fee_MainFunction(); MemAcc_MainFunction(); ステータス = Fee_GetStatus(); } while (ステータス != MEMIF_IDLE); これが私の設定.mexですモデル付きのファイル。助けていただけませんか? Re: integrating FEE in Simulink こんにちは@dragostomaさん、 ご返信ありがとうございます。しかし、MBDT フラッシュ / nvm 書き込みがプログラム S32K3xx をフリーズするため、添付のモデルをビルドできません。 また、このモデルは Mem_43_INFLS API のみを使用しており (フラッシュを処理しています)、実際の手数料アルゴリズムは使用されていません。 Re: integrating FEE in Simulink こんにちは、 @KaleRushikeshさん、 S32K3 向けモデルベース デザイン ツールボックスにご興味をお持ちいただきありがとうございます。 FEE、Mem_43_INFLS、および MemAcc コンポーネントのサポートが S32K3 1.6.0 リリースで導入されました。このバージョンのツールボックスでは、すぐに使用できる Simulink ブロックが提供され、カスタム コードの実装に比べてセットアップ プロセスが簡素化されるため、このバージョンのツールボックスを使用することを強くお勧めします。 ただし、現時点で最新バージョンへの移行が実現できない場合は、FEE コンポーネントを適切に構成するためのガイダンスとして、次のThread ( MBDT flash / nvm write freezes program S32K3xx ) を確認することをお勧めします。 進捗状況をお知らせください。 よろしくお願いいたします。 ドラゴス
View full article
TJA144 NXPチームの皆様、こんにちは。 私たちのデザインでは、TJA1445A CAN IC を使用しています。Vbat への供給についてご確認ください。データシートでは、Vbat の範囲は 4.75V ~ 40V、VCC は 4.25V ~ 4.75V です。Vbat と VCC に同じ 5V をCAN使用できますか? Re: TJA144 こんにちは、トーマス。 ご説明ありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 スネハル Re: TJA144 こんにちは、スネハルさん 注記には、 「低電力モードで VCC がオフになることが予想される場合、適切な CAN バイアス生成のために VBAT は 5.5 V より高くなければなりません」と記載されています。つまり、デバイスは VCC がオフのときに VBAT がアクティブのままであると想定しているSO、両方が同じ 5V レールに接続されている場合は、その柔軟性が失われます。低電力モード (スリープ/スタンバイ) が必要な場合は、VBAT を VCC から分離しておく必要があります。低電力モードが重要でない場合は、一般的な 5V 電源を使用しても問題ありません。 はい、VBAT の範囲は 4.75V ~ 40V SO、24V は仕様範囲内です。データシートの表 1 に示すように、VBAT から引き出される電流は非常に低いです。24 V でも電流はマイクロアンペアの範囲に留まるSO、電力消費はごくわずかです。主な電流消費は VCC (CAN トランスミッター) から発生し、モードに応じて 6~60 mA になります。SO、適切なフィルタリングと過渡保護を確保すること以外に、24V での VBAT に大きな制限はありません。 BRs、トーマス Re: TJA144 VCC と VBAT に 5V を供給している場合、5V をオフにすることはできないのでしょうか?この画像に記載されているとおりです。もう 1 つ質問があります: Vbat 24V を供給すると動作しますか?電流消費の観点から何か制限はありますか? Re: TJA144 こんにちは、スネハルさん データシートに基づく: - VBAT(バッテリー電源):4.75V~40V - VCC(CANトランスミッター電源): 4.5V~5.5V - VBAT低電圧検出: 4.25V~4.75V - VCC低電圧検出: 4.0V~4.5V SOはい、次の条件を満たす場合、VBAT と VCC の両方に同じ 5V 電源を使用CANます。 - 5V 電源は安定しており、最小 VBAT 要件 (> 4.75V) を満たしています。 - 共通電源の使用を示すには、システム構成レジスタで VBATVCC = 1 を設定します。 - レギュレータが VBAT と VCC の両方の負荷の電流をCAN処理することを確認します。 BRs、トーマス
View full article
MCIMX93-EVKツールチェーンはビルドツールを追加できませんでした この問題を解決するためにご協力ください。ありがとうございます! アプリに「エラー: ツールチェーンを選択してください」というプロンプトが表示され、スクリーンショット ビデオを作成しましたが、正しいファイルを選択したのでしょうか? Re: MCIMX93-EVK toolchain could not add build tool ありがとう!ダニエル。 Re: MCIMX93-EVK toolchain could not add build tool こんにちは@Zack8 AN14120を参照することをお勧めします AN14120: i.MX 8M、i.MX 8ULP、i.MX 9 における VS Code を使用した Cortex-M のデバッグ | NXP Semiconductors AN14120に従ってArm GNU ToolchainとSegger J-linkをインストールしてください。 よろしくお願いします。 ダニエル
View full article
i.MX95 Cortex-M7 内核支持 Qt for MCU(Qt Quick Ultralite) 我目前正在评估恩智浦 i.MX95平台,以开发基于图形的嵌入式应用。根据i.MX95文档,该SoC集成了用于高级应用程序的 Arm Cortex-A55 集群和用于实时处理的 Arm Cortex-M7 内核。 我想确认i.MX95 中的 Cortex-M7 内核是否支持微控制器 Qt(Qt Quick Ultralite)。 具体来说,我希望澄清以下几点: i.MX95 (M7) 平台是否正式支持 Qt for MCU,类似于 i.MX RT1170 EVK 等现有恩智浦板? 如果支持,应使用哪个 SDK、电路板支持包或工具链(例如 MCUXpresso SDK、FreeRTOS)在 M7 内核上版本和部署 Qt for MCU 应用程序? 如果尚未得到官方支持,是否有任何计划中的路线图或推荐的方法将适用于MCU的Qt移植到i.MX95 M7上(例如,通过MCUXpresso SDK或自定义电路板支持包)? 如果您能就在 i.MX95 M7 内核上运行 MCU Qt 是否存在官方支持或集成示例提供指导,我将不胜感激。 提前感谢您的帮助。 评估板 Re: Qt for MCUs (Qt Quick Ultralite) support on i.MX95 Cortex-M7 core 您好, 正式版本时,显示屏始终在 A55 以下。如果您需要基于 M7 的 QT 演示,DPU 应在 M7 和 restru 下,请联系恩智浦销售团队获取有关 M7 上 QT 的详细演示。目前,没有官方版本计划。 致敬, Zhiming
View full article
SWO 数据跟踪功能(在 MCXA156 上) 你好,恩智浦社区、 我一直在试验 MCXA156 控制器及其相应的开发板的调试功能。 我的设置 (FRDM-MCXA156) 以及定制板中的 MCXA156。 MCUXpresso IDE v25.6 [内部版本 136] [2025-06-27] MCU Link pro 调试器 到目前为止,通过恩智浦 Expresso SDK 中的各种示例,我能够满足大部分调试需求。(断点、数据监视点、ITM 打印重定向、中断跟踪等)。 不知何故,我只能在 SWO 上使用 Data Watch Trace/Stream。我想我误解了 MXCA156 调试功能的功能。 据我所知,MCXA156 支持 ITM 和 DWT。 有了它,就可以添加读/写数据编译器,并通过 SWO 引脚流出/跟踪相应的数据。在我的设置中,我似乎无法使用"SWO Data" 窗口,即使所有其他跟踪功能似乎都能正常工作。 我的设置是否正确,还是 MCUXpresso IDE 还不支持我的使用情况? 顺祝商祺! 亚历克斯 Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156) 你好@AlexRu 要使用 SWO,您可以按照提供的步骤指南进行操作。 硬件要求: 确保芯片的 SWO 引脚连接到调试器的 SWO 接口。 (这是 FRDM-MCXN947 板)。 软件配置: 创建新项目时,选择 "重定向 printf/scanf 至 ITM",将 printf/scanf 输出重定向至 ITM。 2.配置跟踪时钟: CLOCK_AttachClk(kTRACE_DIV_to_TRACE); /*!将 TRACE 切换到 TRACE_DIV */ /*!安装分频器 */ clock_setclkdiv (kclock_divtraceCLK,3U); /*!将 TRACECLKDIV 分频器设置为值 3 */ 3.在 MCUXpresso IDE 中配置 ITM 控制台视图: 打开 SWO ITM 控制台。 在 IDE 设置和代码中配置相应的核心时钟和跟踪时钟 。 4.查看输出结果。 有关 SWO 和 DWT 使用的详细信息,请参阅MCUXpresso_IDE_25.06_Instruction_Trace_Guide.pdf 。您可以在 MCUXpresso IDE 安装路径下找到该指南。 BR 爱丽丝   Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156) 嗨,爱丽丝、 非常感谢你对如何设置 SWO 跟踪的详细可视化说明。 就我而言,我已经验证了 SWO 引脚(MXCA-156 PCB)与我的 MCU-Link Pro 调试探针的电连接。您提到的 PDF 文件确实提供了更详细的信息,扩展了我的知识面。尽管如此,这并不能真正解释/反驳我对使用 DWT 的假设。 在我的设置中,我已经在"SWO Interrupts" 窗口中看到了中断返回和中断入口点的数据:(这是我的 SW 的实时数据!有意义的数据和正确的时间信息)。 有了这些信息,我验证了我通过SWO引脚的电连接是否正常,跟踪时钟已启用,频率符合我的SWO Trace Config中的预期。 我错过了什么(或者我这边可能有误会?)是通过数据观察比较器 (DWT) 将数据追踪到窗口 " SWO Data " 中的 SWO 跟踪引脚的功能。 在启用"play" 按钮后,我没有收到任何跟踪信息: 我甚至证实,在我的 MXCA156 配置中,数据监视点仅限于 2 个比较器,因此 IDE 似乎能够设置它们并警告设置的数据观察点过多(我故意这样做是为了检查其合理性): 所以我的问题是是集成开发环境支持这种调试方法,还是我理解错了,DWT 完全不提供这种数据跟踪功能? Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156) 你好@AlexRu 感谢您的回复。 请告诉我您想使用 DWT 观察哪些数据? 另外,请共享一个可以重现该问题的项目,并提供一段视频,展示您所采取的所有步骤。 我将利用这些信息来重现和检查我这边的问题。 谢谢! BR 爱丽丝 Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156) 你好@Alice_Yang、 我确实根据 SDK 示例(LED Blinky)为 FRDM-MCXN236 演示板准备了一个极简主义项目。(demo_apps -> LED_BLINKY_PERIPHERAL) MCXN236 板设置显示的效果似乎与我之前使用的 MCXA156 板相同。我只是想在另一个板确认这种行为。 引脚配置设置 P0_2 -> 输出 SWO(本例中为默认值) 启用 TRACECLK 和 TRACECLKDIV (1),因为本例使用 BOARD_BootClockFRO12M() 添加了以下代码,以查看 glocal ram 变量的一些操作: volatile uint32_t debug_cnt = 0; void SysTick_Handler(void) { /* Toggle pin connected to LED */ GPIO_PortToggle(BOARD_LED_GPIO, 1u << BOARD_LED_GPIO_PIN); debug_cnt++; //<- added for demonstration purpose } 附件:包含演示项目和调试视频的压缩包。 您可以看到"SWO Data" 没有显示任何跟踪数据。全局变量窗口显示在 ~1 秒的 SysTick_Handler 周期内 debug_cnt 的增量。" SWO Interrupts " 还能可靠地显示 systick_Handler () 的进入和退出,因此 SWO 跟踪的电连接似乎可以正常工作。 如果我能提供更多信息以缩小问题范围,请告诉我。 如果您能确认我所期望的用 DWT 追踪全局/静态 RAM 变量是否可行,我也将非常高兴。或者是我理解错了。 Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156) 你好@AlexRu 我在自己这边做了测试。这无法实时输出变量的值。它只能在暂停调试时检查变量的值。 BR 爱丽丝 Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156) 嗨,爱丽丝,谢谢你的努力。这样看来,MCUXpresso 目前不支持"数据跟踪" 调试。可以在将来的版本中申请这个吗? 从我这个局外人的角度来看,似乎并不缺少使其发挥作用的因素。SWO 中断似乎可以正常工作,并可扩展到高级调试功能。 SWO 数据跟踪可进一步扩展恩智浦 Xpresso 工具链中的调试功能。 问候 Alex Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156) 你好@AlexRu 谢谢您的答复。我会将此请求转发给 MCUXpresso 开发团队,并随时向您通报最新进展。谢谢。   BR 爱丽丝 Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156) 你好@Alice_Yang @AlexRu 我目前正在使用FRDM-MCXA156开发板,在调试过程中遇到了SWO(串行线输出)问题。 虽然应用程序调试成功,但我无法在SWO 跟踪窗口中接收任何数据,包括: SWO 数据 SWO概况 SWO中断跟踪 ITM控制台 为了排查问题,我已经核实了以下内容: 使用配置工具已正确配置SWO 引脚。 TRACE 时钟已启用并配置为96 MHz ,与 MCU 内核时钟匹配(MCXA156 运行频率为 96 MHz)。 该项目正在使用LinkServer和板载MCU-Link探针进行调试。 尽管进行了这些配置,但在调试过程中所有 SWO 跟踪窗口仍然为空。 为了方便参考,我附上了SWO 跟踪配置、 SWO 数据、 SWO 配置文件和SWO 中断跟踪窗口的截图。 对于可能导致此问题的原因,或者在FRDM-MCXA156上启用 SWO 跟踪是否需要任何额外的配置步骤,我非常感谢您能提供任何指导或建议。 感谢您抽出时间提供帮助。 Re: SWO Data Trace functionallity (on MCXA156) 你好@sidsal 很抱歉回复晚了。我们可能无法及时看到您的后续问题。为了确保更快地获得支持,下次请创建新的工单。 关于您目前的问题,我们发现了一个与 MCUXpresso 相关的问题。如果问题仍未解决,请您在以下位置创建私人工单:首页 谢谢! BR 爱丽丝
View full article
S32G RDB3(M7コア)のSJA1110ポート1へのGMAC0 SGMIIリンクの設定方法 S32G399A-RDB3 評価ボードを使用しており、GMAC0 と SJA1110 イーサネット スイッチのポート 1 の間に SGMII リンクを確立したいと考えています。 SDKs で提供される RTD の例 (例: GMAC_Example_0) は、外部 PHY にコネクテッドするために GMAC0 を RGMII モードで構成する方法のみを示していますが、ポート 1 の SGMII 経由でコネクテッドされる SJA1110 スイッチと通信するために GMAC0 を SGMII モードで構成する方法は示されていません。 Cortex-M7 コアをターゲットにし、FreeRTOS + lwip + RTD を使用しています。 GMAC0が外部PHYでRGMIIモードで正常に動作することは既に確認済みであり、また、GMAC0 SGMIIリンクのSJA1110への動作はA53上でも確認済みであるが、我々のターゲットはM7コアである。 ご指導ありがとうございます。 Re: How to configure GMAC0 SGMII link to SJA1110 Port1 on S32G RDB3 (M7 core) ありがとう、この情報は役に立ちます。M7でGMACをSGMIIに設定する方法を理解することができました。 Re: How to configure GMAC0 SGMII link to SJA1110 Port1 on S32G RDB3 (M7 core) こんにちは@Terry_Huang 、 M7 の SGMII で GMAC を構成する例はありませんが、次のリファレンスをCAN。 u-boot ソース コード: u-boot は hwconfig の値に応じて SerDes モジュールを構成します。BSP マニュアルでCAN確認できます (例: BSP44)。 文字列が解析されレジスタが設定されると、次のソース コードをCAN確認できます。 serdes_hwconfig.c hwconfig_fixups.c 文字列がどのように解析され、構成が行われるかがわかりますが、u-boot にはかなりの数の SW レイヤーがあるため、これはかなり複雑になる可能性があります。 hwconfig を上記のいずれかの値に設定できます。質問に関連する部分は、serdes0 構成と SW の位置です。 hwconfig 変数が設定されたら、ボードをリセットして u-boot で停止し、md コマンドを使用して関連するレジスタを読み取ります。例: => setenv hwconfig "serdes0:mode=xpcs0&xpcs1,clock=ext,fmhz=100;xpcs0_0:speed=1G,an=0;xpcs0_1:speed=1G,an=0;serdes1:mode=xpcs0&xpcs1,clock=ext,fmhz=125;xpcs1_1:speed=1G" => saveenv Saving Environment to MMC... Writing to MMC(0)... OK => reset ... => printenv hwconfig hwconfig=serdes0:mode=xpcs0&xpcs1,clock=ext,fmhz=100;xpcs0_0:speed=1G,an=0;xpcs0_1:speed=1G,an=0;serdes1:mode=xpcs0&xpcs1,clock=ext,fmhz=125;xpcs1_1:speed=1G => md.l 0x4007C000 20 4007c000: 00000000 00000000 000000e7 00000001 ................ 4007c010: ffffffff 1fffffff 00007fff 00000000 ................ 4007c020: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 4007c030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 4007c040: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 4007c050: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 4007c060: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 4007c070: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ サンプルでは、hwconfig を設定し、変更を保存し、ボードをリセットして、GMAC の最初のレジスタ (このCASEは 20) を出力しました。xpcs コマンドを使用することもCANます。例: => xpcs xpcs - Utility command for SGMMI control Usage: xpcs list List all registered XPCS modules xpcs transit <1000M|2500M> Change serdes mode xpcs ss <10M|100M|1000M|2500M> Change speed and serdes mode when required xpcs an Auto-negotiation control xpcs an_auto Auto-negotiation control with automatic speed change xpcs lo PMA loopback enable/disable xpcs dump Dump XPCS indirect registers is obtained using 'xpcs list' command => xpcs list Registered XPCS instances: | ID | SerDes instance | XPCS | | 0 | serdes@40480000 | 1 | | 1 | serdes@40480000 | 0 | | 2 | serdes@44180000 | 1 | | 3 | serdes@44180000 | 0 | これは、S32G3 リファレンスマニュアル [ページ 2759、S32G3 リファレンスマニュアル、Rev. 4、02/2024] に従っています。 ご覧のとおり、モード 1 と 3 は GMAC を使用した SGMII をサポートしています。 各モジュールのレジスタに関する詳細については、 GMACリファレンス マニュアルとSerDesリファレンス マニュアルも参照してください。 S32G3リファレンスマニュアルの関連セクション: 第47章 ギガビットイーサネットメディアアクセスコントローラ(GMAC) 47.1.4SGMIIモードでGMACを実行するための前提条件 2 4.7.2.2.4 イーサネット(GMAC_0)SGMII設定(これはクロッキングに関連します) この情報の目的は、M7 から GMAC モジュールを構成するためのベースとして使用できるようにすることです。 他にご質問がございましたらお知らせください
View full article
恩智浦 OTA 示例中的不可缓存区域 亲爱的各位, 我试图使用这里给出的 OTA 机制示例: https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcuxsdk-examples/tree/release/25.09.00-pvw1/_boards/evkbmimxrt1170/ota_examples/mcuboot_opensource 链接器脚本中有一节: /* Specify the memory areas */ MEMORY { m_flash_config (RX) : ORIGIN = 0x30000400, LENGTH = 0x00000C00 m_ivt (RX) : ORIGIN = 0x30001000, LENGTH = 0x00001000 m_interrupts (RX) : ORIGIN = 0x30002000, LENGTH = 0x00000400 m_text (RX) : ORIGIN = 0x30002400, LENGTH = TEXT_SIZE m_qacode (RX) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00040000 m_data (RW) : ORIGIN = 0x20240000, LENGTH = 0x00040000 m_data2 (RW) : ORIGIN = 0x202C0000 + RPMSG_SHMEM_SIZE, LENGTH = 0x00080000 - RPMSG_SHMEM_SIZE rpmsg_sh_mem (RW) : ORIGIN = 0x202C0000, LENGTH = RPMSG_SHMEM_SIZE m_core1_image (RX) : ORIGIN = CORE1IMAGE_START, LENGTH = 0x00040000 } Then later there is: __NDATA_ROM = __ram_function_flash_start + (__ram_function_end__ - __ram_function_start__); .ncache.init : AT(__NDATA_ROM) { __noncachedata_start__ = .; /* create a global symbol at ncache data start */ *(NonCacheable.init) . = ALIGN(4); __noncachedata_init_end__ = .; /* create a global symbol at initialized ncache data end */ } > m_data2 . = __noncachedata_init_end__; .ncache : { *(NonCacheable) . = ALIGN(4); __noncachedata_end__ = .; /* define a global symbol at ncache data end */ } > m_data2 这将额外的不可缓存部分定义为 OCRAM2 的剩余部分(从 202C_0000 到 2033_FFFF - 512KB)。 不过,Board_ConfigMPU 确实: https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcuxsdk-examples/blob/release/25.09.00-pvw1/_boards/evkbmimxrt1170/board.c #if defined(CACHE_MODE_WRITE_THROUGH) && CACHE_MODE_WRITE_THROUGH /* Region 6 setting: Memory with Normal type, not shareable, write through */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(6, 0x20200000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 0, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_1MB); /* Region 7 setting: Memory with Normal type, not shareable, write trough */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(7, 0x20300000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 0, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_512KB); #else /* Region 6 setting: Memory with Normal type, not shareable, outer/inner write back */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(6, 0x20200000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 1, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_1MB); /* Region 7 setting: Memory with Normal type, not shareable, outer/inner write back */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(7, 0x20300000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 1, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_512KB); #endif 将此内存扇区标记为可缓存。 有谁能告诉我,示例代码是否真的将 m_data2 的提醒标记为不可缓存? 或者换句话说--谁能告诉我如何实现这一目标--在我们的应用程序中,我们希望将这一 ram 部分的剩余部分用作非高速缓存。 感谢您的支持 Re: Non-Cachable region in NXP OTA example 你好@jslota13245、 感谢您对 NXP MIMXRT 系列的关注! OCRAM 是一个可缓存区域。针对您的应用场景,请参考本指南: https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/Using-NonCached-Memory-on-i-MXRT/ta-p/1183369 致以最诚挚的问候, Gavin
View full article
收到: K314_324 OSIF RTD 有关某些参数的问题 本帖复制自 此处 你好,K3 团队、 我们的客户(SWS)认为,在使用 AUTOSAR 操作系统时,OSIF(操作系统接口)模块未被使用。 因此,配置参数如下(图 1)在这种情况下似乎无关紧要: - OsIfMulticoreSupport - OsIfUseCustomTimer - OsIfUseSystemTimer 客户的理解是否正确? 他们可能需要选择操作系统类型(图 2)作为 AUTOSAR 操作系统??? 但是我不确定究竟是因为 RTD 和 RTD 培训文档上的 BasenXP 模块文件夹(集成手册、用户手册)中关于 OSIF 的信息还不够... 他们使用的是 RTD 2.0.1 D2207,但很快就会更新到 RTD 5.0.0 D2410。 -S32K3 实时驱动程序版本 2.0.1_D2207 -s32k3_s 32m27x 实时驱动程序 ASR R21-11 版本 5.0.0_D 2410 图 1.S32DS 上 BaseNXP(OSIF)的参数 图 2.操作系统类型 图 3.免费 RTOS KInd regards, Fumi 优先级:中等 RTD 实时操作系统 来源:恩智浦内部来源:恩智浦内部 Re: Copy: K314_324 OSIF RTD question about some parameters 2025/09/16th 信息刚刚更新。 我们和 Cuong-san 讨论的内容。 如果他们不使用该模块,可以将其删除。 亲切的问候, Fumi Re: Copy: K314_324 OSIF RTD question about some parameters 你好@Fumihiko_Sato RTD 2.0.1 和 4.0.0 采用的是相同的方法。 在 EB Tresos 上,配置 OsIfOperatingSystemType> Autosar OS Type 后,必须转到 Container OsIfCounterConfig,然后将 OsIfOsCounterRef* 引用到 OS 模块中的 OsCounter: 启用 MulticoreSupport 的目的是生成一个宏: #ifSTD_ON ==osif_enable_multicore_support #defineOsIfCoreID() (OsIf_GetCoreID())     稍后在 OsIf_Internal.h 中,该宏将映射到 Os 模块中的 GetCoreID() API。 #ifdefusing_os_autosaros #defineOsIf_GetCoreID() GetCoreID()   Re: Copy: K314_324 OSIF RTD question about some parameters 你好@congnguyenphu, 非常感谢你的解释! 对不起,我犯了一个错误... 他们使用的是 RTD 2.0.1 D2207,但很快就会更新到 RTD 4.0.0 P24(不是 5.0.0_D2410 )。 -S32K3 实时驱动程序版本 2.0.1_D2207 -S32m27x 实时驱动程序 AUTOSAR 4.4 版本 4.0.0 P24。 Q1。 Osif_1 模块在 S32DS 上没有 AUTOSAR 操作系统(图 1)。 在这种情况下,用户不能 " 操作系统类型 " 作为 AUTOSAR 操作系统。 尽管需要启用 " 多核支持 ",但用户能否忽略 " 操作系统类型 "、使用系统计时器和使用客户计时器? 我很困惑...适用于 RTD 2.0.1_D2207 的 EB-TresOS 显示了基础模块和 AUTOSAR 操作系统(图 2)。 Q2。用户还应该在 Core1(图 3)上勾选 " 多核支持 " 吗? 图 1。Core0、RTD 2.0.1_D2207 没有像 RTD 5.0.0 这样的基础模块 图 2 EB-Tresos 显示RTD 2.0.1_D2207的基础模块... 我很困惑... 图 2.核心 1、RTD 2.0.1_D2207 亲切的问候, Fumi Re: Copy: K314_324 OSIF RTD question about some parameters 嗨 @Fumihiko_Sato 背景背景 恩智浦 恩智浦实时操作系统(兼容 与 AutosarOs) 1. OsIfMulticoreSupport 配置 取决于 下列 常数的 OsIfUseGetUserId: OsIfMulticoreSupport 必须 必须启用 当 get_partition_id模式为 模式时模式时启用 2. 您必须 必须 配置 或OsIfUseSystemTimer 或OsIfUseCustomTimer. 如果 使用 OsIfUseSystemTimer , 则 必须 配置 OsIfCounterConfig 。 > OsIfOsCounterRef 指向 操作系统 模块 中的 OsCounter. Re: Copy: K314_324 OSIF RTD question about some parameters 你好@congnguyenhuu, 非常感谢你的解释。 客户使用 AUTOSAR 操作系统(Vector Microsar)。 在这种情况下,Q1 和 Q2 的答案是否相同? KInd regards, Fumi Re: Copy: K314_324 OSIF RTD question about some parameters Q1.是的,您应启用 OsIfMulticoreSupport,以便与 FreeRTOS 用例保持一致,尽管 OsIf 用于 RTD 驱动程序。 Q2.OsIf 定时器配置由 RTD 驱动程序使用,与 FreeRTOS 无关。FreeRTOS 的定时器设置已由自己的模块进行管理,因此您无需关心它们。 Re: Copy: K314_324 OSIF RTD question about some parameters 你好 @georgeciusleanu 和 @lequana2, 非常感谢你们的支持。 FreeRTOS 和 IPCF exapmle 项目只是一个例子,下面向大家介绍定时器和多核参数。 - OsIfMulticoreSupport(Fig.1-1) - OsIfUseCustomTimer(Fig.1-2) - OsIfUseSystemTimer(Fig.1-3) 我知道用户在使用操作系统时必须选择操作系统(图 1-4)、AUTOSAR、FreeRTOS 等)。 你能一步一步教我吗,因为我们要到下周一才能回答问题。 Q1.如果客户必须使用双核,用户是否应勾选(启用)OsIfMulticoreSupport(图 1-1)? Q2. 由于 FreeRTOS 模块具有时钟设置功能(图 2),因此我们不知道何时以及如何使用这些定时器。 - OsIfUseCustomTimer(图 1-2) - OsIfUseSystemTimer(Fig.1-3) 图 1.4 种参数 图 2 FreeRTOS 时钟 致以最诚挚的问候, Fumi Re: Copy: K314_324 OSIF RTD question about some parameters 在基础插件中,用户需要选择要使用的操作系统。 默认为 BareMetal,因此不会调用 AutosarOS API 或 FreeRTOS API。 Re: Copy: K314_324 OSIF RTD question about some parameters 你好@Luis_Garabo我来自 FreeRTOS 团队。您能解释一下图 3 FreeRTOS 的用途吗?问题出在哪里?
View full article
关于 imx8mm 单核心 dtsi 的一点困惑 我正在做一个类似的项目,所以我需要彻底弄清楚这个问题。我有点搞不清楚谁是对的,因为我看到恩智浦工程师的答案似乎完全错了,但标注为正确的答案却不是恩智浦工程师的。那么,谁的答案是正确的呢?我们倾向于相信恩智浦的工程师更熟悉他们的代码。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/dtsi-for-imx8mm-single-core/td-p/2165973 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 推荐的方法是从 Linux 设备树中删除相应的节点。 虽然 U-Boot 可以检测芯片型号及其可用功能,但禁用设备树中的节点可确保 Linux 内核不会尝试访问不支持的元器件。这尤其重要,因为帖子中提到的源与U-启动有关,而不是与内核有关。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core @Chavira请解释一下你说的话。 I have provided the appropriate recommendations tailored to your specific case. Regarding the BSP, it is functioning as expected. 1>> U-Boot does not modify the Linux Device Tree at runtime. Once the Linux kernel is loaded, U-Boot no longer has control over the Device Tree. It seems there's some confusion here. The Linux device tree and the U-Boot device tree are two distinct entities, each serving different purposes in the boot process. The document you're referring to specifically modifies the U-Boot device tree, not the one used by the Linux kernel. Please double check your references, the U-Boot device tree is not the same as the Linux device tree, and changes made to one do not automatically apply to the other. Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 嗨,@hogole、 我已根据您的具体情况提出了适当的建议。 关于电路板支持包,它正在按预期运行。 请注意,社区对所有成员开放,欢迎他们根据自己的经验做出贡献。欢迎您修改和调整社区开发的解决方案,以更好地满足您的需求。 如果您在使用我们的电路板支持包时遇到任何问题,请随时在论坛中打开新话题,以便我们进一步为您提供帮助。 致以最崇高的敬意, Chavira Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core @Chavira 我们已经部署了许多 8MM 产品,并且该代码已经存在了很长时间,一直支持最新的电路板支持包。如果在运行时基于 8MM 熔丝 自动修改设备树时出现问题,那么我们需要考虑升级我们当前的产品。这是一个非常困难的决定,既费时又费钱。 因此,我们需要一个明确的答案:恩智浦BSP版本中的这部分电路板支持包代码是否存在潜在问题?为什么在基于熔丝自动配置 Linux 设备树核心数的情况下,仍然需要在编译时修改 Linux 设备树吗? https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/blob/lf-5.10.72-2.2.3/arch/arm/mach-imx/imx8m/soc.c static int disable_cpu_nodes(void *blob, u32 disabled_cores) { static const char * const nodes_path[] = { "/cpus/cpu@1", "/cpus/cpu@2", "/cpus/cpu@3", }; u32 i = 0; int rc; int nodeoff; if (disabled_cores > 3) return -EINVAL; i = 3 - disabled_cores; for (; i < 3; i++) { nodeoff = fdt_path_offset(blob, nodes_path[i]); if (nodeoff < 0) continue; /* Not found, skip it */ debug("Found %s node\n", nodes_path[i]); rc = fdt_del_node(blob, nodeoff); if (rc < 0) { printf("Unable to delete node %s, err=%s\n", nodes_path[i], fdt_strerror(rc)); } else { printf("Delete node %s\n", nodes_path[i]); } } Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core @Chavira 这是你的建议: 请仔细检查您的参考资料,U-Boot 设备树与 Linux 设备树不同,对其中一个设备树所做的更改不会自动应用于另一个。 现在我仔细检查参考并使用不同的颜色来突出显示: u-启动 运行时修改 Linux 设备树 (dtb) u-boot 启动时修改 Linux 设备树 (dtb) https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/u-boot-runtime-modify-Linux-device-tree-dtb/ta-p/1347212 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core @Chavira 从一开始到现在,我们一直在讨论 u-boot 如何修改 Linux 设备树,并且从未讨论过 u-boot 本身的设备树。 以下代码还使用 u-boot 来修改 Linux 设备树。 https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/blob/lf-5.10.72-2.2.3/arch/arm/mach-imx/imx8m/soc.c static int disable_cpu_nodes(void *blob, u32 disabled_cores) { static const char * const nodes_path[] = { "/cpus/cpu@1", "/cpus/cpu@2", "/cpus/cpu@3", }; u32 i = 0; int rc; int nodeoff; if (disabled_cores > 3) return -EINVAL; i = 3 - disabled_cores; for (; i < 3; i++) { nodeoff = fdt_path_offset(blob, nodes_path[i]); if (nodeoff < 0) continue; /* Not found, skip it */ debug("Found %s node\n", nodes_path[i]); rc = fdt_del_node(blob, nodeoff); if (rc < 0) { printf("Unable to delete node %s, err=%s\n", nodes_path[i], fdt_strerror(rc)); } else { printf("Delete node %s\n", nodes_path[i]); } } 我再次强调,我从未讨论过u-boot的设备树。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core @Chavira 我们讨论的是 u-boot 修改 Linux 设备树,而不是修改 u-boot 设备树。 而且 https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/blob/lf-5.10.72-2.2.3/arch/arm/mach-imx/imx8m/soc.c 的代码与 启动 fdt 命令的作用相同。 在 u- 启动 运行时修改 Linux 设备树 (dtb) 是使用 u- 启动 命令修改 Linux 设备树。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/u-boot-runtime-modify-Linux-device-tree-dtb/ta-p/1347212 从第 8 页到第 11 页,可以清楚地看到 u-boot 修改 Linux 设备树并启动到 Linux。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 嗨,@hogole、 看来这里有些混乱。 Linux 设备树和 U-Boot 引导设备树是两个不同的实体,每个实体在启动过程中都有不同的用途。你所指的文档专门修改了 U-Boot 引导设备树,而不是 Linux 内核使用的设备树。 请仔细检查您的参考,U-Boot 设备树与 Linux 设备树不同,对其中一个设备树所做的更改不会自动应用于另一个。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 有几点我仍然感到困惑。 Chavira,这是你的回复: 1>> U-启动 在运行时不会修改 Linux 设备树。 一旦加载 Linux 内核,U-Boot 就无法再控制设备树了。 你确定 u-boot 无法修改 Linux 设备树吗? a. u-boot 有 fdt 命令可以修改 Linux 设备树。 您的同事也有这方面的文件。 以下是文档: u-boot 运行时修改 Linux 设备树 (dtb) https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/u-boot-runtime-modify-Linux-device-tree-dtb/ta-p/1347212 b. arch/Arm/mach-imx/imx8m/soc.c 使用与 u-boot 启动 fdt 命令相同的 API。 c. u-boot 不应该准备 Linux 运行时环境吗?任何操作,包括修改 Linux 设备树,都必须在 Linux 启动之前进行。 在 u-boot 加载了 Linux 设备之后,但是 Linux 还没有启动,它不能修改 Linux 设备树吗? 最简单的问题是:"disable_cpu_nodes" API 函数是在 Linux 启动之前还是之后执行的? 我们确实需要恩智浦澄清这些问题,因为这与我们实际运行的项目相关。 能否请您查看一下源代码? https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/blob/lf-5.10.72-2.2.3/arch/arm/mach-imx/imx8m/soc.c const nodes_path 这里不是 Linux 设备树节点? static int disable_cpu_nodes(void *blob, u32 disabled_cores) { static const char * const nodes_path[] = { "/cpus/cpu@1", "/cpus/cpu@2", "/cpus/cpu@3", }; u32 i = 0; int rc; int nodeoff; if (disabled_cores > 3) return -EINVAL; i = 3 - disabled_cores; for (; i < 3; i++) { nodeoff = fdt_path_offset(blob, nodes_path[i]); if (nodeoff < 0) continue; /* Not found, skip it */ debug("Found %s node\n", nodes_path[i]); rc = fdt_del_node(blob, nodeoff); if (rc < 0) { printf("Unable to delete node %s, err=%s\n", nodes_path[i], fdt_strerror(rc)); } else { printf("Delete node %s\n", nodes_path[i]); } } Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 你好@hogole、 1>> U-Boot 在运行时不会修改 Linux 设备树。 一旦加载 Linux 内核,U-Boot 就无法再控制设备树了。 2>> U-启动 检测 SoC 模型以避免使用不可用的资源,例如缺少 CPU 内核、GPU、NPU 等。此检测有助于防止系统在启动期间出现不稳定。 3 > > Linux 设备树对 U-Boot 的源代码或行为没有影响。 每个环境都独立使用自己的设备树。 4 > > t无需修改 U-启动 的源代码即可调整 Linux 使用的内核数量。 U-Boot 充当系统的引导加载程序,包括自动检测机制,以避免使用不可用的外围设备,这有助于防止 SoC 在启动期间出现故障。但是,一旦加载了 Linux 内核,它就完全依赖于设备树来了解哪些硬件资源可用。 如果设备树声明了 4 个 CPU 内核,但硬件只有 1 或 2 个,Linux 将尝试在不存在的内核上初始化和安排任务。这种不匹配可能导致内核慌乱或系统崩溃等严重问题。因此,在启动 Linux 之前,必须确保设备树准确反映实际的硬件配置。 核心配置应直接在传递给 Linux 内核的设备树中处理。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 我保存了该页面的快照,以防止像以前那样,回复意外消失。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core @Chavira 1.此问题涉及 U-Boot 在运行时修改 Linux 设备树。你提到的启动过程似乎与我们目前正在讨论的话题没有直接关系,对吗? 2。如果 U-Boot 启动代码已经在运行时根据熔丝指示的内核数量自动更新 Linux 设备树,那么为什么还需要在编译时修改设备树呢? 3.如果我们在编译时修改Linux设备树,这会干扰U-Boot根据熔丝设置对核心数量的运行时调整吗? 4。既然恩智浦发布的电路板支持包中的U-Boot代码已经包含了根据熔丝指示的内核数量在运行时自动更新Linux设备树的逻辑,那么为什么恩智浦支持工程师从一开始就没有向我们提及这一点呢? 这是否意味着 U-启动 代码的这一部分可能存在问题? Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 今天有更新吗?问题的原因找到了吗?为什么我的回复不见了?可以恢复吗? Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 我的帖子怎么不见了?社区管理员能否检查一下问题出在哪里? Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 谢谢 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 嗨,@hogole、 负责检测芯片型号的 U-启动 代码运行正常,没有任何错误。因此,我们不建议对 U-启动 进行任何修改,因为这些修改是不必要的。 不过,Linux 内核是独立运行的,为确保配置正确,我们建议移除已知无法运行的 CPU 节点。这有助于防止系统出现潜在的错误行为或不稳定性。 在这种情况下,两种方法都是有效的。 请参考以下方框图以了解启动过程: 顺祝商祺! 查维拉 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 你的回答让我更加困惑。你是说 BSP 中自动检测内核数量的代码是错误的吗?您的意思是我需要修改 DTS 文件以移除核心节点吗? 如果电路板支持包中自动检测内核数量的代码是正确的,恩智浦工程师为什么会建议修改DTS文件以删除核心节点? 哪一个是正确的? Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 嗨,@hogole、 推荐的方法是从设备树中删除相应的节点。 虽然 U-Boot 可以检测芯片型号及其可用功能,但禁用设备树中的节点可确保 Linux 内核不会尝试访问不支持的元器件。这尤其重要,因为帖子中提到的源与U-启动有关,而不是与内核有关。 请注意,这是一个公共社区,欢迎大家分享自己的经验。不过,我们强烈建议您遵循官方建议,以确保稳定性和兼容性。 致以最崇高的敬意, Chavira Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 一周过去了。恩智浦能否考虑回答我的疑问,以便我对目前正在进行的 iMX8MM 项目充满信心?我们需要恩智浦的专业支持。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 我相信这个社区的很多人都会同意我的观点。我们都相信恩智浦工程师的回答。如果让我们投票,绝大多数人肯定会考虑恩智浦工程师的答案。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 另外,我还想知道解释。 Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 最终的解释是什么? Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 最终的解释是什么? Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 最终的解释是什么? Re: A little confused about dtsi for imx8mm single core 最后的结论是什么?
View full article
引导过程 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本节介绍各种非易失性存储器类型或 UART 的 LPC32x0 启动过程。 根据启动设备,启动映像大小可能会受到限制。此限制可能会阻止所需的映像最初加载和执行 - 而是需要先加载较小的引导加载程序,然后使用它来加载和运行功能更强大的引导加载程序或应用程序。 LPC32x0 启动选项 LPC32x0 支持从小块和大块 NAND FLASH、SPI EEPROMS 或 FLASH、NOR FLASH 以及通过 UART 启动。在生产系统中,不使用 UART 启动方法。然而,UART 启动方法在早期电路板调试中非常有用, LPC32x0 的启动顺序如下:UART、SPI、NOR、NAND。可以禁用 UART 启动以减少启动时间。在尝试下一个启动设备之前,将先尝试每个启动设备。如果启动 ROM 找到将设备标识为可启动的特殊启动模式,则该设备可启动。系统可能有 SPI FLASH、NOR FLASH 和 NAND FLASH,并且尽管首先尝试了 SPI 和 NOR 方法,但只能从 NAND FLASH 启动。(例如,Phytec 3250 板具有所有这 3 个启动设备,但通常从 NAND FLASH 启动)。 当LPC32x0芯片复位时,内部启动ROM被执行。它查询每个设备以寻找用于标识设备是否可启动的特殊启动模式。第一个返回正确模式的设备将被引导 ROM 用作可引导设备。然后,引导 ROM 将从可引导设备(NAND 和 SPI FLASH)复制数据或将控制权转移到可引导设备(NOR FLASH)。 以下章节将解释每种启动方法。有关 LPC32x0 启动过程的更多信息,请参阅 LPC32x0 用户指南。 UART启动 UART 启动选项允许将二进制文件下载到电路板中,然后在 NAND、SPI 或 NOR FLASH 中运行任何代码之前执行。这对于将新图像刻录到 FLASH、测试简单应用程序或从损坏的启动代码中恢复主板很有用。 UART 启动与 CDL 包中的刻录工具一起使用,将引导加载程序编程到启动设备中。UART5 支持 UART 启动选项,因此新设计应该使 UART5 可用于调试。对于完全从 IRAM 运行的系统,这允许系统通过 UART 下载图像,一旦执行该图像,即可提供交互式访问。下载的交互式程序可用于带宽或内存测试、寄存器转储、进一步的图像加载或其他功能。 可以使用此启动方法使用S1L的初始版本来测试不同的 SDRAM 配置(使用附带的 SDRAM 初始化代码)。使用这种方法,可以大大简化 SDRAM 代码的启动和调试(推出新电路板时最棘手的问题之一)。 NOR FLASH启动 在从 NOR FLASH 启动的系统上,ARM 内核直接从地址 0xE0000004 开始执行 NOR FLASH 设备中的代码。地址 0xE0000000 处的前 4 个字节用于引导 ROM 所需的特殊引导模式值,以将设备标识为可引导并提供引导宽度(8、16 或 32 位)。 SPI FLASH/EEPROM启动 在从 SPI 启动的系统上,一个小图像从偏移量为 0x8 的 SPI EEPROM 或 FLASH 设备复制到地址为 0x00000000 的 IRAM 中。前 4 个字节用于引导 ROM 所需的特殊引导模式值。接下来的 4 个字节用于指定在 SPI 设备中偏移量 0x8 处加载的图像的大小。将图像加载到 IRAM 后,控制权转移到地址 0x00000000。 使用此方法可以加载的最大映像启动大小为 54K。 NAND闪存启动 在从 NAND FLASH 启动的系统上,一个小图像从 NAND 设备的块 0 或块 1 复制到地址 0x00000000 的 IRAM 中。NAND FLASH 启动的最大可启动映像大小为 54K,或 1 个块减 1 页,以较小者为准。引导块的第一页用于存储引导信息,例如引导映像大小和引导序列所用的引导 ROM 所需的值。 对于小块 NAND(每块 32 页,每页 512 字节),并且块的第一页专用于启动 ROM 启动信息,则最大启动大小为 31 页,每页 512 字节,即 15.5K。对于大块 NAND(64 页,每页 2K 字节),最大启动大小为 54K 字节。 启动 ROM 始终使用 MLC NAND 控制器进行 NAND 启动。这就需要将由引导 ROM 从 NAND 引导的引导映像通过 MLC NAND 控制器或 MLC NAND 控制器所需的 ECC 算法编程到 NAND 中。
View full article
eIQ Neutron NPU Lab Guides These lab guides provide step-by-step instructions on how to take a quantized TensorFlow Lite model and use the Neutron Compiler Tool found in eIQ Neutron SDK to convert the model to run on the eIQ Neutron NPU found on NXP MCU devices.  The eIQ Neutron NPU for MCX N Lab Guide  documents focus on using the Neutron Compiler tool found inside eIQ Neutron SDK to convert a model and then import that converted model into an eIQ MCUXpresso SDK example. There are labs for VSCode, GCC, and MCUXpresso IDE. The labs designed to run on the FRDM-MCXN947 but the same concepts can be applied to other MCX N boards as well. There is a similar NPU lab available for i.MX RT700 too.  Also be sure to also check out the Getting Started community post for more details on the eIQ Neutron NPU. You can also explore the TFLM Getting Started Guide for information on how to use your own model and data for inference.  --- Updated October 2026 for MCUXpresso SDK 26.09 MCXN NPU|ML
View full article
编程失败时 RT595 和 RT685 开发板的恢复方法 编程失败时 RT595 和 RT685 开发板的恢复方法 在RT595和RT685开发板的开发和使用过程中,开发人员经常遇到用户报告的一个常见问题:通过调试器进行编程时持续出现错误,导致无法重新编程板,实际上使其“砖化”。这些问题可能源自多种原因,例如FCB写入错误、下载过程中断或其他未知异常。 本文介绍了两种有效的恢复方法: 使用高效密码学标准(SEC)工具实用程序。 使用外部J-Link编程器。 注意:这两种方法都需要事先将RT595和RT685板设置为串行ISP模式。恩智浦发布了两块基于RT685的开发板(MIMXRT685-AUD-EVK和MIMXRT685-EVK)和一块RT595板。由于RT595板的操作方式与RT685板类似,本文使用MIMXRT685-AUD-EVK板进行演示。在此过程中,请确保SDK版本正确。 1. 准备:进入串行ISP模式 以MIMXRT685-AUD-EVK板为例,将开关SW5[1-3]设置为“ON OFF OFF”以进入串行ISP模式。这对应于以下引脚电平: PIO1_17:高 PIO1_16:高 PIO1_15:低 有关 ISP 引脚和启动模式之间的详细映射关系,请参阅 RT600 用户手册。 2. 方法1:使用SEC工具恢复  1. 准备:生成APP图像 导入SDK演示:打开MCUXpresso IDE,导入演示项目mimxrt685audevk_lpc_gpio_led_output_cm33。 修改项目设置:进行两个关键配置更改,确保图像生成成功。 生成Hex文件:配置完成后,版本项目以生成可供SEC工具使用的Hex文件。 2. 使用SEC工具 下载SEC工具:https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-secure-provisioning-tool:MCUXPRESSO-SECURE-PROVISIONING 创建工作区:发布SEC工具,并为MIMXRT685S创建新工作区。 选择连接方式:RT500和RT600支持USB、UART、SPI和I2C。选择其中之一(例如,通过J5使用UART,或通过J7使用USB)。一次只能使用一份协议。如果切换,请重启板。 配置闪存类型和测试:选择MIMXRT685-AUD-EVK的默认外部或非闪存,应用设置,并运行测试。 版本镜像:使用之前生成的应用程序镜像,然后点击“版本镜像”。    程序映像:将映像烧录到 RT685 芯片。 切换启动模式:关闭板电源,将启动模式设置为FlexSPI从PortB启动: PIO1_17:低 PIO1_16:高 PIO1_15:低 SW5[1-3]:“开 关 开” 再次给板上电。现在应该可以正常运行,并成功运行程序。 3. 方法2:使用J-Link编程器进行恢复 1. 准备:生成可刷写文件 将同一个演示项目导入 MCUXpresso IDE,并无修改地编译为 Hex 或 S19 文件。 从SEGGER官方网站下载并安装SEGGER J-Flash。 2. 硬件设置 电路板修改: 连接 JP2 的 2 号和 3 号引脚。 移除跳线JP17、JP18、JP19(确保p3已断开)。 将SW5设置为“ON OFF OFF”。 设备连接: 将J-Link Plus连接至板上的J19。 将J6连接到PC,给板上电。 3. 使用 J-Flash 进行编程 创建新项目:打开 J-Flash 并为 MIMXRT685S 创建一个新项目。注意:RT685 仅支持 SWD,不支持 JTAG。 闪存程序:加载Hex文件并将其闪存到板。   切换启动模式:闪存后,关闭板电源并将启动模式设置为FlexSPI从PortB启动: PIO1_17:低 PIO1_16:高 PIO1_15:低 SW5[1-3]:“开 关 开” 再次给板上电。现在应该可以正常运行,并成功运行程序。 结束语 通过遵循上述两种方法中的任一种,开发人员可以有效地从编程失败中恢复RT595和RT685开发板,并恢复正常操作。选择最适合您具体情况的方法。  i.MX RT600
View full article
AMF-DES-T2352 - Using the New ‘Pins Tool’ for i.MX Applications Processors The Pins Tool makes configuring, muxing and routing of pins very easy and fast. It provides real-time feedback of conflicts and provides an intuitive graphical interface with several views. The tool generates device tree and sources files which can be directly integrated into C/C++ applications. This training will provide explanation and demonstration of getting started on a new project with i.MX applications processors. The Pins Tool makes configuring, muxing and routing of pins very easy and fast. It provides real-time feedback of conflicts and provides an intuitive graphical interface with several views. The tool generates device tree and sources files which can be directly integrated into C/C++ applications. This training will provide explanation and demonstration of getting started on a new project with i.MX applications processors.
View full article
如何使用QorIQ LS系列处理器设计高能效产品 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议涵盖两个相关主题。第一部分将介绍新 QorIQ LS1 产品线的概述。会议的第二部分将探讨为新型 LS1021A QorIQ 处理器系列设计强大的电源分配网络的关键考虑因素。以新的 LS1021A 电路板为案例研究,我们将回顾电路板上使用的关键因素,例如效率、设计简化和电源系统管理技术,并讨论它们的使用方式和原因。本课程将帮助您了解设计电源分配网络时的关键概念。 由 Linear Technology 的 Sharad Khanal 和 Freescale 的 Satoshi Iida 介绍 2015 年 3 月 26 日在 DwF 硅谷发表 会话 ID:AMF-SNT-T1040 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议涵盖两个相关主题。第一部分将介绍新 QorIQ LS1 产品线的概述。会议的第二部分将探讨为新型 LS1021A QorIQ 处理器系列设计强大的电源分配网络的关键考虑因素。以新的 LS1021A 电路板为案例研究,我们将回顾电路板上使用的关键因素,例如效率、设计简化和电源系统管理技术,并讨论它们的使用方式和原因。本课程将帮助您了解设计电源分配网络时的关键概念。 由 Linear Technology 的 Sharad Khanal 和 Freescale 的 Satoshi Iida 介绍 2015 年 3 月 26 日在 DwF 硅谷发表 会话 ID:AMF-SNT-T1040 Layerscape 处理平台
View full article
KW36 - Reprogramming a KW36 device using the FSCI bootloader Introduction This document is a quick start guide to load a new software image in a KW36 device through FSCI (Freescale Serial Communication Interface) bootloader software. Also, it contains all the steps needed to install the software required in a Windows host to handle the FSCI communication protocol. Software Requirements IAR Embedded Workbench IDE or MCUXpresso IDE. FRDM-KW36 SDK. Hardware Requirements FRDM-KW36 board. Downloading the SDK When downloading the SDK, select your specific IDE or simply choose all toolchains as shown below. In the option "Add software component", ensure to select all middleware components as depicted below. Installing FSCI Host in Windows OS The host software for the Windows OS was designed to work in a Python environment. The following steps are to download and install the software needed to use FSCI in a Windows OS. Visit the Python web site and download the latest Python 2.7.x MSI installer package for Windows OS. Open the MSI installer package. When customizing the installation options, check "Add python.exe to Path" as shown below Complete the rest of the steps for the Python installation process. Unzip the FRDM-KW36 SDK. Depending on your Python environment architecture, copy the HSDK.dll from  \tools\wireless\host_sdk\sdk-python\lib\ to \DLLs (default in C:\Python27\DLLs). Download and install Visual C++ Redistributable Packages for Microsoft Visual Studio 2013 depending on the Windows architecture (vcredist_x86.exe or vcredist_x64.exe) from the Microsoft web site. Download and install the Microsoft Visual C++ Compiler for Python 2.7 from the following web site. To run Python scripts from the Command Prompt of Windows, we must create a system variable named PYTHONPATH. Search “System” in the Windows browser. Go to Advanced system settings -> Environment Variables… -> System variables. Click on the “New…” button and create the PYTHONPATH variable with the following value: \tools\wireless\host_sdk\hsdk-python\src. Programming the FSCI bootloader on FRDM-KW36 board Attach the FRDM-KW36 board to your PC. Drag and drop the “bootloader_fsci_frdmkw36.bin” from the previously unzipped SDK file, you can find this file in: \tools\wireless\binaries to your board. Like a common USB device. Creating a binary image to reprogram the device IAR Embedded Workbench Open the connectivity project that you want to program through the FSCI bootloader from your SDK. This example will make use of the heart rate sensor project, located at the following path: \boards\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\hrs\freertos\iar\hrs_freertos.eww . Open the project options window (Alt+F7). In Linker -> Config window, edit the “Configuration file symbol definitions” add the “gUseBootloaderLink_d=1” linker flag as shown below. Go to the “Output Converter” window and ensure that the output file is in binary format (.bin), otherwise, deselect the “Override default” checkbox, expand the “Output format” combo box and select “Raw binary. Click the OK button. Rebuild the project. The binary will be saved at:  \boards\frdmkw36\wireless_examples\bluetooth\hrs\freertos\iar\debug   MCUXpresso IDE Import your FRDM-KW36 SDK to MCUXpresso. Drag and drop your SDK on the "installed SDK's" toolbar. (In this step, it is not necessary to unzip the package). Open any connectivity project that you want to program through the FSCI bootloader from your SDK. This example will make use of the heart rate sensor project. Go to Project -> Properties, a new window will appear. Then, open the C/C++ Build -> Settings -> Linker -> Miscellaneous. Press the icon below, a new window will be deployed. Add “--defsym=gUseBootloaderLink_d=1”. Click on “Apply and Close”. Build the project. Deploy the “Binaries” icon in the workspace. Click the right mouse button on the “.axf” file. Select “Binary Utilities -> Create binary” option. The binary file will be saved at “Debug” folder in the workspace with “.bin” extension. Reprogramming an FRDM-KW36 board using the FSCI bootloader The following steps are to test the FSCI bootloader in a Windows OS. Search "Command Prompt" in the Windows browser. Run the "fsci_bootloader.py" Python script. Type the “python.exe” path in the console (default C:\Python27\python.exe). Drag and drop the “fsci_bootloader.py” from:  \tools\wireless\host_sdk\hsdk-python\src\com\nxp\wireless_connectivity\test\bootloader  on the command prompt screen. Search the COM Port of your FRDM-KW36 board and type in the console. You can find it typing ‘Device manager’ from windows home and then search it in Ports (COM & LPT) toolbar. As you can see in this example the port may change depending on each case. Search the binary image file (created in the last section). Drag and drop on the screen. Press “Enter” to start the firmware update trough FSCI bootloader. Automatically the KW36 device will trigger to run the new software. To see all your process running, you can download the ‘IoT Toolbox’ from the app store to your smartphone and connect your device with the board to verify the random data that the heart rate sensor example generates. BLE Software KW KW35 | 36
View full article
ニュー・キッド・オン・ザ・ブロック - 60 GHz Wi-Fi <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ユビキタスなコネクティビティの時代を駆け抜け、データに対する飽くなき需要が求められる中、高速コネクティビティソリューションの必要性はかつてないほど高まっています。60 GHzまたは802.11ad Wi-Fiは、家庭やオフィス、高密度の屋内または屋外スペース、フロントホールまたはバックホールアプリケーションなど、あらゆる場所でブロックを引き継ぐ新しい子供です。さらに、この分野は、このマルチギガビットレートスペクトルを最大限に活用するための革新的なアプローチを持つ多くの新しいティア2プレーヤーによって主に影響を受けています。NXPに参加して、当社のSoCがこのエコシステムを促進するためにどのように不可欠であるかを学びましょう。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ユビキタスなコネクティビティの時代を駆け抜け、データに対する飽くなき需要が求められる中、高速コネクティビティソリューションの必要性はかつてないほど高まっています。60 GHzまたは802.11ad Wi-Fiは、家庭やオフィス、高密度の屋内または屋外スペース、フロントホールまたはバックホールアプリケーションなど、あらゆる場所でブロックを引き継ぐ新しい子供です。さらに、この分野は、このマルチギガビットレートスペクトルを最大限に活用するための革新的なアプローチを持つ多くの新しいティア2プレーヤーによって主に影響を受けています。NXPに参加して、当社のSoCがこのエコシステムを促進するためにどのように不可欠であるかを学びましょう。
View full article
面向汽车电气化和ADAS的汽车安全电源管理解决方案 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 汽车架构的演变伴随着更多的混合动力和 ADAS 电力计算,要求电源管理也随之演变以适应应用和环境的变化。在本次会议中,您将了解汽车市场动态,并深入了解支持高达 ASIL D(FS66、FS84、FS85)应用的最新安全电源管理解决方案。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 汽车架构的演变伴随着更多的混合动力和 ADAS 电力计算,要求电源管理也随之演变以适应应用和环境的变化。在本次会议中,您将了解汽车市场动态,并深入了解支持高达 ASIL D(FS66、FS84、FS85)应用的最新安全电源管理解决方案。
View full article
INS-N2085 Simulity Labs:更大并不一定更好 - 使用 eSIM 节省参考设计中的空间 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用 eSIM 节省参考设计中的空间。eSIM(eUICC)及其对芯片组制造商和设备 OEM 的意义。如今,消费者想要更大的屏幕、更长的电池寿命、更大的存储空间、更丰富的媒体内容等等。eSIM 将带来的 (R) 变革是独一无二的、颠覆性的,可以与黑白电视变成彩色电视的时代相媲美。OEM 正在缓慢采用,但就像黑白电视时代一样,网络尚未准备好,就 eSIM 而言,移动运营商也尚未准备好! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用 eSIM 节省参考设计中的空间。eSIM(eUICC)及其对芯片组制造商和设备 OEM 的意义。如今,消费者想要更大的屏幕、更长的电池寿命、更大的存储空间、更丰富的媒体内容等等。eSIM 将带来的 (R) 变革是独一无二的、颠覆性的,可以与黑白电视变成彩色电视的时代相媲美。OEM 正在缓慢采用,但就像黑白电视时代一样,网络尚未准备好,就 eSIM 而言,移动运营商也尚未准备好! 洞察与创新
View full article
LPCキー feature_SPIFI <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LPC機能SPIFI 添付のドキュメントは、LPC MCUシリアルSPIFI機能の紹介とアプリケーションです トピック • SPIFIの紹介 • SPIFIパフォーマンス • SPIFIデバッグ • SPIFI ライブラリ • SPIFI フラッシュ コンテンツ保護の概要 日時:LPCキー feature_SPIFI <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 興味深い情報ですが、内部フラッシュとのパフォーマンスの比較もありますか。これはあなたのプレゼンテーションには欠けていると思います。 それについてコメントしていただけますか? ありがとうございます
View full article
SMI-N2003 Make Your Own 3D Printer with NXP Technology This class will show the benefits of NXP devices for 3D printing technology. The lecture will look at using microcontrollers, analog products, MOSFETs and other standard products as well as software algorithms like BLDC motor control to create a 3D printer. This class will show the benefits of NXP devices for 3D printing technology. The lecture will look at using microcontrollers, analog products, MOSFETs and other standard products as well as software algorithms like BLDC motor control to create a 3D printer. Smart Machinery & Industrial Automation
View full article