2314689_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2314689_ja-JP

2314689_ja-JP

MIMXRT700-EVK ブロック図の部品番号参照が間違っています

RT700 評価ボード ( MIMXRT700-EVK ) を使用していますが、ドキュメントに矛盾があることに気付きました。ブロック図では、Macronix フラッシュ メモリの部品番号がMX25UM51345GXDI00として記載されていますが、これはMX25UW51345GXDI00が記載されている BOM ファイルと一致しません。さらに、実際のボード上の部品番号はブロック図の部品番号と異なります。

WhatsApp Image 2026-02-09 at 16.15.15 (2).jpegWhatsApp Image 2026-02-09 at 16.15.15 (2).jpeg

WhatsApp Image 2026-02-09 at 16.15.14 (1).jpegWhatsApp Image 2026-02-09 at 16.15.14 (1).jpeg

これは、特にドキュメントを参照したり正しいデータシートを見つけようとしたりするときに混乱を引き起こします。現在 RT700-EVK で使用されているフラッシュ部品の正確な番号を教えていただけますか?また、可能であれば、NXP はこの特定のフラッシュ IC のデータシートを提供してもらえますか?それは私たちの発展にとって非常に役立つでしょう。

Re: MIMXRT700-EVK block diagram wrong part number reference

私は、この問題を報告したかっただけで、次のエラッタまたは RT700 EVK ボード マニュアルの次の改訂版で NXP がこれを考慮に入れることができるようにしたかったのです。データシートについては、Macronix にお問い合わせします。

Re: MIMXRT700-EVK block diagram wrong part number reference

こんにちは@prathamvoraさん

メモリの部品番号については BOM に従ってください。データシートについては、Macronix にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

パブロ

Re: MIMXRT700-EVK block diagram wrong part number reference

こんにちは、

この件についてご報告いただきありがとうございます。

今後の参考のために、次のリンクを使用して技術ドキュメントのフィードバックを送信することもできます。

技術ドキュメントに関するフィードバック | NXP Semiconductors

よろしくお願いします、
パブロ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-12-2026 02:28 AM
Updated by: