2270557_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2270557_ja-JP

2270557_ja-JP

最新の SDK_25_12_00 ではデバッグ ツールがグレー表示され、古い SDK_25_03_00 では正常に動作します

MCUXpresso IDE V25.6.136 を実行中+ SDK_25_12_00 を搭載した evkmimxrt685 ボード。デバッグが開始されると、すべてのデバッグ ツール (再開 ..) がグレー表示され、プロジェクトを実行できなくなります。古い SDK_25_03_00 では正常に動作しますが、SDK_25_06_00 および SDK_25_09_00 でも同じ問題が発生します。デバッグツールを復元するにはどうすればいいですか

Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00こんにちは、カルロス。これは、Hello World を含むすべての例で発生します。常に「void ResetISR(void)関数の最初の行、つまりstartup_mimxrt685s.cの行__asm volatile ("cpsid i") (行番号381)で停止します。スタートアップディレクトリ内のファイル。evkmimxrt685_dsp_mu_polling_cm33 を実行しようとしています。この例は 25.03 バージョンでは正常に動作します。以降のすべてのバージョン (06、09、12) でこの問題が発生します。24.03 以降の SDK バージョンでは IDE に何か変更を加える必要がありますか?スクリーンショットはあるのですが、どうやって投稿すればいいですか。ありがとう@bobvrRe: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00

こんにちは、カルロス。スクリーンショットを投稿します。

Hello Worldを含むすべてのサンプルで発生します。常に「void ResetISR(void)」関数の最初の行、つまりスタートアップディレクトリのstartup_mimxrt685s.cファイルの__asm volatile ("cpsid i")行(行番号381)で停止します。main()関数が実行されず、実行が開始されません。evkmimxrt685_dsp_mu_polling_ cm33を実行しようとしています。このサンプルはバージョン25.03では正常に動作します。それ以降のバージョン(06、09、12)ではこの問題が発生しています。24.03以降のSDKバージョンでは、IDEに何か変更を加える必要があるでしょうか?bobvrさん、ありがとうございます。

Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00

こんにちは@bobvr

お使いのコンピュータにインストールされている OS を教えていただけますか?Linux、Windows 10、Windows 11?

EVK の BOOT_SEL が正しく選択されているか確認してください。


Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00

こんにちは@bobvr

セットアップの詳細を共有していただきありがとうございます。

フラッシュを一括消去して、デバッグを再試行してください。

これを行うには、クイックスタートパネルでリンクサーバーアクションを変更してください。

carlos_o_0-1767979142309.png

その後、LinkServer プローブを使用してデバッグに戻します。

プロセス中にエラー メッセージが表示された場合は、スクリーンショットを共有してください。

Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00Dell Alder Lake デスクトップで Windows 11 を実行しています。ブート ジャンパー (JP1) は開いています。これは、マニュアル (MIMXRT685-AUD-EVKUM Rev 3 - 2023 年 7 月 21 日) によるとデフォルトです。これが「EVK の BOOT_SEL を確認する」という意味だと思います。ありがとうbobvrRe: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00カルロス、ありがとう。これを実行する前に、私は常に SEGGER J-Link プローブを使用しており、「SEGGER J-Link プローブを使用したフラッシュ アクションの消去」メニュー オプションがあることをお知らせしたいと思います。それを使用して消去する必要がありますか、それとも上記のようにリンク サーバー プローブを使用して消去する必要がありますか。Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00

カルロス、リンク サーバーで一括消去を試みましたが、エラー メッセージが表示されました - スクリーンショットを添付します。ありがとう

Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00

こんにちは、カルロス。Segger J-Link プローブを使用してフラッシュを削除しました (リンク サーバー プローブは Segger ファームウェアによって上書きされているため、リンク サーバー プローブではありません)。ARM コアと HiFi4 DSP の両方をデバッグするには、Segger プローブを使用する必要があることを理解しています。また、Segger ファームウェアを最新バージョン 8.98 にアップデートしました。デバッグ起動ファイルを削除し、起動時に新しいワークスペースを生成するためにワークスペースを削除し、ボードの電源を入れ直しました。まだ同じ問題です。デバッグセッションが実行中であると表示されますが、デバッグできません。前述したように、これは 03 以降のすべてのバージョン (06、09、12) で発生します。startup_mimxrt685s.c で停止します以前と同じようにファイルします。デバッガー コンソールに警告メッセージが表示されますが、これはおそらく無害です。「警告: 'main' をホスト エンコーディング (CP1252) から UTF-32 に変換できませんでした。

通常、このようなことは起きませんので、バグレポートを提出してください。

モニター実行 SetRestartOnClose=1


次のステップについてアドバイスをお願いします。ありがとう、bobvr。

Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00

こんにちは@bobvr

ご利用いただいていることを共有いただきありがとうございます。

リンク サーバーでデバッグを試みても問題は解決しませんか?エラーメッセージが表示された場合は、それを共有してください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-13-2026 02:26 AM
Updated by: