2294786_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2294786_ja-JP

2294786_ja-JP

S32K396-BGA-DC1 イーサネット コネクティビティ

S32K396 でイーサネットを使用することを検討し、コネクテッドのオプションを調査しています。

S32X-MB で利用可能な T1S PHY を使用できるという前提で、S32K396-BGA-DC1 を S32X-MB とともに購入しましたが、S32K396-BGA-DC1 はデフォルトで PHY 信号を MB コネクタではなく別の PHY 接続に配線するため、偶然にも SPI などの提供されている例の多くも破壊されてしまいます。

S32K396-BGA-DC1 ボード上のストラップ抵抗器が、代わりに MB 接続を使用するために再配線される場所にあるかどうかは完全には明らかではありません。デザインリソースではガーバーのみが提供されており、ネットとコンポーネントの情報が欠落しているため、ボード設計の操作が不必要に困難になっています。ボード用の、もっと簡単に理解できるデザインリソースはありますか?

あるいは、S32K396-BGA-DC1 の PHY コネクタで動作する PHY ボードはどれですか?



Re: S32K396-BGA-DC1 ethernet connectivity

はい、100BASE-T1 を意味しました。

抵抗器を見つけることができました。検索可能なメタデータがない状態でボードを視覚的に検索する必要がある場合、非常に時間がかかります。

TJA1103-SDBR ボードの入手可能性は少し低いです。MACSEC を使用していない場合でも、TJA1104-SDBR は動作すると思われます。

Re: S32K396-BGA-DC1 ethernet connectivity

こんにちは@Henrik-Wiresさん

念のためお伝えしますが、 S32X-MBにはT1S PHYはありません。100BASE-T1のTJA1103が搭載されています。

はい、S32K396 の EMAC はデフォルトで SABRE コネクタにルーティングされます。PCBに関しては、利用できるファイルはもうありません。ただし、PCB 上の白いラベルのおかげで、ストラップ抵抗器の位置を特定することができます。

または、 https://www.nxp.com/part/TJA1103-SDBRS32K396-BGA-DC1 の SABRE コネクタに適合します。

PavelL_0-1768555252868.pngPavelL_0-1768555252868.png

TJA1103-SDBR は、TXC でクロックを生成するために rev-RMII モードにする必要があります -> ジャンパー 2-3 を CONFIG4 に追加します。

PavelL_1-1768555489363.pngPavelL_1-1768555489363.png


よろしくお願いいたします。

パベル

Re: S32K396-BGA-DC1 ethernet connectivity

こんにちは@Henrik-Wiresさん

はい、 TJA1104-SDBR は TJA1103-SDBR と同様に動作するはずです。

よろしくお願いいたします。

パベル

Re: S32K396-BGA-DC1 ethernet connectivity

CONFIG を確認するようお知らせいただきありがとうございます。配信時のデフォルト構成は「異なります」。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-05-2026 05:26 AM
Updated by: