2331045_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2331045_zh-CN

2331045_zh-CN

imx93evk 板可以支持 GNOME 吗?

亲爱的先生

我下载了 https://www.nxp.com/lgfiles/sdk/lsdk2512/nxp_apps_debian_lsdk2512_imx93evk.deb 然后在 imx93evk 板上安装了 nxp_apps_debian_lsdk2512_imx93evk.deb。安装后,没有 GNOME + GDM3。因此,我使用以下命令安装了它们:
apt update
apt install gdm3 task-gnome-desktop
systemctl enable gdm3
systemctl start gdm3

安装 GNOME + GDM3 后,重启通常会挂起。我的疑问GNOME + GDM3 无法运行 imx93evk。为什么? 看来 LSDK-24.12_DEBIAN-12_LF-6.6.36 没有这个问题。

我在 imx8mpevk 上安装了 nxp_apps_debian_lsdk2512_imx8mpevk.deb,出现了 GNOME + GDM3,一切正常。


谢谢。


Re: Can imx93evk board support GNOME?

在我们较新的软件版本中,我们不再专注于在 imx93 主板上支持 GNOME。主要原因是i.MX93不包含显卡。当纯粹在 CPU 上运行 GNOME 和 GDM 时,系统资源消耗会变得非常高,整体用户体验也会明显下降。但是你使用旧版本在 imx93 主板上使用 gnome

如果您想继续使用 GNOME 并获得更好的性能,我们建议您评估我们的 i.MX8MP 平台,该平台包含 GPU,可提供更加流畅的 GNOME 体验。

如有任何问题,请告诉我。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎03-24-2026 02:37 AM
更新者: