Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
[imx95] v4l2-ctl 视频捕获错误 VIDIOC_STREAMON 返回 -1(管道损坏) 大家好, 我们正在将 nvp6188a 移植到 imx95 evk 主板,linux 内核版本:L6.12.38 nvp6188a 是一款四通道模拟输入到 mipi csi 输出芯片。 它的 mipi csi 连接到 imx95 的 mipi rx csi0,使用"virtual-channels" 传输 4 通道 1080p 数据,数据格式:数据格式:YUV422 8 位,数据顺序:UYVY:UYVY。 我们可以看到 nvp6188a 在启动阶段已经初始化得很好; 在执行流捕获命令之后: " v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video-width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' --strean-mmap=4" 我们总是收到这样一条令人心碎的信息: VIDIOC_STREAMON 返回 -1 (管道断裂) 我们尝试了很多方法,但总是弹出这样的信息。 附件中有 nvp6188a 驱动程序、dts 文件、media-ctrl 和 dmesg 信息。 如蒙指教,不胜感激。 谢谢! 祝你愉快 Re: [imx95] v4l2-ctl video capture error VIDIOC_STREAMON returned -1 (Broken pipe) 重新附加文件 Re: [imx95] v4l2-ctl video capture error VIDIOC_STREAMON returned -1 (Broken pipe) 你好 不幸的是,我们没有移植此 NVP6188A 的参考文档,并且我们的 BSP 默认不支持此功能。你可以尝试使用我们的 MX8XMIPI4CAM2 板作为参考,与你的自定义驱动程序进行比较。 检查您的设备树后,我没有发现语法问题。 您收到的错误日志可能是由于格式不匹配或 CSI 端口未激活造成的,但这与相机驱动程序有关。 我建议您检查 CSI 车道是否有活动。 顺祝商祺! Re: [imx95] v4l2-ctl video capture error VIDIOC_STREAMON returned -1 (Broken pipe) 您需要配置链接/路径和格式,然后才能流式传输数据。 例如 # 配置链接 media-ctl -d /dev/media0 -l '"camera 2-0030":0 -> " csidev-4ad30000.csi":0[1]' media-ctl -d /dev/media0 -l '"csidev-4ad30000.csi":1 -> " 4ac10000.syscon:formatter@20":0[1]' media-ctl -d /dev/media0 -l '"4ac10000.syscon:formatter@20":1-> " crossbar":2[1]' media-ctl -d /dev/media0 -l '"crossbar":7 -> " mxc_isi.2":0[1]' media-ctl -d /dev/media0 -l '"mxc_isi.2":1-> "mxc_isi.2.捕获":0[1]' #Configure 路由 media-ctl -d /dev/media0 -R '"crossbar" [2/0 -> 7/0 [1]]' media-ctl -d /dev/media0 -R '"csidev-4ad30000.csi" [0/0 -> 1/0 [1]]' media-ctl -d /dev/media0 -R '"4ac10000.syscon:formatter@20"[0/0 -> 1/0 [1]]' # 配置格式 media-ctl -d /dev/media0 -V '"csidev-4ad30000.csi":0/0 [fmt:YUYV/1920x1080 field:none]' media-ctl -d /dev/media0 -V '"csidev-4ad30000.csi":1/0 [fmt:YUYV/1920x1080 field:none]' media-ctl -d /dev/media0 -V '"4ac10000.syscon:formatter@20":0/0[fmt:YUYV/1920x1080 field:none]' media-ctl -d /dev/media0 -V '"4ac10000.syscon:formatter@20":1/0[fmt:YUYV/1920x1080 field:none]' media-ctl -d /dev/media0 -V '"crossbar":2/0 [fmt:YUYV/1920x1080 field:none]' media-ctl -d /dev/media0 -V '"crossbar":7/0 [fmt:YUYV/1920x1080 field:none]' media-ctl -d /dev/media0 -V '"mxc_isi.2":0/0[fmt:YUYV/1920x1080 field:none]' media-ctl -d /dev/media0 -V '"mxc_isi.2":1/0[fmt:YUYV/1920x1080 field:none]' Re: [imx95] v4l2-ctl video capture error VIDIOC_STREAMON returned -1 (Broken pipe) 酷~ 现在可以用了。谢谢。
View full article
S12Z - 通过累积写入模拟 Flash 中的 ECC 错误 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 此示例通过对同一闪存区域进行累积写入而不进行擦除来模拟 ECC 问题。 Flash 擦除操作将所有位设置为 log1。Flash 编程操作可能会使位单元保持 log1 状态 或者将其改为log0状态,但不能相反。 S12Z MCU Flash 受 39 位 ECC 方案保护。每个对齐的 32 位都受到带有 ECC 校验和的额外 7 位的保护。 用户无法访问 ECC 值。 每次读取 Flash 时都会触发内部逻辑的 ECC 检查。用户数据中的单位错误可以通过 ECC 校验和来纠正。 双比特错误无法纠正。 ECC 保护也在闪存控制器命令中实现,结果由 MGSTAT 位发出信号。 第一种情况模拟读取过程中的单位 ECC 错误。第二次写入后的 MGSTAT 位为 0b10 由于写入验证时只有 1 位不同(可纠正错误) 第二种情况模拟读取过程中的单位 ECC 错误。第二次写入后的 MGSTAT 位为 0b11 由于写入验证期间有超过 1 位不同(不可纠正的错误) 第三种情况模拟读取过程中的双位ECC错误。第二次写入后的 MGSTAT 位为 0b11 由于写入验证期间有超过 1 位不同(不可纠正的错误) 选择闪光模式是为了突出显示所描述的行为,它们没有任何实际意义。 正常运行时不允许累积写入!!! 此示例中的代码仅应用于设计测试 - 不应用于生产!!! 请查看 prm 文件。地址范围 0xFF0000-0xFF01FF 不包含在默认 ROM 中,用作用户闪存 扇区大小为 512 字节 = 64 个短语。 注意:PFLASH_Program() 函数已更新 - 跳过擦除验证     希望这对您有帮助。 Radek 概述
View full article
S32K144EVB-Q100 は recvMsg で受信した CAN FD データを表示しません。 こんにちは、 S32K144EVB-Q100 を CAN FD 経由でデータを受信するスレーブとして設定しようとしていますが、S32 Design Studio の変数の recvMsg に受信したデータが表示されません。送信側ではデータが正しく送信されていることを確認しました。プロジェクトのzipファイルを添付しました。 どうか助けてください。
View full article
PCS DSPI 始终处于活动状态 hi 早上好 我对 DSPI 的行为非常赞赏。使用 KV58 塔......SDK 中的示例运行正常。我可以选择 CS0 的极性。 我的应用程序使用的驱动程序 SPI 只是复制粘贴。而 CS0 始终处于激活状态。 我看了一遍又一遍......我找不到原因。 如果有人愿意花一点时间,我可以发送文件或整个项目。 我感谢每一份支持 皮耶罗 Re: PCS DSPI always active hi 你好,我是 ,我有一个了不起的修复和问题。 这是 DSPI 初始化的代码 static bool MCP23S17_DspiInit(void) { dspi_master_config_t masterConfig; uint32_t srcClock_Hz; CLOCK_EnableClock( kCLOCK_Spi0 ); DSPI_Deinit( MCP23S17_DSPI_BASE ); DSPI_MasterGetDefaultConfig(&masterConfig); masterConfig.whichCtar = MCP23S17_DSPI_CTAR; masterConfig.ctarConfig.baudRate = MCP23S17_SPI_BAUDRATE; masterConfig.ctarConfig.bitsPerFrame= MCP23S17_SPI_BITS_PER_FRAME; masterConfig.ctarConfig.cpol = MCP23S17_SPI_CPOL; masterConfig.ctarConfig.cpha = MCP23S17_SPI_CPHA; masterConfig.ctarConfig.direction = MCP23S17_SPI_SHIFT_DIR; masterConfig.ctarConfig.pcsToSckDelayInNanoSec= MCP23S17_DELAY_NS; masterConfig.ctarConfig.lastSckToPcsDelayInNanoSec= MCP23S17_DELAY_NS; masterConfig.ctarConfig.betweenTransferDelayInNanoSec= MCP23S17_DELAY_NS; /* 启动时的默认 PCS;实际 PCS 由稍后通过 configFlags 选择 */ masterConfig.whichPcs = MCP23S17_DSPI_PCS0; masterConfig.pcsActiveHighOrLow= kDSPI_PcsActiveLow; masterConfig.enableContinuousSCK= false; masterConfig.enableRxFifoOverWrite= false; masterConfig.enableModifiedTimingFormat= false; masterConfig.samplePoint = kDSPI_SckToSin0Clock; srcClock_Hz = MCP23S17_DSPI_CLK_FREQ; if (srcClock_Hz == 0U) { return false; } DSPI_MasterInit(MCP23S17_DSPI_BASE,&masterConfig, srcClock_Hz); SPI0->MCR |= (0x003F0000); return true; } 这里的惊喜是 SPI0->MCR |= (0x003F0000); 这一行需要存在 ..在初始化之后,尽管明确设置为低电平激活 CS,但 CS 始终为高电平激活。但 SDK 中的程序是一样的。因此, ,给我解释一下到底哪里出了问题。 谢谢 Pietro Re: PCS DSPI always active hi 你好@pietrodicastri 请参考 SPIx_MCR 寄存器中的 PCSIS 字段。当某位设置为 0 时,PCSx 的非活动状态为低电平,高电平表示活动状态。还需注意的是,该位的作用仅在模块启用时才会发生。确保在启用 SPI 接口前正确配置该位。 BR 爱丽丝
View full article
NUM_OF_CONFIGURED_PINS_InitPeripherals 大于 g_pin_mux_InitConfigArr_InitPeripherals 的大小 正如帖子标题所说,设计中初始化的引脚数量少于代码生成的引脚数量,导致在这样的调用中运行时崩溃: Port_Ci_Port_Ip_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_PCACC_InitPeripherals, g_pin_mux_InitConfigArr_PortContainer_0_PCACC_InitPeripherals); 下面是一些详细信息: 使用的芯片:采用 144 引脚封装的 S32K148 集成开发环境:S32 Design studio 3.6.2在 Windows 11 上运行 RTD 3.0.0 版 生成的 NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_PCACC_InitPeripherals : 127 g_pin_mux_InitConfigArr_PortContainer_0_PCACC_InitPeripherals 的实际大小: 123 而 "实际大小 "和 "生成大小 "之间的差值始终是 4;如果我再初始化一个引脚,这两个差值都会增加 1。 此外,还有一个不断变化的问题 NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_PCACC_InitPeripherals_deinit 总是比 NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_PCACC_InitPeripherals 多 4 个(即我的情况是 131)。我不清楚为什么这与 NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_PCACC_InitPeripherals 不同。 有趣的是,数组 g_pin_mux_initConfigarr_portContainer_0_pcacc_initPerheriperals_deinit 的大小与 g_pin_mux_initConfigarr_portConfigarr_portContainer_0_pcacc_initPerherals_deinit 的大小与 g_pin_mux_initConfigarr_portContainer_0_pcacc_initPerherals_deinit 的大小相同(设置为将引脚恢复为默认值,但阵列大小相同,这是有道 是我做错了什么,还是生成的代码有问题?另外,我建议,与其生成一个可能(而且似乎**是)与预期值不同的常量,为什么不使用类似于 sizeof(g_pin_mux_InitConfigArr_PortContainer_0_PCACC_InitPeripherals)/sizeof(Port_Ci_Port_Ip_PinSettingsConfig) Re: NUM_OF_CONFIGURED_PINS_InitPeripherals larger than size of g_pin_mux_InitConfigArr_InitPeriphera Hi@durga_choudhury 请与我分享您的项目,我无法重现这个问题。 Re: NUM_OF_CONFIGURED_PINS_InitPeripherals larger than size of g_pin_mux_InitConfigArr_InitPeriphera 你好@Senlent 您想访问哪些文件/目录?我想我们的应用程序与您无关,但我可以与您分享所有自动生成的代码和 .mex锉刀换句话说,除了我们的嵌入式应用程序所在的两个 "src "和 "inc "目录外,我可以与你共享所有文件。有没有安全的文件库可以让我上传这些文件? Re: NUM_OF_CONFIGURED_PINS_InitPeripherals larger than size of g_pin_mux_InitConfigArr_InitPeriphera 关于这一点,还有一条相关信息可能会对您的重现有所帮助: 当我打开示例项目 Gpio_Dio_Ip_Example_S32K148 时,也无法重现这个问题。不过,我的项目与这个项目有一个不同之处(我的项目是从零开始创建的,而不是扩展现有项目,而且它还使用了非自动搜索功能(即......))。低级")驱动程序,所以这部分与我提到的例子相同): 在我的项目中,该工具正在生成一个额外的常数 NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_ _InitPeripherals_deinit 和一个额外的数组 g_pin_mux_InitConfigArr_PortContainer_0_ _InitPeripherals_deinit 在示例项目中没有创建这些值,而且正如我所提到的,这些值总是比相应的 "init "值多 4 个(已经比正确值多 4 个)。 这说明我可能没有正确配置工具,但我不知道我做错了什么。 Re: NUM_OF_CONFIGURED_PINS_InitPeripherals larger than size of g_pin_mux_InitConfigArr_InitPeriphera 你好@Senlent 我刚刚上传了我们项目的一个精简版本,它重现了这个问题。如果您需要我们提供其他信息,请告诉我。 Re: NUM_OF_CONFIGURED_PINS_InitPeripherals larger than size of g_pin_mux_InitConfigArr_InitPeriphera Hi@durga_choudhury 我无法重现您的问题,如果您能提供一个可以重现该问题的项目,我将不胜感激。 我只需要您创建一个能重现您的问题的非常简单的项目,然后提供给我。 Re: NUM_OF_CONFIGURED_PINS_InitPeripherals larger than size of g_pin_mux_InitConfigArr_InitPeriphera Hi@durga_choudhury 我已经在案件:00755855 中回复了您 Re: NUM_OF_CONFIGURED_PINS_InitPeripherals larger than size of g_pin_mux_InitConfigArr_InitPeriphera 你好@Senlent 我很乐意分享这个项目,用一个简单的主函数替换我们的应用程序代码,你仍然可以在目标版本上运行和版本目标板。这是为 S32K148 144 引脚目标设计的。 我应该如何将它发送给您?你们有文件共享服务器吗?由于我们是一家大公司,您可能会为我们指定一个文件存放位置,但我可以通过任何适合您的方式向您发送压缩项目。非常感谢你们的支持。
View full article
i.MX95 プラットフォームにおけるカプセルアップデートのサポートと問題 こんにちは、 現在、i.MX Linux ユーザー ガイドに記載されている手順に従って、i.MX95 プラットフォームでカプセル更新機能をテストしています。ただし、efidebug boot add コマンドの実行中に問題が発生します。 私が従っている順序は次のとおりです。 U-Boot > env set dfu_alt_info "mmc 1=1 raw 0x42 0x2000" U-Boot > setenv serverip 10.192.242.218; dhcp $loadaddr capsule1.bin U-Boot > fatwrite mmc 1:1 ${loadaddr} /EFI/UpdateCapsule/capsule1.bin 0x ${filesize} U-Boot > efidebug boot add 0 Boot0000 mmc 1:1 capsule1.bin U-Boot > efidebug ブート 次へ 0 U-Boot > setenv -e -nv -bs -rt -v OsIndications=0x04 U-Boot > efidebug カプセル ディスク更新 次のステップで: U-Boot > efidebug boot add -b 0 Boot0000 UpdateCapsule mmc 1:1 /EFI/UpdateCapsule/capsule1.bin 次のエラーが表示されます: ** デバイス仕様 UpdateCapsule mmc が不正です ** ** デバイス仕様 UpdateCapsule mmc が不正です ** 「UpdateCapsule mmc」のデバイス パスを作成できません U-Boot のブート エントリとしてカプセル ファイルを追加するための正しい構文についてアドバイスをいただけますか? さらに、i.MX95 プラットフォームがカプセル アップデートを正式にサポートしているかどうかを確認したいと思います。当社の BSP では、 soc.makファイルには capsule1.bin の生成のサポートが含まれていません。テスト目的で、 mkeficapsuleを使用してカプセル バイナリを手動で作成しました。 i.MX95 でカプセル更新サポートを有効にするために追加の構成が必要かどうか、またはこれに関して更新された BSP またはガイドラインがあるかどうかをお知らせください。 サポートありがとうございます。 よろしくお願いします、 ラフル・R   Re: Capsule Update Support and Issues on i.MX95 Platform こんにちは、Rahul さん。ユーザー ガイドの Yocto ビルド手順に従っているときに、capsule1.bin が見つからないという同じ問題が発生しています。解決できましたか? Re: Capsule Update Support and Issues on i.MX95 Platform こんにちは、 カプセルアップデートはMX95でサポートされているので、ご確認ください。 カプセルアップデート カプセルの更新を行うには、次のコマンドを使用します。 · SDの場合: U-Boot > env set dfu_alt_info "mmc 1=1 raw 0x42 0x2000" · eMMCの場合: U-Boot > env set dfu_alt_info "mmc 2=1 raw 0x42 0x2000 mmcpart 1" U-Boot > efidebug boot add 0 Boot0000 mmc 1:1 capsule1.bin;efidebugブートネクスト 0 U-Boot > setenv serverip 10.192.242.218;dhcp$loadaddr capsule1.bin;ファットライトmmc 1:1 ${loadaddr} /EFI/UpdateCapsule/capsule1.bin 0x ${filesize} U-Boot > setenv -e -nv -bs -rt -v OsIndications =0x04 U-Boot > efidebug capsule disk-update reset U-Boot を中断しないでください。ボードを grub に実行します。grub を実行する前に、ブートローダーを自動的に更新し、capsule1.bin を削除する必要があります。そしてボードを再度再起動します。ボードは更新された U-Boot で起動します。 よろしく Re: Capsule Update Support and Issues on i.MX95 Platform こんにちは 、 i.MX Linuxユーザーガイドに従って、conf/local.confにMACHINE_FEATURES:append = " stmm"を追加してcapsule1.binを生成しました。 ただし、この変更を加えて bitbake imx-boot を実行した後、do_deploy タスク中に次のビルド エラーが発生しました。 エラー: imx-boot-1.0-r0do_deploy: 実行エラー(...) インストール: '.../git/iMX95/capsule1.bin' を stat できません: そのようなファイルまたはディレクトリはありません ビルドはcapsule1.binを展開しようとしているようです。予期されるパスには存在しません。 この問題を解決する方法についてアドバイスをいただけませんか?capsule1.bin を生成するために、不足している構成や追加の手順が必要ですか? ご指導をお待ちしております。 よろしくお願いします、 ラフル・R Re: Capsule Update Support and Issues on i.MX95 Platform こんにちは、 i.mx95にも使えます。 よろしくお願いします。 Re: Capsule Update Support and Issues on i.MX95 Platform あなたが言及した作業手順のステップ 4、具体的には次の部分について質問があります。 「8MMini を起動し、ブートローダーで停止して以下のコマンドを実行します。」 これらのコマンドが 8MMini プラットフォームに固有のものなのか、それともブートローダーで停止して上記のコマンドを実行することで MX95 でも実行できるものなのかを明確にしていただけますか? ご返信をお待ちしております。 ありがとう、よろしく。 ラフル・R Re: Capsule Update Support and Issues on i.MX95 Platform こんにちは、 カプセルを BOOT パーティションではなく EFI システム パーティションにコピーするように手順を調整した後、これを機能させることができました。作業手順は次のとおりです。 Mx95 SystemReady-IR認定ブートローダーをSDカードに書き込む mmcblk1p1 パーティションを EFI としてマークする (fdisk ツールを使用) efiパーティションに/EFI/UpdateCapsule/パスを作成し、そこにcapsule1.binをコピーします。 8MMini を起動し、ブートローダーで停止して、以下のコマンドを実行します。 u-boot=> env set dfu_alt_info "mmc 1=1 raw 0x42 0x2000" u-boot=> efidebug boot add 0 Boot0000 mmc 1:1 capsule1.bin;efidebug boot next 0 u-boot=> setenv -e -nv -bs -rt -v OsIndications =0x04 u-boot=> efidebug capsule disk-update /*at this point the bootloader is update*/ u-boot=> savee u-boot=> reset リセット後、capsule1.binファイルは削除され、ボードは新しいブートローダで起動するはずです。 よろしくお願いします。
View full article
HashDataDefSrv 返回参数无效 你好,@lukaszadrapa ,我正在使用 HseResponse = HashDataDefSrv(HSE_HASH_ALGO_SHA2_256,(uint32_t) sizeof(test)、test,&image_hash_length,image_hash,HSE_SGT_OPTION_NONE); 函数来计算存储为 const uint_8 [] 的图像的 HASH,但我得到的返回结果是 Parameter Invalid(参数无效)。于是我决定在一个更小的数组上测试哈希值,但也遇到了类似的问题。 请帮助解决这个问题! 此外,在使用 HSE 和 RTD 3.0.0 时,我还发现了一个小问题、即:- 当我在没有任何断点的情况下运行代码时,我的 HSE 应用程序接口总是响应 NOT_OK(not ok 意味着除了 HSE_OK 或 HSE_SUCCESS 之外的任何其他意思),但当我手动跳过这些应用程序接口时,我得到的是 HSE_SUCCESS Re: HashDataDefSrv returns Paramter Invalid 你好@lukaszadrapa 我试过你的解决方案(禁用 D_CACHE_ENABLE),但没有用。 而你却只字未提我的附加问题。 Re: HashDataDefSrv returns Paramter Invalid 你好@R_S002 第一步,您是否可以尝试禁用项目中的数据缓存?这是 HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM 错误的常见原因 。用于与 HSE 通信的所有数据对象必须强制使用非高速缓存内存。禁用数据缓存可以快速确认是否存在这种情况。 此致, Lukas Re: HashDataDefSrv returns Paramter Invalid 如果不是数据缓存造成的,我需要这两个问题的更多细节。 关于哈希服务,您能否在将其发送给 HSE 之前截取一张服务描述符的截图? 关于第二个问题,您能否检查一下 HSE 返回的错误代码是什么?如果步进代码时能正常工作,则可能是某种时间问题或一致性问题。在执行这些 HSE 服务时,您是否尝试过禁用中断? Re: HashDataDefSrv returns Paramter Invalid hi@lukaszadrapa 我一回到办公室就会提供服务描述符 第二个问题返回 HSE_SRV_RSP_NOT_SUPPORTED。您能更准确地说明"禁用中断" 吗? Re: HashDataDefSrv returns Paramter Invalid 你好@lukaszadrapa HASH 函数执行前的图像 Re: HashDataDefSrv returns Paramter Invalid 我在板上做了非常快的测试,我能看到同样的问题。我从未遇到过散列问题,让我检查一下是怎么回事。我今天没时间,下周再检查。 此致, Lukas Re: HashDataDefSrv returns Paramter Invalid 好吧,很可能是 pHashLength 导致的。该指针指向的变量必须初始化为哈希缓冲区的大小。不能为零。HSE 服务 API 参考手册说: " 输入/输出:指向存储以字节为单位的哈希长度的 uint32_t 位置的指针。 在调用此服务时,此参数应包含主机提供的缓冲区大小。 主机提供的缓冲区大小。请求完成后,应存储 返回值的实际长度。如果缓冲区 小于散列大小,散列将被截断" 因此,请检查该参数的内容。 Re: HashDataDefSrv returns Paramter Invalid 能否举例说明您是如何尝试并验证 HASH 函数的? Re: HashDataDefSrv returns Paramter Invalid 下面是我过去用过的一个简单例子: int main(void) { hseSrvResponse_t HseResponse; uint8_t hash_result[64] = {0U}; uint32_thash_length = 64U; /* 检查 Fw 安装状态*/ WaitForHSEFWInitToFinish(); /* 使用的测试向量:https://www.di-mgt.com.au/sha_testvectors.html*/ /* 输入信息:一百万 (1,000,000) 次重复字符"a" (0x61)。*/ /* SHA-512 */ /* 预期结果:*/ /* e718483d0ce76964 4e2e42c7bc7bc15b463 8e1f98b13b204428 5632a803afa973eb de0ff 244877e60a 4cb0432c577c31b eb009c5c2c249a2e 4edb2c49a2e 4ead0f2477e60a 4c0432c5c2c49a2e 4edb2c49a2e 4ead0f2477ea 60a 4c0432c5c2c49a2e 4ead9a2e 17ad8cc09b */ HseResponse = HSE_HashDataBlocking ( MU0, HSE_ACCESS_MODE_ONE_PASS, 0, HSE_HASH_ALGO_SHA2_512, 0x408000U、/* 使用附带的 cmm 脚本将 100 万个 "a "字符编程到此地址 */ 1000000, /* 数据长度 100 万 */ hash_result, & hash_length ); for (;;) { } } 要散列的数据是通过外部脚本编程到闪存中的。
View full article
eIQ NXP 微控制器入门指南 eIQ® 由多个硬件和软件组件构成,旨在使用户能够在嵌入式设备上运行机器学习模型。NXP 微控制器 eIQ 的一些关键组件包括: eIQ Time Series Studio- 用于创建和部署用于时间序列分析的经典机器学习和神经网络模型的 PC 工具 eIQ 推理引擎——作为 MCUXpresso SDK 或 Yocto Linux 的一部分,用于在嵌入式设备上对预训练模型进行推理。MCU 的选项包括 TensorFlow Lite,以及即将推出的 ExecuTorch。 eIQ Neutron NPU- 一种加速器核心架构,嵌入在特定的 NXP 设备中,例如MCX N和i.MX RT700,用于加速神经网络模型的推理 eIQ Neutron SDK-包含中子变流器工具,用于使用 eIQ Neutron NPU 加速模型 eIQ Model Zoo- 浏览在 NXP 芯片上测试过的模型 eIQ Model Watermarking Extension——增强自定义模型的版权保护 eIQ Model Creator - 与 ModelCat 合作进行基于视觉的模型开发 在NXP设备上使用AI/ML有两条主要路径。 使用eIQ Time Series Studio为时间序列应用生成并部署模型 使用 eIQ 推理引擎部署预训练的神经网络模型 本附带的实验将涵盖第 2 种选项,展示如何运行 MCUXpresso SDK 中的 TensorFlow Lite for Microcontrollers(TFLM)推理引擎示例。在 MCUXpresso SDK 中,以下 NXP 设备支持 TFLM: MCX N i.MX RT500 i.MX RT600 i.MX RT700 i.MX RT1050 i.MX RT1060 i.MX RT1064 i.MX RT1160 i.MX RT1170 i.MX RT1180 有关如何下载 eIQ 推理引擎软件库以及使用 VS Code、MCUXpresso IDE、IAR、Keil MDK 或 ARM GCC 运行该库的完整详细信息,请参阅附带的入门指南。 欲了解有关 eIQ 及 i.MX RT 系列的一些实操实验室的更多信息,请参阅以下链接: 适用于 MCU 的 eIQ 软件: MCU的eIQ库在MCUXpresso SDK Builder或Github上 用于时间序列应用的 eIQ Time Series Studio(TSS) eIQ Neutron SDK(用于中子变流器工具) MCU 动手实验室 eIQ Time Series Studio 入门实验室 i.MX RT700 NPU 入门实验室 MCX N NPU 入门实验室 TFLite for Microcontrollers 入门实验室   相关资源: eIQ TSS 文档 eIQ MCUXpresso SDK 文档 eIQ 常见问题解答 用于 AI/ML 示例的 Application Code Hub 用于 i.MX 应用处理器的 GoPoint 由 ModelCat.ai 提供的 eIQ Model Creator eIQ模型库 eIQ Neutron NPU 研究论文 eIQ 应用说明 i.MX RT700 eIQ Neutron NPU 启用和性能 (AN14700) i.MX RT700 USB 摄像机对象检测(AN14718),带软件 深入探索 TensorFlow 量化器调试器工具 (AN14493) 使用 TF-Lite 中的 K-Means 聚类进行 eIQ 异常检测 (AN12766) 迁移学习和数据集 (AN12892) 使用TensorFlow Lite进行手写数字识别 (AN12603) 使用 CMSIS-NN 库在 MNIST 数据集上开发 Caffe 模型 (AN12781) 带 TensorFlow Lite 推理功能的性别语音识别(AN13065) i.MX RT
View full article
I²C 总线概述(日本博客) 0. 目录 目录 什么是I²C? 1.1 历史和规格 1.2 控制器/目标 物理/电气特性 2.1 信号线数量:SDA、SCL 2.2 开漏输出(线与门) 2.3 时钟频率 2.4 连接拓扑 协议 3.1 必需功能和可选功能 3.2 数据传输单元 3.3 公交车状态:换乘的开始和结束 3.4 交易结构 3.5 写入和读取事务 参考资料 1. 什么是 I²C? 1.1 历史和规格 I²C (I²C)总线是一种串行总线规范,由荷兰飞利浦公司(现为恩智浦半导体公司)于 1982 年开发和发布。 I²C 是“集成电路间电路” (Inter Integrated Circuit )的缩写,写作“IIC”,其中重叠的“I”是平方的。 当年开发这条总线的时代,电视和无线电电路尚在使用可变电阻和可变电容器,通过线圈芯的螺丝进行调整和设置。I²C取代了这些,并开始被用作总线,以通过设备中内置的控制器和工厂计算机来控制各项功能并实现其自动化。 为此,原始时钟频率设置为 100 kHz,并且没有预料到会有大量的数据传输。 上世纪 80 年代末我加入飞利浦时,实验室配备了闭路电视(计算机控制电视)和其他设备来演示这一概念。 当前的I²C 规范由恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors)管理,该公司原为飞利浦半导体部门。该规范以《 I²C 总线规范及用户手册》 (文档编号 UM10204 )的形式发布,最新版本为 Rev.7。日文版Rev.5 也以《 I²C 总线规范及用户手册》的形式发布。Rev.5 和 Rev.7 的区别在于:图 41 和图 42 的修改、表 5 的新增内容、主/从模式改为控制器/目标模式(与 I3C 类似),以及在第 9 章中新增了“I3C 概述”(详情请参见 Rev.1 中的表 1:修订历史)。由于这些差异不影响 I²C 规范的主要内容,因此日文版可作为参考。 1.2 控制器/目标 I²C 通信始终以主从关系进行。用于指代这些角色的术语分别是控制器和目标[图 1]。 图 1:控制器和目标 该规范允许多个控制器存在于一条 I²C 总线上。 旧规范中使用了“主/从”术语,但现在已改为“控制器/目标”。 2. 物理/电气特性 2.1 信号线数量:SDA、SCL I²C 是一种双线串行总线,一根线用于传输时钟信号,一根线用于传输数据信号。由于数据与时钟信号同步交换,因此它被归类为“同步串行接口”。 数据通信可以双向进行,但由于它通过单条数据线传输,因此无法同时进行,必须交替切换。正因如此,这种通信方式被称为半双工,而不是全双工,后者允许同时进行发送和接收。 时钟信号线和数据信号线分别称为SCL(串行时钟线)和SDA(串行数据线) 。 数据以比特为单位进行传输或接收,并与时钟周期同步。 2.2 开漏输出(线与门) I²C 的一个显著特点是使用一种称为“开漏”的方法来产生信号。 在许多通信应用中,使用一种称为推挽的方法来输出数字信号。推挽是一种当输出高电平信号时,在信号线上输出(推)特定电压,而输出低电平信号时,将信号线拉至地线(拉)的方法[图 2-a]。 开漏输出与“上拉”输出类似,都是输出低电平,但当输出高电平时,电路会进入高阻抗状态。在这种状态下,连接到信号线的上拉电阻可以确保获得指定的电压[图2-b]。 图 2-a:推挽输出 图 2-b:开漏输出 那么,为什么要采用这种输出方法呢? 这是因为 I²C 允许多个设备同时输出到同一信号线。当多个设备处于输出状态时,即使只有一个设备输出低电平,信号也会变为低电平。 这种连接方式,即当所有设备输出高电平时信号为高电平,否则为低电平,称为“线与”[图 3]。 图 3:已接线并连接   I²C 具有名为“时钟拉伸”和“多控制器”的可选功能。这些功能允许连接到同一总线的多个设备同时输出,并使用开漏连接来管理它们的状态。 I²C 高电平电压在规范中没有明确定义。上拉电阻所连接的电源电压 (VDD) 因器件而异。通信时,必须使用连接器件之间通用的电压。在许多情况下,VDD 使用 5V 或 3.3V 等电压,但在 SoC 芯片和其他电压越来越低的器件中,有时会使用 1V 或更低的电压。I²C输入信号电压在 0.3VDD 或更低时设置为低电平,在 0.7VDD 或更高时设置为高电平,因此,当连接电压不同的 I²C 总线时,必须使用“信号电压转换器( VLT :电压电平转换器)”。要转换此信号电压,需要选择一个与 I²C 兼容的器件,并考虑到 I²C 信号是双向开漏信号。 使用 I²C 时,还必须考虑信号的模拟特性。这是指由于漏极开路而导致信号输出发生变化所需的时间。从高电平到低电平的下降时间很快,但从低电平到高的上升时间则可能很慢,具体取决于总线的状态。具体来说,随着连接设备数量的增加或信号线长度的增加,上升时间会变慢。这是因为信号线的电容增大了[图 4]。 每种模式都限制了允许的电容值,这决定了 I²C 时钟速度的上限。 图 4:电容和信号上升时间   2.3 时钟频率 I²C 根据可使用的最大时钟频率定义了“模式”[表 1]。 最基本的模式称为标准模式( Sm ),工作频率低于 100kHz 。 其次是上限为 400kHz 的快速模式( Fm )。大多数控制器和目标设备都支持 Sm 和 Fm 模式。 还有快速模式增强版( Fm+ ),其时钟速度可以低于 1MHz ,适用于数据速率高的应用。 此外,还有一种最高速度可达3.4MHz的高速模式( HS 模式或Hs )。这种高速模式有其特定的协议,用于切换到该速度进行通信,并且需要桥接器才能与其他模式混合通信。目前配备支持此模式控制器的设备并不多。 针对特殊应用,还规定了一种超高速模式。该模式的时钟频率上限为 5MHz,并且通信方向限制为从控制器到目标设备的单向通信,因此与其他模式不兼容。 当使用“I²C”而未提及模式时,通常指的是最常见的标准模式或快速模式,本博客也将基于这些模式。 模式 缩写 最大时钟频率 评论 标准模式 小 100kHz 最受欢迎的模式 一般来说,I²C 指的是最高兼容 400kHz 频率的 Fm 接口。 快速模式 调频 400kHz 第一模式+ FM+ 1MHz 规格参数包括更高的速度、电流消耗和母线容量 许多微控制器中都安装了具有这种功能的控制器。 高速模式 赫斯 3.4MHz 收养案例并不多。 兼容SM和FM。通过协议切换到HS模式。 在总线上混合使用 Sm 和 Fm 设备时需要桥接器。 超快模式 UFm 5MHz 只写加速模式 需配合专用控制器和目标设备使用。与其他 I²C 模式不兼容。 表1:各模式的频率和特征   2.4 连接拓扑 任何连接到 I²C 的设备都连接到两条信号线:SCL 和 SDA 。 这种连接方式称为“多点连接”。每个设备都通过两根导线“悬挂”连接[图5]。可连接的设备数量受“总线容量”的限制。信号线越长,连接的设备越多,总线容量就越大。 通信发生在“控制器”和“目标”之间。所有通信均由控制器发起。 在 I²C 中,控制器和目标之间每次传输都是一对一进行的。虽然可以有意地让多个目标拥有相同的地址,但从控制器的角度来看,只能“与一个地址通信”[图 6]。 控制器通过目标地址指定要通信的设备,并指示数据传输方向。 控制器控制所有传输(开始和结束、指定通信目标和传输方向以及向 SCL 输出时钟)。 也可以在同一条 I²C 总线上连接多个控制器。这可以通过使用名为“多控制器”的可选 I²C 功能来实现。 在这种配置下,一旦一个控制器完成数据传输,另一个控制器即可进行通信。此外,还建立了总线仲裁机制,以应对多个控制器同时开始传输数据的情况。 在多控制器配置中,所有连接的控制器都必须支持这种仲裁机制。 然而,采用多控制器配置的系统并不多见。虽然许多微控制器和其他设备内置的 I²C 控制器支持多控制器,但大多数简单的系统都使用单个控制器。 在本文中,我们将只考虑单个控制器的情况,以便解释 I²C 的基本原理。 图 5 :多点连接   图 6:与单个目标地址的通信 3. 协议 3.1 必需功能和可选功能 该协议决定了数据传输方式。 I²C协议包含必需功能和可选功能。上一节提到的多控制器就是一个可选功能。如前所述,本文将不讨论可选功能,而只解释必需功能。 I²C 的必要功能和可选功能总结在[表 2]中。 表 2:I²C 功能。必需/可选(摘自 I²C 规范(日文版:rev5.0)) I²C 通信通常具有以下结构: 沟通开始 数据传输 沟通结束 作为此原理的应用,也可以在不先结束上一次通信的情况下开始下一次通信(重复开始)。 数据传输部分可以传输 1 字节到多个字节的数据。 传输开始后的第一个字节总是从控制器传输到目标,并指定目标地址和后续数据传输的方向(发送或接收) 。 I²C 规范对第二个字节之后可以传输的字节数没有施加任何特殊限制[图 7]。 在与同一目标通信时,如果需要在发送和接收数据之间切换;或者在与不同目标通信时,需要重新开始通信,并再次指定目标地址和传输方向。 图 7:I²C 通信的基本结构 3.2 数据传输单元 通信的基本单位是 9 位,其中 8 位是数据,后跟 1 位。数据为 8 位,最高有效位 (MSB) 在前。最后一位是确认位,它以与发送数据相反的方向返回,用于确认每次通信。在 I²C 中,数据传输始终以 9 位为单位进行 [图 8]。 数据以每个时钟周期发送或接收一位。 数据变化与时钟同步。SDA 只能在 SCL 为低电平时改变状态(从低电平变为高电平或从高电平变为低电平),并且在 SCL 为高电平时保持低电平或高电平[图 9]。 图 8:每次 8 位数据传输都会返回一个 1 位确认信息。   图 9:SCL 低时 SDA 信号的变化 3.3 公交车状态:换乘的开始和结束 通信的开始和结束分别由开始条件和停止条件通知,它们标志着传输的结束。 如前所述,“只有当 SCL 为低时才允许 SDA 更改”,但此启动/停止条件是一个例外。 当 SCL 为高电平时,如果 SDA 从高电平变为低电平,则为启动条件。类似地,当 SCL 为高电平时,如果 SCL 从低电平变为高电平,则为停止条件[图 10]。 图 10:启动和停止条件 在启动条件发出后,正在进行转账的状态称为“忙碌”;在停止条件发出后,没有正在进行转账的状态称为“空闲”。启动条件在空闲状态下发起。 控制器输出启动/停止条件和 SCL。 起始条件之后的 9 位传输用于指定目标地址和传输方向。 然后数据通过一次或多次连续的 9 位传输进行传输。 除了开始条件和停止条件之外,还定义了“重复开始条件”来分隔数据传输。 启动条件是公交车处于自由状态,但必须先满足停止条件,公交车才能进入自由状态。 如果控制器执行连续传输,则可以省略此停止条件。重复启动条件会直接启动下一次传输,而无需经过自由状态(图 11)。 图 11:重复起始条件   当在前一次传输中生成启动条件而未生成停止条件时,就会出现重复启动条件。重复启动条件在功能上与普通启动条件相同。除非另有明确说明,否则下文中的启动条件均指重复启动条件。 在多控制器环境中,提供重复启动条件是为了允许一个控制器在保持总线所有权的同时,连续执行多次传输操作。这是因为一旦总线空闲,另一个控制器就可以立即启动传输操作。通过保持总线繁忙状态而不使用停止条件,控制器可以维持总线的所有权。 从现在开始,为了方便起见,我们将把从(重复)开始条件到停止条件,或者从(重复)开始条件到下一个重复开始条件的单元称为“事务”。 3.4 交易结构 事务(图 12)总是以起始条件开始。起始条件之后,控制器发送的数据指定目标地址和传输方向。 图 12:基本 I2C 传输示例及波形(写入事务示例)   目标地址是7 位信息,用于指定要与之通信的设备。通信将与匹配此地址的设备进行(I²C 规范将“10 位寻址”定义为一个选项,但由于大多数情况下使用 7 位寻址,因此我们不再赘述)。 在7位地址之后,会发送一个指定传输方向(读/写)的位。如果该位为“0”,则表示从控制器到目标的写传输;如果该位为“1”,则表示从目标到控制器的读传输。 目标地址第七位之后的第九位加上一个读/写位是确认位。该位是目标端返回的低电平信号。 如果控制器输出的目标地址所指定的设备存在,则目标设备会向 SDA 输出低电平作为确认位。此时,控制器输出高电平,因此如果目标设备不存在,SDA 将保持高电平。换句话说,如果目标设备存在,则确认位为低电平;如果目标设备不存在,则确认位为高电平。当此确认位为低电平时,称为ACK (确认);当其为高电平时,称为NACK (不确认)。 输出目标地址和传输方向,如果返回 ACK,则数据传输继续进行。如果目标地址不存在且返回 NACK,则事务到此结束(控制器发出停止条件或重复启动条件)。 如果数据传输方向为写,则接下来的 8 位数据从控制器传输到目标设备,然后目标设备向控制器发送 1 位确认位。 如果是读取传输,控制器会将 SDA 保持高电平,并与 SCL 同步读取目标输出的 8 位数据。此读取传输始终包含一个确认位。控制器会将附加在读取传输数据上的确认位输出。如果读取传输继续进行,则返回 ACK;如果传输要中止,则返回 NACK。 ACK/NACK 对 I²C 通信至关重要。这是因为 ACK 机制允许通信在持续检查对方状态的同时进行。当收到 NACK 时,通信即告终止。 根据 I²C 规范,NACK 发生的条件如下: 目标地址指定的设备在总线上不存在。 目标设备当前正在执行一些处理操作,不处于可以与控制器通信的状态,因此无法发送或接收数据。 目标设备无法理解传输过程中接收到的数据或命令。 传输过程中,目标设备无法接收更多数据字节。 在读取传输过程中,当控制器通知目标设备传输完成时 3.5 写入和读取事务 在单次事务中,数据传输方向是恒定的。因此,如果您向目标设备写入数据,然后再从中读取数据,则会发生连续的事务。 例如,当指定目标设备的寄存器号并从中读取数据时,可以先执行写入传输,然后再执行读取传输。 在这种类型的传输中,某些目标设备需要重复的启动条件来分隔事务,而另一些设备在重复启动条件的情况下可能无法按预期运行。这取决于目标设备的具体规格,因此您必须谨慎操作。 4. 参考资料 I2C 总线规范和用户手册(版本 5.0)日文版) I2C 总线规范和用户手册(版本 7.0)英文版) NXP社区博客:I²C硬件调试 NXP社区博客:I3C:下一代串行总线 NXP社区博客:SPI总线概述 Interface 2024 年 3 月刊(CQ Publishing) :专题文章“从零开始的串行通信 [使用 Pico 进行 UART/I2C/SPI 通信]” 晶体管技术特刊第 161 期“测量、测量、测量电路与技术汇编”附录:“2 线串行接口 I²C 的详细说明”——以上杂志文章摘自该文章。 首次登场: 《晶体管技术》,2014年10月刊(CQ出版社),“基础知识:双线串行接口I²C的详细说明”,第152-176页 Interface Magazine,2024 年 3 月刊(CQ Publishing),“从零开始构建 I²C 和 SPI ②...I²C 通信标准”,第 55-61 页 ← 上述文章的更新和重新组织版本。 在这篇博文中,我摘录、补充并修改了解释通信规范的部分。 变更历史记录: 2025年2月3日:第一版 2025-02-04:“4.在“参考资料”部分添加了博文“I²C 硬件调试”。 2025 年 3 月 5 日:第 2.2 节 开漏输出(有线和嵌入式)更正了参考图号。 2025-11-30:更正了一处拼写错误。 2026-04-03:更正了原始条目。 ========================= 我们目前无法回复此帖子“评论”部分的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意。如有任何疑问,请参阅“ NXP技术问题-如何联系我们(日语博客) ”。 (如果您已经是恩智浦的分销商或与恩智浦有合作关系,您可以直接询问负责人。) I²C 总线用于微控制器/处理器与外围设备之间的通信。 虽然这种串行总线应用非常广泛,但我还是想借此机会简要介绍一下它的起源。 通信标准 界面 日本博客
View full article
MX8QM recommended PMIC I am planning a design based on the MX8QM processor. We will be using the following interfaces  A72 2x cores  PCIe interface  eMMC interface  Ethernet interface We will not use the GPU, VPU, display etc. On the PMIC selection page, https://www.nxp.com/products/power-management/pmics-and-sbcs:POWR_MAN_USER_INTERFACE the device recommended is PF81-PF82 which according to the product page is Not Recommended. So what is the recommended device? Could we use PCA9450C  ? Regards i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: MX8QM recommended PMIC Hello, Unfortunately, there are no replacement part numbers for PF81-PF82 from NXP. I suggest you look for third-party solutions as: Integrated Power Supply Design for NXP i.MX8 QuadMax Processor Also, PCA9450 PMIC is not compatible for i.MX8QM since power requirements are higher current power consumption and different power-up/power-off sequences compared to i.MX8MN/M/P processors. Keep in mind that PF81-PF82 product family is part of our Longevity program until May 2034 Best regards.
View full article
imx8mp OpenGL 无显示 有没有办法让 OpenGL 在无头模式下运行(不连接显示器)? 我正在使用基于 fsl-xwayland 映像的 imx8mp。我知道 PGU 等设备在我的设备树中配置正确,因为连接后就能正常显示。如果我尝试像这样运行一个简单的 gstreamer 管道: gst-launch-1.0 videotestsrc ! video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080 ! queue ! glupload ! glcolorconvert ! gldownload ! video/x-raw,format=RGB ! queue ! fakesink 我收到以下错误信息 Got context from element 'gldownloadelement0': gst.gl.GLDisplay=context, gst.gl.GLDisplay=(GstGLDisplay)"\(GstGLDisplayWayland\)\ gldisplaywayland0"; ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstGLUploadElement:gluploadelement0: Failed to perform a wayland roundtrip 我的系统安装为通过 SSH 使用 remote-x 服务器,但即便如此,我也一无所获。 有没有什么 XDG 变量可以设置? 图形与显示 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux 多媒体 Yocto Project Re: imx8mp OpenGL without display 所以,我要回答我自己的问题,供其他来这里的人参考: 我可以通过以下方法让 GPU 工作并执行 gstreamer glupload/glshader 等命令: - 为虚拟显示器加载 VKMS 内核模块 - 在 westom.ini 中设置 renderer=gl 并禁用"g2d" 。 经过这些设置后,WESTON 启动了,我也有了 opngl 命令。 有趣的是,我验证了 OpenCL 在 weston 离线时也能正常工作。遗憾的是,与普通矩阵相比,OpenCV 中使用 UMat 和 T-API 的性能并没有提高。它似乎确实比简单的逐元素乘法快得多,例如在 C 中,所以这可能要归因于 OpenCV 中的 Arm-neon 加速。 Re: imx8mp OpenGL without display 谢谢 ugurkur,但这似乎没什么用。 如果我检查 `echo $XDG_RUNTIME_DIR` ,会得到"/run/user/0" ,所以看起来没问题。 根据我的清单,我有你提到的所有代码包。但我仍然无法让 OpenGL 正常工作。 Re: imx8mp OpenGL without display 你好,我在 i.MX8M 板上遇到了同样的问题。对我有用的是将 weston、weston-init 和 weston-xwayland 代码包添加到我的 Yocto 图像中,这完全解决了显示错误。此外,我还使用以下命令设置了 XDG_RUNTIME_DIR 环境变量: export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$( id -u) 希望这也能帮助您解决问题! Re: imx8mp OpenGL without display 那么,它们能教给我们什么吗?您还有什么其他想法,可能是什么原因导致了这个问题? Re: imx8mp OpenGL without display 这不是错误,你的系统应该在无显示的情况下运行。 此致 Re: imx8mp OpenGL without display 我得到以下信息 WARNING: erroneous pipeline: could not link videotestsrc0 to xvimagesink0, neither element can handle caps video/x-raw(memory:NVMM), width=(int)1920, height=(int)1080 我是否漏掉了内核配置? Re: imx8mp OpenGL without display 你好 请再试一次: $ DISPLAY=:0 gst-用上市,不用发布-1.0videotestsrc !video/x-raw(memory:NVMM),width=1920,height=1080, 'video/x-raw,width=1920,height=1080 !xvimagesink sync=0 此致
View full article
i.MX 8 GStreamer User Guide Hi, I was wondering if there were any plans to update the i.MX 8 GStreamer User Guide? https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-8-GStreamer-User-Guide/ta-p/1098942 It would be great to have an updated version of this document to reflect the very powerful capabilities in the i.MX 8 M Plus and NXP's pioneering work in upstreaming the device tree for the i.MX 8M Plus since v2.0 of this document was written in September 2020. Will Re: i.MX 8 GStreamer User Guide I second this. I'm using the guide right now with IMX8M Mini EVK and it could use some improvement. Re: i.MX 8 GStreamer User Guide Hi @Hector_Villarruel  I was wondering how things were going with a possible update to the i.MX 8 GStreamer User Guide that Marco @marco_antonio_franchi and Pedro @pedro_jardim wrote in 2020? The video pipeline of the i.MX 8 series - in particular IMX8MPLUS is world-leading and it would be great to have an update to the .MX 8 GStreamer User Guide to cover advances over the last 5 years. It would also be wonderful to know if there are plans to prepare an updated version of the GStreamer User Guide for the i.MX 95 iMX95 ? Will Re: i.MX 8 GStreamer User Guide Hello @Will_Robertson  Yes, you are right. Thank you so much for your feedback. BR, Hector V Re: i.MX 8 GStreamer User Guide Hello @Hector_Villarruel  Would it be possible for NXP to consider writing an "i.MX 8 libcamera User Guide" or an updated version of the "i.MX 8 GStreamer User Guide"? The two MIPI CSI-2 interfaces on the i.MX 8 M Plus and it's very strong ISP (Image Signal Processor), hardware video encoder and NPU (Neural Processing Unit) give it an exceptionally strong video pipeline and an industry-leading position in efficient processing of video and efficient application of neural networks to video. This position of leadership looks set to continue with the preproduction i.MX 95 so it would be wonderful to have more documentation on taking full advantages of these capabilities through libcamera or GStreamer. Thank you very much for your help, Will Re: i.MX 8 GStreamer User Guide Hello @Will_Robertson  Hope this post finds you well, I would like to inform you that the version 2.0, September, 2020, is the latest version of the  "i.MX 8 GStreamer User Guide". Have a great day, BR, Hector V
View full article
S32M LIN 堆栈编译错误 我正在使用 S32DS 3.5 和 S32M24 RTD 2.0.0,并安装了 S32K1_S32M24X_LINSTACK_RTM_1_0_2_D2308_updatesite.zip。 我导入了主从示例,修复了 mex 文件中的反斜杠问题 ( ),并生成配置代码。 两个项目都无法建设。 从站代码有以下错误: 描述 资源路径 位置 类型 'LinIf_Channel_State' 未声明(在此函数中首次使用)lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 520 行 C/C++ 问题 “LINIF_IDLE”未声明(在此函数中首次使用);您的意思是“LINIF_CODE”吗?lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 520 行 C/C++ 问题 字段“lin_baudrate_adjusted_flg”无法解析 lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 199 行语义错误 字段“lin_max_frame_res_timeout_val”无法解析 lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 193 行语义错误 字段“lin_protocol_state”无法解析 lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 172 行语义错误 字段“lin_protocol_state”无法解析 lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 438 行语义错误 字段“lin_protocol_state”无法解析 lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 443 行语义错误 字段“lin_protocol_state”无法解析 lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 488 行语义错误 字段“lin_virtual_interface”无法解析lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 128 行语义错误 字段“lin_virtual_interface”无法解析lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 146 行语义错误 字段“lin_virtual_interface”无法解析lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 176 行语义错误 字段“lin_virtual_interface”无法解析lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 181 行语义错误 字段“lin_virtual_interface”无法解析lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 302 行语义错误 字段“lin_virtual_interface”无法解析lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 411 行语义错误 字段“lin_virtual_interface”无法解析lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 489 行语义错误 字段“max_idle_timeout_cnt”无法解析 lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 528 行语义错误 字段“response_buffer_ptr”无法解析 lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 443 行语义错误 字段“response_length”无法解析 lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 438 行语义错误 函数“OsIf_ResumeAllInterrupts”的隐式声明 [-Werror=implicit-function-declaration] lin_commontl_proto.c/Lin_Master_S32M244_Example_DS/stacks/lin/src 第 1241 行 C/C++ 问题 函数“OsIf_ResumeAllInterrupts”的隐式声明 [-Werror=implicit-function-declaration] lin_commontl_proto.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/src 第 1241 行 C/C++ 问题 函数“OsIf_SuspendAllInterrupts”的隐式声明 [-Werror=implicit-function-declaration] lin_commontl_proto.c/Lin_Master_S32M244_Example_DS/stacks/lin/src 第 1172 行 C/C++ 问题 函数“OsIf_SuspendAllInterrupts”的隐式声明 [-Werror=implicit-function-declaration] lin_commontl_proto.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/src 第 1172 行 C/C++ 问题 制作:*** [stacks/lin/lin_dal/src/subdir.mk:20:堆栈/lin/lin_dal/src/lin_dal.o]错误 1 Lin_Slave_S32M244_Example_DS C/C++ 问题 制作:*** [stacks/lin/src/subdir.mk:36:stacks/lin/src/lin_commontl_proto.o]错误 1 Lin_Master_S32M244_Example_DS C/C++ 问题 制作:*** [stacks/lin/src/subdir.mk:36:stacks/lin/src/lin_commontl_proto.o]错误 1 Lin_Slave_S32M244_Example_DS C/C++ 问题 make:*** 等待未完成的作业.... Lin_Master_S32M244_Example_DS C/C++ 问题 make:*** 等待未完成的作业.... Lin_Slave_S32M244_Example_DS C/C++ 问题 符号“LinIf_Channel_State”无法解析 lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 520 行语义错误 符号“LINIF_IDLE”无法解析 lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 第 520 行语义错误 主代码错误较少: 描述 资源路径 位置 类型 函数“OsIf_ResumeAllInterrupts”的隐式声明 [-Werror=implicit-function-declaration] lin_commontl_proto.c/Lin_Master_S32M244_Example_DS/stacks/lin/src 第 1241 行 C/C++ 问题 函数“OsIf_SuspendAllInterrupts”的隐式声明 [-Werror=implicit-function-declaration] lin_commontl_proto.c/Lin_Master_S32M244_Example_DS/stacks/lin/src 第 1172 行 C/C++ 问题 如何解决这些错误? 回复:S32M LIN 堆栈编译错误 我从工作区中完全删除了这两个项目,然后重新导入了 Lin_Slave 和 Lin_Master 项目。在打开配置器之前,我修复了原始帖子中提到的 LDF 源代码行上的反斜杠问题。 然后我打开配置器,更新代码,并成功构建。 为什么配置器的这一行在该代码的所有版本中都始终出现问题?我在 S32K118 实现中也看到了同样的问题。 回复:S32M LIN 堆栈编译错误 我需要在 lin_commontl_proto.c 中添加一个包含主代码和从代码的内容: #包括“OsIf_Internal.h” 主代码现在可以构建了,但是从属代码仍然有错误: 1. LINIF_IDLE未定义 2. stacks/lin/lin_dal/src/lin_dal.c:520:23:错误:“LinIf_Channel_State”未声明
View full article
管理 VSCode 上不起作用的组件? 大家好, 我在 Visual Studio Code 中管理 SDK 组件时遇到问题。当我点击“管理组件”时,什么也没有发生。 我通过右键单击项目,然后选择配置→管理组件来访问此功能。 我附上了显示我已安装的所有工具的屏幕截图。正如您所见,SDK 已正确添加到我的存储库。 我的设置中是否缺少了什么?还有其他人遇到过这个问题并找到解决方案吗? 任何帮助都将不胜感激! 回复:管理 VSCode 上不起作用的组件? 感谢你的回复。它适用于直接在 VSCode 中创建的项目 - 我按照您的说明创建了一个新的 SDK 示例,并且它按照演示的方式工作。 但是,我的主要项目最初是在 MCUXpresso IDE 中开发的,现在我正尝试将其迁移到 VSCode。有没有办法让此功能适用于最初在 MCUXpresso IDE 中创建的项目?
View full article
Mem_43_InFls Dependent files I am trying to configure the memory stack function of the S32K311 using the EB tool, and added Mem_43_InFls modules, but when compiling, I get an error that the files such as C40_Ip_Cfg.h, Mem_43_INFLS_Cfg.h and so on cannot be found. Looking at the manual, you can see that it needs to be manually generated, but I would appreciate how to do it and if someone can provide guidance. Re: Mem_43_InFls Dependent files Hi @ZMY666777, Before the project is compiled, the code must be generated. Refer to the documentation here: https://www.elektrobit.com/products/ecu/eb-tresos/evaluation-package/getting-started/ BR, Daniel
View full article
S32DS for S32 v3.5 Update failed issue Hello. Step 1. I install S32DS for S32 v3.5. - Install program: S32DS.3.5_b220726_win32.x86_64.exe  Step 2. Select "S32 Design Studio Platform package" and execute update. Step 3. After few minute update failed with "Read time out" error. Step 4. Close & Restart S32DS, and retry update "S32 Design Studio Platform package". Step 5. S32DS program close suddenly. And s32ds.exe, s32ds.bat file deteled. I attached my step screen capture below. How can I clean install S32DS for S32 v3.5 and update latest package? Best Regards, Sean Sung Re: S32DS for S32 v3.5 Update failed issue Thank you for support! It works. Re: S32DS for S32 v3.5 Update failed issue Hi,  on some machines doesn't work repositories with http:// - please try to change http:// to https:// Re: S32DS for S32 v3.5 Update failed issue Hi @Robin_Shen  When I try offline update to SW32_S32DS_3.5.14_D2409, same issue (deleted .exe, .bat files) happened. SW32K3_S32DS_3.5.13_D2407.zip is my mistype, I don't need that. Best Regards, Seam Sung. Re: S32DS for S32 v3.5 Update failed issue Please tell me which version of S32K3 RTD you want to install? Here is the method for offline installation of S32K3 RTD 4.0.0: RTD 4.0 with Design Studio 3.5  SW32K3_S32DS_3.5.13_D2407.zip is S32 Design Studio 3.5.13 Development Package with support for S32K3xx devices. As far as I know, this only needs to be installed when installing S32K3 RTD 5.0.0. You don't need to install those S32DS Update packages one by one, just install the latest one. For example: S32 Design Studio 3.5 Update 14 D2409 new Re: S32DS for S32 v3.5 Update failed issue Hi @Robin_Shen  I already tried offline update. Update okay with belows. SW32_S32DS_3.5.2_D2302, SW32_S32DS_3.5.3_D2306, SW32_S32DS_3.5.4_D2307, SW32_S32DS_3.5.5_D2308, SW32_S32DS_3.5.6_D2309. When I try update to SW32_S32DS_3.5.8_D2311, warning message popup. I choose "Install anyway", after then program close (without any message), and deleted s32ds.exe and s32ds.bat. When I try update to latest package SW32K3_S32DS_3.5.13_D2407 at one-shot(without update previous version), same issue happend. And.. I can't find offline update package for Update 7. Could you check for me? Best Regards, Sean Sung. Re: S32DS for S32 v3.5 Update failed issue Hi  Have you tried installing offline? Refer to the step2 of HOWTO: offline install S32K3 RTD 3.0.0 in S32DS v3.5.  S32 Design Studio 3.5 Update 13 D2407 is available for download on S32 Design Studio for S32 Platform web page. Best Regards, Robin ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 是否支持 Windows 10? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我在 Windows 7 中使用 CW v2.10。但当我尝试在 windows 10 中安装设置文件时,却发现无法正常工作。错误 scrrenshot 如图所示。 Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 我使用 MacBook Air M1(操作系统:Sonoma 14.7.5 (23H527))和 Wine v10.6,运行 CodeWarrior 2.10 进行编码。它的工作速度超快。当然,调试是不可能的,因为 PEMicro Apple 硅驱动程序/支持的运气不好。但在这一步,我不需要它。 Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 1) 继续使用 CodeWarrior for MPC55xx/56xx v2.10   我无法在 Windows 10 中使用 cw 2.10,而且调试窗口不断弹出一条未被检测到的断开/连接的 USB 电缆。我用过了 https://www.pemicro.com/faqs/faq_view.cfm?ID=29 网页的方法无法解决问题。在固件更新中,固件可以正常识别和升级,并且已经安装了最新版本的驱动程序。该驱动程序也可以在设备管理器中找到。我就是无法调试。 Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在 CW 安装下有 Qorivva 样本: C:\Freescale\CW MCU v11.0\MCU\CodeWarrior_Examples\Qorivva_Examples 如果您需要更多帮助,请按照 Stan 的建议提交报告。 Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,斯坦、 感谢您的反馈, 我按照方案 1 中提到的步骤进行了操作。但它对我不起作用。 我也尝试了方案 2。但是,在代码战士集成开发环境中出现了很多错误。(编译器错误) 是否有文件说明从 CW v2.1 中的旧项目迁移到 CW v11.1 中的新项目的步骤? 是否有使用 CW v11.1 的 MPC5668G 示例项目? 此致, 苏克鲁特 Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,苏克鲁思、 不幸的是,项目导入器不支持适用于 MCU 10.x 的 CodeWarrior 中的 mpc5xxx 项目(仅适用于 DSC) 总之,基本上有两种选择: 1) 继续使用 CodeWarrior for MPC55xx/56xx v2.10 尽管官方不支持 Windows 10,但我已证实可以在 Windows 10 64 位系统中使用它。 (IDE + 版本工具 + 调试器) 我建议你试试: * 以管理员身份运行安装程序。 * 输入"Program Files" 文件夹之外的安装路径(例如使用"C:\NXP\CW for MPC55xx and MPC56xx 2.10") * 如果上述建议无效,请将安装程序的兼容模式设置为 Windows 7。 * 如果安装正确,请下载最新的 Pemicro 驱动程序(PEmicro | Flash 编程和开发嵌入式工具专家)。 2) 将项目迁移到 CodeWarrior for MCUs v11.0 中 您必须创建一个新项目,添加源文件并手动配置项目。 有关迁移版本工具设置,请参阅随附文档 AN4094-CW v2.10 对比 MCU 版 CodeWarrior (Eclipse) 选择 2 的好处是,您将获得最新的编译器版本,其中的许多问题都已得到解决。 如果您在迁移项目的过程中遇到任何问题,我们可以为您提供帮助(在这种情况下,请提交支持票据到私人支持频道):如何向恩智浦支持中心提交新问题 希望对你有所帮助。 Stan Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 已安装并尝试导入我们的旧项目文件。出现以下错误 是否可以将 CW2.1 中创建的项目移植到此版本? Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 是的,使用 CodeWarrior11 创建新项目时,您将在此处看到 MPC5668G Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,俊、 Qorivva® 56xx 和 POWERPC 5668G 是否相同? 因为在这个工具中,我没有找到从 POWERPC 中选择目标的选项。 此致, 苏克鲁特 Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 苏克鲁特 请使用此 eclipse 版本,它可以在 win10 上支持 MPC56xx CodeWarrior® for Microcontrollers-Eclipse IDE 11.1 | NXP 祝您愉快, Jun Zhang   ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢!   - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,俊、 遗憾的是,我们公司没有使用 Windows 7 的选项。 您是否建议在 Windows 10 中使用 CW2.1 的替代方法? 此致, 苏克鲁特 Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 苏克鲁特 我检查了MPC5668g。不幸的是,对于这种芯片,我们只有 CW2.1,没有其他更新的版本。 请在我们推荐的 Windows 平台上使用 CW2.1。 不便之处,敬请原谅。 祝您愉快, Jun Zhang   ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢!   - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,俊、 感谢您的回复。 我使用的是 MPC5668g(POWERPC 控制器)。 请向我推荐适合该目标的 CW 版本。 此致, 苏克鲁特 Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 可支持以下 Windows 平台。 Microsoft® Windows® XP Windows Vista™ ,32 位或 64 位版 Windows 7,32 位或 64 位版 CW2.1 在 win10 版本之前发布,因此 win10 不在 CW2.1 支持清单上。 你的芯片零件编号是多少?我可以帮你检查是否有相关的 CW eclipse 版本可以支持你的目标。 祝您愉快, Jun Zhang   ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢!   - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? I was using CW v2.10 in windows 7. But when i am trying to install setup file in windows 10, It is not working.Error scrrenshot is as shown. Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows I use MacBook Air M1 (OS: Sonoma 14.7.5 (23H527)) with Wine v10.6 to running CodeWarrior 2.10 for coding. It works super fast. Of course debugging is impossible because luck of PEMicro Apple silicon drivers/support. But on this step I don't need it. Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 1) stay with CodeWarrior for MPC55xx/56xx v2.10   I can't use cw 2.10 in Windows 10, and the debug window keeps popping up an undetected disconnected/connected USB cable. I used it https://www.pemicro.com/faqs/faq_view.cfm?ID=29 The method of webpage cannot solve the problem. In Firmware update, the firmware can be recognized and upgraded normally, and the latest version of the driver has been installed. The driver can also be found in Device Manager. I just can't debug. Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? There are Qorivva sample under CW install: C:\Freescale\CW MCU v11.0\MCU\CodeWarrior_Examples\Qorivva_Examples If you need more assistance, please submit a ticket as Stan suggested. Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Stan, Thank you for your response. I followed the steps mentioned in option 1. But it is not working for me. I also tried option 2. However, getting many errors in the code warrior IDE. (compiler errors) Any document describing the steps to migrate from old project in CW v2.1 to new project in CW v11.1 ? Is there any sample project for MPC5668G with CW v11.1 ? Regards, Sukruth Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Sukruth, Unfortunately project importer does not support MPC5xxx projects (it is dedicated to DSCs only) in CodeWarrior for MCUs 10.x Anyway, there are essentially two options: 1) stay with CodeWarrior for MPC55xx/56xx v2.10 Althought Windows 10 is officially not supported I've verified it is possible to use it with Windows 10 64bit (IDE + build tools + debugger) I'd suggest you to try: * to run the installer as an administrator. * enter installation path outside of "Program Files" folder (use e.g. "C:\NXP\CW for MPC55xx and MPC56xx 2.10") * run the installer with compatibility mode set to Windows 7 if the suggestions above do not work. * If you install it correctly please download the latest Pemicro Drivers (PEmicro | Experts in Embedded tools for Flash Programming and Development ) 2) migrate your project into CodeWarrior for MCUs v11.0 You will have to create a new project, add your source files and cofigure the project manually. See attached document AN4094 to migrate the build tools settings - CW v2.10 vs. CodeWarrior for MCUs (Eclipse) The advantage of option #2 is you will get the latest compiler version with many issues addressed. If you experience any issues while migrating project we can assist you (in such a case please submit a support ticket for a private support channel: How to submit a new question for NXP Support  Hope it helps. Stan Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Installed and trying to import our old project file . Getting the below error. Is it possible to port project created in CW2.1 to this version? Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? yes, when you create a new project with CodeWarrior11, you will see MPC5668G here Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Jun, Are Qorivva® 56xx and POWERPC 5668G both are same? Because in this tool, I didn’t find an option to select the target from POWERPC. Regards, Sukruth Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Sukruth Please use this eclipse version, which can support MPC56xx on win10 CodeWarrior® for Microcontrollers-Eclipse IDE 11.1 | NXP  Have a great day, Jun Zhang   ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!   - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Jun, Unfortunately we don't have an option to use windows 7 in our organization. Do you suggest any alternatives to use CW2.1 for windows 10 ? Regards, Sukruth Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Sukruth I checked MPC5668g. Unfortunately, for this chip, we only have CW2.1. no other newer version. Please use CW2.1 on our recommended windows platform. Sorry for the inconvenience. Have a great day, Jun Zhang   ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!   - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? Hi Jun, Thank you for your reply. I am using MPC5668g (POWERPC controller). Please suggest me the suitable CW version for this target. Regards, Sukruth Re: CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 is supported in windows 10? CodeWarrior® Development Studio for MPC55xx/MPC56xx (Classic IDE) v2.10 can support below windows platform.  Microsoft® Windows® XP Windows Vista™, 32-bit or 64-bit edition Windows 7, 32-bit or 64-bit edition CW2.1 was released before win10 launching time, so win10 is not on CW2.1 supporting list. What's your chip part number? I can help you check if there is related CW eclipse version that can support your target. Have a great day, Jun Zhang   ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!   - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
uboot - デバイスツリーバインディングとdm_gpio_lookup_name("x",&desc) imx91 ベースのプロジェクトでは、最初の GPIO を出力として定義することに行き詰まっています。 デバイス ツリーの例が説明されている投稿をいくつか読みましたが、まだ `-22` の戻り値が返されます。 デバイスツリーで定義: gpio_reset: gpio-reset { compatible = "gpio-reset"; pinctrl-names = "default"; reset-gpios = <&gpio1 8 GPIO_ACTIVE_LOW>; status = "okay"; label = "RSTO"; gpio-name = "RSTO"; line-name = "RSTO"; }; ここで、ラベリング、gpio-name、line-name を追加してみました。どれが必要かは分かりません。 そして機能的に static void board_gpio_init(void){ struct gpio_desc desc; int ret; /* De-assert RSTO */ ret = dm_gpio_lookup_name("RSTO", &desc); if (ret) { printf("%s lookup 'RSTO' failed ret = %d\n", __func__, ret); return; } ... } これは常に -22 を返し、最初に検索するピンになります。 そこで、LEDをベースにした実証済みのサンプルコードを試してみようと思いました。 gpio-leds { compatible = "gpio-leds"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_gpio_led>; led-0 { gpios = <&gpio3 26 GPIO_ACTIVE_HIGH>; default-state = "on"; }; led-1 { gpios = <&gpio3 27 GPIO_ACTIVE_HIGH>; default-state = "on"; }; }; Then ret = dm_gpio_lookup_name("led-1", &desc); also returns -22 Re: uboot - Device tree binding and dm_gpio_lookup_name("x",&desc) OK。実際に利用可能なポートを見つけるには、次のように印刷するだけです。 len = uc_priv->bank_name ? strlen(uc_priv->bank_name) : 0; printf("%s: lookup %s\n", __func__,uc_priv->bank_name); if (!strncasecmp(name, uc_priv->bank_name, len)) { そして、コンソール上で使用可能かつ正しい名前を確認できるようになります。 ファイルの場所は `uboot/ドライバ/gpio/gpio-uclass.c` です Re: uboot - Device tree binding and dm_gpio_lookup_name("x",&desc) こんにちは@DavidFlir gpio-uclass.cの関数を参照することをお勧めします。 よろしくお願いします。 ダニエル Re: uboot - Device tree binding and dm_gpio_lookup_name("x",&desc) 返信ありがとうございます! 私は次の例に気づきました: https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/blob/9383f8387dc76524524da69992db96c22195a57c/board/freescale/imx91_evk/imx91_evk.c#L305 ret = dm_gpio_lookup_name ( "adp5585-gpio4" 、 & exp_sel_desc ); これは「gpioX_Y」の他に許可されている形式のようです   それは次のように定義されます adp5585: io-expander@34 { compatible = "adi,adp5585-00", "adi,adp5585"; reg = <0x34>; #gpio-cells = <2>; gpio-controller; #pwm-cells = <3>; gpio-reserved-ranges = <5 1>; exp-sel-hog { gpio-hog; gpios = <4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; output-low; }; では、構文がどのようになっているかを確認するにはどうすればよいでしょうか?たとえば、「_」または「-」で接続されていますか...? Re: uboot - Device tree binding and dm_gpio_lookup_name("x",&desc) こんにちは、デビッド: dm_gpio_lookup_name() 関数は、デバイス ツリーから gpio 名または行名を解析しません。「gpioX_Y」という形式のみ理解します。 XはGPIOコントローラです Yはピン番号です。 Linuxカーネル(U-BOOTではない)で作業している場合は、 構造体gpio_desc * rst_gpio ; rst_gpio = devm_gpiod_get ( & pdev ->dev , "reset" , GPIOD_OUT_LOW ) ; DTSで定義する リセット- gpios = < & gpio1 8 GPIO_ACTIVE_LOW > ; gpio -名前= "リセット" ; よろしくお願いします。 ダニエル Re: uboot - Device tree binding and dm_gpio_lookup_name("x",&desc) _defconfig設定が見つからないことが分かりました CONFIG_IMX_RGPIO2P=y   この設定で私は成功することができます ret = dm_gpio_lookup_name ( "gpio1_8" 、 & desc ); しかし、.dtsで定義された名前をどのようにCAN使用できるかはまだわかりません。このgpio1_8 の代わりにファイルを使用します。 `
View full article
SimulinkにFEEを統合する こんにちは、NXP MBDTチームの皆様。 MBDT 1.5 で Simulink の FEE を使用したいのですが、MBDT 1.5 には FEE 関連のライブラリ ブロックがありません。 したがって、MATLAB 関数ブロックから FEE API を呼び出す予定です。 FEE 、 Mem_43_INFLS 、 MemAccを設定した後、デジタル入力読み取りブロックを 1 つだけ含むモデルを構築しようとしました。しかし、次のエラーが発生しました。 「MemIf_Types.h」が見つかりません プロジェクトに手動で新しいフォルダを作成する場合は、MemIf_Types.hを配置します。その中に、モデル設定 → カスタム コード → インクルード ディレクトリでフォルダー パスを追加すると、MemIf_Types.h のエラーが解決されます。 しかし、その後、 RTDまたは生成されたフォルダーに既に存在する他のヘッダー ファイルに対して新しいエラーが表示されます。 誰か助けてくれませんか? ありがとうございます。 Re: integrating FEE in Simulink こんにちは、NXP MBDTチームの皆様。 FEE を統合した後、モデルを構築できるようになりましたが、Fee_GetStatus からのステータス戻り値が MEMIF_UNINIT であるため、コード実行が do .... while ループで停止してしまいます。 する { Fee_MainFunction(); MemAcc_MainFunction(); ステータス = Fee_GetStatus(); } while (ステータス != MEMIF_IDLE); これが私の設定.mexですモデル付きのファイル。助けていただけませんか? Re: integrating FEE in Simulink こんにちは@dragostomaさん、 ご返信ありがとうございます。しかし、MBDT フラッシュ / nvm 書き込みがプログラム S32K3xx をフリーズするため、添付のモデルをビルドできません。 また、このモデルは Mem_43_INFLS API のみを使用しており (フラッシュを処理しています)、実際の手数料アルゴリズムは使用されていません。 Re: integrating FEE in Simulink こんにちは、 @KaleRushikeshさん、 S32K3 向けモデルベース デザイン ツールボックスにご興味をお持ちいただきありがとうございます。 FEE、Mem_43_INFLS、および MemAcc コンポーネントのサポートが S32K3 1.6.0 リリースで導入されました。このバージョンのツールボックスでは、すぐに使用できる Simulink ブロックが提供され、カスタム コードの実装に比べてセットアップ プロセスが簡素化されるため、このバージョンのツールボックスを使用することを強くお勧めします。 ただし、現時点で最新バージョンへの移行が実現できない場合は、FEE コンポーネントを適切に構成するためのガイダンスとして、次のThread ( MBDT flash / nvm write freezes program S32K3xx ) を確認することをお勧めします。 進捗状況をお知らせください。 よろしくお願いいたします。 ドラゴス
View full article