Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
使用 NXP DDR Tool 在 IMX8M Plus 中无法完成 DDR 测试 您好, 我下载了RPA工具并更新了信息。附件是截图。   通过脚本,我能够在调试模式下获取 PMIC 信息。 这里是调试日志和 .ds 文件。文件供参考。 我在调试日志中发现内存容量显示为: 每个芯片选区的密度:4096MB 每个控制器的容量为:4096MB 但我使用了 1GB 容量的 LPDDR4 RAM(W66DP2RQQAGJ:双芯片封装 (DDP) 32Mb x 16DQ x 8 组 x 2 通道,密度为 8 Gb (8,589,934,592 位)。 它还卡在了“步骤 1:DDRPHY 训练”这一步。 Re: Unable to complete DDR test via NXP DDR Tool in IMX8M Plus 您好,我的配置工具也出现了同样的问题。以下是日志,供您参考。 此致 Re: Unable to complete DDR test via NXP DDR Tool in IMX8M Plus 你好, 我看不出你的内存配置有什么问题。 如果使用配置工具中的 DDR 工具,是否也会出现同样的问题? 顺祝商祺! Re: Unable to complete DDR test via NXP DDR Tool in IMX8M Plus 你好, 您在配置工具中遇到的问题是串口连接存在问题,请确认串口已连接到 Cortex-A 控制台,并且开发板处于串口下载模式。 请问您能分享一下您的原理图吗? 顺祝商祺! Re: Unable to complete DDR test via NXP DDR Tool in IMX8M Plus 您好, 使用 MSCALE_DDR_TOOL 可以解决此问题。 这是IMX8MP的页面链接 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-8M-Family-DDR-Tool-Release/ta-p/1104467 以及 LPDDR 的 RPA 表格链接 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-8MPlus-m865S-DDR-Register-Programming-Aids-RPA/ta-p/1235352 谢谢!
View full article
选择用于 PXI 控制器的 MPU 我想创建一个开源的 PXI 机箱控制器(如果有人不知道的话,它基本上是一个 ARM 单板计算机,通过 PCIe 连接到背板,外围 PXI 模块也做同样的事情,但使用的是 PCIe EP 而不是 RC)。 所以,我需要一个能运行Linux发行版的微处理器,例如Ubuntu 系统,图形模式运行良好,因为上面会运行一些专用软件,例如……LabVIEW 和自定义外围模块控制实用程序,每秒可处理 Gb 的原始数据。它还应该至少有两个独立的 PCIe RC(符合 PXI 规范),速度越快越好:如果速度足够快,例如,就可以实现……将原始数据连续地馈送到射频 AWG 的 DAC,不受 AWG 内存大小的限制。如果能连接大量 LPDDR4 内存就太好了,不只是普通的 32 位总线,而是 64 位以上的总线。 TI 的新款 Am69a 看起来很棒,但似乎价格不菲,而且它刚上市不久,所以还没有完整的勘误表、软件示例、驱动程序等等——对于我这个硬件开发人员来说,编程只是业余爱好,感觉挑战太大了。 另一种选择是瑞芯微RK3588,它价格更便宜,也更老一些,但是它的PCIe速度太慢,只有2x2 Gen 3。我当然可以接受,但是……也许您有更好的想法,或者最近做过类似的事情?很想听听他们的想法。 🙂 Re: Choosing an MPU for PXI controller 您可以考虑使用 LS1046A 或 LX2160A。然而,这些SoC没有集成用于GUI的图形引擎,因此需要外部解决方案(例如,远程GUI或独立GPU)。 谢谢。
View full article
S32k328 HSE 域标识符 您好,恩智浦技术团队 我写这封信是为了询问如何准确验证 S32k328 功能域 ID。 我目前正在使用 S32k328 板和 HSE 固件。  - 环境设置:      我正在使用 HSE 固件镜像 s32k358_hse_fw_1.14.0_2.40.0_pb230807.bin。      我目前处于多核状态,并正在使用 RM 模块(仅使用 XRDC)。  - 问题: 在 HSE FW RM 中,S32k328 功能域 ID 设置为 2,如附件所示。 但是,在 S32K3xx RM 中的 S32K328 方框图中,HSE 设置为 MDAC3,MDAC3 的 DID(功能域 ID)输出为 3。    (1) 注册验证码:             uint32_t mda[8];             mda[0] = IP_XRDC->MDA_W0_0_DFMT0;             mda[1] = IP_XRDC->MDA_W0_1_DFMT1;             mda[2] = IP_XRDC->MDA_W0_2_DFMT1;             mda[3] = IP_XRDC->MDA_W0_3_DFMT0;             mda[4] = IP_XRDC->MDA_W0_4_DFMT0;             mda[5] = IP_XRDC->MDA_W0_5_DFMT1;             mda[6] = IP_XRDC->MDA_W0_6_DFMT0;             mda[7] = IP_XRDC->MDA_W0_7_DFMT1;             UART_Print("--- MDA 锁 ---\n");             用于 (uint32_t i = 0; i < 8; i++)             {                 uint32_t vld = (mda[i]>> 31)& 1U;                 uint32_t lk1 = (mda[i]>> 30)& 1U;                 uint32_t did = mda[i]& 0x3U;                 UART_Print("MDA%lu=0x%lx VLD=%lu DID=%lu LK1=%lu %s\n",(无符号 long)i, (无符号 long)mda[i],(无符号 long)vld, (无符号 long)did, (无符号 long)lk1,lk1 ? "(已锁定)" : "");             } (2) 寄存器值:            MDA0=0x80000000 VLD=1 DID=0 LK1=0 MDA1=0x20000000 VLD=0 DID=0 LK1=0 MDA2=0x20000000 VLD=0 DID=0 LK1=0 MDA3=0xc0000003 VLD=1 DID=3 LK1=1 (已锁定) MDA4=0x80000001 VLD=1 DID=1 LK1=0 MDA5=0x20000000 VLD=0 DID=0 LK1=0 正确的 s32k328 功能域 ID 是什么? Re: S32k328 HSE DomainID 你好@dpsdprtmvl  S32K328 有四个功能域 0-3,HSE 始终分配给最高可用功能域,在本例中分配给功能域 3: 这是固有的,无法更改。 表 136 有些令人困惑,因为它只列出了主要导数,而没有列出所有次导数。这意味着: 第二行中的“S32K32x”代表 S32K322 和 S32K324。 第三行中的 S32K35x 代表 S32K358、S32K356、S32K348、S32K338、S32K328 以及 S32K37x 和 S32K39x 的衍生型号。 此致, Lukas
View full article
启用猎鹰模式 - iMX8MP_EVK 你好, ,我需要在 Yocto 分支 6.12-walnascar 中为iMX8MP_EVK启用 Falcon 模式。但是,根据 AN14641 文档,m eta-imx-fastboot 层仅在 lf-6.6.36 -2.1.0-s 安全版本中可用分支。如何将此层移植到我的 walnascar 分支并启用 Falcon 模式? 请在这里帮忙... Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请使用以下命令。 uuu -b emmc_all - .rootfs.wic 例如: $ uuu-b emmc_all imx-boot-imx95evk-sd.bin-flash_all core-image-minimal-imx95evk.rootfs.wic Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 你好,Tipingwang, 感谢您的回复。 我正在尝试启用 Falcon 模式,并已按照AN14641 中提供的步骤操作,但在烧录过程中遇到了问题。 根据README 文件,刷机步骤如下(适用于 eMMC): unzstd -[安全启动]- .rootfs.wic.zst uuu -b emmc_all - .rootfs.wic uuu -b emmc 我的启动内存是 eMMC。我尝试使用以下命令刷写镜像: sudo ./uuu-d-v-b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260616051114.wic 然而,在执行过程中,烧录过程因以下错误而失败: sudo ./uuu-d-v-b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260616051114.wic 适用于 NXP IMX 芯片的 uuu(通用更新工具)—— libuuu_1.5.243-5-g124d086   内置配置: Pctl 芯片 Vid Pid BcdVersion 序列号 ================================================== SDPS:MX8QXP 0x1fc9 0x012f [0x0002..0xffff] SDPS:MX8QM 0x1fc9 0x0129 [0x0002..0xffff] SDPS:MX8DXL 0x1fc9 0x0147 SDPS:MX28 0x15a2 0x004f SDPS:MX815 0x1fc9 0x013e SDPS:MX865 0x1fc9 0x0146 SDPS:MX8ULP 0x1fc9 0x014a SDPS:MX8ULP 0x1fc9 0x014b SDPS:MX93 0x1fc9 0x014e SDPS:MX91 0x1fc9 0x0159 SDPS:MX95 0x1fc9 0x015d SDPS:MX95 0x1fc9 0x015c SDPS:MX943 0x1fc9 0x0027 SDPS:MX952 0x1fc9 0x0028 SDP:MX7D 0x15a2 0x0076 SDP:MX6Q 0x15a2 0x0054 SDP:MX6D 0x15a2 0x0061 SDP:MX6SL 0x15a2 0x0063 SDP:MX6SX 0x15a2 0x0071 SDP:MX6UL 0x15a2 0x007d SDP:MX6ULL 0x15a2 0x0080 SDP:MX6SLL 0x1fc9 0x0128 SDP:MX7ULP 0x1fc9 0x0126 SDP:MXRT106X 0x1fc9 0x0135 SDP:MX8MM 0x1fc9 0x0134 SDP:MX8MQ 0x1fc9 0x012b SDPU:SPL 0x0525 0xb4a4 [0x0000..0x04ff] SDPV:SPL1 0x0525 0xb4a4 [0x0500..0x9998] SDPV:SPL1 0x1fc9 0x0151 [0x0500..0x9998] SDPU:SPL 0x0525 0xb4a4 [0x9999..0x9999] SDPU:SPL 0x3016 0x1001 [0x0000..0x04ff] SDPV:SPL1 0x3016 0x1001 [0x0500..0x9998] FBK:0x066f 0x9afe FBK:0x066f 0x9bff FBK:0x1fc9 0x0153 FB:0x0525 0xa4a5 FB:0x18d1 0x0d02 FB:0x3016 0x0001 FB: 0x1fc9 0x0152 FB:0x0483 0x0afb FB:0x1d6b 0x0104   运行内置脚本:   uuu_version 1.4.149   # @_flash.bin           | 引导加载程序,可从 WIC 镜像中提取 # @_image [_flash.bin]| 将 WIC 镜像写入 eMMC。     # 当 i.MX6/7、i.MX8MM、i.MX8MQ 时,将运行此命令 SDP:启动-f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000   # 当 ROM 支持流模式时,执行此命令 # i.MX8QXP、i.MX8QM SDPS:启动-scanterm-f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000   # 以下命令在启用 SPL 时执行,若未使用 SPL 则跳过 # SDPU 将被弃用。请使用 SDPV 而不是 SDPU # { SDPU:延迟 1000 SDPU:写入-f imx-启动-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-偏移量 0x57c00 SDPU:跳转 - 扫描限制 0x800000 # }   # 以下命令在启用 SPL 时执行,若未使用 SPL 则跳过 # 如果 (SPL 支持 SDPV) # { SDPV:延迟 1000 SDPV:写入-f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-skipspl -scanterm -scanlimited 0x800000 SDPV:跳转 - 扫描限制 0x800000 # }     FB:ucmd setenv fastboot_dev mmc FB: ucmd setenv mmcdev${emmc_dev} FB:ucmd mmc dev ${emmc_dev} FB:flash -raw2sparse all imx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260616051114.wic FB:flash-scanterm-scanlimited 0x800000 引导加载程序 imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk FB:ucmd 如果 env 存在 emmc_ack;那么;否则 setenv emmc_ack 0;fi; FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0 FB:已完成     等待已知的 USB 设备出现... 新的 USB 设备已连接到 1:2-152 E1000D9DE520A 1:2-152 E1000D9DE520A > 启动 cmd: sdps:启动-scanterm-f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000 14%1:2-152E1000D9DE520A>HID(W) 识别失败:LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7)(20.07s) 上面附有详细的 uuu 日志以供参考。 能否请您指导一下将支持 Falcon 的操作系统刷入 eMMC 的正确步骤,或者告诉我是否遗漏了任何必要的步骤或配置? 预先感谢您的支持。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 猎鹰模式与安全启动不兼容, 但 在 lf-6.12.20-2.0.0-secure 上,您无法使用提供的 Yocto 流程将安全启动与 Falcon 模式一起启用 关于 0001-imx8m-reset-ethernet-phy-in-spl.patch 适用于 i.MX8MP EVK → 强烈推荐 如果您在早期启动期间不使用以太网,则不是严格要求的 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 王一平,您好, 感谢您的回复。 我还有几个问题需要进一步澄清。根据提供的信息,分支 lf-6.12.20-2.0.0-secure 支持 Falcon 模式 v2,但安全 启动被标记为尚不支持。 由于安全启动是我的 i.MX8MP 平台的要求,如果我使用这个分支,猎鹰模式能否正常运行,或者在启用安全启动时猎鹰模式不兼容? 对于 i.mx8MP EVK,我是否需要应用补丁 0001-imx8m-reset-ethernet-phy-in-spl.patch,还是根据用例是可选的? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 你可能不需要自己从 lf-6.6.36-2.1.0-secure 移植该层。公开的 nxp-imx-support/meta-imx-fastboot GitHub 仓库中已经显示了一个名为 lf-6.12.20-2.0.0-secure 的分支。 请参阅https://github.com/nxp-imx-support/meta-imx-fastboot中的 README 文件 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请帮忙看看这个链接: 。我正在使用 UUU 刷写 eMMC。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 根据我在 NXP 论坛上找到的这张图片,看来在此情况下,UUU 工具可能不支持对 eMMC 进行刷写。你能否建议使用支持 F alc on 的操作系统刷新 eMMC 设备的适当方法? 在您之前的回复中,您建议使用以下命令: < uuu -b emmc_all - .rootfs.wic> 我 尝试了这种方法,但又遇到了相同的错误: HID(W) 失败:LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) (20.07s) 能否请您指导一下正确的刷写流程,或者在启用 Falcon 模式的情况下,刷写 eMMC 所需的替代工具或步骤? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 之前的回复中您给出了IMX95FRDM的参考命令,请问该IMX95FRDM是否启用了Falcon功能? 这里可以看到我在 Yocto - IMX8MP 中完成的工作。 1) meta-imx-fastboot - lf-6.12.20-2.0.0-secure - Github_Link 2)已将此元数据添加到我的源代码 - Github_Link 3)并遵循了所有指示。 AN14641文件。 4)我遵循的Bitbake命令: bitbake -c clean linux-imx && bitbake -c clean imx-启动 && bitbake -c clean u-boot-imx && bitbake -c clean imx-atf && bitbake -c clean imx-image-core bitbake -c compile linux-imx && bitbake -c compile imx-启动 && bitbake -c compile u-boot-imx && bitbake -c compile imx-atf && bitbake -c compile imx-image-core bitbake linux-imx && bitbake imx-启动 && bitbake u-boot-imx && bitbake imx-atf && bitbake imx-image-core 5) 案例 1: sudo ./uuu-b emmc_all imx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 0 失败 0 1:2-152E1000 1/ 1 [=================100%=================] SDPS: 启动 -scanterm -f /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/imx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic -scanlimited 0x800000 案例二: sudo ./uuu-b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 0 失败 1 1:2-152E1000 1/ 1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) ] SDPS: 启动 -scanterm -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000 重要提示:我需要将支持 Falcon 的操作系统刷入 eMMC 存储。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请帮帮我,我卡在这里了。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 我在 IMX95FRDM 上验证了以下命令,没有问题,请参考我的日志。 C:\Users\nxa22585>C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\uuu.exe -lsusb 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 已连接的已知 USB 设备 路径芯片专业版视频 PID BCD版本 序列号 ==================================================================== 2:4 MX95 SDPS:0x1FC9 0x015D 0x0002 61F49AAB2DCB4DDF C:\Users\nxa22585>C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\uuu.exe -b emmc_all C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\imx-boot-imx95-15x15-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_all C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\core-image-minimal-imx8mnevk.rootfs.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 1 失败 0 1:2-61F49AAB 8/ 8 [完成] FB:完成 2:4-61F49AAB 3/ 3 [=================100%=================] SDPV: jump -scanlimited 0x800000 C:\Users\nxa22585> Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请注意,uuu 仅用于将图像编程到 eMMC 中,它不会检查图像的内容。 我怀疑你的 uuu 命令本身有问题。 你从哪里下载的uuu? 请从https://github.com/nxp-imx/mfgtools/releases下载最新版本的 UUU 请下载Windows版本UUU进行验证。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 你好一平湾 我也尝试在 Windows 系统上使用 UUU 工具,但结果还是一样——它仍然无法用于刷新 eMMC。我已附上 UUU 日志。 但是,当我将同一个支持 Falcon 的操作系统刷入 SD 卡时,它就能正常启动和运行。这证实了图像本身和猎鹰配置都是有效的。 我的问题是: 为什么我无法将这个支持 Falcon 的镜像刷入 eMMC ,即使同样的镜像在 SD 卡上可以正常刷入? 除了使用 UUU 之外,还有其他推荐的方法或方法可以将支持 Falcon 的操作系统刷入 eMMC吗? 请问在这种情况下,有哪些官方支持或可靠的eMMC刷写方法? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请帮忙。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 上面你可以找到UUU的日志, 命令=> .\uuu.exe -b emmc C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260624074743.wic 但它在 eMMC 上无法正常工作,同样的镜像在 SD 卡上却可以正常工作。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请尝试以下命令 uuu.exe -b emmc_all C :\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkC:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260624074743.wic 然后把结果再发给我一次。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 这里可以看到输出结果, PS C:\Users\vvdn\Sanjiv\uuu_source-uuu_1.5.243\uuu-uuu_1.5.243\uuu> .\uuu.exe -b emmc_all C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkC:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260624074743.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 0 失败 1 1:3-152E1000 1/ 1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) ] SDPS: 启动 -scanterm -f C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-b... Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请使用您的 Windows 版本 UUU 执行以下命令,并将结果发送给我,以便我进行进一步调查。 uuu.exe -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 我在 IMX8MP_EVK 目标板上验证过,对 eMMC 进行编程没有问题,请参考以下日志。 C:\Users\nxa22585>C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\uuu.exe -b emmc_all C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\core-image-minimal-imx8mnevk.rootfs.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 1 失败 0 2:4-0F0B9800 8/8 [完成] FB:完成 C:\Users\nxa22585> 请从附件中提取我的图片,并仅执行以下命令。 uuu.exe -b emmc imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk 如果仍然失败,则可能是目标板上的 EMMC 本身存在问题。 您可以使用以下 emmc 命令来检查是否可以在 u-boot 中向 emmc 写入内容。 用法: mmc 读取地址块# cnt mmc 写入地址 blk# cnt mmc 擦除 blk# cnt Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请仅尝试使用 UUU 将默认启动映像写入 emmc 是否可行。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请帮忙…… @yipingwang Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 是的, @yipingwang , 当我在版本过程中加入 meta-imx-fastboot 层时,刷写过程就会卡住。但是,如果我移除 meta-imx-fastboot 层,就可以成功地将镜像刷写到 eMMC 中。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 我有一个问题@yipingwang,这是启用 Falcon 的图像吗? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请查看附件。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 嗨@Sanjiv_Mns 6.12.20 电路板支持包。 未实现meta-secure-boot Yocto 层。由于 meta-imx-fastboot 层依赖于 meta-secure-boot,因此 lf-6.12.20-2.0.0-secure 分支没有实现安全启动。 如果您需要在 Linux 系统中使用以太网接口,则必须安装 0001-imx8m-reset-ethernet-phy-in-spl.patch 补丁。该补丁会 RESET PHY 层,否则 Linux 驱动程序将无法初始化接口。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请删除 bld-xwayland 版本文件夹以重新构建镜像。 $ rm -rf bld-xwayland $ MACHINE=imx8mpevk DISTRO=fsl-imx-xwayland source ./imx-setup-release.sh -b bld-xwayland $ bitbake-layers add-layer ../sources/meta-imx-fastboot 请在 bld-xwayland/conf/local.conf 文件中添加以下行。 FALCON_KERNEL_BOOTARGS:mx8mp-generic-bsp = "console=ttymxc1,115200 root=/dev/mmcblk2p2 rootwait rw quiet" 然后重建镜像: $ bitbake imx-boot $ bitbake core-image-minimal uuu.exe -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkcore-image-minimal-imx8mpevk.rootfs.wic uuu.exe -b emmc imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk_falcon 请查看我的验证日志: U-Boot SPL 2025.04-g9383f8387dc7-dirty(2025年6月4日 - 09:48:20 +0000) DDRINFO:启动 动态随机存取存储器(DRAM) 初始化 DDRINFO:动态随机存取存储器(DRAM) 速率 4000MTS DDRINFO:DDRPHY 校准完成 DDRINFO:ddrmix 配置完成 SEC0:RNG 实例化 正常启动 尝试从 MMC2 启动 找不到节点!错误代码:-11! 找不到节点!错误代码:-11! 注意:请勿将 JR0 释放给 NS,因为它可能被 HAB 使用。 注意:BL31:v2.12.0(版本):lf-6.12.20-2.0.0-dirty 通知:BL31:版本时间:2025年5月9日 08:15:07 [ 0.324123] imx8mp-ldb ldb-display-controller:无法与 32e90000.lcd-controller 创建设备链接 (0x180) [ 0.395104] : mipi_csis_imx8mp_phy_reset,未找到远程焊盘! [ 0.514210] imx8mp-ldb ldb-display-controller:无法与 1-004c 创建设备链接 (0x180) [ 0.576883] imx8mp-ldb ldb-display-controller:无法与 1-004c 创建设备链接 (0x180) [ 0.625848] ov5640 1-003c: ov5640_write_reg: 错误: reg=3008, val=42 [ 0.632862] ov5640 1-003c: ov5640_write_reg: 错误: reg=3103, val=11 [ 0.639669] ov5640 1-003c: ov5640_read_reg: 错误: reg=3108 [ 0.645268] ov5640 1-003c:开机失败 [ 0.661389] imx8mp-ldb ldb-display-controller:无法与 phy-lvds 创建设备链接 (0x180) [ 0.694937] [drm:drm_bridge_attach] *错误* 无法将网桥 /soc@0/bus@32c00000/mipi_dsi@32e60000 连接到编码器 DSI-41:-19 [ 0.706570] imx_sec_dsim_drv 32e60000.mipi_dsi:桥接失败:32e60000.mipi_dsi [ 0.714859] imx_sec_dsim_drv 32e60000.mipi_dsi:绑定 高效密码学标准(SEC) dsim 网桥失败:-19 NXP i.MX 版本 发行版。 6.12-walnascar imx8mpevk ttymxc1 imx8mpevk 登录:root root@imx8mpevk:~# Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请将/home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/falcon_mode/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk发送给我。 我将在目标板上进行验证。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 嗨@yipingwang , 我已经执行了您之前回复中提供的命令,您可以在这里找到命令日志和启动日志。 命令日志: sudo ./uuu -b emmc_all /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/default/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/default/imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260622071640.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 1 失败 0 1:1-152E1000 8/8 [完成] FB:完成 sudo ./uuu -b emmc /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/default/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/falcon_mode/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 1 失败 0 1:1-152E1000 7/7 [完成] FB:完成 启动日志: U-Boot SPL 2025.04-g44898b9f3cfe-dirty(2025年9月3日 - 09:56:50 +0000) DDRINFO:启动 动态随机存取存储器(DRAM) 初始化 DDRINFO:动态随机存取存储器(DRAM) 速率 4000MTS DDRINFO:DDRPHY 校准完成 DDRINFO:ddrmix 配置完成 SEC0:RNG 实例化 正常启动 尝试从 MMC2 启动 spl_load_image_fat:读取图像 kernel-atf-dtb.itb 时出错,错误 -5 spl_load_image_fat:读取镜像 u-boot-atf.itb 时出错,错误 -5 错误:-2 SPL:无法从所有引导设备启动 # ## ERROR ## # 请RESET板 ### Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请使用以下命令将图像编程到带有 UUU 的目标板上。 unzstd <image_name>-[secure-boot]-<machine_name>.rootfs.wic.zst uuu -b emmc_all <default_bootloader> <image_name>-<machine_name>.rootfs.wic uuu -b emmc <default_bootloader> <falcon_mode_bootloader> 第一个参数是默认引导加载程序, Falcon 模式引导加载程序仅在第二个 uuu 命令的第二个参数中指定。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 嗨@Sanjiv_Mns 猎鹰模式镜像同时适用于 SD 卡和 eMMC 卡。要将 Falcon 镜像刷写到 eMMC/SD 卡上,您需要: 1.版本默认引导加载程序。在干净的 Yocto 环境中,运行: bitbake imx-boot 。请确保在此步骤中未添加 meta-imx-fastboot 层。 这将生成 tmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk/ imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk默认引导加载程序。 2.构建猎鹰模式引导加载程序和猎鹰模式镜像。将 meta-imx-fastboot 层添加到您的 BBLAYERS 中。 要编译 Falcon 模式引导加载程序,请运行: bitbake imx-boot 此命令将生成 tmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk/ imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk_dual_bootloader猎鹰引导加载程序。此启动加载程序仅包含 SPL,不包含 U-Boot 本身。添加 meta-imx-fastboot 层时,会生成 *_dual_bootloader。请参阅层.conf 文件。 要编译猎鹰模式镜像,请运行: bitbake imx-image-multimedia 这将生成 tmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk/ imx-image-multimedia-imx8mp-lpddr4-evk.rootfs.wic.zst镜像。 3. 使用 UUU 将镜像写入 eMMC。UUU 是目前唯一可用于将映像写入 eMMC 的工具。 uuu -b emmc_all imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk imx-image-multimedia-imx8mp-lpddr4-evk.rootfs.wic.zst uuu -b emmc imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk_dual_bootloader Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 嗨@yipingwang和@elena_popa 非常感谢您的支持
View full article
SPI Underrun 您好:        我使用S32K312的SPI作为从机与外部设备进行通信,在实际测试中我发现在SPI总线为5MHZ时工作是正常的,但因为需求的原因,我需要SPI在10MHZ的速率下进行通信,测试发现SPI的触发事件为LPSPI_IP_EVENT_FAULT,并且SPI配置了DMA,我在 void Lpspi_Ip_IrqTxDmaHandler(uint8 Instance); void Lpspi_Ip_IrqRxDmaHandler(uint8 Instance);中打断点观察到SR寄存器进行观察。 发现先触发RX此时SR = 6914,之后会返回我注册的回调函数,再触发TX此时SR = 3; 通过查询数据手册发现触发RX时发生了SPI下溢以及FIFO溢出的问题。我在主机发起通信前就已经运行了从机的异步收发程序Lpspi_Ip_AsyncTransmit,我想知道为和会出现这种问题,我该如何优化希望得到些许建议。附件是我的SPI配置。 Re: SPI Underrun @siyuanzhengwei 你好、 你这句话是什么意思? " 在不监视从属设备的 SPI 中断触发事件的情况下,主设备可以接收从设备发送的正确数据。" 只有当主站在从站 TX FIFO 不包含有效数据(即驱动器或 DMA 没有及时写入下一个数据字)时开始传输时,才会设置 TX 欠载 (SR[TEF])。没有其他条件可以设置该标志。因此,这种错误不能用 SPI 信号质量来解释;它表明在传输之前或传输过程中,从属传输路径没有得到足够的早期服务。 BR,丹尼尔 Re: SPI Underrun 您好:         我大致说一下工作流程,MCU从机上电后会启动第一次的接收,外部主设备的发送频率大概是15ms发起一次通信,之后从机会根据收到的信息解析发送对应的数据,在不关注从机SPI的中断触发事件时,主机是可以接收到从机发出的正确数据的。从机第一次调用Lpspi_Ip_AsyncTransmit到主机发起通信这里大概有10ms的时间,并且SPI出现错误并不是在通信一段时间后,而是第一次通信就出现了问题。我通过定时器每2ms就调用一次从机的Lpspi_Ip_AsyncTransmit,10ms左右的时间准备数据应该是足够的,可是每一次SPI的触发事件均是FAULT。我有使用逻辑分析仪查看数据波形,是可以观察到正确的收发数据,但通过示波器观察信号的质量不是很好并不是平稳的方波,这是否也可能和信号质量有关? Re: SPI Underrun @siyuanzhengwei 你好、 Lpspi_Ip_AsyncTransmit 的返回状态为 LPSPI_IP_STATUS_SUCCESS,因为这是一次异步传输(它仅表示传输已开始,而非已完成)。 关键问题是 TX 欠压(SR[TEF])。这意味着当主站开始计时时,从站的 TX FIFO 中没有可用数据。 在 SPI 从站模式下,必须在主站断定 CS 并开始传输之前填充 TX FIFO。 RTD 驱动器会带来一些开销,而且在从属端启动传输需要时间。结果,Lpspi_Ip_AsyncTransmit 调用得太晚,第一个数据字没有及时准备好。 你用示波器监测 TX 线路吗?你在那里测量什么? 此致, 丹尼尔 Re: SPI Underrun 再补充一个信息;虽然SPI的触发事件是LPSPI_IP_EVENT_FAULT,但Lpspi_Ip_AsyncTransmit的返回状态是LPSPI_IP_STATUS_SUCCESS,LpspiHwStatus是LPSPI_IP_BUSY,并且接收到的数据又是正确的。
View full article
MCAL multicore configuration for the S32G3 SOC model: S32G399A, RTD version 4.0.2 At present, our EB project has already realized driving related peripherals on the same M-core, but now because of the need of functional split-core, MCAL needs to be split to different M-cores, for example, spi_0 is used on M7_0 and spi_1 is used on M7_1; Is there any MCAL multi-core configuration project or document for reference? Re: S32G3的MCAL多核配置 Hi , Rose Rice. We apologize that we don't have direct routines and documentation that match your application's needs. You can try to refer to AN13750 (AN13750: Enabling Multicore Application on S32G2 using S32G2 Platform Software Integration - Application note ), the content of the document This document provides the method of multicore startup and application, which is the official recommended way of multicore application. I hope this helps and feel free to reach out with any questions. BR Joey.
View full article
集成非 Autosar RTD 3.0.0带示例源代码的版本 FlexCAN_Ip_Example_S32K34RTD 7.0.0 是否有可能集成非 Autosar RTD 3.0.0版本(S32DS-36.8版本 IDE) FlexCAN_Ip_Example_S32K34 _RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite 1.我需要将我们当前的 UDS 应用程序代码与 flexcan_IP_example_s32K34 _rtd_r23-11_7.0.1_d2603_DesignStudio 源代码集成在一起 2.我已经在 RTD 7.0.0 中添加了 FreeRtos 配置这是否支持进入 _RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite Re: Integrate Non Autosar RTD 3.0.0 version with Example source code FlexCAN_Ip_Example_S32K34RTD 7. 您好, 这个问题似乎与您另一个关于 RTD 3.0.0 的主题有关→ RTD 7.x 迁移; https://community.nxp.com/t5/S32K/Clarification-on-RTD-3-0-0-to-RTD-7-0-0-Migration-and-FreeRTOS/m-p/2379535/highlight/false#M59186 适用于 RTD 3.0.0(非 AUTOSAR),请注意: RTD 3.0.0已经包含许多演示/示例项目(AUTOSAR 和非 AUTOSAR),可用作驱动程序使用和项目结构的参考。 但是,这些示例是独立组网 \\(SA\\),并且与其生成的配置(时钟、引脚、外围设备)紧密耦合,因此如果不进行校准,它们就无法直接 “插入” 到现有项目中。 将示例源代码集成到您的应用程序中始终需要手动调整配置和初始化。 从移民角度看: RTD 版本之间没有自动迁移工具。 即使使用 *.mex 导入,不同 RTD 版本之间的配置差异也经常会导致错误,必须手动解决。 建议的方法是创建一个新项目(尤其是在迁移到 RTD 7.x 时)并逐步移植应用程序。 SW32K3 FreeRTOS 11.1.00.8.0 CD1 版与 SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite 一起使用。 BR, Petr
View full article
S32K388 硬件规格验证 — 内存/ROM/缓存大小、总线连接、电源、NVIC & 看门狗 我正在记录我们项目的 S32K388 硬件架构,并根据参考手册 (RM) 汇编了以下规范。但是,我有 我需要向社区核实一些不确定因素。如果能确认或指出 RM 的确切章节,我将不胜感激。 Re: S32K388 Hardware Specs Verification — RAM/ROM/Cache Sizes, Bus Connections, Power, NVIC & Wa 提供的表格在内存大小方面基本正确(8 MB PFLASH、128 KB DFLASH、约 1.125 MB SRAM,包括约 384 KB TCM,以及每核 16 KB I/D 缓存)。 不过,有些问题需要澄清: - 闪存的工作频率并不是固定的 "250 MHz"。其性能取决于等待状态和控制器配置,而不是简单的频率。 - 闪存和 SRAM 的访问是通过系统互连(AXBS 交叉条)进行的,而 TCM 则直接连接到内核,并以内核频率运行。 -“64 位 XBAR” 的描述过于简化;该架构使用具有多个主站和端口的多层横梁。 - 所述的 12 个周期中断延迟与 Cortex-M7 的理论最小值一致。实际延迟会更高,取决于系统条件。 -S32K3 设备上没有 EWM 模块;主要监视程序是 SWT。 在性能分析中,必须区分 TCM(确定性、内核耦合)、SRAM(通过互连)和闪存(通过控制器,有延迟)。
View full article
为 imx93 中的 SD3.DATA0 提供 UART2 支持 你好, 我们在项目中使用的是 i.MX93 处理器。在早期搭载 i.mx91 的设备中,SD3.DATA0 有 uart 选项,但在 i.mx93 中,我们看到只有以下 4 个选项可用 。选择 4 种 iomux 模式中的 1 种用于键盘:SD1_STROBE。 000-选择多路复用器模式:ALT0 多路复用端口:USDHC1_STROBE 实例:usdhc1 001-选择多路复用器模式:ALT1 多路复用端口:FLEXSPI1_A_DQS 实例:flexio1 100-选择多路复用器端口:GPIO1 例如 3_IO18:gpio3 有什么可能的方法可以为此启用 uart mux 选项吗? 问候, Anushree Re: UART2 support for SD3.DATA0 in imx93 否 - 如果 i.MX93 中的 SD1_STROBE(或 SDx_DATA)引脚未列在 IOMUX 表中,则无法启用 UART 复用器。 在 i.MX93 上,引脚多路复用选项由硬件固定,并在参考手册中定义。 SD1_STROBE (或 SDx_DATA)引脚不包含任何 UART 替代功能,因此无法通过软件配置将 UART 映射到这些引脚。 这与 i.MX91 不同,后者在 SDHC 引脚上提供了一些 UART 多路复用选项。 作为替代方案,请使用 本地 LPUART 引脚,或 FlexIO(如果可以接受 UART 仿真)
View full article
EMIOS/IPWM测量PWM的频率 您好:         我现在使用IPWM模式去测量外部的PWM脉冲,实际测试中我发现当我满足测量低频的PWM信号要求时几HZ的频率,测量高频的PWM信号误差会非常的大,当满足高频信号的测量精度,则测量低频信号会出现溢出事件,有没有什么办法可以让我同时满足低频和高频PWM脉冲的测量。希望能得到些许建议。 Re: EMIOS/IPWM测量PWM的频率 IPWM 定时器值为 16 位 65536。因此,您可能需要更改 5Hz 和 30KHz 的值设置,因为 5Hz 和 30KHz 之间的动态频率范围相当大 Re: EMIOS/IPWM测量PWM的频率 当我实现稳定采集3-10HZ的PWM脉冲,测量30KHZ甚至40KHZ时误差可能会超过20% Re: EMIOS/IPWM测量PWM的频率       我现在想要实现5HZ-30KHZ的PWM脉冲采集(占空比50%),当前配置我获取到的5HZ情况下的周期为50000所以我的相对应的时钟频率大致为250000此时我采集30KHZ的PWM脉冲获取的周期为8,9,此时换算过来频率为27777-31250,误差是比较大的如果我想提高采集精度就需要减小Clock Divider Value;Master Bus Prescaler;Master Bus Alternate Prescaler的值,相应的当测量5HZ时就可能会出现溢出事件,不知道我的理解是否正确。 Re: EMIOS/IPWM测量PWM的频率 Hi@xuanming 请看一下这个帖子,如果还有任何问题,请告诉我、 https://community.nxp.com/t5/S32M-Knowledge-Base/S32M27x-S32K3-eMIOS-Usage/ta-p/2129760 Re: EMIOS/IPWM测量PWM的频率 PWM 测量误差有多大?在测量 PWM 脉冲宽度(例如预分频器值等)时,您可能需要检查所依赖的计数器总线通道。
View full article
MC33777B データシート BMSを設計しているのですが、 MC33777BのデータシートがNXPのウェブサイトの公開ファイルとセキュアファイルの両方に見当たりません。MC33777Bの完全なデータシートを提供していただけないでしょうか? Re: MC33777B Datasheet 私の回答は以下のとおりです。   1: MC33777B データシート:   これは、機密保持契約(NDA)に基づき、安全なファイルを通じてのみ提供されます。 セキュリティファイルは製品ページからアクセスできます。   https://www.nxp.com/products/MC33777   2:弊社のセキュアファイルシステムで確認したところ、お客様はセキュアファイルへのアクセス権を取得済みです。こちらのガイドを参照して、お客様側からダウンロードしてください: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/nxp-docstore-migration-guide.pdf 申請が完了すると、docstore が申請をサポートします。 MC33777B [DS1110110]のデータシートは、製品マネージャーの承認後、お客様向けに提供されます。 ダウンロードリンクが記載されたメールが届きますので、そこからデータシートを直接ダウンロードできます。 手順を理解するには、よくある質問(FAQ)をご確認ください。 https://www.nxp.com/support/support/secure-access-rights:SEC-ACCESS もし あなた は 直面している どれでも 問題 に アクセス の 安全な ファイル または さらに遠く 支援 必要、 お願いします ただ 使用 あなたの 会社 メール、提供 あなたの NDA# または 秘密保持契約 コピー、 プロジェクト 詳細、 接触 私たちの ドキュメントストア チーム 直接 で これ メール 住所: [email protected] 彼らはきっと喜んであなたをサポートしてくれるでしょう。 この情報が少しでもお役に立てば幸いです。   ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。
View full article
MR-VMU-RT1176 我想建造一架门到门的送货无人机。我能参加你们的创业计划吗?我现在没有注册公司。 我的第一个问题是,你们现在出售无人机开发套件吗? 我有一个实现从门到窗目标的想法。我怎样才能以不公开的方式告诉你? 如果 KIT-HGDRONEK66 不再销售。我可能会改用 VMU-RT1176 构建。   Re: MR-VMU-RT1176 你好@00000、 感谢您与我们联系。 请查看KIT-HGDRONEK66 的状态,它已存档。 请考虑 MR-VMU-RT1176 产品信息 | 恩智浦半导体作为替代方案。 希望对您有所帮助。 BR 西莱斯特
View full article
针对 JN5169 异常处理的堆栈推送和弹出 HI 客户遇到异常情况,想分析堆栈内容,但找不到 JN5169 的 RISC 内核文档,因此不知道推送内核寄存器的顺序。 谁能帮助提供推送注册异常处理的顺序? 客户希望找到相关文件。 谢谢您! 德里克 优先级:正常 - 重要但不紧急 产品 JN5189 地区:亚太地区 主题:SW 工具(IDE | SDK | MCUXpresso 工具) 类型:文档 Re: stack pushing and popping for JN5169 exception processing @hiwave 你能告诉我们与此案相关的客户名称吗? @amigoo_li你能帮忙吗? Re: stack pushing and popping for JN5169 exception processing 你好@hiwave 如果客户启用调试日志,当设备崩溃时,它将打印如下所示的消息: 应用程序启动:切换开机启动 应用程序启动:看门狗计时器已RESET设备!EPCR = 9dcf2 : EEAR = 9dcf2 堆栈转储:  4007fc4 : 00080fe2  4007fc8 : 0009cec0  4007fcc : 1bf887c9  4007fd0 : 000882c6  4007fd4 : 00088ef1  4007fd8 : 00088f37  4007fdc : 00085df7  4007fe0 : 00084940  4007fe4 : 00080fe2  4007fe8 : 00001a12  4007fec : 00000000  4007ff0 : 00000000  4007ff4 : 0009cbfe  4007ff8 : 76543210  4007ffc : fedcba98 然后我们可以使用工具:arm-none-eabi-addr2line-e app.elf 0x00088f37 你可以在 AN1189 中查看源代码,当监视器 RESET 时,会打印堆栈转储消息。 顺祝商祺! Amigo Li
View full article
S32K1 EEprom RTD 您好, 我不明白为什么我使用的 Eep_Ftfc_Example_S32K144 可以正常工作。 但如果我删除擦除和写入代码,只想读取先前存储的数据,则会出现错误"FTFC_EEP_IP_STATUS_BLOCK_INCONSISTENT" 。 我已经为设备设置了 " 保留分区 " 和 " 保留这个范围 " 从 0x100000000 到 0x1000fff。 因此,第二轮代码是 /* 初始化时钟 */ Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]); /* 仅在 EERAM 未分区时进行分区,代码为 0x4 */ Eep_DepartParitition(T_EEEPROM_SIZE); /* 初始化 Eep 驱动程序 */ Ftfc_Eep_Ip_Init(&EepFtfcCfg_VS_0); ///* 通过写入擦除值擦除内存 *///for (i=0; i < EEP_WRTESTPATT_SIZE; i+=4U) //{ //retjobResultType = ftfc_EEP_Ip_Ip_EP_EEP_ADD + i,FTFC_EEP_IP_PAGE_LONGWORD,FALSE);//if (FTFC_EEP_IP_IP_IP_IP_PAGE_IP_PAGE_IP_FALSE); //if (FTFC_EEP_IP_IP_IP_IP_IP_STATUS_OK! = retjobResultType) //{//Exit_Example (FALSE);//返回 0;//} //}///* 向 eeprom 设备写入一个或多个完整的 eeprom 页面 * ///for (i=0; i < EEP_WRTESTPATT_SIZE; i+=4U)/ /{/ /retjobResultType = Ftfc_EEP_Ip_Write (EPRESULTTYPE (E+=4U)//{/ /retjobResultType = Ftfc_Eep_Ip_Write EP_ERASE_START_ADD + i,dataWRTestPatt + i,FTFC_EEP_IP_PAGE_LONGWORD,FALSE); //if (FTFC_EEP_IP_STATUS_OK! = retjobResultType) //{/ /Exit_Example (FALSE);/ /返回 0;//}//} /* 比较 eeprom 内存区和应用程序数据缓冲区 */ for(i=0; i { retJobResultType = Ftfc_Eep_Ip_Compare(EEP_ERASE_START_ADD + i, dataWrTestPatt + i, FTFC_EEP_IP_PAGE_LONGWORD); if(FTFC_EEP_IP_STATUS_OK != retJobResultType) { Exit_Example(FALSE); return 0; } } 提前谢谢您。 Re: S32K1 EEprom RTD "FTFC_EEP_IP_STATUS_BLOCK_INCONSISTENT" 可能是由块加法对齐引起的,除了在初始分区时保留此范围" 从 0x10000000 到 0x1000ffffff 以外,您能否提供更多有关 EEPROM 地址设置的信息? Re: S32K1 EEprom RTD 嗨,@ck182、 一旦在 FlexNVM 上启用 EEE,应用内核就不再能直接访问 FlexNVM(备份)。此时,只能访问作为 EEPROM 的 FlexRAM。 如果 FlexNVM 是使用 EEP_FTFC_LOAD_AT_RESET_ENABLED 进行分区的,则在 RESET 后,备份闪存的内容会自动复制到 FlexRAM(EEPROM)中,并设置 EEERDY 标志。 在 main() 开始时,请确认一下: EEERDY == 1, DEPART 包含有效的分区代码,且 有效数据存在于 FlexRAM(EEPROM)中? 此致, 丹尼尔 Re: S32K1 EEprom RTD 你好 db16122, 感谢您的重播。 ck182_0-1777878996851.pngck182_0-1777878996851.png 我对"Eep_Ftfc_Ip_Example_S32K144" 原始示例未作任何改动。 此外,我还注意到,在执行这段代码时 retJobResultType = Ftfc_Eep_Ip_Write(EEP_ERASE_START_ADD + i, dataWrTestPatt + i, FTFC_EEP_IP_PAGE_LONGWORD, FALSE); 在示例中,它在 RAM 地址 0x14000000 处写入,这是正确的,但从未在 Flex Memory 中写入"某处" 。 我希望"somethings" 不仅在 ram 中写入,而且从地址 0x10000000 开始在 Flex 内存中写入,但我从未看到任何变化。 我不明白我错在哪里 我使用的是 DS3.4 和 RDT 1.01。 谢谢! Re: S32K1 EEprom RTD 请分享用于数据闪存和 EEPROM 设置的 FlexNVM 分区代码。它可能需要知道在 1000000 和 1000FFFF 之间哪个部分被设置为 EEPROM。您可能需要根据设置读取 EEPROM 数据。 更多详情,请参阅 AN11983 使用 S32K1xx EEPROM 功能 Re: S32K1 EEprom RTD @danielmartynek,抱歉回复晚了。由于其他工作,我已经停止了 RTD EEPROM 的相关工作。 现在我已经解决了这个问题。 所有代码和 S32K144 示例都能正常工作,但问题是 PEmicro 调试器每次都会进行大规模擦除。 所以我改用了 sector erase alrgortim 算法,而不是 pflash_dflahs_eeprom algortim 算法,现在可以正常工作了。 我也尝试过保留 pflash_dflahs_eeprom 算法并保留 FlexNMV 内存,但这个方法行不通。 对你来说是否正确? 提前感谢,再次为我的回复过长道歉。 Re: S32K1 EEprom RTD 你好@ck182 , 我明白了,谢谢你的更新。 这些是PE Micro的专有算法。 请联系PE Micro技术支持。 BR,丹尼尔
View full article
Flexera 许可加密狗 你好 我们使用 Flexera 许可证密钥使用 CodeWarrior 5.2 和 11.1 已经有一段时间了。本来一切正常,但突然之间,CodeWarrior Suites 似乎再也无法识别加密狗了。 lmtools 可以正确显示 FLEXid: 我的 license.dat 文件位于以下路径: C:\Program Files (x86)\Freescale\CWS12v5.2 C:\Freescale\CW MCU v11.1\MCU 在 CodeWarrior 5.2 中,我遇到了以下错误: 而在 11.1 版中,我得到的是 我使用的电脑运行的是 Windows 11。我们有一些使用 Windows 10 操作系统的旧笔记本电脑,在使用时没有任何问题。 如有任何帮助,我们将不胜感激! 谢谢! 扎克
View full article
如何理解 FS26 的 RESET 引脚图 你好,恩智浦 如下图所示,图中虚线框表示什么意思?这是否表明虚线框内的电路不一定存在?如果不存在,外部复位信号如何RESET FS26? 这个虚线框选择是否有误?是否应该选择 LBIST?因为 ASIL D 应用的芯片有 LBIST。 敬上, xianlong 功能安全 Re: How to understand the reset pin diagram of FS26 你好,@ ErikaC 是的,我看到最新的手册中只有一章描述了 RSTB 作为输出功能。 但是,① 在手册的引脚功能说明中,RSTB 具有输入和输出功能,而不仅仅是输出。 ② 尽管 RSTB 无法 RESET 主状态机,但它可以 RESET 故障状态机。此外,RSTB 还有一个 8 秒计时器用于检测,表明 RSTB 可以检测输入电平。我好奇的是,它是如何实现输入检测的?   谨致问候, xianlong Re: How to understand the reset pin diagram of FS26 你好 虚线框并不表示该电路是可选的。它仅代表内部冗余模拟路径,用于在故障安全条件下强制RSTB处于低电平,并且该硬件始终存在。FS26 功能安全手册第 5.2.15.1 节明确描述了此路径,因为 RSTB 只是一个输出,因此外部 RESET 无法 RESET FS26,虚线部分仅显示 PMIC 内部如何断言 RSTB,而不是如何接收 RSTB。ABIST 测试这条模拟路径,而 LBIST 则测试数字功能安全逻辑;ASIL‑D 设备需要两者,因此在虚线框内显示 ABIST 而不是 LBIST 没有错误。 希望对您有所帮助! Re: How to understand the reset pin diagram of FS26 我无法在社区中分享 RSTB 引脚的详细框图。但是,由于漏极开路,数字正在驱动引脚的输出电平,但同时,由于滞后缓冲器将这些信息提供给故障保护逻辑模块,我们可以感知到相同的输出电平。 您发送的数据表中的图片没有错误。 LBIST 正在检查数字量,这也是它被写入 FS_LOGIC 块的原因。 不过,ABIST 只是检查滞后缓冲器,确保传感功能正常,因此出现了虚线。 我希望这能澄清一切。如果没有,请告诉我。
View full article
How to understand the reset pin diagram of FS26 Hi,NXP As shown in the figure below, what does the dashed box in the figure mean? Does it indicate that the circuit within the dashed box may not necessarily exist? If it doesn't exist, how can an external reset signal reset the FS26? Is there an error with this dashed box selection? Should it select LBIST instead? Because chips for ASIL D applications have LBIST. Best Regards, xianlong Functional Safety Re: How to understand the reset pin diagram of FS26 Hi,@ErikaC  Yes, I see that the latest manual only has a chapter description with RSTB as the output function. However, ① in the pin function description of the manual, RSTB has input and output functions, not just output. ② Although RSTB cannot reset the main state machine, it can reset the fault state machine. Moreover, RSTB has an 8-second timer for detection, indicating that RSTB can detect the input level. What I'm curious about is how its input detection is implemented?   Best Regards, xianlong Re: How to understand the reset pin diagram of FS26 Hello, The dashed box does not mean the circuit is optional. It simply represents the internal redundant analog path used to force RSTB low in a fail‑safe condition, and this hardware is always present. This path is explicitly described in the FS26 safety manual section 5.2.15.1 Because RSTB is only an output, an external reset cannot reset the FS26, and the dashed section only shows how the PMIC internally asserts RSTB, not how it receives it. ABIST tests this analog path, while LBIST tests the digital safety logic; both are required for ASIL‑D devices, so there is no error in showing ABIST inside the dashed box instead of LBIST. Hope this helps! Re: How to understand the reset pin diagram of FS26 I cannot share the the detailed block diagram of the RSTB pin here in the community. However,  the digital is driving the output level of the pin thanks to the open-drain but, at the same time, we sense this same output level thanks to the hysteresis buffer to provide this information to the fail-safe logic block. There is no error in the picture you sent from the datasheet. The LBIST is checking the digital, which is why it’s written in the FS_LOGIC block. However, the ABIST is only checking the hysteresis buffer making sure that the sensing is properly functioning, hence the dotted line. I hope this clarifies everything. If not, please let me know.
View full article
S32K5 RTD EB Tresos 生成 Arxml 文件错误 嗨,团队、 用于 S32K5 RTD 0.8.0 EAR 与 EB tresos 32.0。客户正在使用 im- 和导出器导出整个项目的 Arxml 文件。但该工具报告了以下错误: 客户可以用同样的方法在 S32K3 RTD 中使用 tresos 生成 Arxml 文件,但在 K5 中遇到错误。 您能否帮助检查一下为什么会出现这种错误,有没有办法修复这个错误? 此致, 理查德 EB TRESOS 许可证 RTD Re: S32K5 RTD EB Tresos Generate Arxml File Error 你好@RichardLi、 我以前遇到过这个问题,并报告给了 RTD 团队,但这个问题应该来自 EB 工具,而不是 RTD。如需咨询此问题,请查找联系点。 顺祝商祺! Nhi Re: S32K5 RTD EB Tresos Generate Arxml File Error 你好@LiekLi、 因为你是在另一个 EB tresos 版本中测试 K3。这个问题刚刚在 32.0.0 版本中出现、SW 团队进行了测试,这就是他们给我的答复: "我刚刚用最新的 K5 和EBT 32 进行了快速测试。这只是一个只有 Resource 插件的空项目。 据我所知,这是一个EBT问题 如果不出现 AUTOSAR 字符串错误,您甚至无法创建输出程序。 一选择输出程序就会出现错误。 而且,运行导出程序时会出现一些警告,提示某些节点尚未创建。     这些是EBT内部节点。因此,我建议您就此联系EBT。" 但我不知道如何与 EB 工具联系。 顺祝商祺! Nhi Re: S32K5 RTD EB Tresos Generate Arxml File Error 你好@LiekLi、 我通过电子邮件联系了 SW 团队。您能把 K3 和 K5 中用于测试导入导出的 arxml 发送给我吗?我会先试试,然后将它们发送给 SW 团队,并将您添加到该主题中。 顺祝商祺! Nhi Re: S32K5 RTD EB Tresos Generate Arxml File Error 嗨,Nhi、 能否请您创建一个 JIRA 票据并将链接发送给我? Re: S32K5 RTD EB Tresos Generate Arxml File Error 嗨,Nhi、 用于配备 EB tresos 32.0 的 K5、我无法生成 Arxml。您可以导入 K5 RTD 0.8.0 示例并进行测试。 例如,我使用了 CAN 的例子。然后你就能看到问题所在了。 使用 EB tresos 29.0 的 K3 RTD 可以做到这一点。     Re: S32K5 RTD EB Tresos Generate Arxml File Error 嗨,Nhi、 是否有关于此问题的 JIRA 记录? 请告诉我联系人是谁? 非常感谢。 Re: S32K5 RTD EB Tresos Generate Arxml File Error 你好@LiekLi、 因为这不是 RTD 驱动程序的问题,所以我无法创建 Jira 票据。我把你加进了那个主题,你可以发表你的意见。 顺祝商祺! Nhi Re: S32K5 RTD EB Tresos Generate Arxml File Error 在 EB Jira 中创建的 ticket: https://jira.elektrobit.com/browse/ASCFREESCL-1762.一旦 EB 给我答复,我就会通知你 Re: S32K5 RTD EB Tresos Generate Arxml File Error 大家好, 这个问题已得到确认。使用 EBT 32.1.4或更晚。
View full article
FS26 Wake Up Issue on ISOSPI Wake My customer has an issue with FS26 PMIC After enabling AFE LPCM successfully, FS26 PMIC enters LPOFF mode with wake polarity configured as High. During an under‑voltage fault, the ISOSPI asserts the INTR pin from Low to High. This INTR signal is connected in parallel to FS26 WAKE1 and S32K322 GPIO PTC12. However, when INTR transitions to High, the line only reaches around 600 mV, which is not sufficient for FS26 to exit LPOFF. Due to this, FS26 is not waking up. I would suspect loading on the shared WAKE/INTR net (e.g., MCU pin not fully Hi‑Z or weak/OD INTR driver), but I would appreciate if any guidance or recommendation to fix issue. FS26 S32K3 Re: FS26 Wake Up Issue on ISOSPI Wake Hi Allan (@AllanAn), Could you please help with this question from our colleague Yuko-san? Thanks & BRs, Tomas Re: FS26 Wake Up Issue on ISOSPI Wake Hi Yuko, From your description, INTR too low leading to not reach FS26 WAKE pin high threshold, as a result, device did not wakeup. I only suggest customer to have a high INTR voltage and I did not see any action from FS26 side, as it is customer responsibility to make sure wakeup signal should be valid within FS26 spec as attached. Brs Allan 
View full article
RT1170 上的 LPUART1 BREAK 检测问题 亲爱的恩智浦支持团队 我目前正在 RT1170 上使用 SDK 和 LPUART1 进行 UART 通信。我在发送 BREAK 检测时遇到了一个问题,希望得到您的指导。 问题描述: 当我启用LIN 中断检测 (LBKDE)和LBKDIE 时: MCU 成功检测到来自 PC 的发送 BREAK 信号(LBKDIF 标志置位)。 但是,正常的 UART 数据通信不起作用。 在正常 UART 模式下,RX 和 TX 正常工作。 示波器测量结果显示,在发送中断期间,PC 的 TX 线路在预期的持续时间(约 2100 毫秒)内保持低电平。 问题 RT1170 LPUART 是否会出现这种行为? 有没有既能检测 PC 发送 BREAK,又能进行正常 UART 通信的推荐方法? 如果您能指导我如何在保持 RT1170 正常 UART 数据接收的同时可靠地检测到来自 PC 的发送中断(Send BREAK),我将不胜感激。 感谢您的帮助。 顺祝商祺! Re: Issue with LPUART1 BREAK Detection on RT1170 亲爱的恩智浦支持团队 感谢您之前的解释和对 RT1170 参考手册的参考。 根据 RM 的描述,我们可以理解当LBKDE = 1 时,LIN 中断检测电路被启用,接收到的数据不会写入 RX FIFO,因此正常的 UART 接收会被有意禁用。我们承认这种行为是意料之中的。 不过,我们想就可能的替代方案或建议的解决方案提出一个后续问题。 我们的要求 检测来自 PC 的发送 BREAK条件(通过 USB-UART)。 同时,继续正常的 UART 数据收发。 不需要 LIN 协议栈;这是一般的 UART 通信,BREAK 用作同步或控制信号。 我们观察到的情况 LBKDE = 1时 LIN BREAK 检测正确(LBKDIF 已设置)。 正常 UART RX 数据被阻断,如 RM 所述。 LBKDE = 0时 正常 UART RX 正常工作。 我们的问题 RT1170 是否支持或推荐在不启用 LBKDE 的情况下,在保持正常 UART RX 激活的同时检测发送中断(Send BREAK)的方法? 是否认为使用成帧错误 (FE) + RX FIFO 清除是非 LIN UART BREAK 检测的预期解决方法? 在使用 LBKDE 与普通 UART 通信时,是否存在任何勘误、未注明的设置或硬件限制? 如果不支持这种使用情况,能否请您确认RT1170 LPUART 在设计上不支持同时进行 LIN BREAK 检测和正常 UART 接收? 如果您能确认或推荐任何最佳做法,我们将不胜感激。 非常感谢你们一如既往的支持。 顺祝商祺! Re: Issue with LPUART1 BREAK Detection on RT1170 你好@dskim2、 感谢您关注恩智浦 MIMXRT 系列! 您所描述的现象是意料之中的。请参阅 RM 的以下解释: 此外,我们的一位同事也实现了类似的功能,或许对您有所帮助: 1.https://community.nxp.com/t5/NXP-Designs-Knowledge-Base/RT1170-LIN-driver-development-and-stack-porting/ta-p/1356144 2.https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/Use-RT1060-STAT-LBKDE-to-detect-Lin-quot-break-quot-but-cannot/m-p/1458242 致以最诚挚的问候, Gavin
View full article