Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
最新の SDK_25_12_00 ではデバッグ ツールがグレー表示され、古い SDK_25_03_00 では正常に動作します MCUXpresso IDE V25.6.136 を実行中+ SDK_25_12_00 を搭載した evkmimxrt685 ボード。デバッグが開始されると、すべてのデバッグ ツール (再開 ..) がグレー表示され、プロジェクトを実行できなくなります。古い SDK_25_03_00 では正常に動作しますが、SDK_25_06_00 および SDK_25_09_00 でも同じ問題が発生します。デバッグツールを復元するにはどうすればいいですか Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00 こんにちは、カルロス。これは、Hello World を含むすべての例で発生します。常に「void ResetISR(void)関数の最初の行、つまりstartup_mimxrt685s.cの行__asm volatile ("cpsid i") (行番号381)で停止します。スタートアップディレクトリ内のファイル。evkmimxrt685_dsp_mu_polling_cm33 を実行しようとしています。この例は 25.03 バージョンでは正常に動作します。以降のすべてのバージョン (06、09、12) でこの問題が発生します。24.03 以降の SDK バージョンでは IDE に何か変更を加える必要がありますか?スクリーンショットはあるのですが、どうやって投稿すればいいですか。ありがとう@bobvr Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00 こんにちは、カルロス。スクリーンショットを投稿します。 Hello Worldを含むすべてのサンプルで発生します。常に「void ResetISR(void)」関数の最初の行、つまりスタートアップディレクトリのstartup_mimxrt685s.cファイルの__asm volatile ("cpsid i")行(行番号381)で停止します。main()関数が実行されず、実行が開始されません。evkmimxrt685_dsp_mu_polling_ cm33を実行しようとしています。このサンプルはバージョン25.03では正常に動作します。それ以降のバージョン(06、09、12)ではこの問題が発生しています。24.03以降のSDKバージョンでは、IDEに何か変更を加える必要があるでしょうか?bobvrさん、ありがとうございます。 Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00 こんにちは@bobvr お使いのコンピュータにインストールされている OS を教えていただけますか?Linux、Windows 10、Windows 11? EVK の BOOT_SEL が正しく選択されているか確認してください。 Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00 こんにちは@bobvr セットアップの詳細を共有していただきありがとうございます。 フラッシュを一括消去して、デバッグを再試行してください。 これを行うには、クイックスタートパネルでリンクサーバーアクションを変更してください。 carlos_o_0-1767979142309.png その後、LinkServer プローブを使用してデバッグに戻します。 プロセス中にエラー メッセージが表示された場合は、スクリーンショットを共有してください。 Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00 Dell Alder Lake デスクトップで Windows 11 を実行しています。ブート ジャンパー (JP1) は開いています。これは、マニュアル (MIMXRT685-AUD-EVKUM Rev 3 - 2023 年 7 月 21 日) によるとデフォルトです。これが「EVK の BOOT_SEL を確認する」という意味だと思います。ありがとうbobvr Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00 カルロス、ありがとう。これを実行する前に、私は常に SEGGER J-Link プローブを使用しており、「SEGGER J-Link プローブを使用したフラッシュ アクションの消去」メニュー オプションがあることをお知らせしたいと思います。それを使用して消去する必要がありますか、それとも上記のようにリンク サーバー プローブを使用して消去する必要がありますか。 Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00 カルロス、リンク サーバーで一括消去を試みましたが、エラー メッセージが表示されました - スクリーンショットを添付します。ありがとう Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00 こんにちは、カルロス。Segger J-Link プローブを使用してフラッシュを削除しました (リンク サーバー プローブは Segger ファームウェアによって上書きされているため、リンク サーバー プローブではありません)。ARM コアと HiFi4 DSP の両方をデバッグするには、Segger プローブを使用する必要があることを理解しています。また、Segger ファームウェアを最新バージョン 8.98 にアップデートしました。デバッグ起動ファイルを削除し、起動時に新しいワークスペースを生成するためにワークスペースを削除し、ボードの電源を入れ直しました。まだ同じ問題です。デバッグセッションが実行中であると表示されますが、デバッグできません。前述したように、これは 03 以降のすべてのバージョン (06、09、12) で発生します。startup_mimxrt685s.c で停止します以前と同じようにファイルします。デバッガー コンソールに警告メッセージが表示されますが、これはおそらく無害です。「警告: 'main' をホスト エンコーディング (CP1252) から UTF-32 に変換できませんでした。 通常、このようなことは起きませんので、バグレポートを提出してください。 モニター実行 SetRestartOnClose=1 次のステップについてアドバイスをお願いします。ありがとう、bobvr。 Re: Debug tools greyed out with latest SDK_25_12_00, work fine with older SDK_25_03_00 こんにちは@bobvr ご利用いただいていることを共有いただきありがとうございます。 リンク サーバーでデバッグを試みても問題は解決しませんか?エラーメッセージが表示された場合は、それを共有してください。
查看全文
MCUXpresso Config Tool for MCUXpresso IDE Clone an Example Project from MCUXpresso IDE The following steps will guide you through the manipulation of the general-purpose outputs. The example sets up a CTimer to generate a PWM signal and change between two LEDs. Find the Quickstart Panel in the lower left-hand corner and click on Import SDK example(s) Sabina_Bruce_14-1767120564749.png Click on the FRDM-MCXN947 board to select that you want to import an example that can run on that board, and then click on Next Sabina_Bruce_15-1767120575767.png Use the arrow button to expand the  driver_examples  category, then expand the ctimer examples, click on the check box next to  ctimer_match_interrupt_example  to select it. To use the UART for printing (instead of the default semihosting), Select UART as the SDK Debug Console checkbox under the project options. Then, click on Finish Sabina_Bruce_16-1767120587691.png Click on the  “frdmmcxn947_ctimer_match_interrupt_example”  project in the Project Explorer View and build, compile, and run the demo as described in the previous section Sabina_Bruce_17-1767120603466.png You should see the BLUE and RED LED changing back and forth Terminate the debug session Use MCUXpresso IDE Pins Tools to Modify Example Note: Previously, you had to clone an SDK project like in the previous step. Open the pins tool by selecting “ConfigTools” on the top right hand of the file explorer window and then select “ Open Pins” Sabina_Bruce_2-1767120490131.png The pins tool should now display the pin configuration for the ctimer project Sabina_Bruce_3-1767120490074.png In the Pins view deselect “Show dedicated pins” and “Show no routed pins” checkboxes to see only the routed pins. Routed pins have a check in a green box next to the pin name. The functions selected for each routed pin are highlighted in green Sabina_Bruce_4-1767120490861.png In the current configuration, PIO3_2 and PIO3_3 are routed as the outputs of the CTimer. Let’s add a third Ctimer Match output and enable the Green LED Select “Show no routed pins” to see the other options. To enable the third Ctimer Match Output, browse the column for Ctimer and select and output. In this example, we will select, Ctimer4 Match 2 on PIO3_6. Select the item in the Ctimer column to enable Sabina_Bruce_5-1767120490102.png Now, let’s route the Green LED. In the search box type “green” so that the routed pin for this LED is shown. Finally, click the box under the GPIO column. The box will highlight in green, and a check will appear next to the pin Sabina_Bruce_6-1767120489892.png Next configure the GPIO pin as an output in the “Routing Details” window Sabina_Bruce_7-1767120490064.png Now it’s time to implement these changes into the project by exporting the new updated pin_mux.c and pin_mux.h files that are generated by the Pins tool. Click on Update Project in the menu bar Sabina_Bruce_8-1767120490018.png The screen that pops up will show the files that are changing and you can click on “diff” to see the difference between the current file and the new file generated by the Pins tool. Click on “OK” to overwrite the new files into your project Sabina_Bruce_9-1767120490120.png Let’s add some additional code to the example. Open  simple_match_interrupt.c  file and add the following macros for the third ctimer output. Sabina_Bruce_10-1767120489936.png Add the Green LED functions as well. Sabina_Bruce_11-1767120491994.png Some additional code to be implemented will be the third ctimer’s callback, this can be copied from  ctimer_match1_callback  and modify the content to match2. To be able to visually identify the new ctimer, we will remove one of the previous ctimers as shown Sabina_Bruce_12-1767120492171.png The main function will need to include the initialization of both the Green LED and the Ctimer Sabina_Bruce_13-1767120490811.png Build and download the project as done in the previous section Run the application. You should now see the Green and Blue LED blinking back and forth Terminate the debug session
查看全文
安装和更新 S32K144 MCU 的 SDK 我安装了 S32 Design Studio 是为了从 S32K144 MCU 的 SDK 示例中创建项目我找不到用于配置示例项目的 SDK 文件夹我已经安装了下面 S32 K144 设备的 SDK 我已经分享了我关于图像的问题请提前参考 谢谢 Re: install and updating the SDK for the S32K144 MCU HI 请安装另外两个软件包,然后你会找到 S32K1 RTD。 S32DS Extensions and Updates install S32K1 RTD300 QLP03.png 我记得以前,我只需要选择其中一个,与 S32K1 RTD 相关的依赖软件包就会自动安装。 请注意,在圣诞假期期间,我们的支持响应时间可能会比平时长。在某些情况下,您的请求可能会在新年后得到处理。感谢您的理解。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
查看全文
D1が赤く点灯しているため、S32K146EVB-Q144ボードをフラッシュできません 当初は正常に動作していた S32K146EVB-Q144 評価ボードを持っています。 Lin スタックを実装したデバッグ セッション中に、動作が停止しました。 コントローラをリセットすると、D1 の赤いライトが点灯し続け、他の 2 つの緑のライトも点灯したままになります。 USB ソースからの電源を選択するために、位置 2-3 の J10 と J107 を使用し、OpenSDA アプリのフラッシュ モードを選択するために、位置 2-3 の J104 を使用しました。 現在、私のコントローラは S32DS によってまったく検出されません。 症状はまったく同じであるように思われたので、以下の投稿に記載されている手順を試してみました。 Re: S32K144 D2 赤色 LED が常時点灯 - NXP コミュニティ ここで、P&E Kinetics Recovery Tool を使用して OpenSDA でプロセッサを停止できましたが、それでも新しいアプリケーションをフラッシュすることはできませんでした。 停止に成功しても再度点滅させることができず、赤色のライトが点灯したままになります。 コントローラはジャンパー J104 を調整することでブートローダーモードに入ることもでき、実際にブートローダーアプリをフラッシュすることもできました。しかし、どういうわけか私は再びフラッシュを書き込むことができず、サンプルの.srecをフラッシュしようとするとファイルでは、D2 は定期的に点滅し続けます (通常、正常に点滅すると 1 回点滅してからアプリの実行が開始されます)。 つまり、簡単に言うと: - コントローラがメインに到達できない、または継続的にリセットされる - コントローラはフラッシュに再度書き込むことができません (セキュリティ上の問題である可能性があります)。 私はデバッグ プローブを持っていないため、SEGGER-JLINK に関連するものを除き、上記の Thread で言及されているテクニックを試しました。私は PE Multilink Universal を持っていますが、フラッシュを回復/消去することはできません。 ボードの詳細は次のとおりです。 ボード名: S32K146EVB-Q144 MicroBootカーネルバージョン: 1.08 ブートローダーのバージョンは: 1.13 インストールされたアプリケーション: PEMicro EVB-S32K144 マスストレージ/デバッグアプリ アプリケーションのバージョン: 1.25 DUID は: 39A33939-91818199-37539805-F97AE678 EUID は: 4141A238-1BDB8733-1854BA22-D38368D6 TUID: 74823938-47328196-8576CC9B-0242983E TOAは次のとおりです: 86B6E505-56F042E0-79B2A114-62BA758F TOA2 は: 86B6E505-EB1A8A7C-AF6E54B6-43532420 SUID は: 86B6E505-5BA18877-37239804-8003EC65 MCU は永久にロックされますか? そうでない場合、どうすればボードを回復できますか? ハードウェアに障害があると思われますか?(参考までに、D2とD3が緑色に点灯しているのは、5Vと3.3Vの電源レールが正常に動作していることを意味していると思います) 物理的に大量消去する方法はありますか?(ボードがまったく検出されないため、S32DS 緊急キネティクス オプションは使用できません)。 OpenSDA チップの任意のピンを接地すると、フラッシュ メモリが消去されますか? Re: Unable to flash S32K146EVB-Q144 board as D1 glowing red クリスマス休暇期間中は、サポートの応答時間は通常より長くなる場合がありますのでご了承ください。場合によっては、ご要望への対応が新年以降になることもあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 Re: Unable to flash S32K146EVB-Q144 board as D1 glowing red ハイ P&E リカバリ ユーティリティがMCU を停止したら、ツールを閉じます。 次にステップ3に進みます または ステップ4 S32K146 を再プログラムします。 これが原因かどうかは分かりませんが、 アプリケーションのバージョン: 1.25 。リセットボタンSW5を押したまま、USBケーブルを挿入して MSD-DEBUG-S32K146EVB-Q144_Pemicro_v121.SDA BOOTLOADER ドライブに挿入します。これにより、 アプリケーションバージョンを1.21に。 また添付しました lpit_periodic_interrupt_s32k146.srec 。 ちなみに、外付けのSegger J-Linkは必要ありません。ステップ6に従う場合: SW5を押しながらJ7を挿入すると、OpenSDAがブートローダーモードになります。そして、 SEGGER J-Linkアプリケーションファームウェア( OpenSDA_V1.bin )をOpenSDA_V1.binにコピーします。 オンボード デバッガーは J-Link になります。 よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 --------------------------------------------------------------------------------- Re: Unable to flash S32K146EVB-Q144 board as D1 glowing red こんにちは、ロビン。 迅速なご返信ありがとうございます。MSD -DEBUG-S32K146EVB-Q144_Pemicro_v121.SDAにロールバックしてみましたが、 同じように動作します。ブートローダーアプリはフラッシュされますが、D1はまだ赤く点灯しており、.srecをフラッシュできません。kinetis 回復ツールを使用して停止した後のファイル。コントローラが srec をフラッシュしようとしているが、D2 が定期的に点滅するため失敗していることがわかります (通常は 3 ~ 4 回だけ点滅し、アプリがフラッシュされます)。 その後、ブートローダーをOpenSDA_V1.bin に切り替えて、その後 J-Link コマンダーを使用して接続を試みましたが、次のログが表示されました。 SEGGER J-Link Commander V8.94 (2025年12月10日 14:50:47 にコンパイル) DLLバージョンV8.94、2025年12月10日14:49:54にコンパイル USB経由でJ-Linkに接続しています...OK ファームウェア: J-Link OpenSDA コンパイル日: 2023年1月31日 13:42:36 ハードウェアバージョン: V1.00 J-Link の稼働時間(起動以降): 0d 00h 00m 28s シリアル番号: 621000000 VTref=3.300V ターゲット接続を確立するには「connect」と入力し、ヘルプを表示するには「?」と入力します J-Link>接続 デバイス/コアを指定してください。 : S32K146 選択ダイアログに「?」と入力してください デバイス>S32K146 ターゲットインターフェースを指定してください: J) JTAG (デフォルト) S) SWD T) cJTAG TIF>SWD 対象インターフェース速度[kHz]を指定します。 : 4000 kHz 速度>100 デバイス「S32K146」が選択されました。 SWD経由でターゲットに接続する ConfigTargetSettings() の開始 ConfigTargetSettings() 終了 - 22us かかりました InitTarget() 開始 SWDが選択されました。JTAG -> SWD 切り替えシーケンスを実行しています。 CPU の停止中にタイムアウトが発生しました。 InitTarget() 終了 - 392 ミリ秒かかりました ID 0x2BA01477 の SW-DP が見つかりました DPv0が検出されました CoreSight SoC-400 以前 APマップをスキャンして利用可能なすべてのAPを見つける AP[2]: APマップの終端に達したため、APスキャンを停止しました AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x24770011, ADDR: 0x00000000) AP[1]: JTAG-AP (IDR: 0x001C0000, ADDR: 0x01000000) APマップを反復処理して使用するAHB-APを見つける AP[0]: コアを発見 AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000 CPUIDレジスタ: 0x410FC241。実装者コード: 0x41 (ARM) Cortex-M4 r0p1、リトルエンディアンが見つかりました。 FPUnit: 6 つのコード (BP) スロットと 2 つのリテラル スロット CoreSight コンポーネント: ROMTbl[0] @ E00FF000 [0][0]: E000E000 CID B105E00D PID 000BB00C SCS-M7 [0][1]: E0001000 CID B105E00D PID 003BB002 DWT [0][2]: E0002000 CID B105E00D PID 002BB003 FPB [0][3]: E0000000 CID B105E00D PID 003BB001 ITM [0][4]: E0040000 CID B105900D PID 000BB9A1 TPIU 126976バイトの作業用RAM(0x1FFF0000)を初期化しています リセットタイプ: NORMAL ( https://kb.segger.com/J-Link_Reset_Strategies ) リセット: DEMCR.VC_CORERESET によるリセット後にコアを停止します。 リセット: AIRCR.SYSRESETREQ 経由でデバイスをリセットします。 リセット: S_RESET_ST はクリアされません。CPU は永久にリセット状態のままになっているようです。 リセット: フォールバックを使用: ピンをリセットします。 リセット: DEMCR.VC_CORERESET によるリセット後にコアを停止します。 リセット: リセットピン経由でデバイスをリセットします リセット: VC_CORERESET は CPU を停止しませんでした。(デバッグ ロジックもリセット ピンによってリセットされますか?)。 リセット: 再接続して CPU を手動で停止します。 ID 0x2BA01477 の SW-DP が見つかりました DPv0が検出されました CoreSight SoC-400 以前 AP マップの検出をスキップしました。手動で構成された AP マップが見つかりました。 AP[0]: AHB-AP (IDR: 未設定、ADDR: 0x00000000) AP[0]: コアを発見 AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000 CPUIDレジスタ: 0x410FC241。実装者コード: 0x41 (ARM) Cortex-M4 r0p1、リトルエンディアンが見つかりました。 CPUを停止できませんでした リセット: コアはリセット後に停止せず、WDT を無効にしようとしました。 リセット: DEMCR.VC_CORERESET によるリセット後にコアを停止します。 リセット: リセットピン経由でデバイスをリセットします リセット: VC_CORERESET は CPU を停止しませんでした。(デバッグ ロジックもリセット ピンによってリセットされますか?)。 リセット: 再接続して CPU を手動で停止します。 ID 0x2BA01477 の SW-DP が見つかりました DPv0が検出されました CoreSight SoC-400 以前 AP マップの検出をスキップしました。手動で構成された AP マップが見つかりました。 AP[0]: AHB-AP (IDR: 未設定、ADDR: 0x00000000) AP[0]: コアを発見 AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000 CPUIDレジスタ: 0x410FC241。実装者コード: 0x41 (ARM) Cortex-M4 r0p1、リトルエンディアンが見つかりました。 CPUを停止できませんでした リセット: 失敗しました。リセット ピンを切り替えてリセット戦略を再度試します。 ID 0x2BA01477 の SW-DP が見つかりました DPv0が検出されました CoreSight SoC-400 以前 AP マップの検出をスキップしました。手動で構成された AP マップが見つかりました。 AP[0]: AHB-AP (IDR: 未設定、ADDR: 0x00000000) AP[0]: コアを発見 AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000 CPUIDレジスタ: 0x410FC241。実装者コード: 0x41 (ARM) Cortex-M4 r0p1、リトルエンディアンが見つかりました。 リセット: DEMCR.VC_CORERESET によるリセット後にコアを停止します。 リセット: AIRCR.SYSRESETREQ 経由でデバイスをリセットします。 リセット: S_RESET_ST はクリアされません。CPU は永久にリセット状態のままになっているようです。 リセット: フォールバックを使用: ピンをリセットします。 リセット: DEMCR.VC_CORERESET によるリセット後にコアを停止します。 リセット: リセットピン経由でデバイスをリセットします リセット: VC_CORERESET は CPU を停止しませんでした。(デバッグ ロジックもリセット ピンによってリセットされますか?)。 リセット: 再接続して CPU を手動で停止します。 ID 0x2BA01477 の SW-DP が見つかりました DPv0が検出されました CoreSight SoC-400 以前 AP マップの検出をスキップしました。手動で構成された AP マップが見つかりました。 AP[0]: AHB-AP (IDR: 未設定、ADDR: 0x00000000) AP[0]: コアを発見 AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000 CPUIDレジスタ: 0x410FC241。実装者コード: 0x41 (ARM) Cortex-M4 r0p1、リトルエンディアンが見つかりました。 CPUを停止できませんでした リセット: コアはリセット後に停止せず、WDT を無効にしようとしました。 リセット: DEMCR.VC_CORERESET によるリセット後にコアを停止します。 リセット: リセットピン経由でデバイスをリセットします リセット: VC_CORERESET は CPU を停止しませんでした。(デバッグ ロジックもリセット ピンによってリセットされますか?)。 リセット: 再接続して CPU を手動で停止します。 ID 0x2BA01477 の SW-DP が見つかりました DPv0が検出されました CoreSight SoC-400 以前 AP マップの検出をスキップしました。手動で構成された AP マップが見つかりました。 AP[0]: AHB-AP (IDR: 未設定、ADDR: 0x00000000) AP[0]: コアを発見 AP[0]: AHB-AP ROMベース: 0xE00FF000 CPUIDレジスタ: 0x410FC241。実装者コード: 0x41 (ARM) Cortex-M4 r0p1、リトルエンディアンが見つかりました。 CPUを停止できませんでした CPUを停止できませんでした CPUを停止できませんでした ****** エラー: CPU を停止できませんでした。 メモリゾーン: ゾーン: 「デフォルト」 説明: デフォルトのアクセスモード Cortex-M4 が識別されました。 J-Link> Re: Unable to flash S32K146EVB-Q144 board as D1 glowing red オシロスコープを使用してリセットピンの波形を観察し、波形を送信してリセット期間とハイレベル幅を教えてください。場合によっては回復不可能となり、S32K1 チップを交換しなければならないこともあります。   接続戦略と回復手順: 目標: デバッガーにコアを停止し、問題のあるファームウェアを無効にする機会を与えます。 A. SWD速度を下げる + 「リセット時に接続」 J-Link Commanderの場合: J-Link> device S32K146 J-Link> if SWD J-Link> speed 1000 ; start at 1 MHz; if still failing, drop to 100 kHz J-Link> connect それでも失敗する場合は、手動の connect‑under‑reset を使用します。 RESET_b を外部的に低く保持し、ボードに電源を投入します。 Commander で connect を実行します。 リセットを解除し、直ちに次の操作を実行します。 J-Link> r J-Link> h J-Link> halt 特に 100 kHz SWD 速度ではタイミングが重要になる可能性があるため、何度か試してください。 B. J-Linkリセット戦略の変更 リセット戦略の値によって動作が異なります。Commander の場合 (正確な ID はバージョンによって異なる場合があります): J-Link> SetResetType = 3 ; a common “connect under reset / halt after reset”; Try 2 / 4 / 12 etc. depending on your J-Link version J-Link> r J-Link> halt または、J-Link Commander で「リセット状態で接続」を選択してみてください。 Re: Unable to flash S32K146EVB-Q144 board as D1 glowing red S32K146EVB-SPF-29844-RB.pdfによると: J104 1-2 OpenSDAからのリセット信号 J10 2-3 P5V0 外部の 9V または 12V 電源がある場合は、 J107 1-2 P5V_SBC を接続することもできます。PEMicro Multilinkなどの外部デバッガーをお持ちの場合は、それを使用して、S32K146 用のプログラムをダウンロードできるかどうかを確認してください。 最後にダウンロードされたプロジェクトは何ですか?CSEc は有効になっていますか? 前回の質問に答えて、オシロスコープを使用して測定したリセット信号を提供してください。
查看全文
S32N55-NETC ハードウェア MAC 学習の問題 こんにちは、チーム お客様 (HKMC) は、SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0 を使用して RDB の ping 機能をテストしたところ、異常な症状が発生しました。 HW_ENABLED と FDB_LOOKUP_FLOOD_FRAMEを有効にすると、ハードウェアによって学習された動的FDB エントリを保存できないようです。ping 機能が開始されると、動的 FDB エントリが繰り返し追加および削除されます。さらに、関連するレジスタ値は 1 または 2 から 0 に繰り返し変化します。 下の図は詳細な情報と構成を示しています。添付ファイルはWiresharkからのpingログ情報です。 さらに情報が必要な場合はお知らせください。 よろしくお願いします!   よろしくお願いいたします。 唐生。 GRAY_VIP 優先度: 重要 RTD 出典: 直接お客様 Re: S32N55-NETC Hardware MAC learning issue チームの皆様、 根本的な原因は、 NETC_ETHSWT_IP_MAIN_FUNCTION_PERIOD の構成が正しくないことです。値は 0.001 である必要がありますが、CRS 上の NETC スイッチのデフォルト構成は 1 です。 次のリリースでこれが修正されるようにしてください。 よろしくお願いします! よろしくお願いいたします。 唐生。
查看全文
s32k312 hse work abnormal when enable gcc -O1 Hi NXP expert,     1. i am using s32k312 hse to do a rsa verify function,  i store the rsa public key in NVM catalog  ``` { HSE_ALL_MU_MASK,  HSE_KEY_OWNER_CUST,   HSE_KEY_TYPE_RSA_PUB, 2,  HSE_KEY2048_BITS }, ```    2. it can verify in default project, which in settings, gcc optimization is  None (-O0)   3.  i want to shrink the binary size, and change gcc settings to -O1,  no else changed. then the function returns  failed (0x55a5a164) how to solve this problem    thanks. Re: s32k312 hse work abnormal when enable gcc -O1 Hi victory, Based on your description, it sounds very similar to the issue described in the S32K3常见问题检查列表(Check list)-V1.2-20251113.docx:  4.32 编译器优化设置不当导致HSE服务失败问题 4.32 编译器优化设置不当导致HSE服务失败问题.png Please note that during the Christmas holiday period, our support response times may be longer than usual. In some cases, your request might be addressed after the New Year. Thank you for your understanding. Best Regards, Robin
查看全文
[ABUSE] Post By: @JohnKlug / Board: imx-processors / Reported by: hylhmda hylhmda has reported the post Could not invoke dnf for external kernel module in Yocto kirkstone posted by @JohnKlug for the following reasons: Reason: Harassment Details: https://www.e123.hk/zh-hant/e-center/group/topic/933211"> https://www.spinsheet.com/racing-team-log/pharmacy-online-3"> https://www.spinsheet.com/racing-team-log/pharmacy-online-3"> https://totalhockeymanagement.com/pharmacy-online-2"> https://www.itconnecta.es/pharmacy-online-8"> https://museusvalenciades.grupotecopy.es/en/node/2360"> http://xn--80ab2anoq0a.xn--p1ai/art/pharmacy-online-0"> https://new.roger24.de/pharmacy-online-6"> https://www.danduo168.com/en/artworks/693/pharmacy-online-2"> http://kalyterizoi.gr/foreis/pharmacy-online-4"> https://chitapage.ru/catalog/17222"> https://lotteryobzor.com/forum/pharmacy-online-10"> http://hubram.cz/content/pharmacy-online-11"> https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/pharmacy-online-0"> https://investor18.ru/investors/pharmacy-online-5"> https://direct.needshub.com/node/28207"> https://direct.needshub.com/node/28207"> https://www.onlyhomebuyers.com/for-sale-by-owner-homes/la/77"> https://theanubianwar.com/node/6402"> http://www.beautynbrushes.com/services-provided/bundle-color-vitalitymythicls"> https://new.roger24.de/pharmacy-online-6"> https://ng.nycc.org/content/pharmacy-online-2"> https://rahuldolas.com/forum/general-discussion/topic/729/pharmacy-online"> https://slp.millingtonpubliclibrary.org/content/pharmacy-online-8"> https://www.old.ts3bots.de/node/1024"> http://old-namur.jeunescathos.org/fr/content/pharmacy-online-30"> https://backend.dawahnigeria.com/audit/304766"> https://recruitment.kenet.or.ke/node/2040"> http://dev.nikol-buket.com/content/pharmacy-online-0"> https://rahuldolas.com/forum/general-discussion/topic/729/pharmacy-online"> http://stage.isupportveterans.org/node/5264"> http://ru.ph-ed-plus.nspu.ru/article/17947"> https://golemobuchino.com/content/2467/pharmacy-online"> https://theanubianwar.com/node/6402"> https://investor18.ru/investors/pharmacy-online-5"> https://www.e123.hk/zh-hant/e-center/group/topic/933211"> http://www.dachpedigrees.com/owner-breeder/pharmacy-online-4"> https://theanubianwar.com/node/6402"> https://oregonweddingday.com/your-couple-name-2370"> https://recruitment.kenet.or.ke/node/2040"> Post link: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Could-not-invoke-dnf-for-external-kernel-module-in-Yocto/m-p/1627964#M203740 Post author: @JohnKlug | Email Author Reported by: hylhmda | Email Reporter The reported post has 2 replies.
查看全文
IMX8QXP 上 CAN-FD 帧丢失 你好 我正在使用 MCIMX8QXP-CPU 板和 MCIMX8QXP-8X-BB。我在使用数据速率为 2Mbit/s 的 can-fd 帧时遇到了一些问题。使用"classic" CAN 和 CAN-FD 1Mbit/s 时一切正常,但使用 2Mbit/s 时,帧丢失严重。我知道我的输入信号并不完美,因为它们来自免接触式CAN总线读卡器,而且我观察到一些噪音。但我可以使用 Kvaser、pcan 等 CAN 记录器读取所有帧,不会出现问题。 我在另一个主题上看到,CAN 控制器时钟可能会影响帧丢失? 在我的配置中,CAN 时钟频率为 40MHz。 我试图修改它,但没有成功。我首先尝试修改设备树,然后读到它也可能在固件中(scfw)。有关信息,我使用 yocto 来版本系统 你认为这个时钟可能是我丢帧的原因吗?如果是,我该如何更新? 感谢您的帮助。 Re: CAN-FD frames loss on IMX8QXP 你好 问题可能确实与 CAN 控制器的时钟配置有关。对于以更高数据速率(2Mbit/s)运行的 CAN-FD,时钟精度变得至关重要。使用当前的 40MHz CAN 时钟,以及使用会引入一定噪声的免接触式 CAN 总线读卡器时,时序容差可能会变得更加严格。 解决这一问题有两种可能的方法: 1. **SCFW修改**:CAN 控制器时钟在系统控制器固件 (SCFW) 中配置。您需要修改 SCFW 配置文件来调整时钟设置。这需要重建 SCFW。 2。**设备树修改**:您也可以尝试调整设备树中的 CAN 定时参数。对于 CAN-FD 操作,您可能需要启用发射器延迟补偿 (TDC),这对于高于 2.5Mbps 的数据速率尤其重要。 对于免接触式 CAN 总线读取器引入噪声的特定情况,调整位定时参数以更能容忍信号变化可能会对您有所帮助。这可以通过修改设备树配置中的传播分段值来完成。 由于你使用的是 Yocto,你可以通过设备树叠加层或直接修补内核源代码来实现这些更改。 此致     Re: CAN-FD frames loss on IMX8QXP 谢谢谢谢 感谢感谢您的反馈。 I 尝试两个 选项 1) SCFW 修改: 我成功生成了固件 scfw_tcm.bin 文件 然后,在我的 yocto 项目中,我有这些生成的文件: bl31 - im x8qx。bin bl3 1- im x8qx。bin - 选择 m4_image。bin mkimage_imx8 mx8qxc0-ahab-容器。img mx8qx -m ek- scfw-tc m。bin scfw_tcm 。bin soc 。做个小孩。bin u -b oot - imx8qxp-mek。bin - sd u - boot - spl。bin - imx8qxp-mek-sd 当我使用 imx-mkimage 工具时,我必须复制这些文件: bl31 - im x8qx。 bin,u -boot- boot - imx8qxp -mek。 bin - sd,scfw_tcm 。 bin 和 mx8qxc0 -ahab-容器。 img 到我的 imx - mkimage 工具然后当我尝试生成新的二进制文件时我遇到了这个错误: 包括杂项.制造 包括 m4.mak 包括安卓.嗡嗡声 包括测试.使 包括 autobuild.制作 包含别名.mak 使[1]: *** 没有règle pour fabriquer la cible " mx8qxb0-ahab-容器.img",为 "flash "所必需。 设置. 使: ***[Makefile:26: flash] 错误 2 我看到 yocto 生成了 mx8qxc0-ahab-容器.img 而不是 mx8qxc0-ahab-容器.img,所以我还 尝试重命名它,但还是出现了同样的问题。 2) 我成功修改了我的设备树,我可以在板上看到 新的 时钟频率。 然后I 尝试命令更新控制器的时序,但我的新 新设置并没有应用。 你写道:你可能需要启用发射器延迟补偿(TDC),我没有找到任何相关文档。如果我明白可以直接在设备树上设置定时参数吗? Re: CAN-FD frames loss on IMX8QXP 你好 我的问题依然存在:canfd 帧丢失。 正如我所说,我成功地将控制器时钟更新到了 80Mhz。但这还不够。 我无法修改时间。我不知道具体该怎么做?至于启用发射器延迟补偿 (TDC),我没有找到 imx8 的相关文档。 感谢您的帮助、 纪尧姆
查看全文
S32K5 RTD 0.8.0 SPI 半双工模式不起作用 大家好 客户舍弗勒使用 S32K5 RTD 0.8.0 CD1/CD3 实现 SPI 半双工模式。我们还帮助他们完成项目版本,但发现SPI半双工似乎不起作用。 我们使用旧的 K3 RTD 示例来帮助我们调试 K5。K3 RTD 6.0 中的 K3 半双工 SPI 示例运行良好。我们发现在 K3 中完成 SPI 初始化后,CS 和 SOUT 引脚均为高电平。 数据可以在 K3 中成功传输。 但在 K5 中,CS、SOUT 引脚在 SPI 初始化后都是低电平,这是不可能的,也不会导致半双工故障。我们检查了端口配置和端口初始化是否正常,K5 中的 SPI 寄存器与 K3 相同。 请帮助检查当前 K5 RTD 驱动器中的半双工 SPI 是否完全正常工作? BR 理查德 优先级:高 RTD Re: S32K5 RTD 0.8.0 SPI half duplex mode does not work 嗨 @RichardLi 你 能试试今天(2025 年 12 月 8 日)发布的最新 RTD 版本 0.8.0 吗 由于 CD01 和 CD03 版本的开发团队没有更新 RTD_SPI_UM.pdf,因此我无法确认它是否支持半双工。 在最新版本中,我看到他们提供的示例支持半双工模式,而 UM 文档没有提及半双工模式的限制。 Re: S32K5 RTD 0.8.0 SPI half duplex mode does not work 你好@RichardLi 让我检查一下你的项目。 同时,您能否查看RTD提供的示例,他们在版本时确认该示例已通过验证。我们可以从软件或硬件方面缩小问题的范围 Re: S32K5 RTD 0.8.0 SPI half duplex mode does not work 你好@congnguyenphu 感谢您的支持!我查看了 RTD 示例,但没有找到半双工演示。所附项目根据 RTD 示例修改为半双工模式。 如果我能提供更多信息帮助我们解决问题,请告诉我。 BR 理查德 Re: S32K5 RTD 0.8.0 SPI half duplex mode does not work 你好@congnguyenphu 我试用了 RTD 0.8.0,问题依然存在。SOUT、CS 引脚始终为低电平。我已经上传了项目,您能否帮忙检查一下 RTD 是否支持这种 SPI 半双工模式? BR 理查德 Re: S32K5 RTD 0.8.0 SPI half duplex mode does not work 你好@congnguyenphu 你那边有什么新情况吗?谢谢! 此致, 理查德 Re: S32K5 RTD 0.8.0 SPI half duplex mode does not work 经@RichardLi确认 此问题的根本原因是引脚被其他功能复用,因此无法进行 SPI 传输。 在更改为其他 SPI 通道后,SPI 正常工作。 此问题单可以关闭。
查看全文
pn557 upgrading OS from Android 13 to Android 15 我们一直在开发具有PN553和PN557 NFC功能的Android 15设备。 (系统Android版本为15,之前一直是Android版本为13,这次我们需要为PN557升级) NFC移植的参考源代码具体从链接网址获取源代码。 问题1: 请告诉我应该参考哪个具体链接获取源代码,期待您给一个地址。 问题2: 源代码同时支持PN553和PN557? 还是,它只支持PN557? 期待您们的回复,谢谢! DSC Re: pn557 upgrading OS from Android 13 to Android 15 遗憾的是,PN557 没有 Android 15 移植指南。我们只有 PN7160 和 PN7220 的端口指南。 PN7160/PN7220 – Android 15 移植指南 回复: pn557 upgrading OS from Android 13 to Android 15 PN557 信息不公开。我找不到该产品的驱动程序源代码和文档。我想你可以向当地的恩智浦代理商和恩智浦营销部门查询这个产品,申请支持。 回复: pn557 upgrading OS from Android 13 to Android 15 嗨,吉米: 感谢您的耐心回复和解释!那么,我能理解 PN557 产品本身支持升级/移植到 Android 15,但你的官方团队没有为 PN557 提供专用的移植指南吗?期待您的回复!谢谢!
查看全文
MPC565 中的 UC3FCFIG 你好 我使用的是 CodeWarrior 8.7 我希望我的 MPC565 在硬RESET中从 UC3FCFIG 获得 RCW。但我找不到任何关于如何在 UC3FCFIG 寄存器中设置寄存器值的文档。 谢谢, Rafa Re: UC3FCFIG in MPC565 你好 UC3F EEPROM RESET配置字是在特殊阴影位置的第一个单词(ADDR [23:29] = 0x00)中实现的。RESET配置字及其余的影子信息字位于主管数据地址空间中。RESET配置词的目的是为系统提供RESET配置的替代内部来源。 因此,换句话说,它不是内存映射寄存器,而只是影子闪存空间中的配置字,然后在RESET期间将其复制到相应的寄存器中。 请注意,除位 20 外,UC3FCFIG 中的位与 USIU 硬RESET配置字中的位相同。 来自参考手册: petervlna_0-1764572541927.png 如何设置 UC3FCFIG? UC3FCFIG 不是运行时寄存器,正常运行时不能随意写入。它通常被编程到闪存配置扇区中。 这意味着在 RESET 之前,您需要使用正确的 UC3FCFIG 值对闪存配置模块(通常在闪存的开头)进行编程。 另请参阅第 20.4.3 章 UC3F EEPROM 阴影行 顺祝商祺! Peter Re: UC3FCFIG in MPC565 谢谢您的回答、 关于 : " 这意味着在 RESET 之前,你需要使用正确的 UC3FCFIG 值对闪存配置模块(通常在闪存的开头)进行编程 " 在 CodeWarrior 中如何实现这一目标?我已将 Flash Programmer 配置为使用MPC566EVB_MPC565_MPC566_shadow_init.cfg。 我是否需要在该文件中添加UC3FCFIG 的值? ,谨致问候 、 拉法 Re: UC3FCFIG in MPC565 你好 在 CodeWarrior 中如何实现这一目标? 我对这里的 codewarrior 不熟悉。但它只是一个集成开发环境,因此只需对闪存进行简单编程就能实现神奇的效果。 我已将 Flash Programmer 配置为使用MPC566EVB_MPC565_MPC566_shadow_init.cfg。 我是否需要在该文件中添加UC3FCFIG的值 闪存编程器使用的 .cfg 文件(如 MPC566EVB_MPC565_MPC566_shadow_init.cfg)定义了影子闪存初始化值,其中包括 UC3FCFIG 等配置寄存器。 具体操作如下 UC3FCFIG 的去向 UC3FCFIG 是阴影闪存配置块的一部分。 .cfg 文件包含这些寄存器的条目,因此当您对影子闪存进行编程时,设备在RESET时会使用这些值。 该怎么做 Open MPC566EVB_MPC565_MPC566_shadow_init.cfg. 查找定义阴影寄存器或配置字的部分。 您应该能看到类似的条目:UC3FCFG: 0xXXXXXXXX UC3FCFIG 通常映射在阴影闪存区域(而非 RAM)。 对于 MPC565/MPC566,请查看参考手册 → “闪存配置” 部分。 通常情况下,阴影块从 0xFFF00000 或类似位置开始。 这就告诉闪存编程器将该值写入该地址的影子闪存。 顺祝商祺! Peter
查看全文
i.MX93 Cortex-M33 ボードと SDKs を MCUXpresso IDEs にインポートする方法 📌 コンテクスト: MCUXpresso IDEsを使用して、i.MX93 Cortex-M33 (MCIMX93-EVK)ボードでの開発を開始しようとしています。NXP Web サイトから SDK ZIP をダウンロードしましたが、ボードを正常にインポートしたり、その例を使用したりできません。 🛠️ 私がやったこと: SDK ZIPをダウンロードしました: mcuxpresso.NXP.comからの SDK_25_03_00_MCIMX93-EVK.zip MCUXpresso IDEを開きました(バージョン: ここで指定してください) 行き先: インストールされたSDKs > インポート → ZIPファイルを選択 SDK は IDE の「インストールされた SDK」の下に表示されます。 ただし、 「SDKs の例をインポート」に移動すると何も表示されないか、インポートしたプロジェクトをビルドできません。 ❓ 質問: 以下のことを実現できるように、i.MX93 Cortex-M33 ボードと SDK を MCUXpresso IDE にインポートするための正しい完全な手順は何ですか。 サポートされているボードを見る デモ/サンプルアプリケーション(hello_worldなど)にアクセスする エラーなしでプロジェクトをビルドおよびデバッグする 🔍 追加情報: 私はi.MX93のCortex-M33コアをターゲットにしています MCUXpresso IDEのみを使用したい(IARやVS Codeは使用しない) 🧪 期待される結果: MCUXpresso IDE を使用して、MCIMX93-EVK ボード上の cm33_core0 用の hello_world や led_blinky などのサンプル プロジェクトをインポートおよびビルドできるようになります。 これを動作させるために追加のツールや構成が必要な場合はお知らせください。前もって感謝します! i.MX93EVK #i.mx93 cortex-m33 i.MX93 #MCUXpressoIDE ##MCUXpressoSDK Re: How to Import i.MX93 Cortex-M33 Board and SDK into MCUXpresso IDE? こんにちは@Manjunathb 現在、i.MX93 Cortex-M33にも取り組んでいます。MCUXpresso IDEをインストールしましたが、ガイドに従ってSDKの圧縮ファイルを「インストール済みSDK」ビューにドロップした際にエラーが発生しました。 あなたも同じ M33 コアに取り組んでいると理解していますが、これまでの情報や進捗状況を共有していただけますか?VS Code でも MCUXpresso for VS Code を使うべきでしょうか? M33 開発を始めるためのガイドや手順を共有していただければ幸いです。ありがとう。 Re: How to Import i.MX93 Cortex-M33 Board and SDK into MCUXpresso IDE? こんにちは、チャビラさん。 現在、i.MX93 Cortex-M33 コアを使用していますが、このデバイスでは MCUXpresso IDE はサポートされていないものの、VS Code 用の MCUXpresso が推奨ツールであることは理解しています。 すでにインストール済み: MCUXpresso for VS Code拡張機能 i.MX93 SDKパッケージ Arm GCC ツールチェーン そして私はJ-Linkデバッガーを使用しています。 以下の点についてご指導いただけますでしょうか。 i.MX93 Cortex-M33 SDK を VS Code に正しくインポートするにはどうすればよいですか?SDK はどこに配置すればよいですか? また、拡張機能はどのようにして SDK を検出するのでしょうか? Cortex-M33 のデモまたはテンプレート プロジェクト (hello_world や led_blinky など) を作成または開く方法は? MCUXpresso VS Code 環境を使用してコンパイルを成功させるためのビルド設定 (コンパイラ、リンカー パスなど) を構成するにはどうすればよいですか? J-Link プローブまたは remoteproc (Linux を使用している場合) を使用してコンパイルされたアプリケーションをフラッシュおよびデバッグする適切な方法は何ですか? VS Code 用の MCUXpresso を使用する場合、i.MX93 に固有の既知の制限や追加手順はありますか? 完全なステップバイステップの説明や関連ドキュメントへのリンクをいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします! よろしくお願いします、 マンジュナス・バディガー Re: How to Import i.MX93 Cortex-M33 Board and SDK into MCUXpresso IDE? わかった 👍 ご返信ありがとうございます Re: How to Import i.MX93 Cortex-M33 Board and SDK into MCUXpresso IDE? こんにちは@Manjunathb ! NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。 残念ながら、このCASE、MCUXpresso IDE は互換性がありません。ただし、VS Code ではサポートされており、同様の機能を提供する MCUXpresso for VS Code を使用できます。 よろしくお願いします、 チャビラ
查看全文
mke06128vqh4 中的 uart0 朋友们,我有一块用 MKE06Z128VQH4 微控制器设计的板,我在其中使用了多个输出和输入。我使用的是一个 KBI 输入、3 个定时器和一个计数器,所以没有问题 - 我已经进行了配置,它们都能正常工作。 我目前正在研究 UART0 串行端口,我将 USB-TTL 串行适配器连接到 PC,以接收或发送数据。我无法使用 SDK 库发送或接收信息。我使用 MCUXpresso 的配置如图所示: mk1.JPG 针脚: Iotelctronic_0-1764071007390.png 时钟,我有一个 12MHZ 的外部晶体: Iotelctronic_1-1764071084330.png 由于 FLL 出错,我无法设置 FEE 选项,然后我使用 FBELP 进行配置。 在 UART0 中,我使用中断接收和发送轮询进行配置。 Iotelctronic_2-1764071328099.png Iotelctronic_3-1764071349888.png 安装的 sdk 是 Iotelctronic_4-1764071419903.png 我有示例软件包: Iotelctronic_5-1764071510120.png 有了这些例子,我仍然无法让 UART0 正常工作。我需要一些指导 - 几天来我一直在尝试让 UART0 正常工作。 Re: uart0 in mke06128vqh4 你好@Iotelctronic 感谢您的提问。 请首先测试 UART 演示。UART 演示在您那边能正常工作吗? 确保硬件连接正确。连接正确的 TX 和 RX 引脚。 测量 TX/RX 信号。 BR 爱丽丝 Re: uart0 in mke06128vqh4 你好@Iotelctronic 请在不做任何修改的情况下使用演示版。 我已经在我这边进行了测试,没有发现任何问题 BR 爱丽丝 Re: uart0 in mke06128vqh4 嗨,艾丽丝! 我使用轮询对演示进行了测试,但它不起作用。 codigo main.c: #include "pin_mux.h" #include "board.h" #include "fsl_uart.h" /******************************************************************************* * Definitions ******************************************************************************/ /* UART instance and clock */ #define DEMO_UART UART1 #define DEMO_UART_CLK_FREQ CLOCK_GetFreq(kCLOCK_BusClk) /******************************************************************************* * Prototypes ******************************************************************************/ /******************************************************************************* * Variables ******************************************************************************/ uint8_t txbuff[] = "Uart polling example\r\nBoard will send back received characters\r\n"; uint8_t rxbuff[20] = {0}; /******************************************************************************* * Code ******************************************************************************/ /*! * @brief Main function */ int main(void) { uint8_t ch; uart_config_t config; BOARD_InitBootPins(); BOARD_InitBootClocks(); config.baudRate_Bps = 115200U; config.parityMode = kUART_ParityDisabled; config.stopBitCount = kUART_OneStopBit; //config.txFifoWatermark = 0; //config.rxFifoWatermark = 1; config.enableTx = false; config.enableRx = false; // UART_GetDefaultConfig(&config); // config.baudRate_Bps = BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE; // config.enableTx = true; //config.enableRx = true; UART_Init(DEMO_UART, &config, DEMO_UART_CLK_FREQ); UART_WriteBlocking(DEMO_UART, txbuff, sizeof(txbuff) - 1); while (1) { UART_ReadBlocking(DEMO_UART, &ch, 1); UART_WriteBlocking(DEMO_UART, &ch, 1); } } Re: uart0 in mke06128vqh4 你好@Iotelctronic 1) 关于时钟,请检查 12 MHz 晶振是否正常工作,并验证配置。 2) KE06 不支持 DMA。 谢谢! BR 爱丽丝 Re: uart0 in mke06128vqh4 你好,我找到问题所在了。我使用的 SDK 示例和其他使用寄存器的项目对我不起作用;它们总是发送错误的数据和字符。我使用的是外置 12 MHz 晶振,使用该晶振似乎无法产生精确的 115200 波特率。不过,我将配置改为 8 MHz,而没有拆焊 12 MHz 晶体,结果运行正常。我最大的问题是:如果我将配置修改为 8 MHz,但不更改 12 MHz 晶体,为什么它还能工作?我展示的代码是我在 .freq 中做的修改= 8000000U.有什么解释吗?我还想问一下,MKE06Z128VQH4 微控制器是否有与 UART 一起使用的 DMA? /*********************************************************************************************************************** * This file was generated by the MCUXpresso Config Tools. Any manual edits made to this file * will be overwritten if the respective MCUXpresso Config Tools is used to update this file. **********************************************************************************************************************/ /* * How to setup clock using clock driver functions: * * 1. call CLOCK_SetSimSafeDivs() to set the system clock dividers in SIM to safe value. * * 2. If external oscillator is used Call CLOCK_SetXtal0Freq() to set XTAL0 frequency based on board settings and * call CLOCK_InitOsc0() to init the OSC. * * 3. Call CLOCK_BootToXxxMode()/CLOCK_SetXxxMode() to set ICS run at the target mode. * * 4. If ICSIRCLK is needed, call CLOCK_SetInternalRefClkConfig() to enable the clock. * * 5. call CLOCK_SetSimConfig() to configure the divider in sim. */ /* clang-format off */ /* TEXT BELOW IS USED AS SETTING FOR TOOLS ************************************* !!GlobalInfo product: Clocks v7.0 processor: MKE06Z128xxx4 package_id: MKE06Z128VLK4 mcu_data: ksdk2_0 processor_version: 9.0.0 * BE CAREFUL MODIFYING THIS COMMENT - IT IS YAML SETTINGS FOR TOOLS **********/ /* clang-format on */ #include "clock_config.h" /******************************************************************************* * Definitions ******************************************************************************/ /******************************************************************************* * Variables ******************************************************************************/ /* System clock frequency. */ extern uint32_t SystemCoreClock; /******************************************************************************* ************************ BOARD_InitBootClocks function ************************ ******************************************************************************/ void BOARD_InitBootClocks(void) { BOARD_BootClockRUN(); } /******************************************************************************* ********************** Configuration BOARD_BootClockRUN *********************** ******************************************************************************/ /* clang-format off */ /* TEXT BELOW IS USED AS SETTING FOR TOOLS ************************************* !!Configuration name: BOARD_BootClockRUN called_from_default_init: true outputs: - {id: Bus_clock.outFreq, value: 20 MHz} - {id: Core_clock.outFreq, value: 40 MHz} - {id: Flash_clock.outFreq, value: 20 MHz} - {id: ICSFF_clock.outFreq, value: 31.25 kHz} - {id: ICSIR_clock.outFreq, value: 37.5 kHz} - {id: LPO_clock.outFreq, value: 1 kHz} - {id: OSCER_clock.outFreq, value: 8 MHz} - {id: Plat_clock.outFreq, value: 40 MHz} - {id: System_clock.outFreq, value: 40 MHz} - {id: Timer_clock.outFreq, value: 20 MHz} settings: - {id: ICSMode, value: FEE} - {id: ICS.BDIV.scale, value: '1', locked: true} - {id: ICS.IREFS.sel, value: ICS.RDIV} - {id: ICS.RDIV.scale, value: '256'} - {id: ICS_C1_IRCLKEN_CFG, value: Enabled} - {id: OSC_CR_OSCEN_CFG, value: Enabled} - {id: OSC_CR_OSC_MODE_CFG, value: ModeOscLowPower} - {id: OSC_CR_RANGE_CFG, value: High} - {id: OSC_CR_RANGE_RDIV_CFG, value: High} - {id: SIM.DIV2.scale, value: '2'} - {id: SIM.DIV3.scale, value: '2', locked: true} sources: - {id: OSC.OSC.outFreq, value: 8 MHz, enabled: true} * BE CAREFUL MODIFYING THIS COMMENT - IT IS YAML SETTINGS FOR TOOLS **********/ /* clang-format on */ /******************************************************************************* * Variables for BOARD_BootClockRUN configuration ******************************************************************************/ const ics_config_t icsConfig_BOARD_BootClockRUN = { .icsMode = kICS_ModeFEE, /* FEE - FLL Engaged External */ .irClkEnableMode = kICS_IrclkEnable, /* ICSIRCLK enabled, ICSIRCLK disabled in STOP mode */ .bDiv = 0x0U, /* Bus clock divider: divided by 1 */ .rDiv = 0x3U, /* FLL external reference clock divider: divided by 256 */ }; const sim_clock_config_t simConfig_BOARD_BootClockRUN = { .outDiv1 = 0x0U, /* DIV1 clock divider: divided by 1 */ .outDiv2 = 0x1U, /* DIV2 clock divider: divided by 2 */ .outDiv3 = 0x1U, /* DIV3 clock divider: divided by 2 */ .busClkPrescaler = 0x0U, /* bus clock optional prescaler */ }; const osc_config_t oscConfig_BOARD_BootClockRUN = { .freq = 8000000U, /* Oscillator frequency: 12000000Hz */ .workMode = kOSC_ModeOscLowPower, /* Oscillator low power */ .enableMode = kOSC_Enable, /* Enable external reference clock, disable external reference clock in STOP mode */ }; /******************************************************************************* * Code for BOARD_BootClockRUN configuration ******************************************************************************/ void BOARD_BootClockRUN(void) { /* Set the system clock dividers in SIM to safe value. */ CLOCK_SetSimSafeDivs(); /* Initializes OSC0 according to board configuration. */ CLOCK_InitOsc0(&oscConfig_BOARD_BootClockRUN); CLOCK_SetXtal0Freq(oscConfig_BOARD_BootClockRUN.freq); /* Set ICS to FEE mode. */ CLOCK_BootToFeeMode(icsConfig_BOARD_BootClockRUN.bDiv, icsConfig_BOARD_BootClockRUN.rDiv); /* Configure the Internal Reference clock (ICSIRCLK). */ CLOCK_SetInternalRefClkConfig(icsConfig_BOARD_BootClockRUN.irClkEnableMode); /* Set the clock configuration in SIM module. */ CLOCK_SetSimConfig(&simConfig_BOARD_BootClockRUN); /* Set SystemCoreClock variable. */ SystemCoreClock = BOARD_BOOTCLOCKRUN_CORE_CLOCK; } Re: uart0 in mke06128vqh4 谢谢,时钟的问题在于晶体焊接的频率是 8MHZ,而不是 12MHZ
查看全文
适用于 RTD 的 S32K566 MRAM 驱动程序示例 0.4.5 为了支持舍弗勒,我需要 RTD 0.4.5 版的 MRAM 驱动程序示例,舍弗勒正在使用 RTD 0.4.5 版。RTD 代码包中提供的示例不是开箱即用的,我们无法构建它们。 其目的是测试向 MRAM 的写入,但舍弗勒公司对这种方法是否有效表示怀疑。 谢谢! 优先权:紧急 RTD Re: Working S32K566 MRAM driver example for RTD 0.4.5 你好,我是@nxp52415、 我在 S32DS 上查看了使用 0.8.0 CD03 软件包版本的示例。正如你所说,我还看到了一个版本错误。要修复此错误,您可以更改以下内容: 1.在"Get Clock Frequency API" 中选择"Enabled" 。 2.添加 Mcl 模块并选择"启用 CACHE 支持" 3.生成代码并版本项目,将出现错误: 修复:将 "NaNU" 更改为 0U 并重新版本项目。 顺祝商祺! 丹 Re: Working S32K566 MRAM driver example for RTD 0.4.5 你好,我是@nxp52415、 MRAM 示例在 0.8.0 CD03 软件包版本上进行了测试和验证。用户可以参考这些示例。 在 0.4.5 版本中,要版本此示例,用户需要设置如下路径。 顺祝商祺! 丹 Re: Working S32K566 MRAM driver example for RTD 0.4.5 嗨,丹、 谢谢,但我指的是 S32Ds 中的示例。您是否有提示如何让它们可以建造? 0.8.0 CD03 MRAM 示例也无法版本。 此致 Re: Working S32K566 MRAM driver example for RTD 0.4.5 非常感谢,这招管用了!
查看全文
同时使用 PCIe 和 USB3 时的 iMX8MP 带宽限制 你好 一位客户报告了使用 USB 3 摄像机时的带宽限制。在正常情况下,摄像头运行良好,但一旦开始向 NVMe PCIe 驱动器写入数据,流水线就会因带宽不足而崩溃。 他们进行了一项不同的测试,结果非常有趣。他们没有使用 USB3 摄像头,而是连接了一个 USB3 千兆以太网接口,并开始使用 iperf3 进行带宽测试。测试速度保持在约 900MB/s,直到他们开始使用 dd 向 NVMe 硬盘写入。当出现这种情况时,USB3 的带宽将降至每秒约 400MB。 这是预期行为吗? 我注意到 USB3 和 PCIe 都直接连接到 AXI 总线,这条总线上有 1Gb/s 的限制吗? 在将视频数据写入 NVMe 硬盘时,客户需要稳定的 USB3 带宽(至少足以持续收集帧)。 如有任何帮助,我们将不胜感激、 拉斐尔 Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 我进行了以下测试,以了解带宽降低的情况。我连接了一个 NVMe 磁盘并将其挂载在 /mnt,并通过电缆将一个 USB3 千兆以太网接口直接连接到我的机器。在不向磁盘写入数据的情况下启动 iperf3,输出结果如下: root@verdin-imx8mp-15207903:~# iperf3 -c 192.168.50.1 Connecting to host 192.168.50.1, port 5201 [ 5] local 192.168.50.58 port 42800 connected to 192.168.50.1 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd [ 5] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 0 293 KBytes [ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 307 KBytes [ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 321 KBytes [ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 338 KBytes [ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 338 KBytes [ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 338 KBytes [ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 372 KBytes [ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 372 KBytes [ 5] 8.00-9.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 0 372 KBytes [ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 372 KBytes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 5] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 943 Mbits/sec 0 sender [ 5] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 941 Mbits/sec receiver iperf Done. 现在,我在另一个终端上开始向 NVMe 磁盘写入数据: root@verdin-imx8mp-15207903:~# dd if=/dev/zero of=/mnt/bla bs=1M count=10000 10000+0 records in 10000+0 records out 10485760000 bytes (10 GB, 9.8 GiB) copied, 76.2779 s, 137 MB/s 同时,我再次启动 iperf3: root@verdin-imx8mp-15207903:~# iperf3 -c 192.168.50.1 -t 60 Connecting to host 192.168.50.1, port 5201 [ 5] local 192.168.50.58 port 59494 connected to 192.168.50.1 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd [ 5] 0.00-1.00 sec 54.8 MBytes 457 Mbits/sec 0 317 KBytes [ 5] 1.00-2.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 317 KBytes [ 5] 2.00-3.01 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec 0 317 KBytes [ 5] 3.01-4.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec 0 317 KBytes [ 5] 4.00-5.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 317 KBytes [ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 7.00-8.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 8.00-9.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 9.00-10.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 10.00-11.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 11.00-12.00 sec 71.9 MBytes 604 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 12.00-13.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 13.00-14.00 sec 65.1 MBytes 546 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 14.00-15.00 sec 47.9 MBytes 400 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 15.00-16.00 sec 37.2 MBytes 313 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 16.00-17.00 sec 39.6 MBytes 331 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 17.00-18.00 sec 45.6 MBytes 384 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 18.00-19.00 sec 30.0 MBytes 251 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 19.00-20.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 20.00-21.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 21.00-22.01 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 22.01-23.00 sec 14.4 MBytes 121 Mbits/sec 0 498 KBytes [ 5] 23.00-24.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 24.00-25.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 25.00-26.00 sec 40.6 MBytes 339 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 26.00-27.00 sec 48.1 MBytes 405 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 27.00-28.00 sec 25.6 MBytes 215 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 28.00-29.01 sec 46.9 MBytes 391 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 29.01-30.00 sec 42.4 MBytes 358 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 30.00-31.00 sec 29.1 MBytes 244 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 31.00-32.01 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 32.01-33.01 sec 1.00 MBytes 8.38 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 33.01-34.00 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 34.00-35.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 35.00-36.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 36.00-37.01 sec 111 MBytes 922 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 37.01-38.00 sec 1.62 MBytes 13.7 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 38.00-39.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 39.00-40.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 40.00-41.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 41.00-42.00 sec 94.1 MBytes 791 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 42.00-43.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 43.00-44.00 sec 40.5 MBytes 339 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 44.00-45.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 45.00-46.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 46.00-47.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 47.00-48.00 sec 54.2 MBytes 456 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 48.00-49.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 49.00-50.00 sec 97.6 MBytes 816 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 50.00-51.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 51.00-52.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 52.01-53.00 sec 1.75 MBytes 14.8 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 53.00-54.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 54.00-55.00 sec 108 MBytes 904 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 55.00-56.00 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 56.00-57.00 sec 22.6 MBytes 189 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 57.00-58.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 58.00-59.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 747 KBytes [ 5] 59.00-60.36 sec 2.75 MBytes 16.9 Mbits/sec 0 747 KBytes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 5] 0.00-60.36 sec 2.21 GBytes 314 Mbits/sec 0 sender [ 5] 0.00-60.37 sec 2.20 GBytes 313 Mbits/sec receiver iperf Done. dd 写入完成后,以太网端口的带宽就会恢复到约 940Mbits/s。 我们的客户面临的问题略有不同。当它们开始写入 NVMe 磁盘时,由于带宽低,USB3 摄像机捕获失败。如果没有写入磁盘,也不会失败。 Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好 我没有任何记录表明我的团队以前见过这种行为。 AXI 总线不应限制在 1Gb/s 以内,因为只有一条 PCIe 线路将占用几乎所有的带宽。 能否详细介绍一下您的测试设置? 顺祝商祺! Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好 感谢您提供的信息,我将与内部团队分享这些信息,并尽快向您通报最新情况。 顺祝商祺! Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 另外,我还创建了一个 cgroup 设置,可以对写入 NVMe 磁盘的数据进行节流。看起来 USB3 和 PCIe 子系统在 SoC 内共享一条约 1Gb/s 的管道,因为结果非常直接。如果我增加节流量,USB3 就能立即获得更多带宽。 Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好 感谢您提供的信息。 据内部团队说,他们以前也做过类似的测试,但没有遇到问题。i.MX8MP 支持 USB 和 PCIE 端口同时运行。 你能提供电路板支持包版本吗,我会再试一次。 顺祝商祺! Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 我使用 Toradex 电路板支持包 7.4.0 进行了测试,它使用恩智浦下游内核 6.6.101。 传输同时进行,只是它们似乎在共享带宽。 Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好,我有最新消息。 我们的内部团队可以重现该问题: 我在 i.MX8MPEVK 上重现了这个问题。目前怀疑是 NOC 带宽造成的问题。 如果使用 eth0/eth1 进行同样的测试不能解决问题,因此不受 AXI 总线的限制。 使用 USB3.0 以太网进行测试: top - 12:36:31 up 43 min, 2 users, load average: 0.41, 0.23, 0.15 Tasks: 160 total, 4 running, 155 sleep, 1 d-sleep, 0 stopped, 0 zombie %Cpu0 : 0.0 us, 7.9 sy, 0.0 ni, 53.5 id, 5.0 wa, 11.9 hi, 21.8 si, 0.0 st %Cpu1 : 2.0 us, 21.8 sy, 0.0 ni, 51.5 id, 20.8 wa, 3.0 hi, 1.0 si, 0.0 st %Cpu2 : 1.1 us, 22.1 sy, 0.0 ni, 50.5 id, 23.2 wa, 3.2 hi, 0.0 si, 0.0 st %Cpu3 : 0.0 us, 2.1 sy, 0.0 ni, 6.4 id, 0.0 wa, 12.8 hi, 78.7 si, 0.0 st MiB Mem : 5606.6 total, 5171.0 free, 403.9 used, 192.0 buff/cache MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 5202.7 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 34 root 20 0 0 0 0 R 38.8 0.0 0:38.37 ksoftirqd/3 1962 root 20 0 3304 2148 1124 D 32.9 0.0 0:03.39 dd 1959 root 20 0 17896 3360 2720 S 13.6 0.1 0:01.91 iperf3 748 parsec 20 0 279360 5148 4636 R 2.9 0.1 0:10.60 parsec 1963 root 20 0 7644 5072 2896 R 1.9 0.1 0:00.10 top 16 root 20 0 0 0 0 R 1.0 0.0 0:25.62 ksoftirqd/0 29 root 20 0 0 0 0 S 1.0 0.0 0:00.20 ksoftirqd/2 801 ntp 20 0 77012 4968 4200 S 1.0 0.1 0:00.23 ntpd 我们将继续在内部讨论这个问题。 顺祝商祺! Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好,@rbeims、 内部团队确认是带宽限制。 在这种情况下,可以尝试使用 CSI 接口摄像头。 顺便问一下,客户能否分享您的 CPU 负载信息? 顺祝商祺! Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好,@rbeims、 感谢您的更新。 能否请您分享一下 CPU 负载? 我会检查是否有办法对优先级进行收费。 致以最崇高的敬意 Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 你好 在 NOC 块中,PCIE 和 USB 是同一个块,在 doc 中,它们的优先级相同。因此,无法通过修改优先级来实现。 image.png 顺祝商祺! Re: iMX8MP bandwidth limitation with simultaneous PCIe and USB3 use 谢谢你的澄清!
查看全文
使用 I2C 发送作为主站时无 SCL/SDA 信号 我已将 LPI2C1 安装为主服务器,但在尝试发送时没有得到任何输出。我有上拉电阻,信号仅连接到 1 个从属设备。请参见下文。造成这一问题的可能原因是什么? philbylsma_0-1752593949580.png philbylsma_1-1752594043418.png 初始化: /* 设置 I2C1 中断 */ IntCtrl_Ip_EnableIrq(LPI2C1_IRQn); IntCtrl_Ip_InstallHandler(LPI2C1_IRQn, LPI2C1_Master_Slave_IRQHandler, NULL_PTR); /* Init lpi2c in master mode */ Lpi2c_Ip_MasterInit(LPI2C_CHANNEL_0,&I2c_Lpi2cMasterChannel0); 发送数据: 布尔 I2C_read_fault_status(uint8 *rx_buffer) { TxBuff[0] = 0x78; if (LPI2C_IP_SUCCESS_STATUS == Lpi2c_Ip_MasterSendData(LPI2C_CHANNEL_0, (uint8 *)&TxBuff[0], 1U, FALSE)) { LM5171_data_ptr = rx_buffer; LM5171_data_len = 1; 返回 TRUE; } Re: No SCL/SDA Signals when using I2C Send as Master 我们使用的是 S32K324 部件、S32DS3.5 调试器和 Multilink FX 通用接口。我们的热电阻版本是 4.00 HF02。LPI2C 外设中没有启用调试的选项(与其他外设一样)。我没想到要手动设置该选项!当我设置 DBGEN 位时,信号如期工作。 Re: No SCL/SDA Signals when using I2C Send as Master 您使用的是哪种调试模式?特定的调试器还是板载调试器? Re: No SCL/SDA Signals when using I2C Send as Master Hi@phil_b 能告诉我们您使用的零件编号吗?此外,热电阻版本是? 如果您使用的是 S32K3,请尝试设置该位,然后再试一次。 Senlent_0-1752647007483.png Re: No SCL/SDA Signals when using I2C Send as Master 当我在调试模式下运行时,信号丢失了。当我拆下调试连接器时,信号还在!有没有办法在调试模式下查看信号?
查看全文
VR5510 OTP設定の変更 こんにちは、 VR5510を使用してOTP設定を変更する際に問題が発生しました。テストモードに入ることができず、ご助力いただけないでしょうか。 手順は次のとおりです。 文書 AN13182 に従ってテストします。 5.1 デバッグモード/テストモードに入るに従って、VDDOTP電圧を設定すると、FS_STATES(0x18h)データは0x20、0x03として読み取られます。 表 1.FS_STATES によると、DBG_MODE ビットは 1 であり、デバッグ モードに正常に入ったことを示しています。 • デバッグモードに入った後、テストモードに入るには、I2C経由でテストモードキーのセットを送信する必要があります。これは、OTPレジスタにアクセスし、必要な設定に変更するために必要です。テストモードキーが受け入れられるまで、VDDOTPピンはハイレベルに保持する必要があります。 • 同じテストモードキーセットを、メインテストモードエントリレジスタ(M_TM_ENTRY、0x1Fh)とセキュリティテストモードエントリレジスタ(FS_TM_ENTRY、0x26h)の両方に同時に書き込む必要があります。以下のキーは、各レジスタに順番に書き込む必要があります。 – キー1: 11010101_10100111 – キー2: 10111000_11101110 – キー3: 00001111_00110111 3つのキーを16進数データに変換すると、次のようになります: key1: 0xD5, 0xA7 – キー2: 0xB8、0xEE – キー3: 0x0F、0x37 CRCはルックアップテーブル方式を用いて計算を行います。以下にCRCテーブルとルックアップテーブル関数を示します。 静的const uint8_t crc8_lookup[256] = { 0x00,0x1D,0x3A,0x27,0x74,0x69,0x4E,0x53,0xE8,0xF5,0xD2,0xCF,0x9C,0x81,0xA6,0xBB, 0xCD、0xD0、0xF7、0xEA、0xB9、0xA4、0x83、0x9E、0x25、0x38、0x1F、0x02、0x51、0x4C、0x6B、0x76、 0x87,0x9A,0xBD,0xA0,0xF3,0xEE,0xC9,0xD4,0x6F,0x72,0x55,0x48,0x1B,0x06,0x21,0x3C, 0x4A,0x57,0x70,0x6D,0x3E,0x23,0x04,0x19,0xA2,0xBF,0x98,0x85,0xD6,0xCB,0xEC,0xF1, 0x13,0x0E,0x29,0x34,0x67,0x7A,0x5D,0x40,0xFB,0xE6,0xC1,0xDC,0x8F,0x92,0xB5,0xA8, 0xDE,0xC3,0xE4,0xF9,0xAA,0xB7,0x90,0x8D,0x36,0x2B,0x0C,0x11,0x42,0x5F,0x78,0x65, 0x94,0x89,0xAE,0xB3,0xE0,0xFD,0xDA,0xC7,0x7C,0x61,0x46,0x5B,0x08,0x15,0x32,0x2F, 0x59,0x44,0x63,0x7E,0x2D,0x30,0x17,0x0A,0xB1,0xAC,0x8B,0x96,0xC5,0xD8,0xFF,0xE2, 0x26,0x3B,0x1C,0x01,0x52,0x4F,0x68,0x75,0xCE,0xD3,0xF4,0xE9,0xBA,0xA7,0x80,0x9D, 0xEB、0xF6、0xD1、0xCC、0x9F、0x82、0xA5、0xB8、0x03、0x1E、0x39、0x24、0x77、0x6A、0x4D、0x50、 0xA1,0xBC,0x9B,0x86,0xD5,0xC8,0xEF,0xF2,0x49,0x54,0x73,0x6E,0x3D,0x20,0x07,0x1A, 0x6C,0x71,0x56,0x4B,0x18,0x05,0x22,0x3F,0x84,0x99,0xBE,0xA3,0xF0,0xED,0xCA,0xD7, 0x35,0x28,0x0F,0x12,0x41,0x5C,0x7B,0x66,0xDD,0xC0,0xE7,0xFA,0xA9,0xB4,0x93,0x8E, 0xF8,0xE5,0xC2,0xDF,0x8C,0x91,0xB6,0xAB,0x10,0x0D,0x2A,0x37,0x64,0x79,0x5E,0x43, 0xB2,0xAF,0x88,0x95,0xC6,0xDB,0xFC,0xE1,0x5A,0x47,0x60,0x7D,0x2E,0x33,0x14,0x09, 0x7F,0x62,0x45,0x58,0x0B,0x16,0x31,0x2C,0x97,0x8A,0xAD,0xB0,0xE3,0xFE,0xD9,0xC4 }; uint8_t crc8_table(const uint8_t *データ, uint32_t 長さ) { uint8_t crc = 0xFF; while(len--) { crc = crc8_lookup[crc ^ *data++]; } crc を返します。 } データシート 23.I2C のデータ形式に従って、データと CRC チェック結果を配列にカプセル化します。 uint8_t key20_1[5] = {0x40, 0x1F, 0xD5, 0xA7, 0xA8}; uint8_t key21_1[5] = {0x42, 0x26, 0xD5, 0xA7, 0x24}; uint8_t key20_2[5] = {0x40, 0x1F, 0xB8, 0xEE, 0xEA}; uint8_t key21_2[5] = {0x42, 0x26, 0xB8, 0xEE, 0x66}; uint8_t key20_3[5] = {0x40, 0x1F, 0x0F, 0x37, 0x16}; uint8_t key21_3[5] = {0x42, 0x26, 0x0F, 0x37, 0x9A}; 3 つのキーをそれぞれ 2 つのレジスタに書き込みます。 VR5510_Write(key20_1);// W:0x20, 0x1F, (0xD5, 0xA7) VR5510_Write(key21_1);// W:0x21, 0x26, (0xD5, 0xA7) VR5510_Write(key20_2);// W:0x20, 0x1F, (0xB8, 0xEE) VR5510_Write(key21_2);// W:0x21, 0x26, (0xB8, 0xEE) VR5510_Write(key20_3);// W:0x20, 0x1F, (0x0F, 0x37) VR5510_Write(key21_3);// W:0x21, 0x26, (0x0F, 0x37) • テストモードエントリキーの送信に成功した後、M_TM_STATUS1(0x25h)レジスタのビット6とFS_STATES(0x18h)レジスタのビット15を読み出してテストモードステータスを確認します。両方のビットが1に設定されている場合、テストモードエントリ操作は成功です。 さらに2つのレジスタからデータを読み取る VR5510_Read(state_buf1, データ);// R:0x20, 0x25, (0x00, 0x0C) VR5510_Read(state_buf2, データ);// R:0x21, 0x18, (0x20, 0x03) FS_STATES(0x18h)のデータは0x20、0x03です。(表1に基づく)FS_STATES チェックでは、15 番目のビットが 0 であることが示されています。 M_TM_STATUS1(0x25h)のデータは0x00、0x0Cです。表2によると、M_TM_STATUS1の6番目のビットは0です。 テストモードに入ることができませんでした。 入力に失敗した場合、「5.2 デバッグモードでプログラム済みOTPを変更する」の手順に従ってOTP設定を変更しようとしました。まずレジスタを読み取り、次に新しいデータを書き込み、最後に再度読み取りました。しかし、データは変更されず、変更は失敗しました。 VR5510_書き込み(OTP1_R1_W); VR5510_Read(OTP1_R2_R、データ); VR5510_書き込み(OTP2_W1_W); VR5510_書き込み(OTP2_W2_W); VR5510_書き込み(OTP3_R1_W); VR5510_Read(OTP3_R2_R、データ); テスト モードに入ることができなかったのはなぜですか? また、どうすれば修正できますか? Re: VR5510 OTP 修改配置 ご質問がございましたら、以下のリンクからチケットを送信してください。このリンクはあなただけに表示されます。 家 Re: VR5510 OTP 修改配置 電話番号を残す Re: VR5510 OTP 修改配置 現在のチップはもう変更できないのでしょうか?AN13182ドキュメントに従ってテストと設定ができるのは空のチップだけです。テスト後、テスト時に使用した設定に従ってOTPが実行されます。OTP後は、それ以上の変更はできないということですか? Re: VR5510 OTP 修改配置 OTP がすでに実行されている場合、この出力は OTP 中に決定され、電源投入後に IIC 経由でレジスタを変更することはできません (これは無駄になります)。 OTPを自分で再作成するには、ソケットボードから空のチップ(A0バージョン)を取り出すしかありません。これが最も効果的な方法です。そうでなければ、非常に面倒な作業になります。 Re: VR5510 OTP 修改配置 購入したチップ(モデル:MVR5510AMDAHES)には、OTPが既にプログラムされています。BUCK3の電圧を変更する必要があります。I2Cを使って設定を変更することは可能ですか? Re: VR5510 OTP 修改配置 こんにちは: VR5510 用に独自の OTP を作成する予定ですか? こんにちは。現在お持ちの VR5510 の具体的なモデルを教えていただけますか? KITVR5510SKTEVM | VR5510 PMICプログラミングボード | NXPセミコンダクターズ 上記はOTPソケット用に特別に設計されたVR5510ボードです。これをOTPに使用すると便利だと思いますか?
查看全文
NHS3152 上的 DAC 产生三角信号的 ADC 采集问题 我正在使用NHS3152设备通过 DAC 生成三角波形,并使用 ADC 测量该信号。配置如下 使用带有参数 ADCDAC_IO_ANA0_5 的函数 Chip_ADCDAC_SetMuxDAC 在引脚ANA0_5上配置 DAC 输出。 使用 Chip_ADCDAC_SetMuxADC 和参数 ADCDAC_IO_ANA0_3 在引脚ANA0_3上配置 ADC 输入。 一根电缆将 ANA0_5 物理连接到 ANA0_3,以使信号循环。 技术细节: 两个引脚的 IOCON 配置均设置为模拟模式 (IOCON_FUNC_1)。 DAC 在SINGLE_SHOT模式下运行,以在每次写入时更新输出,但切换到CONTINUOUS模式并不能解决问题 - 它只会稍微影响信号质量。 ADC 以连续模式运行,检测阈值设置为1500 (LOW_THRESHOLD)和2000 (HIGH_THRESHOLD)。 代码为三角波形(范围从 DAC_MIN_VALUE 到 DAC_MAX_VALUE)生成查找表 (LUT),并且 16 位计时器定期触发 DAC 更新。 尽管输出上可以清晰地观察到三角信号,但没有触发 ADC 中断,也没有记录 ADC 转换结果。 采取的故障排除步骤: 我已验证 MUX 选择功能(Chip_ADCDAC_SetMuxADC 和 Chip_ADCDAC_SetMuxDAC)使用正确的通道(ADC 为通道 3,DAC 为通道 5),如文档中所述(UM10876 手册第 9.4 章,图 90)。 我确认两个引脚的 IOCON 设置都正确设置为模拟模式(IOCON_FUNC_1),并且连接 ANA0_5 和 ANA0_3 的电缆已正确安装并具有公共接地。 我测试了修改 ADC 中断例程中 ADC 转换就绪标志(ADCDAC_INT_CONVERSION_RDY_ADC)的检查,但这并没有改变行为。 除了信号质量略有变化外,在 SINGLE_SHOT 和 CONTINUOUS 之间更改 DAC 模式对问题没有显著影响。 请求协助: 我希望您能帮助我了解: 考虑到它采用循环调度程序运行,通过模拟多路复用器使用两个不同引脚的当前配置对于 NHS3152 上的共享 ADCDAC 块是正确的。 还有一些其他限制(例如时序或配置序列问题)可能会阻止在此设置中触发 ADC 中断。 其他修改方法(例如以单次模式测试 ADC 或对 ADC 和 DAC 使用相同通道)可以解决该问题。 请参阅附件中用于此配置的完整代码。提前感谢您的帮助和建议。 问候, 托马斯 回复:NHS3152 上 DAC 生成三角信号的 ADC 采集问题 我想向您更新我所提交的票的情况。主要问题如下: DAC 产生的三角波形太快。这个快速信号没有给 ADC 足够的时间来正确捕获值。 我错误地使用了中断处理程序的错误名称。它必须命名为ADC_IRQHandler(void)而不是ADCDAC_IRQHandler(void) 。 降低频率(或增加每个周期的样本数)并重命名中断例程后,ADC 开始按预期工作。
查看全文
ImxRT 1176 LPSPI阻塞功能问题 您好,我正在使用 LPSPI 并使用 LPSPI_MasterTransferBlocking。由于这是一个阻塞功能,我希望一旦传输完成,LPSPI 外围设备就会空闲。然而,我观察到了一些不同的东西。 阻塞传输后,我使用LPSPI_GetStatusFlags读取SR(状态寄存器),返回值为0x1001101。 你有什么建议吗?理想情况下,阻塞传输之后,LPSPI 应该处于空闲状态。我在下面分享一个代码快照以供参考。 if((staus_flag & kLPSPI_ModuleBusyFlag) == kLPSPI_ModuleBusyFlag) { ret = STATUS_BUSY; PRINTF("SPI Busy, %x, %d\r\n", staus_flag, count); } else { masterXfer.txData = SpiTxData; masterXfer.rxData = SpiRxData; masterXfer.dataSize = spiTransferSize; masterXfer.configFlags = kLPSPI_MasterPcs0 | kLPSPI_MasterPcsContinuous; status = LPSPI_MasterTransferBlocking(LPSPI1, &masterXfer); ret = STATUS_SUCCESS; staus_flag = LPSPI_GetStatusFlags(IMU_SPI_IF); PRINTF("staus_flag: %x\r\n", staus_flag); count++; //sw_asm_delay_us(2U); } 回复:ImxRT 1176 LPSPI 阻塞功能问题 顺便说一下,LPSPI1 和 IMU_SPI_IF 是相同的。
查看全文
Documentation_OTA_Secure-Boot_88MW320 ドキュメントはなく、例だけです。必要な書類を見つけるのを手伝ってください 日時:Documentation_OTA_Secure-Boot_88MW320 こんにちは ワークフローを説明するドキュメント、または一般的なsecureboot.cで助けてください。secureboot.h と boot.c と boot.hファイルは私のために働くでしょう。 さらに、MQTTとHTTPフローを説明するドキュメントがあれば、それは非常に役立ちます。@DanielRuvalcaba  日時:Documentation_OTA_Secure-Boot_88MW320 こんにちは ブートローダーはどうですか?特定のboot.cはありますかおよび boot.h または secureboot.c と secureboot.h また、そのSDKバンドルのドキュメント以外に、利用可能なものはありますか?HTTP、アプリケーション開発用のMQTTが必要です。 日時:Documentation_OTA_Secure-Boot_88MW320 こんにちは、MCUXpresso SDKビルダーからダウンロードしたRDMW320-R0(88MW320_xx_xxxx)用のSDKバージョン2.9.13を使用しています 問題は、SDKと一緒に生成されたドキュメントをダウンロードすると、OTA、カスタムブートローダー開発、セキュアブート、HTTP / HTTPS、MQTT、MbedTLSおよび同様のAPIの詳細なアプリケーションノートやその他のものを取得しないことです。
查看全文