1115428_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1115428_ja-JP

1115428_ja-JP

FlexIOによるLEDパネル制御 [1]<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このプロジェクトの目的は、Kinetis K82マイクロコントローラに搭載されているFlexIOペリフェラルを使用してRGB LEDパネルを制御することです。

FlexIOペリフェラルは、GPIOビットバンギングやPWM + DMAを使用した他の制御方法と比較して、LEDの色と輝度情報を更新する過程で CPUをアンロード するという大きな利点を提供します。私は別の方法を使用します。

パネルは、WS2812BコントローラーとLEDストライプを使用します。また、アプリケーションを開発するためのシミュレーションプラットフォームも用意します。

ハードウェア:

  • 30 x16 LED WS2812Bパネル
  • マルチプレクサボード
  • FRDM-K82の
  • Uctronics QVGAディスプレイ

ソフトウェア:

  • IAR Workbench 7.50.1 (英語)
  • SDK 1.3 for the Kinetis K82
  • FreeRTOS
  • eGUIグラフィックライブラリ


LEDパネルが機能している状態でビデオを見ることができます。


ビデオリンク : 4707

パート1:LEDパネルの構築

パート2:FlexIOを使用したLED制御方法

パート3:LEDパネルエミュレーション用ソフトウェア

パート4:パネル制御用ソフトウェア

モバイルRe:FlexIOによるLEDパネル制御[1]<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

親愛なるグレイ、

ページが更新されましたので、ぜひご覧ください。

Re:FlexIOによるLEDパネル制御[1]<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

親愛なるグレイ、

私たちは、ここで共有できるようにソフトウェアの更新に取り組んできましたが、現時点では、適切なライセンスを追加するまで、ソフトウェア以外のバージョンのみを共有することができます。更新されたソフトウェアが手に入り次第、オンラインにします。

参考までに、ここでも同様のプロジェクトがありますが、FlexIO:Kinetis K20によって駆動されるLEDビデオパネルは使用していません

Re:FlexIOによるLEDパネル制御[1]<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは。このプロジェクトに感謝します。さまざまなドキュメントにアクセスできないようです。私は得ています:

不正


この場所またはコンテンツへのアクセスが制限されています

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 05:54 AM
更新人: