1109317_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1109317_ja-JP

1109317_ja-JP

MakerFaireでテクノロジーを披露<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Maker Faires、さあ!

今週末はサンマテオで超クールなプロジェクトをいくつか紹介し、9月にはニューヨークに滞在します。

多くの作業の後、私たちのチームは、Kinetisマイクロコントローラを中心に構築されたいくつかの非常に優れたプロジェクト、i.MX 6プロセッサ、Freedom開発プラットフォーム、 およびUDOO、Riotboard.org 、ノベナ、 CuBox-i、 Wandboard.org、Wunderbar、ZumoBotsなど。私たちが計画していることがいくつかあります。

点滅する派手なライトが嫌いな人はいますか?PJRCのクルーは、ガムのスティックほどの大きさのONE Teensy3.1ボードによって制御されるLEDディスプレイ(正確には4320)を作成しました。ポールは、Kinetis K20 MCUのダイレクト・メモリ・アクセス・エンジン(DMA)機能を活用して、このデモで示されたビデオとオーディオを実現する特別なTeensyduinoスケッチ・ライブラリを作成しました。ポールは難しいLEDタイミングを管理しただけでなく、SDCardインターフェースからすべてのビデオを提供します。オーディオも再生すると言いましたか?!

https://community.nxp.com/docs/DOC-100844

看板から光を浴び終わったら、ハッキングされたWii-Fi(はい、WII + WiFiです)のNerf Swarmfireでスキルをテストできます。いくつかのサーボ、少しの再配線、カスタムビルドのWiFiリモコンとビオラを追加します...すぐに楽しめます!これを実現するために、Nerf自体(ベース)に2つのFRDM-KL64Fを使用し、1つはワイヤレスリモコンとして機能します。ベースボードはリモートからのデータを処理し、対応するサーボを制御します。

このビデオは削除されました
(マイビデオで視聴)

リモートボードは、ユーザーがリモコンを動かし、オンボードの加速度計がそれを動きの動きに変換し、WiFi経由でベースコントローラーに渡す必要があるという点で、Wiiのように動作します。さらに、プラスチック製のコントローラーを3Dプリントしてすべてを入れる必要がありました。

https://community.nxp.com/docs/DOC-100845

これらは、私がキッキンなKinetisマイコンのMCUベースのデモです。次に、マルチメディアについて話しましょう、それは i.MX アプリプロセッサを意味します。

あなたがその地域にいる間、マリオに挨拶するようにしてください 。マリオは 、音声認識とTwitter接続を備えたDIYのAndroid搭載ロボットです。マリオの心臓部は、Android 4.3を実行するUDOO Quadと、2つのサーボ(マリオの腕)と4つの車輪(マリオの脚)を回転させる4つのモーターを制御するArduinoモーターシールドです。マリオは可愛い顔を見せるために7インチのLVDSディスプレイを持ち、口元は小さなスピーカーになっています。彼に話しかけるために、Google APIの音声認識とテキスト読み上げを使用して、彼に命を与えました。また、Twitter APIを使用して Twitter経由でマリオを制御し、ツイートを読むことができ、簡単なチャープでマリオにコマンドを送信することもできます。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 02:10 PM
Updated by: