我正在尝试对一块装有这种芯片的旧板进行编程,但是对这个微控制器系列来说是全新的,所以不胜感激。
我下载并安装了 USBDM_4_12_1_340_Win.msi Windows 软件,并运行了"USBDM Memory Dump" 应用程序,转储了 68HC912B32 芯片上的闪存(地址范围 0x8000-0xFFFF)。
我还查看了"HCS12 Programmer" 或"Flash programmer" 应用程序,但其下拉菜单列表中没有 MC912B32 芯片。我还用 " Detect Chip " 按钮尝试了 " 设备选择 " 但它无法检测到我的芯片。
我不需要完整的开发环境/集成开发环境,只需要能够转储闪存、更换损坏的微控制器并用转储的程序对新微控制器进行编程。
这个 4 岁的https://community.nxp.com/t5/OSBDM-and-TBDML/program-the-HC12-B-Family-of-MCU/td-p/1324102这个问题很有趣,但并没有提供解决方案。 我的首选操作系统是 Linux 而不是 Windows,因此我非常乐意尝试基于 Linux 的解决方案。
对如何安装一个有效的编程环境有什么想法吗?
非常感谢
汤姆-克兰
嗨,@pgo、
感谢您的跟进。我取得了一些进展。 Code Warrior 5.2 不支持 68HC912B32 的解决方案是安装 Code Warrior 5.1。这里建议https://community.nxp.com/t5/CodeWarrior-for-MCU/CodeWarrior-Development-Studio-for-HCS12-X-Microcon...
在 5.1 版中(见所附屏幕截图 Code-warrior2-run-as-administrator-MC68HC912B32+USBDM.jpg),MC68HC912B32 芯片已出现并可以选择。 但是,"连接 "下拉菜单中没有列出 USBDM 或 TBDML 选项。 在重新安装 Code Warrior 5.1 后,我重新安装了 USBDM 及其驱动程序,并将 USBDM 插入电脑。
为了检查 USBDM 未出现在 "代码勇士连接 "菜单中是否是因为 USBDM 不支持 68HC912B32,我尝试选择了 USBDM 支持的其他芯片。 我选择了 MC9S12A128B。 现在 “连接” 菜单增加了 3 个条目:" TBDML ", " HCS 串行监测 " & " USBDM "。请参阅所附屏幕截图 Code-warrior2-MC68HC9S12A128B+USBDM.jpg。
除了尝试修改 USBDM Tcl 代码以支持 68HC912B32 外,是否还有任何其他软件/硬件应用程序或其他选项可与 USBDM pod 一起使用以对该芯片进行编程?
如果没有,是否有其他支持 S/W 的硬件/软件选项可以让我对 68HC912B32 的闪存进行编程? 我的板只有用于调试/编程的 6 针 BDM 插槽 —— 所以必须假设制造商最初就是这样编程的,除非它是在焊接之前断路完成的,这似乎不太可能...
谢谢!
汤姆
嗨,汤姆
很抱歉,我已经无法访问 Codewarrior(或 Windows!),因此无法亲自检查。
当我在恩智浦网站(https://www.nxp.com/products/68HC912B32)上搜索 68HC912B32 时,最终会找到您下载的 Codewarrior 版本,因此这似乎是正确的版本。
我不知道为什么 B32 没有出现。
对不起!
嗨,Pgo、
感谢您的跟进。 我已经部分拆解了之前转储的图像,所以应该可以拼凑出一个 .asm文件放入代码勇士项目中。
我找不到 Codewarrior 第 6 版的下载地址,但还是从https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/codewarrior-development-tools...下载了。 链接。 它被列为版本 5.2,重要的是,在 " 支持的设备 " 的 " Expand All " 复选框下列出了 68HC912B32。
安装 + 运行应用程序并检查版本号,显示的是 5.9 而不是 5.2。请参见所附截屏图片。
正在调用 " 启动对话框..." 和 " 创建新项目 " 提供了一个可选择芯片系列的弹出窗口。请参阅所附的截屏图片。 它只列出了 HCS12 & HCS12X 系列。
将这些节目扩展到家庭成员。请参阅所附的截屏图片。不出所料,其中没有 HCS912B32。
是我做错了什么,还是漏掉了什么显而易见的东西?
非常感谢
汤姆-克兰
嗨,汤姆
很抱歉,USBDM 编程器不太可能适用于对您的芯片进行编程。 正如其他主题所指出的,这需要开发 TCL 脚本来完成基本工作(芯片启动、大量擦除等),并开发目标代码来完成块编程。 这是一项艰巨的工作,而且不能保证这种方法一定有效,因为 USBDM 采用的方法可能与早期的芯片不兼容。
可以使用位于 https://github.com/podonoghue/usbdm-eclipse-makefiles-build 的代表为 Linux 版本 USBDM。
我认为最好的办法是检查 Codewarrior V6(我认为)是否支持该芯片的 TBDML(USBDM 与之兼容)。 我不确定这是否允许独立编程,而不是从源代码进行调试开发。 仅适用于窗口。
再见