2188970_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2188970_zh-CN

2188970_zh-CN

使用 LCD 针座时相机针座上的可用引脚 - FRDM-MCXN947

我想弄明白,在使用 smartdma 的 LCD-PAR-S035 显示器上使用 LCD 接头(J8)时,相机接头(J9)上的引脚是否可以用作 GPIO?

在配置工具中,它们并不显示为冲突,但当设置为 GPIO 时,我似乎仍无法正确读取。

有人能确认(J9)引脚不能同时用作 GPIO 吗?

谢谢


 

开发板FRDM 培训MCX NRe: Available pins on the camera header when using LCD header - FRDM-MCXN947

你好@cyberhelmer、

谢谢您的帖子。

我认为您可以参考 frdm-mcxn947 的用户手册。它列出了 FlexIO 和相机标头的所有潜在冲突。

从技术上讲,J9 上的引脚可以配置为 GPIO。 但是,如果 SmartDMA 正在积极使用 FlexIO for LCD,并且 J9 引脚与 FlexIO 或其他有源外设共享,则由于总线争用或引脚多路复用器冲突,GPIO 读取可能会失败。

我建议您检查项目配置中的引脚复用器,确保 J9 引脚没有同时分配给 FlexIO、CAN、I3C 或以太网。如果需要,还可检查和调整焊接跳线。您可以暂时禁用 SmartDMA,并测试从 J9 读取的 GPIO 数据,以确认它们能独立工作。

希望对你有所帮助。

BR

西莱斯特

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 05:31 AM
更新人: