2141063_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2141063_ja-JP

2141063_ja-JP

RW612 FlexSPI PORTB1 アクセス

RW612 チップセットを外部 XIP モードで使用しています。コードは FlexSPI PortA1 から実行され、PSRAM (APS6404L) を FlexSPI PortB1 に接続しています。SDKs (25.06 バージョン) が提供する構成を使用してポート B1 にアクセスしています。

PSRAM ID を読み取ろうとすると、PortB1 (CLCK/CS) で信号アクティビティが表示されません。

これらの信号が欠陥のある部品によって保持されていないことを確認するために、SPARM を取り外しました。

これは、APS6404 が DQS 信号を使用しないという事実に関係していますか?

DQS を使用しないように PortB1 を構成するにはどうすればよいでしょうか? FlexSPI が PortA1 アクセス用に初期化された後は、FLEXSPI_Init 関数を呼び出すことができないことがわかっています。

ご協力とお時間をありがとうございました。

Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access

こんにちは、ローマン。

ご協力ありがとうございます。この問題は、バスの実行中に FlexSPI クロックを設定しようとしたことに関連していました。次の行をコメント アウトしました。

CLOCK_EnableClock( kCLOCK_Flexspi );

BOARD_SetFlexspiClock(FLEXSPI、5U、3U);


FlexSPI ポート B1 は現在実行されており、AHB キャッシュを使用して PSRAM への書き込み/読み取りをCAN。

助けてくれてありがとう、本当に感謝してるよ。

Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access

こんにちは@khalidL 。

下の画像のように、MCU 設定で PSRAM メモリ セクションを定義しましたか?

RomanVR_1-1753912826626.jpeg

プロジェクトのアプリケーション コード ハブ投稿に記載されている手順を必ず実行し、問題が解決しない場合はお知らせください。

Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access

こんにちは、ローマン。

ご協力とご協力に感謝いたします。上記の例をプロジェクトに統合する過程で、次の問題が発生しました。メインから関数「 __RAMFUNC(SRAM) status_t BOARD_InitPsRam(void) 」を呼び出すと、コードがサイレントにクラッシュします。

リンカーファイル(main_data.ldt、main_txt.ldt および noinit_noload_section.ldt)board.cをコピーするファイル?BOARD_InitPsRam が RAM に正しくコピーされなかったためにコードがクラッシュしたのではないかと思います。

お時間を割いてご協力いただき、改めて感謝申し上げます。

Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access

この例は私のボードでは動作します。ご協力ありがとうございます。

Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access

こんにちは@khalidL 、お元気ですか。

アプリケーション コード ハブには、外部 NOR フラッシュからの XIPに関する例があります。共有されたリンクからサンプルをテストして、プロジェクト要件に適合するかどうかをお知らせください。

プロジェクトを MCUXpresso IDE にインポートするには、「アプリケーション コード ハブからインポート」オプションをクリックします。(このサンプルには SDK バージョン 2.16.00 が必要です)

RomanVR_0-1753821216871.png

アプリケーション コード ハブ ウィンドウに入ったら、サンプルの名前 (外部 NOR フラッシュからの XIP およびマルチポート FlexSPI モジュールを使用した外部 pSRAM の構成) を検索し、それを選択して「Github リンク」をクリックし、「次へ >」ボタンが使用できるようになるまで待ちます。

RomanVR_1-1753821257434.png

「次へ > 」ボタンをクリックしたら、手順に従って Git リポジトリからプロジェクトをインポートします。最後に、プロジェクトがワークスペースで使用できるようになると、セットアップでフラッシュしてテストできるようになります。

これが役に立つかどうか教えてください。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 04:15 PM
更新人: