Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
S32k324-MCU0 开启安全启动时无法擦除内存中的某些区域 @Silpa_Muppalla Re: S32k324-MCU0 嘿,大卫 这个问题问错了论坛,你能删除这个主题吗?谢谢! Re: S32k324-MCU0 本来希望今天能抽出时间拨打调试电话来解决这个问题的根源 Re: S32k324-MCU0 能否提供另一个主题的链接,以便我仔细检查。下面是 3 个寄存器的外设转储:MC_ME、DCM_GPR、MSCM。开启安全启动后,我们可以写入闪存,但由于某种原因,我们在执行擦除操作时会被锁定。 Re: S32k324-MCU0 你能否提供更多细节或对其他话题的参考(如果相关)?谢谢
查看全文
i.MX 8M Plus DDR4-3200 长度匹配建议 我正在为 i.MX 8M Plus (部件号:MIMX8ML8CVNKZAB)设计 DDR4 接口,希望确认 长度与 DDR4-3200 操作的匹配建议。 在现有文件(IMX8MPHDG、AN5097 等)中, ,介绍了 DDR 路由的一般准则。 不过,我无法找到 长度匹配的明确数值限制,特别是在 3200 MT/s 的 DDR4 运行条件下。 对于运行速度为 3200 MT/s 的 DDR4,请告知 以下信号组的推荐长度匹配(最大偏斜/长度差) ? -CK (CK/CK#) -DQS (DQS/DQS#,在字节通道内和字节通道之间) -DQ(在字节通道内且相对于 DQS)-CA/地址/控制信号 此外,请澄清: - 关于 i.MX 8M Plus DDR4 设计的长度匹配规则,应以哪个文件为准 - SoC 的内部 DDR 训练通常可以补偿多少偏斜? Re: i.MX 8M Plus DDR4-3200 length matching recommendations 感谢您之前的回复。 我知道i.MX 8M Plus参考板 没有实现DDR4,也没有公布明确的DDR4长度匹配 值。 对于在 i.MX 8M Plus 上以 3200 MT/s 的速度运行 DDR4, ,请说明 PCB 布线和长度匹配的推荐设计方法 ? 具体而言: -DDR4-3200 的运行是否通过设计 (采用适当的电路板设计)进行假设和验证? -在没有 DDR4 参考板的情况下,应将 什么视为长度匹配和偏差 控制的主要指导原则? 如果遵循标准的 DDR4 信号完整性规则,AN5097 是否可以用作 i.MX 8M Plus 设计的通用 DD R4 路由指南 ,尽管它不是 针对特定设备的? Re: i.MX 8M Plus DDR4-3200 length matching recommendations 请参阅我们的 i.MX 8M Plus 硬件开发人员指南和参考板设计。 Re: i.MX 8M Plus DDR4-3200 length matching recommendations 我们知道,硬件指南和验证板设计是i.MX 8M Plus上DDR4的主要参考。 但是,我们认为这些文件没有充分详细地描述 DDR4 路由、长度匹配和偏斜限制。 您能否分享您提到的具体硬件指南和DDR4验证板设计的链接,以便我们可以再次确认我们引用的文档是否正确? Re: i.MX 8M Plus DDR4-3200 length matching recommendations 对于在 i.MX 8M Plus 上以 3200 MT/s 的速度运行 DDR4, ,请说明 PCB 布线和长度匹配的推荐设计方法 ? 具体而言: -DDR4-3200 的运行是否通过设计 (采用适当的电路板设计)进行假设和验证? -在没有 DDR4 参考板的情况下,应将 什么视为长度匹配和偏差 控制的主要指导原则? 答:我们只提供 i.MX8MP 的硬件指南,使用 DDR4 的硬件设计请参考该指南。对于使用 DDR4 的 i.MX8MP,我们有验证板的设计,我会分享给你的。 如果遵循标准的 DDR4 信号完整性规则,AN5097 是否可以用作 i.MX 8M Plus 设计的通用 DD R4 路由指南 ,尽管它不是 针对特定设备的? 答:不,请勿参考,i.MX8MP 请按照硬件指南进行特殊操作。 Re: i.MX 8M Plus DDR4-3200 length matching recommendations 亲爱的@yamamo10、 我没有也没有找到 DDR4 的特殊文件,但我仍会继续为你们检查,一旦有更新的信息,我会与你们分享。 我记得你的需求。 祝您度过愉快的一天和周末 祝您有美好的一天 顺祝商祺! Rita Re: i.MX 8M Plus DDR4-3200 length matching recommendations 感谢您分享可用的硬件指南和验证板设计。 据我们了解,除了提供的材料外,目前没有其他文档或设备特定指南来描述 i.MX 8M Plus 的 DDR4 PCB 布线、长度匹配或偏斜限制。 在此基础上,我们将使用通用的 DDR4 信号完整性最佳实践和内部 SI 分析进行设计,同时遵循 i.MX8MP 硬件指南作为主要参考。 感谢您的支持。 如果今后有任何其他建议或更新,我们希望您能与我们分享。 Re: i.MX 8M Plus DDR4-3200 length matching recommendations 我已通过电子邮件发送给您,请查收。
查看全文
将 KSZ9131Rnxi 与 iMX 8M Nano 连接 你好、 我想在我们的载板上使用 imx8M Nano SOM 来操作 KSZ9131RNXi。phy 和 fec mac 的驱动程序加载正常,但是我的通信速度确实只有 10Mbits,而且只有在操作系统启动后才输入以下内容: $ethtool -s eth0 speed 10 duplex full PHY 采用 RGMII 模式连接,速度为 1000Mbit/S。 如何解决此问题以在启动后不使用键入此命令来操作 phy?以及为什么 100Mbits 和 1000Mbits 不起作用? 我将非常感谢你们的贡献。 Re: Interfacing KSZ9131Rnxi to iMX 8M Nano 您好@Elias_M, ,感谢您联系恩智浦支持中心! 你是如何在设备树中设置的? 我相信这个问题可以通过正确的设备树配置来解决。 你能分享你的设备树文件以便我查看吗? 如果无法共享,可以参考以下链接提供的示例 致以最崇高的敬意, Chavira Re: Interfacing KSZ9131Rnxi to iMX 8M Nano 你好,@ Chavira、 感谢您的支持。 以下是 Linux 中的 fec 设备树的描述: &fec1 { fsl、magic-packet; pinctrl-names ="默认" ; pinctrl-0 =<& pinctrl_fec1_gpio> 、 <&pinctrl_fec1> ; phy-mode ="rgmii-id" ; phy-handle =<& ethphy0> ; phy-supply =<& reg_3v3_eth0> ; status ="okay" ;     mdio { #address-cells =<1> ; #size-cells =<0> ;   ethphy0:ethernet-phy@0 { 兼容 ="ethernet-phy-ieee802.3-c22" ; reg =<0> ; 中断父级 =<& gpio5> ; 中断 =<2 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW> ; micrel,led-mode=<1> ; }; }; }; reg_3v3_eth0: 调节器-ethphy { 兼容 ="调节器-固定" ; off-on-delay=<500000> ; regulator-always-on; 调节器启动;   regulator-min-microvolt =<3300000> ; regulator-max-microvolt =<3300000> ; 调节器名称 ="3v3_eth0" ; startup-delay-us =<200000> ;   }; pinctrl_fec1_gpio: fec1gpiogrp { fsl,pins =<   /* PHY 中断 */ MX8MN_IOMUXC_SAI3_MCLK_GPIO5_IO2 0x19 >; };   pinctrl_fec1: fec1grp { fsl,pins =< MX8MN_IOMUXC_ENET_MDC_ENET1_MDC 0x3 MX8MN_IOMUXC_ENET_MDIO_ENET1_MDIO 0x3 MX8MN_IOMUXC_ENET_TD3_ENET1_RGMII_TD3 0x1f MX8MN_IOMUXC_ENET_TD2_ENET1_RGMII_TD2 0x1f MX8MN_IOMUXC_ENET_TD1_ENET1_RGMII_TD1 0x1f MX8MN_IOMUXC_ENET_TD0_ENET1_RGMII_TD0 0x1f MX8MN_IOMUXC_ENET_RD3_ENET1_RGMII_RD3 0x91 MX8MN_IOMUXC_ENET_RD2_ENET1_RGMII_RD2 0x91 MX8MN_IOMUXC_ENET_RD1_ENET1_RGMII_RD1 0x91 MX8MN_IOMUXC_ENET_RD0_ENET1_RGMII_RD0 0x91 MX8MN_IOMUXC_ENET_TXC_ENET1_RGMII_TXC 0x1f MX8MN_IOMUXC_ENET_RXC_ENET1_RGMII_RXC 0x91 MX8MN_IOMUXC_ENET_RX_CTL_ENET1_RGMII_RX_CTL 0x91 MX8MN_IOMUXC_ENET_TX_CTL_ENET1_RGMII_TX_CTL 0x1f >; }; Re: Interfacing KSZ9131Rnxi to iMX 8M Nano 嗨 @Elias_M, 为了更好地理解,我需要检查整个设备树文件。 致以最崇高的敬意, Chavira Re: Interfacing KSZ9131Rnxi to iMX 8M Nano 你好,@ Chavira、 这些是 uboot v2020.04 和 linux v5.5 的 dts 文件。 如何在 board_phy_config 中添加延迟,还是驱动程序中已经包含了这些延迟?
查看全文
[滥用] 帖子作者:@hrc-amilcar/板:mcuxpresso-sdk/报道者:@hrc-amilcar @hrc-amilcar 报告了 @hrc-amilcar 发布的帖子 RT685:SDK 25.12 中的 AES HASHCRYPT 密钥, 原因如下: 原因: 其他 详情: 我的帖子被标记为垃圾邮件,但它不是垃圾邮件。这是一个合法的 MCUXpresso SDK 问题。为什么会被标记? 发布链接: https://community.nxp.com/t5/MCUXpresso-SDK/RT685-AES-HASHCRYPT-Secret-Key-in-SDK-25-12/m-p/2289098#M5421 文章作者:@hrc-amilcar | Email Author @hrc-amilcar|Email Author Reported by: @hrc-amilcar|Email Reporter 报告的帖子有 0 个回复。
查看全文
WVTS 测试未通过 您好, 我们在运行 Android 12.1.0_1.0.0 并支持 Widevine L1 的 imx8mq 定制板上进行了 WVTS 测试。 结果中有一些失败的项目。 测试结果详情 arm64-v8a WvtsDeviceTestCases com.google.android.wvts.MediaDrmParameterizedTests#testValidateMetrics[L1] 失败 java.lang.AssertionError: license_sdk_version value empty: metrics com.google.android.wvts.MediaDrmParameterizedTests#testStableDrmIdentifier[L3]. 失败 设备 ID 不稳定:ac9e72902e704bef69ca002db4e8e8e8cd8e8f8cc039fe4fe34ed78b53b0bc81838、9c99ccd3cd3c902c902fc7902c7354e2932a26dc5e2bc6c6c68cf211037d8aefc75a87d8d0568de:数组最初在元素 [0] 处有所不同;预期:& lt;-84 & gt;但是:& lt;-100 & gt; com.google.android.wvts.MediaDrmParameterizedTests#testValidateMetrics[L3]. 失败 java.lang.AssertionError: license_sdk_version value empty: metrics com.google.android.wvts.WidevineBusinessLogicTests#testWidevineVersion 失败 java.lang.assertionError:cdm 版本 16.1.0 的版本号未知 com.google.android.wvts.WidevineH264PlaybackTests#testClearWith1080P30SessionlessUsingSecureDecoder 失败 java.lang.Exception:元器件故障:& lt;音频已达到秒数:音频仅播放到 0 毫秒而不是 20000 毫秒 & gt; & lt;无异常:播放期间出现异常(尝试使用封闭会话)& gt; & lt;视频已达到秒数:视频仅播放到 0 毫秒而不是 20000 毫秒 & gt; com.google.android.wvts.WidevineH264PlaybackTests#testClearWith1080P30SessionlessUsingUnsecureDecoder 失败 java.lang.Exception:元器件故障:& lt;音频已达到秒数:音频仅播放到 0 毫秒而不是 20000 毫秒 & gt; & lt;无异常:播放期间出现异常(尝试使用封闭会话)& gt; & lt;视频已达到秒数:视频仅播放到 0 毫秒而不是 20000 毫秒 & gt; 所需的 CDM 最低版本似乎是16.1.1。但是,widevine_l1_android-12.1.0_1.0.0使用的谷歌 Widevine 代码的 CDM 版本是16.1.0。 请帮助我们解决这些故障。 谢谢。 BR、 特里斯坦 Android i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus 安全 Re: Failed WVTS test 我们正在使用的包含 vendor/widevine 下 CDM 的 libwvdrmengine 已由 NXP 修补,以支持 Widevine L1。不过,我们似乎不能只替换 libwvdrmengine 中的 cdm 文件夹。 恩智浦是否为支持 Widevine L1 的 libwvdrmengine 更新版本提供了新补丁? 此外,如果是这样,我们还能在 Trusty OS 中使用相同的宽频 TA 吗? 谢谢。 Re: Failed WVTS test 尝试将 CDM 版本升级到比 v16 更晚的版本,然后再试一次 Re: Failed WVTS test 对不起,我的回复晚了,我刚刚收到补丁,已通过邮件发送给您,请查收。
查看全文
S32R45 EVB & TEF82XX Antenna Board: Connection Compatibility Is the NXP S32R45 Evaluation Board (EVB) compatible with the NXP TEF82XX antenna board in terms of physical connection and functional operation? Evaluation Board Re: S32R45 EVB & TEF82XX Antenna Board: Connection Compatibility Hello, The TEF82xx‑CAB is specifically designed to integrate with S32R41-EVB or S32R29-RADB, using dedicated high-speed connectors exposed on those boards. The S32R45 EVB lacks these connector pairings, so the antenna board cannot be directly attached. You cannot directly connect a standard TEF82xx antenna board (CAB) to an S32R45 EVB—no matching connectors or compatibility. If you need to work with TEF82xx transceivers on S32R45, you must use a custom development platform like NovTech's Renan™, which integrates the board hardware, proper RF connectors, and requisite software support. https://www.issi.com/WW/pdf/NovTech-RENAN-Flyer.pdf Best regards, Peter
查看全文
M7 上的 S32g274 PFE 以太网演示 1、我在截图中找不到 PFE 以太网演示的示例项目。另外,我找不到可以直接用 s32ds3.5 编译器编译的项目。您能告诉我吗? 2、我需要调试 M7 和 A53 同时启动,而 M7 内核的 PFE 以太网功能保持正常的情况。不过,我发现这里对时钟初始化的描述有所不同。由于需要在 M7 引导加载程序中初始化时钟,因此 M7 APP 不应执行时钟初始化。但 PFE 以太网要求在时钟初始化之前先进行 EMAC 初始化。这是自相矛盾的。我们应该如何处理? Re: S32g274 PFE Ethernet demo on M7 你好,@sdx111 感谢您的回复。 有一个演示版,但基于早期版本的代码库。 BR 切宁 Re: S32g274 PFE Ethernet demo on M7 在哪里可以找到可以用 S32DS 编译器编译的 S32g PFE 以太网(包括 lwip 栈)演示项目? Re: S32g274 PFE Ethernet demo on M7 你好,@sdx111 谢谢您的帖子。 1.PFE 主服务器是 PFE MCAL 版本中包含的一个示例项目,它不支持 S32DS,我建议在 EB 中对其进行配置。 2。PFE master 是一个在开发时未考虑引导加载程序的示例,因此当使用引导加载程序启动板然后运行 PFE 主服务器时,需要修改原始代码,调用后可能需要关闭并打开 P FE 分区。 BR 切宁
查看全文
使用人工智能笔记本电脑进行恩智浦人工智能和 ML 开发 大家好, 我计划使用 AI 笔记本电脑作为恩智浦AI 和 ML 项目的主要开发机器,包括 eIQ 机器学习工具和基于 i.MX 的边缘 AI 平台。 我想利用人工智能笔记本电脑的强大功能来完成训练、优化人工智能模型以及部署到恩智浦嵌入式设备等任务。 根据您的经验,对于恩智浦的开发而言,人工智能笔记本电脑的哪些功能最为重要?例如 GPU 与 CPU 在训练和推理方面的性能对比 为实现流畅的人工智能工作流程而推荐的内存 存储类型和速度考虑因素 恩智浦人工智能工具的最佳操作系统(Linux 与 Windows 如果您对恩智浦人工智能项目使用人工智能笔记本电脑有任何意见、建议或实际经验,我将不胜感激。 提前感谢!
查看全文
Linux BSPのダウンロード こんにちは、nxpチーム: このドキュメント「TP-S32G-VNP-RDB3.pdf」を参照してLinux BSPをダウンロードすると、次の図に示すように、次の問題が発生しました しかし、私はこのサイトを訪れました、そして私のネットワークは大丈夫です 私の環境はubuntu22.04LTSです S32G3の  Re:linuxのBSPのダウンロード Hi, @chenyin_h @GuilhermeS32G : ご提案ありがとうございます。私の問題は解決しました。これはネットワークの変動によるものでした。VPNを使用した後で使用できます。 Re:linuxのBSPのダウンロード Hello @jiajun_cheng , Google Repoツールはソースのダウンロードに便利かもしれませんが、厳密には必須ではありません。 または、Yocto レイヤーの Git リポジトリを手動でクローンし、正しいコミット ID をチェックアウトしてみることもできます。 BSP 38.0 のソースをダウンロードしようとしているようです。 したがって、次のように述べています。 https://github.com/nxp-auto-linux/auto_yocto_bsp/blob/release/bsp38.0/default.xml 次のコマンドを実行できます。 mkdir sources && cd sources git clone https://git.yoctoproject.org/meta-freescale/ && cd meta-freescale && git checkout 6f04cf1fce13c9852d4ec86b66a3858c42b7c7c9 && cd .. git clone https://git.openembedded.org/meta-python2 && cd meta-python2 && git checkout f02882e2aa9279ca7becca8d0cedbffe88b5a253 && cd .. git clone https://git.yoctoproject.org/meta-security && cd meta-security && git checkout d398cc6ea6716afd3a3a6e88ad8fbdc89510ef23 && cd .. git clone https://git.yoctoproject.org/meta-virtualization && cd meta-virtualization && git checkout b3b3dbc67504e8cd498d6db202ddcf5a9dd26a9d && cd .. git clone https://git.openembedded.org/meta-openembedded && cd meta-openembedded && git checkout bdad2a789e30703a825b876279665720d06d55dc && cd .. git clone https://git.yoctoproject.org/poky/ && cd poky && git checkout f53ab3a2ff206a130cdc843839dd0ea5ec4ad02f && cd .. git clone https://github.com/nxp-auto-linux/meta-alb/ && cd meta-alb && git checkout 814fa233f9d5e4502090b38bd4a64d15650328e1 && cd .. && cp meta-alb/nxp-setup-alb.sh . そして、これはリポジトリ機能と同等です。 よろしくお願いいたします。 Guilherme Re:linuxのBSPのダウンロード Hello, @jiajun_cheng  投稿ありがとうございます。 ローカルホスト(20.04)ではこのような問題は発生しませんでしたが、そしておもちゃ私はそれでさらにテストするためにUbuntu22.04ホストを見つけましたが、問題を再現することはできません。 ネットワーク接続の問題のようですが、別の試用版を利用できるかどうか教えてもらえますか? BR チェンイン
查看全文
Request for FRDM-MCXW72 Allegro ASCII (.alg) design files for Altium import Hi NXP Team and Community, I am currently working on a design based on the FRDM-MCXW72 development board. I have downloaded the design files (Design Resources ZIP), but I see the layout file is in binary Cadence Allegro format (.brd). Since I use Altium Designer, I am unable to import the binary .brd file directly. Could you please provide the layout in Allegro ASCII (.alg) format? Alternatively, an ODB++ export would also work perfectly. This would allow me to import the reference design correctly and accelerate my development process. Thank you for your support! Best regards,  Jinhao Protocol: Bluetooth Re: Request for FRDM-MCXW72 Allegro ASCII (.alg) design files for Altium import Hello, hope you are doing well. The design files we provide are only available in .brd format. If a customer wishes to convert these files into a different format, each customer would need to handle the conversion on their own. I apologize for the inconveniences, but this is the only format that is available. Would the Gerber files be helpful for you? These are located in the FRDM-MCXW72\Gerbers directory of the MCX W72 Design Files. If you'd like to review the layout, you could use the Altium viewer. Best regards, Ana Sofia.
查看全文
需要帮助在 S32K328 中生成中断 大家好,我正在研究 s32k328 MCU。我正试图使用连接到 PTE8 的 EIRQ7 产生中断。该引脚是 MCU 的输入引脚,来自外部 IC,当外部 IC 发生故障时,该引脚将被拉低,此时将产生中断。为此,我添加了监测 EIRQ7 的处理器功能,但是当引脚拉动时,甚至没有触发处理器功能。有谁能就这个问题提供帮助?附属特雷索斯 屏幕截图和生成的代码 Re: Need help to generate interrupt in S32K328 不客气! 我很高兴听到它现在能工作了。 Re: Need help to generate interrupt in S32K328 非常感谢你的帮助,罗宾 . 现在我能够生成并触发回调函数。非常感谢你的回复。 Re: Need help to generate interrupt in S32K328 图像太模糊,无法看清内容。 您是否为SIUL_0_IRQn 的处理程序填写了SIUL2 _EXT_ IRQ _0_7_ISR? 代码片段似乎只通过Platform_.NET 配置eMIOS。建议使用 /* Initialize Platform driver */ Platform_Init(NULL_PTR); Re: Need help to generate interrupt in S32K328 在提及 Icu_BlinkLed_S32K358 项目之后,PTE8 的下降边缘能否发出 ICUmotorFaultNotification 触发信号? Re: Need help to generate interrupt in S32K328 是 已配置但未配置通道 2 的边缘检测和通知功能 Re: Need help to generate interrupt in S32K328 HI 您是否在IntCtrlConfig中配置了SIUL_0_IRQn SIUL2_EXT_IRQ_0_7_ISRIntCtrlConfig? Icu_Init(NULL_PTR); Icu_EnableEdgeDetection(IcuChannel_2); Icu_EnableNotification(IcuChannel_2); 在 PTE8 捕获下降边缘之后,它会进入空白 ICUmotorFaultNotific ation(void)吗? 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
查看全文
S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 - 更新 5 和 6 可用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />       产品发布公告 汽车微控制器和处理器 适用于 Power Architecture 2017.R1 的 S32 设计工作室 更新 5 和 6          新增内容 S32 SDK for Power Architecture 1.0.0 RTM 支持 MPC574xx 。 支持 MPC5775 B/E 的服务包 这是一个累积更新 - 它包括以前更新的所有内容(更新 1 、更新 2 、更新 3 、更新 4 )。 安装说明 此更新适用于 在线的 (通过 S32DS Eclipse 更新程序)或 离线安装(直接下载链接) 在线的 安装: 进入菜单“帮助”->“安装新软件...”对话框  select predefined update site "S32DesignStudio - http://www.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/S32DS_POWER_2017.R1/updatesite" 选择所有可用项目并单击“下一步”按钮   离线安装: 前往 S32 Design Studio for Power 产品页面 -> 下载部分或使用直接链接下载更新存档 zip 文件 启动 S32DS 并转到“帮助”->“安装新软件...” 添加新的“Archive”存储库并浏览选择您在上一步下载的更新存档 zip 文件 选择所有可用项目并单击“下一步”按钮。   此时将启动更新安装过程。 概述 SDK
查看全文
i.MX31 PDK 板 DirectFB <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 解决 LCD 问题: 下载 DirectFB 补丁(点击此处)。 将补丁和内核规范复制到 LTIB: tar zxvf DirectFB-补丁-specs.tar.gz CD规格 cp kernel-imx31_3stack-2.6.24-DirectFB-LCD-fix.patch /opt/freescale/pkgs/ cp kernel.spec.in ~/ltib-imx31pdk-r14/config/platform/imx/ 删除旧内核: ~/ltib-imx31pdk-r14$ rm -rf rpm/BUILD/linux* 发出 LTIB 来解压缩内核并应用补丁: ~/ltib-imx31pdk-r14$ ./ltib -p kernel -m prep 最后你会看到: +回显补丁#1(kernel-imx31_3stack-2.6.24-DirectFB-LCD-fix.patch): 补丁#1(kernel-imx31_3stack-2.6.24-DirectFB-LCD-fix.patch): +补丁-p1-s + 出口 0 内核构建时间:21秒 这意味着哪个 kernel-imx31_3stack-2.6.24-DirectFB-LCD-fix.patch 被正确应用! 现在编译你的内核: ~/ltib-imx31pdk-r14$ ./ltib -p kernel -m scbuild 将其安装在你的 rootfs 上: ~/ltib-imx31pdk-r14$ ./ltib -p kernel -m scdeploy 修复触摸屏 将规格复制到 LTIB: CD规格 cp tslib.spec〜/ ltib-imx31pdk-r14 / dist / lfs-5.1 / tslib /cp DirectFB.spec ~/ltib-imx31pdk-r14/dist/lfs-5.1/DirectFB/ 删除旧目录: ~/ltib-imx31pdk-r14$ rm -rf rpm/BUILD/tslib-1.0/~/ltib-imx31pdk-r14$ rm -rf rpm/BUILD/DirectFB-1.1.0/ 编辑您的 pkg_map 并更改 tslib 顺序。DirectFB需要tslib,那么这个lib需要先编译: [alan@localhost ltib-imx31pdk-r14]$ vi config/用户空间/pkg_map ... PKG_TSLIB = tslib PKG_DIRECTFB = DirectFB PKG_DIRECTFB_EXAMPLES = DirectFB 示例 ... 现在运行: alan@armagedon:~/ltib-imx31pdk-r14$ ./ltib -c 然后选择DirectFB和tslib包。 测试触摸屏 mx31# mknod /dev/input/tslib0 c 13 65 mx31#导出TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/tslib0 mx31# rm -f /etc/pointercal mx31# ts_calibrate mx31# df_窗口 回复:i.MX31 PDK 板 DirectFB <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Heloo, 我如何下载您的补丁?该链接无效。它将我带到 imx 社区主页。
查看全文
AndroidジェリービーンのHDMI回転 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Android Jelly Bean(4.2)は、デフォルトでHDMIの回転をロックします。このコミットの指示によりロックを解除できます。 -- 著者: Jeff Brown <[email protected]> 日付: Wed Oct 17 18:32:34 2012 -0700 デモ用に特別なミラーリングモードを追加します。 HDMIディスプレイの回転がポルテイトであると仮定します。 $ adb shell setprop persist.demo.hdmirotation肖像 HDMIが接続されている間は回転をロックしないでください。 $ adb shell setprop persist.demo.hdmirotationlock偽 セカンダリディスプレイをアプリから非表示にしますが、それらへのミラーリングは続行します。 $ adb shell setprop persist.demo.singledisplay真     Bug: 7326281 変更 ID: I8f9a3b0bc19821a3a01043b0f516806dac82ce53 Android
查看全文
Kinetis L - OpenSDA.pdf ここをクリック : https://community.freescale.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/102170-102-1-18605/OpenSDA.zip プレゼンテーションに記載されているファイルを含むファイルをダウンロードします。 ここをクリック : https://community.freescale.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/102170-102-1-18605/OpenSDA.zip プレゼンテーションに記載されているファイルを含むファイルをダウンロードします。
查看全文
Tacho_1.001_02.07.2012.PEupd <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Tacho 形容 タコメーターのドライバー。 コンポーネント Tacho.PEupd Dependencies クワッドカウンター ライセンス ライセンス : オープンソース (LGPL) 著作権:(c)著作権Erich Styger、2012、無断複写・転載を禁じます。 これは、Processor Expertを使用したオープンソースソフトウェアです。 これはフリーソフトウェアであり、次の条件のライセンスポリシーの下で教育、研究、および商用開発に開放されています。 *これはフリーソフトウェアであり、保証はありません。 ※使用制限はありません。あなたは、あなたの責任の下で、個人、非営利、または商用製品のためにそれを使用、変更、および再配布することができます。 ※ソースコードの再配布には、上記の著作権表示を保持する必要があります。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Tacho 形容 タコメーターのドライバー。 コンポーネント Tacho.PEupd Dependencies クワッドカウンター ライセンス ライセンス : オープンソース (LGPL) 著作権:(c)著作権Erich Styger、2012、無断複写・転載を禁じます。 これは、Processor Expertを使用したオープンソースソフトウェアです。 これはフリーソフトウェアであり、次の条件のライセンスポリシーの下で教育、研究、および商用開発に開放されています。 *これはフリーソフトウェアであり、保証はありません。 ※使用制限はありません。あなたは、あなたの責任の下で、個人、非営利、または商用製品のためにそれを使用、変更、および再配布することができます。 ※ソースコードの再配布には、上記の著作権表示を保持する必要があります。 コンポーネント交換
查看全文
ipu-examples 发行说明 - v0.1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 下载并构建IPU示例 IPU 示例 - v0.1 可在https://github.com/rogeriorps/ipu-examples获取 要下载,只需克隆项目: $ git clone https://github.com/rogeriorps/ipu-examples.git 按照项目根文件夹中的 README.md 进行构建和安装。 可用的演示 Alpha 混合 基础版 合并 裁剪 色彩空间转换 去隔行 调整大小 旋转 i.MX5 basic_ex1 rot_ex1 i.MX6 alpha_ex1 alpha_ex2 crop_ex1 csc_ex1 dint_ex1 res_ex1 rot_ex1 i.MX5 基本示例 基本示例1: 打印所有帧缓冲区的所有信息。它仅使用帧缓冲设备 /dev/fb*。 旋转示例 rot_ex1: 旋转图像并显示在显示屏上。此示例使用 ipu 库,而不是直接使用 /dev/mxc_ipu。 i.MX6 Alpha 混合示例 alpha_ex1: 此示例展示了如何使用全局 alpha 混合。它用白色填充第 1 层,用 4 个色带覆盖层,并改变全局 alpha 混合,同时在显示屏上显示具有不同透明度的 2 个平面。 alpha_ex2: 此示例展示了如何使用局部 alpha 混合。此示例使用 3 个缓冲区: 1 – 输入缓冲区:用作第 1 层(背景)。 2 – 覆盖缓冲区:用作第 2 层(前景)。 3 - Alpha 缓冲区:用作 Alpha 缓冲区,其中每个像素将对应于输入和覆盖缓冲区之间的透明度值。 运行时,它将用纯色填充输入和覆盖缓冲区,用 4 种不同的 alpha 条填充 alpha 缓冲区,并将打开和关闭本地 alpha 混合。 颜色空间转换示例 csc_ex1: 此示例展示如何使用颜色空间转换。它读取 4 种不同格式的图像(RGB565、RGBA32、NV12 和 YUYV422),并以 RGB565 格式在背景帧缓冲区上显示它们。 裁剪示例 crop_ex1: 此示例显示如何使用“输出裁剪”裁剪图像。它用纯色填充输入缓冲区并裁剪输出缓冲区。结果将是显示屏上出现一个实体块。 去隔行示例 dint_ex1: 此示例显示如何对单个隔行帧进行去隔行处理。该示例加载 320x240 隔行 NV12 图像,并在显示屏上显示打开和关闭去隔行功能。 调整大小示例 res_ex1: 此示例将图像 freescale_1024x768.raw(1024x768 RGB565 格式)调整为 800x480 RGB24 格式图像,并存储到本地文件 output_file.raw 中。 旋转示例 rot_ex1: 此示例旋转图像 freescale_1024x768.raw(1024x768 RGB565 格式)并使用所有旋转模式显示: 0 - 无旋转 1 - 垂直翻转 2 - 水平翻转 3 - 180 度 4 - 向右 90 度 5 - 向右 90 度垂直翻转 6 - 向右 90 度水平翻转 7 - 向左 90 度 已知问题 回复:ipu-examples 发行说明 - v0.1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi Zongbiao, 可以通过改变帧缓冲区的颜色格式来测试 DP 上的 CSC(参见 Linux 驱动程序文件 mxc_ipuv3_fb.c)。 测试源代码csc_ext1.c仅对 IC 执行 csc。这不是一个简单的改变。 此致 Rogerio 回复:ipu-examples 发行说明 - v0.1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hi, rogeriopimentel 感谢你的回复! 那么如何修改csc_ext1.c让 CSC 在 DP 上进行? 此致! ZongbiaoLiao 回复:ipu-examples 发行说明 - v0.1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> HI, 在 csc_ex1.c 上,CSC 在 IC 上制作。 此致 Rogerio 回复:ipu-examples 发行说明 - v0.1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Hello,rogeriopimentel IC 和 DP 都具有 CSC 功能,所以我想知道此示例中 CSC 动作发生在哪里(IC 还是 DP)? 你能告诉我吗? 非常感谢! ZongbiaoLiao
查看全文
すべてのボードシリアルコンソール <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Minicom       これはシンプルなターミナルプログラムで、構成と使用が簡単です。Linuxパッケージディストリビューション(Synaptic、apt-get、yum)から、または このリンクからダウンロードしてインストールできます。       Minicomは、Bootloaderまたはボードのフラッシュファイルシステムの設定を可能にするリモートシリアルコンソールにアクセスできる端末エミュレーションです。 構成       ターミナルからMinicomを呼び出して実行します。     $ミニコム       CTRL-A Zを入力してコフィギュレーションに到達します Ctrl キーと A キーを離した後、キー Z を押します。 Minicomを i.MX と連携するように設定するには、以下の手順に従います。 シリアルポートの設定       画面設定で O と入力し、[ミニコムの設定] を選択します メニューで、[シリアルポートのセットアップ]を選択します 以下に、構成オプションを示します。       +-----------------------------------------------------------------------+ |A - シリアルデバイス : /dev/ttyS0 | |B - ロックファイルの場所 : /var/lock | |C - Callinプログラム : | |D - コールアウトプログラム : | |E - bps/par/ビット : 115200 8N1 | |F - ハードウェアフロー制御 : なし | |G - ソフトウェアフロー制御 : なし | |                                                                        | |どの設定を変更するか?                                     | +-----------------------------------------------------------------------+       オプションの文字を入力して、変更を有効にします。 適切なシリアルデバイスを選択することを忘れないでください。 画面       シリアルポートで使用するのに便利なもう1つのプログラムは screenです。 これは、Linuxディストリビューションで通常利用可能なVT100 / ANSI端末エミュレーションを備えたスクリーンマネージャーです。 シリアルデバイス /dev/ttyS0 を開くには、例えば 115200 ボーレートを使用して、次のようにします。     $ screen /dev/ttyS0 115200       スクリーンマネージャーを強制終了するには、Ctrl + a、kを使用します。 便利なパラメータとコマンドのリストについては、以下を試してください。     $ man 画面 Linux
查看全文
i.MX27-Lite-Kit <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在低成本、高性能应用开发套件成功的基础上,飞思卡尔推出了 i.MX27 Lite Kit。再一次,逻辑产品开发部和飞思卡尔携手合作,为 OEM、ODM、IDH 和独立开发商提供产品就绪的软件和硬件平台,并且价格非常具有吸引力。 i.MX27 Lite Kit 支持快速设计针对医疗、工业、无线、消费市场和通用市场的嵌入式产品。在此经济高效的开发解决方案中充分利用 i.MX27 多媒体处理器的强大功能。 特性 Freescale i.MX27 SOM-LV 基于运行速度高达 400 MHz 的 i.MX27 多媒体应用处理器。点击此处查看 i.MX27 SoC 功能完整列表: 包括 i.MX27 SOM-LV 模块 标准外围连接器支持:以太网、LCD、音频输入/输出、串行、CompactFlash ® 、MMC/SD、USB 主机、USB OTG、ATA 可执行格式的 LogicLoader ™ (引导加载程序/监视器)包含 GNU 交叉开发工具链(编译器、链接器、汇编器、调试器) 套件内容: i.MX27 SOM-LV 应用基板 扩展接头分线板 无调制串行线缆 以太网跨接线缆 USB A转mini-B线缆 5 伏电源及电源适配器(欧洲、日本、英国和美国) 逻辑入门CD 快速入门指南 Zoom ™ LV 底板 (146.1 x 158.8 x 17.1 毫米) 符合RoHS规范 i.MX2x
查看全文
フリースケール Xtrinsic センサ・フュージョン・ツールボックス <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> フリースケールが提供するこの学習アプリでは、センサ・フュージョンの基本を学び、お使いのAndroid™搭載端末にすでに組み込まれているルーチンを対象にさまざまな実験を行うことができます。 お使いの端末がフリースケール製センサを使用している必要はありません。 このアプリは、お使いの端末や互換開発ボードを対象に、6~9軸のフュージョン・ルーチンをサポートします。 このアプリは、端末にすでに搭載されている機能を実験するためのものです。 http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=XTRSICSNSTLBOX
查看全文