こんにちは、nxpチーム:
このドキュメント「TP-S32G-VNP-RDB3.pdf」を参照してLinux BSPをダウンロードすると、次の図に示すように、次の問題が発生しました
jiajun_cheng_0-1730771051613.png
jiajun_cheng_1-1730771070187.png
しかし、私はこのサイトを訪れました、そして私のネットワークは大丈夫です
jiajun_cheng_2-1730771127743.png
私の環境はubuntu22.04LTSです
Hi, @chenyin_h @GuilhermeS32G :
ご提案ありがとうございます。私の問題は解決しました。これはネットワークの変動によるものでした。VPNを使用した後で使用できます。
Hello @jiajun_cheng ,
Google Repoツールはソースのダウンロードに便利かもしれませんが、厳密には必須ではありません。
または、Yocto レイヤーの Git リポジトリを手動でクローンし、正しいコミット ID をチェックアウトしてみることもできます。
BSP 38.0 のソースをダウンロードしようとしているようです。
したがって、次のように述べています。
https://github.com/nxp-auto-linux/auto_yocto_bsp/blob/release/bsp38.0/default.xml
次のコマンドを実行できます。
mkdir sources && cd sources
git clone https://git.yoctoproject.org/meta-freescale/ && cd meta-freescale && git checkout 6f04cf1fce13c9852d4ec86b66a3858c42b7c7c9 && cd ..
git clone https://git.openembedded.org/meta-python2 && cd meta-python2 && git checkout f02882e2aa9279ca7becca8d0cedbffe88b5a253 && cd ..
git clone https://git.yoctoproject.org/meta-security && cd meta-security && git checkout d398cc6ea6716afd3a3a6e88ad8fbdc89510ef23 && cd ..
git clone https://git.yoctoproject.org/meta-virtualization && cd meta-virtualization && git checkout b3b3dbc67504e8cd498d6db202ddcf5a9dd26a9d && cd ..
git clone https://git.openembedded.org/meta-openembedded && cd meta-openembedded && git checkout bdad2a789e30703a825b876279665720d06d55dc && cd ..
git clone https://git.yoctoproject.org/poky/ && cd poky && git checkout f53ab3a2ff206a130cdc843839dd0ea5ec4ad02f && cd ..
git clone https://github.com/nxp-auto-linux/meta-alb/ && cd meta-alb && git checkout 814fa233f9d5e4502090b38bd4a64d15650328e1 && cd .. && cp meta-alb/nxp-setup-alb.sh .そして、これはリポジトリ機能と同等です。
よろしくお願いいたします。
Guilherme
Hello, @jiajun_cheng
投稿ありがとうございます。
ローカルホスト(20.04)ではこのような問題は発生しませんでしたが、そしておもちゃ私はそれでさらにテストするためにUbuntu22.04ホストを見つけましたが、問題を再現することはできません。
ネットワーク接続の問題のようですが、別の試用版を利用できるかどうか教えてもらえますか?
BR
チェンイン