2289341_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2289341_zh-CN

2289341_zh-CN

WVTS 测试未通过

您好,

我们在运行 Android 12.1.0_1.0.0 并支持 Widevine L1 的 imx8mq 定制板上进行了 WVTS 测试。

结果中有一些失败的项目。


测试结果详情

arm64-v8a WvtsDeviceTestCases
com.google.android.wvts.MediaDrmParameterizedTests#testValidateMetrics[L1]
失败
java.lang.AssertionError: license_sdk_version value empty: metrics
com.google.android.wvts.MediaDrmParameterizedTests#testStableDrmIdentifier[L3].
失败
设备 ID 不稳定:ac9e72902e704bef69ca002db4e8e8e8cd8e8f8cc039fe4fe34ed78b53b0bc81838、9c99ccd3cd3c902c902fc7902c7354e2932a26dc5e2bc6c6c68cf211037d8aefc75a87d8d0568de:数组最初在元素 [0] 处有所不同;预期:& lt;-84 & gt;但是:& lt;-100 & gt;
com.google.android.wvts.MediaDrmParameterizedTests#testValidateMetrics[L3].
失败
java.lang.AssertionError: license_sdk_version value empty: metrics
com.google.android.wvts.WidevineBusinessLogicTests#testWidevineVersion
失败
java.lang.assertionError:cdm 版本 16.1.0 的版本号未知
com.google.android.wvts.WidevineH264PlaybackTests#testClearWith1080P30SessionlessUsingSecureDecoder
失败
java.lang.Exception:元器件故障:& lt;音频已达到秒数:音频仅播放到 0 毫秒而不是 20000 毫秒 & gt; & lt;无异常:播放期间出现异常(尝试使用封闭会话)& gt; & lt;视频已达到秒数:视频仅播放到 0 毫秒而不是 20000 毫秒 & gt;
com.google.android.wvts.WidevineH264PlaybackTests#testClearWith1080P30SessionlessUsingUnsecureDecoder
失败
java.lang.Exception:元器件故障:& lt;音频已达到秒数:音频仅播放到 0 毫秒而不是 20000 毫秒 & gt; & lt;无异常:播放期间出现异常(尝试使用封闭会话)& gt; & lt;视频已达到秒数:视频仅播放到 0 毫秒而不是 20000 毫秒 & gt;

所需的 CDM 最低版本似乎是16.1.1。但是,widevine_l1_android-12.1.0_1.0.0使用的谷歌 Widevine 代码的 CDM 版本是16.1.0

请帮助我们解决这些故障。

谢谢。


BR、

特里斯坦

Androidi.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus安全Re: Failed WVTS test

我们正在使用的包含 vendor/widevine 下 CDM 的 libwvdrmengine 已由 NXP 修补,以支持 Widevine L1。不过,我们似乎不能只替换 libwvdrmengine 中的 cdm 文件夹。

恩智浦是否为支持 Widevine L1 的 libwvdrmengine 更新版本提供了新补丁?

此外,如果是这样,我们还能在 Trusty OS 中使用相同的宽频 TA 吗?


谢谢。

Re: Failed WVTS test

尝试将 CDM 版本升级到比 v16 更晚的版本,然后再试一次

Re: Failed WVTS test

对不起,我的回复晚了,我刚刚收到补丁,已通过邮件发送给您,请查收。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-17-2026 02:25 AM
更新者: