Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
EB许可证激活失败:错误“允许的数量 (0)”和 50019 我无法激活我的单用户 EB Tresos 离线许可证。在本地退回旧许可证后,我的激活码的所有许可证席位在 FlexNet 云服务器上都被锁定。 我尝试过在线激活和离线激活两种方式。每种方法的相应结果分别显示在附图中的两张截图中。
View full article
eb tresos 许可证不能被允许(最大允许数量) 您好,我的 eb tresos 许可证有问题。 状态:4,正在创建请求 状态:5,请求已创建 状态:6,上下文已创建 状态:7,已连接到远程服务器 状态:8,请求已发送 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:11,已完成 错误:flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定的数量超过了允许的最大数量(0)。 连接 FlexNet Operations Server 失败。 请更新许可证代码
View full article
了解 RD772BJBCANFDEVB、RD-K358BMU 和 RD33774CNC3EVB 之间的通信流程 您好,NXP团队: 我们正在评估以下NXP 电池管理系统评估板: RD772BJBCANFDEVB (BJB) RD-K358BMU(BMU) RD33774CNC3EVB(卡内基梅隆大学) 在审查现有示例软件时,我们无法理解 BJB、BMU 和 CMU 之间的完整通信流程。 我们希望您能就以下问题作出澄清: 三个董事会之间的整体沟通流程。 它们之间交换 CAN 消息。 信号从一个电路板流向另一个电路板。 哪些软件模块/文件实现了这种通信? 是否有通信流程图或架构文档? 任何解释软件通信流程的文档或应用笔记都将不胜感激。 谢谢。 RD33774CNC3EVB 、 RD-K358BMU 、 RD772BJBCANFDEVB
View full article
v4l2h265encは入力フレームの順序を保持しますか? i.MX95では、リアルタイムのメタデータ挿入にv4l2h265encを使用しています。 メタデータはエンコーダの後にアクセスユニットごとに注入されるため、出力アクセスユニットが入力された生フレームとは異なる順序で送信できるかどうかを知る必要があります。 i.MX95 HEVCエンコーダーはBフレームを生成しますか? はいの場合、それらを無効にするためのV4L2制御はありますか? 出力アクセスユニットは入力順序を保つことはCAN? 低レイテンシの構成が推奨されていますか? 現在のパイプラインは以下のようになっています。 ... ! v4l2h265enc ! h265parse ! custom_sei_injector ! rtph265pay よろしくお願いします、 心から、 LM Re: Does v4l2h265enc preserve input frame order? こんにちは、 1.リファレンス・マニュアルによると、i.MX95 H.265/HEVCエンコードはI/P映像のみで、Bフレームは生成されません。 2. それらを無効にする必要はありません。 3. エンコーダはI/P画像のみを生成し、Bフレームをエンコードしないため、順序変更を考慮する必要はありません。 4. 低遅延チューニングは、Bフレームを無効にするのではなく、実際のV4L2コントロール、DMAバッファIO、下流バッファリングに焦点を当てるべきです。参考文献としてこちらの投稿を参考にしてください: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Graphics/i-MX95-VPU-H265-latency-and-performance-v4l2h265enc-v4l2h265dec/mp/2302467 よろしくお願いいたします。 
View full article
imx93のTPM EXTCLK ALT機能でサポートされる最大パルス周波数 こんにちは、 TPM EXTCLK(tpm6)がサポートする最大パルス周波数を教えていただけますか。EXTCLK)IMX93プロセッサのピンについて? よろしくお願いいたします。 アヌシュリー Re: Maxmimum pulse frequency supported by TPM EXTCLK ALT function in imx93 i.MX93のTPM6 EXTCLK制限は、単体パッドの最大値として規定されているのではなく、TPMカウンタクロックを基準として規定されています。入力は使用前に同期されるため、外部クロックソースはTPMカウンタクロック周波数の半分未満でなければなりません。 tpm6_clk_root の場合、i.MX93 クロック ルート テーブルには最大周波数83.33 MHzが記載されています。したがって、TPM6がその最大速度でクロックされている場合、それがtpm6の実用的な上限となります。EXTCLKパルスは以下の通りです: TPM制御レジスタは、TPM6がEXTCLKの立ち上がりエッジ、または両方のエッジでカウントできることを確認し、信号はTPMカウンタークロックに同期されています。また、EXTCLKを選択した場合でも、TPMプリスケーラは引き続き使用されることに注意してください。 TPM6カウンタクロックが最大83.33MHzの場合にのみ<41.7MHzを使用し、それ以外の場合はEXTCLK < TPMカウンタクロック/2を使用します。
View full article
imx93 中 TPM EXTCLK ALT 功能支持的最大脉冲频率 你好, 请问imx93处理器中TPM EXTCLK(tpm6.EXTCLK)引脚支持的最大脉冲频率是多少? 问候, 阿努什里 Re: Maxmimum pulse frequency supported by TPM EXTCLK ALT function in imx93 i.MX93 上的 TPM6 EXTCLK 限制不是作为独立的焊盘最大值给出的;它是相对于 TPM 计数器时钟指定的:外部时钟源必须小于 TPM 计数器时钟频率的一半,因为输入在使用前是同步的。 对于 tpm6_clk_root,i.MX93 时钟根表列出了最大频率为83.33 MHz 。因此,如果 TPM6 以最大时钟频率运行,则 tpm6.EXTCLK 脉冲的实际上限为: TPM 控制寄存器确认 TPM6 可以对 EXTCLK 的上升沿或两个上升沿进行计数,该信号与 TPM 计数器时钟同步。另请注意,选择 EXTCLK 时仍会使用 TPM 预分频器。 仅当 TPM6 计数器时钟达到其最大值 83.33 MHz 时才使用<41.7 MHz ;否则使用EXTCLK < TPM 计数器时钟 / 2 。
View full article
i.MX8MP 的蓝牙功能 您好,专家! 我正在 IMX8MP 上测试 AW-CM358SM。WiFi 工作正常,但是当我在 UART3 上测试蓝牙时,出现错误。错误信息如下。我尝试了很多方法,但仍然没有成功。你有什么办法解决这个问题吗?非常感谢您的帮助。 错误日志: Bluetooth: hci0: FW already running. [ 46.628430] Bluetooth: hci0: Opcode 0x0c03 failed: -110 dts: &uart3 { /* BT */ pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_uart3 &pinctrl_bt_ctrl>; 已分配时钟 = <&clk IMX8MP_CLK_UART3>; 已分配时钟父级 = <&clk IMX8MP_SYS_PLL1_80M>; uart-has-rtscts; 状态 = "正常"; 蓝牙 { 兼容 = "nxp,88w8987-bt"; device-wakeup-gpios = <&gpio2 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>; }; }; pinctrl_uart3:uart3grp { fsl,pins = < MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_SCLK__UART3_DCE_RX 0x140 MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_MOSI__UART3_DCE_TX 0x140 MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_MISO__UART3_DCE_CTS 0x140 MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_SS0__UART3_DCE_RTS 0x140 >; }; pinctrl_bt_ctrl: btctrlgrp { fsl,pins = < MX8MP_IOMUXC_SD1_RESET_B__GPIO2_IO10 0x10 /* HOST_WAKE_BT */ MX8MP_IOMUXC_SD1_STROBE__GPIO2_IO11 0x140 /* BT_HOST_WAKE */ >; }; wifi_mod_para.conf SD8987 = { cfg80211_wext=0xf wfd_name=p2p max_vir_bss=1 cal_data_cfg=none 驱动模式=7 ps_mode=2 auto_ds=2 fw_name=nxp/sdiouart8987_combo_v0.bin } 内核日志 正在启动内核... [ 0.000000] 在物理 CPU 0x0000000000 上启动 Linux [0x410fd034] [ 0.000000] Linux 版本 6.6.52-rt43-gd377c9049508-dirty(root@fbdebian) (aarch64-linux-gnu-gcc (Debian 12.2.0-14)12.2.0,GNU ld(Debian 版 GNU Binutils)2.40)#1 SMP PREEMPT 2026 年 7 月 2 日星期四 11:19:58 CST [ 0.000000] 由于缺少种子,KASLR 已禁用 [ 0.000000] 机器型号:G3 i.MX8MPlus EVK 板 [ 0.000000] efi:未找到 UEFI。 [ 0.000000] 保留内存:无法设置 CMA 区域 [ 0.000000] OF: 保留内存: 节点 linux,cma 兼容匹配失败 [ 0.000000] OF: 保留内存: 0x0000000000900000..0x000000000096ffff (448 KiB) nomap 不可重用 ocram@900000 [ 0.000000] 区域范围: [ 0.000000] DMA [内存 0x0000000040000000-0x00000000ffffffff] [ 0.000000] DMA32 为空 [ 0.000000] 正常 [内存 0x0000000100000000-0x000000013fffffff] [ 0.000000] 每个节点的可移动区域起始位置 [ 0.000000] 早期内存节点范围 [ 0.000000] 节点 0: [内存 0x0000000040000000-0x000000013fffffff] [ 0.000000] 初始化内存设置节点 0 [内存 0x0000000040000000-0x000000013fffffff] [ 0.000000] cma:在节点 -1 的 0x00000000ff800000 处保留 8 MiB 空间 [ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。 [ 0.000000] psci: 固件中检测到 PSCIv1.1。 [ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2 函数 ID [ 0.000000] psci:不支持 MIGRATE_INFO_TYPE。 [ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.4 [ 0.000000] percpu:嵌入式 20 页/CPU s43368 r8192 d30360 u81920 [ 0.000000] 在 CPU0 上检测到 VIPT 指令缓存 [ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口 [ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误 845719 [ 0.000000] 替代方案:应用启动替代方案 [0.000000]内核命令行:console=ttymxc1,115200 root=PARTUUID=6a120481-03 rw rootwait [ 0.000000] 目录项缓存哈希表条目:524288(阶数:10,4194304 字节,线性) [ 0.000000] Inode 缓存哈希表条目:262144(阶数:9,2097152 字节,线性) [ 0.000000] 已构建 1 个区域列表,移动性分组已启用。总页数:1032192 [ 0.000000] 内存自动初始化:栈:全部(零),堆分配:关闭,堆释放:关闭 [ 0.000000] 软件 IO TLB:区域编号 4。 [ 0.000000] 软件 IO TLB:已映射 [内存 0x00000000fb800000-0x00000000ff800000] (64MB) [ 0.000000] 内存:可用 4012020K/4194304K(16192K 内核代码,1688K 读写数据,5064K 只读数据,3520K 初始化,541K bss,174092K 保留,8192K cma 保留) [ 0.000000] SLUB:硬件对齐=64,顺序=0-3,最小对象数=0,CPU数=4,节点数=1 [ 0.000000] rcu:可抢占式分层 RCU 实现。 [ 0.000000] rcu: RCU 将 CPU 数量从 NR_CPUS=256 限制为 nr_cpu_ids=4。 [ 0.000000] 已启用 Tasks RCU 的 Trampoline 变体。 [ 0.000000] 任务 RCU 的跟踪变体已启用。 [ 0.000000] rcu: RCU 计算出的调度程序注册延迟值为 25 jiffies。 [ 0.000000] rcu:正在调整 rcu_fanout_leaf=16、nr_cpu_ids=4 的几何结构 [ 0.000000] NR_IRQS:64,nr_irqs:64,预分配中断:0 [ 0.000000] GICv3:GIC:使用分离式 EOI/停用模式 [ 0.000000] GICv3:实施了 160 个 SPI [ 0.000000] GICv3:已实现 0 个扩展 SPI [ 0.000000] 根中断处理程序:gic_handle_irq [ 0.000000] GICv3:GICv3 特征:16 PPI [ 0.000000] GICv3: CPU0: 找到分发器 0 区域 0:0x0000000038880000 [ 0.000000] ITS:无可用 ITS,不启用 LPI [ 0.000000] rcu: srcu_init: 根据争用情况设置 srcu_struct 大小。 [ 0.000000] arch_timer: cp15 定时器以 8.00MHz (phys) 运行。 [ 0.000000] 时钟源:arch_sys_counter:掩码:0xffffffffffffff 最大周期数:0x1d854df40,最大空闲时间(纳秒):440795202120 纳秒 [ 0.000000] 调度时钟:56 位,频率 8MHz,分辨率 125ns,每 2199023255500ns 溢出一次 [ 0.000475] 控制台:彩色虚拟设备 80x25 [ 0.000519] 校准延迟循环(已跳过),该值使用定时器频率计算得出。16.00 BogoMIPS (lpj=32000) [ 0.000528] pid_max:默认值:32768 最小值:301 [ 0.000602] LSM:初始化 lsm=能力、完整性 [ 0.000695] 挂载缓存哈希表条目:8192(阶数:4,65536 字节,线性) [ 0.000711] 挂载点缓存哈希表条目:8192(阶数:4,65536 字节,线性) [ 0.002173] RCU 任务:将 shift 设置为 2,lim 设置为 1 rcu_task_cb_adjust=1。 [ 0.002240] RCU 任务跟踪:将 shift 设置为 2,将 lim 设置为 1 rcu_task_cb_adjust=1。 [0.002415] rcu:分层SRCU实现。 [ 0.002418] rcu:最大相位无延迟实例数为 1000。 [ 0.004206] EFI 服务将不可用。 [ 0.004444] smp:正在启动辅助 CPU... [ 0.004903] 在 CPU1 上检测到 VIPT 指令缓存 [ 0.004964] GICv3:CPU1:找到重新分发器 1 区域 0:0x00000000388a0000 [ 0.005000] CPU1:已启动辅助处理器 0x0000000001 [0x410fd034] [ 0.005523] 在 CPU2 上检测到 VIPT 指令缓存 [ 0.005565] GICv3:CPU2:找到分布式内存分配器 2 区域 0:0x00000000388c0000 [ 0.005585] CPU2:已启动辅助处理器 0x0000000002 [0x410fd034] [ 0.006045] 在 CPU3 上检测到 VIPT 指令缓存 [ 0.006083] GICv3: CPU3: 找到分发器 3 区域 0:0x00000000388e0000 [ 0.006100] CPU3:已启动辅助处理器 0x0000000003 [0x410fd034] [ 0.006165] smp:已启动 1 个节点,4 个 CPU [ 0.006173] SMP:共激活了 4 个处理器。 [ 0.006177] CPU 特性:检测到:32 位 EL0 支持 [ 0.006181] CPU 特性:检测到:CRC32 指令 [ 0.006243] CPU:所有 CPU 均已在 EL2 级别启动 [ 0.006246] 替代方案:应用系统性替代方案 [ 0.008002] devtmpfs:已初始化 [ 0.016979] 时钟源:jiffies:掩码:0xffffffff 最大周期数:0xffffffff,最大空闲时间(纳秒):7645041785100000 纳秒 [ 0.017001] futex 哈希表条目:1024(阶数:4,65536 字节,线性) [ 0.017422] pinctrl 核心:已初始化 pinctrl 子系统 [ 0.020051] DMI 不存在或无效。 [ 0.020689] NET:已注册 PF_NETLINK/PF_ROUTE 协议族 [ 0.022304] DMA:已预分配 512 KiB GFP_KERNEL 池用于原子分配 [ 0.023375] DMA:已为原子分配预分配 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA 池 [ 0.024665] DMA:已为原子分配预分配 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 池 [ 0.024748] 审计:初始化 netlink 子系统(已禁用) [ 0.024932] 审计:类型=2000 审计(0.024:1):状态=已初始化 审计已启用=0 结果=1 [ 0.025352] thermal_sys:已注册热调速器“step_wise” [ 0.025356] thermal_sys:已注册热调节器“power_allocator” [ 0.025401] cpuidle:使用调速器菜单 [ 0.025566] 硬件断点:找到 6 个断点寄存器和 4 个监视点寄存器。 [ 0.025647] ASID 分配器已初始化,包含 65536 个条目 [ 0.026696] 串口:AMBA PL011 UART 驱动程序 [ 0.026763] imx mu 驱动程序已注册。 [ 0.026785] imx rpmsg 驱动程序已注册。 [ 0.032936] platform soc@0: 修复了与 /soc@0/bus@30000000/efuse@30350000/unique-id@8 的依赖循环 [ 0.035120] 平台 30330000.pinctrl:修复了与 /soc@0/bus@30000000/pinctrl@30330000/hoggrp 的依赖循环 [ 0.035566] imx8mp-pinctrl 30330000.pinctrl:初始化 IMX pinctrl 驱动程序 [ 0.036067] 平台 30350000.efuse:修复了与 /soc@0/bus@30000000/clock-controller@30380000 的依赖循环 [ 0.037099] 平台 30350000.efuse:修复了与 /soc@0/bus@30000000/clock-controller@30380000 的依赖循环 [ 0.049206] 模块:25968 个页面符合非 PLT 使用范围 [ 0.049215] 模块:PLT 使用范围内的模块有 517488 个。 [ 0.049877] HugeTLB:已注册 1.00 GiB 页面大小,预分配 0 个页面 [ 0.049884] HugeTLB:可释放 0 KiB 虚拟内存映射,用于 1.00 GiB 的页面 [ 0.049889] HugeTLB:已注册 32.0 MiB 页面大小,预分配 0 页 [ 0.049892] HugeTLB:可释放 0 KiB vmemmap 以处理 32.0 MiB 的页面 [ 0.049896] HugeTLB:已注册 2.00 MiB 页面大小,预分配 0 个页面 [ 0.049902] HugeTLB:可释放 0 KiB vmemmap 以处理 2.00 MiB 的页面 [ 0.049909] HugeTLB:已注册 64.0 KiB 页面大小,预分配 0 页 [ 0.049912] HugeTLB:可释放 0 KiB 虚拟内存映射,用于 64.0 KiB 的页面 [ 0.052093] iommu:默认域类型:已翻译 [ 0.052102] iommu:DMA 域 TLB 失效策略:严格模式 [ 0.052394] SCSI 子系统已初始化 [ 0.052679] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usbfs [ 0.052709] usbcore:已注册新的接口驱动程序集线器 [ 0.052742] usbcore:已注册新的设备驱动程序 usb [ 0.053603] pps_core:LinuxPPS API 版本 1 已注册 [ 0.053607] pps_core:软件版本。5.3.6 - 版权所有 2005-2007 Rodolfo Giometti [ 0.053619] 已注册 PTP 时钟支持 [ 0.053886] EDAC MC:版本:3.0.0 [ 0.054304] scmi_core:SCMI 协议总线已注册 [ 0.055327] 蓝牙:核心版本 2.22 [ 0.055356] NET:已注册 PF_BLUETOOTH 协议族 [ 0.055361] 蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化 [ 0.055370] 蓝牙:HCI 套接字层已初始化 [ 0.055375] 蓝牙:L2CAP 套接字层已初始化 [ 0.055387] 蓝牙:SCO套接字层已初始化 [ 0.055707] vgaarb:已加载 [ 0.056088] 时钟源:已切换到时钟源 arch_sys_counter [ 0.056287] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0 [ 0.056396] VFS:Dquot缓存哈希表条目:512(0阶,4096字节) [ 0.063310] NET:已注册 PF_INET 协议族 [ 0.063495] IP 标识符哈希表条目:65536(阶数:7,524288 字节,线性) [ 0.066275] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:2048(阶数:3,32768 字节,线性) [ 0.066325] 表扰动哈希表条目:65536(阶数:6,262144 字节,线性) [ 0.066337] TCP 已建立哈希表条目:32768(阶数:6,262144 字节,线性) [ 0.066585] TCP绑定哈希表条目:32768(阶数:8,1048576字节,线性) [ 0.067521] TCP:哈希表已配置(已建立连接 32768,绑定 32768) [ 0.067635] UDP 哈希表条目:2048(阶数:4,65536 字节,线性) [ 0.067720] UDP-Lite 哈希表条目:2048(阶数:4,65536 字节,线性) [ 0.067927] NET:已注册 PF_UNIX/PF_LOCAL 协议族 [ 0.068373] RPC:已注册命名的 UNIX 套接字传输模块。 [ 0.068379] RPC:已注册 UDP 传输模块。 [ 0.068381] RPC:已注册 TCP 传输模块。 [ 0.068384] RPC:已注册 tcp-with-tls 传输模块。 [ 0.068386] RPC:已注册 tcp NFSv4.1 反向通道传输模块。 [ 0.069403] PCI:CLS 0 字节,默认值 64 [ 0.070488] 初始化系统可信密钥环 [ 0.070625] 工作集:时间戳位数=46 最大阶数=20 桶阶数=0 [0.070895]squashfs:版本4.0(2009/01/31)菲利普·劳格 [ 0.071096] NFS:注册 id_resolver 密钥类型 [ 0.071116] 已注册键类型 id_resolver [ 0.071120] 已注册键类型 id_legacy [ 0.071137] nfs4filelayout_init:NFSv4 文件布局驱动程序正在注册... [ 0.071142] nfs4flexfilelayout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册... [ 0.071159] jffs2:版本 2.2。(与非) © 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.071346] 9p:正在安装 v9fs 9p2000 文件系统支持 [ 0.100048] jitterentropy:初始化失败,主机不符合要求:9 [ 0.100055] 密钥类型非对称注册 [ 0.100059] 非对称密钥解析器“x509”已注册 [ 0.100104] 已加载块层 SCSI 通用 (bsg) 驱动程序版本 0.4(主版本 246) [ 0.100110] io 调度器 mq-deadline 已注册 [ 0.100114] io 调度器 kyber 已注册 [ 0.100139] io 调度器 bfq 已注册 [ 0.115771] imx-sdma 30bd0000.dma-controller:直接加载 imx/sdma/sdma-imx7d.bin 固件失败,错误代码 -2 [ 0.115787] imx-sdma 30bd0000.dma-controller:回退到 sysfs 备选方案:imx/sdma/sdma-imx7d.bin [ 0.117292] mxs-dma 33000000.dma-apbh:已初始化 [ 0.118069] SoC:i.MX8MP 版本 1.1 [ 0.118477] 总线频率驱动模块已加载 [ 0.135536] 串口:8250/16550 驱动程序,4 个端口,已启用 IRQ 共享 [ 0.138454] 30880000.serial:ttymxc2 位于 MMIO 0x30880000(中断号 = 16,基本波特率 = 5000000),是一台 IMX 设备。 [ 0.138703] 串口 serial0:tty 端口 ttymxc2 已注册 [ 0.139315] 30890000.serial:位于 MMIO 0x30890000 的 ttymxc1(中断号 = 17,基本波特率 = 1500000)是一台 IMX 设备。 [ 0.139350] printk: 旧版控制台 [ttymxc1] 已启用 [ 1.222791] 循环:模块已加载 [ 1.227149] of_reserved_mem_lookup() 返回 NULL [ 1.237919] tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6 [ 1.244863] sky2:驱动程序版本 1.30 [ 1.249061] usbcore:已注册新的设备驱动程序 r8152-cfgselector [ 1.255367] usbcore:已注册新的接口驱动程序 r8152 [ 1.261230] VFIO - 用户级元驱动程序版本:0.3 [ 1.271293] usbcore:已注册新的接口驱动程序 uas [ 1.276669] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usb-storage [ 1.282753] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usbserial_generic [ 1.289312] usbserial:已为通用 USB 串行支持注册 [ 1.295346] usbcore:已注册新的接口驱动程序 ftdi_sio [ 1.301121] usbserial:已为 FTDI USB 串口设备注册 USB 串口支持 [ 1.308467] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usb_serial_simple [ 1.315022] usbserial:已为 Carelink 注册 USB 串口支持 [ 1.321145] usbserial:已为 flashloader 注册 USB 串口支持 [ 1.327526] usbserial:已为 funsoft 注册 USB 串口支持 [ 1.333554] usbserial:已为 Google 注册 USB 串口支持 [ 1.339503] usbserial:已为 hp4x 注册 USB 串口支持 [ 1.345284] usbserial:已为 kaufmann 注册 USB 串口支持 [ 1.351402] usbserial:libtransistor 已注册 USB 串口支持 [ 1.357961] usbserial:已为 moto_modem 注册 USB 串口支持 [ 1.364256] usbserial:已为 motorola_tetra 注册 USB 串口支持 [ 1.370900] usbserial:诺基亚已注册 USB 串口支持 [ 1.376765] usbserial:已为 novatel_gps 注册 USB 串口支持 [ 1.383149] usbserial:已为 siemens_mpi 注册 USB 串口支持 [ 1.389527] usbserial:已为 Suunto 注册 USB 串口支持 [ 1.395476] usbserial:vivopay 已注册 USB 串口支持 [ 1.401511] usbserial:已为 zio 注册 USB 串口支持 [ 1.407203] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usb_ehset_test [ 1.413528] usbcore:已注册新的设备驱动程序 onboard-usb-hub [ 1.422006] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp:注册为 rtc0 [ 1.428227] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp:将系统时钟设置为 1970-01-01T00:00:00 UTC (0) [ 1.437427] i2c_dev:i2c /dev 条目驱动程序 [ 1.445729] 蓝牙:HCI UART 驱动程序版本 2.3 [ 1.450203] 蓝牙:HCI UART 协议 H4 已注册 [ 1.455351] 蓝牙:HCI UART 协议 BCSP 已注册 [ 1.460695] 蓝牙:HCI UART 协议 LL 已注册 [ 1.465847] 蓝牙:HCI UART 协议 ATH3K 已注册 [ 1.471280] 蓝牙:HCI UART 协议三线 (H5) 已注册 [ 1.477642] 蓝牙:HCI UART 协议,博通公司已注册 [ 1.483333] 蓝牙:HCI UART 协议 QCA 已注册 [ 1.488739] EDAC MC:ECC 未启用 [ 1.493561] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序 [ 1.499762] sdhci:版权所有(c) 皮埃尔·奥斯曼 [ 1.504580] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序 [ 1.511193] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和 OF 驱动程序助手 [ 1.519372] ledtrig-cpu:已注册以指示 CPU 活动 [ 1.526326] SMCCC:SOC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,跳过.... [ 1.535249] 硬件性能事件:已启用 armv8_cortex_a53 PMU 驱动程序,可用计数器为 7 个 [ 1.545746] platform soc@0: 修复了与 /soc@0/bus@30000000/efuse@30350000 的依赖循环 [ 1.548948] mmc2:30b60000.mmc 上的 SDHCI 控制器 [30b60000.mmc]使用ADMA [ 1.555377] optee:探测管道方法。 [ 1.565851] optee:API 用户 ID 不匹配 [ 1.569678] optee:固件探测失败,错误代码 -22 [ 1.576620] NET:已注册 PF_LLC 协议族 [ 1.581492] u32 分类器 [ 1.584247] 输入设备检查开启 [ 1.587910] 已配置的操作 [ 1.591634] NET:已注册 PF_INET6 协议族 [ 1.598148] IPv6 分段路由 [ 1.601891] 基于 IPv6 的原位 OAM (IOAM) [ 1.605875] NET:已注册 PF_PACKET 协议族 [ 1.610955] bridge:默认情况下不再支持通过 arp/ip/ip6tables 进行过滤。如果需要,请更新脚本以加载 br_netfilter。 [ 1.625927] 蓝牙:RFCOMM TTY 层已初始化 [ 1.630834] 蓝牙:RFCOMM 套接字层已初始化 [ 1.634392] mmc2:地址 0001 处新增 HS400 增强型频闪 MMC 卡 [ 1.636001] 蓝牙:RFCOMM 版本 1.11 [1.642888]mmcblk2:mmc2:0001 064G90 58.2 GiB [ 1.646098] 蓝牙:BNEP(以太网仿真)版本 1.3 [ 1.653585] mmcblk2:p1 p2 p3 [ 1.655851] 蓝牙:BNEP 过滤器:协议组播 [ 1.661320] mmcblk2boot0: mmc2:0001 064G90 8.00 MiB [ 1.664139] 蓝牙:BNEP 套接字层已初始化 [ 1.670589] mmcblk2boot1: mmc2:0001 064G90 8.00 MiB [ 1.674997] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8 [ 1.680430] mmcblk2rpmb: mmc2:0001 064G90 16.0 MiB,chardev (238:0) [ 1.683109] lib80211:IEEE802.11驱动程序的通用例程 [ 1.695071] 9pnet:正在安装 9P2000 支持 [ 1.699490] 已注册密钥类型 dns_resolver [ 1.704490] NET:已注册 PF_VSOCK 协议族 [ 1.719723] 已注册 taskstats 版本 1 [ 1.723967] 正在加载编译内置的 X.509 证书 [ 1.751680] gpio gpiochip0:GPIO 基址的静态分配已弃用,请使用动态分配。 [ 1.762305] gpio gpiochip1:GPIO 基址的静态分配已弃用,请使用动态分配。 [ 1.772790] gpio gpiochip2:GPIO 基址的静态分配已弃用,请使用动态分配。 [ 1.783311] gpio gpiochip3:GPIO 基址的静态分配已弃用,请使用动态分配。 [ 1.793861] gpio gpiochip4:GPIO 基址的静态分配已弃用,请使用动态分配。 [ 1.806692] i2c i2c-0:IMX I2C 适配器已注册 [ 1.813480] rtc-rx8111 2-0032:已注册为 rtc1 [ 1.820041] ina238 2-0043: 功率监测 ina237 (Rshunt = 50000 uOhm, gain = 4) [ 1.821839] nxp-pca9450 0-0025: pca9450bc 已探测。 [ 1.827481] i2c i2c-2:IMX I2C 适配器已注册 [ 1.869694] usb251xb 3-002c: 集线器配置成功。 [ 1.875553] usb251xb 3-002c:集线器探测成功 [ 1.880583] i2c i2c-3:IMX I2C 适配器已注册 [ 1.885922] imx8mq-usb-phy 381f0040.usb-phy:未找到电源总线,使用虚拟稳压器 [ 1.894643] imx8mq-usb-phy 382f0040.usb-phy:未找到电源总线,使用虚拟稳压器 [ 1.912708] 30a60000.serial:ttymxc3 位于 MMIO 0x30a60000(中断号 = 199,基本波特率 = 1500000),是一台 IMX 设备。 [ 1.922917] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:未找到 IRQ eth_lpi [ 1.929740] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:用户 ID:0x10,Synopsys ID:0x51 [ 1.936555] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:DWMAC4/5 [ 1.941361] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:DMA 硬件功能寄存器支持 [ 1.948509] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:支持 RX 校验和卸载引擎 [ 1.955650] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:支持插入 TX 校验和 [ 1.962359] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:支持局域网唤醒 [ 1.968520] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:通过硬件看门狗定时器启用接收缓解 [ 1.976199] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:设备 MAC 地址 2a:c5:99:84:66:bb [ 1.983350] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:已启用 L3L4 流 TC(条目=8) [ 1.990152] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:已启用 RFS 流 TC(条目数=10) [ 1.996965] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:启用硬件TC(条目数=256,最大关闭次数=256) [ 2.004554] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:使用 34/40 位 DMA 主机/设备宽度 [ 2.158192] realtek-mdio stmmac-1:00: 发现一个 RTL8363NB 开关 [ 2.164168] realtek-mdio stmmac-1:00: 无法注册开关 ret = -517 [ 2.175037] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:xHCI 主机控制器 [ 2.180572] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新USB总线已注册,分配总线编号1 [ 2.188568] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:hcc 参数 0x0220fe6d hci 版本 0x110 怪异之处 0x000000a001000010 [ 2.198006] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:中断 203,IO 内存 0x38200000 [ 2.204153] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:xHCI 主机控制器 [ 2.209668] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新USB总线已注册,分配总线编号2 [ 2.217339] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:主机支持 USB 3.0 超高速 [ 2.226380] hub 1-0:1.0:发现 USB 集线器 [ 2.230477] hub 1-0:1.0: 检测到 1 个端口 [ 2.236611] usb usb2:我们不知道此主机的 LPM 算法,已禁用 LPM。 [ 2.246489] hub 2-0:1.0:发现 USB 集线器 [ 2.250581] hub 2-0:1.0: 检测到 1 个端口 [ 2.256296] imx-cpufreq-dt imx-cpufreq-dt: CPU 速度等级 5 市场段 0 支持硬件 0x20 0x1 [ 2.268964] sdhci-esdhc-imx 30b40000.mmc:分配的 mmc-pwrseq [ 2.269069] sdhci-esdhc-imx 30b50000.mmc:已获取 CD GPIO [ 2.313534] mmc1:30b50000.mmc 上的 SDHCI 控制器 [30b50000.mmc]使用ADMA [ 2.413613] mmc0:30b40000.mmc 上的 SDHCI 控制器 [30b40000.mmc]使用ADMA [ 2.414283] realtek-mdio stmmac-1:00: 发现一个 RTL8363NB 开关 [ 2.492421] usb 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 设备,编号 2 [ 2.540131] mmc0:地址 0001 处新增超高速 SDR104 SDIO 卡 [ 2.600919] realtek-mdio stmmac-1:00:正在配置固定/RGMII 链路模式 [ 2.610450] realtek-mdio stmmac-1:00: 链路已连接 - 1Gbps/全双工 - 流控制已关闭 [ 2.644563] realtek-mdio stmmac-1:00 eth1(未初始化):PHY [dsa-0.0:01]驱动程序 [通用 PHY] (irq=POLL) [ 2.684441] realtek-mdio stmmac-1:00 eth2(未初始化):PHY [dsa-0.0:03]驱动程序 [通用 PHY] (irq=POLL) [ 2.699335] DSA:树 0 设置 [ 2.704695] 输入:gpio-keys 作为 /devices/platform/gpio-keys/input/input0 [ 2.704785] hub 1-1:1.0:发现 USB 集线器 [ 2.712031] 输入:cpu_inputs 作为 /devices/platform/cpu_inputs/input/input1 [ 2.715286] hub 1-1:1.0:检测到 4 个端口 [ 2.722488] cfg80211:正在加载监管数据库的编译内 X.509 证书 [ 2.734966] 已加载 X.509 证书“sforshee: 00b28ddf47aef9cea7” [ 2.741369] 已加载 X.509 证书“wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600” [ 2.748657] clk:禁用未使用的时钟 [ 2.752652] 平台监管.0:直接加载 regulatory.db 的固件失败,错误代码为 -2 [ 2.761287] 平台监管.0:回退到 sysfs 备用方案,用于:regulatory.db [ 2.865310] hub 1-1:1.0:发现 USB 集线器 [ 2.869427] hub 1-1:1.0:检测到 4 个端口 [ 3.269517] EXT4-fs (mmcblk2p3): 恢复完成 [ 3.275227] EXT4-fs (mmcblk2p3): 已挂载文件系统 057d8de8-a7e7-4440-9fea-c9670c0c5df9 读/写,数据模式为有序模式。配额模式:无。 [ 3.287379] VFS:已将根(ext4 文件系统)挂载到设备 179:3。 [ 3.294319] devtmpfs:已挂载 [ 3.298268] 释放未使用的内核内存:3520K [ 3.302934] 以 init 进程身份运行 /sbin/init [ 3.423469] systemd[1]: 系统时间早于版本时间,正在推进时钟。 [ 3.450897] systemd[1]: systemd 252.39-1~deb12u2 以系统模式运行 (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified) [ 3.483986] systemd[1]: 检测到架构 arm64。 欢迎使用 Debian GNU/Linux 12(书虫)! [ 3.506158] systemd[1]: 主机名设置为 。 [ 3.512764] systemd[1]: 从随机生成器初始化机器 ID。 [ 3.558947] systemd[1]: 调用 memfd_create() 时未设置 MFD_EXEC 或 MFD_NOEXEC_SEAL 参数 [ 3.931119] systemd[1]: 已将默认目标 graphic.target 的启动作业加入队列。 [ 3.968011] systemd[1]: 创建切片 system-getty.slice - 切片 /system/getty。 [确定] 创建切片 system-getty.slice - 切片 /system/getty。 [ 3.993796] systemd[1]: 创建切片 system-modprobe.slice - 切片 /system/modprobe。 [确定] 创建切片 system-modpr…lice - 切片 /system/modprobe。 [ 4.022309] systemd[1]: 创建切片 system-serial\x2dgetty.slice - 切片 /system/serial-getty。 [确定] 创建切片 system-seria… - 切片 /system/serial-getty。 [ 4.049678] systemd[1]: 创建切片 system-systemd\x2dfsck.slice - 切片 /system/systemd-fsck。 [确定] 创建切片 system-syste… - 切片 /system/systemd-fsck。 [ 4.077353] systemd[1]: 创建切片 user.slice - 用户和会话切片。 [确定] 创建切片 user.slice - 用户和会话切片。 [ 4.100497] systemd[1]: 已启动 systemd-ask-password-console.path - 将密码请求分发到控制台目录监视器。 [确定] 已启动 systemd-ask-passwo…quests 到控制台目录监视。 [ 4.128453] systemd[1]: 已启动 systemd-ask-password-wall.path - 将密码请求转发到 Wall 目录监视。 [确定] 已启动 systemd-ask-passwo… 请求 Wall 目录监视。 [ 4.156396] systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - 由于条件检查未满足 (ConditionPathExists=/proc/sys/fs/binfmt_misc),任意可执行文件格式文件系统自动挂载点被跳过。 [ 4.175866] systemd[1]: 正在等待设备 dev-mmcblk2p1.device - /dev/mmcblk2p1... 正在查找设备 dev-mmcblk2p1.device - /dev/mmcblk2p1... [ 4.200472] systemd[1]: 正在等待设备 dev-ttymxc1.device - /dev/ttymxc1... 正在查找设备 dev-ttymxc1.device - /dev/ttymxc1... [ 4.224224] systemd[1]: 已达到目标 cryptsetup.target - 本地加密卷。 [确定] 已达到目标 cryptsetup.…get- 本地加密卷。 [ 4.248610] systemd[1]: 已达到目标 integritysetup.target - 本地完整性保护卷。 [确定] 已达到目标完整性…本地完整性保护卷。 [ 4.276289] systemd[1]: 已达到目标 paths.target - 路径单元。 [确定] 已达到目标路径。target - 路径单元。 [ 4.296264] systemd[1]: 已达到目标 remote-fs.target - 远程文件系统。 [确定] 已达到目标 remote-fs.target - 远程文件系统。 [ 4.320247] systemd[1]: 已达到目标 slices.target - 切片单元。 [确定] 已达到目标切片数。target - 切片单位。 [ 4.340224] systemd[1]: 已达到目标 swap.target - 交换分区。 [确定] 已达到目标 swap.target - 交换。 [ 4.360269] systemd[1]: 已达到目标 veritysetup.target - 本地 Verity 保护卷。 [确定] 已达到目标 veritysetup… - 本地 Verity 保护卷。 [ 4.384758] systemd[1]: 正在监听 systemd-fsckd.socket - fsck 与 fsckd 通信套接字。 [确定] 正在监听 systemd-fsckd…sck 到 fsckd 通信套接字。 [ 4.412536] systemd[1]: 正在监听 systemd-initctl.socket - initctl 兼容命名管道。 [确定] 正在监听 systemd-initc… initctl 兼容性命名管道。 [ 4.441749] systemd[1]: 正在监听 systemd-journald-audit.socket - 日志审计套接字。 [确定] 正在监听 systemd-journ…套接字 - 日志审计套接字。 [ 4.468740] systemd[1]: 正在监听 systemd-journald-dev-log.socket - 日志套接字 (/dev/log)。 [确定] 正在监听 systemd-journ…t - 日志套接字 (/dev/log)。 [ 4.496878] systemd[1]: 正在监听 systemd-journald.socket - 日志套接字。 [确定] 正在监听 systemd-journald.socket - 日志套接字。 [ 4.520946] systemd[1]: 正在监听 systemd-networkd.socket - 网络服务 Netlink 套接字。 [确定] 正在监听 systemd-netwo… - 网络服务 Netlink 套接字。 [ 4.557127] systemd[1]: 正在监听 systemd-udevd-control.socket - udev 控制套接字。 [确定] 正在监听 systemd-udevd…套接字- udev 控制套接字。 [4.584722] systemd[1]:监听 systemd-udevd-kernel.socket - udev 内核套接字。 [确定] 正在监听 systemd-udevd…l.socket- udev 内核套接字。 [ 4.624665] systemd[1]: 正在挂载 dev-hugepages.mount - 大页文件系统... 正在挂载 dev-hugepages.mount - 大页文件系统... [ 4.651859] systemd[1]: 正在挂载 dev-mqueue.mount - POSIX 消息队列文件系统... 挂载 dev-mqueue.mount▒▒POSIX消息队列文件系统... [ 4.680049] systemd[1]: 正在挂载 sys-kernel-debug.mount - 内核调试文件系统... 正在挂载 sys-kernel-debug.… - 内核调试文件系统... [ 4.709270] systemd[1]: sys-kernel-tracing.mount - 由于未满足条件检查 (ConditionPathExists=/sys/kernel/tracing),内核跟踪文件系统被跳过。 [ 4.724518] systemd[1]: kmod-static-nodes.service - 创建静态设备节点列表由于未满足条件检查 (ConditionFileNotEmpty=/lib/modules/6.6.52-rt43-gd377c9049508-dirty/modules.devname) 而被跳过。 [ 4.757545] systemd[1]: 正在启动 [email protected] - 加载内核模块 configfs... 正在启动 modprobe@configfs…m - 加载内核模块 configfs… [ 4.788352] systemd[1]: 正在启动 modprobe@dm_mod.service - 加载内核模块 dm_mod... 启动 modprobe@dm_mod.s…[0m- 加载内核模块 dm_mod... [ 4.816731] systemd[1]: 正在启动 [email protected] - 加载内核模块 drm... 启动 [email protected] - 加载内核模块 drm... [ 4.848481] systemd[1]: 正在启动 modprobe@efi_pstore.service - 加载内核模块 efi_pstore... 正在启动 modprobe@efi_psto…- 加载内核模块 efi_pstore… [ 4.876748] systemd[1]: 正在启动 [email protected] - 加载内核模块 fuse... 正在启动 [email protected]…e - 加载内核模块 fuse… [ 4.904963] systemd[1]: 正在启动 [email protected] - 加载内核模块 loop... 正在启动 [email protected]…e - 加载内核模块 loop… [ 4.928580] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - 由于条件检查未满足 (ConditionPathIsReadWrite=!/),已跳过对根设备的文件系统检查。 [ 4.968886] systemd[1]: 正在启动 systemd-journald.service - 日志服务... 正在启动 systemd-journald.service - 日志服务... [ 5.004486] systemd[1]: 正在启动 systemd-modules-load.service - 加载内核模块... 正在启动 systemd-modules-l…rvice - 加载内核模块... [ 5.031531] systemd[1]: 正在启动 systemd-network-generator.service - 从内核命令行生成网络单元... 从内核命令行启动 systemd-network-g… 单元… [ 5.084818] systemd[1]: 正在启动 systemd-remount-fs.service - 重新挂载根文件系统和内核文件系统... 正在启动 systemd-remount-f…nt 根文件系统和内核文件系统... [ 5.115743] systemd[1]: 正在启动 systemd-udev-trigger.service - 冷插拔所有 udev 设备... 正在启动 systemd-udev-trig…[0m - 冷插拔所有 udev 设备…] [ 5.136505] EXT4-fs (mmcblk2p3): 重新挂载 057d8de8-a7e7-4440-9fea-c9670c0c5df9 r/w。配额模式:无。 [ 5.153130] systemd[1]: 已启动 systemd-journald.service - 日志服务。 [确定] 已启动 systemd-journald.service - 日志服务。 [确定] 已挂载 dev-hugepages.mount - 大页文件系统。 [确定] 已挂载 dev-mqueue.mount▒▒-POSIX 消息队列文件系统。 [确定] 已挂载 sys-kernel-debug.m…nt - 内核调试文件系统。 [确定] modprobe@configfs 已完成…[0m - 加载内核模块 configfs。 [确定] modprobe@dm_mod.s…e 已完成- 加载内核模块 dm_mod。 [确定] [email protected] 已完成 - 加载内核模块 drm。 [确定] modprobe@efi_psto…m 已完成 - 加载内核模块 efi_pstore。 [确定] [email protected] 已完成 - 加载内核模块 熔丝。 [确定] [email protected] 已完成 - 加载内核模块循环。 [确定] systemd-modules-l…服务已完成 - 加载内核模块。 [确定] 已完成内核命令行中的 systemd-network-g…rk 单元。 [ OK ] 完成 systemd-remount-f…挂载根文件系统和内核文件系统。 [确定] 已达到目标网络预…获取 - 网络准备。 正在挂载 sys-kernel-config…内核配置文件系统… 正在启动 systemd-journal-f…h 将日志写入持久存储… [ 5.501074] systemd-journald[137]: 收到客户端请求以刷新运行时日志。 正在启动 systemd-random-se…ice - 加载/保存随机种子... 正在启动 systemd-sysctl.se…ce- 应用核变量... 正在启动 systemd-sysusers.…服务 - 创建系统用户... [确定] systemd-udev-trig…e 完成 - 冷插拔所有 udev 设备。 [确定] 已挂载 sys-kernel-config...内核配置文件系统。 [确定] 已完成 systemd-journal-f…ush 日志到持久存储。 [确定] systemd-sysctl.service 已完成 - 应用内核变量。 启动 ifupdown-pre.serv…同步ifupdown 启动... [确定] systemd-sysusers.service 已完成 - 创建系统用户。 正在启动 /dev 中的 systemd-tmpfiles-…ate 静态设备节点... [ OK ] 已完成 systemd-tmpfiles-…在 /dev 中创建静态设备节点。 [确定] 已达到本地文件系统准备目标 local-fs-pr… [确定] 已达到目标 local-fs.target - 本地文件系统。 正在启动 systemd-tmpfiles-…te 系统文件和目录... 正在启动 systemd-udevd.ser…ger 以处理设备事件和文件… [确定] systemd-tmpfiles-…eate 系统文件和目录已完成。 正在启动 systemd-timesyncd… - 网络时间同步… 正在启动 systemd-update-ut…rd 系统启动/关闭(UTMP 模式)... [确定] systemd-update-ut…cord 系统启动/关闭(UTMP)完成。 [确定] 已启动 systemd-udevd.serv…设备事件和文件管理器。 正在启动 systemd-networkd.…ice - 网络配置... [确定] 找到设备 dev-ttymxc1.device - /dev/ttymxc1。 [确定] 已启动 systemd-timesyncd.…0m - 网络时间同步。 [确定] 已达到目标 sysinit.target - 系统初始化。 [确定] 已启动 systemd-tmpfiles-c… 清理临时目录。 [确定] 已达到目标时间设置。目标 - 系统时间设置。 [确定] 已启动 apt-daily.timer - 每日 apt 下载活动。 [确定] 已启动 apt-daily-upgrade...合适的升级和清洁活动。 [确定] 已启动 dpkg-db-backup.tim…每日 dpkg 数据库备份定时器。 [确定] 已启动 e2scrub_all.timer▒▒etadata检查所有文件系统。 [确定] 启动 fstrim.timer - 每周丢弃一次未使用的块。 [确定] 已启动 logrotate.timer - 日志文件每日轮换。 [确定] 已启动 man-db.timer - 每日 man-db 再生。 [确定] 已启动 sysstat-collect.ti…每 10 分钟使用一次会计工具。 [确定]启动了sysstat-summary.ti…的昨天的流程会计。 [确定] 已达到目标计时器。target - 计时器单位。 [确定] 正在监听 dbus.socket▒▒-D-Bus系统消息总线插座。 [确定] 已达到目标[6.421751] cfg80211:加载 regulatory.db 失败 t sockets.target - Socket 单元。 [确定] 已达到目标 basic.target - 基本系统。 [确定] 已启动 cron.service -…后台程序处理守护进程。 正在启动 dbus.service - D-Bus 系统消息总线... [ 6.524255] imx-sdma 30bd0000.dma-controller:直接加载 imx/sdma/sdma-imx7d.bin 固件失败,错误代码 -2 [ 6.537384] imx-sdma 30bd0000.dma-controller:回退到 sysfs 备选方案:imx/sdma/sdma-imx7d.bin [确定] 已启动 firmwared.service - Linux 固件加载守护进程。 [ 6.563260] imx-sdma 30bd0000.dma-controller:未找到外部固件,使用ROM固件 正在启动 kexec-load.service…B:使用 kexec 加载内核映像... 启动 lm-sensors.service…硬件监控传感器... 启动 platcfg.service▒▒r各种 NXP i.MX/LS 平台…… [确定] 已启动 seatd.service - 座位管理守护进程。 [ OK ] 已使用 ipsec.conf 启动 strongswan-starter…Ev1/IKEv2 守护进程。 正在启动 sysstat.service - 重置系统活动日志... 启动 systemd-logind.se…ice用户登录管理... [确定] 已启动 systemd-networkd.service - 网络配置。 [确定] ifupdown-pre.serv 已完成…同步启动 ifupdown。 [确定] e2scrub_reap.serv…ine 已完成ext4 元数据检查快照。 [确定] sysstat.service 已完成 - 重置系统活动日志。 [确定] lm-sensors.service…alize 已完成硬件监控传感器。 [确定] 已启动 kexec-load.service…LSB:使用 kexec 加载内核映像。 [确定] 找到设备 dev-mmcblk2p1.device - /dev/mmcblk2p1。 [确定] 已达到目标 usb-gadget.…m- 硬件激活的USB设备。 正在启动 networking.service - 启动网络接口... 正在启动 systemd-fsck@dev-… 对 /dev/mmcblk2p1 进行系统检查… [确定] 已启动 systemd-fsckd.serv…tem检查守护进程以报告状态。 [ OK ] 完成对 /dev/mmcblk2p1 的 systemd-fsck@dev-…le 系统检查。 [ 7.297245] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0: 注册 MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0 [ 7.305583] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0:未找到功能安全支持 [ 7.312850] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0:支持 IEEE 1588-2008 高级时间戳 正在挂载 启动.mount - /启动... [ 7.324878] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0:已注册 PTP 时钟 [ 7.336555] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0: FPE 工作队列启动 [ 7.343570] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0:正在配置固定/RGMII ID 链路模式 [ 7.353100] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0:链路已连接 - 1Gbps/全双工 - 流控已关闭 [ 7.353244] EXT4-fs (mmcblk2p1): 已挂载文件系统 45d36d6d-da2c-4fa0-ae4f-46086176bf89 读/写,数据模式为有序模式。配额模式:无。 [ 7.354853] 8021q:将 VLAN 0 添加到设备 eth0 的硬件过滤器 [确定] 已挂载 boot.mount - /boot。 [ 7.484902] realtek-mdio stmmac-1:00 eth1:正在配置 phy/gmii 链路模式 [ 7.499221] 8021q:在设备 eth1 上将 VLAN 0 添加到硬件过滤器 [ 7.722835] realtek-mdio stmmac-1:00 eth2:正在配置 phy/gmii 链路模式 [ 7.758421] 8021q:在 eth2 设备上将 VLAN 0 添加到硬件过滤器 [确定] 网络服务已完成 - 启动网络接口。 [ 7.988116] random: crng 初始化完成 [确定] systemd-random-se…服务已完成 - 加载/保存随机种子。 [确定] 已启动 dbus.service - D-Bus 系统消息总线。 正在启动 wpa_supplicant.service - WPA 请求程序... [确定] 已启动 systemd-logind.service - 用户登录管理。 [确定] 已启动 wpa_supplicant.service - WPA 请求程序。 [确定] 已达到目标网络。target - 网络。 正在启动 mosquitto.service - Mosquitto MQTT 代理... 正在启动 ssh.service - OpenBSD 安全外壳服务器... 正在启动 systemd-hostnamed.service - 主机名服务... 正在启动 systemd-user-sess…vice - 允许用户会话… [确定] systemd-user-sess…服务已完成 - 允许用户会话。 [确定] 已启动 [email protected] - Getty on tty1。 [确定] 已启动 serial-getty@ttymx…ice - ttymxc1 上的 Serial Getty。 [确定] 已达到目标 getty.target - 登录提示。 [确定] 已启动 systemd-hostnamed.service - 主机名服务。 [确定] 已启动 ssh.service - OpenBSD 安全外壳服务器。 [确定] 已启动 mosquitto.service - Mosquitto MQTT 代理。 [确定] 已达到目标 multi-user.target - 多用户系统。 [确定] 已达到目标 graphic.target - 图形界面。 正在启动 systemd-update-ut… 以 UTMP 格式记录运行级别更改… [确定] platcfg.service▒▒for 已完成各种 NXP i.MX/LS 平台。 [确定] systemd-update-ut… 已完成 - 以 UTMP 格式记录运行级别更改。 Debian GNU/Linux 12 imx8mpevk ttymxc1 NXP Linux SDK 2506 Debian 服务器(针对 NXP 特定硬件加速进行了优化) imx8mpevk 登录:root 密码: Linux imx8mpevk 6.6.52-rt43-gd377c9049508-dirty#1 SMP PREEMPT 2026年7月2日星期四 11:19:58 CST aarch64 Debian GNU/Linux 系统附带的程序均为自由软件; 每个项目的具体分配条款均在以下文件中描述: /usr/share/doc/*/copyright 中的单个文件。 Debian GNU/Linux 绝对不提供任何形式的担保。 在适用法律允许的范围内。 root@imx8mpevk:~# root@imx8mpevk:~# modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf [ 27.658951] mlan:加载外部模块会污染内核。 [ 27.688908] wlan:正在加载 MWLAN 驱动程序 [ 27.693279] wlan:向总线驱动程序注册... [ 27.697621] vendor=0x02DF device=0x9149 class=0 function=1 [ 27.703270] 附加 moal 句柄操作,卡接口类型:0x105 [ 27.709133] rps 从模块参数设置为 0 [ 27.713466] SD8987:从用户配置文件获取初始化模块参数 [ 27.718305] 卡类型:SD8987,配置块:0 [27.722765]cfg80211_wext=0xf [ 27.725757] max_vir_bss=1 [ 27.728391] cal_data_cfg=none [ 27.731362] ps_mode = 1 [ 27.733821] auto_ds = 1 [ 27.736295] host_mlme=启用 [ 27.739186] fw_name=nxp/sdiouart8987_combo_v0.bin [27.743918]SDIO:max_segs = 128 max_seg_size = 65535 [ 27.748647] rx_work=1 cpu_num=4 [27.751795]启用moal_recv_amsdu_packet [ 27.755832] 附加 mlan 适配器操作。card_type 为 0x105。 [ 27.762044] wlan:启用 TX SG 模式 [ 27.765551] wlan:启用 RX SG 模式 [ 27.776176] 请求固件:nxp/sdiouart8987_combo_v0.bin [ 28.073628] WLAN:固件下载完成,固件长度=626584,已下载 617556 [ 28.944747] WLAN 固件已激活 [ 28.947734] on_time 为 28943658375 [ 29.003401] VDLL 映像:长度=9028 [ 29.006743] 固件国家代码 WW 与美国不匹配 [ 29.012026] fw_cap_info=0x181d6f03,dev_cap_mask=0xffffffff [ 29.017672] max_p2p_conn = 8, max_sta_conn = 8 [ 29.022438] SDIO 接收聚合:1 块大小=512 [ 29.026600] wlan:启用 RX SG 模式 [ 29.030117] mpa_rx_buf_size=65280 [ 29.054744] 注册 NXP 802.11 适配器 mlan0 [ 29.061163] 注册 NXP 802.11 适配器 uap0 [ 29.069437] 注册 NXP 802.11 适配器 wfd0 [ 29.073887] wlan: 版本 = SD8987----16.92.21.p142.3-MM6X16505.p4-GPL-(FP92) [ 29.083234] wlan:已完成向总线驱动程序注册 [ 29.088229] wlan:驱动程序已成功加载 root@imx8mpevk:~# [ 29.430504] wlan: mlan0 开始扫描 [ 33.741685] wlan:扫描完成:已扫描接入点数量=6 root@imx8mpevk:~# root@imx8mpevk:~# mod[ 38.754412] wlan: mlan0 开始扫描 探针 btnxpuart [ 43.549431] btnxpuart serial0-0: ipg 时钟已启用,速率=80000000 [ 43.555634] btnxpuart serial0-0:每个时钟周期启用,速率=80000000 root@imx8mpevk:~# [ 43.743746] wlan: 扫描完成:扫描的接入点数量=14 [ 44.580103] Bluetooth: hci0: FW 已在运行。 [ 46.628430] Bluetooth: hci0: 操作码 0x0c03 失败: -110 [ 48.756247] wlan: mlan0 开始扫描 [ 53.744943] wlan:扫描完成:已扫描接入点数量=16 [ 53.753462] wlan:计划扫描开始 Re: Bluetooth on i.MX8MP 你好@wanggg 你目前使用的是哪款8MP主板?能否分享一下硬件连接方式? 顺祝商祺! 肖恩 Re: Bluetooth on i.MX8MP 你好@shaun_wu 我已经找到了硬件问题所在。感谢您的帮助。
View full article
S32K312 ISELED Hi,NXP专家 我想问一下S32K312NHT0MPAIT支持第几代ISELED?是否只支持第一代?
View full article
MBDT FOR S32K1XX 请问为什么这种配置会导致消息无法成功发送?是否需要其他模块?
View full article
The S32K344 development board cannot be flashed using OpenSDA. The S32K344 development board cannot be flashed using OpenSDA. Re: The S32K344 development board cannot be flashed using OpenSDA. Hi @djaylou  Which board are you currently using: FRDM-A-S32K344, S32K3X4EVB-T172, or S32K344-WB? Also, can you confirm that the device is being powered correctly? BR, VaneB
View full article
VSCodeのデバッグプローブウィンドウが読み込まれない(右にスクロールする白い線が表示される)。 これはOS X、VSCバージョン26.6.57での動作です。DEBUG PROBES ウィンドウは、プローブを一切検出していません(現時点では Segger です)。これは、私がアップグレードを行う前は正常に動作していたフリーフォームプロジェクトに関するものです。何を調査すべきかについて、ご提案をいただければ幸いです。プローブはVS Code拡張機能の外部で機能しています。MCUXpresso Installerも実行しました(PEMicroサーバーのインストールでは常に回転するホイールが表示されますが、tarを~/.mcuxpressotools/pemicrogdbserverに展開することには成功しました)。(余談ですが)。 拡張機能がデバッグツールとどのように連携しようとしているのか、その内容や方法に関する情報が役立つでしょう。拡張機能の設定などでツールの場所を指定しようと試みました。 デバッグプローブビューは、debug-tracker-vscodeの依存関係によって制御されますか? 読み込み時に「プロバイダーが見つかりませんでした」というメッセージが一瞬表示されます。 Re: VSCode DEBUG PROBES window not loading (white line scrolling right). こんにちは、 @buff。 「これはアップグレードを行う前に動作していた自由形式のプロジェクト用です」とおっしゃった際、何がアップグレードされたのかを明確にしていただけますか? これで問題が解決するかどうかを確かめるために、以下のテストを行ってもらえますか? -デバッグプローブウィンドウで、 [デバッグのクリーンアップ]をクリックし、[更新]ボタンをクリックします。 MCUXpressoインストーラーを最新バージョンにアップデートしてください。パッケージ およびコンポーネントの状態、バージョン、更新 のセクションで説明されている手順に従うことができます。 - MCUXpressoインストーラーからSEGGER J-Linkソフトウェアパックを再インストールしてください。 また、現在どのデバイスを使っているのか教えていただけますか?これは当社のEVK製品の一つですか、それともカスタムボードですか? BR ハビブ Re: VSCode DEBUG PROBES window not loading (white line scrolling right). ~/.mcuxpressotools を削除したところ、少なくとも MCUXpresso インストーラーはアップデートの確認で回転しなくなりました。これから依存関係を再インストールします。 Re: VSCode DEBUG PROBES window not loading (white line scrolling right). インストーラーを使ってツールとコンポーネントをアップデートすることができました。VS Codeを再起動すると、デバッグプローブウィンドウの内容が表示されるようになりました。なお、Spotlightとシェルの両方からVSCoceを起動してみましたが、どちらも正常に動作しました。 Re: VSCode DEBUG PROBES window not loading (white line scrolling right). MCUXpressoインストーラーのバージョンはv26.03です。アップグレードしてインストールを実行した後、初めてこのことに気づきました。バージョン26.06が最新版のようですね。それをインストールして、どうなるか見てみます。 * v26.06.117をインストールして起動したところ、回転するアイコンが表示されるだけでした。私はします /アプリケーション/MCUXpressoInstaller.app/Contents/MacOS/MCUXpressoInstallerCLI経由でインストーラーを再起動しました 詳細情報については、こちらをご覧ください。デフォルト環境からMCUXpressoInstallerCLIを起動すると、この回転する動作が見られます。その後、GUI (OS X) から再起動すると、インストーラーは PEMicro を除くコンポーネントの状態 (インストール済み、アップデートが利用可能) を表示します。 -デバッグプローブウィンドウで、 [デバッグのクリーンアップ]をクリックし、[更新]ボタンをクリックします。 VSCodeのデバッグプローブウィンドウには、クリックできる項目がありません。表示されたメッセージには、そのウィンドウの「プロバイダー」が存在しないことが示されていました。このメッセージは、MCUXpressoが最初に起動したときにすべてのウィンドウに表示され、MCUXpressoの読み込みが完了すると消えます(デバッグプローブのウィンドウを除く)。MCUXpressoをVSCode拡張機能用に一気に使い直して再インストールする手かもしれません。 MCUXpressoInstallerCLI の出力に以前このような記述がありました。これは PEMicro のヒントかもしれません。 冗長:MCUXpresso for VS Codeがすでにインストールされているか確認中... 情報:MCUXpresso for VS Codeはすでにインストール済みです。バージョン:26.6.57 ^Cverbose: PEmicroがすでにインストールされているかどうか確認中... 情報:「/Users/bruff/.mcuxpressotools/pemicrogdbserver/pegdbserver_console --version」を実行します。 情報: zsh -c "source /Users/bruff/.zprofile && /Users/bruff/.mcuxpressotools/pemicrogdbserver/pegdbserver_console --version" error: コマンド /Users/bruff/.mcuxpressotools/pemicrogdbserver/pegdbserver_console コード1で終了。 stdout:「P&E GDB Server for Arm(R)デバイス、バージョン10.02.00.00 著作権 2025、P&E Microcomputer Systems Inc、無断複写・転載を禁じます ライブラリ /Users/bruff/.mcuxpressotools/pemicrogdbserver/gdi/unit_ngs_arm_internal.so を読み込み中 ...完了。 コマンドライン引数: --version stderr: "モジュール libsystem_kernel.dylib の 00007FF80629B3CA で例外 EControlC が発生しました。 コントロールCがヒットしました。 情報: PEmicro が見つかりません。 'versionReport' ハンドラーでエラーが発生しました:エラー:ブラウザウィンドウのハンドルを取得できません at new o (/アプリケーション/MCUXpressoInstaller.app/Contents/Resources/app.asar/main.js:2:312914) at o.getInstance (/アプリケーション/MCUXpressoInstaller.app/Contents/Resources/app.asar/main.js:2:313215) at r(/アプリケーション/MCUXpressoInstaller.app/Contents/Resources/app.asar/main.js:2:313676) at Rc(/アプリケーション/MCUXpressoInstaller.app/Contents/Resources/app.asar/main.js:2:519204) at async Session. (node:electron/js2c/browser_init:2:114068)
View full article
在 i.MX95 NPU 上运行 yolov11n、yolov8n、yolov5nu 模型后未获得任何输出。   [i.MX95 NPU] YOLOv5n/v8n/v11n 中子转换模型运行但未返回任何探测结果(零输出) 问题描述 我正在使用 Neutron 变流器在 i.MX95 NPU 上评估 YOLO 目标检测模型。 虽然 INT8 量化的 TFLite 模型在 Cortex-A55 CPU 上运行成功并能检测到物体,但编译后的 neutron.tflite 版本在卸载到 NPU 时,尽管执行推理时没有崩溃,却产生了零检测结果(空/无输出)。 环境及硬件设置   硬件: i.MX95 19x19 LPDDR5 EVK(A1 版本) 操作系统/内核: Linux 6.12.34-lts-next-gbe78e49cb433 #1 SMP PREEMPT (aarch64) NXP 工具链: MCU-SDK v25.09.00 + Linux 6.12.34_2.1.0 测试型号: YOLOv5nu、YOLOv8n、YOLOv11n(Ultralytics) 工作流程步骤和使用的命令 1. 量化(Ultralytics 导出) 模型导出为 INT8 全整数量化格式,分辨率为 320x320: yolo export model=yolov8n.pt format=tflite int8=True imgsz=320# (Repeated identically for yolov11n.pt and yolov5nu.pt)   状态:在CPU上运行完美。yolovXn_full_integer_quant.tflite 在 A55 内核上能够正确检测对象。 2. 中子汇编 TFLite 模型是使用 MCU_SDK_25.09.00+Linux_6.12.34_2.1.0 中的 Neutron 转换器为 i.MX95 NPU 编译的: ./neutron-converter --input yolov8n_full_integer_quant.tflite --target imx95 --output yolov8n_full_integer_quant_neutron.tflite   状态:无法在 NPU 上检测到对象。编译后的模型可以加载并运行推理,不会抛出语法或执行错误,但对于完全相同的测试图像,输出张量返回零检测结果。 观察到的症状和疑似根本原因   操作回退:变流器是否会针对特定的 YOLO 层(如自定义锚点、SiLU/Swin 激活或非最大值抑制)回退到 CPU? 量化缩放/不对称性:通过 Ultralytics 导出的 YOLO 模型通常使用不对称量化或具有 Neutron NPU 驱动程序可能误解的特定输出张量缩放。 输出张量格式:推理运行正常,这表明输入管道没有问题,但输出边界框/分数要么为空白,要么完全是垃圾值。 向恩智浦专家提问   中子变流器是否存在针对 Ultralytics YOLO 架构的已知限制或必需的优化标志? 在将 TFLite 模型传递给 Neutron 转换器之前,是否应该去除 NMS(非极大值抑制)层? i.MX95 Neutron SDK 是否需要对称量化(per_channel=True 或 False)才能正确解析输出层? 任何关于 i.MX95 NPU 的指导、参考脚本或 YOLO 部署说明都将不胜感激。   Re: yolov11n,yolov8n,yolov5nu model not getting any output after running on i.MX95 NPU 嗨,亚历杭德罗, 感谢您的回复。 我认为我的硬件平台可能存在一些误解。我的问题与 i.MX91 无关。 我正在使用以下平台: 主板:i.MX95 19x19 LPDDR5 EVK(IMX95LPD5EVK-19CM,A1 版本) 开发板快速入门指南: https://www.nxp.com/docs/en/quick-reference-guide/IMX95LPD5EVK-19CM.pdf Neutron SDK:MCU_SDK_25.09.00+Linux_6.12.34_2.1.0 内核:Linux 6.12.34-lts-next-gbe78e49cb433 #1 SMP PREEMPT (aarch64) 您分享的指南似乎是针对 i.MX91 的,而我的问题是关于在 i.MX95 Neutron NPU 上部署 YOLO。 原始的 INT8 TFLite 模型(YOLOv5nu、YOLOv8n 和 YOLOv11n)在 Cortex-A55 CPU 上运行正常,并产生有效的检测结果。然而,在使用 MCU_SDK_25.09.00+Linux_6.12.34_2.1.0 中包含的 Neutron 变流器编译相同的模型后,推理在 NPU 上成功执行,没有任何运行时错误,但输出张量不包含任何有效检测结果。 为了便于调查,我已经将以下文件附加到我的原帖中: * 原始 INT8 量化 TFLite 模型。 * YOLOv8n 和 YOLOv11n 的中子转换 TFLite 模型。 * 一个可用于重现该问题的 Python 推理脚本。 由于这些是原始的预训练 Ultralytics 模型转换为 TFLite,因此您可以直接使用提供的脚本中的标准 COCO 类名。它应该能让你在 i.MX95 平台上重现该行为,而无需任何额外的修改。 如果您能使用附件中的文件重现该问题,并告知我这是否是当前 Neutron SDK for i.MX95 的已知限制或问题,我将不胜感激。 谢谢。 Re: yolov11n,yolov8n,yolov5nu model not getting any output after running on i.MX95 NPU 你好@vijayranaACL , 感谢您联系恩智浦技术支持。 请参考本指南。 由于您使用的是 i.MX91 A1 芯片版本,因此某些特性或功能可能无法正常工作,因为 A1 是一个早期芯片版本,主要用于评估和开发目的。 因此,我们建议您在测试和验证活动中使用 i.MX91 B0 芯片版本。该指南是使用 B0 硅版本开发和验证的,因此记录的行为和结果均基于该版本。 如果可以,请确认您使用的是哪个版本的芯片,以及您是否可以获取 B0 设备进行比较。 此致, 亚历杭德罗·加西亚 Re: yolov11n,yolov8n,yolov5nu model not getting any output after running on i.MX95 NPU 你好@vijayranaACL , 我已在采用 B0 芯片的 i.MX95 EVK 上测试了您的代码,在我们这边运行正常,没有任何问题。 使用 person_detect.py 应用程序,模型加载成功,Neutron 委托初始化正确,应用程序按预期执行推理。在测试过程中,我观察到稳定的目标检测和持续约 13-14 FPS 的性能。日志还证实 Neutron 代理处于活动状态,并且模型在 NPU 加速下正在正常执行。 根据这些结果,我建议升级到 B0 硅片版本。A0 和 A1 硅版本主要是为了评估和 beta 测试目的而发布的,它们没有与 B0 相同级别的软件支持和验证。早期版本之后引入了一些功能和修复,这或许可以解释您看到的情况。 以下是我的测试日志的相关部分: root@imx95evk:~# python3 person_detect.py Opening camera /dev/video52 ... Trying camera backend: V4L2 /dev/video52 Camera opened via V4L2 /dev/video52 Loading model and NPU delegate ... Loaded Neutron delegate: /usr/lib/libneutron_delegate.so /usr/lib/python3.13/site-packages/tflite_runtime/interpreter.py:457: UserWarning: Warning: tf.lite.Interpreter is deprecated and is scheduled for deletion in TF 2.20. Please use the LiteRT interpreter from the ai_edge_litert package. See the [migration guide](https://ai.google.dev/edge/litert/migration) for details. warnings.warn(_INTERPRETER_DELETION_WARNING) INFO: NeutronDelegate delegate: 1 nodes delegated out of 33 nodes with 1 partitions. INFO: Neutron delegate version: v1.0.0-d98743a7, zerocp enabled. INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU. Model input: shape=[ 1 640 640 3] dtype= quant=(0.003921568859368563, -128) Model output[0]: shape=[ 1 84 8400] dtype= quant=(0.003906319383531809, -128) Using model input size: 640x640 Re-opening camera after model load ... Trying camera backend: V4L2 /dev/video52 Camera opened via V4L2 /dev/video52 Person detection running. Press Ctrl+C to stop. First frame: 640x480 Output tensor shape: (1, 84, 8400) frame=22 person conf=0.61 box=[143,8,496,476] fps=10.7 --- fps=11.5 detections=0 --- frame=39 person conf=0.58 box=[138,16,496,473] fps=12.1 frame=50 person conf=0.50 box=[138,12,496,472] fps=12.5 frame=60 person conf=0.58 box=[138,13,496,476] fps=12.8 --- fps=12.8 detections=1 --- frame=84 person conf=0.61 box=[143,10,496,475] fps=13.3 frame=85 person conf=0.54 box=[138,10,496,475] fps=13.3 frame=86 person conf=0.61 box=[138,13,496,476] fps=13.3 frame=88 person conf=0.54 box=[138,12,496,472] fps=13.3 --- fps=13.3 detections=0 --- --- fps=13.6 detections=0 --- frame=136 person conf=0.65 box=[138,13,496,476] fps=13.7 frame=139 person conf=0.58 box=[138,12,496,472] fps=13.7 frame=140 person conf=0.61 box=[136,10,498,475] fps=13.8 frame=141 person conf=0.61 box=[138,13,496,476] fps=13.8 frame=145 person conf=0.50 box=[138,13,496,476] fps=13.8 frame=146 person conf=0.65 box=[138,13,496,476] fps=13.8 frame=148 person conf=0.54 box=[138,16,496,473] fps=13.8 frame=150 person conf=0.50 box=[131,12,498,472] fps=13.8 --- fps=13.8 detections=1 --- frame=155 person conf=0.50 box=[152,32,497,472] fps=13.8 frame=156 person conf=0.71 box=[180,37,495,422] fps=13.8 frame=157 person conf=0.54 box=[182,38,497,411] fps=13.8 frame=158 person conf=0.65 box=[156,37,493,472] fps=13.8 frame=159 person conf=0.68 box=[158,42,496,472] fps=13.8 frame=160 person conf=0.61 box=[155,46,495,468] fps=13.8 frame=162 person conf=0.54 box=[156,46,493,463] fps=13.8 frame=163 person conf=0.71 box=[171,43,493,466] fps=13.8 frame=164 person conf=0.54 box=[186,41,363,353] fps=13.8 frame=165 person conf=0.61 box=[187,42,492,452] fps=13.8 frame=166 person conf=0.58 box=[190,41,495,393] fps=13.8 frame=167 person conf=0.61 box=[190,42,495,432] fps=13.8 frame=168 person conf=0.61 box=[195,38,495,426] fps=13.8 frame=169 person conf=0.50 box=[190,36,495,423] fps=13.8 frame=170 person conf=0.58 box=[198,37,496,397] fps=13.8 --- fps=13.9 detections=0 --- frame=202 person conf=0.50 box=[145,28,495,456] fps=13.9 --- fps=14.0 detections=0 --- ^CStopped. root@imx95evk:~# 由于相同的应用程序和模型在 B0 芯片上运行正常,我的建议是在继续进行进一步调试之前,使用 B0 设备重复测试,因为问题可能与芯片版本有关,而不是与应用程序本身有关。 此致, 查维拉 Re: yolov11n,yolov8n,yolov5nu model not getting any output after running on i.MX95 NPU 嗨,亚历杭德罗, 感谢您澄清是 i.MX 95(而非 i.MX 91)的问题,并推荐使用 --优化级别 OOpt。 我们尝试在现有配置上执行您建议的命令,但是 --优化级别 不可用 在与我们的板级 BSP 配套的中子变流器中。 我们目前的环境 元器件版本 电路板 IMX95LPD5EVK-19 BSP LF6.12.34_2.1.0 (Linux 6.12.34-lts-next ) 中子号代表已登船 v1.0.0-be8bf399 主机变流器 eIQ 工具包 1.17 → 中子变流器 2.1.3+0Xaf140cf5 变流器 电路板支持包 标签 MCU_SDK_25.09.00+Linux_6.12.34_2.1.0 在这个变流器上, 中子转换器 --help 做 不是 列表 --优化级别。 我们实际运行的命令 中子变流器 \ --输入yolov8n_full_integer_quant.tflite \ --输出yolov8n_neutron.tflite \ --target imx95 为了进行调试,我们还使用: 中子变流器 \ --输入yolov8n_full_integer_quant.tflite \ --输出yolov8n_neutron.tflite \ --target imx95 \ --详细 我们的变流器(2.1.3)中可用的标志 关键选项  - 帮助: - 输入,  - 输出,  - 目标 --合并中子图 --将输入的 uint8 转换为 int8, --convert-outputs-uint8-to-int8 --dump-statistics, --dump-graphs, --详细 --include-between-input-tensors, --排除输入张量之间的差异 --显示目标, --show-kernel-kinds --优化级别 不存在 在这个版本上。 目前为止的测试结果 模型 NPU 行为 YOLOv8n 中子(我们的转换) 调用没问题,但是 0 次检测 YOLOv8n 无头骨干网 NPU 输出 常数(~1.13) 无头CPU主干网+CPU头部 检测结果正常 ——管道逻辑正确 问题 是 --optimization-level OOpt 仅支持较新的中子变流器 2.1.3 ? 推荐的转换命令是什么? LF6.12.34 / imx95 什么时候 OOpt 不可用? Re: yolov11n,yolov8n,yolov5nu model not getting any output after running on i.MX95 NPU 嗨@vijayranaACL , 抱歉,这是我的笔误。 我指的是 i.MX95,因为 i.MX91 不包含 NPU。 我建议尝试使用以下命令转换模型: .\neutron-converter.exe ` --input " .tflite" ` --target imx95 ` --output " .tflite" ` --optimization-level OOpt 根据 Neutron SDK 文档,需要注意的是,对于 Neutron-S 靶(例如 i.MX95),变流器不是确定性的。转换过程依赖于多线程约束编程求解器,这意味着对同一模型执行变流器的不同操作可能会产生略有不同的结果,尤其是在 TCM 内存分配和生成的微代码方面。 由于可能存在多个最优解,因此在每次转换过程中,不同的求解器线程可能会收敛到不同的有效解。尽管这些解决方案内部可能有所不同,但变流器认为它们都是正确且经过优化的。在大多数情况下,这些差异不应显著影响功能或性能。 如果您观察到行为、性能或准确性方面的变化,我建议您多次转换模型并比较结果。虽然有一些方法可以强制执行确定性行为,但通常会大大增加转换时间,因此除非绝对必要,否则一般不建议使用。 请告知我您的测试结果。 此致, 亚历杭德罗·加西亚 Re: yolov11n,yolov8n,yolov5nu model not getting any output after running on i.MX95 NPU 嗨,亚历杭德罗, 请您确认一下,我们讨论的代码和模型是否与FRDM-IMX95 15x15平台兼容? 使用bsp 6.12.49_2.2.0
View full article
エッジ検出モードで動作したGPIOピンを割り込み入力信号として使うことはできますか? こんにちは、 専用のIRQ(0~5)ピンが6本だけでは不十分なので、他のGPIOピンを割り込み入力信号として使用する必要があります。そこで、以下に2つの質問があります。 1. エッジ検出モードで動作する割り込み信号入力として、任意のGPIOを使用可能か? 2. 上記1が「はい」の場合、専用IRQとGPIOの違いは何ですか?応答を優先すべきでしょうか? よろしくお願いいたします! よろしくお願いいたします! ジェイソン Re: Could I use any GPIO pin as interrupt input signal which worked at edge detection mode? はい、LS1021A GPIOは、ピンが実際にマルチパクシングされているか、基板上でGPIO入力として利用可能であれば、エッジ検出モードを含む割り込み入力として使用できます。 エッジ割り込み入力としてのGPIO GPIOブロックには割り込み制御/ステータス/マスクレジスタ(GPIER、GPIMR、GPICR)があります。GPICRはエッジトリガー動作を含むイベント検出を設定し、GPIO割り込みロジックはシステムに統合されたgpio_intリクエストを出力します。各GPIOポートラインについて、EDnビットは、割り込みが状態変化時に発生するか、ハイからローへの遷移時に発生するかを選択します。したがってGPIO割り込み入力はサポートされていますが、文書化されたエッジの選択は完全に独立した上昇/下降/両エッジセレクタとは異なります。挙げられているモードは「任意の変化」または「高から低」です。 専用IRQとGPIO割り込みの比較 主な違いは、割り込みパスと粒度です。 専用のIRQ0–IRQ5ピンは、割り込みコントローラ回線に直接接続された外部I/O信号です。割り込み状態は対応するGIC-400レジスタで確認でき、極性はSCFG_INTPCRを通じてプログラム可能です。 GPIO割り込みは、ピンごとに独立したGIC入力ではありません。GPIOモジュールはGPIER内のピンイベントを検出・保存し、GPIOレジスタを通じてマスキングや制御を適用し、統合されたGPIO割り込み要求を駆動します。参考マニュアルには、すべてのGPIO割り込みがGPIO割り込みソースに対してORでまとめられていると記載されています。 SO、実際のソフトウェア上の違いは、専用IRQはGICレベルで独立した割り込みソースとして扱えるのに対し、GPIO割り込みは通常、ISRがGPIOブロックに入り、どのピンがイベントを引き起こしたかを判別するためにGPIERを読み取り、その後クリアやサービスを行う必要がある点です。 最も遅延に敏感または個別に優先される外部割り込みには専用のIRQピンを使用し、より多くの入力が必要で、共有GPIO割り込み処理に耐えられる場合はGPIO割り込みを使いましょう。 Re: Could I use any GPIO pin as interrupt input signal which worked at edge detection mode? こんにちは、 この質問はLS1021Aに関するものです。どんなご意見でも歓迎いたします! よろしくお願いいたします! ジェイソン
View full article
クールコーブレビュー 個人の快適さのためのコンパクトデザイン クールコーブ 気温が上がるにつれて、快適な室内環境の作り込みは生産性とリラクゼーションの両方にとってますます重要になります。在宅勤務でも勉強中でも、単に屋内で過ごす場合でも、良い空気の流れがあれば周囲がより爽やかで快適に感じられます。クールコーブは、パーソナルスペースの空気の流れを高めるとともに、コンパクトで携帯性の高いデザインの利便性を提供することで、室内の快適さを向上させるよう設計されています。 クールコーブ の最も魅力的な点の一つ は、そのシンプルさです。このデバイスはセットアップが簡単で、使用開始にほとんど手間がかかりません。複雑な設置や恒久的な設置が必要な大型冷却システムとは異なり、クールコーブは迅速かつ手間のない操作を目的に設計されています。ユーザーは安定した面に置き、電源を入れ、直感的な操作で設定を調整できます。このシンプルなデザインにより、あらゆる年齢層や経験レベルのユーザーがアクセスしやすいです。 コンパクトな サイズのため 、 さまざまな屋内空間に快適に収まります。机、ベッドサイドテーブル、キッチンカウンター、オフィスワークステーションなどに置いても、ほとんどスペースを取らず、周囲の環境と調和します。モダンな外観はさまざまなインテリアスタイルとよく調和し、住宅、アパート、寮、オフィスのあらゆる環境に適しています。
View full article
LX2080 After the LX2080 processor operates for a period of time in a high-temperature environment, the on-board temperature sensor reads 86°C. Upon power cycling, printing freezes at the message "Fixed DDR on board", and the serial port becomes unresponsive. Re: LX2080 Thank you for your reply. Only one board in this batch has this issue. The problem reproduces after full power cycle, but rebooting via the kernel does not trigger the fault. We are unable to run verification tools in high-temperature environments, and the board functions normally at room temperature.@June_Lu Re: LX2080 Please validate the DDR on the high-temperature environment with QCVS DDR to confirm DDR works well. Thanks Re: LX2080  "on-board temperature sensor reads 86°C", is it Tj or on board sensor used to test the board temperature? Thanks
View full article
MIMXRT1052CVL5B 内部RAM到底有多大? 是不是内部最多只有512K的RAM? ITCM/DTCM/SRAM 总共是512K? 还是说是512K的SRAM + 512K的TCM? Re: MIMXRT1052CVL5B 内部RAM到底有多大? Hi @SDFDSFSF , 感谢您的提问! MIMXRT1052CVL5B 不是“512KB SRAM + 512KB TCM”。它的片内 SRAM 总量应按 512KB 理解;这 512KB 是 FlexRAM,可在 ITCM、DTCM、OCRAM 之间重新分配。 您可以在AN12077中,找到详细的说明。 Best regards, Gavin Re: MIMXRT1052CVL5B 内部RAM到底有多大? 我现在有一款IMXRT1050-EVKB的板子, SCH-29538 REV A4,现在官网没有对应的原理图了吗? Re: MIMXRT1052CVL5B 内部RAM到底有多大? 我现在有一款IMXRT1050-EVKB额板子, SCH-29538 REV A,现在官网没有对应的原理图了吗?
View full article
添付モデル内のCANアナライザを停止・再起動した後に複数のCANメッセージを送信する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ヒンネン こんにちは、 RHinnen 以下の問題を解決するために貴重な時間をいただけませんか?以下の問題を解消するために。CANアナライザーを停止・再開始した後もMCUをリセットせずに複数のCANメッセージを送信し続けるモデルを変更する方法について教えてください。MPC574xP サンプルプロジェクト - 通信で提供されているサンプル -CAN1 (Flexcan Traffic) には、この問題は存在しません。 これまで、モデルに別のCANメッセージ(異なるID)を追加しても、CANアナライザーはID CANメッセージを1つしか送っていません。CANアナライザは、停止および開始後にCANメッセージの送信を停止します。 解決策をお待ちしております。どうもありがとうございました! サンプル・モデル Re: How to send multiple CAN messages after stop and restart the CAN analyzer in the model attached こんにちは、 私も同じ問題の解決策を探しています。 もしその問題を解決したなら、MCUを再起動せずにCAN信号を送信してください。あなたのやり方を教えていただけると、私のプロジェクトに役立ちます。 ありがとう、 ラフル Re: How to send multiple CAN messages after stop and restart the CAN analyzer in the model attached <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、スパーク はい、残念ながら、同じMBを複数の転送に使用したい場合は、以下のいずれかの方法を取る必要があります。 - ブロックモードを使うか(アプリケーションの動作が少し遅くなる可能性が高い) - ノンブロッキングモードを使用するが、同じMB上での2回目の転送は、1回目の転送が完了した後にのみ実行されるようにする。そうでなければ、最初の転送は2番目の転送によって停止され、完了まで実行されません。 2つ目の選択肢は、**アプリケーション**の書き方によります。タイミング**マネジメント**は自分で行う必要がありますが、タイミング**マネジメント**のオーバーヘッドによっては、やや速い**アプリケーション**ができるという利点もあります。 最初の選択肢は比較的簡単です(ブロックがすべて処理します)が、その少しの余分な時間がアプリケーションに記載できるかどうかを決める必要があります。 最良のシナリオは、マネジメントが使えてノンブロッキングモードを使える場合で、転送ごとに専用のマザーボードセットが割り当てられている場合です。 これで少しは状況が明確になったでしょうか。 敬具 ラズバン。 Re: How to send multiple CAN messages after stop and restart the CAN analyzer in the model attached <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> この質問は11月に寄せられたものですが、何か進展はありましたか? 私が発見した問題点は、メッセージバッファをメッセージごとに個別に設定していなかったことでした。各メッセージを特定のバッファに読み込むように設定する必要があるとは知りませんでした。 Re: How to send multiple CAN messages after stop and restart the CAN analyzer in the model attached <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 正しいアプローチがどのようなものなのか、私にはまだ分かりません。正しい例を教えてもらえますか? ありがとう。 Re: How to send multiple CAN messages after stop and restart the CAN analyzer in the model attached <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ポールヴラーゼ、 ご確認いただき、解決策をご検討ください。ありがとう! ダニエル
View full article
SoC: i.MX8QXP (S1MX8QX5AVLF1BBと表記) Re: SoC: i.MX8QXP (marked S1MX8QX5AVLF1BB)brick こんにちは、 @Potesz さん ご質問は何ですか?問題について、より詳しい情報を提供してください。 BR
View full article
LPC1549 点滅、ちくしょう、点滅! 私はLPC1549を専用基板に搭載しており、periph_blinkyサンプルを使用してMCUExpressoの使い方を習得しようとしています。ビルドとフラッシュは正常に完了しました。開発ボードに搭載されていないため、LEDピンを再割り当てする必要があります。systick.c にはそれが明確に示されていますLEDピンの設定が行われているファイル: Board_LED_Set(0, false); Board_LED_Set(1, true ); しかし、ピンの定義がどこにあるのか見つかりません。ピン「0」と「1」の定義はどこで確認できますか?それらをPIO0_22とPIO0_23に変更する必要があります。 よろしくお願いします! Re: LPC1549 blink darn you, blink! こんにちは、 @DanielLongoさん board.cで見つけられます デフォルトのピン「0」と「1」は25 3です PIO0_22とPIO0_23に変更したい場合は、 変える必要があるのは #define MAXLEDS 3 static const uint8_t ledpins[MAXLEDS] = {22, 23, 1}; static const uint8_t ledports[MAXLEDS] = {0, 0, 1}; これがあなたのお役に立てば幸いです。 BR ハリー
View full article
MRFG35010ANT1 您好!请问您能否确认一下这个标签或芯片上的标记是否真实?该材料已于 2018 年停产。我们工厂正好需要这种材料代码,所以我们从市场上的供应商那里购买了这款产品。但是,我们担心买到假冒商品,所以希望您能协助我们进行鉴别。 Re: MRFG35010ANT1 有关标记内容/说明,请参阅数据表第20页。 您可以在产品页面下载数据手册: https://www.nxp.com/products/MRFG35010ANT1 请参阅下方的反假冒产品政策。 为最大限度降低风险,客户应仅直接从 NXP 或我们的授权代理商处购买 NXP 产品。 https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/distributor-network%3ADISTRIBUTORS NXP 不为从非授权渠道购买的产品提供支持,包括保修支持、故障分析、标记或跟踪代码验证。 恩智浦反假冒产品政策 https://www.nxp.com/company/about-nxp/quality:QUALITY_HOME
View full article