2390760_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2390760_zh-CN

2390760_zh-CN

i.MX8MP 的蓝牙功能

您好,专家!


我正在 IMX8MP 上测试 AW-CM358SM。WiFi 工作正常,但是当我在 UART3 上测试蓝牙时,出现错误。错误信息如下。我尝试了很多方法,但仍然没有成功。你有什么办法解决这个问题吗?非常感谢您的帮助。


错误日志:

Bluetooth: hci0: FW already running.
[   46.628430] Bluetooth: hci0: Opcode 0x0c03 failed: -110

dts:

&uart3 { /* BT */
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_uart3 &pinctrl_bt_ctrl>;
已分配时钟 = <&clk IMX8MP_CLK_UART3>;
已分配时钟父级 = <&clk IMX8MP_SYS_PLL1_80M>;
uart-has-rtscts;
状态 = "正常";

蓝牙 {
兼容 = "nxp,88w8987-bt";
device-wakeup-gpios = <&gpio2 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};
};

pinctrl_uart3:uart3grp {
fsl,pins = <
MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_SCLK__UART3_DCE_RX 0x140
MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_MOSI__UART3_DCE_TX 0x140
MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_MISO__UART3_DCE_CTS 0x140
MX8MP_IOMUXC_ECSPI1_SS0__UART3_DCE_RTS 0x140
>;
};

pinctrl_bt_ctrl: btctrlgrp {
fsl,pins = <
MX8MP_IOMUXC_SD1_RESET_B__GPIO2_IO10 0x10 /* HOST_WAKE_BT */
MX8MP_IOMUXC_SD1_STROBE__GPIO2_IO11 0x140 /* BT_HOST_WAKE */
>;
};


wifi_mod_para.conf

SD8987 = {
cfg80211_wext=0xf
wfd_name=p2p
max_vir_bss=1
cal_data_cfg=none
驱动模式=7
ps_mode=2
auto_ds=2
fw_name=nxp/sdiouart8987_combo_v0.bin
}


内核日志

正在启动内核...

[ 0.000000] 在物理 CPU 0x0000000000 上启动 Linux [0x410fd034]
[ 0.000000] Linux 版本 6.6.52-rt43-gd377c9049508-dirty(root@fbdebian) (aarch64-linux-gnu-gcc (Debian 12.2.0-14)12.2.0,GNU ld(Debian 版 GNU Binutils)2.40)#1 SMP PREEMPT 2026 年 7 月 2 日星期四 11:19:58 CST
[ 0.000000] 由于缺少种子,KASLR 已禁用
[ 0.000000] 机器型号:G3 i.MX8MPlus EVK 板
[ 0.000000] efi:未找到 UEFI。
[ 0.000000] 保留内存:无法设置 CMA 区域
[ 0.000000] OF: 保留内存: 节点 linux,cma 兼容匹配失败
[ 0.000000] OF: 保留内存: 0x0000000000900000..0x000000000096ffff (448 KiB) nomap 不可重用 ocram@900000
[ 0.000000] 区域范围:
[ 0.000000] DMA [内存 0x0000000040000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.000000] DMA32 为空
[ 0.000000] 正常 [内存 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
[ 0.000000] 每个节点的可移动区域起始位置
[ 0.000000] 早期内存节点范围
[ 0.000000] 节点 0: [内存 0x0000000040000000-0x000000013fffffff]
[ 0.000000] 初始化内存设置节点 0 [内存 0x0000000040000000-0x000000013fffffff]
[ 0.000000] cma:在节点 -1 的 0x00000000ff800000 处保留 8 MiB 空间
[ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
[ 0.000000] psci: 固件中检测到 PSCIv1.1。
[ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2 函数 ID
[ 0.000000] psci:不支持 MIGRATE_INFO_TYPE。
[ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.4
[ 0.000000] percpu:嵌入式 20 页/CPU s43368 r8192 d30360 u81920
[ 0.000000] 在 CPU0 上检测到 VIPT 指令缓存
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误 845719
[ 0.000000] 替代方案:应用启动替代方案
[0.000000]内核命令行:console=ttymxc1,115200 root=PARTUUID=6a120481-03 rw rootwait
[ 0.000000] 目录项缓存哈希表条目:524288(阶数:10,4194304 字节,线性)
[ 0.000000] Inode 缓存哈希表条目:262144(阶数:9,2097152 字节,线性)
[ 0.000000] 已构建 1 个区域列表,移动性分组已启用。总页数:1032192
[ 0.000000] 内存自动初始化:栈:全部(零),堆分配:关闭,堆释放:关闭
[ 0.000000] 软件 IO TLB:区域编号 4。
[ 0.000000] 软件 IO TLB:已映射 [内存 0x00000000fb800000-0x00000000ff800000] (64MB)
[ 0.000000] 内存:可用 4012020K/4194304K(16192K 内核代码,1688K 读写数据,5064K 只读数据,3520K 初始化,541K bss,174092K 保留,8192K cma 保留)
[ 0.000000] SLUB:硬件对齐=64,顺序=0-3,最小对象数=0,CPU数=4,节点数=1
[ 0.000000] rcu:可抢占式分层 RCU 实现。
[ 0.000000] rcu: RCU 将 CPU 数量从 NR_CPUS=256 限制为 nr_cpu_ids=4。
[ 0.000000] 已启用 Tasks RCU 的 Trampoline 变体。
[ 0.000000] 任务 RCU 的跟踪变体已启用。
[ 0.000000] rcu: RCU 计算出的调度程序注册延迟值为 25 jiffies。
[ 0.000000] rcu:正在调整 rcu_fanout_leaf=16、nr_cpu_ids=4 的几何结构
[ 0.000000] NR_IRQS:64,nr_irqs:64,预分配中断:0
[ 0.000000] GICv3:GIC:使用分离式 EOI/停用模式
[ 0.000000] GICv3:实施了 160 个 SPI
[ 0.000000] GICv3:已实现 0 个扩展 SPI
[ 0.000000] 根中断处理程序:gic_handle_irq
[ 0.000000] GICv3:GICv3 特征:16 PPI
[ 0.000000] GICv3: CPU0: 找到分发器 0 区域 0:0x0000000038880000
[ 0.000000] ITS:无可用 ITS,不启用 LPI
[ 0.000000] rcu: srcu_init: 根据争用情况设置 srcu_struct 大小。
[ 0.000000] arch_timer: cp15 定时器以 8.00MHz (phys) 运行。
[ 0.000000] 时钟源:arch_sys_counter:掩码:0xffffffffffffff 最大周期数:0x1d854df40,最大空闲时间(纳秒):440795202120 纳秒
[ 0.000000] 调度时钟:56 位,频率 8MHz,分辨率 125ns,每 2199023255500ns 溢出一次
[ 0.000475] 控制台:彩色虚拟设备 80x25
[ 0.000519] 校准延迟循环(已跳过),该值使用定时器频率计算得出。16.00 BogoMIPS (lpj=32000)
[ 0.000528] pid_max:默认值:32768 最小值:301
[ 0.000602] LSM:初始化 lsm=能力、完整性
[ 0.000695] 挂载缓存哈希表条目:8192(阶数:4,65536 字节,线性)
[ 0.000711] 挂载点缓存哈希表条目:8192(阶数:4,65536 字节,线性)
[ 0.002173] RCU 任务:将 shift 设置为 2,lim 设置为 1 rcu_task_cb_adjust=1。
[ 0.002240] RCU 任务跟踪:将 shift 设置为 2,将 lim 设置为 1 rcu_task_cb_adjust=1。
[0.002415] rcu:分层SRCU实现。
[ 0.002418] rcu:最大相位无延迟实例数为 1000。
[ 0.004206] EFI 服务将不可用。
[ 0.004444] smp:正在启动辅助 CPU...
[ 0.004903] 在 CPU1 上检测到 VIPT 指令缓存
[ 0.004964] GICv3:CPU1:找到重新分发器 1 区域 0:0x00000000388a0000
[ 0.005000] CPU1:已启动辅助处理器 0x0000000001 [0x410fd034]
[ 0.005523] 在 CPU2 上检测到 VIPT 指令缓存
[ 0.005565] GICv3:CPU2:找到分布式内存分配器 2 区域 0:0x00000000388c0000
[ 0.005585] CPU2:已启动辅助处理器 0x0000000002 [0x410fd034]
[ 0.006045] 在 CPU3 上检测到 VIPT 指令缓存
[ 0.006083] GICv3: CPU3: 找到分发器 3 区域 0:0x00000000388e0000
[ 0.006100] CPU3:已启动辅助处理器 0x0000000003 [0x410fd034]
[ 0.006165] smp:已启动 1 个节点,4 个 CPU
[ 0.006173] SMP:共激活了 4 个处理器。
[ 0.006177] CPU 特性:检测到:32 位 EL0 支持
[ 0.006181] CPU 特性:检测到:CRC32 指令
[ 0.006243] CPU:所有 CPU 均已在 EL2 级别启动
[ 0.006246] 替代方案:应用系统性替代方案
[ 0.008002] devtmpfs:已初始化
[ 0.016979] 时钟源:jiffies:掩码:0xffffffff 最大周期数:0xffffffff,最大空闲时间(纳秒):7645041785100000 纳秒
[ 0.017001] futex 哈希表条目:1024(阶数:4,65536 字节,线性)
[ 0.017422] pinctrl 核心:已初始化 pinctrl 子系统
[ 0.020051] DMI 不存在或无效。
[ 0.020689] NET:已注册 PF_NETLINK/PF_ROUTE 协议族
[ 0.022304] DMA:已预分配 512 KiB GFP_KERNEL 池用于原子分配
[ 0.023375] DMA:已为原子分配预分配 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA 池
[ 0.024665] DMA:已为原子分配预分配 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 池
[ 0.024748] 审计:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[ 0.024932] 审计:类型=2000 审计(0.024:1):状态=已初始化 审计已启用=0 结果=1
[ 0.025352] thermal_sys:已注册热调速器“step_wise”
[ 0.025356] thermal_sys:已注册热调节器“power_allocator”
[ 0.025401] cpuidle:使用调速器菜单
[ 0.025566] 硬件断点:找到 6 个断点寄存器和 4 个监视点寄存器。
[ 0.025647] ASID 分配器已初始化,包含 65536 个条目
[ 0.026696] 串口:AMBA PL011 UART 驱动程序
[ 0.026763] imx mu 驱动程序已注册。
[ 0.026785] imx rpmsg 驱动程序已注册。
[ 0.032936] platform soc@0: 修复了与 /soc@0/bus@30000000/efuse@30350000/unique-id@8 的依赖循环
[ 0.035120] 平台 30330000.pinctrl:修复了与 /soc@0/bus@30000000/pinctrl@30330000/hoggrp 的依赖循环
[ 0.035566] imx8mp-pinctrl 30330000.pinctrl:初始化 IMX pinctrl 驱动程序
[ 0.036067] 平台 30350000.efuse:修复了与 /soc@0/bus@30000000/clock-controller@30380000 的依赖循环
[ 0.037099] 平台 30350000.efuse:修复了与 /soc@0/bus@30000000/clock-controller@30380000 的依赖循环
[ 0.049206] 模块:25968 个页面符合非 PLT 使用范围
[ 0.049215] 模块:PLT 使用范围内的模块有 517488 个。
[ 0.049877] HugeTLB:已注册 1.00 GiB 页面大小,预分配 0 个页面
[ 0.049884] HugeTLB:可释放 0 KiB 虚拟内存映射,用于 1.00 GiB 的页面
[ 0.049889] HugeTLB:已注册 32.0 MiB 页面大小,预分配 0 页
[ 0.049892] HugeTLB:可释放 0 KiB vmemmap 以处理 32.0 MiB 的页面
[ 0.049896] HugeTLB:已注册 2.00 MiB 页面大小,预分配 0 个页面
[ 0.049902] HugeTLB:可释放 0 KiB vmemmap 以处理 2.00 MiB 的页面
[ 0.049909] HugeTLB:已注册 64.0 KiB 页面大小,预分配 0 页
[ 0.049912] HugeTLB:可释放 0 KiB 虚拟内存映射,用于 64.0 KiB 的页面
[ 0.052093] iommu:默认域类型:已翻译
[ 0.052102] iommu:DMA 域 TLB 失效策略:严格模式
[ 0.052394] SCSI 子系统已初始化
[ 0.052679] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usbfs
[ 0.052709] usbcore:已注册新的接口驱动程序集线器
[ 0.052742] usbcore:已注册新的设备驱动程序 usb
[ 0.053603] pps_core:LinuxPPS API 版本 1 已注册
[ 0.053607] pps_core:软件版本。5.3.6 - 版权所有 2005-2007 Rodolfo Giometti
[ 0.053619] 已注册 PTP 时钟支持
[ 0.053886] EDAC MC:版本:3.0.0
[ 0.054304] scmi_core:SCMI 协议总线已注册
[ 0.055327] 蓝牙:核心版本 2.22
[ 0.055356] NET:已注册 PF_BLUETOOTH 协议族
[ 0.055361] 蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[ 0.055370] 蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[ 0.055375] 蓝牙:L2CAP 套接字层已初始化
[ 0.055387] 蓝牙:SCO套接字层已初始化
[ 0.055707] vgaarb:已加载
[ 0.056088] 时钟源:已切换到时钟源 arch_sys_counter
[ 0.056287] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[ 0.056396] VFS:Dquot缓存哈希表条目:512(0阶,4096字节)
[ 0.063310] NET:已注册 PF_INET 协议族
[ 0.063495] IP 标识符哈希表条目:65536(阶数:7,524288 字节,线性)
[ 0.066275] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:2048(阶数:3,32768 字节,线性)
[ 0.066325] 表扰动哈希表条目:65536(阶数:6,262144 字节,线性)
[ 0.066337] TCP 已建立哈希表条目:32768(阶数:6,262144 字节,线性)
[ 0.066585] TCP绑定哈希表条目:32768(阶数:8,1048576字节,线性)
[ 0.067521] TCP:哈希表已配置(已建立连接 32768,绑定 32768)
[ 0.067635] UDP 哈希表条目:2048(阶数:4,65536 字节,线性)
[ 0.067720] UDP-Lite 哈希表条目:2048(阶数:4,65536 字节,线性)
[ 0.067927] NET:已注册 PF_UNIX/PF_LOCAL 协议族
[ 0.068373] RPC:已注册命名的 UNIX 套接字传输模块。
[ 0.068379] RPC:已注册 UDP 传输模块。
[ 0.068381] RPC:已注册 TCP 传输模块。
[ 0.068384] RPC:已注册 tcp-with-tls 传输模块。
[ 0.068386] RPC:已注册 tcp NFSv4.1 反向通道传输模块。
[ 0.069403] PCI:CLS 0 字节,默认值 64
[ 0.070488] 初始化系统可信密钥环
[ 0.070625] 工作集:时间戳位数=46 最大阶数=20 桶阶数=0
[0.070895]squashfs:版本4.0(2009/01/31)菲利普·劳格
[ 0.071096] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[ 0.071116] 已注册键类型 id_resolver
[ 0.071120] 已注册键类型 id_legacy
[ 0.071137] nfs4filelayout_init:NFSv4 文件布局驱动程序正在注册...
[ 0.071142] nfs4flexfilelayout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[ 0.071159] jffs2:版本 2.2。(与非) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.071346] 9p:正在安装 v9fs 9p2000 文件系统支持
[ 0.100048] jitterentropy:初始化失败,主机不符合要求:9
[ 0.100055] 密钥类型非对称注册
[ 0.100059] 非对称密钥解析器“x509”已注册
[ 0.100104] 已加载块层 SCSI 通用 (bsg) 驱动程序版本 0.4(主版本 246)
[ 0.100110] io 调度器 mq-deadline 已注册
[ 0.100114] io 调度器 kyber 已注册
[ 0.100139] io 调度器 bfq 已注册
[ 0.115771] imx-sdma 30bd0000.dma-controller:直接加载 imx/sdma/sdma-imx7d.bin 固件失败,错误代码 -2
[ 0.115787] imx-sdma 30bd0000.dma-controller:回退到 sysfs 备选方案:imx/sdma/sdma-imx7d.bin
[ 0.117292] mxs-dma 33000000.dma-apbh:已初始化
[ 0.118069] SoC:i.MX8MP 版本 1.1
[ 0.118477] 总线频率驱动模块已加载
[ 0.135536] 串口:8250/16550 驱动程序,4 个端口,已启用 IRQ 共享
[ 0.138454] 30880000.serial:ttymxc2 位于 MMIO 0x30880000(中断号 = 16,基本波特率 = 5000000),是一台 IMX 设备。
[ 0.138703] 串口 serial0:tty 端口 ttymxc2 已注册
[ 0.139315] 30890000.serial:位于 MMIO 0x30890000 的 ttymxc1(中断号 = 17,基本波特率 = 1500000)是一台 IMX 设备。
[ 0.139350] printk: 旧版控制台 [ttymxc1] 已启用
[ 1.222791] 循环:模块已加载
[ 1.227149] of_reserved_mem_lookup() 返回 NULL
[ 1.237919] tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
[ 1.244863] sky2:驱动程序版本 1.30
[ 1.249061] usbcore:已注册新的设备驱动程序 r8152-cfgselector
[ 1.255367] usbcore:已注册新的接口驱动程序 r8152
[ 1.261230] VFIO - 用户级元驱动程序版本:0.3
[ 1.271293] usbcore:已注册新的接口驱动程序 uas
[ 1.276669] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usb-storage
[ 1.282753] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usbserial_generic
[ 1.289312] usbserial:已为通用 USB 串行支持注册
[ 1.295346] usbcore:已注册新的接口驱动程序 ftdi_sio
[ 1.301121] usbserial:已为 FTDI USB 串口设备注册 USB 串口支持
[ 1.308467] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usb_serial_simple
[ 1.315022] usbserial:已为 Carelink 注册 USB 串口支持
[ 1.321145] usbserial:已为 flashloader 注册 USB 串口支持
[ 1.327526] usbserial:已为 funsoft 注册 USB 串口支持
[ 1.333554] usbserial:已为 Google 注册 USB 串口支持
[ 1.339503] usbserial:已为 hp4x 注册 USB 串口支持
[ 1.345284] usbserial:已为 kaufmann 注册 USB 串口支持
[ 1.351402] usbserial:libtransistor 已注册 USB 串口支持
[ 1.357961] usbserial:已为 moto_modem 注册 USB 串口支持
[ 1.364256] usbserial:已为 motorola_tetra 注册 USB 串口支持
[ 1.370900] usbserial:诺基亚已注册 USB 串口支持
[ 1.376765] usbserial:已为 novatel_gps 注册 USB 串口支持
[ 1.383149] usbserial:已为 siemens_mpi 注册 USB 串口支持
[ 1.389527] usbserial:已为 Suunto 注册 USB 串口支持
[ 1.395476] usbserial:vivopay 已注册 USB 串口支持
[ 1.401511] usbserial:已为 zio 注册 USB 串口支持
[ 1.407203] usbcore:已注册新的接口驱动程序 usb_ehset_test
[ 1.413528] usbcore:已注册新的设备驱动程序 onboard-usb-hub
[ 1.422006] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp:注册为 rtc0
[ 1.428227] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp:将系统时钟设置为 1970-01-01T00:00:00 UTC (0)
[ 1.437427] i2c_dev:i2c /dev 条目驱动程序
[ 1.445729] 蓝牙:HCI UART 驱动程序版本 2.3
[ 1.450203] 蓝牙:HCI UART 协议 H4 已注册
[ 1.455351] 蓝牙:HCI UART 协议 BCSP 已注册
[ 1.460695] 蓝牙:HCI UART 协议 LL 已注册
[ 1.465847] 蓝牙:HCI UART 协议 ATH3K 已注册
[ 1.471280] 蓝牙:HCI UART 协议三线 (H5) 已注册
[ 1.477642] 蓝牙:HCI UART 协议,博通公司已注册
[ 1.483333] 蓝牙:HCI UART 协议 QCA 已注册
[ 1.488739] EDAC MC:ECC 未启用
[ 1.493561] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[ 1.499762] sdhci:版权所有(c) 皮埃尔·奥斯曼
[ 1.504580] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[ 1.511193] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和 OF 驱动程序助手
[ 1.519372] ledtrig-cpu:已注册以指示 CPU 活动
[ 1.526326] SMCCC:SOC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,跳过....
[ 1.535249] 硬件性能事件:已启用 armv8_cortex_a53 PMU 驱动程序,可用计数器为 7 个
[ 1.545746] platform soc@0: 修复了与 /soc@0/bus@30000000/efuse@30350000 的依赖循环
[ 1.548948] mmc2:30b60000.mmc 上的 SDHCI 控制器 [30b60000.mmc]使用ADMA
[ 1.555377] optee:探测管道方法。
[ 1.565851] optee:API 用户 ID 不匹配
[ 1.569678] optee:固件探测失败,错误代码 -22
[ 1.576620] NET:已注册 PF_LLC 协议族
[ 1.581492] u32 分类器
[ 1.584247] 输入设备检查开启
[ 1.587910] 已配置的操作
[ 1.591634] NET:已注册 PF_INET6 协议族
[ 1.598148] IPv6 分段路由
[ 1.601891] 基于 IPv6 的原位 OAM (IOAM)
[ 1.605875] NET:已注册 PF_PACKET 协议族
[ 1.610955] bridge:默认情况下不再支持通过 arp/ip/ip6tables 进行过滤。如果需要,请更新脚本以加载 br_netfilter。
[ 1.625927] 蓝牙:RFCOMM TTY 层已初始化
[ 1.630834] 蓝牙:RFCOMM 套接字层已初始化
[ 1.634392] mmc2:地址 0001 处新增 HS400 增强型频闪 MMC 卡
[ 1.636001] 蓝牙:RFCOMM 版本 1.11
[1.642888]mmcblk2:mmc2:0001 064G90 58.2 GiB
[ 1.646098] 蓝牙:BNEP(以太网仿真)版本 1.3
[ 1.653585] mmcblk2:p1 p2 p3
[ 1.655851] 蓝牙:BNEP 过滤器:协议组播
[ 1.661320] mmcblk2boot0: mmc2:0001 064G90 8.00 MiB
[ 1.664139] 蓝牙:BNEP 套接字层已初始化
[ 1.670589] mmcblk2boot1: mmc2:0001 064G90 8.00 MiB
[ 1.674997] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
[ 1.680430] mmcblk2rpmb: mmc2:0001 064G90 16.0 MiB,chardev (238:0)
[ 1.683109] lib80211:IEEE802.11驱动程序的通用例程
[ 1.695071] 9pnet:正在安装 9P2000 支持
[ 1.699490] 已注册密钥类型 dns_resolver
[ 1.704490] NET:已注册 PF_VSOCK 协议族
[ 1.719723] 已注册 taskstats 版本 1
[ 1.723967] 正在加载编译内置的 X.509 证书
[ 1.751680] gpio gpiochip0:GPIO 基址的静态分配已弃用,请使用动态分配。
[ 1.762305] gpio gpiochip1:GPIO 基址的静态分配已弃用,请使用动态分配。
[ 1.772790] gpio gpiochip2:GPIO 基址的静态分配已弃用,请使用动态分配。
[ 1.783311] gpio gpiochip3:GPIO 基址的静态分配已弃用,请使用动态分配。
[ 1.793861] gpio gpiochip4:GPIO 基址的静态分配已弃用,请使用动态分配。
[ 1.806692] i2c i2c-0:IMX I2C 适配器已注册
[ 1.813480] rtc-rx8111 2-0032:已注册为 rtc1
[ 1.820041] ina238 2-0043: 功率监测 ina237 (Rshunt = 50000 uOhm, gain = 4)
[ 1.821839] nxp-pca9450 0-0025: pca9450bc 已探测。
[ 1.827481] i2c i2c-2:IMX I2C 适配器已注册
[ 1.869694] usb251xb 3-002c: 集线器配置成功。
[ 1.875553] usb251xb 3-002c:集线器探测成功
[ 1.880583] i2c i2c-3:IMX I2C 适配器已注册
[ 1.885922] imx8mq-usb-phy 381f0040.usb-phy:未找到电源总线,使用虚拟稳压器
[ 1.894643] imx8mq-usb-phy 382f0040.usb-phy:未找到电源总线,使用虚拟稳压器
[ 1.912708] 30a60000.serial:ttymxc3 位于 MMIO 0x30a60000(中断号 = 199,基本波特率 = 1500000),是一台 IMX 设备。
[ 1.922917] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:未找到 IRQ eth_lpi
[ 1.929740] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:用户 ID:0x10,Synopsys ID:0x51
[ 1.936555] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:DWMAC4/5
[ 1.941361] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:DMA 硬件功能寄存器支持
[ 1.948509] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:支持 RX 校验和卸载引擎
[ 1.955650] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:支持插入 TX 校验和
[ 1.962359] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:支持局域网唤醒
[ 1.968520] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:通过硬件看门狗定时器启用接收缓解
[ 1.976199] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:设备 MAC 地址 2a:c5:99:84:66:bb
[ 1.983350] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:已启用 L3L4 流 TC(条目=8)
[ 1.990152] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:已启用 RFS 流 TC(条目数=10)
[ 1.996965] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:启用硬件TC(条目数=256,最大关闭次数=256)
[ 2.004554] imx-dwmac 30bf0000.ethernet:使用 34/40 位 DMA 主机/设备宽度
[ 2.158192] realtek-mdio stmmac-1:00: 发现一个 RTL8363NB 开关
[ 2.164168] realtek-mdio stmmac-1:00: 无法注册开关 ret = -517
[ 2.175037] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:xHCI 主机控制器
[ 2.180572] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新USB总线已注册,分配总线编号1
[ 2.188568] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:hcc 参数 0x0220fe6d hci 版本 0x110 怪异之处 0x000000a001000010
[ 2.198006] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:中断 203,IO 内存 0x38200000
[ 2.204153] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:xHCI 主机控制器
[ 2.209668] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新USB总线已注册,分配总线编号2
[ 2.217339] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:主机支持 USB 3.0 超高速
[ 2.226380] hub 1-0:1.0:发现 USB 集线器
[ 2.230477] hub 1-0:1.0: 检测到 1 个端口
[ 2.236611] usb usb2:我们不知道此主机的 LPM 算法,已禁用 LPM。
[ 2.246489] hub 2-0:1.0:发现 USB 集线器
[ 2.250581] hub 2-0:1.0: 检测到 1 个端口
[ 2.256296] imx-cpufreq-dt imx-cpufreq-dt: CPU 速度等级 5 市场段 0 支持硬件 0x20 0x1
[ 2.268964] sdhci-esdhc-imx 30b40000.mmc:分配的 mmc-pwrseq
[ 2.269069] sdhci-esdhc-imx 30b50000.mmc:已获取 CD GPIO
[ 2.313534] mmc1:30b50000.mmc 上的 SDHCI 控制器 [30b50000.mmc]使用ADMA
[ 2.413613] mmc0:30b40000.mmc 上的 SDHCI 控制器 [30b40000.mmc]使用ADMA
[ 2.414283] realtek-mdio stmmac-1:00: 发现一个 RTL8363NB 开关
[ 2.492421] usb 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 设备,编号 2
[ 2.540131] mmc0:地址 0001 处新增超高速 SDR104 SDIO 卡
[ 2.600919] realtek-mdio stmmac-1:00:正在配置固定/RGMII 链路模式
[ 2.610450] realtek-mdio stmmac-1:00: 链路已连接 - 1Gbps/全双工 - 流控制已关闭
[ 2.644563] realtek-mdio stmmac-1:00 eth1(未初始化):PHY [dsa-0.0:01]驱动程序 [通用 PHY] (irq=POLL)
[ 2.684441] realtek-mdio stmmac-1:00 eth2(未初始化):PHY [dsa-0.0:03]驱动程序 [通用 PHY] (irq=POLL)
[ 2.699335] DSA:树 0 设置
[ 2.704695] 输入:gpio-keys 作为 /devices/platform/gpio-keys/input/input0
[ 2.704785] hub 1-1:1.0:发现 USB 集线器
[ 2.712031] 输入:cpu_inputs 作为 /devices/platform/cpu_inputs/input/input1
[ 2.715286] hub 1-1:1.0:检测到 4 个端口
[ 2.722488] cfg80211:正在加载监管数据库的编译内 X.509 证书
[ 2.734966] 已加载 X.509 证书“sforshee: 00b28ddf47aef9cea7”
[ 2.741369] 已加载 X.509 证书“wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600”
[ 2.748657] clk:禁用未使用的时钟
[ 2.752652] 平台监管.0:直接加载 regulatory.db 的固件失败,错误代码为 -2
[ 2.761287] 平台监管.0:回退到 sysfs 备用方案,用于:regulatory.db
[ 2.865310] hub 1-1:1.0:发现 USB 集线器
[ 2.869427] hub 1-1:1.0:检测到 4 个端口
[ 3.269517] EXT4-fs (mmcblk2p3): 恢复完成
[ 3.275227] EXT4-fs (mmcblk2p3): 已挂载文件系统 057d8de8-a7e7-4440-9fea-c9670c0c5df9 读/写,数据模式为有序模式。配额模式:无。
[ 3.287379] VFS:已将根(ext4 文件系统)挂载到设备 179:3。
[ 3.294319] devtmpfs:已挂载
[ 3.298268] 释放未使用的内核内存:3520K
[ 3.302934] 以 init 进程身份运行 /sbin/init
[ 3.423469] systemd[1]: 系统时间早于版本时间,正在推进时钟。
[ 3.450897] systemd[1]: systemd 252.39-1~deb12u2 以系统模式运行 (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[ 3.483986] systemd[1]: 检测到架构 arm64。

欢迎使用 Debian GNU/Linux 12(书虫)!

[ 3.506158] systemd[1]: 主机名设置为 。
[ 3.512764] systemd[1]: 从随机生成器初始化机器 ID。
[ 3.558947] systemd[1]: 调用 memfd_create() 时未设置 MFD_EXEC 或 MFD_NOEXEC_SEAL 参数
[ 3.931119] systemd[1]: 已将默认目标 graphic.target 的启动作业加入队列。
[ 3.968011] systemd[1]: 创建切片 system-getty.slice - 切片 /system/getty。
[确定] 创建切片 system-getty.slice - 切片 /system/getty。
[ 3.993796] systemd[1]: 创建切片 system-modprobe.slice - 切片 /system/modprobe。
[确定] 创建切片 system-modpr…lice - 切片 /system/modprobe。
[ 4.022309] systemd[1]: 创建切片 system-serial\x2dgetty.slice - 切片 /system/serial-getty。
[确定] 创建切片 system-seria… - 切片 /system/serial-getty。
[ 4.049678] systemd[1]: 创建切片 system-systemd\x2dfsck.slice - 切片 /system/systemd-fsck。
[确定] 创建切片 system-syste… - 切片 /system/systemd-fsck。
[ 4.077353] systemd[1]: 创建切片 user.slice - 用户和会话切片。
[确定] 创建切片 user.slice - 用户和会话切片。
[ 4.100497] systemd[1]: 已启动 systemd-ask-password-console.path - 将密码请求分发到控制台目录监视器。
[确定] 已启动 systemd-ask-passwo…quests 到控制台目录监视。
[ 4.128453] systemd[1]: 已启动 systemd-ask-password-wall.path - 将密码请求转发到 Wall 目录监视。
[确定] 已启动 systemd-ask-passwo… 请求 Wall 目录监视。
[ 4.156396] systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - 由于条件检查未满足 (ConditionPathExists=/proc/sys/fs/binfmt_misc),任意可执行文件格式文件系统自动挂载点被跳过。
[ 4.175866] systemd[1]: 正在等待设备 dev-mmcblk2p1.device - /dev/mmcblk2p1...
正在查找设备 dev-mmcblk2p1.device - /dev/mmcblk2p1...
[ 4.200472] systemd[1]: 正在等待设备 dev-ttymxc1.device - /dev/ttymxc1...
正在查找设备 dev-ttymxc1.device - /dev/ttymxc1...
[ 4.224224] systemd[1]: 已达到目标 cryptsetup.target - 本地加密卷。
[确定] 已达到目标 cryptsetup.…get- 本地加密卷。
[ 4.248610] systemd[1]: 已达到目标 integritysetup.target - 本地完整性保护卷。
[确定] 已达到目标完整性…本地完整性保护卷。
[ 4.276289] systemd[1]: 已达到目标 paths.target - 路径单元。
[确定] 已达到目标路径。target - 路径单元。
[ 4.296264] systemd[1]: 已达到目标 remote-fs.target - 远程文件系统。
[确定] 已达到目标 remote-fs.target - 远程文件系统。
[ 4.320247] systemd[1]: 已达到目标 slices.target - 切片单元。
[确定] 已达到目标切片数。target - 切片单位。
[ 4.340224] systemd[1]: 已达到目标 swap.target - 交换分区。
[确定] 已达到目标 swap.target - 交换。
[ 4.360269] systemd[1]: 已达到目标 veritysetup.target - 本地 Verity 保护卷。
[确定] 已达到目标 veritysetup… - 本地 Verity 保护卷。
[ 4.384758] systemd[1]: 正在监听 systemd-fsckd.socket - fsck 与 fsckd 通信套接字。
[确定] 正在监听 systemd-fsckd…sck 到 fsckd 通信套接字。
[ 4.412536] systemd[1]: 正在监听 systemd-initctl.socket - initctl 兼容命名管道。
[确定] 正在监听 systemd-initc… initctl 兼容性命名管道。
[ 4.441749] systemd[1]: 正在监听 systemd-journald-audit.socket - 日志审计套接字。
[确定] 正在监听 systemd-journ…套接字 - 日志审计套接字。
[ 4.468740] systemd[1]: 正在监听 systemd-journald-dev-log.socket - 日志套接字 (/dev/log)。
[确定] 正在监听 systemd-journ…t - 日志套接字 (/dev/log)。
[ 4.496878] systemd[1]: 正在监听 systemd-journald.socket - 日志套接字。
[确定] 正在监听 systemd-journald.socket - 日志套接字。
[ 4.520946] systemd[1]: 正在监听 systemd-networkd.socket - 网络服务 Netlink 套接字。
[确定] 正在监听 systemd-netwo… - 网络服务 Netlink 套接字。
[ 4.557127] systemd[1]: 正在监听 systemd-udevd-control.socket - udev 控制套接字。
[确定] 正在监听 systemd-udevd…套接字- udev 控制套接字。
[4.584722] systemd[1]:监听 systemd-udevd-kernel.socket - udev 内核套接字。
[确定] 正在监听 systemd-udevd…l.socket- udev 内核套接字。
[ 4.624665] systemd[1]: 正在挂载 dev-hugepages.mount - 大页文件系统...
正在挂载 dev-hugepages.mount - 大页文件系统...
[ 4.651859] systemd[1]: 正在挂载 dev-mqueue.mount - POSIX 消息队列文件系统...
挂载 dev-mqueue.mount▒▒POSIX消息队列文件系统...
[ 4.680049] systemd[1]: 正在挂载 sys-kernel-debug.mount - 内核调试文件系统...
正在挂载 sys-kernel-debug.… - 内核调试文件系统...
[ 4.709270] systemd[1]: sys-kernel-tracing.mount - 由于未满足条件检查 (ConditionPathExists=/sys/kernel/tracing),内核跟踪文件系统被跳过。
[ 4.724518] systemd[1]: kmod-static-nodes.service - 创建静态设备节点列表由于未满足条件检查 (ConditionFileNotEmpty=/lib/modules/6.6.52-rt43-gd377c9049508-dirty/modules.devname) 而被跳过。
[ 4.757545] systemd[1]: 正在启动 [email protected] - 加载内核模块 configfs...
正在启动 modprobe@configfs…m - 加载内核模块 configfs…
[ 4.788352] systemd[1]: 正在启动 modprobe@dm_mod.service - 加载内核模块 dm_mod...
启动 modprobe@dm_mod.s…[0m- 加载内核模块 dm_mod...
[ 4.816731] systemd[1]: 正在启动 [email protected] - 加载内核模块 drm...
启动 [email protected] - 加载内核模块 drm...
[ 4.848481] systemd[1]: 正在启动 modprobe@efi_pstore.service - 加载内核模块 efi_pstore...
正在启动 modprobe@efi_psto…- 加载内核模块 efi_pstore…
[ 4.876748] systemd[1]: 正在启动 [email protected] - 加载内核模块 fuse...
正在启动 [email protected]…e - 加载内核模块 fuse…
[ 4.904963] systemd[1]: 正在启动 [email protected] - 加载内核模块 loop...
正在启动 [email protected]…e - 加载内核模块 loop…
[ 4.928580] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - 由于条件检查未满足 (ConditionPathIsReadWrite=!/),已跳过对根设备的文件系统检查。
[ 4.968886] systemd[1]: 正在启动 systemd-journald.service - 日志服务...
正在启动 systemd-journald.service - 日志服务...
[ 5.004486] systemd[1]: 正在启动 systemd-modules-load.service - 加载内核模块...
正在启动 systemd-modules-l…rvice - 加载内核模块...
[ 5.031531] systemd[1]: 正在启动 systemd-network-generator.service - 从内核命令行生成网络单元...
从内核命令行启动 systemd-network-g… 单元…
[ 5.084818] systemd[1]: 正在启动 systemd-remount-fs.service - 重新挂载根文件系统和内核文件系统...
正在启动 systemd-remount-f…nt 根文件系统和内核文件系统...
[ 5.115743] systemd[1]: 正在启动 systemd-udev-trigger.service - 冷插拔所有 udev 设备...
正在启动 systemd-udev-trig…[0m - 冷插拔所有 udev 设备…]
[ 5.136505] EXT4-fs (mmcblk2p3): 重新挂载 057d8de8-a7e7-4440-9fea-c9670c0c5df9 r/w。配额模式:无。
[ 5.153130] systemd[1]: 已启动 systemd-journald.service - 日志服务。
[确定] 已启动 systemd-journald.service - 日志服务。
[确定] 已挂载 dev-hugepages.mount - 大页文件系统。
[确定] 已挂载 dev-mqueue.mount▒▒-POSIX 消息队列文件系统。
[确定] 已挂载 sys-kernel-debug.m…nt - 内核调试文件系统。
[确定] modprobe@configfs 已完成…[0m - 加载内核模块 configfs。
[确定] modprobe@dm_mod.s…e 已完成- 加载内核模块 dm_mod。
[确定] [email protected] 已完成 - 加载内核模块 drm。
[确定] modprobe@efi_psto…m 已完成 - 加载内核模块 efi_pstore。
[确定] [email protected] 已完成 - 加载内核模块 熔丝。
[确定] [email protected] 已完成 - 加载内核模块循环。
[确定] systemd-modules-l…服务已完成 - 加载内核模块。
[确定] 已完成内核命令行中的 systemd-network-g…rk 单元。
[ OK ] 完成 systemd-remount-f…挂载根文件系统和内核文件系统。
[确定] 已达到目标网络预…获取 - 网络准备。
正在挂载 sys-kernel-config…内核配置文件系统…
正在启动 systemd-journal-f…h 将日志写入持久存储…
[ 5.501074] systemd-journald[137]: 收到客户端请求以刷新运行时日志。
正在启动 systemd-random-se…ice - 加载/保存随机种子...
正在启动 systemd-sysctl.se…ce- 应用核变量...
正在启动 systemd-sysusers.…服务 - 创建系统用户...
[确定] systemd-udev-trig…e 完成 - 冷插拔所有 udev 设备。
[确定] 已挂载 sys-kernel-config...内核配置文件系统。
[确定] 已完成 systemd-journal-f…ush 日志到持久存储。
[确定] systemd-sysctl.service 已完成 - 应用内核变量。
启动 ifupdown-pre.serv…同步ifupdown 启动...
[确定] systemd-sysusers.service 已完成 - 创建系统用户。
正在启动 /dev 中的 systemd-tmpfiles-…ate 静态设备节点...
[ OK ] 已完成 systemd-tmpfiles-…在 /dev 中创建静态设备节点。
[确定] 已达到本地文件系统准备目标 local-fs-pr…
[确定] 已达到目标 local-fs.target - 本地文件系统。
正在启动 systemd-tmpfiles-…te 系统文件和目录...
正在启动 systemd-udevd.ser…ger 以处理设备事件和文件…
[确定] systemd-tmpfiles-…eate 系统文件和目录已完成。
正在启动 systemd-timesyncd… - 网络时间同步…
正在启动 systemd-update-ut…rd 系统启动/关闭(UTMP 模式)...
[确定] systemd-update-ut…cord 系统启动/关闭(UTMP)完成。
[确定] 已启动 systemd-udevd.serv…设备事件和文件管理器。
正在启动 systemd-networkd.…ice - 网络配置...
[确定] 找到设备 dev-ttymxc1.device - /dev/ttymxc1。
[确定] 已启动 systemd-timesyncd.…0m - 网络时间同步。
[确定] 已达到目标 sysinit.target - 系统初始化。
[确定] 已启动 systemd-tmpfiles-c… 清理临时目录。
[确定] 已达到目标时间设置。目标 - 系统时间设置。
[确定] 已启动 apt-daily.timer - 每日 apt 下载活动。
[确定] 已启动 apt-daily-upgrade...合适的升级和清洁活动。
[确定] 已启动 dpkg-db-backup.tim…每日 dpkg 数据库备份定时器。
[确定] 已启动 e2scrub_all.timer▒▒etadata检查所有文件系统。
[确定] 启动 fstrim.timer - 每周丢弃一次未使用的块。
[确定] 已启动 logrotate.timer - 日志文件每日轮换。
[确定] 已启动 man-db.timer - 每日 man-db 再生。
[确定] 已启动 sysstat-collect.ti…每 10 分钟使用一次会计工具。
[确定]启动了sysstat-summary.ti…的昨天的流程会计。
[确定] 已达到目标计时器。target - 计时器单位。
[确定] 正在监听 dbus.socket▒▒-D-Bus系统消息总线插座。
[确定] 已达到目标[6.421751] cfg80211:加载 regulatory.db 失败
t sockets.target - Socket 单元。
[确定] 已达到目标 basic.target - 基本系统。
[确定] 已启动 cron.service -…后台程序处理守护进程。
正在启动 dbus.service - D-Bus 系统消息总线...
[ 6.524255] imx-sdma 30bd0000.dma-controller:直接加载 imx/sdma/sdma-imx7d.bin 固件失败,错误代码 -2

[ 6.537384] imx-sdma 30bd0000.dma-controller:回退到 sysfs 备选方案:imx/sdma/sdma-imx7d.bin
[确定] 已启动 firmwared.service - Linux 固件加载守护进程。
[ 6.563260] imx-sdma 30bd0000.dma-controller:未找到外部固件,使用ROM固件
正在启动 kexec-load.service…B:使用 kexec 加载内核映像...
启动 lm-sensors.service…硬件监控传感器...
启动 platcfg.service▒▒r各种 NXP i.MX/LS 平台……
[确定] 已启动 seatd.service - 座位管理守护进程。
[ OK ] 已使用 ipsec.conf 启动 strongswan-starter…Ev1/IKEv2 守护进程。
正在启动 sysstat.service - 重置系统活动日志...
启动 systemd-logind.se…ice用户登录管理...
[确定] 已启动 systemd-networkd.service - 网络配置。
[确定] ifupdown-pre.serv 已完成…同步启动 ifupdown。
[确定] e2scrub_reap.serv…ine 已完成ext4 元数据检查快照。
[确定] sysstat.service 已完成 - 重置系统活动日志。
[确定] lm-sensors.service…alize 已完成硬件监控传感器。
[确定] 已启动 kexec-load.service…LSB:使用 kexec 加载内核映像。
[确定] 找到设备 dev-mmcblk2p1.device - /dev/mmcblk2p1。
[确定] 已达到目标 usb-gadget.…m- 硬件激活的USB设备。
正在启动 networking.service - 启动网络接口...
正在启动 systemd-fsck@dev-… 对 /dev/mmcblk2p1 进行系统检查…
[确定] 已启动 systemd-fsckd.serv…tem检查守护进程以报告状态。
[ OK ] 完成对 /dev/mmcblk2p1 的 systemd-fsck@dev-…le 系统检查。
[ 7.297245] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0: 注册 MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0
[ 7.305583] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0:未找到功能安全支持
[ 7.312850] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0:支持 IEEE 1588-2008 高级时间戳
正在挂载 启动.mount - /启动...
[ 7.324878] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0:已注册 PTP 时钟
[ 7.336555] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0: FPE 工作队列启动
[ 7.343570] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0:正在配置固定/RGMII ID 链路模式
[ 7.353100] imx-dwmac 30bf0000.ethernet eth0:链路已连接 - 1Gbps/全双工 - 流控已关闭
[ 7.353244] EXT4-fs (mmcblk2p1): 已挂载文件系统 45d36d6d-da2c-4fa0-ae4f-46086176bf89 读/写,数据模式为有序模式。配额模式:无。
[ 7.354853] 8021q:将 VLAN 0 添加到设备 eth0 的硬件过滤器
[确定] 已挂载 boot.mount - /boot。
[ 7.484902] realtek-mdio stmmac-1:00 eth1:正在配置 phy/gmii 链路模式
[ 7.499221] 8021q:在设备 eth1 上将 VLAN 0 添加到硬件过滤器
[ 7.722835] realtek-mdio stmmac-1:00 eth2:正在配置 phy/gmii 链路模式
[ 7.758421] 8021q:在 eth2 设备上将 VLAN 0 添加到硬件过滤器
[确定] 网络服务已完成 - 启动网络接口。
[ 7.988116] random: crng 初始化完成
[确定] systemd-random-se…服务已完成 - 加载/保存随机种子。
[确定] 已启动 dbus.service - D-Bus 系统消息总线。
正在启动 wpa_supplicant.service - WPA 请求程序...
[确定] 已启动 systemd-logind.service - 用户登录管理。
[确定] 已启动 wpa_supplicant.service - WPA 请求程序。
[确定] 已达到目标网络。target - 网络。
正在启动 mosquitto.service - Mosquitto MQTT 代理...
正在启动 ssh.service - OpenBSD 安全外壳服务器...
正在启动 systemd-hostnamed.service - 主机名服务...
正在启动 systemd-user-sess…vice - 允许用户会话…
[确定] systemd-user-sess…服务已完成 - 允许用户会话。
[确定] 已启动 [email protected] - Getty on tty1。
[确定] 已启动 serial-getty@ttymx…ice - ttymxc1 上的 Serial Getty。
[确定] 已达到目标 getty.target - 登录提示。
[确定] 已启动 systemd-hostnamed.service - 主机名服务。
[确定] 已启动 ssh.service - OpenBSD 安全外壳服务器。
[确定] 已启动 mosquitto.service - Mosquitto MQTT 代理。
[确定] 已达到目标 multi-user.target - 多用户系统。
[确定] 已达到目标 graphic.target - 图形界面。
正在启动 systemd-update-ut… 以 UTMP 格式记录运行级别更改…
[确定] platcfg.service▒▒for 已完成各种 NXP i.MX/LS 平台。
[确定] systemd-update-ut… 已完成 - 以 UTMP 格式记录运行级别更改。

Debian GNU/Linux 12 imx8mpevk ttymxc1

NXP Linux SDK 2506 Debian 服务器(针对 NXP 特定硬件加速进行了优化)
imx8mpevk 登录:root
密码:
Linux imx8mpevk 6.6.52-rt43-gd377c9049508-dirty#1 SMP PREEMPT 2026年7月2日星期四 11:19:58 CST aarch64

Debian GNU/Linux 系统附带的程序均为自由软件;
每个项目的具体分配条款均在以下文件中描述:
/usr/share/doc/*/copyright 中的单个文件。

Debian GNU/Linux 绝对不提供任何形式的担保。
在适用法律允许的范围内。
root@imx8mpevk:~#
root@imx8mpevk:~# modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf
[ 27.658951] mlan:加载外部模块会污染内核。
[ 27.688908] wlan:正在加载 MWLAN 驱动程序
[ 27.693279] wlan:向总线驱动程序注册...
[ 27.697621] vendor=0x02DF device=0x9149 class=0 function=1
[ 27.703270] 附加 moal 句柄操作,卡接口类型:0x105
[ 27.709133] rps 从模块参数设置为 0
[ 27.713466] SD8987:从用户配置文件获取初始化模块参数
[ 27.718305] 卡类型:SD8987,配置块:0
[27.722765]cfg80211_wext=0xf
[ 27.725757] max_vir_bss=1
[ 27.728391] cal_data_cfg=none
[ 27.731362] ps_mode = 1
[ 27.733821] auto_ds = 1
[ 27.736295] host_mlme=启用
[ 27.739186] fw_name=nxp/sdiouart8987_combo_v0.bin
[27.743918]SDIO:max_segs = 128 max_seg_size = 65535
[ 27.748647] rx_work=1 cpu_num=4
[27.751795]启用moal_recv_amsdu_packet
[ 27.755832] 附加 mlan 适配器操作。card_type 为 0x105。
[ 27.762044] wlan:启用 TX SG 模式
[ 27.765551] wlan:启用 RX SG 模式
[ 27.776176] 请求固件:nxp/sdiouart8987_combo_v0.bin
[ 28.073628] WLAN:固件下载完成,固件长度=626584,已下载 617556
[ 28.944747] WLAN 固件已激活
[ 28.947734] on_time 为 28943658375
[ 29.003401] VDLL 映像:长度=9028
[ 29.006743] 固件国家代码 WW 与美国不匹配
[ 29.012026] fw_cap_info=0x181d6f03,dev_cap_mask=0xffffffff
[ 29.017672] max_p2p_conn = 8, max_sta_conn = 8
[ 29.022438] SDIO 接收聚合:1 块大小=512
[ 29.026600] wlan:启用 RX SG 模式
[ 29.030117] mpa_rx_buf_size=65280
[ 29.054744] 注册 NXP 802.11 适配器 mlan0
[ 29.061163] 注册 NXP 802.11 适配器 uap0
[ 29.069437] 注册 NXP 802.11 适配器 wfd0
[ 29.073887] wlan: 版本 = SD8987----16.92.21.p142.3-MM6X16505.p4-GPL-(FP92)
[ 29.083234] wlan:已完成向总线驱动程序注册
[ 29.088229] wlan:驱动程序已成功加载
root@imx8mpevk:~# [ 29.430504] wlan: mlan0 开始扫描
[ 33.741685] wlan:扫描完成:已扫描接入点数量=6

root@imx8mpevk:~#
root@imx8mpevk:~# mod[ 38.754412] wlan: mlan0 开始扫描
探针 btnxpuart
[ 43.549431] btnxpuart serial0-0: ipg 时钟已启用,速率=80000000
[ 43.555634] btnxpuart serial0-0:每个时钟周期启用,速率=80000000
root@imx8mpevk:~# [ 43.743746] wlan: 扫描完成:扫描的接入点数量=14
[ 44.580103] Bluetooth: hci0: FW 已在运行。
[ 46.628430] Bluetooth: hci0: 操作码 0x0c03 失败: -110
[ 48.756247] wlan: mlan0 开始扫描
[ 53.744943] wlan:扫描完成:已扫描接入点数量=16
[ 53.753462] wlan:计划扫描开始

Re: Bluetooth on i.MX8MP

你好@wanggg


你目前使用的是哪款8MP主板?能否分享一下硬件连接方式?


顺祝商祺!

肖恩

Re: Bluetooth on i.MX8MP

你好@shaun_wu

我已经找到了硬件问题所在。感谢您的帮助。

Re: Bluetooth on i.MX8MP

嗨@wanggg

请问这里的问题是什么?我也遇到了同样的问题。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-18-2026 02:30 AM
Updated by: