2391009_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2391009_ja-JP

2391009_ja-JP

imx93のTPM EXTCLK ALT機能でサポートされる最大パルス周波数

こんにちは、

TPM EXTCLK(tpm6)がサポートする最大パルス周波数を教えていただけますか。EXTCLK)IMX93プロセッサのピンについて?

よろしくお願いいたします。
アヌシュリー

Re: Maxmimum pulse frequency supported by TPM EXTCLK ALT function in imx93

i.MX93のTPM6 EXTCLK制限は、単体パッドの最大値として規定されているのではなく、TPMカウンタクロックを基準として規定されています。入力は使用前に同期されるため、外部クロックソースはTPMカウンタクロック周波数の半分未満でなければなりません。

tpm6_clk_root の場合、i.MX93 クロック ルート テーブルには最大周波数83.33 MHzが記載されています。したがって、TPM6がその最大速度でクロックされている場合、それがtpm6の実用的な上限となります。EXTCLKパルスは以下の通りです:

yipingwang_0-1783409847696.pngyipingwang_0-1783409847696.png

TPM制御レジスタは、TPM6がEXTCLKの立ち上がりエッジ、または両方のエッジでカウントできることを確認し、信号はTPMカウンタークロックに同期されています。また、EXTCLKを選択した場合でも、TPMプリスケーラは引き続き使用されることに注意してください。

TPM6カウンタクロックが最大83.33MHzの場合にのみ<41.7MHzを使用し、それ以外の場合はEXTCLK < TPMカウンタクロック/2を使用します。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-07-2026 02:35 AM
更新者: