2391124_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2391124_ja-JP

2391124_ja-JP

v4l2h265encは入力フレームの順序を保持しますか?

i.MX95では、リアルタイムのメタデータ挿入にv4l2h265encを使用しています。

メタデータはエンコーダの後にアクセスユニットごとに注入されるため、出力アクセスユニットが入力された生フレームとは異なる順序で送信できるかどうかを知る必要があります。

  • i.MX95 HEVCエンコーダーはBフレームを生成しますか?
  • はいの場合、それらを無効にするためのV4L2制御はありますか?
  • 出力アクセスユニットは入力順序を保つことはCAN?
  • 低レイテンシの構成が推奨されていますか?

現在のパイプラインは以下のようになっています。

... ! v4l2h265enc ! h265parse ! custom_sei_injector ! rtph265pay

よろしくお願いします、

心から、

LM

Re: Does v4l2h265enc preserve input frame order?

こんにちは、

1.リファレンス・マニュアルによると、i.MX95 H.265/HEVCエンコードはI/P映像のみで、Bフレームは生成されません。

2. それらを無効にする必要はありません。

3. エンコーダはI/P画像のみを生成し、Bフレームをエンコードしないため、順序変更を考慮する必要はありません。

4. 低遅延チューニングは、Bフレームを無効にするのではなく、実際のV4L2コントロール、DMAバッファIO、下流バッファリングに焦点を当てるべきです。参考文献としてこちらの投稿を参考にしてください:

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Graphics/i-MX95-VPU-H265-latency-and-performance-v4l2h265enc-v4l2h...

よろしくお願いいたします。 

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-07-2026 03:26 AM
更新人: