2067548_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2067548_ja-JP

2067548_ja-JP

LPC1549 点滅、ちくしょう、点滅!

私はLPC1549を専用基板に搭載しており、periph_blinkyサンプルを使用してMCUExpressoの使い方を習得しようとしています。ビルドとフラッシュは正常に完了しました。開発ボードに搭載されていないため、LEDピンを再割り当てする必要があります。systick.c にはそれが明確に示されていますLEDピンの設定が行われているファイル:

Board_LED_Set(0, false);

Board_LED_Set(1, true );


しかし、ピンの定義がどこにあるのか見つかりません。ピン「0」と「1」の定義はどこで確認できますか?それらをPIO0_22とPIO0_23に変更する必要があります。

よろしくお願いします!

Re: LPC1549 blink darn you, blink!

こんにちは、 @DanielLongoさん

board.cで見つけられます

Harry_Zhang_0-1782879080472.png


デフォルトのピン「0」と「1」は25 3です

PIO0_22とPIO0_23に変更したい場合は、
変える必要があるのは
#define MAXLEDS 3
static const uint8_t ledpins[MAXLEDS] = {22, 23, 1};
static const uint8_t ledports[MAXLEDS] = {0, 0, 1};

これがあなたのお役に立てば幸いです。

BR

ハリー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-02-2026 03:29 AM
更新者: