Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32N55: RTD API 可禁用流闸门 队员们好 根据 S32N55 参考手册,必须先禁用 Stream Gate 实例,然后才能在 1588 计时器中更改 TMROFF_H/L。 请问目前是否有禁用 RTD 中流门功能的 API? BR, Bridget RTD Re: S32N55: RTD API to disable the Stream Gate 您好, ,我将再次查看用户手册并向您确认。 Re: S32N55: RTD API to disable the Stream Gate 你好@Bridget 根据 S32N_RTD_R21-11_1.8.0_CD07 的用户手册,要启用/禁用流闸门,可以在配置工具(EB Tresos)上进行设置: 设置 EthCtrlConfigEnableStreamGating = FALSE Re: S32N55: RTD API to disable the Stream Gate HiCuong、 在某些情况下,例如在 gPTP 同步期间,可能需要在运行时更新 TMROFF_H/L 的值。根据 S32N55 参考手册,必须先禁用 Stream Gate 实例,然后才能在 1588 计时器中修改 TMROFF_H/L。 在这种情况下,我认为需要一个 API 来禁用/启用流门功能。您提到的 EB 配置似乎无法处理这种情况。 请问 RTD 目前是否有禁用/启用流闸门功能的 API? BR, Bridget
View full article
MCX W71 Knowledge Hub MCX W71 无线微控制器采用 96 MHz Arm® Cortex®-M33 内核,搭配支持 Matter™、Thread®、Zigbee® 和 Bluetooth® 低功耗的多协议无线电子系统。独立的无线电子系统拥有专用内核和内存,可减轻主 CPU 的负担,使其专注于主要应用,并支持固件更新以适配未来的无线标准。MCX W71x 还通过集成的 EdgeLock® 安全飞地核心配置文件提供高级安全性,并将由 NXP 的 EdgeLock 2GO 云服务支持凭证共享。 MCX W71x 系列可作为单芯片解决方案支持工业和物联网设备,也可在托管架构中用作协处理器。   MCX W71 Block DiagramMCX W71 框图 文件 MCX W71 参考手册 MCX W71 数据表 Errata Secure Reference 手册** 认证 评估板 FRDM-MCXW71页面 FRDM-MCXW71 原理图 FRDM-MCXW71设计文件 FRDM-MCXW71 用户手册 FRDM-MCXW71 入门指南 应用笔记 AN14398:如何在 FRDM-MCXW71 上使用 RTC 本应用笔记介绍了如何在 BLE 演示中配置和使用 RTC 外设。 AN14416:在 FRDM-MCXW71 蓝牙低功耗连接协议栈上启用看门狗定时器模块 本应用笔记介绍了在连接协议栈演示中实现 WDOG 定时器的过程。 AN14396:MCX W71 将 OTAP 客户端服务集成到蓝牙低功耗外设设备中 本应用笔记提供了将空中编程客户端服务集成到 BLE 外设设备中的步骤和流程。 AN14391:MCX W71 负载牵引报告 本应用笔记介绍了负载牵引特性的测量方法和相关结果。 AN14394:使用 OTAP 工具为 MCX W71 创建固件更新镜像 本应用笔记提供了通过 OTAP 在 MCX W71 板上创建和升级镜像的步骤。  AN14389:MCXW71 蓝牙低功耗功耗分析 本应用笔记提供了有关 MCXW71 无线微控制器的功耗、硬件设计以及低功耗运行优化的信息。  AN14387:MCXW71 电源管理硬件 本应用笔记介绍了 MCXW71 微控制器中专门用于电源管理的不同模块的使用方法。 AN14399:MCXW71 针对 802.15.4 应用的连接测试本应用笔记介绍了如何使用连接测试工具执行 MCXW71 802.15.4 射频性能测试。 AN14374:用于蓝牙低功耗和 IEEE 802.15.4 应用的 FRDM-MCXW71 射频系统评估报告 本应用笔记提供了 FRDM-MCXW71 板在 BLE(2FSK 调制)和 IEEE 802.15.4(OQPSK 调制)应用中的射频评估测试结果,还介绍了可用于执行测试的设置和工具。  AN14427:MCXW71 在线编程工具 本应用笔记提供了将 MCXW71 微控制器引导至 ISP 模式并建立各种串行连接以与微控制器通信的步骤。 AN14397:量产期间通过串行线调试为应用程序和无线电固件编程 MCXW71 闪存本应用笔记介绍了在量产中通过 SWD 编写、烧录和编程所有必要设置的步骤。 Zigbee 协议 Zigbee 3.0 入门:本应用笔记为开发你自己的 Zigbee 3.0 设备固件提供了最佳起点指导。 Zigbee 3.0 基础设备模板:本应用笔记提供了示例应用程序,以演示采用恩智浦 DK006 Zigbee 3.0 微控制器的 Zigbee 3.0 网络中基础设备的特性和操作。 Zigbee 3.0 设备开发:本应用笔记介绍了如何以基础设备模板终端设备应用程序为起点开发 Zigbee 3.0 开关传感器。本应用笔记中描述的开关传感器基于 Zigbee 照明和占用(ZLO)设备规范中的 Zigbee 设备类型。 Zigbee 3.0 灯泡:本应用笔记为采用 NXP DK006 无线微控制器的 Zigbee 3.0 网络中的灯泡提供了示例应用程序。 Zigbee 3.0 物联网控制桥:本指南提供了允许用户使用图形用户界面(GUI)连接到控制桥的信息,该界面模拟主机来操作 Zigbee 网络。它还描述了用于与控制桥接口的串行协议,以及所有相关命令和响应的有效负载。 Zigbee 3.0 绿色功率设备:本应用笔记为开发你自己的 Zigbee 3.0 设备固件提供了最佳起点指导。 Zigbee 3.0 传感器:本应用笔记为采用恩智浦 DK006 Zigbee 3.0 无线微控制器的 Zigbee 3.0 网络中的传感器提供了示例应用程序。 Zigbee 3.0 控制器和开关:本应用笔记为采用恩智浦 DK006 无线微控制器的 Zigbee 3.0 网络中的控制器和开关提供了示例应用程序。本应用笔记还包括 Zigbee 3.0 网络中典型的 Zigbee 绿色功率 (GP) 能量收集开关的示例。 Zigbee 3.0 集群开发:本应用笔记介绍了如何以基础设备模板路由器设备应用程序为起点开发 Zigbee 3.0 窗帘设备。本应用笔记有两种使用方式: 作为使用最终步骤中创建的功能示例创建窗帘设备的起点。 作为创建 NXP ZCL 实现中未包含的设备和集群(包括制造商特定设备和集群)的指南。 支持 如果你有关于 MCX W71 的问题,请在我们的无线微控制器社区中提出你的问题!此处 有用链接 使用 KW45/KW47/MCXW71/MCXW72 的信号频率分析仪 (SFA) 模块进行时钟测量 - NXP 社区:该社区提供了如何使用信号频率分析仪的步骤 首次正确构建 KW45(汽车)或 K32W1/MCXW71(物联网 / 工业)PCB 的最佳方法 - NXP 社区:在该社区中提供了使用 KW45 或 K32W148 和 MCXW71 构建 PCB 的重要链接,以及所有与无线电性能、低功耗和无线电认证 (CE/FCC/ICC) 相关的内容。 如何在 Kinetis 系列产品上使用 HCI_bb 并进入 DTM 模式:本文分为两部分: 如何将HCI_bb二进制文件烧录到Kinetis产品中。 使用 R&S CMW270 进行射频测量 BLE HCI 应用程序设置发射机/接收机测试命令:本文提供了相关步骤,展示用户如何向设备发送串行命令。 Bluetooth LE HCI 黑盒快速入门指南:本文介绍了一个简单流程,能让用户通过串行命令控制无线电。 培训 MCX W71培训,安全MCU用于Matter、Zigbee、BLE MCX W系列培训 - NXP社区 设备 无线设备:本文提供了有助于项目开发的设备链接。 开发工具 NXP MCUXpresso:MCUXpresso IDE 提供高级编辑、编译和调试功能,此外还有针对微控制器的特定调试功能。支持与所有通用 Arm Cortex-M 的连接。 VSCode: MCUXpresso for Visual Studio Code (VS Code) 为嵌入式开发人员优化了代码编辑和开发体验。 Zephyr RTOs  NXP Application Code Hub:应用代码中心 (ACH) 存储库使工程师能够轻松找到由我们内部专家开发的微控制器软件示例、代码片段、应用软件包和演示。该平台提供了一种快速、简便且一致的方式来查找微控制器应用。 NXP SPSDK:是一个统一、可靠且易于使用的Python SDK库,适用于 NXP MCU 产品组合,为客户快速制作原型到生产部署提供坚实的基础。 NXP SEC工具: MCUXpresso安全配置工具是一款基于 GUI 的应用程序,用于简化在 NCP MCU 设备上生成和配置可启动的可执行文件。 NXP OTAP Tool: 是一款帮助用户对 NXP 开发板执行空中固件更新的应用程序。 ** 获取安全文件需要申请额外访问权限。 FRDM 培训 动手实践培训 协议:802.15.4 协议:BLE -> 连接性 协议:蓝牙 协议:Matter 协议:Thread 协议:Zigbee
View full article
mk64 从闪存 0xE5FF8 读取数据会导致总线故障 你好, 我有一款运行 MK64FN01M 的板,与 frdm_K64 的板类似。 我确实在存储CRC的最后一个字节上存储了闪存中的设置。 对于板上的一个扇区,我在阅读该部分时出现总线故障 该代码调用了从 0xE5FF8 到 RAM 的简单 memcpy,长度为 8 字节。 该代码中的该函数之前被不同的内存部分调用过。 只有在这些位置上,代码才会崩溃。 当我把这个扇区移到其他位置时,它就能正常工作了。 是否知道为什么特定内存会出现问题? 谢谢,阿迪布 Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault 你好@theadib 请先擦除整个扇区,然后写入与 8 字节边界对齐的设置数据(包括 CRC)。不要对同一 8 字节短语执行部分更新。然后,继续进行读取操作。   BR 爱丽丝 Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault 你好,爱丽丝,感谢您的回复。 总线故障发生在读取操作期间(来自闪存位置的 memcpy)使用常规闪存地址会导致总线故障的原因 是什么? 之前没有写入操作。 是否有可能持续"阻止/保护" 闪存的读取。 我的程序在其他设备上运行正常。 有什么想法吗? 谢谢,阿迪布 Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault 你好@theadib 有 FSEC 寄存器。FSEC 中的高效密码学标准(SEC) 位决定了 MCU 处于安全还是不安全状态。虽然它可以控制整个 MCU,但在你的情况中,只有部分内存无法读取,所以我认为这不是原因。 有可能是上一次写入操作过程中发生了错误,因此我建议先擦除内存,然后再次读取以检查是否正常工作。   谢谢!   BR 爱丽丝   Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault 你好@Alice_Yang, 也许这个问题与我使用世纪佳缘 JLink 时发现的一些奇怪行为有关。 当我在 JLink 中使用 MK64FN1M0XXX12 连接到我的 MK64FN1MOVLQ12 时: 设备 mk64fn1moxxx12 如果 SWD 速度 1000 connect erase loadbin imagefile.bin 0 通常 jLink 会声称设备在擦除后受到保护。 并提出了所附的对话。 我本以为在执行擦除命令后设备不受保护且不安全。 使用 JLink 完全擦除闪存并加载新映像的首选顺序是什么? 。 预先致谢 Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault 您好@Alice_Yang 很抱歉打扰您...... ,我现在已经找到了根本原因,即向同一地址重复写入相同数据。 这种情况不应该发生在没有错误的代码中 😉 但是, ,第二次写入会返回错误代码 ,但随后即使读取该扇区也会导致 BUS_FAULT 陷阱。 有没有可能在一次访问导致整个程序崩溃之前检查扇区状态? 这样,我就可以再次正确擦除扇区,并将扇区置于正确的状态。 ?? 我已经查看了参考手册第 29.4.10.2 节中的 FSFE 描述闪存命令。 但我没有看到一条命令可以"测试" 程序存储器中的一个扇区。 我是不是漏掉了什么? 这样,我就能制作出更具弹性的应用程序,在重启后检查闪存状态。 预先致谢, Adib Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault 你好@theadib 使用 J-Link 擦除时,同一芯片有两种选择。请选择没有 “允许网络安全” 的设备名称;这样,擦除后将无法保护设备名称。 谢谢。 BR 爱丽丝 Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault 你好@theadib 用上市 “擦除闪存扇区” 命令后,FRFE 会擦除所选闪存,然后验证其是否已擦除。如果擦除验证失败,则 FSTAT[MGSTAT0] 位被置位。 在擦除闪存扇区操作 完成后,CCIF 标志被置位。擦除闪存扇区命令可挂起(参见 FCNFG[ERSSUSP] 位和图 29-11)。 BR 爱丽丝
View full article
使用 PN7160 — P2P 与 Type-4 标签模式在两个 Linux 板之间共享 Wi-Fi DPP 凭证? 您好,NXP团队, 我正在使用 PN7160 NFC控制器和恩智浦 Linux NFC 堆栈在两个 Linux 板(联发科 Genio 510 EVK)之间进行 Wi-Fi 接入 : https://github.com/NXPNFCLinux/linux_libnfc-nci 系统设置 Board-1 (M1) 使用 hostapd 充当 Wi-Fi 接入点 (AP) PN7160 支持 NFC Board-2 (M2) 使用 wpa_supplicant 充当 Wi-Fi 站 (STA) PN7160 支持 NFC 目前是 手动配置凭证时,Wi-Fi 接入点/STA 连接正常工作 nfcDemoApp 中的 NFC 读/写和轮询示例正常工作 目标 我想使用以 NFC 作为引导通道的 Wi-Fi DPP(Easy Connect)自动配置从 M1(AP)到 M2(STA)的 Wi-Fi 凭证 ,这 与 Wi-Fi 联盟的入门操作类似。 问题 1.NFC 模式选择 对于两块板之间的 Wi-Fi DPP 凭证配置: 是否应使用NFC 点对点(P2P / LLCP / SNEP)模式? 还是应该在接入点侧使用Type-4 Tag 仿真(NDEF、application/vnd.wfa.wsc 或 DPP URI),由 STA 充当 NFC 读卡器? 从Wi-Fi联盟的参考资料来看,NFC似乎主要用作引导渠道,但我想确认一下在使用 PN7160 时推荐的NFC模式。 2.使用恩智浦 demoapp 使用现有的linux_libnfc-nci demoapp 示例: 能否将Type-4 标签仿真示例扩展到: 在 M1(接入点)上模拟 Wi-Fi 配置标签 向 M2(STA)提供 Wi-Fi 接入数据 对于 Wi-Fi DPP 上载,推荐还是不推荐使用NFC P2P + SNEP? 3.Wi-Fi DPP 集成 一旦在 M2 上接收到 NFC 数据: 是建议的流量: NFC → DPP 引导信息(URI/公钥) 然后使用 wpa_supplicant通过 Wi-Fi 进行 DPP 验证? 恩智浦是否有集成方面的参考示例或指南: PN7160 NFC 栈 Linux wpa_supplicant DPP 命令 可实现AP-STA 自动连接? 摘要 我正在寻求以下方面的指导: Wi-Fi DPP 的正确 NFC 模式(P2P 与 Type-4 标签 如何重复使用或扩展现有的恩智浦演示应用程序 推荐架构,用于在两个 Linux 板之间实现安全、符合 Wi-Fi 联盟标准的接入 如有任何参考、样本流程或最佳实践,将不胜感激。 感谢您的支持。 致以最崇高的敬意, Niranjan Re: Wi-Fi DPP credential sharing between two Linux boards using PN7160 – P2P vs Type-4 Tag mode? 感谢您对我们的产品感兴趣。 建议的解决方案是使用我们的 "连接 "标签之一。在您描述的设置中,我们建议在 M1 (AP) 主板上连接 NTAG 5 Link 板。主机在 Tag 中生成要读取的正确的 NDEF 消息,并为安全访问配置所需的凭据。   如果您想使用 SNEP,则需要在双方都安装 NFC 阅读器。这将增加成本和 P2P 的实施,需要额外的指令交换。这还需要额外的符合规范的软件开发工作。   请记住,在接入点端使用 NTAG 5,您需要根据 NDEF 消息和 Type 5 标签内存配置规范的 NFC 论坛规范构建 NDEF 消息。有必要同时购买两种规格。 在 M2 板上,您将需要像 PN7160 这样的 NFC 读取器,它可以读取 NDEF 并与 AP 建立连接。 希望这些信息对您有所帮助。 Re: Wi-Fi DPP credential sharing between two Linux boards using PN7160 – P2P vs Type-4 Tag mode? 你好@Fabian_R 谢谢你的澄清。 我知道使用SNEP 需要在双方都安装 NFC 读卡器,这会增加 BOM 成本,而且由于P2P 命令交换和根据 NFC 规范进行额外的软件开发,也会增加复杂性。 不过,对于我们的使用案例,我们希望进一步评估这种方法。 能否请您就基于 SNEP 的解决方案澄清以下几点: 建筑指导 两个 Linux 板都应该在启用 P2P 读取器/启动器模式下运行吗? 一个板应该充当 SNEP 服务器,另一个板充当 SNEP 客户端,还是两者都需要支持这两个角色? 软件堆栈要求 能否使用linux_libnfc-nci 协议栈和演示应用程序(如 SNEP 或 P2P 示例)来实现? 基于 SNEP 的凭据交换是否需要对 NFC 栈进行任何特定的配置更改? 数据交换流程 是否建议通过 SNEP 有效载荷交换Wi-Fi DPP 引导信息(QR URI / 公钥)? 通过 NFC 接收数据后,应用程序是否应该直接在注册者端触发信号 wpa_supplicant DPP 命令? 合规方面的考虑 在这种情况下,基于 SNEP 的 P2P 通信是否需要遵守NFC 论坛的强制合规要求? 有关使用 SNEP 在两个 Linux 主板之间传输 Wi-Fi DPP 凭证的详细分步流程或参考实施指南将对我们评估可行性非常有帮助。 感谢您的支持。 Re: Wi-Fi DPP credential sharing between two Linux boards using PN7160 – P2P vs Type-4 Tag mode? 您好,先生, 我们提供的应用程序接口支持客户端和服务器角色。有关使用和实施的详细信息,请查阅规范(SNEP 和 LLCP)。P2P 的相关函数和实用程序可在 NfcLibrary/NdefLibrary/src/P2P_NDEF.c 中找到。 关于数据交换流问题,可以在Wifi联盟规格文档中找到此信息:连接移交技术规范和Wifi Easy Connect规范(设备配置协议)。 请记住,我们无法提供这些文件的具体内容。请务必购买。
View full article
启用密码保护后无法移除 NTAG213 上的写保护 (AUTH0/ACCESS) 您好,NXP团队, 我正在使用 PN7160 NFC 控制器和恩智浦 Linux NF CDemoApp 处理 NTAG213 标签。 我的成功经验 我修改了nfcDemoApp (main.c),通过配置在 NTAG213 上启用只写密码保护: 工务司 包装 AUTH0 访问(prot = 0) 写保护正常工作: 移动 NFC 应用程序无法再写入 只有从我的应用程序中发送 PWD_AUTH 后,才能进行写入操作 将 AUTH0 RESET 为 0xFF 清除接入 重写配置页面 我还使用恩智浦 NFC TagInfo / NFC Tools应用程序在另一个 NTAG213 上启用了写保护,结果也达到了预期效果。 我面临的问题 现在,我在这两种情况下都 无法移除写保护: 使用我自己的代码 (nfcDemoApp) 使用恩智浦 NFC 工具/TagWriter移动应用程序 即使使用正确的密码 (PWD_AUTH) 进行了身份验证,但尝试:仍失败。 我的理解是 根据 NTAG213 数据表,我明白了: PWD_AUTH 应允许在 RF 会话期间写入受保护的页面 身份验证后,应该可以修改 AUTH0 和 ACCESS NTAG213 没有用于密码保护的永久锁定位(与锁字节不同) 但在实际操作中,我无法将标签恢复到未受保护的状态。 问题 启用 NTAG213 基于密码的写保护后,官方是否支持移除或禁用该保护? 成功设置 PWD_AUTH 后,AUTH0 和 ACCESS 页面是否可以写入,还是一旦设置后就永久受保护? 是否有将 NTAG213 恢复到可写(未受保护)状态的推荐顺序? 恩智浦 NFC Tools / TagWriter 是否能移除 NTAG213 上的密码保护,还是需要自定义原始命令处理? 身份验证后是否需要完全RESET(RF 会话RESET/电源重启)才能修改配置页面? 如果恩智浦团队能提供任何指导或说明,将非常有帮助。 感谢您的支持。 致以最诚挚的问候, Niranjan Re: Unable to remove write protection on NTAG213 after enabling password protection (AUTH0/ACCESS) 我使用 RFIDDiscover。它可以更改配置页面中的设置,取消保护。
View full article
ヘルプが必要です: RT1189 上の FlexSPI2 QSPI フラッシュからの起動 カスタム ハードウェア上でユーザー アプリケーションを起動しようとしています。このカスタム ハードウェアには、ポート A のプライマリ ピン グループを使用してコネクテッドされた FlexSPI2 QSPI フラッシュのみがあります。フラッシュ デバイスは、Micron MT25QU256ABA です。RT1189 (RT1189CVM8C) に搭載されたブート ROM がメモリを正しく構成せず、ブートに失敗します。ただし、NXP セキュア プロビジョニング ツールは、これに正常に読み取りと書き込みを行うことがCANできます。 フラッシュ構成ブロック (FCB) は、セキュア プロビジョニング ツールを使用して作成されました。 XIP ブート ヘッダーはイメージのコンパイル自体で無効化されました。代わりに、セキュア プロビジョニング ツールは、上記のスクリーンショットに示されている設定とまったく同じ設定を使用して、簡略化された UI から生成された FCB を使用するように構成されました。上記のスクリーンショットには表示されていませんが、「テスト接続」は成功しています。 さらに、セキュア プロビジョニング ツール (以下、「SPT」と呼びます) から外部メモリを構成するように要求された場合、FlexSPI2 メモリはプロセッサとツールによって正常に読み取ることができます。これを以下に図示します。 ユーザーがフラッシュ プログラマ ツールを開き、ポップアップで「はい」をクリックするか、「外部メモリの構成」ボタンをクリックすると、SPT は上記のフラッシュ構成ブロック設定を使用して、FlexSPI2 フラッシュ メモリをプログラミング用に初期化します。 以下のスクリーンショットは、完全なアプリケーション イメージ (FCB はオフセット 0x400、ユーザー アプリケーションはオフセット 0x1000) をフラッシュした後にキャプチャされたものです。 これにより、フラッシュ構成ブロックが正しいと考えられます。 RT1180 で次のヒューズ ビットが焼損しました。その他のヒューズビットはすべてデフォルトです。 BOOT_CFG0[6] (BT_FUSE_SEL) -> 1b、ヒューズからのブートを有効にする BOOT_CFG2[7] (FLEXSPI_INSTANCE) -> 1b、FlexSPI2を選択する(デフォルトはFlexSPI1) BOOT_MODE ピンを 000b (内部ヒューズからのブート) に設定すると、RT1189 は何もアクティビティを行いません。再度通信できるようにするには、「無限ループ」モードで起動し、その後シリアル ダウンローダー モードに戻す必要がありました。 BOOT_MODE ピンを 100b (「FlexSPI からのブート」) に設定すると、RT1189 は「スタック」したままになりますが、JLink デバッグ プローブによって停止できます。 BOOT_MODE 100b を使用して FlexSPI から起動しようとした後に停止すると、FlexSPI2 のメモリ領域を調べるとすべてゼロが表示されます。 ここで興味深いのは、「すべてゼロ」が RT1189 の FlexSPI2 メモリ領域のデフォルト状態と一致しないことです。次のスクリーンショットは、外部メモリを構成せずにシリアル ダウンローダー モードで起動した後にキャプチャされたものです。 最後にもう 1 つ: ユーザー アプリケーションの MCUXpresso サンプルのリンカー スクリプトが、FlexSPI2 から起動するように変更されました。 注意: スクリーンショットのキャプションには「0x14000000」と表示されていますが、コードで実際に使用されている値は「0x04000000」です。これはタイプミスです これは SPT に反映されています。 これらすべてを念頭に置いて、私の現在の理解は次のとおりです。 FCB は正しくなければなりません。そうでないと、SPT は FlexSPI2 バンク A に接続された外部フラッシュと対話できません。 ROM 自体は、起動時に、SPT とは異なる何らかの方法でこの外部メモリを初期化しようとしているはずです。RT1189 ブート ROM のソース コードがなければ、リバース エンジニアリングを行わずにデバッグを続けることはできませんが、NXP のお客様として、リバース エンジニアリングを行うつもりはありません。 私の質問: この動作を引き起こす設定の何が問題なのでしょうか? フラッシュの初期化に失敗する理由を理解するためにブート ROM をデバッグする方法はありますか? ありがとう!! Re: Help Needed: Booting from FlexSPI2 QSPI Flash on RT1189 数週間の努力の末、XIP ではなく ITCM (0xFFE00000) にリンクすることでプロセッサを起動することができました。ただし、このThreadはまだ関連性があります - FlexSPI2 上の XIP が正しく動作しないのはなぜですか? Re: Help Needed: Booting from FlexSPI2 QSPI Flash on RT1189 @Sam_Gao 、 ご返信ありがとうございます。 元の投稿で述べたように: ブートインスタンスの選択は、コメントとAN14589で指定されているものとまったく同じです。BOOT_CFG2[7]はFlexSPI2を選択するために書き込まれます。 アプリケーション コードは、指定どおりに FlexSPI2 メモリ マップ領域 (0x04000000) にリンクされます (m_start_flash が 0x04000000 に変更されます)。返信ではこれを「0x40000000」としていますが、これは上記のアプリケーション ノートや RT1189 のリファレンス マニュアルに記載されているとおり正しくありません。 FCB は予想されるオフセットに存在します。フラッシュ チップを動作中の MIMXRT1180EVK のものと交換してみましたが、それでもまだ動作しません。 ロジック アナライザを使用して、フラッシュ構成ブロックがブート ROM によって読み取られている可能性が高いことを判断できました。クロック速度はすぐに 30 MHz から 125 MHz に変化し、読み取りデータは SPI データ ラインを介して送信されます。 ブート ROM またはブート シーケンスをさらにデバッグできるメカニズムはありますか? Re: Help Needed: Booting from FlexSPI2 QSPI Flash on RT1189 こんにちは、 RT1189 のようなデバイス上の FlexSPI2 QSPI フラッシュからの起動に失敗する原因は、通常、いくつかの一般的な構成領域にあるようです。ここでは、潜在的な問題の詳細と、ブート ROM プロセスをデバッグして根本原因を特定する方法について説明します。 AN14589 を参照: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN14589.pdf 1. ブートインスタンスの選択を確認する: ブートROMに、デフォルトのFlexSPI1ではなくFlexSPI2を使用するように明示的に指示する必要があります。これは BOOT_CFG2[7] によって制御されます。 ヒューズまたはピン。BOOT_CFG2 BOOT_CFG2[7] が 1 に設定されている FlexSPI2 を選択する ブートインスタンスとして 。プライマリブートモードピン( BOOT_MODE[2:0] )シリアルNORフラッシュからブートするには、正しく設定する必要があります(例: '100') 2. アプリケーション リンカー アドレス: FlexSPI2 のブート可能なイメージをビルディングする場合、アプリケーション コードを FlexSPI2 メモリ マップから実行するようにリンクする必要があります。FlexSPI2 の開始アドレスは 0x40000000 です。プロジェクトのリンカー ファイルを変更して、フラッシュ開始アドレス ( m_flash_start ) を 0x40000000 に設定する必要があります (参照: AN14589 の 7 ページ)。 3. FCB: ブートROMには、外部QSPIデバイスを正しく初期化するために、フラッシュメモリの先頭(通常はオフセット 0x400 )に有効な512バイトの構成ブロックが必要です。このブロックが欠落しているか、破損しているか、使用している特定のフラッシュ チップと一致していない場合、ブート ROM はフラッシュとの通信に失敗します。詳細については、 https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#preparing-source-image-for-rt118x-devicesをご覧ください。 Re: Help Needed: Booting from FlexSPI2 QSPI Flash on RT1189 問題はないようです。 ブート ROM とブート シーケンスの詳細については、 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN14589.pdfを参照してください。 デバイスが「スタック」している場合は、リセットしないでください。JLink/デバッガーを使用して実行中のカーネルに直接アタッチし、次のレジスタの状態を確認します。例: プログラムカウンタ(PC): PC が 0x2xxxxxxx (ROM 領域) にある場合、ROM はまだ実行中であるか、無限ループに陥っています (たとえば、ペリフェラルの応答を待機している)。 PC が 0x002xxxxx (OCRAM) または別の RAM 領域を指している場合、ROM はジャンプを試みたものの、アプリケーションがクラッシュした可能性があります。 PC が 0x4000xxxx (FlexSPI2 AMBA 領域) を指していて、すべてゼロまたはバス エラーとして読み取られた場合、ジャンプは発生しましたが、XIP アクセスは失敗しました。
View full article
EB Tresos 29.0 问题 我使用离线激活功能激活了 EBtresos 29.0,但遇到了以下问题:处理响应时出现错误(50019、41200、10246)。如何解决这个问题?在尝试了很多次都没有成功后,我别无选择,只能使用离线激活。 Re: EB Tresos 29.0 Issue 你好 我不确定您采取了哪些步骤,但以下是 EB 提供的激活指南: 请参阅本章: 5.1.3.离线激活单个用户或评估许可证 如果您能提供更多细节,也许我能帮上忙。 顺祝商祺! Peter Re: EB Tresos 29.0 Issue @petervlna 您好,我使用的激活代码是B25C-AEBB-4319-BAB1(有效期至 06/30/2026),来自恩智浦官方网站。生成脱机激活文件 activation.xml 时显示了一个 失败。多次尝试后,activation.xml 文件仍显示为 失败.如何解决这个问题?非常感谢您的帮助。该软件是 EB Client License Administrator 1.5.1。 我还尝试用我的电脑生成激活请求文件,但用我同事的恩智浦账户生成的 activation.xml 文件仍显示为失败。 你是中国人吗?我们以后能用中文交流吗? Re: EB Tresos 29.0 Issue 你好 我刚刚测试了有效期到年底的新代码,激活成功。 您将在一天左右的时间内在恩智浦 SW 账户中找到它。 顺祝商祺! Peter Re: EB Tresos 29.0 Issue 你好 你是中国人吗?我们以后能用中文交流吗? 否。 点击这里查看。免费许可证库似乎已经枯竭: https://community.nxp.com/t5/S32K/EB-activation-failed/td-p/2252930 顺祝商祺! Peter Re: EB Tresos 29.0 Issue 你好 以下是 flexera 管理员给我的官方答复: 更新正在进行中。它已转交给有权更新它的人。 如果要进行严肃的开发,我建议从 EB 购买永久许可证。否则,您就必须在这种情况下等待评估许可证的更新。 顺祝商祺! Peter Re: EB Tresos 29.0 Issue 您好,感谢您的回复。不过,截至目前,恩智浦官方网站上的许可证尚未更新。新许可证何时启用? Re: EB Tresos 29.0 Issue 你好 这太奇怪了。我已再次通知管理员更新代码。 我会推动它。 我还注意到有新的 EB tresos v 30。 顺祝商祺! Peter Re: EB Tresos 29.0 Issue 您好,我已经等了三天,但激活码今天仍未更新。激活码何时提供? Re: EB Tresos 29.0 Issue 您好, 代码现已在恩智浦 SW 账户中更新。 顺祝商祺! Peter
View full article
S32K 输入捕获 嗨,团队、 我们使用的是 S32K146 微控制器,我们需要任何一个输入引脚作为输入捕获引脚,你能建议我应该使用哪个模块配置吗? 如果我使用 FTM 作为信号测量,我能否实现输入捕获功能?或者我应该使用 ic_pal 功能? 请支持 谢谢 Shruthi C Re: S32K Input Capture 你好,彼得、 我无法使用 INT_SYS_InstallHandler(FTM0_Ch0_Ch1_IRQn,PWM_InputCapture_IRQHandler,NULL);函数,因为它使用默认处理程序,而不使用FTM0_Ch0_Ch1_IRQn处理程序。 我的配置是 /* flexTimer_ic_1 InitConfig 的全局配置 */ ftm_user_config_t flexTimer_ic_1_InitConfig = {     { true,/* 软件触发信号状态 */ false,/* 硬件触发信号 1 状态 */ false,/* 硬件触发信号 2 状态 */ false,/* 硬件触发信号 3 状态 */ 虚假,/* 最大加载点状态 */ 虚假,/* 最小装载点状态 */ ftm_system_clock、/* INVCTRL 寄存器的更新模式 */ ftm_system_clock、/* SWOCTRL 寄存器的更新模式 */ ftm_system_clock、/* OUTMASK 寄存器的更新模式 */ ftm_system_clock、/* CNTIN 寄存器的更新模式 */ false,/* 自动清除触发信号 */ ftm_update_now、/* 同步点 */ }, ftm_mode_input_capture、/* FTM 的运行模式 */ ftm_clock_divid_by_1、/* FTM 时钟预分频器 */ ftm_clock_source_systemclk、 /* FTM 时钟源 */ ftm_bdm_mode_11、/* FTM 调试模式 */ 虚假, /* 中断状态 */ false /* 初始化触发信号 */ }; /* FlexTimer_IC_1 的输入捕获配置 */ ftm_input_param_t flexTimer_ic_1_InputCaptureConfig = { 1U,/* 通道配置数量 */ 65535U,/* 最大计数值 */ flexTimer_ic_1_InputCaptureChannelConfig/* 通道配置*/ }; /* FlexTimer_IC_1 输入捕获的信道配置结构 */ ftm_input_ch_param_t flexTimer_ic_1_InputCaptureChannelConfig[1] = {     { 0U,/* 通道 ID */ FTM_SIGNAL_MEASUREMENT,/* 输入捕获操作模式 */ ftm_rising_edge、/* 边缘对齐模式 */ ftm_falling_edge_period_measurement、/* 信号测量操作类型 */ 0U,/* 过滤器值 */ 虚假,/* 过滤器状态(启用/禁用) */ true,/* 连续测量状态 */ NULL,/* 通道事件的回调参数向量 */ NULL/* 通道事件的回调向量 */    } }; Re: S32K Input Capture 您好, 是的,这些功能应该足够了。SDK 驱动程序启用了 FTM 通道中断,我认为正确的处理程序应从启动时分配。如果不是正确的处理程序,则为 FTM0_Ch0_Ch1_IRQHandler。 调用 ftm_drv_getInputCaptureMeasuremeasum 以获取捕获的值。 BR, Petr Re: S32K Input Capture 你好,彼得、   感谢您的明确说明。   我可以使用这些函数将 FTM 引脚初始化为输入捕获 `ftm_drv_init () ``ftm_drv_init_initCapture () `ftm_drv_initInputCapture ()`   并安装一个 IRQ 处理器来捕获脉冲发生情况 `INT_SYS_InstallHandler(FTM0_Ch0_Ch1_IRQn, PWM_InputCapture_IRQHandler, NULL)`     请支持   谢谢 Shruthi C Re: S32K Input Capture 您好, 最常见和最有效的方法是在输入捕获模式下配置 FTM 并使用具有 FTM 功能的引脚。每个 FTM 通道均可配置为输入捕获模式,在该模式下,它捕获输入信号边缘(上升、下降或两者兼有)上的计时器值。这通常用于测量:信号周期、脉冲宽度、频率。 IC PAL 驱动器允许检测输入信号并测量通道输入信号的脉冲宽度或周期。其设计目的是使其可移植到支持 FTM、eMIOS、FLEXPWM 和 ETIMER 的所有平台和 IP 上。 因此,如果您想获得全面的控制和性能,请直接使用 FTM。如果您希望代码更简单、更便于携带,请使用 IC PAL。 BR, Petr Re: S32K Input Capture 您好, 您可以直接参考 SDK 示例 (ftm_signal_measurement)。 或共享显示该问题的简化项目。 BR, Petr Re: S32K Input Capture 您好, 在 SDK 示例中,我直接提到(ftm_signal_measurement)。 在这个例子中,他们没有使用中断方法,他们使用了轮询方法,然后他们调用了 ftm_drv_g etInputCap t ureMeasuremeasum 我正在寻找带中断功能的 FTM 信号测量,一旦输入捕获识别出信号,我需要中断才能触发并调用 ISR 中的 ftm_dr v_getInputCaptureMeasuremeasurem ensum 函数 请提供相关代码 谢谢 Shruthi C Re: S32K Input Capture 您好, 如果您需要再次安装处理程序,您应该有 extern void FTM0_Ch0_Ch1_IRQHandler(void); INT_SYS_InstallHandler(FTM0_Ch0_Ch1_IRQn, FTM0_Ch0_Ch1_IRQHandler, NULL); BR, Petr Re: S32K Input Capture 你好, 是的,我确实定义了该函数,但函数调用后会进入无限循环,并继续运行 整个系统将无法运行, 谢谢 Shruthi C Re: S32K Input Capture 你好、 感谢您的支持和代码片段,我将进行检查 T&R、 Shruthi C Re: S32K Input Capture 你好,我 能否获得任何支持中断的 FTM 引脚的输入作为输入捕获 谢谢! Shruthi C Re: S32K Input Capture 您好, 驱动程序使用中断来捕获事件,只是没有直接显示在示例中。 我修改了 FTM IC 设置,使其使用单发模式,并添加了从驱动程序中断调用的回调。 ftm_signal_measurement_s32k146 演示修改后的 main.c 参见附件。 BR, Petr
View full article
S32K364:使用 EMIOS、BCTU 和 DMA 进行 ADC 转换 您好, 我正在尝试将 EMIOS0 ch 8 配置为触发扫描 ADC3 和 DMA 的 8 个通道的 BCTU,将转换结果移动到名为 ADC_3_RAW [] 的变量中。 转换似乎已经开始: 但该值不会通过 DMA 传输,也不会刷新 我正在使用这个 SDK: 每次使用 ConfigTool 生成代码时,我都需要修改以下代码: #define ADC_SAR_IP_PRESAMPLING_AVAILABLE ((1U)) 至 #define ADC_SAR_IP_PRESAMPLING_AVAILABLE ((0U)) 这正常吗? 项目附在这里。 敬请期待,弗朗切斯科。 Re: S32K364: ADC conversions using EMIOS, BCTU and DMA 你好@francescovico 我检查了你的代码,你的配置和用法都不正确。 1。DMA 的触发信号来源是什么?我没有看到您在配置中配置了"Rm" 模块。 2。既然你在使用 BCTU 来产生 ADC 的触发信号,为什么不使用它提供的 FIFO?这与 DMA 的功能完全一致。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/RTD400-LLD-K344-Center-Aligned-PWM-Trigger-ADC-BCTU/ta-p/2034211 3.此外,BCTU 驱动程序已经支持 DMA。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-PIT-BTCU-parallel-ADC-FIFO-DMA-DS3-5-RTD300/ta-p/1732444 Re: S32K364: ADC conversions using EMIOS, BCTU and DMA 你好@Senlent、 我同意你的看法,我已经忘记了 Rm 模块,现在它出现了。 我很难理解 S32K364 的配置(只有 ADC3、ADC4、ADC5、ADC6 和 BCTU1),类似的配置使用 S32K324 在我的办公桌上也能正常工作 我想: - 触发信号 BCTU1 使用 EMIOS0 CH 8 扫描 ADC3 频道 - 触发信号 BCTU1 使用 EMIOS0 CH 9 扫描 ADC4 频道 而使用 DMA 会在变量 ADC_X_Raw[] 中产生结果。 我的配置工具设置是 EMIOS: RM: BCTU (红色字段不清楚): ADC: 附上项目。 敬请期待,弗朗切斯科。 Re: S32K364: ADC conversions using EMIOS, BCTU and DMA 你好@francescovico 我很难理解 S32K364 的配置(只有 ADC3、ADC4、ADC5、ADC6 和 BCTU1),类似的配置使用 S32K324 在我的办公桌上也能正常工作 也请分享您在 S32K324 上的项目,我会抽时间帮您检查。 我们的团队目前工作过度繁忙,我需要更多时间来处理您的问题。请耐心等待。 Re: S32K364: ADC conversions using EMIOS, BCTU and DMA 你好@Senlent、 非常感谢您的帮助! 您可以在附件中找到使用 S32K324 的项目(运行正常)。 使用 trgmux 的 PIT 计时器触发信号扫描 ADC0 和 ADC1 通道的 BCTU。 变量ADC_0_Raw[] 和 ADC_1_Raw[] 的DMA 传输转换结果。 敬请期待,弗朗切斯科。 Re: S32K364: ADC conversions using EMIOS, BCTU and DMA 你好@francescovico 我们没有 S32K36x 评估版,因此无法直接测试您的代码。 不过,我也发现了一些问题: 这里,关于 Adc 目标掩码: 对于 ADC0,应将其设置为 0b001。 对于 ADC1,应将其设置为 0b010。 如果你需要同时触发信号 ADC0 和 ADC1,那么你应该将其设置为 0b011,依此类推。 在您的项目中,您使用的是 ADC3 和 ADC4,因此相应值应设置为 0b0100 和 0b1000。 Re: S32K364: ADC conversions using EMIOS, BCTU and DMA 你好@francescovico 此外,"Adc index" 也是错误的。 Re: S32K364: ADC conversions using EMIOS, BCTU and DMA 你好@Senlent、 我已经解决了这个问题。 随函附上使用ADC3、ADC4和ADC5转换27个模拟通道的项目。   问题在于,要初始化 ADC3,必须在实例中使用 0 调用 init 函数:   /* 启动 ADC3*/ Adc_Sar_Ip_Init(0,&AdcHwUnit_0);   在 ConfigTool 中,要初始化 BCTU 以触发信号 ADC3,必须设置 Adc 目标掩码,如下所示: ADC4 和 ADC5 也是如此。 关于 ADC6,ConfigTool 没有生成初始化结构,手动输入该结构后,ADC6 仍然无法工作... 幸运的是,在我的应用中无法使用 ADC6... 敬请期待,弗朗切斯科。 Re: S32K364: ADC conversions using EMIOS, BCTU and DMA 你好@Senlent、 好 感谢您的帮助! 敬请期待,弗朗切斯科。 Re: S32K364: ADC conversions using EMIOS, BCTU and DMA 你好@francescovico 这是完全错误的! 在您之前提供的示例程序"ADC_S32K324.rar" 中、使用 ADC0 和 ADC1,BCTU 的"Adc Target Mask" 分别设置为"1" 和"2" 即0b0 和 0b10,分别对应 ADC0 和 ADC1。 您的初始化代码也对应于 ADC0 和 ADC1。 Adc_Sar_Ip_Init(ADCHWUNIT_0_BOARD_INITPERIPHERALS_INSTANCE,&AdcHwUnit_0_BOARD_InitPeripherals); Adc_Sar_Ip_Init(ADCHWUNIT_1_BOARD_INITPERIPHERALS_INSTANCE,&AdcHwUnit_1_BOARD_InitPeripherals);   adchwunit_0_board_initperipherals_instance = 0; adchwunit_1_board_initperipherals_instance = 1; ” 问题在于,要初始化 ADC3,必须在实例中使用 0 调用 init 函数:   /* 启动 ADC3*/ Adc_Sar_Ip_Init(0,&AdcHwUnit_0);   ” 这完全是错误的,我之前的回答是正确的。 应设置"Adc 目标掩码" = 0b100,即 adc3,然后调用"Adc_Sar_Ip_Init(3,&AdcHwUnit_0);" Re: S32K364: ADC conversions using EMIOS, BCTU and DMA 你好@Senlent、 我同意你的看法,我的解决方案虽然不明确,但很有效。 我提醒你,微控制器是 S32K364,只有下面的红色: 附上两份记录,一份是我的解决方案,一份是您的建议。 我的建议是它可以工作(矢量 ADC_3_Raw[]...ADC_5_Raw[] 的值是正确的)。 根据您的建议,执行将在HardFault_Handler中进行。 敬请期待,弗朗切斯科。 Re: S32K364: ADC conversions using EMIOS, BCTU and DMA 你好@francescovico 你的解决方案是正确的。 这是我的误解;我不知道 S32K36x 采用了不同的架构。
View full article
S32K312 FlexCan的问题 亲爱的NXP社区工作人员你好,目前我想将S32K312的Flex CAN0配置为enhanced Rx FIFO和DMA接收CAN2.0和CANFD报文,我参考了社区中的所有示例,现在仍然存在发送正常,但是无法接收到消息的问题。能否麻烦您帮我查看一下我的初始化过程是否存在问题,以及中断回调函数是否正确配置呢? Re: S32K312 FlexCan的问题 这些都是一致的,我试一下把源工程的其余模块一个个移植去正常运行的测试工程能不能找到问题。 Re: S32K312 FlexCan的问题 Hi@Django_007 排查下工程的一些选项,例如工程的编译优先级是不是一样的 Re: S32K312 FlexCan的问题 enhanced_test是我新建的测试工程。 Re: S32K312 FlexCan的问题 我将flexcan相关的代码和.mex的配置移植到一个新的工程之后却能正常运行,但是我检查了很多次这两个项目并没有什么不同,您有什么思路吗? Re: S32K312 FlexCan的问题 好的我再创建一个工程尝试一下 Re: S32K312 FlexCan的问题 Hi@Django_007 好吧,我今天来不及帮你处理了,明天我再帮你看下。 或者我建议你创建一个新的工程,对照链接中的demo重新做个测试demo,看看是不是有什么地方自己的工程中疏漏了,如果还没有成功,你再把你创建的这个新的demo发给我,我帮你看下。 Re: S32K312 FlexCan的问题 还是没有解决,刚刚我测试时没注意发送的是MB配置接受的ID,enhanced RxFIFO配置接受的ID的CAN报文还是无法接收。 Re: S32K312 FlexCan的问题 Hi@Django_007 解决了?什么问题? Re: S32K312 FlexCan的问题 Hi@Django_007 我测试了你的代码,总体是没有任何问题的。你的代码里面mask是使用“Individual Mask Type.” 我简单的帮你改了下方便你测试。 1.0xface,拓展帧 2.0x01,标准帧,这里我将mask设置为全1, 3.新增0x12,标准帧 中断里面你需要为每个MB重新调用FlexCAN_Ip_Receive,否则你无法启动下一次接收的 附件是我测试的截图,关于mask的设置原理参考下面我之前写的文档,自己去深入的研究下 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K1xx-FlexCAN-Mask-Setting-Demo/ta-p/1519753 Re: S32K312 FlexCan的问题 抱歉,上传工程花费了一些时间,非常感谢您能抽空解决我的问题。 Re: S32K312 FlexCan的问题 Hi@Django_007 完整的测试工程贴上来,你提供的这两个文档我也没看到你使能中断之类的 Re: S32K312 FlexCan的问题 对不起,我已经被这个问题困扰一周了,这些示例我都有参考,并且在debug配置过程中返回的结果都是正常的,但是我发送can报文给MCU却无法接收到消息。 Re: S32K312 FlexCan的问题 Hi@Django_007 在这个S32K论坛里面,类似的问题至少有几十个,你自己下次多尝试搜索一下。 这里我给出我们knowledge base上的demo,你可以去参考(其实还可以搜到很多类似的) https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-FlexCAN-Ip-TX-RX-EnhanceRXFIFO-DMA-test-S32DS3-5/ta-p/2015832
View full article
NXP S32K324-ADC0通道49的内部温度读数问题 尊敬的恩智浦支持团队, 当我尝试使用 ADC 硬件实例 0、通道 49 读取 S32K324 微控制器上的内部温度传感器时遇到问题。 我的 VREF 电压配置为 3.3V (0x35),但我获得的温度读数与我的预期值不符。     您能否提供任何指导或参考资料来帮助我解决这个问题并获得准确的温度读数?   此致, 兰吉斯·库马尔 回复:NXP S32K324-ADC0通道49内部温度读数问题 你好@ Ranjith_kumar 我不太明白你的新问题是什么? 我在之前的回复中已经为您提供了测试demo,目前我还没有看到您的任何项目。 回复:NXP S32K324-ADC0通道49内部温度读数问题 亲爱的 Senlent, 我按照您在共享视频中提到的步骤读取了 S32K324 控制器上的内部温度传感器。但是,我没有获得稳定或预期的温度值。正如我在上一篇文章中提到的,我正在从内部温度传感器读取原始 ADC 值,但温度读数出现突然的峰值并且不稳定。 作为参考,我还在控制器附近使用了外部温度传感器,它显示稳定的温度范围为 32 至 35°C。相反,内部温度传感器读数显示负值和波动值。 我附上了一段视频来演示该问题以及我为此目的开发的软件。您能否帮我验证我得到的值是否正确或者我的方法是否存在问题?任何能够正确读取和解释内部温度传感器数据的指导或示例代码都将不胜感激。 感谢您的支持。 此致, 兰吉斯·库马尔 回复:NXP S32K324-ADC0通道49内部温度读数问题 你好@ Ranjith_kumar 从您的视频来看,您似乎甚至没有读取内部温度传感器的原始值。 我做了一个非常基本的例子供您参考,硬件是S32K344,RTD是3.0.0+P07。 回复:NXP S32K324-ADC0通道49内部温度读数问题 亲爱的 Senlent, 根据您的建议并参考提供的链接,我尝试使用 RTD 3.0.0 读取 NXP S32K324 控制器上的内部温度传感器。但是,我获得的值与我们预期的结果不符。 您能否分享任何示例代码或参考实现来演示读取和转换内部温度传感器数据的正确程序? 此外,我希望您能指导我如何确定适合我们应用的阈值温度值。 我已附上相关文件供您参考。请协助我解决这个问题。 感谢您的支持。 顺祝商祺! 兰吉斯·库马尔 回复:NXP S32K324-ADC0通道49内部温度读数问题 你好@ Ranjith_kumar 此链接中有一个类似的演示供您参考 https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K344-Temperature-Sensor/mp/1876707#M35929 如果您还有疑问,请给我提供一个基本项目,我会帮您检查
View full article
i.MX 8M Plus EVK で M7 の QSPI を使用する方法 皆さん、こんにちは i.MX 8M Plus EVKをQSPI NORで使い始めるのに苦労しています。 「uuu -b qspi firmware.bin」を使用して8M Miniをフラッシュする方法の説明を見つけました。しかし、これはうまくいかないようです 私のEVKには、NORフラッシュにロードされたブートイメージが付属しているようです。 u-boot=> sf probe SF: Detected n25q256ax1 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB u-boot=> sf read $loadaddr 0 0x100 device 0 offset 0x0, size 0x100 SF: 256 bytes @ 0x0 Read: OK u-boot=> md $loadaddr 40400000: 412000d1 007e1000 0005fc00 00000000 .. A..~......... 40400010: 007e0fe0 007e0fc0 0080b7c0 00000000 ..~...~......... 40400020: 007e0bc0 0002cc00 00000000 00000000 ..~............. 40400030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................ 40400040: 1400000a d503201f 40200000 00000000 ..... .... @.... QSPIのコードを使用してM7をフラッシュして起動する方法に関するアプリノートはありますか? Re:i.MX 8M Plus EVKでM7のQSPIを使用する方法 オフセット0にflash_debug/hello_world.binでフラッシュをプログラムしました。 u-boot=> load mmc 1 $loadaddr hello_world.bin 18664 bytes read in 4 ms (4.4 MiB/s) u-boot=> sf probe SF: Detected n25q256ax1 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB u-boot=> sf erase 0 0x5000 SF: 20480 bytes @ 0x0 Erased: OK u-boot=> sf write $loadaddr 0 $filesize device 0 offset 0x0, size 0x48e8 SF: 18664 bytes @ 0x0 Written: OK Re:i.MX 8M Plus EVKでM7のQSPIを使用する方法 私はそれを理解しました... .binのプログラミング後ファイルをフラッシュに送り、U-Boot で次のコマンドを発行すると、M7 hello_world アプリを実行できます。 u-boot=> sf probe SF: Detected n25q256ax1 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB u-boot=> bootaux 0x08000000 ## No elf image at address 0x08000000 ## Starting auxiliary core stack = 0x20020000, pc = 0x0800048D... そして、UART4 (/dev/ttyUSB3) に "hello world." と表示されます。
View full article
S32K118 Watchdog Issue Hi, I have a demo project developed on s32k118evb board with watchdog disabled and it works well but after I download the project to my prototype PCB board the program triggers a watchdog timeout.  Is there anything I missed to disable the watchdog timer? ====== Below is the board initialization code ======    /* Board Initialization */ void Board_Init() { #if 1 DISABLE_INTERRUPTS(); // disable global interrupt WDOG->CNT=0xD928C520;     /* Unlock watchdog */ WDOG->TOVAL=0x0000FFFF;    /* Maximum timeout value */ WDOG->CS = 0x00002100;    /* Disable watchdog */ ENABLE_INTERRUPTS(); // enable global interrupt #endif /* Clock */ CLOCK_DRV_Init(&clockMan1_InitConfig0);   PINS_DRV_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS, g_pin_mux_InitConfigArr);   /*** SPI ***/ LPSPI_DRV_MasterInit(MLX,&mlxState,&mlx_MasterConfig0);   /*** LPIT ***/ LPIT_DRV_Init(INST_LPIT1, &lpit1_InitConfig); LPIT_DRV_InitChannel(INST_LPIT1, CHAN_0, &lpit1_ChnConfig0); INT_SYS_InstallHandler(LPIT0_IRQn, &LPIT_ISR, (isr_t *)0); LPIT_DRV_StartTimerChannels(INST_LPIT1, CHAN_0_MASK);   /*** CAN ***/ /* Initialize can pal instance */ /* !!! PE clock source MUST be peripheral clock !!! */ CAN_Init(&hscan_instance, &hscan_Config0);   /* Set buffer configuration */ CAN_ConfigTxBuff(&hscan_instance, TX_MAILBOX, &TxbuffCfg);   msg.id = HSCAN_ID; msg.cs = 0U; msg.length = 8;   /*** SBC Control ***/ // Set SBC control pin to enter normal mode PINS_DRV_SetPins(STBN_PORT, STBN_PIN); }   Re: S32K118 Watchdog Issue Hi If you are using the S32K1 SDK examples, there is DISABLE_WDOG in system_S32K118.c and system_S32K118.h that can be used to disable the watchdog: /SDK/platform/devices/S32K118/startup/system_S32K118.c But I don't understand why it runs normally on S32K118EVB but errors occur on your prototype PCB board. Have you compared the differences between crystal circuits? Best Regards, Robin ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
当前的 FSS 版本"S32N_FSS_FW_R21-11_1.8.1" 是否支持 S32N53? 你好,团队、 客户 HKMC 将从 S32N55 移至 S32N53。 所以我的问题是 当前的 FSS 版本"S32N_FSS_FW_R21-11_1.8.1" 是否支持 S32N53? 如果不是,什么时候会版本支持 S32N53 的 FSS? 顺祝商祺! 谢谢您! HSE_FW 优先级:高 Re: Does current FSS version "S32N_FSS_FW_R21-11_1.8.1" support S32N53? 你好,谭生、 我们计划在本月(7月底)发布的版本中提供支持; 谢谢! 辛杜
View full article
Kinetis(../45/47/43;MCX W71/72/70)およびMCX W23ワイヤレス・コネクティビティパワープロファイルツール このページはKinetis(KW3x/4x、MCX W7x、MCX W23)One コネクティビティ Power Profile Toolに特化しています。12のスタンドアロン製品とシステムのユースケースを含んでいます。 これは、アプリケーション (オートモーティブまたは IIoT) の電力消費量を推定し、ソリューションのバッテリー寿命を評価するのに役立ちます。 このページには専用のパワープロファイルツール「One ワイヤレス・コネクティビティ Power Profiling Tool」が含まれています。 Bluetooth LE:  新:KW43(オートモーティブ)およびMCX W70(IIoT)製品をシミュレーションに基づくスタンドアロンで提供。製品は2027年から発売予定です。 スタンドアロンの KW3x/KW4x (オートモーティブ) および MCX W7x (IIoT) 製品。 スタンドアロンの MCX W23 (IIoT) 製品。 K32W0/QN9090、KW41、QN9080 製品をスタンドアロンで使用します。 スタンドアロンの MCX W71 および W72 製品 (IIoT)。 Bluetooth LEチャネルの音響ローカライゼー ション(オートモーティブ) スマートフォブアプリケーション(オートモーティブ):BLE/KW45/47 + UWB Ranger4/5 + SE + モーション・センサ アクティブアンカー用途(オートモーティブ):BLE CS(KW47)アンカー+デジタルキーまたはキーフォブ 802.15.4 マター& ZED  スタンドアロンの MCX W71 および W72 製品 (IIoT)。 新:シミュレーションに基づく単体(IIoT)のMCX W70製品。 ドアロック Aliro :この新しいツールで利用可能です。 新ツールが登場: Zephyr・ズボス Zephyr BLE OneConnectivity_Power_profiling_tool_SDK_26_09_date.zipを保存してください。ディスク上のファイルを解凍し、 One_Wireless_Connectivity_Power_profiling_tool_SDK_26_09.html を起動してください。 ページ概要: KW45/MCX W71 または KW47/MCX W72 を使用して PCB を構築し、無線の性能と無線認証 (CE/FCC/IC) に関する情報をすべて得るには、次の重要なリンクを参照してください。 KW45(カーアクセサリ)を使ってPCBを構築する最良の方法 - NXPコミュニティ 電力および低電力アプリケーションノートについては、製品ページをご覧ください。便宜上、いくつかの直接リンクを次に示します。 MCXW71 - 電源管理ハードウェア KW45/K32W148 - 電源管理ハードウェア 前のページの改訂版はこちらのリンクからご覧いただけます。  Kinetis(KW3x/4x、MCX W7xおよびMCX W23)ワイヤレス接続パワープロファイルツール 製品: K32W0 製品: K32W1 製品: KW 34|35|36 製品: KW 37|38|39 製品: KW41Z |31Z | 21Z 製品: QN9080|SIP 製品: QN9090|30 Re: Kinetis (KW35/38/KW45 & K32W1/MCX W71) Power Profile Tools (including Localization) こんにちは、エベレット。 パスワードは、変更や競合他社のベンチマークの詳細が多すぎることを避けるために設定されています。 ご不便をおかけして申し訳ございませんが、それはCANません。 Re: Kinetis (KW35/38/KW45 & K32W1/MCX W71) Power Profile Tools (including Localization) こんにちは、christophe_menardさん。 @christophe_menardシート保護のパスワードを教えていただけますか。よろしくお願いします。 EverettRao_0-1729134009121.png Re: Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Power Profile Tools (including Localization) こんにちは 、 OneConnectivityPowerProfilingtool_SDK_26_03.zip を使用したいのですが、トロイの木馬が検出されました。 このツールの使い方。 サポートありがとうございます Re: Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Power Profile Tools (including Localization) こんにちは、 @pierre_demeyer この件を確認するため、社内のIT部門に問い合わせチケットを発行しました。 近いうちにまたご連絡します。 Re: Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Power Profile Tools (including Localization) こんにちは、 @pierre_demeyer IT認証の結果、CrowstrikeやDefenderのソフトウェアを使ってトロイの木馬ウイルスは検出されませんでした。
View full article
[RTD600 IP] S32K312-EVB Lpuart 中断回显 这个简单的示例演示了如何在S32K312EVB-Q172和S32K312MINI-EVB上使用LPUART模块配置和处理UART中断。它设置UART回调函数,并以单字节模式启动接收。每接收一个字节,缓冲区都会使用  Lpuart_Uart_Ip_SetRxBuffer() 进行更新;如果检测到换行符( '\n' ),则将设置接收标志以通知主循环。 当发生  LPUART_UART_IP_EVENT_END_TRANSFER  事件时,将通过  Lpuart_Uart_Ip_AsyncReceive() 重新启用接收。 注意:只执行基本的事件处理操作;仅确认其他UART事件,但不会进行处理。 此示例使用 LPUART实例6,通过USB端口(EVB上的J40和MINI EVB上的J9)实现串行通信。 ------------------------------------------------------------------------------ *测试硬件:S32K312EVB-Q172和S32K312MINI-EVB *MCU:S32K312 *IDE:S32DS3.6.2 *RTD版本:6.0.0 *调试器:PE Micro *目标:internal_FLASH  ------------------------------------------------------------------------------ 运行示例: 1. 在PC上为串行设备打开串行终端,并设置以下参数:   波特率为115200 无校验  停止位为1 无流量控制  如果您使用TeraTerm,请确保发送设置配置为 LF(换行) ,以便在按下回车键时正确发送换行符。 2. 构建并运行示例。 测试结果:   NXP 提供的任何支持、信息和技术(“材料”)均按“现状”提供,不附带任何明示或暗示的保证,且 NXP 在适用法律允许的最大范围内,否认与材料相关的所有直接或间接责任和损害。NXP 对任何与应用或产品设计相关的协助不承担任何责任。材料仅可用于与 NXP 产品相关联。NXP 可以不受限制地使用您对材料提供的任何反馈。
View full article
Example S32K312 ADC_IP Continuous Scan DMA S32DS36 RTD600 * ================================================================================================== * Detailed Description: * * This example shows how to implement ADC continuous scan with DMA read. * ADC1 is set to perform continuous scan of 4 channels (S10/S11/S12,S13) with DMA request enabled * for last channel S13. DMA reads respective sequential ADC data registers in one major loop. * * ADC1 channel S10 is connected to board's potentiometer, converted value is used to dim board's LED. * * ================================================================================================== * Test HW: S32K312EVB-Q172 * MCU: S32K312_172LQFP * Compiler: S32DS 3.6.3 * RTD release: S32K3_S32M27x Real-Time Drivers ASR R21-11 Version 6.0.0 * Debugger: On-Board Debugger (J40), Lauterbach * Target: Internal_FLASH * ==================================================================================================   Any support, information, and technology (“Materials”) provided by NXP are provided AS IS, without any warranty express or implied, and NXP disclaims all direct and indirect liability and damages in connection with the Material to the maximum extent permitted by the applicable law. NXP accepts no liability for any assistance with applications or product design. Materials may only be used in connection with NXP products. Any feedback provided to NXP regarding the Materials may be used by NXP without restriction.  
View full article
Zephyr SDKバージョンのインストール Zephyr SDKは、Zephyrアプリケーションをビルドするためのビルド・ツールセットです。GCCやCMakeが含まれており、各Zephyrリリースは特定の Zephyr SDKバージョンに紐づいています。このバージョンは、Zephyrリポジトリ内のSDK_VERSIONファイルに記載されています。推奨されているZephyr SDKバージョンを使用することが重要です。バージョンが一致しないと、ビルド・エラーが発生する可能性があります。 たとえば、Zephyr v4.1はZephyr SDK v0.17.0を指定します。Zephyr SDK v0.17.2(Zephyr v4.2 用)を Zephyr v4.1 で使用すると、ビルドエラーが発生します。Zephyr v4.1 用のアプリをビルドする必要がある場合は、Zephyr SDK v0.17.0をインストールしてください。 複数のZephyr SDKバージョンをインストールしておき、ビルド時に切り替えることが可能です(下記の手順を参照)。 フルインストールと最小インストールの比較 フルインストール(Full Install): すべてのサポートされているSoCアーキテクチャ向けの全ツールチェーンが含まれます。初心者に推奨されますが、より多くのディスク容量とダウンロード時間が必要です。 最小インストール(Minimal Install): 必要なツールチェーンのみを選択できます。スペースと時間を節約できます。 最小インストールの場合は、setup.cmdスクリプトを実行して、インストールするツールを選択します。NXPボードでは、次を選択します。 Zephyr SDK CMakeパッケージを登録する Install host tools aarch64-zephyr-elf (64ビットARM) arm-zephyr-eabi (32ビットARM、NXP MCUを含む) オプション xtensa-nxp… (Cadence Tensilica DSPコア) Zephyr SDKをインストールします これらの手順では、MCUXpresso Installer、CLI(West)、または手動ダウンロードを使用してZephyr SDKをインストールする方法を説明しています。 MCUXpresso Installerを使用したインストール MCUXpresso InstallerはZephyr v4.2からZephyr用パックをサポートし始めました。各パックは対応するZephyr SDKバージョンをインストールします(例:v4.2パックはSDK v0.17.2をインストール)。このオプションはNXP開発用の最小限のツールセットをインストールします。 MCUXpressoインストーラーは、古いZephyr SDKバージョンをサポートしていません。v0.17.1以前の場合は、Westまたは手動インストールを使用してください。 West CLIを使用したインストール Zephyr ProjectはWestにZephyr SDKのインストール機能を追加しました。 CLIの場合は、Python仮想環境をアクティブ化してから、次を実行します。 west sdk install --version 0.17.0   --version が省略された場合、WestはZephyrリポジトリのSDK_VERSIONファイルにあるバージョンを使用します。 デフォルトでは、Fullパッケージがインストールされます。最小のインストールを行う場合は、 -i を追加します。 手動ダウンロードによるインストール https://github.com/zephyrproject-rtos/sdk-ng/releasesから、Zephyr SDKをダウンロードします。 使用するホストOS向けに、FullまたはMinimalを選択します。 WestとMCUXpressoの場合のデフォルトの場所として、ユーザーフォルダーに展開します。 Windows: C:\Users\ \zephyr-sdk-0.17.0 Ubuntu: /home/ /zephyr-sdk-0.17.0 Zephyr SDKのバージョンの選択 複数のZephyr SDKバージョンを共存させることができます。Westはデフォルトで最新バージョンを使用しますが、次の方法で上書きできます。 VS Code: 例をインポートする際は、ウィザードでZephyr SDKバージョンを選択してください。 CLI:環境変数 ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR を、ビルド前に設定します。このコマンドはUbuntuでその変数を設定します。 export ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR="/home/ /zephyr-sdk-0.17.0" またはWindowsの場合: set ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR= C:\Users\ \ zephyr-sdk-0.17.0   Zephyr Knowledge Hubに戻る    
View full article
使用 i.MX28 添加对新型 NAND 的支持——NAND 分析 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本页介绍如何确定 NAND 驱动程序中使用的 NAND 时序参数。这与可能使用的任何操作系统无关。 分析NAND数据表 我们使用电子表格来捕获和分析 NAND 特性。该电子表格[附加到此 wiki 页面|使用 i.MX28 添加对新 NAND 的支持 - Nand 分析^nand_analysis_template.xls]。 我们分析一个 NAND,如下所述。 我们必须有 NAND 数据表才能进行分析。 将*分析电子表格*复制到一个新文件名,其中包含正在分析的 NAND 的确切零件编号。 填写分析电子表格的第 1 页(“封面”)。 接下来处理第 3 张表: 基本特征。 其他表。 如果 NAND 是数据表中列出的某个系列之一,则使用一个电子表格来分析整个系列。您可以使用“类似”行来查找家庭的其他成员。如果需要,添加更多行。 大多数 NAND 都有异步接口,因此不涉及简单的时钟频率。相反,存在各种设置时间、保持时间和输出延迟,这意味着 NAND 的 I/O 速率受到限制。电子表格比较了 NAND 的时序规格,以查看设置、保持和输出时间的总和是否短于最小读取周期或写入周期时间。该电子表格专门用于 STMP378x/i.MX233/i.mx28 中的 Nand 控制器芯片,因此电子表格执行时序计算,目的是得出这些 CPU 的时序参数 *TSU*、*TDS* 和 *TDH*。如果在计算完所有时间之后,TDS 和/或 TDH 量 {color:#ff0000} 变为红色{color},则计算出的 TDS 和/或 TDH 对于 NAND 的指定周期时间来说太短。在这种情况下: 您必须在软件中增加其中一个或两个。 在分析电子表格中的某处写下您选择的值的注释,但不要弄乱自动计算。 记录闪存如何表示工厂标记的坏块。(有些使用块的第一页,有些使用最后一页,等等)将其与此[当前坏块标记方法超集[ http://wiki.freescale.net/display/PSGSW/Storage+Media%2C+Flash+Bad+Block+Marks ]进行比较用于检测任何闪存工厂坏块。 实例分析 NAND 数据表和分析的示例可以在 [Hynix NAND 页面 | http://wiki.freescale.net/display/PSGSW/Hynix+NAND+Flash+Documents ] 上找到。 i.MX2x 回复:使用 i.MX28 添加对新 NAND 的支持–NAND 分析 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,谢谢你的信息。由于某些原因,链接不起作用。您能否提供分析电子表格的新链接?谢谢,马克
View full article
所有电路板的 GPIO 测试常见问题解答(FAQ) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 虽然您可以自行开发驱动程序来在内核空间中控制 GPIO,但从用户空间访问 GPIO 有一种更为简便的方法。当时间要求不严格时,您可以使用 GPIO-SYSFS。 SYSFS 是一个虚拟文件系统,它将内核内部框架的一些功能导出到用户空间,而 GPIO 是可以通过 SYSFS 导出功能的框架之一。 GPIO-SYSFS 功能自内核 2.6.27 版本起,在所有主线内核中均已可用。 配置内核以通过SYSFS导出GPIO 要在 SYSFS 中启用 GPIO,请选择以下内核选项: 设备驱动程序 ---> --- GPIO 支持 [*] /sys/class/gpio/... (sysfs 接口) 如果您使用的是 i.MX233 或 i.MX28,在重新编译内核后,请务必重新生成引导流,因为即使在 ltib 环境下,这一操作也不会自动完成。 请确认您打算使用的引脚确实可用作 GPIO 引脚,且未被内核请求(gpio_request)。如果某个引脚已通过 gpio_request 进行了请求,您需要在内核中使用 gpio_export 导出该引脚,以便通过 SYSFS 进行访问。若引脚未被默认配置为 GPIO,您需要在 /arch/arm/mach-XXX中的相应文件中设置 IO MUX。 在用户空间访问GPIO 启用 GPIO-SYSFS 功能后,您可以使用新内核启动设备,以进行一些测试。 首先,您需要将要测试的 GPIO 导出到用户空间: echo XX > /sys/class/gpio/export XX 应由以下算法确定: GPIOA_[B] 是您需要导出的 GPIO,其中,“A” 表示 GPIO 组,“B” 表示该组中引脚的偏移量。若第一个可用的 GPIO 存储区是 0 // (例如 iMX.28) XX = A×32 + B; 否则 // 第一个 GPIO 存储区是 1 XX = (A-1)×32 + B; 导出 GPIO 引脚后,您将能够看到 GPIO 接口被导出到: /sys/class/gpio/gpioXX 通过该接口,您现在可以执行一些操作,例如: # 读取引脚值 cat /sys/class/gpio/gpioXX/value # 更改引脚方向 echo in > /sys/class/gpio/gpioXX/direction echo out > /sys/class/gpio/gpioXX/direction # 切换 GPIO 输出电平 echo 0 > /sys/class/gpio/gpioXX/value echo 1 > /sys/class/gpio/gpioXX/value 需要特别注意的是,通过 GPIO 虚拟文件系统,每次只能操作一个 GPIO 引脚(每个命令仅针对一个引脚)。 关于:所有电路板常见问题解答 GPIO 测试 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 这或许是个愚蠢的问题,但我要怎样才能知道哪个引脚在物理上与 gpioXX 相连呢?
View full article