2320485_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2320485_zh-CN

2320485_zh-CN

S32 平台的 S32 Design Studio 版本:3.5

你好,恩智浦团队。

希望你收到这条信息时一切安好。我想安装 S32DS 示例项目。由于内部网络安全策略,无法进行自动更新,因此我需要将其离线安装。

我查看了恩智浦网站,但未能找到必要的信息。能否提供网站链接和安装说明?

以下是我的系统详细信息:

-SDK 版本:适用于 S32 平台的 S32 Design Studio 版本:3.5
-内核:Cortex M0
-目标板:S32K118

感谢您的帮助,我期待您的指导。

example.png

Re: S32 Design Studio for S32 Platform Version: 3.5

你好@宋俊

你已经安装了 S32K1 开发软件包吗?如果没有,可以从下面的链接下载,并通过 S32 扩展和更新 → 添加更新站点将其安装到 S32DS 中。

下载链接:

https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=S32DS-3-6

导航到 S32 Design Studio IDE → 适用于 S32 平台的 S32 Design Studio v.3.5 → S32 Design Studio 3.5 开发软件包可供离线使用,支持 S32K1 (sw32k1_s32ds_3.5.4_d2307.zi p)

另请注意,S32K1_S32M24x 实时驱动程序 ASR R21-11 版本 2.0.0 QLP1 仅提供加密驱动程序。要获得全套驱动程序,请先安装 S32K1_S32M24X 实时驱动程序 AUTOSAR 4.4 & R21-11 版本 2.0.0,然后安装版本 2.0.0 QLP1。


BR、VaneB

Re: S32 Design Studio for S32 Platform Version: 3.5

我使用 S32K118 MCU 创建了一个应用程序项目,但未应用设备设置(配置)。您能告诉我为什么会出现这种情况吗?

错误信息

:无数据。请确保已安装所有必需的依赖项。

我安装了以下版本来使用 RTD。

安装:SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_2.0.0_QLP1_D2408



标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-26-2026 06:26 AM
更新人: