2254641_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2254641_zh-CN

2254641_zh-CN

无 PHY 的 IMX8MP RGMII 连接

您好,

我正试图在不使用物理层的情况下建立与交换机的以太网 RGMII 连接。根据其他帖子,我将我的设备树配置如下:

&fec {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_fec>, <&pinctrl_fec_phy>;
	phy-mode = "rgmii";
	status = "okay";

	fixed-link {
		speed = <1000>;
		full-duplex;
	};

};

	pinctrl_fec: fecgrp {
		fsl,pins = ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ,
			   ;
	};

	pinctrl_fec_phy: fecphygrp {
		fsl,pins = ,
			   ;
	};

ethtool 显示检测到链接:是,ifconfig 显示已分配 IP 地址。但是我无法 ping 到板或从板上执行 ping 操作。您能确认针脚的设置是否正确吗?谢谢。

i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe: IMX8MP RGMII Connection with No PHY

谢谢您的答复,我已经看过那份文件,它帮我走到了今天。不过,我仍然需要进一步的帮助,才能让事情顺利进行。

Re: IMX8MP RGMII Connection with No PHY

请参阅所附文件,该文件对您的情况非常有用

Re: IMX8MP RGMII Connection with No PHY

对于 RGMII,当前电路板支持包默认支持此功能,你可以参考

https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk.dts#L39...

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-08-2025 04:22 AM
更新者: