如何安装"S32ZE_R52_NXP_RTOS_4_7_181_RTM_1_1_0_D2412_DesignStudio_updatesite.zip"您好,
我从 GreenVIP 安装了"S32ZE_R52_NXP_RTOS_4_7_181_RTM_1_1_0_D2412_DesignStudio_updatesite" ,但在下面的截图中找不到它。

如果我再次安装,就会出现错误提示。

请帮帮我。
谢谢!
Re: How to install "S32ZE_R52_NXP_RTOS_4_7_181_RTM_1_1_0_D2412_DesignStudio_updatesite.zip"你好,Lvyang508
感谢您的回复。
您是否安装了 SW32ZE_RTD_R21-11_2.0.1_D2505_?
在 S32DS IDE 中使用 DesignStudio_updatesite.zip?

BR
乔伊
Re: How to install "S32ZE_R52_NXP_RTOS_4_7_181_RTM_1_1_0_D2412_DesignStudio_updatesite.zip"- S32DS IDE:S32DS for Platform 3.6.5
- 我下载了相应的软件包并根据 UG_S32ZE_GreenVIP.pdf 进行了安装

Re: How to install "S32ZE_R52_NXP_RTOS_4_7_181_RTM_1_1_0_D2412_DesignStudio_updatesite.zip"你好,Lvyang508
请检查您的 RTD 版本,RTD 和 RTOS 软件包之间似乎存在冲突。
另外,您使用的是什么版本的 S32DS 集成开发环境?
BR
乔伊
Re: How to install "S32ZE_R52_NXP_RTOS_4_7_181_RTM_1_1_0_D2412_DesignStudio_updatesite.zip&&&&嗨,乔伊、
我已经安装了 SW32ZE_RTD_R21-11_2.0.1_D2505_。
S32DS 集成开发环境中的 DesignStudio_updatesite.zip 文件。

谢谢您!
Re: How to install "S32ZE_R52_NXP_RTOS_4_7_181_RTM_1_1_0_D2412_DesignStudio_updatesite.zip&&&&你好,Lvyang508
感谢您的回复。
这个问题可能是由版本冲突引起的。请尝试使用 S32DS IDE 3.6.1 参考 UG_S32ZE_GreenVIP.pdf。

BR
乔伊
Re: How to install "S32ZE_R52_NXP_RTOS_4_7_181_RTM_1_1_0_D2412_DesignStudio_updatesite.zip&&&&嗨,乔伊、
感谢您的回复。
我已经安装了 S32IDE 3.6.1、但问题依然存在。


BR、