2171967_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2171967_zh-CN

2171967_zh-CN

复制: 手动输入"Os Isr 处理程序" on Ipcf

本帖复制自 此处


你好我有一个关于在 Vector Davinci 配置器上设置 IPCF 的问题。


环境
我使用的环境如下。
・Microcontroller : S32K358
・Vector Davinci configurator classic : 5.30.30 SP1
・RTD : SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_5.0.0
・IPCF : SW32K3_IPCF_4.2.0_D2412

背景& 问题
我正试图使用 Vector Davinci configurator classic 为 AUTOSAR 项目配置 "IpcfInstance "的 "Os Isr Handler"。
Os Isr 处理程序 "的 [...] 显示的窗口需要手动输入。
要求是否正确?

如果要求正确,请告诉我需要什么样的路径。
如果要求不正确,我们是否需要其他插件或其他设置?

KONISH_0-1757660133697.png


KONISH_1-1757660142016.png

顺祝商祺!


IPCF优先级:中等Re: Copy: Manual input of "Os Isr Handler" on Ipcf

嗨,拉杜、


请查看原始主题,因为我们在那里得出了最终结论。

https://community.nxp.com/t5/S32K/Manual-input-of-quot-Os-Isr-Handler-quot-on-Ipcf/td-p/2168682

如果您还有问题,请告诉我。


顺祝商祺!

丹尼尔

Re: Copy: Manual input of "Os Isr Handler" on Ipcf

你好

您可以在下面找到新问题的答案:

问:根据您的回答,在申请 IPCF 时,IPCF 的 OsISR 是否必要?

答:只有当你想在 I nterrupt 模式下使用 osiSR 时,才需要将其添加到 IPCF 中(一个内核触发信号 MU 中断,另一个内核接收它并在回调函数中处理消息)。IPCF 可以在轮询模式下使用,无需配置 IPCF 中断,无需从 IPCF 配置中配置 Os ISR 处理器。在这种情况下,Inter Core Rx IRQ 参数应设置为IPC_IRQ_NONE。


问:用 IPCF 的 osiSR 路径填写上面 " Os Isr " 的 " 参考路径 " 是对的吗?

答:如果图片中出现的这四个IRQ中的一个应用于IPCF,则使用中断来通知另一个内核有数据,然后使用所需的 OSISR 路径手动填充参考路径,如下图所示。

nxf94150_0-1758201647900.png

如果配置的中断不适用于 IPCF,则可以使用轮询模式(IPCF 不需要中断),或者在 Os 中为 IPCF 添加专用的中断,并在 IPCF 配置中的 Os ISR 处理程序中进行参考。


另请查阅IPCF_S32K3_4.2.0_User_Manual.pdf第2.2.1章与 NXP RTOS 的集成。


问:如果 IPCF 需要 OsISR,我们对 IPCF 的 OsISR 有参考吗?

答:我想上面的回答也包括这一点,如果不包括,请提供更多细节,因为不清楚。


问:例如,IPCF 设置的 osiSR 的 " Isr 资源参考 " 需要哪种参考资料?

答:"Isr Resource Ref" 不使用 OsISR,您不需要为 IPC 配置任何东西。


如果还有其他问题或不清楚的地方,我们可以召开会议,为您提供 IPCF 配置方面的支持。


顺祝商祺!

丹尼尔

Re: Copy: Manual input of "Os Isr Handler" on Ipcf

来自 Daniel Hermenczi 的意见:

" 你好 、


我们有几点需要澄清:

  1. 您是否使用 Vector 提供的 AUTOSAR Os?
  2. 因为在您分享的图片中,我们看不到操作系统的配置,问题是是否配置了一个或多个 OsISR?

RaduBraga_0-1758197984524.png


如果你已经配置了它们,那么这可能是一个问题,你需要使用手动选项来选择对已配置的 OsiSR for IPCF 参数 Os Isr Handler 的参考。

以手动配置为例,您需要将高亮显示的路径与您的特定 OsISR 路径一起使用

RaduBraga_1-1758197989599.png



如果需要更多信息,请告诉我。


顺祝商祺!

Daniel"

客户回复:

"1.您是否使用 Vector 提供的 AUTOSAR Os?

是的,我使用 AUTOSAR Os。

RaduBraga_2-1758198072148.png


2.因为在你分享的图片中,我们看不到操作系统的配置,问题是是否配置了一个或多个 OsISR?

是的,我的项目中有以下四种 OsISR 配置。
它们是用于 CAN 通信的 OsISR。

RaduBraga_3-1758198072228.png



补充问题

根据您的回答,在申请 IPCF 时,IPCF 的 OsISR 是否必要?

用 IPC@@ F 的 osiSR 路径填写上面 " Os Isr Handler " 的 " 引用路径 " 是对的 吗?


如果需要用于 IPCF 的 osiSR,我们对 IPCF 的 osiSR 有参考吗?

例如,OsiSR 的 " Isr 资源参考 " 需要什么样的参考才能进行 IPC F 设置?

RaduBraga_4-1758198072365.png


谢谢,并致以最崇高的敬意。"




标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 11:43 PM
更新人: