Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
i.MX 8X 安全启动-两方而不是一方的密钥-Yocto Linux 通常如何处理以下安全启动/信任链场景?有什么先例? 在大多数文档/示例中,场景很简单:同一家公司创建设备和应用程序软件,出售带有应用程序软件的设备,只需要存放密钥。 但是,就我们而言:我们生产基于i.MX 8X的设备。我们的客户为设备开发软件应用程序,然后将带有软件的设备出售给客户。 我们的钥匙在 AHAB SRK。但是,我们还需要在某个地方为客户提供密钥,以便他们可以签署软件更新... 我们为客户提供 Yocto 开发的 SDK 和 Linux rootfs。我们的客户不会自己执行 Yocto 版本。他们使用 SDK 版本应用程序软件。 就安全启动以及谁的密钥存储在哪里而言,通常如何处理这种情况有哪些先例?各方的术语是什么? 谢谢 Peter 安全 Re: i.MX 8X secure boot - keys for two parties rather than one - Yocto Linux 如果您还没有收到,请通知我。 此致 哈维 Re: i.MX 8X secure boot - keys for two parties rather than one - Yocto Linux 嗨,@Harvey021。谢谢。请问在哪里可以找到内部系统邮件?我查看了 "私人信息"/"收件箱",但里面是空的? Re: i.MX 8X secure boot - keys for two parties rather than one - Yocto Linux 你好@petero5 我已向您发送了内部系统邮件。 此致 哈维 Re: i.MX 8X secure boot - keys for two parties rather than one - Yocto Linux 你好@Harvey021谢谢,是的,我们使用的是带有 HSM 的 CST。 但我们仍在寻找最佳实践,即涉及两家公司而不是一家公司的信任链: A 公司制造该设备,构建 Yocto SDK 和 FIT 映像、U-启动、Linux 内核和 rootfs。 B 公司收到上述内容并开发应用程序(并创建应用程序分区)。 如果 A 写入 SRK 并关闭设备,则 B 可以相信设备和图像在发往它们的途中没有被篡改。 但是否需要一种方法来为应用分区注册 B 的公钥,或者将其纳入信任链? 谢谢 Peter Re: i.MX 8X secure boot - keys for two parties rather than one - Yocto Linux <7.3将 CST 与 CST 用户指南的硬件网络安全模块 > 一起使用可以作为参考。 您可以从IMX_CST_TOOL下载指南。 此致 哈维
View full article
i.MX93 EVK SDIO Wifi DTS リセットピン imx93 EVK で外部 uSD モジュール (TI cc33xx) を起動できません。linux-imx github リポジトリからカーネルと DTS ファイルをコンパイルしてビルドし、EVK 上の eMMC から起動して実行しました。 DTS では、M.2 SDIO インターフェース usdhc3 を無効にし、usdhc2 を変更して microSD スロットをサポートするようにしました。Wi-Fi カードの電源が入り、初期化を試みますが、モジュールのリセット ピンへの接続がないため、ファームウェアのロードに失敗します。 さまざまな設定を試しましたが、CANうまく動作しません。モジュールのリセット ピンを imx 93 EVK (11x11) の 40 ピン GPIO ヘッダーに接続しようとしています。コードと EVK リファレンス・マニュアルから判断すると、imx93 40 ピン ヘッダーは gpio2 としてアドレス指定されており、DTS 設定には次の関連部分があります。 reg_usdhc2_vmmc: regulator-usdhc2 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "WLAN_EN"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; gpio = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* * IW612 wifi chip needs more delay than other wifi chips to complete * the host interface initialization after power up, otherwise the * internal state of IW612 may be unstable, resulting in the failure of * the SDIO3.0 switch voltage. */ startup-delay-us = <20000>; enable-active-high; regulator-always-on; }; usdhc2_pwrseq: usdhc2_pwrseq { compatible = "mmc-pwrseq-simple"; // reset-gpios = <&pcal6524 20 GPIO_ACTIVE_LOW>; reset-gpios = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_LOW>; post-power-on-delay-ms = <10>; power-off-delay-us = <80>; }; &usdhc2 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2>, <&pinctrl_usdhc2_wlan>; mmc-pwrseq = <&usdhc2_pwrseq>; vmmc-supply = <&reg_usdhc2_vmmc>; bus-width = <4>; keep-power-in-suspend; cap-power-off-card; non-removable; max-frequency = <10000000>; status = "okay"; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; wlcore: wlcore@2 { compatible = "ti,cc33xx"; reg = <2>; //interrupt-parent = <&pcal6524>; //interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; }; btti: btti@1 { compatible = "ti,cc33xxbt"; reg = <1>; }; }; pinctrl_reg_usdhc2_vmmc: regusdhc2vmmcgrp { fsl,pins = < MX93_PAD_SD2_RESET_B__USDHC2_RESET_B 0x31e >; }; モジュールのリセット ピンを 40 ピン ヘッダーのピン 26 にコネクテッドしています。何が間違っているのでしょうか?リセットには EVK の別のピンを使用する必要がありますか? Re: i.MX93 EVK SDIO Wifi DTS Reset Pin こんにちは! 良さそうですね。唯一の推奨事項は、有効化とリセットに 2 つの異なる PAD を使用することです。このCASE、SAM GPIO2_IO07 を使用します。 よろしくお願いいたします。 サラス。 Re: i.MX93 EVK SDIO Wifi DTS Reset Pin @Manuel_Salas返信ありがとうございます。これらの usdhc2 パーツは見た目が良いですか? reg_usdhc2_vmmc: regulator-usdhc2 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "WLAN_EN"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; gpio = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* * IW612 wifi chip needs more delay than other wifi chips to complete * the host interface initialization after power up, otherwise the * internal state of IW612 may be unstable, resulting in the failure of * the SDIO3.0 switch voltage. */ startup-delay-us = <20000>; enable-active-high; regulator-always-on; }; usdhc2_pwrseq: usdhc2_pwrseq { compatible = "mmc-pwrseq-simple"; // reset-gpios = <&pcal6524 20 GPIO_ACTIVE_LOW>; reset-gpios = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; post-power-on-delay-ms = <10>; power-off-delay-us = <80>; }; &usdhc2 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2>, <&pinctrl_usdhc2_wlan>, <&pinctrl_reg_usdhc2_vmmc>; mmc-pwrseq = <&usdhc2_pwrseq>; vmmc-supply = <&reg_usdhc2_vmmc>; bus-width = <4>; keep-power-in-suspend; no-1-8-v; cap-power-off-card; //non-removable; max-frequency = <10000000>; status = "okay"; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; wlcore: wlcore@2 { compatible = "ti,cc33xx"; reg = <2>; //interrupt-parent = <&pcal6524>; //interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; }; btti: btti@1 { compatible = "ti,cc33xxbt"; reg = <1>; }; }; pinctrl_reg_usdhc2_vmmc: regusdhc2vmmcgrp { fsl,pins = < MX93_PAD_GPIO_IO07__GPIO2_IO07 0x31e >; }; pinctrl_usdhc2_wlan: usdhc2wlangrp { fsl,pins = < MX93_PAD_CCM_CLKO1__GPIO3_IO26 0x31e >; }; または、&usdhc2 の pinctrl-0 とは異なる方法でアドレス指定する必要がありますか? Re: i.MX93 EVK SDIO Wifi DTS Reset Pin こんにちは@rtwheato とても順調にやっていると思います。 PAD に関して混乱が生じています。 40 ピン ヘッダーの PAD 26 は &gpio2 7 (EXP_GPIO_IO07) ですが、デバイス ツリー SD2_RESET_B では別の PAD を使用しています。 PIN 26 (EXP_GPIO_IO07) を使用する場合は、次のように変更する必要があります。 MX93_PAD_GPIO_IO07__GPIO2_IO07 よろしくお願いいたします。 サラス。
View full article
Yocto 电路板支持包 imx-5.4.70-2.3.0构建 imx-image-full 时读取失败(spirv-tools / glslang) 你好 我正在尝试版本 Yocto 电路板支持包。 imx-5.4.70-2.3.0(分支:imx-linux-zeus,清单:imx-5.4.70-2.3.0.xml),但在版本 imx-image-full 的过程中遇到了提取失败。 这些错误是 ERROR: spirv-tools-git-r0 do_fetch:Fetcher failure for URL:git://github.com/KhronosGroup/SPIRV-Tools.git;name=spirv-tools;branch=main;protocol=https'。无法从任何来源获取 URL。 ERROR: glslang-git-r0 do_fetch:Fetcher failure for URL:git://github.com/KhronosGroup/glslang'.无法从任何来源获取 URL。 有趣的是,当我尝试在 bitbake 之外手动获取数据时,它却运行正常: git clonehttps://github.com/KhronosGroup/glslang.git git checkout 703bd9caab50b139428cea1aaff9974ebee5742e git clonehttps://github.com/KhronosGroup/SPIRV-Tools.git git checkout 9b3cc3e05337358d0bd9fec1b7a51e3cbf55312b 因此,网络连接良好,存储库可以访问。 有谁能帮我弄明白 Yocto 的 fetcher 为什么会在这里失效? 是否存在协议不匹配(git:// vs https://)? 我需要更新配方或为 zeus 分支应用补丁吗? 或者有什么建议的变通方法可以成功获取这些依赖项? 先行致谢。 评估板 Re: Yocto BSP imx-5.4.70-2.3.0 Fetch failure (spirv-tools / glslang) while building imx-image-full 你好@binil! 在查看文档时,我注意到 GitHub 不再支持 git:// 协议。要继续使用版本库,您需要切换到 HTTPS 或 SSH。 请相应更新版本库 URL。 致以最崇高的敬意, Chavira Re: Yocto BSP imx-5.4.70-2.3.0 Fetch failure (spirv-tools / glslang) while building imx-image-full 请查看附图 Re: Yocto BSP imx-5.4.70-2.3.0 Fetch failure (spirv-tools / glslang) while building imx-image-full 嗨,@binil、 感谢您联系恩智浦支持中心! 能否请您提供显示获取错误的日志文件?我想在我这边进行分析,以便更好地了解问题。 同时,我将尝试在我这边复制该错误。 致以最崇高的敬意, Chavira
View full article
RT595のメモリマップと、FWを内部PSRAMにロードする際の開始アドレス/オフセットを把握する 拝啓、 RT595 に基づいて BLHost を介して FW を内部 PSRAM にロードするときに、開始アドレス/オフセットを把握します。開始アドレス/オフセットとは何か、また、BLHost を介して内部 PSRAM に FW をロードする際に FW に基づいて開始アドレス/オフセットを決定する方法について教えてください。これに対処するドキュメントがあればお知らせください。ありがとう。 @RossZWChen Re: Figure out the memory map of RT595 and start address/offset while loading FW into internal PSRAM こんにちは@Mike_Sun 弊社のEVKをご利用いただいていますか? これは図2のMIMXRT595-EVKブロック図のスナップショットです( UM12285より) MIMXRT595-EVK ボード ユーザー マニュアル) FlexSPI0 または FlexSPI0 への PSRAM 接続を強調表示しました。 PSRAMをFlexSPI0/1に接続していますか? よろしくお願いいたします。 ディエゴ
View full article
コピー: パーティションIDの取得が正しく機能していません この投稿はここからのコピーです こんにちは、NXPサポートの皆様、 OsIf モジュールで Get Partition ID を使用しようとしましたが、問題が発生しました。大きな問題は3つあると思います。 1.あなたが使用しようとしているインデックスは、私には非常に不明確です。OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig では、実際の数値ではなく、実際の OS によって定義されたマクロが表示されることを期待していました。問題の一部は、この配列をパーティションの EcuC のインデックスに従って定義しているが、使用している OS (ETAS) はアルファベット順にパーティションを生成しているSO、数字が揃っていないことにあると思います。ハードコードされたリストを生成することは、考慮する必要がある長期的な戦略ですか? 2. 異なるモジュールから異なるパーティション インデックスがあるようです。Adc では、生成されるテーブルはパーティション 'ASILDCoreA' をインデックス 2 に配置しますが、Spi ではそのパーティションをゼロ インデックスに配置します。どうすればそれがCANするのか分かりません...OsIf からまったく同じ関数を介してアクセスされるからです。これらすべてのテーブルで、「ASILDCoreA」が同じインデックスにあると予想されます。CAN、これが生成コードの欠陥であることを確認できますか?生成されたコードのスクリーンショットを添付し、プロジェクトも添付しました。 3. 私のプロジェクトでは、RTD モジュール内の OsIf で GetApplication() を使用して、EcuM_Driver_Init のどのパーティションから実行されているかを判断しようとしています。ETAS は、EcuM Init が終了するまで OS 関数の呼び出しをサポートしません。SO... Mcal モジュールは、Rte_Init タスクのように、OS の起動後にシーケンスされる必要があると思いますか、それとも、OS の起動前に ETAS が GetApplication() をサポートする必要があると思いますか?誰がデザイン上の想定を変更する必要があるのかはわかりませんが、現在、GM で MCU1 を使用しようとする人は誰もそれを動作させることができません。 よろしくお願いいたします。 スペンサー 優先度: 中 RTD 出典: NXP社内 Re: Copy: Get Partition ID not working correctly こんにちは@Luis_Garabo 、 1.2、リリース RTM600 用にマルチコアを設定しようとしましたが、Adc、Spi に問題は見られませんでした。どのような SW パッケージを使用していますか? 3. Mcal の観点から見ると、Os からの GetApplicationID() の戻り値は実行中のタスクのアプリケーション ID を識別するため、私の観点からSO、次のように、OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig[アプリケーション ID] に渡すアプリケーション ID を正しく取得していることを確認するだけで済みます。 よろしくお願いいたします。 ニ
View full article
FRDM-MCXW71のPCBアンテナ こんにちは、 評価ボード FRDM-MCXW71 上の PCB アンテナの正しい寸法を取得することは可能ですか?ボードの積み重ねもですか? よろしくお願いします。 ボード設計 FRDMトレーニング Re: PCb Antenna on FRDM-MCXW71 こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。 AN2731 2.4 GHz 通信用コンパクト平面アンテナで、ボード レイアウトとアンテナ設計に関する詳細情報を見つけることができます。 UG10146 MCXW71 ハードウェア設計ガイドでは、ワイヤレス ハードウェア設計のデバイス フットプリント、RF 回路、アンテナなどに関連する PCB 設計とレイアウトのガイドラインも提供されています。 正確な寸法については、 FRDM-MCXW71 ボードデザインファイルを参照してください。 よろしくお願いいたします。 アナ・ソフィア。
View full article
RPMsg-Lite rpmsg_lite_alloc_tx_buffer 块 iodsfid2df4d1 你好 我在 i.MX93 上的 Cortex-M33 和 Cortex-A55 之间的 RPMsg-Lite 通信中遇到了一个问题。 当 A55 进入挂起模式时,M33 端对 rpmsg_lite_alloc_tx_buffer() 的任何调用要么无限期阻塞,要么导致硬故障,具体取决于具体情况。函数 rpmsg_lite_is_link_up() 将继续返回 true,从而无法干净利落地检测到这种状态。 图形与显示 动手实践培训 HW-开源 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus
View full article
EB サンプル プロジェクトを使用してフラッシュ メモリを操作中にエラーが発生しました。 現在、EBを使用してDFlashの読み書き操作を設定し、EBが提供するデモを使用して読み書き操作を行っています。しかし、txbufferとrxbufferのデータが対応しない、または一部のメモリ位置に対応するデータが書き込まれていないという状況に遭遇します。 現在の環境 デバイス: S32K312 172ピン RTD: SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_D2506 動作セクター: 0x100A0000 圧縮ファイルには、mem および fls (XDM ファイル) の設定ファイルと main.c が含まれています。 Re: 使用EB示例工程操作Flash出现读写错误 こんにちは@TWL わかりました。この解決策は役に立ちました。「解決策を承認」をクリックして、他のユーザーの参考としてご利用ください。 Re: 使用EB示例工程操作Flash出现读写错误 ご提供いただいた通り、メモリアクセスコードの消去と書き込みアドレスを変更したところ、システムを操作できるようになりました。ありがとうございます。 Re: 使用EB示例工程操作Flash出现读写错误 こんにちは@TWL MCRS->RWE をチェックして、RWE エラーが原因であるかどうかを確認できます。 テスト前にこの画像の設定を参照できます。 同様の問題に対する参考ソリューション https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K341-Issue-with-Mem-43-INFLS-on-S32DS3-6-2-and-RTD6-0-0/mp/2138405/highlight/true Re: 使用EB示例工程操作Flash出现读写错误 こんにちは@TWL 1. 提供された設定ファイルにはまだエラーが含まれています。次の変更を加えました。 2. CACHE を有効にしました。 テスト結果: 添付ファイルはコンパイルされた ELF ファイルです。自分でテストすることができます。 Re: 使用EB示例工程操作Flash出现读写错误 こんにちは! XDMファイルを再送信しました。一方、MEMを使用してPFLASHから読み出す際に、0x00400000~0x004FFFFFの範囲でハードフォールトが発生しました。そこで、EBの設定を変更し、アドレス0x00500000以降の読み書きを許可しましたが、それでも読み書き時にデータが書き込まれなかったり、誤ったデータが読み取られたりするなどのエラーが発生していました。 圧縮パッケージには、xdm、main、および ld ファイルが含まれています。 Re: 使用EB示例工程操作Flash出现读写错误 こんにちは@TWL 提供された構成ファイルを開いたところ、一致しておらず、間違っていることがわかりました。
View full article
KW45 Sb3 ファイル こんにちは、皆さん。 Localization SDKs バージョン SDK_25_06_00_KW45B41Z-LOCをダウンロードし、キーを使用して sb3 ファイルを生成できました。新しいカスタム PCB に sb3 をフラッシュすると、正常に動作します。 ここで、 SDK_25_09_00_KW45B41Z-LOCに更新するために、このバージョンに固有の新しい sb3 ファイルを生成しました。この新しい sb3 ファイルをフラッシュしようとすると、次のエラーが発生します。 SB ファイルの送信中 [################################ ----] 91% 00:00:04 エラー:spsdk.mboot.mcuboot:RX: Mboot: 送信者 によって データが中止されました ( 開始 から 47860 ミリ秒、mcuboot.py: 253 ) 応答ステータス = 10203 ( 0x27db ) メモリ累積書き込み。   興味深いことに、古い SDK (ローカライズされていないもの) を使用して sb3 を生成し、フラッシュすると、問題なく動作します。 SDK_25_09_00_KW45B41Z-LOCで同様の問題に遭遇した人はいますか? このリリースでは sb3 生成プロセスに変更はありますか? あるいは、25_06_00 と 25_09_00 のローカリゼーション SDKs 間で、メモリ レイアウト/ブートローダーの互換性に既知の違いがあるのでしょうか? ご意見やご指導をいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします! 乾杯 キリスト教徒 RD-KW45-ローカリゼーションKW45 Re: KW45 Sb3 file 問題は解決しました。このリンクをたどる https://github.com/nxp-appcodehub/dm-kw45-secure-boot-scripts Re: KW45 Sb3 file こんにちは@luis_maravilla 、 残念ながら、一括消去コマンドは役に立ちませんでした。 私は**SPSDKバージョン3.2.0**を使用しています以下のファイルも含まれています: 必要な変更があるかどうか確認していただくか、更新バージョンをご提供いただけますでしょうか。 AN13883では、zip ファイルが利用可能であると記載されていますが、そのような添付ファイルは見つかりませんでした。 さらに、その場所に行くと: C:\nxp\spsdk\examples\jupyter_examples kw45_load_NBU_imageを開くと、コンパイル エラーが発生します。これは 2023 年のものです。 このサンプル ファイルが NXP によって更新されているかどうか確認していただけますか? ありがとう、よろしく。 キリスト教徒。 Re: KW45 Sb3 file こんにちは、クリスチャン。 はい、それがコマンドです。それが機能するかどうか確認していただけますか? また、非互換性を回避するためにSPSDKツールを最新バージョンに更新してください。情報はAN13883の第3章に記載されています。 よろしくお願いいたします。 ルイス Re: KW45 Sb3 file こんにちは@luis_maravilla 、 キーを使用して安全なバイナリを生成するために AN13883 を使用しています。 sb3 ファイルをフラッシュする前に、通常は次のコマンドでメモリを消去します。 blhost -p COMx flash-erase-all 、これで大量消去が実行されると思いますか? ありがとう、よろしく キリスト教徒。 Re: KW45 Sb3 file こんにちは、クリスチャン。 SB ファイルを更新および生成するために実装する方法について説明し、詳細を教えていただけますか?アプリケーションノートや NXP の投稿、情報をフォローしていますか? 累積書き込みエラーは、通常、最初に一括消去または領域消去を実行せずに同じフラッシュ領域に複数回書き込むと発生します。一括消去と再試行を手伝っていただけますか? SDKバージョン間で実装された変更に関する詳細情報が必要な場合は、 コネクティビティ Framework CHANGELOG — MCUXpresso SDK ドキュメント]の[コネクティビティ Framework関連]およびMCUXpresso SDK リリースノート — MCUXpresso SDK ドキュメントを参照してください。 よろしくお願いいたします。 ルイス
View full article
i.MX 8QuadMax - imxvideoconvert_g2d エラー こんにちは、 私は数日間これに格闘してきました。本質的には、カメラからフレームをキャプチャし、それらにオーバーレイを施し、H264 にエンコードしてファイルに保存する gstreamer アプリケーションをビルディングしています。appsrc および appsink gstreamer 要素を使用してパイプラインを動作させました。基本的に、私のパイプラインは次のようになります。 ファイルから NV12 フレームを読み取ります (現時点ではカメラを置き換えます) -> IMXVideoConvert -- (RGBA) --> appsink ---- フレーム オーバーレイ ----> IMXVideoConvert --- NV12 ---> V4L2H264Encoder --> ファイル 問題は 2 番目の IMXVideConvert での caps ネゴシエーションにあり、HW H264 エンコーダーに必要な NV12 形式を出力することは不可能のようです。要素の SRC 機能にリストされているにもかかわらず、NV12 形式を出力できません。NV12 への変換を試みると、「サポートされているものに変換できませんでした...」というエラーが表示されて失敗します。ただし、NV12 は入力形式として機能し、他の形式 (BGRx、UYVY パススルー) への変換は正常に機能します。 テストに使用する基本的なパイプライン: gst-launch-1.0 videotestsrc バッファ数= 5 ! \ video/x-raw、フォーマット= UYVY、幅= 320 、高さ= 240 ! \ imxvideoconvert_g2d ! \ video/x-raw、フォーマット= NV12 ! \ fakesink OS情報: root@apalis-imx8-06959030:~/tests# cat /etc/os-release ID=tdx-xwayland NAME="TDX Wayland と XWayland" バージョン="6.8.3-devel-20250930110137+build.0 (カークストーン)" バージョンID=6.8.3-devel-20250930110137-ビルド.0 PRETTY_NAME="TDX Wayland と XWayland 6.8.3-devel-20250930110137+build.0 (kirkstone)" DISTRO_CODENAME="カークストーン" 他にサポートCANデータがあればお知らせください。残念ながら、この時点では、このため PoC を完了することができません。 i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus マルチメディア Re: i.MX 8QuadMax - imxvideoconvert_g2d error こんにちは@AlexxS 、 デバッグ ログでは、imxvideoconvert が出力している警告をCAN確認できますが、問題の解決に役立つ低レベルのログがあるかどうかが気になります。この環境変数を使用してパイプラインを実行し、結果のデバッグ ログを共有していただけますか? GST_DEBUG=*imxvideoconvert*:DEBUG よろしくお願いいたします。 フランシス・ギンドン RidgeRunの組み込みソフトウェアエンジニア お問い合わせ:[email protected] 開発者ウィキ: https://developer.ridgerun.com/ ウェブサイト: http://www.ridgerun.com/
View full article
如何在 UART FIFO 模式下访问 FIFO 内容 专家们,你们好、 客户:Zoox 芯片S32G399A 客户希望在 QNX 中启用 UART DMA 模式。他们遇到的问题是,一个额外的字符会定期出现。客户怀疑这个额外字符是由 DMA 和 UART RX FIFO 之间的交互作用造成的。他们认为,(先进先出未清空)标志不能准确反映 BDRL 和 BDRM 中的实际数据。当我使用调试工具监测 BDRL 和 BDRM 寄存器时,我发现这两个寄存器不可访问。因此,是否有其他方法可以准确反映 UART RX FIFO 中的内容? 顺祝商祺! 潘茂林 RTD Re: How to access FIFO contents in UART FIFO mode 嗨,@Maolin_Pan、 使用 DMA 时,寄存器 BDRL(Tx 数据)和 BDRM(Rx 数据)为先进先出寄存器。除了从寄存器 BDRM 读取 Rx 外,我没有找到任何反映 FIFO 内容的方法。 顺祝商祺! Nhi
View full article
如何正确检查 S32K3 SAR ADC 的 ADC 转换完成情况 你好,我正在使用 S32K3 系列微控制器上的 SAR ADC 和 ADC_Sar_Ip 库,我打算使用非自动雷达代码。我想从一个特定的 ADC 通道读取一个值,以下是我目前编写的代码片段: uint16_t ADC_Get_Value(uint32 adc_Instance_u32,uint32 channel_Idx_u32) { uint16_t data; Adc_Sar_Ip_StartConversion(adc_Instance_u32, ADC_SAR_IP_CONV_CHAIN_NORMAL); while (Adc_Sar_Ip_GetStatusFlags(adc_Instance_u32) != 35); data = Adc_Sar_Ip_GetConvData(adc_Instance_u32, channel_Idx_u32); return data; } 我注意到恩智浦 SAR ADC IP 驱动程序提供了启动转换的 API(Adc_Sar_Ip_StartConversion),但我找不到专门用于检查转换结束的 API。 通过实验,我发现当转换完成时,Adc_Sar_Ip_GetStatusFlags 返回的状态标志会达到 32,因此我在 while 循环中使用了这个值。使用这种方法对我来说很有效,但我不确定这是否是检测转换完成的正确或推荐方法。 我的问题是 S32K3 SAR ADC 驱动程序中是否有检查转换结束的官方 API? 为什么在值变成 32 之前轮询 adc_sar_ip_getStatusFlags 起作用?这种行为是有保证的,还是取决于当前的驱动程序版本? 如果没有 API,那么处理 ADC 转换完成的推荐方法是什么:轮询状态标志、使用中断或增加延迟? Re: How to Properly Check ADC Conversion Completion on S32K3 SAR ADC 感谢您关注我们的产品并为我们的社区做出贡献。 你的方法似乎是正确的。 但是,BCTU 触发方案是 ADC 的默认和建议硬件触发方法。 说您可以参考以下社区帖子: S32M27x/S32K3 - eMIOS/BTCU/ADC/DMA - [RTD600]-> https://community.nxp.com/t5/S32M-Knowledge-Base/S32M27x-S32K3-eMIOS-BTCU-ADC-DMA-RTD600/ta-p/2155542 在此示例中,每当 FIFO 中的有效条目数超过水印水平时,GPIO4 就会在 BCTU 水印通知中切换,因此数据可供读取。 另一种方法是使用 Bctu_Ip 驱动程序中的"List last conversion notification" ,如果不使用 BCTU,也可以使用转换结束通知。但这种模式并没有范例。 希望这些信息对您有所帮助。
View full article
LS1046AのOTPおよびセキュアブート構成に関する説明の要請 こんにちは、 当社では現在、カスタム LS1046A プラットフォームに新しい TFA ブートフローと U-Boot 2025 を使用してセキュア ブートを実装しています。OTP キーと SRKH キーのハッシュ化の作業中に、OTP ステータス レジスタに関連する問題が発生しました。 OTP キー (まだ融合されていない) を書き込んだ後、次のことが観察されました。 OTP ステータス レジスタ (0x1E90014):値は最初に 0x88002B00 として読み取られ、OTP 値 (まだ融合されていない) が書き込まれた後、0x80002B00 に変更されます。 PE エラーは表示されませんが、 SYNDROME ビットはゼロではなく設定 (1) されたままになります。 参照ドキュメントの 1 つによると、期待値は 0x80000900 で、中間のビットはゼロになるはずです。ただし、OTP キーを書き込んだ後、この期待値は得られません。 秘密値ハッシュ レジスタ (0x1E80024): 0x00000000 が表示され、正しいようです。 OTPMK のスクラッチ レジスタ (0x1EE0204): 0x00000000 も表示され、これは適切であるように見えます。 私たちの主な懸念は、SecMon HP ステータス レジスタ (0x1E90014) の値 0x80002B00 が有効であり、融合を続行しても安全であるかどうかです。このプロセスですでにボードが 1 枚紛失しているSO、先に進む前に確認したいと思います。 この値が融合に適しているかどうかを確認し、OTP プログラミング中の SecMon ステータスと SYNDROME ビットの予想される値と動作を明確に説明する公式ドキュメントまたはガイダンスを共有していただけますか? どうぞよろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします ゴピ・クリシュナ M Re: Request for Clarification on OTP and Secure Boot Configuration for LS1046A このドキュメントでは LX2160 を例として使用していますので、必要に応じて参照してください。添付ファイルには、LX2160 の完全なガイド フローが記載されています。 特定のビットの意味については、チケットを送信するか、営業担当者にお問い合わせください。 完全にヒューズのない開発ボードはありますか?OTPMK ヒューズ付きボードと比較してください。詳細なログ ファイルを提供していただければ、分析をお手伝いできます。 Re: Request for Clarification on OTP and Secure Boot Configuration for LS1046A こんにちは簡単に言うと、 新しいボードには MD 1e90014 88,000 900 しかし、私の新しいボードにはいつも MD 1e90014 88 002 B00 これを説明してください。これはドキュメントに従ってこのように表示されるべきではありません。どうすればいいでしょうか。これが有効な値であるかどうか、教えてください。 ありがとう Re: Request for Clarification on OTP and Secure Boot Configuration for LS1046A Kenil と LFGP に感謝します。これはドキュメントに関することではなく、Sec_mon レジスタ ( 0x1E90014 ) のステータスに関することです。OTP を書き込んだ後、ヒューズなしでそのレジスタには0x80002900 と表示され、別のデバイスでは0x80002B00 と表示されますが、ドキュメントの 1 つではどこでも、これらの 3 桁の数字は 0x80 000 900 のように 0 であるはずだと表示されています。ただし、これらのキーを書き込んだ後でもどのデバイスでもその表示は見られませんでした。SO、これらのビットが何を指すのかを尋ねていますが、どのドキュメントにもその表示はありません。役に立つリンクを提供してください。他のすべてのレジスタは適切な値を示していますが、この Sec Mon ステータス レジスタは不規則な値を示しています。説明をお願いします。 ありがとうございます ゴピ・クリシュナ M Re: Request for Clarification on OTP and Secure Boot Configuration for LS1046A 親愛なる@gkrishna様、 セキュリティに関するドキュメントが必要な場合は、コミュニティ エリアではなく、新しいプライベート CASE を開く必要があります。 Re: Request for Clarification on OTP and Secure Boot Configuration for LS1046A 親愛なる@kenli ご協力いただきありがとうございます 🙂 Re: Request for Clarification on OTP and Secure Boot Configuration for LS1046A 私は LX2 でのセキュア ブートの経験があり、いくつかの知見を共有したいと思います。LS1046A は TA2.1 IP を使用しますが、フローは同様になります。 OTPMK はヒューズアレイに融合され、ハミング コード チェックを満たす必要があります。詳細はLSDK UGまたはLLDP UGに記載されています。 「OTPMKのブローは、本番環境と開発環境の両方でセキュアブートを実行するために不可欠です。 「段階」です。 SRKH はミラー レジスタに残してCANため、早期のセキュア ブート検証のためにヒューズを飛ばす必要はありません。 最終的に OTPMK/SRKH をプログラムするときは、 U-Boot と JTAG/ccsのエンディアンの違いに注意してください。これは重要です。 レジスタオフセット0x1E8_0024は、OTPMKが有効かどうかを示します。 OTPMK が失敗すると、0x1E90018 でエラーが報告されます。 OTPMK の最小ハミング重みは 0xF です。gen_otpmk_drbg を使用して候補を生成すると、何が書き込まれたかを正確に把握できます。OTPMK は読み戻すことはできませんが、値とヒューズのオフセットを記録しておくことは重要です。書き込みが失敗した場合、ヒューズを段階的に修復できます。
View full article
Writing to Flash memory kills MCU Hello! I am trying to save a variable, which a user input, to the flash memory. I am using MC56F82... and the IFsh1 library. I disable the events and then erase the block and then write to the flash, but my MCU keeps dying, i have to restart it and flash it again to get it working. Any ideas on how to do it correctly? Re: Writing to Flash memory kills MCU Thank you for the help! Re: Writing to Flash memory kills MCU Hi, I attach the code here. BR XiangJun Rong Re: Writing to Flash memory kills MCU Hi, This is the flash example code based on CodeWarrior for DSP56800E ver8.x. Pls refer to it. Regarding your question, the flash erasing/programming code must be located in flash and copied to p RAM, you have to run the erasing/programming code in  RAM to manipulate the flash. Hope it can help you BR XiangJun Rong Re: Writing to Flash memory kills MCU up
View full article
S32K3 编译枚举,导致地址发生动态偏移 使用S32DS3.4进行编译,出现如下警告: c:/nxp/s32ds.3.4/s32ds/build_tools/gcc_v10.2/gcc-10.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/real-ld.exe: warning: c:/nxp/s32ds.3.4/s32ds/build_tools/gcc_v10.2/gcc-10.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.0/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7e-m+fp/hard\libc_nano.a(lib_a-memcmp.o) uses variable-size enums yet the output is to use 32-bit enums; use of enum values across objects may fail c:/nxp/s32ds.3.4/s32ds/build_tools/gcc_v10.2/gcc-10.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/real-ld.exe: warning: c:/nxp/s32ds.3.4/s32ds/build_tools/gcc_v10.2/gcc-10.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.0/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7e-m+fp/hard\libc_nano.a(lib_a-memcpy-stub.o) uses variable-size enums yet the output is to use 32-bit enums; use of enum values across objects may fail 此警告导致全局变量发生地址偏移,如何解决此问题?
View full article
VS Code の MCUXpresso を介した Config ツールの使用中にエラーが発生しました VSコード用にMCUXpresso IDEからMCUXpressoにプロジェクトを変換しました。 このプロジェクトは、MIMXRT1062CVL5B プロセッサを使用するカスタム ボード用です。 プロジェクトは MCUXpresso IDE を使用してコンパイルされます。 MCUXpresso Config Tools Version 15.0 を使用しています Visual Studio Codeバージョン1.90.2とVS Code拡張機能用のMCUXpressoのバージョン1.9を使用しています プロジェクトをVScodeにインポートした後(そして、正しく変換されなかったいくつかのものを手動で変更した後)、VScodeでコンパイルされるようになりました。 MCUXpresso IDEのConfigツールを使用して、プロジェクトのピンとペリフェラルを構成しました。 VScode経由でConfigツールを開くと、ツールチェーン/ IDEプロジェクトに一部のドライバーが見つからないというエラーが表示されます。これらのエラーは、IDE バージョンを使用している場合には表示されません。 それでも、ドライバーはそこにあり、コードはコンパイルされます! エラーを右クリックすると、「SDKコンポーネントはツールから生成されたコードに必要です」という「問題の詳細」ボックスがポップアップ表示されます。ツールチェーンプロジェクトに含まれていない場合、ソースコードはコンパイルできません。 これらのエラーをクリアしたいのですが、試してみるべきことが思いつきません...  ただし、プロジェクトはコンパイルされます。 関連する問題として、ペリフェラルが不要になり、Config Toolを使用して削除しましたが、ドライバーはProject Explorerに引き続き表示されます。これらは手動で削除する必要がありますか、それともツールに適切なファイルをすべて削除させる方法はありますか? ありがとうございました。 Re:VS CodeのMCUXpressoを介してConfigツールを使用したエラー 私はこれを解決しました...   VScodeのMCUXpressoの「インポート」機能は、カスタムツールチェーンパス(単に「armgcc」)に入れます。   プロジェクト・ツールチェーン・パスのプロジェクト・フォルダを参照すると、この問題が修正されました。 インポート関数では、一部のフラグも重複していたため(エラーの原因となっていました)、これらは手動で修正する必要がありました...
View full article
与S32K146的单线通信 您好, 只是想让你知道我使用 S32k14x EAR SDK v08.6 进行编码 我有一个模块(转向锁)。它采用单线通信协议运行。 所以,我很难弄清楚如何启用模块和我的 S32k146 之间的通信。以下是我的疑问。 1.接线: 以上是模块的接线细节。因此,我可以将信号反馈线(绿色)连接到 S32k146 的哪个引脚,以及如何根据电流在嵌入式术语中启用该信号。 2.建立沟通。 fowwling 是锁供应商提供的示例。我怎样才能实现这个 例子: 主机:控制器 从属:转向锁 锁定:从机收到数据后,主机发送数据:0xAAAA(两个字节) 推荐,它将伸出锁舌来锁定转向锁,然后回复其 当前状态。 打开:主机发送数据:0x5555(两个字节)当从机收到 赞扬,它会拉动锁舌打开转向锁,然后回复其 当前状态。 如果从属进程收到其他命令,它将忽略它并且不会做任何事情。 有人可以帮我吗?这对我来说会有很大的帮助。提前致谢 回复:与S32K146的单线通信 感谢您的意见。我忽略了那个错误。
View full article
Clarification on Zigbee Protocol Support and Linux Driver for IW612 I'm currently working with the NXP MAYA-W271-00B (IW612)  , and I wanted to confirm whether it supports the Zigbee protocol in addition to Wi-Fi and Bluetooth. If Zigbee is supported, could anyone point me to the appropriate resources or provide guidance on where I might find the Linux driver or any necessary integration details? Any help or direction would be greatly appreciated! Thanks in advance! OS LINUX Protocol: Zigbee Re: Clarification on Zigbee Protocol Support and Linux Driver for IW612 Hi, @Abhilasha  As my previous comments,  To get the latest IW612's Wi-Fi driver, you can download it through below link: https://github.com/nxp-imx/mwifiex/tree/lf-6.6.36_2.1.0 To get the latest IW612's FW, you can download it through below link: https://github.com/nxp-imx/imx-firmware/tree/lf-6.6.36_2.1.0/nxp/FwImage_IW612_SD The 802.15.4 subsystem is only supported on IW612 evaluation board (EVB) with i.MX 8M Mini(8MMINILPD4-EVK@2020) host platform. Are you using our I.MX8MMini as your host platform? If yes, please refer to below guide: Section 7 7 Bring-up of 802.15.4 and Section 8 Bring-up of ZigBee on i.MX 8M Mini. Getting Started with NXP-based Wireless Modules on i.MX 8M Quad EVK Running Linux OS - User manual If no, I worry Zigbee is not supported on your other host platform currently. We also have below user manual as a guidance for customers to download and build our Wi-Fi drivers: How to Download and Build NXP Wi-Fi Drivers - User manual (restricted) About device tree, I think you can refer to our I.MX8MMini's device tree to configure yours according to your SDIO interface hardware connections: https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.6.y/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mm-evk-usd-wifi.dts Hope it can help you somehow. Have a nice day~ Best regards, Christine. Re: Clarification on Zigbee Protocol Support and Linux Driver for IW612 I've found clarity on the IW612 Bluetooth driver in the Linux kernel, specifically at this link: btnxpuart.c.https://github.com/torvalds/linux/blob/v6.12-rc2/drivers/bluetooth/btnxpuart.c However, I still haven't located information regarding the Wi-Fi and Zigbee drivers for the IW612. Additionally, I would appreciate any insights on device tree support for these functionalities. If anyone can point me in the right direction, I would greatly appreciate it! Thank you! Re: Clarification on Zigbee Protocol Support and Linux Driver for IW612 Hi, @Abhilasha  The driver link I shared to you yesterday should include drivers which supports Zigbee. But I checked the information in our user manual, it mentioned that: 8 Bring-up of ZigBee on i.MX 8M Mini This section shows how to bring up ZigBee on i.MX 8M Mini EVK platform. Note: The 802.15.4 subsystem is only supported on IW612 evaluation board (EVB) with i.MX 8M Mini(8MMINILPD4-EVK@2020) host platform. This section describes the steps to bring up the 802.15.4 interface of NXP-based IW612 module on i.MX 8M Mini platform, and for Zigbee-only mode. Zigbee dual-pan mode is not supported. So, please make sure whether you are using our I.Mx8M Mini (8MMINILPD4-EVK@2020) host platform. If not, I worry, it might not support. Sorry for the inconvenience to you. Best regards, Christine. Re: Clarification on Zigbee Protocol Support and Linux Driver for IW612 Can you provide me the link for driver that supports zigbee protocol ? Re: Clarification on Zigbee Protocol Support and Linux Driver for IW612 Hi, @Abhilasha  It needs secure files access to get download permission. You can download the driver and FW through my given links, which doesn't need secure files access. Best regards, Christine. Re: Clarification on Zigbee Protocol Support and Linux Driver for IW612 trying to download  https://www.nxp.com/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=IW612-6623-IMX8-18993-P10-MM6X18437-P21&appType=file1&DOWNLOAD_ID=null  unable to dowload this !! Re: Clarification on Zigbee Protocol Support and Linux Driver for IW612 Hi, @Abhilasha  Thanks for creating case to us. For IW612, yes, except Bluetooth and Wi-Fi, it also supported Zigbee which is based on 802.15.4. To use IW612's Zigbee based on Linux, you can refer to below guide:  Getting Started with NXP-based Wireless Modules on i.MX 8M Quad EVK Running Linux OS - User manual  To get the latest IW612's driver, you can download it through below link: https://github.com/nxp-imx/mwifiex/tree/lf-6.6.36_2.1.0 To get the latest IW612's FW, you can download it through below link: https://github.com/nxp-imx/imx-firmware/tree/lf-6.6.36_2.1.0/nxp/FwImage_IW612_SD Please do not hesitate to mark my answer as a solution, if it really does help for you. For other topic's queries or questions, please feel free to create new case to us. Have a nice day~ Best regards, Christine.
View full article
S32K3のためのS32デザインスタジオ 現在、S32K1ファミリー用のS32デザインスタジオを使用しています。S32K3でS32を使用できるようにするには、どのような変更を加える必要がありますか?プロジェクトの設定中にS32K3が表示されません。 日時:S32K3のためのS32デザインスタジオ S32 Design Studio for ARM バージョン 2018.R1 を使用しています
View full article
where can I get PN7160_PN81T_DPC_Config_Template_CAS_v1.0.xls Hi, From AN13224, where can I get PN7160_PN81T_DPC_Config_Template_CAS_v1.0.xls? Thanks Re: where can I get PN7160_PN81T_DPC_Config_Template_CAS_v1.0.xls Hello jiafangguo,  Just download the document and check for the attachments as shown below:  BR Tomas 
View full article