2158059_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2158059_ja-JP

2158059_ja-JP

RT595のメモリマップと、FWを内部PSRAMにロードする際の開始アドレス/オフセットを把握する

拝啓、

RT595 に基づいて BLHost を介して FW を内部 PSRAM にロードするときに、開始アドレス/オフセットを把握します。開始アドレス/オフセットとは何か、また、BLHost を介して内部 PSRAM に FW をロードする際に FW に基づいて開始アドレス/オフセットを決定する方法について教えてください。これに対処するドキュメントがあればお知らせください。ありがとう。


@RossZWChen




Re: Figure out the memory map of RT595 and start address/offset while loading FW into internal PSRAM

こんにちは@Mike_Sun

弊社のEVKをご利用いただいていますか?

これは図2のMIMXRT595-EVKブロック図のスナップショットです( UM12285より)
MIMXRT595-EVK ボード ユーザー マニュアル)
FlexSPI0 または FlexSPI0 への PSRAM 接続を強調表示しました。

PSRAMをFlexSPI0/1に接続していますか?

diego_charles_0-1756233231024.png

よろしくお願いいたします。

ディエゴ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:02 PM
Updated by: