2158615_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2158615_ja-JP

2158615_ja-JP

i.MX93 EVK SDIO Wifi DTS リセットピン

imx93 EVK で外部 uSD モジュール (TI cc33xx) を起動できません。linux-imx github リポジトリからカーネルと DTS ファイルをコンパイルしてビルドし、EVK 上の eMMC から起動して実行しました。

DTS では、M.2 SDIO インターフェース usdhc3 を無効にし、usdhc2 を変更して microSD スロットをサポートするようにしました。Wi-Fi カードの電源が入り、初期化を試みますが、モジュールのリセット ピンへの接続がないため、ファームウェアのロードに失敗します。

さまざまな設定を試しましたが、CANうまく動作しません。モジュールのリセット ピンを imx 93 EVK (11x11) の 40 ピン GPIO ヘッダーに接続しようとしています。コードと EVK リファレンス・マニュアルから判断すると、imx93 40 ピン ヘッダーは gpio2 としてアドレス指定されており、DTS 設定には次の関連部分があります。

	reg_usdhc2_vmmc: regulator-usdhc2 {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "WLAN_EN";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		gpio = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		/*
		 * IW612 wifi chip needs more delay than other wifi chips to complete
		 * the host interface initialization after power up, otherwise the
		 * internal state of IW612 may be unstable, resulting in the failure of
		 * the SDIO3.0 switch voltage.
		 */
		startup-delay-us = <20000>;
		enable-active-high;
		regulator-always-on;
	};

	usdhc2_pwrseq: usdhc2_pwrseq {
		compatible = "mmc-pwrseq-simple";
		// reset-gpios = <&pcal6524 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		reset-gpios = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		post-power-on-delay-ms = <10>;
		power-off-delay-us = <80>;		
	};

&usdhc2 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2>, <&pinctrl_usdhc2_wlan>;
	mmc-pwrseq = <&usdhc2_pwrseq>;
	vmmc-supply = <&reg_usdhc2_vmmc>;
	bus-width = <4>;
	keep-power-in-suspend;
	cap-power-off-card;
	non-removable;
	max-frequency = <10000000>;
	status = "okay";

	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;

	wlcore: wlcore@2 {
		compatible = "ti,cc33xx";
		reg = <2>;
		//interrupt-parent = <&pcal6524>;
		//interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
	};

	btti: btti@1 {
		compatible = "ti,cc33xxbt";
		reg = <1>;
	};
};

	pinctrl_reg_usdhc2_vmmc: regusdhc2vmmcgrp {
		fsl,pins = <
			MX93_PAD_SD2_RESET_B__USDHC2_RESET_B	0x31e
		>;
	};

モジュールのリセット ピンを 40 ピン ヘッダーのピン 26 にコネクテッドしています。何が間違っているのでしょうか?リセットには EVK の別のピンを使用する必要がありますか?

Re: i.MX93 EVK SDIO Wifi DTS Reset Pin

こんにちは!


良さそうですね。唯一の推奨事項は、有効化とリセットに 2 つの異なる PAD を使用することです。このCASE、SAM GPIO2_IO07 を使用します。


よろしくお願いいたします。

サラス。

Re: i.MX93 EVK SDIO Wifi DTS Reset Pin

@Manuel_Salas返信ありがとうございます。これらの usdhc2 パーツは見た目が良いですか?


	reg_usdhc2_vmmc: regulator-usdhc2 {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "WLAN_EN";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		gpio = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		/*
		 * IW612 wifi chip needs more delay than other wifi chips to complete
		 * the host interface initialization after power up, otherwise the
		 * internal state of IW612 may be unstable, resulting in the failure of
		 * the SDIO3.0 switch voltage.
		 */
		startup-delay-us = <20000>;
		enable-active-high;
		regulator-always-on;
	};

	usdhc2_pwrseq: usdhc2_pwrseq {
		compatible = "mmc-pwrseq-simple";
		// reset-gpios = <&pcal6524 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		reset-gpios = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		post-power-on-delay-ms = <10>;
		power-off-delay-us = <80>;		
	};

&usdhc2 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2>, <&pinctrl_usdhc2_wlan>, <&pinctrl_reg_usdhc2_vmmc>;
	mmc-pwrseq = <&usdhc2_pwrseq>;
	vmmc-supply = <&reg_usdhc2_vmmc>;
	bus-width = <4>;
	keep-power-in-suspend;
	no-1-8-v;
	cap-power-off-card;
	//non-removable;
	max-frequency = <10000000>;
	status = "okay";

	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;

	wlcore: wlcore@2 {
		compatible = "ti,cc33xx";
		reg = <2>;
		//interrupt-parent = <&pcal6524>;
		//interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
	};

	btti: btti@1 {
		compatible = "ti,cc33xxbt";
		reg = <1>;
	};
};

	pinctrl_reg_usdhc2_vmmc: regusdhc2vmmcgrp {
		fsl,pins = <
			MX93_PAD_GPIO_IO07__GPIO2_IO07	0x31e
		>;
	};

	pinctrl_usdhc2_wlan: usdhc2wlangrp {
		fsl,pins = <
			MX93_PAD_CCM_CLKO1__GPIO3_IO26		0x31e
		>;
	};

または、&usdhc2 の pinctrl-0 とは異なる方法でアドレス指定する必要がありますか?

Re: i.MX93 EVK SDIO Wifi DTS Reset Pin

こんにちは@rtwheato

とても順調にやっていると思います。


PAD に関して混乱が生じています。

40 ピン ヘッダーの PAD 26 は &gpio2 7 (EXP_GPIO_IO07) ですが、デバイス ツリー SD2_RESET_B では別の PAD を使用しています。


PIN 26 (EXP_GPIO_IO07) を使用する場合は、次のように変更する必要があります。

MX93_PAD_GPIO_IO07__GPIO2_IO07

よろしくお願いいたします。

サラス。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:04 PM
更新者: